Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
MCX-Nx4x EEPROM型メモリ LPC546xx 部品の EEPROM メモリ ブロックに似たものを探しています。 MCX パーツにはフラッシュ ROMAPI があるようですが、ドキュメントが不十分で明確な例がありません。CFPA と CMPA の違いは何ですか?フィールドを増やしますか?事前に割り当てられた場所がたくさんありますか?ブロックサイズの制限が不明瞭ですか?ファクトリー vs. インフィールド vs. キーストア? さらに、ROM 内にあるSO、コードに従うことすら不可能です。同様にドキュメントが貧弱だったため理解するのが難しかった LPC546xx USB 関数を思い出します。 ああ、AN14259 を読みました。少しは役に立ちますが、十分ではありません。 私が欲しいのは、アプリケーション固有の定数を保存できる、永続的だが OTP ではないメモリ領域だけです。おそらく何かが欠けていると思います、SO正しい方向を指し示してください。 ご協力いただければ幸いです。 ブートROM|ブート|フラッシュ コアとメモリ Re: MCX-Nx4x EEPROM type memory こんにちは、パブロさん。 今後ともサポートをよろしくお願い申し上げます。 ようやくこの問題を解決でき、CMPA ページの空き領域にデータを配置できるようになりました。すべては MBC を理解することにかかっていますが、残念ながらリファレンス マニュアルでは MBC の使用方法があまり明確ではありません。ただし、セキュリティ リファレンス マニュアルの第 21 章の方が役立ち、MBC を構成すると、ROM フラッシュ API が期待どおりに動作し始めました。 この分野でもっと良い例がいくつかあれば、多くの時間を節約できただろうと本当に思います。フラッシュを非表示にする機能は、おそらく必要なものに最も近いものですが、実際に何が起こっているのかが適切に説明されていないため、役に立たないほどです。 ご多幸をお祈り申し上げます。また、ご協力に改めて感謝申し上げます。 アンディ Re: MCX-Nx4x EEPROM type memory こんにちは@andyjackson 、 CMPA 領域をプログラムおよび読み取るには、FLASH API を使用できます。通常、CMPA データの書き込みに使用される関数は ffr_cust_factory_page_write です。この機能の詳細については、リファレンス・マニュアルのセクション 13.2.2.10 を参照してください。 さらに、FLASH API を使用して CMPA フラッシュ領域を更新する方法を理解するには、次のコミュニティ投稿が役立つ場合があります。 MCXN5 CMPA 書き込み失敗 - NXP コミュニティ よろしくお願いします、 パブロ Re: MCX-Nx4x EEPROM type memory こんにちは、パブロさん。 前回のご返信ありがとうございます。私はこれをさらに詳しく調査しましたが、リファレンス・マニュアルの MCXNx4x_IFR.xlsx スプレッドシートによると、CMPA の 0x01004200 から 0x01005FFF はお客様定義であり、これは完璧なようです。しかし、このエリアにアクセスする方法はまだ見つかっていません。 FFR_GetCustomerData() を使用すると、CMPA 8K バイト ページのバイト 0x1FF まで読み取ることができ、標準フラッシュ関数 FLASH_Read/Program/Erase などはメイン プログラム フラッシュ内でのみ機能するようです。CMPA ページの残りの部分にアクセスするにはどうすればいいですか? CMPA ページの最初の 512 バイトは更新CANが、ページの残りの部分にアクセスするものは何もないという例を見たことがあります。何かアイデアはありますか? 幸運をお祈りしています、 アンディ Re: MCX-Nx4x EEPROM type memory こんにちは@andyjackson リファレンスマニュアルが多すぎる可能性があることを理解しています。 ROM API の詳細については、次のコミュニティ投稿が役立つ場合があります。 Re: 内部フラッシュの消去/プログラミングにMCX N ROM APIを使用する - NXPコミュニティ また、例 mcxromapi_flash_hiding_cm33_core0 は、MBC が内部フラッシュ メモリに対してブロックごとに読み取り、書き込み、および実行のアクセス制御を提供する方法を示しているため、役立つ場合があります。 よろしくお願いします、 パブロ Re: MCX-Nx4x EEPROM type memory こんにちは、パブロさん。 お返事ありがとうございます。実行時に永続的なアプリケーション データを読み取って保存できるようにしたいので、セキュア プロビジョニング ツールは選択できません。 メインフラッシュバンクはファームウェアのアップデート中に再フラッシュされる可能性がある、SOそれを使用することも選択肢ではないようです。 また、更新後の再起動も同様に実行が中断されるため不可能であり、SO、これにより CMPA を残す CFPA が除外されるようです。 AN14259 を見ると、CFPA と CMPA のほぼすべての場所に定義済みの使用法があるようですが、どこに安全に書き込めるかはわかりません。 FFR_GetCustKeystoreData/FFR_CustKeystoreWrite と FFR_GetCustomerData/FFR_CustFactoryPageWrite を試してみましたが、読み取りは機能しているように見えても、書き込みでは常にハード エラーが発生するようです。さらに、コード例がわからないため、適切な使用方法を推測しています。 ほとんどのマイクロコントローラ アプリケーションでは、小さなユーザー EEPROM のような領域が不可欠であると思われるため、何かが欠けているような気がしてなりません。残念ながら、約 4000 ページのリファレンス マニュアルでは、すべての情報を理解するのは困難です。 幸運をお祈りしています、 アンディ Re: MCX-Nx4x EEPROM type memory こんにちは@andyjackson 、 MCXN には保護フラッシュ領域 (PFR) が搭載されており、CFPA (お客様フィールド内プログラマブル領域) と CMPA (お客様製造/工場プログラマブル領域) の 2 つの構成可能なページが含まれています。これらの領域は両方とも複数回書き込むことができます。 ご指摘のとおり、アプリケーション ノートAN14259には、ROM API を使用して CFPA ビット フィールドを変更する方法の例が示されています。 この目的には、 MCUXpresso セキュア プロビジョニング ツールを使用することもCAN。ツールのユーザーガイドにはセクション5.2.8が含まれています。OTP/PFR/IFR/BCA/FCF 構成。GUI を使用して CFPA ビット フィールドを変更する方法について説明します。GUI では各フィールドの詳細な説明も提供されます。 さらに、アプリケーション ノートAN14178 は、ROM API の代わりにフラッシュ コマンド コントローラを使用してフラッシュの読み取りおよび書き込み操作を実行する方法を示しているため、役立つ可能性があります。 また、MCXN947 SDKs には、興味深いと思われる mcxromapi_flash_hiding_cm33_core0 という例があります。この例では、フラッシュの非表示を示すプログラムが示されています。 よろしくお願いいたします。 パブロ Re: MCX-Nx4x EEPROM type memory こんにちは、 残念ながらコードをCAN公開することはできませんが、重要な部分は次のとおりです。 1. セキュリティリファレンスマニュアルの第21章のMBCの機能について読んで理解する 2. 初期化コード(CPU0 で実行)には次のようなものが必要です。 // CMPAページへのRWアクセスにはMBCを設定する必要があります // MCX Nx4x セキュリティリファレンスマニュアルの第 21 章を参照してください TRDC->MBC_INDEX[0].MBC_MEMN_GLBAC[5] = 0x7700; TRDC->MBC_INDEX[0].MBC_DOM0_MEM1_BLK_CFG_W[0] |= 0x500; その後、FLASH_xxxxx 関数は CMP ブロックへの RW アクセスを持つ必要があります。これらの関数の使用については、NXP の例を参照してください。 お役に立てれば幸いです。 アンディ Re: MCX-Nx4x EEPROM type memory @andyjackson、コードサンプルや、これをどうやって動作させたかについての詳細を提供してもらえますか?また、CFPA のお客様定義領域にデータを保存しようとしていますが、これまでのところうまくいっていません。 Re: MCX-Nx4x EEPROM type memory ありがとう、アンディ。 あなたのコメントとリファレンス マニュアルを再度確認した後も、CFPA ではまだ問題がありましたが、CMPA を使用した小さな例が見つかり、良い出発点になりました。FUTURE、これに遭遇したCASEの誰かにとって役立つかもしれないので、小さなサンプルスニペットを添付しました。 ご協力いただきありがとうございます Re: MCX-Nx4x EEPROM type memory こんにちは、 素晴らしい小さな例です!私が付け加えたいのは、ブロックの最初の 512 バイトにある NXP 定義データを保持したい場合は、消去する前にコピーしておき、消去後に再度書き込む必要があると思うということだけです。 NXP に関する最後のコメントとして、動的なアプリケーション固有のデータを保存するメカニズムを多くの人が望んでいると思われるため、これは SDK の例の 1 つになるはずです。NXP が定義したデータ要件のない専用のユーザー フラッシュ領域がないのは残念です。 アンディ
View full article
澄清 iMX RT1176 的 OSC 24 MHz 模式 你能解释一下如何为外部 24 MHz 参考时钟配置 OSC_24M_CTRL 字段吗?不清楚以下寄存器位是什么: OSC_EN - 是启用引脚连接外部时钟源,还是启用内部 24 MHz RC? BYPASS_EN - 0 表示外部晶体,1 表示外部振荡器?还是其他方式? BYPASS_CLK - RM 中没有说明 0 和 1 值的含义。 与此同时,SDK 的时钟工具实际上显示了"OSC 模式的 3 个值" : 据我所知,3 种可用的 OSC 模式是这样影响 OSC_24M_CTRL 寄存器的: OSC 模式 BYPASS_EN BYPASS_CLK 时钟 工具说明 扩展晶体 24 MHz 0 0 外部晶体 24 MHz 扩展旁路时钟模式 1 0 外部晶体连接到 XTALI 时钟输入端 外部参考时钟 0 1 外部参考时钟连接到 XTALI 时钟输入 这三种模式有什么区别?为什么有三种模式(我只能想象出两种:被动 XTAL 连接或主动振荡器时钟连接器)。 是否可以在内部 RC 振荡器和外部时钟之间改变 OSC 24MHz 频率?(例如,根据是否存在可靠的时钟源,我希望回落到内部 24 MHz)。 Re: Clarify the OSC 24 MHz modes for iMX RT1176 你好,@aberger、 我检查了内部 RC 振荡器 48 MHz(除以 2)作为 24 MHz 时钟源的使用情况。这个 48 MHz 内部 RC 振荡器(除以 2)可直接用作 CCM 时钟根的时钟源,参见下面的时钟图: 它可用于外设和 CPU 内核,但内部 RC 振荡器不能用于 PLL,因为在时钟工具的时钟图中可以看到它。内部 RC 振荡器不够精确和稳定,不能用作 PLL 的时钟源。 所有 PLL 唯一可能的时钟源是外部晶体或外部振荡器。请忽略时钟工具中有关 MIMXRT1176 MCU 的 OSC 24 MHz 时钟元素的混乱评论(将被删除)。 因此,如果要使用内部 48 MHz RC 振荡器,必须禁用所有 PLL,并在 CCM(时钟根)中选择内部 48 MHz RC 振荡器时钟源。但我们仍然建议使用外部振荡器,以提高时钟的稳定性。 顺祝商祺! 马雷克-诺伊齐尔 Re: Clarify the OSC 24 MHz modes for iMX RT1176 你好,@aberger、 我已经查看了 i.MX RT1176 参考手册,其中有一份关于使用备用 RC 48MHz 内部参考时钟作为24 MHz 时钟源而不是外部 24 MHz 时钟源的声明。但是我不确定MCU是否可以在没有外部参考时钟的情况下完全工作(例如,USB需要稳定的时钟源,PLL需要稳定的24 MHz参考时钟)。此外,i.MX RT1176 数据表还规定了外部参考时钟的用法,它可以是晶体振荡器,也可以是外部振荡器。内部 RC 48 MHz 的修整频率为 +-2% ,并非精确的时钟源。 我将联系负责的设计团队,核实 i.MX RT1170 参考手册中的陈述以及推荐的 PLL 和其他内部模块的 24 MHz 时钟源。 顺祝商祺! 马雷克-诺伊齐尔 Re: Clarify the OSC 24 MHz modes for iMX RT1176 嗯,时钟工具似乎暗示 OSC 24 MHz 可以是"内部 RC 振荡器" 。 同时,RM 将 24 MHz 称为芯片上可用的晶振: 不管是 RC 振荡器还是 XTAL 振荡器,是否有可用的 24 MHz"片上" (即没有与 XTAL 或参考时钟的外部连接)? 如果我将时钟工具设置为"OSC 24 MHz disabled" ,XTALI 和 XTALO 引脚就会被禁用,但振荡器模块似乎仍有 24 MHz 信号输出(这表明 24 MHz 信号源在芯片上)。只有当我点击 OSC 24MHz 并选择"断开连接" 时,OSC 24MHz 块才会被标记为非活动。 Re: Clarify the OSC 24 MHz modes for iMX RT1176 你好@aberger 非常感谢您关注我们的产品并使用我们的社区。 Q1: OSC_EN - 是启用引脚连接外部时钟源,还是启用内部 24 MHz RC? A1:该位表示启用外部 24MHz XTALOSC。 Q2: BYPASS_EN - 0 表示外部晶体,1 表示外部振荡器?还是其他方式? A2: BYPASS_EN - 1,表示外部时钟源直接输入 XTALI 引脚。 问题 3: BYPASS_CLK - RM 中没有说明 0 和 1 值的含义。 答 3:我与恩智浦相关内部团队确认,BYPASS_CLK 信息不正确。在下一个发布的 RT1170RM 版本中,它将更改为 “保留”,因为此位没有功能。 问题 4: 是否可以在内部 RC 振荡器和外部时钟之间切换 OSC 24MHz?(例如,根据是否存在可靠的时钟源,我希望回落到内部 24 MHz)。 答 4:RT1170 系列芯片内部没有 24MHz RC 振荡器,它包含四个 RC 振荡器 -48MHz、32KHz、16MHz 和 400MHz。 希望它能帮到你。 如果您还有疑问,请告诉我。 敬上 MayLiu
View full article
MIMXRT1166-EVK 板的 LVGL v9.2 示例不存在 您好, 我想在 GUI Guider 中为我的 MIMXRT1166 或 MIMXRT1170 EVK 板运行 LVGL v9.2.1 示例。但是,我的 EVK 板在那里不存在。见下图; 我想评估 LVGL v9,因为 LVGL GUI 文档建议使用 LVGL v9 以获得更高的性能,如下所示; 我尝试在不同的 EVK 板下为不同的示例编译和生成输出文件。之后,我将把"生成的" & " 自定义" 文件夹复制到 MCUXPresso IDE 中用于 IMXRT1166 的 LVGL v9.2.1 项目中。不过,任何示例都无法编译。它给出了不同的错误。 但是,在打开这个项目后,我看到的是空屏幕页面(没有出现屏幕仪表),并伴有错误。见下图; 下面是我想打开&修改的另一个项目; 然而,汇编失败了,见下文; Re: LVGL v9.2 examples for MIMXRT1166-EVK Board not exist 嗨,@burhanhagi、 GUI Guider 团队已收到有关此问题的通知,并打算在该工具的未来版本中修复该问题。不过,他们也提到,出现这些问题是由于屏幕的纵向特性。这些示例最初是为在横屏上使用而设计的。但是,在720x1280 下使用默认的RK055MHD 液晶屏时,会出现尺寸拉伸和资源错误等问题。 如果您选择"自定义显示" 选项,并将分辨率设置为 1280x720,"屏幕过渡" 模板就可以在模拟器中正常编译和运行。 BR, Edwin. Re: LVGL v9.2 examples for MIMXRT1166-EVK Board not exist 嗨,@burhanhagi、 我已经向 GUI Guider 团队报告了这些错误的图形用户界面示例,一旦收到他们的回复,我将立即返回。 感谢您的耐心等待。 BR, Edwin. Re: LVGL v9.2 examples for MIMXRT1166-EVK Board not exist 你好@EdwinHz 我知道 MusicPlayer 示例运行正常,但它对 LVGL v9 VGLite 的改进并无多大帮助。我尽量选择包含移动部件、快速动画部件的示例,而不是静态屏幕。因此,我直接专注于这些示例。 Re: LVGL v9.2 examples for MIMXRT1166-EVK Board not exist 嗨,@burhanhagi、 我能够在 ScreenTransition 示例和 DigitalCluster 中复制您所看到的问题(均在 RT1170-EVKB 的 GUI Guider v1.9.1 和 LVGL v9.2.1 上运行)。我将向 GUI Guider 团队报告这些发现,以便他们可以在将来的版本中修复它们。你认为只有这两个例子不起作用吗?如果您看到任何其他无法使用"out of the box" 的示例,请告诉我。 据我所知,MusicPlayer 示例能生成代码并成功编译(在相同的硬件和软件设置下),因此我建议在此期间使用该示例。 BR, Edwin.
View full article
Freemaster バージョン 3.2 が使用中にクラッシュし、使用できなくなりました。 開発用にFreeMaster 3.2を使用していましたが、最近応答しなくなってしまいました。タスクマネージャーでは「Project-FreeMATER」が「応答なし」と表示されています(画像参照)。アンインストールと再インストールを試しても問題は解決しませんでした。コミュニティの皆様からのご支援をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 )
View full article
iMXRT1011 プロジェクトのデバッグに関する問題 iMXRT1011 プロセッサをベースにしたシンプルなカスタム ボードを持っています。MCUXpresso IDE v24.12とSegger J-Link Ultra+を使用しています。iMXRT開発全般の経験があり、別のプロジェクトではJ-Linkが問題なく動作しました。 すべて順調に始まりましたが、ある時点でプロジェクトをデバッグできなくなりました。シリアル ブート ローダー (Secure Provisioning ツール経由) を使用してインストールするとコードは正常に実行されますが、デバッガーからフラッシュすると実行されません。 main() の前のどこかでクラッシュしているようです。ResetISR() にブレークポイントを設定してステップ実行できる場合もあります。このような場合、シングルステップ実行を続けると問題なく動作しますが、そのまま実行するとクラッシュします。場合によっては、0xdeadbeee に直接遷移してしまい、デバッガーで対処できないこともあります。 ご想像のとおり、これは非常にイライラする事態です。ご提案があれば、ぜひお聞かせください。 i.MXRT 101x Re: Problems debugging iMXRT1011 project 今朝さらに奇妙な行動に気づきました。 SystemInitHook() の呼び出し前にブレークポイントを設定しました。添付画像でその関数の逆アセンブリをCAN確認できます。 呼び出し前、SP は 0x20207ff8 にありますが、これはコードを実行すると予想される値です。SystemInitHook()の呼び出しは bl 0x6001220c C言語でこの関数にステップインすると、デバッガーは0x60012210で停止しますが、SPは0x20207ff8のままです。関数が戻るときもSPは0x20207ff8で、これは予想通りです。 代わりに命令ステップ モードで関数にステップインすると、0x6001220c の push 命令が実行され、SP が 0x20207ff4 に減ります。SO、関数が終了し、後続のコードがクラッシュすると、SP が間違ってしまいます。 この動作の違いの原因は何だと思いますか?そして、SystemInitHook() は正しいですか?押すと音はするが、弾けない? Re: Problems debugging iMXRT1011 project アプリケーションを SEC でフラッシュすると、正常に実行されます。J-Linkコマンダーで接続すると正常に停止・起動CAN。 IDEsでは、 ResetISR()にブレークポイントを設定できます。SystemInit()をステップオーバーするとクラッシュします。SystemInit()にステップインし、関数をステップ実行してからSystemInitHook()をステップオーバーするとクラッシュします。同じようにSystemInitHook()にステップインするとクラッシュしません。デバッガーがコード内をステップオーバーしているかステップインしているかによって動作が異なるというのは、まさにこのためです。 クラッシュ時のスタックの例:   Thread #1 57005 (中断: シグナル: SIGTRAP: トレース/ブレークポイント トラップ) 0x600134a4 の _vfprintf_r() 0x0 SO、0x0 にジャンプしているように見えますが、これはコードが自由に実行されているときのみであり、デバッガーでステップ実行しているときではありません。0x0 にはコードがありません - ITC は使用されていません。 繰り返しますが、これは main() の前、つまり RTOS などが呼び出されるずっと前です。初期起動コードでクラッシュします。 Re: Problems debugging iMXRT1011 project こんにちは、 @expertsleepers ご説明ありがとうございます! 先ほども触れましたが、 0xdeadbeee に直接遷移し、デバッガーで何もCANない場合もあります。 私の理解が正しければ、このデッドビー問題はデバッガーでのみ発生し、デバッガーなしで最新のソフトウェアを起動すると正常に動作するのでしょうか? IDE を別にして、Segger の J-Link コマンダーを使用して最新のアプリをデバッグすると、何か問題が発生しますか?go の使用を参照し、デバッガーがコネクテッドされると操作を停止します。 最新の SW バージョンの変更点についてアイデアをお聞かせいただけますか?プログラム カウンターを監視しながら、ステップ バイ ステップのデバッグを実行し、SRAM をヒープします。RTOS を使用しているかどうかはわかりません。フラッシュから SRAM へ、またはその逆など、無効なアドレスへのジャンプがないか確認します。 よろしくお願いします、 ディエゴ Re: Problems debugging iMXRT1011 project >プロジェクトの前の段階にコミットすると、デバッグがよりうまく機能し始めるということですか? はい。ただし、古いバージョンに戻した後は、デバッグが再び信頼できるものになる前に、Secure Provisioning ツールを使用してボードを 1 回フラッシュする必要があります。それ以降は、通常どおり IDE からフラッシュできます。 その後、最新のコードに戻ると、一度は正常にデバッグCANますが、その後の試行は失敗します。 >プロジェクトを他のワークスペースまたは PC にインポートしても、この問題は繰り返されますか? 以前にインストールしたことのない新規マシンに IDEs v25.6 をインストールし、プロジェクトをコピーしてビルドし、デバッグを試みましたが、結果は同じでした。 Re: Problems debugging iMXRT1011 project こんにちは、 @expertsleepers ご辛抱いただき、さらに情報を提供していただきありがとうございます。 プロジェクトの前の段階にコミットし直すと、デバッグがよりうまく機能し始めるということですか? この問題を自分の側で再現するにはどうすればいいのでしょうか。プロジェクトを他のワークスペースまたは PC にインポートしても、この問題は繰り返されますか? ではごきげんよう、 ディエゴ Re: Problems debugging iMXRT1011 project これはいくつかのペリフェラルをテストするために使用していた非常にシンプルなボードです。基本的には、MCU、XIP 用の QSPI フラッシュ、いくつかの SPI および I2C ペリフェラル、および USB ポートです。 おそらく、プロジェクトが特定のサイズに達するまではすべて正常に動作し、デバッガーで問題なく実行されたことを明確に説明していなかったのでしょう。デバッガーが突然失敗し始めるまで、私はこれに数日間とても楽しく取り組んでいました。 IDE 自体は他のプロジェクトでは引き続き正常に動作する。IDEs 自体については心配していません。 Re: Problems debugging iMXRT1011 project こんにちは、 @expertsleepers ご説明ありがとうございます。はい、私はそれらのファイルを FCB と呼んでいました。 問題が現在のアプリケーション設定にある場合はどうなりますか?この問題がフラッシュ設定、アプリケーション設定、または IDEs のいずれにあるのかを区別したいと思います。 hello world デモを実行しようとすると、結果はどうなりますか?すでに動作している同じ FCB を使用します。 プロジェクトについてさらに詳しく教えていただけますか? よろしくお願いします、 ディエゴ Re: Problems debugging iMXRT1011 project フラッシュの設定には添付ファイルを使用しています。これらは SDK の例からコピーされたものであり、作業中のプロジェクト上のファイルと同一であることを確認しました。 フラッシュ IC は両方のボードで同じで、Winbond W25Q64JVXGIQ です。 これらのファイルはあなたが言及している「FCB」を定義していますか? Re: Problems debugging iMXRT1011 project こんにちは、 @expertsleepers お問い合わせいただきありがとうございます! おそらくそれは IDEs 側の FCB です。それを確認しましたか?説明させてください。 SEC ツールを使用する場合、SEC ツールはイメージを書き込むのではなく、「最小限の」 FCB を書き込みます。IDEs を使用する場合、イメージには FCB (私の記憶では qspi_config) が含まれます。FCB/qspi_config がイメージと一致していることを確認しましたか? よろしくお願いします、 ディエゴ Re: Problems debugging iMXRT1011 project カスタム ボードの問題を排除するために、MIMXRT1010 EVK を入手しました。EVK ボードでも動作は同じです。 Re: Problems debugging iMXRT1011 project こんにちは@expertsleepers 、 コードを変更した後に問題が発生したと理解しています。より適切にサポートするために、元のプロジェクトと比較して適用した具体的な変更点を共有していただけますか? 特に、次のようなブート プロセスに関連する変更に興味があります。 FCB のアップデート。 メモリ領域の調整。 XIP モードと非 XIP モードをスイッチしたかどうか。 BR ハビブ Re: Problems debugging iMXRT1011 project FCB は変更せず、常に XIP を使用してきました。 メモリ領域を変更しました。ResetISR()でこれを実行します #定義 IOMUXC_GPR_GPR16 (*(符号なし整数*)0x400AC040) #定義 IOMUXC_GPR_GPR17 (*(符号なし整数*)0x400AC044) void ResetISR(void) { // 割り込みを無効にする __asm volatile ("cpsid i"); __アセンブリ volatile ("MSR MSP、%0" : : "r" (&_vStackTop) : ); // フレックスラムを再構成する IOMUXC_GPR_GPR17 = 0xE9; IOMUXC_GPR_GPR16 = IOMUXC_GPR_GPR16 | 0x4; Re: Problems debugging iMXRT1011 project こんにちは、 @expertsleepersさん、 このアプリケーションノートが問題の解決に役立つかどうか確認していただけますか? BR ハビブ Re: Problems debugging iMXRT1011 project 私のプロジェクトでは、両方のプリプロセッサ シンボルが 1 に設定されています。 XIP_EXTERNAL_FLASH=1 XIP_BOOT_HEADER_ENABLE=1 Re: Problems debugging iMXRT1011 project こんにちは、 @expertsleepersさん、 アプリケーションをデバッグする前に、シリアル ダウンローダー構成を使用して MCUXpresso 経由で一括消去を実行できますか? これは、フラッシュされたアプリケーションがデバッガーと MCU 間の通信を妨害していないことを確認するためです。 BR ハビブ Re: Problems debugging iMXRT1011 project アプリノートについては承知しております。私の投稿からわかるように、アプリケーション ノートで推奨されているように、リセット ハンドラーの開始時に FlexRAM 構成を変更しています。私の他のプロジェクトもまったく同じことを行っていますが、1年以上問題なく動作しています。 Re: Problems debugging iMXRT1011 project その間に、私は FlexRAM を再割り当てする命令を削除することで、自分自身をブロック解除しました (上記の投稿で言及しました)。 FlexRAM をデフォルトの割り当てのままにしておけば、問題なくデバッグできます。 FlexRAM の再割り当て方法に何か問題がありますか?別のプロジェクトでもまったく同じ方法で実行していますが、常に問題なく動作しています。 Re: Problems debugging iMXRT1011 project こんにちは、 @expertsleepersさん、 問題は、実行中に FlexRAM 構成が操作され、予期しないエラーが発生する可能性があることです。したがって、FlexRAM を正しく使用するには、i.MX RT で FlexRAM を使用する方法を説明したこのアプリケーション ノートを確認することを強くお勧めします。 一方、他のプロジェクトでは FlexRAM を使用していない可能性があり、正しく構成されている場合は、問題は発生しません。 最後に、問題の解決に役立つ可能性のある次のコミュニティ投稿を確認することをお勧めします。 MCUXpresso IDEを使用したコードとデータの再配置 - NXPコミュニティ デバッガー接続問題に対するRTボードのリカバリ - NXPコミュニティ BR ハビブ Re: Problems debugging iMXRT1011 project こんにちは、 @expertsleepersさん、 私が提供したアプリケーション ノートに基づいて IOMUXC_GPR_GPR17 の構成を確認すると、次の構成になっていることがわかります。 ただし、次の点に注意してください。 アプリケーションの要件に適合し、ノートの条件に準拠する別の構成を試していただけますか? BR ハビブ Re: Problems debugging iMXRT1011 project それを試してみます。 しかし、ROM 要件がなぜ関係するのかを説明していただけますか?FlexRAM を変更するときにアプリケーションがすでに実行されているので、その時点ではどの ROM コードが実行されるのでしょうか? ヒューズ内の FlexRAM が変更された場合、これがブートローダーに影響することは理解できます。しかし、私はヒューズを変更しているのではなく、ソフトウェアで FlexRAM を変更しているのです。 Re: Problems debugging iMXRT1011 project こんにちは、 @expertsleepersさん、 そのメモを考慮して、問題が解決するかどうか確認していただけますか? 一方、SDK(バージョン 25.06)には、「flex_ram_access」と呼ばれる FlexRAM を構成する例が用意されており、この例を分析してその動作を理解し、コードで再現することを強くお勧めします。 さらに、第2.1.1.2章に記載されている要件が満たされていることを確認してください。私が提供したアプリケーションノートの「ランタイム構成」という要件は満たされていますか? BR ハビブ
View full article
PINS_DRV_Init 失败 亲爱的恩智浦支持团队 我在自定义板上运行 Lpuart_echo_s32K144 示例时遇到了问题。如果您能协助解决这个问题,我将不胜感激。 下面详细介绍了我的设置和步骤: 硬件:我有一个 S32K144EVB-Q100 评估板和一块定制板(S32K144,64 针)。 软件:我使用 S32DS 3.5 创建了 lpuart_echo_s32K144 示例,SDK 版本为 4.0.2。 采取的措施 1.步骤 1:我将示例编译并闪存到 S32K144evb 上,未作任何修改。 2. 示例在 EVB 上成功运行。步骤 2:我对项目作了如下修改: 已将代码包更改为 LQFP64。 将 LPUART1 引脚重新映射到 PTC9 和 PTC8。 将 LPUART1_CLK 设置为 24MHz。我的定制板*没有*外部晶振;它使用FIRC作为时钟源。 3.第 3 步:编译后,我尝试使用 J-Link 在自定义板上调试应用程序。 问题: 在调试过程中,程序在以下代码行进入了无限循环: `uint32_tregValue = config->base->PCR[config->pinPortIdx];`` 这将导致执行 `DefaultISR` 函数: 请您就这一问题的潜在原因提供建议,并提出可能的解决方案。我怀疑时钟配置或引脚映射可能是问题的根源。 感谢您的时间和帮助。 诚挚的 Whale Re: PINS_DRV_Init failed 请告诉我您的芯片掩膜组和部件号。如果是S32K144H,它最多只能支持80MHz 频率。如果是S32K144U,则最多支持 HSRUN 模式(112MHz)。 请参考 创建新项目:s32DS 中的讨论重新配置 HSRUN 时钟: 时钟未初始化错误 Re: PINS_DRV_Init failed 嗨,@Robin_Shen、 按照您的指示,我修改了时钟初始化功能,并在时钟配置界面禁用了 SOSC。然而,在生成代码时,出现了以下错误: 我不确定这是否是原因,但即使在您修改之后,崩溃仍然发生在 PINS_Init 的相同位置。 我该如何解决这个问题? Re: PINS_DRV_Init failed HI 我按照您在 S32DS v3.4 + S32K1 SDK4.0.3 中的说明修改了lpuart_echo_s32k144,但在我的 S32K144EVB-Q100 上没有遇到这个错误。 该错误似乎表明端口的时钟栅极未启用。 对于没有板载水晶的板,我建议修改时钟工具配置以禁用 SCG.SOSC。 此外,对于 S32K1 SDK 4.0.x,建议使用CLOCK_DRV_Init。详情请参阅:适用于 ARM 2.2 的 S32 Design Studio 中的 SDK 问题 /* Initialize and configure clocks * - see clock manager component for details */ // CLOCK_SYS_Init(g_clockManConfigsArr, CLOCK_MANAGER_CONFIG_CNT, // g_clockManCallbacksArr, CLOCK_MANAGER_CALLBACK_CNT); // CLOCK_SYS_UpdateConfiguration(0U, CLOCK_MANAGER_POLICY_AGREEMENT); CLOCK_DRV_Init(&clockMan1_InitConfig0); /* Initialize pins * - See PinSettings component for more info */ PINS_DRV_Init(NUM_OF_CONFIGURED_PINS0, g_pin_mux_InitConfigArr0); 顺便说一句 不建议在 S32DS v3.5 或 v3.6 中安装 S32K1 SDK 4.0.x。 根据目前可用的信息,我们没有任何集成 S32SDK S32K1XX 4.0.x 的计划进入 S32DS 3.5 或更高版本。   但我们建议使用最新的 S32K1 RTD。旧 SDK 将不会更新以修复错误。 请点击下载适用于 S32K1 的实时驱动程序-> 汽车软件-s32k1_s32m24x-Cortex-M 的实时驱动程序-> S32K1_S32M24X 实时驱动程序 AUTOSAR R21-11 版本 3.0.0-> SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503_DesignStudio_updatesite.zip   然后通过 https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-S32-Design-Studio-Offline-Install-of-Extensions-and/ta-p/1126424 在 S32DS v3.6.1 中安装。 祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题并参考已关闭的主题。 -------------------------------------------------------------------------------
View full article
从 SPI NOR 闪存中的其他位置启动 T1022 大家好, 我有一个定制的 T1022 子板,其中处理器从存储在 SPI NOR Flash 中的 uboot 启动。我计划在所述 NOR 闪存中存储多个 uboot,以便处理器根据安装该子板的母板启动。所以我的问题是: 1)可以这样做吗?(目前我已经尝试在不同位置之间复制 uboot,但是速度太慢了) 2) 根据.cmm文件中,uboot总是存储在位置0,这是为什么呢?我们可以将这个位置改变到某个地方,以便它向用户询问 uboot 的位置吗? 欢迎就此提出任何建议。 感谢并致意 苏维克 回复:从 SPI NOR 闪存中的其他位置启动 T1022 不客气。 回复:从 SPI NOR 闪存中的其他位置启动 T1022 好的。谢谢你的帮助。 回复:从 SPI NOR 闪存中的其他位置启动 T1022 因为您必须从 IFC NOR 获取不同的 RCW,所以您必须操纵通向 IFC NOR 的地址线。示例 - IFC NOR 分为多个虚拟银行,并且我们选择特定银行有其逻辑。您可以为此浏览一次硬件设计指南。因此,您需要一个 CPLD 或一个外部控制器来切换 IFC NOR 中的存储体。因此,PBL 可以使用该逻辑获取不同银行中存在的不同 RCW。所以这需要修改硬件设计。 回复:从 SPI NOR 闪存中的其他位置启动 T1022 正在调查。 回复:从 SPI NOR 闪存中的其他位置启动 T1022 好的 。谢谢。我明白了方法。 最后一个问题。我们如何确保 PBL 从 IFC NOR 的不同位置获取?我找不到任何可以设置获取位置的字段。 回复:从 SPI NOR 闪存中的其他位置启动 T1022 您想更改子板的 gpio 和 serdes 配置吗?那么您必须在子板的 IFC NOR 上保留 3 个不同的 RCW。 RCW 由 PBL 获取。Uboot 比 PBL 阶段晚,因此 Uboot 无法处理此问题 回复:从 SPI NOR 闪存中的其他位置启动 T1022 会回到你身边 回复:从 SPI NOR 闪存中的其他位置启动 T1022 在这种情况下,我们必须将 IFC NOR FLASH 保留在母板上,而不是子卡上。我说得对吗? 如果我们将 NOR 闪存保留在子卡上,我们如何确保 RCW 从不同的分区加载?可以将分区位置写入存储在 SPI 闪存中的 uboot 上吗? 回复:从 SPI NOR 闪存中的其他位置启动 T1022 因此,您需要的是:- RCW 具有 gpio 和 serdes 配置。因此,根据 3 个父卡的不同,您需要 3 个具有所需配置的不同 RCW。 上电复位时,PBL[预引导加载程序] 会从所需的非易失性源(IFC NOR、eSDHC、NAND 闪存)之一获取此 RCW,并加载此配置。一种可能的解决方案是使用 IFC NOR 作为源。 IFC NOR 将在 3 个不同的内存分区中存在 3 个不同的 RCW。 父卡必须设计成 当子板连接到父卡 A 时,RCW 将从 IFC NOR 中的分区 A 获取。 当子板连接到父卡 B 时,RCW 将从 IFC NOR 中的分区 B 获取。 第三张家长卡也是如此。 回复:从 SPI NOR 闪存中的其他位置启动 T1022 将与 AE 团队讨论。 回复:从 SPI NOR 闪存中的其他位置启动 T1022 当您说“您可以使用该特定的 DTB 加载映像”时,您的意思是父卡保留各自的 DTB,并在处理器启动时加载存储在父卡中的 DTB 吗?如果我的理解正确,那么如果 DTB 能够更改 SERDES 配置,这可能是一种可行的解决方案。 就我而言,考虑一个父卡 A,其中我们需要 SRDS_PRTCL 为 0x86,另一个父卡 B,其中 SRDS_PRTCL 需要为 0x81,并且我们有一个单处理器子卡。我们如何确保处理器按照每个主板的 SRDS_PRTCL 启动。我认为,dtb 提取是在 uboot 执行后开始的。但我需要根据母卡更改 uboot。 回复:从 SPI NOR 闪存中的其他位置启动 T1022 你能不能制作3个不同的设备树二进制文件,根据父卡的不同,分别配置不同的GPIO?这样,当需要时,你就可以用特定的DTB加载你的镜像了。 这 3 个父卡是由同一个应用处理器构建的吗? 回复:从 SPI NOR 闪存中的其他位置启动 T1022 知道了。 回复:从 SPI NOR 闪存中的其他位置启动 T1022 请参阅 AE 团队的以下更新。 关于 NOR 闪存中的多个 Uboot。您能否告诉我们更多关于为什么需要在 NOR 闪存中安装 2 个 Uboot 的要求?“处理器根据安装该子板的母板启动”——请详细说明。 回复:从 SPI NOR 闪存中的其他位置启动 T1022 我已将此案例上报给 AE 团队,现在正在等待他们的反馈。 回复:从 SPI NOR 闪存中的其他位置启动 T1022 与 AE 团队讨论。
View full article
内核驱动程序的 IIO ADC 示例代码 我正在尝试通过 S32G2 上的内核驱动程序设置多个 IIO ADC 输入通道。我想知道是否有一个我可以效仿的例子? 我不确定是否需要使用“include/linux/iio”目录下的消费者功能来请求和设置 ADC 的通道?一旦建立频道, 我希望通过轮询或中断定期捕获值,然后将这些值写入我的 sysfs 驱动程序节点。 请注意,我在任何 NXP 社区论坛或内核文档(内核版本 5.15)中都找不到 S32G 的任何示例。 感谢您的帮助。 回复:内核驱动程序的 IIO ADC 示例代码 根据建议,我决定从 NXP 的“s32cc_adc.c”中实现一些 ADC 代码Linux 驱动程序合并到我的新驱动程序中。 回复:内核驱动程序的 IIO ADC 示例代码 我正在使用带有定制板的 BSP 39.0。 另外,查看一些文档,为了获得 iio_channel,需要建立 iio_map?iio_map 是否已在 Yocto 中生成,或者这是否需要在 board dts 文件中设置?
View full article
imx8 bitbake 可扩展 SDK 错误 大家好 我需要可扩展的 SDK。 我可以通过命令构建 SDK bitbake imx图像full-c populate_sdk, 但无法通过命令构建可扩展的 SDK bitbake imx 图像完整-c populate_sdk_ext。 我尝试了 cleanall imx-image-full 和 changong python 版本 2 和 3。 但都不起作用? 有人可以给我建议吗?谢谢。 错误信息如下: 加载缓存:100% |############################################# ##| Time: 0:00:00 Loaded 4640 entries from dependency cache. Parsing recipes: 100% |## ########################################| 时间:0:00:00 3218 .bb 的解析文件已完成(3217 个已缓存,1 个已解析)。4641 个目标,464 个被跳过,1 个被屏蔽,0 个错误。 注意:解决任何缺失的任务队列依赖关系 构建配置: BB_VERSION = "1.44.0" BUILD_SYS =“x86_64-linux” NATIVELSBSTRING =“ubuntu-20.04” TARGET_SYS =“aarch64-poky-linux” 机器 = “imx8mqevk” 发行版 = “fsl-imx-wayland” 发行版本 = "5.4-zeus" TUNE_FEATURES = “aarch64 cortexa53 crc 加密” 目标FPU = "" 元 元狭小 =“头:d88d62c20d7d8da85f02edb170dae0280624ad7e” 元 元多媒体 meta-python =“HEAD:2b5dd1eb81cd08bc065bc76125f2856e9383e98b” 元飞思卡尔=“HEAD:14f1a630a47375432f93c556927b879b51d84c4e” meta-freescale-3rdparty =“HEAD:dbcc686f52c3c84db8cb86aa8973a4e373651b98” meta-freescale-distro =“HEAD:ca27d12e4964d1336e662bcc60184bbff526c857” 元bsp 元 SDK meta-ml =“HEAD:7f0abf664d65ab9f03f85a1d16ab54e0d1134a9b” meta-nxp-demo-experience =“HEAD:03904c493469907a2829cf29df7ab060f9c664a6” 元浏览器 =“HEAD:ee3be3b5986a4aa0e73df2204a625ae1fe5df37e” meta-rust =“HEAD:53bfa324891966a2daf5d36dc13d4a43725aebed” meta-clang =“HEAD:711e593d5984aad3bf35c51b7ac4482982bc16c7” 元侏儒 元网络 元文件系统 = “HEAD:2b5dd1eb81cd08bc065bc76125f2856e9383e98b” meta-qt5 =“HEAD:21ce4c124d9a972d9122f87c64ac2773bf04c284” meta-python2 =“HEAD:4400f9155ec193d028208cf0c66aeed2ba2b00ab” 警告:/home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/sources/meta-imx/meta-bsp/recipes-kernel/linux/linux-imx_5.4.bb:do_compile 因强制运行而受到污染 警告:/home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/sources/meta-imx/meta-bsp/recipes-kernel/linux/linux-imx_5.4.bb:do_deploy 因强制运行而受到污染 警告:/home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/sources/meta-imx/meta-bsp/recipes-bsp/u-boot/u-boot-imx_2020.04.bb:do_compile 因强制运行而受到污染 警告:/home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/sources/meta-imx/meta-bsp/recipes-bsp/u-boot/u-boot-imx_2020.04.bb:do_deploy 因强制运行而受到污染 初始化任务:100% |##########################################| 时间:0:00:02 状态摘要:求购 0 找到 0 错过 0 当前 4036(0% 匹配,100% 完成) 注意:执行任务 注:场景任务已完成 错误:imx-image-full-1.0-r0do_sdk_depends: 在 exec_python_func() 自动生成中执行 python 函数时出错: 导致此异常/失败的 python 调用的堆栈跟踪是: 文件:'exec_python_func() 自动生成',行号:2,功能: 0001: *** 0002:扩展配方_系统根目录(d) 0003: 文件:'/home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/sources/poky/meta/classes/staging.bbclass',lineno:551,功能:extend_recipe_sysroot 0547:目标=新清单[l] 0548:如果 l.endswith(“/”): 0549:staging_copydir(l,targetdir,dest,seedirs) 0550:继续 *** 0551:staging_copyfile(l,targetdir,dest,postinsts,seedirs) 0552: 0553: bb.note("已安装到 sysroot:%s" % str(msg_adding)) 0554: bb.note("跳过,因为 sysroot 中已经存在:%s" % str(msg_exists)) 0555: 文件:'/home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/sources/poky/meta/classes/staging.bbclass',lineno:144,功能:staging_copyfile 0140: 如果 os.path.islink(c): 0141: linkto = os.readlink(c) 0142:如果 os.path.lexists(dest): 0143:如果不是 os.path.islink(dest): *** 0144: 引发 OSError(errno.EEXIST, "链接 %s 已作为文件存在" % dest, dest) 0145:如果 os.readlink(dest)==linkto: 0146:返回目的地 0147: raise OSError(errno.EEXIST, "链接 %s 已经存在于不同的位置?(%s 与 %s)” % (dest, os.readlink(dest), linkto), dest) 0148:os.symlink(链接到,目标) 异常:FileExistsError:[Errno 17] 链接 /home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/build-wayland/tmp/work/imx8mqevk-poky-linux/imx-image-full/1.0-r0/recipe-sysroot/lib 已作为文件存在:'/home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/build-wayland/tmp/work/imx8mqevk-poky-linux/imx-image-full/1.0-r0/recipe-sysroot/lib' 错误:故障日志文件存储在:/home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/build-wayland/tmp/work/imx8mqevk-poky-linux/imx-image-full/1.0-r0/temp/log.do_sdk_depends.835827 错误:任务(/home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/sources/meta-imx/meta-sdk/dynamic-layers/qt5-layer/recipes-fsl/images/imx-image-full.bb:do_sdk_depends)失败,退出代码为“1” 注意:任务摘要:尝试了 10496 个任务,其中 10495 个不需要重新运行,1 个失败。 摘要:1 个任务失败: /home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/sources/meta-imx/meta-sdk/dynamic-layers/qt5-layer/recipes-fsl/images/imx-image-full.bb:do_sdk_depends 摘要:显示了 5 条警告消息。 摘要:显示 1 条错误消息,返回非零退出代码。
View full article
i.MX 8M Plus docker 无法正常工作“无效主机头” 你好, 对于我们的 i.MX 8M Plus EVK 板,我们从链接https://github.com/nxp-imx/meta-imx/tree/mickledore-6.1.55-2.2.0中的 mickledore 分支“mickledore-6.1.55-2.2.0”构建 yocto 源。 在 EVK 板上构建并刷新图像后,我们发现 docker 不起作用。以下命令如下。 root@imx8mpevk:~# uname -a Linux imx8mpevk 6.1.55+g770c5fe2c1d1#1 SMP PREEMPT 11 月 21 日星期二 23:45:58 UTC 2023 aarch64 GNU/Linux root@imx8mpevk:~# root@imx8mpevk:~# systemctl 启动docker root@imx8mpevk:~# root@imx8mpevk:~#docker pull hello-world 使用默认标签:最新 最新:从 library/hello-world 中提取 摘要:sha256:a26bff933ddc26d5cdf7faa98b4ae1e3ec20c4985e6f87ac0973052224d24302 状态:图像已针对 hello-world:latest 更新 docker.io/library/hello-world:latest root@imx8mpevk:~# root@imx8mpevk:~#docker运行hello-world http:无效的主机头 root@imx8mpevk:~# 另请参阅下面的 docker journalctl 日志。 root@imx8mpevk:~# journalctl -xefu docker 4月24日 12:23:20 imx8mpevk systemd[1]:正在启动 Docker 应用程序容器引擎... -- 主题:docker.service 单元的启动作业已开始执行 -- 定义者:systemd -- 支持: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel -- -- 单元 docker.service 的启动作业已开始执行。 -- -- 作业标识符为 1630。 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.465195235Z”level=info msg="正在启动" 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.471783509Z”level=info msg="[core] [Channel #1] 频道已创建" module=grpc 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.471879134Z”level=info msg="[core] [通道#1] 原始拨号目标是:\"unix:///run/containerd/coc 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.472032885Z”level=info msg="[core] [Channel #1] 解析的拨号目标是:{Scheme:unix Authority: Endpoc 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.472097885Z”level=info msg="[core] [频道 #1] 频道权限设置为 \"localhost\"" module=grpc 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.472945263Z”level=info msg="[核心] [通道 #1] 解析器状态已更新: {\n \"地址\": [\n {c 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.476382650Z”level=info msg="[core] [频道 #1] 频道切换到新的 LB 策略 \"pick_first\"" moc 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.479532287Z”level=info msg="[core] [频道 #1 子频道 #2] 子频道已创建" module=grpc 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.479762788Z”level=info msg="[core] [Channel #1 SubChannel #2] 子通道连接更改为 CONNc 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.479931288Z”level=info msg="[core] [通道 #1 子通道 #2] 子通道选择一个新地址 \"/run/c 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.480056039Z”level=info msg="[core] [通道 #1] 通道连接状态更改为 CONNECTING" module=grc 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.488533820Z”level=info msg="[core] [Channel #1 SubChannel #2] 子通道连接更改为 READc 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.488714945Z”level=info msg="[core] [Channel #1] 通道连接更改为 READY" module=grpc 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.496465474Z”level=info msg="[core] [Channel #4] 频道已创建" module=grpc 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.496565849Z”level=info msg="[core] [通道#4] 原始拨号目标是:\"unix:///run/containerd/coc 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.496669974Z”level=info msg="[core] [Channel #4] 解析的拨号目标是: {Scheme:unix Authority: Endpoc 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.496746725Z”level=info msg="[core] [频道 #4] 频道权限设置为 \"localhost\"" module=grpc 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.496911225Z”level=info msg="[核心] [通道 #4] 解析器状态已更新: {\n \"地址\": [\n {c 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.497074476Z”level=info msg="[core] [频道 #4] 频道切换到新的 LB 策略 \"pick_first\"" moc 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.497270102Z”level=info msg="[core] [频道 #4 子频道 #5] 子频道已创建" module=grpc 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.497479852Z”level=info msg="[core] [Channel #4 SubChannel #5] 子通道连接更改为 CONNc 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.497737228Z”level=info msg="[core] [通道 #4 子通道 #5] 子通道选择一个新地址 \"/run/c 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.497770104Z”level=info msg="[core] [通道 #4] 通道连接更改为 CONNECTING" module=grc 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.498877358Z”level=info msg="[core] [Channel #4 SubChannel #5] 子通道连接更改为 READc 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.499128733Z”level=info msg="[core] [Channel #4] 通道连接更改为 READY" module=grpc 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.597137716Z”level=info msg="正在装载容器:开始。" 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.881553755Z”level=warning msg="无法加载 IPSEC 规则所需的模块:协议不支持" 4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.893731300Z”level=info msg="默认网桥(docker0)分配了IP地址172.17.0.0/16。D” 4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.029149067Z”level=info msg="装载容器:完成。" 4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.246174432Z”level=warning msg="警告:不支持 CPU CFS 配额" 4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.246261186Z”level=warning msg="警告:不支持 CPU CFS 周期" 4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.246296437Z”level=warning msg="警告:没有 blkio throttle.read_bps_device支持” 4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.246344064Z”level=warning msg="警告:没有 blkio throttle.write_bps_device支持” 4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.246379941Z”level=warning msg="警告:没有 blkio throttle.read_iops_device支持” 4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.246413692Z”level=warning msg="警告:没有 blkio throttle.write_iops_device支持” 4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.246501321Z”级别=信息消息=“Docker守护进程”提交=219f21bf07502b447095649b5a2764661737f164 graphdrive 4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.247150101Z”level=info msg="守护进程已完成初始化" 4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.323320938Z”level=info msg="[core] [Server #7] 服务器已创建" module=grpc 4 月 24 日 12:23:22 imx8mpevk systemd[1]:已启动 Docker 应用程序容器引擎。 -- 主题:docker.service 单元的启动作业已成功完成 -- 定义者:systemd -- 支持: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel -- -- 单元 docker.service 的启动作业已成功完成。 -- -- 作业标识符为 1630。 4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.347791050Z”level=info msg="API 监听 /run/docker.sock" ^C root@imx8mpevk:~# 请分享您的意见 谢谢 回复:i.MX 8M Plus docker 无法正常工作“无效的主机头” 你好 降级 go 包后。docker 工作正常。 参考链接: https ://github.com/moby/moby/issues/46614#issuecomment-1757751921 谢谢
View full article
RT 1170デュアルSDRAM 16ビット接続 単一の512MBitチップの代わりに、RT1172でデュアル256MビットSDRAMを使用する予定ですが、GPIOピンが不足しているため、16ビットデータバスを使用したいと考えています。 リファレンスマニュアルには、CS0とCS1で可能であるとしか記載されていませんが、2つのチップ間の他のすべてのラインは並列に接続されていると思います。 MIMXRT1170-EVKB は32ビットのデータバス接続で、アドレスグループとコマンドグループは並列に接続されていますが、16ビットのデータバスは別々です。 このような 16bit Dual SDRAM 接続が可能であることを確認し、可能であれば回路図の例を挙げていただけますか。 また、シングル 16 ビット SDRAM データ転送速度とデュアル SDRAM 16 ビット SDRAM のデータ転送速度に関するベンチマーク情報はありますか i.MXRT 101倍
View full article
关于MC33771C的INIT寄存器问题 在MC33771C的INIT寄存器中有2个位的解释在NXP的两份文档中对TPL_TX_Term的解释不一致,请问以哪一个为准? 1.Rev. 3.0 — 11 July 2019的datasheet中,描述如下:   2.在Rev. 1 — 30 September 2021的AN13281应用笔记中描述又是这样的: Re: 关于MC33771C的INIT寄存器问题 这个理解为一个解释吧!文档没有! Re: 关于MC33771C的INIT寄存器问题 @guoweisun 你提供的这部分说明是在哪个文档中体现的?我这版datasheet没有找到 Re: 关于MC33771C的INIT寄存器问题 Hi ZDDL 以datasheet 为准: 看下面的用法: "RDTX_IN" and "RDTX_OUT" are both corresponding to one TPL line (input/output) on the IC. Even though they are called IN and OUT, they are both symmetrical.  Only one of the two TPL_TX_Term (RDTX_IN or RDTX_OUT) should be set to 1 in the case of a single ended daisy chain. The one set to 1 should be the TPL line that is not used. This way, if the last node is connected to the chain through the RDTX_IN line, then TPL_TX_Term (RDTX_OUT) should be set to 1 and vice-versa. Also note that in case of double-ended chain (also called loopback), neither TPL_TX_Term should be 1.
View full article
NHS3152 上的 DAC 产生三角信号的 ADC 采集问题 我正在使用NHS3152设备通过 DAC 生成三角波形,并使用 ADC 测量该信号。配置如下 使用带有参数 ADCDAC_IO_ANA0_5 的函数 Chip_ADCDAC_SetMuxDAC 在引脚ANA0_5上配置 DAC 输出。 使用 Chip_ADCDAC_SetMuxADC 和参数 ADCDAC_IO_ANA0_3 在引脚ANA0_3上配置 ADC 输入。 一根电缆将 ANA0_5 物理连接到 ANA0_3,以使信号循环。 技术细节: 两个引脚的 IOCON 配置均设置为模拟模式 (IOCON_FUNC_1)。 DAC 在SINGLE_SHOT模式下运行,以在每次写入时更新输出,但切换到CONTINUOUS模式并不能解决问题 - 它只会稍微影响信号质量。 ADC 以连续模式运行,检测阈值设置为1500 (LOW_THRESHOLD)和2000 (HIGH_THRESHOLD)。 代码为三角波形(范围从 DAC_MIN_VALUE 到 DAC_MAX_VALUE)生成查找表 (LUT),并且 16 位计时器定期触发 DAC 更新。 尽管输出上可以清晰地观察到三角信号,但没有触发 ADC 中断,也没有记录 ADC 转换结果。 采取的故障排除步骤: 我已验证 MUX 选择功能(Chip_ADCDAC_SetMuxADC 和 Chip_ADCDAC_SetMuxDAC)使用正确的通道(ADC 为通道 3,DAC 为通道 5),如文档中所述(UM10876 手册第 9.4 章,图 90)。 我确认两个引脚的 IOCON 设置都正确设置为模拟模式(IOCON_FUNC_1),并且连接 ANA0_5 和 ANA0_3 的电缆已正确安装并具有公共接地。 我测试了修改 ADC 中断例程中 ADC 转换就绪标志(ADCDAC_INT_CONVERSION_RDY_ADC)的检查,但这并没有改变行为。 除了信号质量略有变化外,在 SINGLE_SHOT 和 CONTINUOUS 之间更改 DAC 模式对问题没有显著影响。 请求协助: 我希望您能帮助我了解: 考虑到它采用循环调度程序运行,通过模拟多路复用器使用两个不同引脚的当前配置对于 NHS3152 上的共享 ADCDAC 块是正确的。 还有一些其他限制(例如时序或配置序列问题)可能会阻止在此设置中触发 ADC 中断。 其他修改方法(例如以单次模式测试 ADC 或对 ADC 和 DAC 使用相同通道)可以解决该问题。 请参阅附件中用于此配置的完整代码。提前感谢您的帮助和建议。 问候, 托马斯 回复:NHS3152 上 DAC 生成三角信号的 ADC 采集问题 我想向您更新我所提交的票的情况。主要问题如下: DAC 产生的三角波形太快。这个快速信号没有给 ADC 足够的时间来正确捕获值。 我错误地使用了中断处理程序的错误名称。它必须命名为ADC_IRQHandler(void)而不是ADCDAC_IRQHandler(void) 。 降低频率(或增加每个周期的样本数)并重命名中断例程后,ADC 开始按预期工作。
View full article
如何配置我的设备以使用 2.4GHz 40MHz 的 802.11n 进行连接? 我目前正在使用 mlanutl 并设置“bandcfg 31”,但无法使用 2.4GHz 40MHz 的 802.11n 进行连接。 要以 802.11n 2.4GHz 40MHz 进行连接,是否需要启用“bandcfg”的“使用”部分中提到的“bit5:AC 2.4G”? 另外,“AC 2.4G”是什么意思?
View full article
imx8qxp 中的 GPU 压力测试 你好,恩智浦, 如何在 imx8qxp 中强调 GPU,您能指导我吗?提供gpu压力测试的示例代码。 回复:imx8qxp 中的 GPU 压力测试 你好@Rita_Wang , 谢谢你! 回复:imx8qxp 中的 GPU 压力测试 基准测试: /usr/bin/glmark2-es2-wayland 回复:imx8qxp 中的 GPU 压力测试 你好 , 我发现 glmark2 实用程序用于强调 gpu,我刚刚在主板上启用了它。glmark2-es2 , glmark-es2-drm , glmark-es2 -wayland ,显示这 3 个实用程序。其中我应该选择哪一个?您能否提供所需的命令? 回复:imx8qxp 中的 GPU 压力测试 我们有 GPU sdk,其中包含几个用于在 Linux BSP 上强调 GPU 的示例,还包括一个测试基准,您可以检查我附给您的实践。方法是一样的。 回复:imx8qxp 中的 GPU 压力测试 你好@Rita_Wang , BSP版本是imx-5.10.72-2.2.0。 回复:imx8qxp 中的 GPU 压力测试 我帮您确认一下,您使用的是哪个版本的BSP?
View full article
VSCodeで動作しないコンポーネントを管理しますか? みなさん Visual Studio Code での SDK コンポーネントの管理で問題が発生しています。「コンポーネントの管理」をクリックしても、何も起こりません。 この機能にアクセスするには、プロジェクトを右クリックし、[構成] → [コンポーネントの管理] を選択します。 インストールしたすべてのツールを示すスクリーンショットを添付しました。ご覧のとおり、SDKはリポジトリに適切に追加されています。 セットアップに欠けているものはありますか?他の誰かがこの問題に遭遇し、解決策を見つけましたか? どんな助けでも大歓迎です! Re:VSCodeで動作していないコンポーネントを管理しますか? ご返信ありがとうございます。VSCodeで直接作成されたプロジェクトで機能します-私はあなたの指示に従って新しいSDKの例を作成しました、そしてそれは示されているように機能しました。 しかし、私のメインプロジェクトはもともとMCUXpresso IDEで開発されていましたが、現在はVSCodeに移行しようとしています。この機能を MCUXpresso IDE で最初に作成されたプロジェクトで機能させる方法はありますか?
View full article
MCUXpreso は J-Link または CMSIS-DAP 経由で MIMXRT1060-EVKB ボードに接続できません これはMIMXRT1060-EVKBでの私の最初の試みです。例の「helo word」を実行しようとしましたが、プログラムをアップロードできませんでした。J-Link、CMSIS-DAPもMIMXRT1060-EVKBには接続しません。次に何をすべきかわかりません。私に何ができるか助けてください。
View full article
NXP YOCTOでモジュールとデバイスノードをインモッドする方法 私が使用しているiMX93-11x11-evkボードは、最近、rtc(pcf2131)モジュール(gpio28 & gpio29 pinmux as I2C3 SCL & SDA)を確認しましたが、デバイスノードを作成するためのdevice_createインターフェイスが見つかりませんでした。ですから、コマンドを実行する場所がどこかに存在すると思います: insmod/modprobeとmknodですが、まだ見つかっておらず、インターネットから対応するドキュメント/ウェブリンクも見つかりませんでした。 ソースディレクトリでcmd: grep -irn "mknod" と grep "insmod" を実行しましたが、結果は返されませんでした それで、私を助けるための手がかりや参考になるドキュメント/ウェブリンクを教えてください。 Re: NXP YOCTOでモジュールとデバイスノードをインモッドする方法 i.MX93-11x11-EVKボードでカーネルモジュール(ドライバー)とデバイスノードを処理する方法を見てみましょう。insmod、modprobeの使い方、デバイスノードの作成に関するガイダンスを提供します。 カーネルモジュール(ドライバー): カーネルモジュールはLinuxカーネルの機能を拡張します。新しいハードウェア、ファイルシステム、またはシステムコールのサポートを追加できます。 insmodとmodprobeコマンドは、カーネルモジュールの挿入と管理に使用されます。 insmodの使用: insmodコマンドは、実行中のカーネルにモジュールを挿入します。 例: sudo insmod /path/to/module.ko /path/to/module.koを、モジュールファイル(.ko)への実際のパスに置き換えてください。 modprobeの使用: modprobeはinsmodよりも強力です。モジュールの依存関係を自動的に解決します。 例: sudo modprobe モジュール名 module_nameをあなたのモジュールの名前に置き換えてください(.koは除きます)拡張子)。 デバイスノードの作成(mknod): デバイスノードは、/devディレクトリにあるデバイスを表す特別なファイルです。 デバイスノードを作成するには、mknodコマンドを使います。 例: sudo mknod /dev/mydevice c 123 0 これにより、メジャー番号123、マイナー番号0の/dev/mydeviceという名前のキャラクターデバイスノードが作成されます。 ドキュメントと参考資料: 残念ながら、i.MX93-11x11-EVKボードに関連する特定のドキュメントやウェブリンクは見つかりませんでした。 ただし、カーネルモジュールとデバイスノードに関する一般的なLinuxドキュメントを参照できます。 Linuxカーネルモジュールプログラミングガイド、 Linuxデバイスドライバー、 よろしく、 aarpメンバーシップ
View full article
ImxRT 1176 LPSPI ブロッキング機能の問題 こんにちは、私はLPSPIを使用して作業しており、LPSPI_MasterTransferBlockingを使用しています。これはブロッキング機能なので、転送が完了するとLPSPIペリフェラルは空いていると予想しています。しかし、私は何か違うことを観察しました。 ブロッキング転送後、LPSPI_GetStatusFlagsを使ってSR(Status Register)を読み込み、返ってきた値は0x1001101でした。 何か提案はありますか?理想的には、ブロッキング転送の後、LPSPIはアイドル状態になっているはずです。参考までに、以下のコードスナップショットを共有します。 if((staus_flag & kLPSPI_ModuleBusyFlag) == kLPSPI_ModuleBusyFlag) { ret = STATUS_BUSY; PRINTF("SPI Busy, %x, %d\r\n", staus_flag, count); } else { masterXfer.txData = SpiTxData; masterXfer.rxData = SpiRxData; masterXfer.dataSize = spiTransferSize; masterXfer.configFlags = kLPSPI_MasterPcs0 | kLPSPI_MasterPcsContinuous; status = LPSPI_MasterTransferBlocking(LPSPI1, &masterXfer); ret = STATUS_SUCCESS; staus_flag = LPSPI_GetStatusFlags(IMU_SPI_IF); PRINTF("staus_flag: %x\r\n", staus_flag); count++; //sw_asm_delay_us(2U); } Re:ImxRT 1176 LPSPIブロッキング機能の問題 ところで、LPSPI1とIMU_SPI_IFは同じです。
View full article
LS1028ARDB 使用 SD 卡启动问题 我无法使用 SD 卡启动 LS1028ARDB。将 SW2 从 eMMC 切换到 SD(1001100 到 10001000)模式后,电源 LED 变为黄色,并且 PuTTY 终端中没有任何显示。 但是,在 eMMC 模式 sw2-1001100 启动时,我收到以下日志输出: U-Boot SPL 2018.03-00144-gc53e2aca78(2018 年 12 月 7 日 - 12:38:39 +0000) 初始化 DDR.... 警告:在没有缓冲区且环境尚未准备好的情况下调用__hwconfig without a buffer and before environment is ready WARNING: Calling __ hwconfig 警告:在没有缓冲区且环境尚未准备好的情况下调用__hwconfig without a buffer and before environment is ready WARNING: Calling __ hwconfig 尝试从 MMC1 启动 U-启动2018.03-00144-gc53e2aca78(2018 年 12 月 7 日 - 12:38:39 +0000) SoC:LS1028AE Rev1.0(0x870b0010) 时钟配置: CPU0(A72): 1300 MHz CPU1(A72): 1300 MHz 总线:400 MHz DDR:1600 MT/s 复位配置字(RCW): 00000000: 34004010 00000030 00000000 00000000 00000010: 00000000 00bf0000 0030c000 00000000 00000020: 00a03150 00002580 00000000 00002496 00000030: 00000000 00000010 00000000 00000000 00000040: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000050: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000060: 00000000 00000000 2006705a 00000000 00000070: bb580000 00000000 型号:NXP Layerscape 1028a RDB 板 主板:LS1028AE Rev1.0-RDB,版本:C,从eMMC启动 FPGA:v8(发布日期:RDB_2020_0330_1829) SERDES1 参考:Clock1 = 100.00MHz Clock2 = 100.00MHz I2C:就绪 动态随机存取存储器:3.9 GiB DDR 3.9 GiB(DDR4,32 位,CL=11,ECC 开启) “错误”处理程序,esr 0xbf000002 elr:0000000096042730 lr:00000000960020a0(重定位) elr:00000000fbda9730 lr:00000000fbd690a0 x0:0000000020400000 x1:0000000000000000 x2 : 00000000d00dfeed x3 : 0000000001e00210 x4 : 0000000001e00214 x5 : 00000000000011a0 x6 :0000000000001168 x7 :0000000000000002 x8 : 0000000000001164 x9 : 0000000000000000c x10:00000000fbb6093c x11:00000000fbb60a88 x12:0000000000001168 x13:00000000fbb6099c x14:00000000fbb60a88 x15:00000000fbb609ac x16:0000000000000001 x17:0000000000000000 x18:00000000fbb62d88 x19:0000000020400000 x20:00000000fbdd2298 x21:0000000065d67000 x22:000000001801deb1 x23:0000000018009dd8 x24:000000001801de99 x25:0000000018020000 x26:00000000deadbeef x27:0000000001e00404 x28:0000000001e00210 x29:00000000fbb60960 重置 CPU ... # ## ERROR ## # 请重置主板### 您能提供解决方案吗? 回复:LS1028ARDB 使用 SD 卡启动问题 谢谢。现在它运行良好。 回复:LS1028ARDB 使用 SD 卡启动问题 请进入LS1028ARDB上的u-boot提示符,检查是否可以得到以下结果。 => ext2ls mmc 0:4 4096。 4096 .. 16384 失物招领 7 箱 4096 启动 4096 设备 4096 等 4096 主页 4096 包括 7 库 4096 媒体 4096 mnt 4096 选项 4096 过程 4096 根 4096 运行 8 sbin 4096 分享 4096 服务 4096 系统 4096 临时文件 4096 用户 4096 变量 10 初始化 => 此外,您能否提供在主机上将图像部署到 SD 卡的控制台日志? 回复:LS1028ARDB 使用 SD 卡启动问题 完成所有步骤后,我收到以下错误: 尝试从 SD 加载 HDP 固件。 切换到分区#0,确定 mmc0是当前设备 设备:FSL_SDHC 制造商 ID:9f 原始设备制造商:5449 名称: SD32G 总线速度:50000000 模式:SD 高速(50MHz) 路块长度:512 SD 版本 3.0 高容量:是 容量:28.8 GiB 总线宽度:4位 擦除组大小:512 字节 MMC 读取:设备号 0,块号 18944,计数 512...读取 512 个块:OK 从 0x00000000a0000000 偏移量 0x0000000000002000 加载 hdp 固件 加载hdp固件完成 切换到分区#0,确定 mmc0是当前设备 扫描 mmc 0:1... libfdt fdt_check_header():FDT_ERR_BADMAGIC 正在扫描磁盘 [email protected]... 正在扫描磁盘 [email protected]... ** 无法识别的文件系统类型 ** 找到 6 个磁盘 没有 EFI 系统分区 错误:无效的设备树 正在扫描 mmc 0:2... 找到 U-Boot 脚本 /ls1028ardb_boot.scr 17 毫秒内读取 1038 字节(59.6 KiB/s) ## Executing script at 80000000 41159168 bytes read in 1723 ms (22.8 MiB/s) 32751 bytes read in 14 ms (2.2 MiB/s) ##扁平设备树 blob 位于 90000000 使用位于 0x90000000 的 fdt blob 进行引导 正在加载设备树至 000000008fff5000,结束于 000000008fffffee ... 确定 无法更新属性/sysclk:clock-frequency,err=FDT_ERR_NOTFOUND 正在启动内核... [ 0.000000] 在物理 CPU 0x0000000000 上启动 Linux [0x410fd083] [0.000000] Linux 版本 5.10.35(jenkins@pluto)(aarch64-linux-gnu-gcc(Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04)9.3.0,GNU ld(适用于 Ubuntu 的 GNU Binutils)2.34) #1 SMP PREEMPT 2021 年 8 月 27 日星期五 22:03:58 CST [0.000000]机器型号:LS1028A RDB板 [0.000000]earlycon: uart8250 at MMIO 0x00000000021c0500(选项'') [0.000000] printk:启动控制台[uart8250]已启用 [ 0.000000] efi: 未找到 UEFI。 [0.000000] cma:保留640 MiB,位于0x00000000d3c00000 [ 0.000000] NUMA:未找到NUMA配置 [ 0.000000] NUMA: 伪造位于 [mem 0x0000000080000000-0x00000020ffffffff] 的节点 [0.000000]NUMA:NODE_DATA[内存0x20ff7fdb00-0x20ff7fffff] [0.000000]区域范围: [0.000000]DMA[内存0x0000000080000000-0x00000000ffffffff] [0.000000]DMA32为空 [0.000000]正常[mem 0x0000000100000000-0x00000020ffffffff] [ 0.000000] 每个节点的可移动区域起始 [ 0.000000] 早期内存节点范围 [0.000000]节点 0:[mem 0x0000000080000000-0x00000000fbdfffff] [0.000000]节点 0:[mem 0x0000002080000000-0x00000020ffffffff] [ 0.000000] Initmem 设置节点 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000020ffffffff] [ 0.000000] psci:从 DT 探测导管方法。 [ 0.000000] psci: 在固件中检测到 PSCIv1.1。 [ 0.000000] psci: 使用标准 PSCI v0.2 函数 ID [ 0.000000] psci: 不需要可信操作系统迁移 [0.000000]psci: SMC调用约定v1.2 [ 0.000000] percpu:嵌入式24页/cpu s60120 r8192 d29992 u98304 [ 0.000000] 在 CPU0 上检测到 PIPT I-cache [0.000000]CPU功能:检测到:GIC系统寄存器CPU接口 [0.000000]CPU功能:检测到:EL2矢量强化 [ 0.000000] CPU 功能:KASLR 强制启用内核页表隔离 [ 0.000000] CPU功能:检测到:内核页表隔离(KPTI) [ 0.000000] CPU 功能:检测到:Spectre-v2 [ 0.000000] CPU 功能:检测到:ARM 勘误表 1165522、1319367 或 1530923 [ 0.000000] 构建了 1 个区域列表,并进行移动分组。总页数:1015296 [0.000000]政策区域:正常 [ 0.000000] 内核命令行:console=ttyS0,115200 earlycon=uart8250,mmio,0x21c0500 root=PARTUUID=db6a277d-04 rw rootwait video=1920x1080-32@60 cma=640M iommu.passthrough=1arm-smmu.disable_bypass=0 [0.000000]Dentry缓存哈希表条目:524288(顺序:10,4194304字节,线性) [0.000000]inode缓存哈希表条目:262144(顺序:9,2097152字节,线性) [ 0.000000] mem 自动初始化:堆栈:关闭,堆分配:关闭,堆释放:关闭 [ 0.000000] 软件 IO TLB: 映射 [mem 0x00000000cfc00000-0x00000000d3c00000] (64MB) [0.000000]内存:3283016K/4126720K可用(20416K内核代码、3074K rwdata、9944K rodata、6656K init、1035K bss、188344K保留、655360K cma保留) [ 0.000000] rcu:可抢占的分层 RCU 实现。 [ 0.000000] rcu: RCU 事件跟踪已启用。 [ 0.000000] rcu: RCU 将 CPU 从 NR_CPUS=16 限制到 nr_cpu_ids=2。 [ 0.000000] Tasks RCU 的 Trampoline 变体已启用。 [ 0.000000] rcu: RCU 计算的调度程序登记延迟值为 25 jiffies。 [ 0.000000] rcu: 调整 rcu_fanout_leaf=16、nr_cpu_ids=2 的几何形状 [0.000000]NR_IRQS:64,nr_irqs:64,预分配的irqs:0 [0.000000]GICv3:GIC:使用拆分EOI/停用模式 [ 0.000000] GICv3:实施了 256 个 SPI [0.000000]GICv3:0扩展SPI已实现 [ 0.000000] GICv3: 分销商没有范围选择器支持 [0.000000]GICv3:已实施16个PPI [0.000000] GICv3: CPU0: 找到重新分配器 0 区域 0: 0x0000000006040000 [0.000000]它的[内存0x06020000-0x0603ffff] [ 0.000000] ITS@0x0000000006020000:分配了65536个设备@2080080000(平面,esz 8,psz 64K,shr 0) [ 0.000000] ITS: 使用缓存刷新命令队列 [0.000000]GICv3:使用预分配的重新分配表 [ 0.000000] GICv3:使用LPI属性表@0x0000000080000000 [ 0.000000] GICv3: CPU0: 使用保留的 LPI 待处理表 @0x0000000080010000 [ 0.000000] 随机:从 start_kernel+0x32c/0x4f0 调用 get_random_bytes,crng_init=0 [ 0.000000] arch_timer: cp15 计时器以 25.00MHz (phys) 运行。 [0.000000]时钟源:arch_sys_counter:掩码:0xffffffffffffff max_cycles:0x5c409fb33,max_idle_ns:440795203156 ns [0.000002] sched_clock: 56 位,25MHz,分辨率 39ns,每 4398046511103ns 包装一次 [0.008576]控制台:彩色虚拟设备80x25 [ 0.013104]校准延迟循环(跳过),使用定时器频率计算的值.. 50.00 BogoMIPS(lpj = 100000) [0.023557]pid_max:默认值:32768 最小值:301 [0.028271]LSM:安全框架初始化 [0.033003]挂载缓存哈希表条目:8192(顺序:4,65536字节,线性) [0.040494]挂载点缓存哈希表条目:8192(顺序:4,65536字节,线性) [0.049213] rcu:分层SRCU实现。 [0.054172]平台MSI:gic-its@6020000域已创建 [0.059612]PCI/MSI:/interrupt-controller@6000000/gic-its@6020000 域已创建 [0.067208]fsl mc MSI:gic its@6020000 域已创建 [ 0.073093] EFI 服务将不可用。 [ 0.077745] smp: 启动辅助 CPU ... [0.082658]在CPU1上检测到PIPT I-cache [0.082676] GICv3: CPU1: 找到重新分配器 1 区域 0:0x0000000006060000 [ 0.082686] GICv3: CPU1: 使用保留的 LPI 待处理表 @0x0000000080020000 [ 0.082709] CPU1:已启动辅助处理器 0x0000000001 [0x410fd083] [0.082756]smp:启动1个节点,2个CPU [ 0.111660] SMP:共激活2个处理器。 [0.116408]CPU功能:检测到:32位EL0支持 [ 0.121601] CPU 功能:检测到:CRC32 指令 [0.126787]CPU功能:检测到:32位EL1支持 [0.145167]CPU:所有CPU均从EL2启动 [ 0.149318] 替代方案:修补内核代码 [0.154512]devtmpfs:已初始化 [0.160538]已启用KASLR [0.163281]时钟源:jiffies:掩码:0xffffffff max_cycles:0xffffffff,max_idle_ns:7645041785100000 ns [0.173125] futex 哈希表条目:512(顺序:3,32768 字节,线性) [0.186728]pinctrl核心:初始化pinctrl子系统 [0.192631] DMI不存在或无效。 [0.196780]网络:注册协议系列16 [ 0.202054] DMA: 预分配 512 KiB GFP_KERNEL 池用于原子分配 [ 0.209265] DMA: 预分配 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA 池用于原子分配 [ 0.217227] DMA: 预分配 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 池用于原子分配 [0.225240]审计:初始化netlink子系统(已禁用) [0.230783]审计:类型=2000审计(0.156:1):状态=已初始化 audit_enabled=0 res=1 [0.231299]thermal_sys:注册热调节器‘step_wise’ [0.238605]thermal_sys:注册热调节器'power_allocator' [0.244880]cpuidle:使用调速器菜单 [ 0.255675] hw-breakpoint:找到6个断点和4个观察点寄存器。 [ 0.262553] ASID 分配器已初始化,包含 32768 个条目 [0.268653]序列号:AMBA PL011 UART驱动程序 [0.272838]imx mu驱动程序已注册。 [0.276815]imx rpmsg驱动程序已注册。 [0.291530]机器:LS1028A RDB板 [0.295318]SoC系列:QorIQ LS1028A [0.299007] SoC ID:svr:0x870b0010,修订版:1.0 [0.314818] HugeTLB 注册了 1.00 GiB 页面大小,预分配了 0 页 [ 0.321595] HugeTLB 注册了 32.0 MiB 页面大小,预分配了 0 页 [0.328365] HugeTLB 注册了 2.00 MiB 页面大小,预分配了 0 页 [ 0.335131] HugeTLB 注册了 64.0 KiB 页面大小,预分配了 0 页 [0.342870]cryptd:max_cpu_qlen设置为1000 [0.413965]raid6:neonx8 gen()4243MB/s [0.485989]raid6:neonx8异或()3194MB/s [0.558024]raid6:neonx4 gen()4317 MB/s [0.630059]raid6:neonx4异或()3304MB/s [0.702097]raid6:neonx2 gen()3894 MB/s [0.774129]raid6:neonx2异或()3032MB/s [0.846167]raid6:neonx1 gen()2987 MB/s [0.918198]raid6:neonx1异或()2416MB/s [0.990244] raid6: int64x8 gen() 2481 MB/s [1.062595]raid6: int64x8 xor() 1462 MB/s [1.134944]raid6: int64x4 gen() 2467 MB/s [1.207290]raid6:int64x4 xor()1487MB/s [1.279640]raid6: int64x2 gen() 2317 MB/s [1.351987]raid6: int64x2 xor() 1316 MB/s [1.424334]raid6: int64x1 gen() 1812 MB/s [1.496683]raid6: int64x1 xor() 978 MB/s [1.500991] raid6:使用算法neonx4 gen() 4317 MB/s [1.506438]raid6:.... xor() 3304 MB/s,已启用rmw [1.511446]raid6:使用neon恢复算法 [1.516431]ACPI:解释器已禁用。 [1.521400] iommu:默认域类型:直通(通过内核命令行设置) [1.529064]vgaarb:已加载 [1.531940]SCSI子系统已初始化 [1.535922]usbcore:注册的新接口驱动程序usbfs [1.541481]usbcore:注册的新接口驱动程序集线器 [1.546854]usbcore:注册的新设备驱动程序usb [1.552206]imx-i2c 2000000.i2c:无法获取 pinctrl,不支持总线恢复 [1.559720]i2c i2c-0:imx i2c适配器已注册 [1.564816]mc:Linux媒体接口:v0.10 [1.569136]videodev:Linux视频捕获接口:v2.00 [1.574718]pps_core:LinuxPPS API ver.1已注册 [1.579728]pps_core:软件版本。5.3.6 - 版权所有 2005-2007 Rodolfo Giometti [1.588964]已注册PTP时钟支持 [1.592984]EDAC MC:版本:3.0.0 [ 1.596794] 没有可用的 BMan 门户! [ 1.600825] QMan: 已分配查找表于 (__ __ptrval__ __),条目数为 65537 [ 1.608313] 没有可用的 QMan 门户! [1.612240]无USDPAA内存,设备树中无“fsl,usdpaa-mem” [1.618642]FPGA管理器框架 [1.622131]高级Linux声音架构驱动程序已初始化。 [1.628982]时钟源:切换到时钟源arch_sys_counter [1.635249]VFS:磁盘配额dquot_6.6.0 [1.639238]VFS:Dquote缓存哈希表条目:512(顺序0,4096字节) [1.646276]pnp: PnP ACPI:已禁用 [1.653137]网络:注册协议系列2 [1.657844]tcp_listen_portaddr_hash哈希表条目:2048(顺序:3,32768字节,线性) [1.666506]TCP建立的哈希表条目:32768(顺序:6,262144字节,线性) [1.674639]TCP绑定哈希表条目:32768(顺序:7,524288字节,线性) [1.682292]TCP:哈希表已配置(已建立32768绑定32768) [1.688962]UDP哈希表条目:2048(顺序:4,65536字节,线性) [1.695783]UDP-Lite哈希表条目:2048(顺序:4,65536字节,线性) [1.703111]网络:注册协议系列1 [1.707755]RPC:已注册名为UNIX套接字传输模块。 [1.713739]RPC:已注册的UDP传输模块。 [1.718496]RPC:已注册的TCP传输模块。 [1.723243]RPC:已注册tcp NFSv4.1反向通道传输模块。 [1.729748]PCI:CLS 0字节,默认64 [1.734132]硬件性能:启用armv8_cortex_a72 PMU驱动程序,7个计数器可用 [ 1.742548] kvm [1]: IPA 大小限制: 44 位 [1.747636] kvm [1]: GICv3: 没有 GICV 资源条目 [1.752473]kvm[1]:禁用GICv2仿真 [1.756970]kvm[1]:GIC系统寄存器CPU接口已启用 [1.762881]kvm[1]:vgic中断IRQ9 [ 1.766892] kvm [1]: Hyp 模式初始化成功 [1.774049]初始化系统信任的密钥环 [1.778609]工作集:timestamp_bits=42 max_order=20 bucket_order=0 [1.785410]squashfs:版本4.0(2009/01/31)菲利普·劳格 [1.791460]NFS:注册id_resolver密钥类型 [1.796571]密钥类型id_resolver已注册 [1.800795]密钥类型id_legacy已注册 [1.804855] nfs4filelayout_init: NFSv4 文件布局驱动程序正在注册... [1.811620] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册... [1.819096]jffs2:版本2.2。(NAND) © 2001-2006 红帽公司 [1.825390]保险丝:init(API版本7.32) [1.829503]9p:安装v9fs 9p2000文件系统支持 [1.861030]xor:测量软件校验和速度 [1.867437]8个寄存器:6285 MB/秒 [1.873187]32个寄存器:7266 MB/秒 [1.879112]arm64_neon:6428 MB/秒 [1.883506]异或:使用函数:32regs(7266 MB/秒) [1.888605]已注册非对称密钥类型 [1.892736]非对称密钥解析器‘x509’已注册 [1.897677]块层 SCSI 通用(bsg)驱动程序版本 0.4 已加载(主要 243) [1.905198]io调度程序mq-deadline已注册 [1.909772]io调度程序kyber已注册 [1.919058]pci主机通用1f0000000.pcie:主桥 /soc/pcie@1f0000000 范围: [1.926900]pci主机通用1f0000000.pcie:内存 0x01f8000000..0x01f815ffff -> 0x0000000000 [1.935781]pci主机通用1f0000000.pcie:内存 0x01f8160000..0x01f81cffff -> 0x0000000000 [1.944660]pci主机通用1f0000000.pcie:内存 0x01f81d0000..0x01f81effff -> 0x0000000000 [1.953539]pci主机通用1f0000000.pcie:内存 0x01f81f0000..0x01f820ffff -> 0x0000000000 [1.962421]pci主机通用1f0000000.pcie:内存 0x01f8210000..0x01f822ffff -> 0x0000000000 [1.971316]pci主机通用1f0000000.pcie:内存 0x01f8230000..0x01f824ffff -> 0x0000000000 [1.980197]pci主机通用1f0000000.pcie:内存 0x01fc000000..0x01fc3fffff -> 0x0000000000 [1.989111]pci主机通用1f0000000.pcie:ECAM 位于 [mem 0x1f0000000-0x1f00fffff],用于 [bus 00] [1.997957]pci主机通用1f0000000.pcie:PCI 主桥至总线 0000:00 [2.004988]pci_bus 0000:00:根总线资源[总线00] [2.010264]pci_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x1f8000000-0x1f815ffff](总线地址[0x00000000-0x0015ffff]) [2.020716]pci_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x1f8160000-0x1f81cffff pref](总线地址[0x00000000-0x0006ffff]) [2.031610]pci_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x1f81d0000-0x1f81effff](总线地址[0x00000000-0x0001ffff]) [2.042062]pci_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x1f81f0000-0x1f820ffff pref](总线地址[0x00000000-0x0001ffff]) [2.052952]pci_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x1f8210000-0x1f822ffff](总线地址[0x00000000-0x0001ffff]) [2.063403]pci_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x1f8230000-0x1f824ffff pref](总线地址[0x00000000-0x0001ffff]) [2.074294]pci_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x1fc000000-0x1fc3fffff](总线地址[0x00000000-0x003fffff]) [2.084759]PCI 0000:00:00.0:[1957:e100] 类型 00 类 0x020001 [2.090852]PCI 0000:00:00.0:BAR 0:[mem 0x1f8000000-0x1f803ffff 64bit](来自增强分配,属性 0x0) [2.101393]PCI 0000:00:00.0:BAR 2:[mem 0x1f8160000-0x1f816ffff 64bit pref](来自增强分配,属性 0x1) [2.112373]PCI 0000:00:00.0:VF BAR 0:[mem 0x1f81d0000-0x1f81dffff 64bit](来自增强分配,属性 0x4) [2.123176]PCI 0000:00:00.0:VF BAR 2:[mem 0x1f81f0000-0x1f81ffff 64bit pref](来自增强分配,属性 0x3) [2.134430]PCI 0000:00:00.0:D0 D3hot 支持 PME# [2.139975]PCI 0000:00:00.0:VF(n) BAR0 空间:[mem 0x1f81d0000-0x1f81effff 64bit](包含 2 个 VF 的 BAR0) [2.149991]PCI 0000:00:00.0:VF(n) BAR2 空间:[mem 0x1f81f0000-0x1f820ffff 64bit pref](包含 2 个 VF 的 BAR2) [2.160569]PCI 0000:00:00.1:[1957:e100] 类型 00 类 0x020001 [2.166653]PCI 0000:00:00.1:BAR 0:[mem 0x1f8040000-0x1f807ffff 64bit](来自增强分配,属性 0x0) [2.177194]PCI 0000:00:00.1:BAR 2:[mem 0x1f8170000-0x1f817ffff 64bit pref](来自增强分配,属性 0x1) [2.188173]PCI 0000:00:00.1:VF BAR 0:[mem 0x1f8210000-0x1f821ffff 64bit](来自增强分配,属性 0x4) [2.198976]PCI 0000:00:00.1:VF BAR 2:[mem 0x1f8230000-0x1f823ffff 64bit pref](来自增强分配,属性 0x3) [2.210231]PCI 0000:00:00.1:D0 D3hot 支持 PME# [2.215774]PCI 0000:00:00.1:VF(n) BAR0 空间:[mem 0x1f8210000-0x1f822ffff 64bit](包含 2 个 VF 的 BAR0) [2.225788]PCI 0000:00:00.1:VF(n) BAR2 空间:[mem 0x1f8230000-0x1f824ffff 64bit pref](包含 2 个 VF 的 BAR2) [2.236336]PCI 0000:00:00.2:[1957:e100] 类型 00 类 0x020001 [2.242423]PCI 0000:00:00.2:BAR 0:[mem 0x1f8080000-0x1f80bffff 64bit](来自增强分配,属性 0x0) [2.252964]PCI 0000:00:00.2:BAR 2:[mem 0x1f8180000-0x1f818ffff 64bit pref](来自增强分配,属性 0x1) [2.263953]PCI 0000:00:00.2:D0 D3hot 支持 PME# [2.269587]PCI 0000:00:00.3:[1957:ee01] 类型 00 类 0x088001 [2.275674]PCI 0000:00:00.3:BAR 0:[mem 0x1f8100000-0x1f811ffff 64bit](来自增强分配,属性 0x0) [2.286215]PCI 0000:00:00.3:BAR 2:[mem 0x1f8190000-0x1f819ffff 64bit pref](来自增强分配,属性 0x1) [2.297205]PCI 0000:00:00.3:D0 D3hot 支持 PME# [2.302846]PCI 0000:00:00.4:[1957:ee02] 类型 00 类 0x088001 [2.308930]PCI 0000:00:00.4:BAR 0:[mem 0x1f8120000-0x1f813ffff 64bit](来自增强分配,属性 0x0) [2.319470]PCI 0000:00:00.4:BAR 2:[mem 0x1f81a0000-0x1f81affff 64bit pref](来自增强分配,属性 0x1) [2.330460]PCI 0000:00:00.4:D0 D3hot 支持 PME# [2.336091]PCI 0000:00:00.5:[1957:eef0] 类型 00 类别 0x020801 [2.342178]PCI 0000:00:00.5:BAR 0:[mem 0x1f8140000-0x1f815ffff 64bit](来自增强分配,属性 0x0) [2.352718]PCI 0000:00:00.5:BAR 2:[mem 0x1f81b0000-0x1f81bffff 64bit pref](来自增强分配,属性 0x1) [2.363697]PCI 0000:00:00.5:BAR 4:[mem 0x1fc000000-0x1fc3fffff 64bit](来自增强分配,属性 0x0) [2.374247]PCI 0000:00:00.5:D0 D3hot 支持 PME# [2.379920]PCI 0000:00:00.6:[1957:e100] 类型 00 类 0x020001 [2.386004]PCI 0000:00:00.6:BAR 0:[mem 0x1f80c0000-0x1f80fffff 64bit](来自增强分配,属性 0x0) [2.396547]PCI 0000:00:00.6:BAR 2:[mem 0x1f81c0000-0x1f81cffff 64bit pref](来自增强分配,属性 0x1) [2.407535]PCI 0000:00:00.6:D0 D3hot 支持 PME# [2.413888]PCI 0000:00:1F.0:[1957:e001] 类型 00 类 0x080700 [ 2.419988] OF: /soc/pcie@1f0000000: 没有针对 id 0xf8 的 msi-map 转换 (null) [2.428102]layerscape pcie 3400000.pcie:主桥/soc/pcie@3400000 范围: [2.435516]layerscape pcie 3400000.pcie:IO 0x8000010000..0x800001ffff -> 0x0000000000 [2.444140]layerscape pcie 3400000.pcie:内存 0x8040000000..0x807fffffff -> 0x0040000000 [2.452841]layerscape pcie 3400000.pcie:PCI 主桥至总线 0001:00 [2.459614]pci_bus 0001:00:根总线资源[总线00-ff] [2.465151]pci_bus 0001:00:根总线资源[io 0x0000-0xffff] [2.471391] pci_bus 0001:00:根总线资源[mem 0x8040000000-0x807fffffff](总线地址[0x40000000-0x7fffffff]) [2.482032]PCI 0001:00:00.0:[1957:82c0] 类型 01 类 0x060400 [2.488147]PCI 0001:00:00.0:支持D1 D2 [2.492457]PCI 0001:00:00.0:D0 D1 D2 D3hot 支持 PME# [ 2.500047] pci_bus 0001:01: busn_res: [bus 01-ff] 结束更新为 01 [2.506733]PCI 0001:00:00.0:PCI 桥接至 [总线 01] [2.511863]layerscape pcie 3500000.pcie:主桥/soc/pcie@3500000 范围: [2.519272]layerscape pcie 3500000.pcie:IO 0x8800010000..0x880001ffff -> 0x0000000000 [2.527896]layerscape pcie 3500000.pcie:内存 0x8840000000..0x887fffffff -> 0x0040000000 [2.536585]layerscape pcie 3500000.pcie:PCI 主桥至总线 0002:00 [2.543353]pci_bus 0002:00:根总线资源[总线00-ff] [2.548891]pci_bus 0002:00:根总线资源[io 0x10000-0x1ffff](总线地址[0x0000-0xffff]) [2.557939] pci_bus 0002:00:根总线资源[mem 0x8840000000-0x887fffffff](总线地址[0x40000000-0x7fffffff]) [2.568578]PCI 0002:00:00.0:[1957:82c0] 类型 01 类 0x060400 [2.574689]PCI 0002:00:00.0:支持D1 D2 [2.579001]PCI 0002:00:00.0:D0 D1 D2 D3hot 支持 PME# [2.586594] pci_bus 0002:01: busn_res:[bus 01-ff] end 更新为 01 [2.593277]PCI 0002:00:00.0:PCI 桥接至 [总线 01] [2.599033]EINJ:ACPI 已禁用。 [2.606220]总线频率驱动模块已加载 [ 2.614029] 串行:8250/16550 驱动程序,4 个端口,启用 IRQ 共享 [2.621709]printk:控制台[ttyS0]已禁用 [2.626065]21c0500.序列号:MMIO 0x21c0500 处的 ttyS0(irq = 22,base_baud = 12500000)是 16550A [2.634958]printk:控制台[ttyS0]已启用 [2.634958]printk:控制台[ttyS0]已启用 [2.643370]printk: bootconsole[uart8250]已禁用 [2.643370]printk: bootconsole[uart8250]已禁用 [2.653484]21c0600.序列号:MMIO 0x21c0600 处的 ttyS1(irq = 22,base_baud = 12500000)是 16550A [2.662592]SuperH(H)SCI(F)驱动程序已初始化 [2.667424]msm_serial:驱动程序已初始化 [2.672532]arm-smmu 5000000.iommu:探测硬件配置... [2.679002]arm-smmu 5000000.iommu:SMMUv2 具有: [2.683634]arm-smmu 5000000.iommu:第一阶段翻译 [2.688964]arm-smmu 5000000.iommu:第二阶段翻译 [2.694293]arm-smmu 5000000.iommu:嵌套翻译 [2.699539]arm-smmu 5000000.iommu:流与 128 个寄存器组匹配 [2.706701]arm-smmu 5000000.iommu:64 个上下文库(仅限 0 个 stage-2) [2.713254]arm-smmu 5000000.iommu:支持的页面大小:0x61311000 [2.719718]arm-smmu 5000000.iommu:第 1 阶段:48 位 VA -> 48 位 IPA [2.726184]arm-smmu 5000000.iommu:第 2 阶段:48 位 IPA -> 48 位 PA [2.738493]brd:模块已加载 [2.745143]循环:模块已加载 [2.748453]pci端点测试0001:00:00.0:添加到 iommu 组 0 [2.754856]pci端点测试0002:00:00.0:添加到 iommu 组 1 [2.761712]MegaSAS:07.714.04.00-RC1 [2.766209]imx ahci驱动程序已注册。 [2.770524]ahci-qoriq 3200000.sata:添加到 iommu 组 2 [2.776244]ahci-qoriq 3200000.sata:未找到电源 ahci,使用虚拟调节器 [2.783824]ahci-qoriq 3200000.sata:未找到电源 phy,使用虚拟调节器 [2.791275]ahci-qoriq 3200000.sata:未找到供电目标,使用虚拟调节器 [2.799036]ahci-qoriq 3200000.sata:AHCI 0001.0301 32 个插槽 1 个端口 6 Gbps 0x1 impl 平台模式 [2.808033]ahci-qoriq 3200000.sata:标志: 64 位 ncq sntf pm clo 仅 pmp fbs pio slum 部分 ccc sds apst [2.818161]scsi主机0:ahci qoriq [2.821698]ata1:SATA最大UDMA/133 mmio [mem 0x03200000-0x0320ffff]端口0x100 irq 28 [2.831208]自旋或spi0.0:mt35xu02g(262144 KB) [2.842351]libphy:固定MDIO总线:已探测 [2.847230]tun:通用TUN/TAP设备驱动程序,1.6 [2.852504]mscc_felix 0000:00:00.5:添加到 iommu 组 3 [2.858386]mscc_felix 0000:00:00.5:无法注册 DSA 开关:-517 [2.865542]thunder_xcv,版本1.0 [2.868795]thunder_bgx,版本1.0 [2.872059]nicpf,版本1.0 [2.874984]飞思卡尔FM模块,FMD API版本21.1.0 [2.880304]飞思卡尔FM端口模块 [2.883977]fsl_mac: fsl_mac:基于FSL FMan MAC API的驱动程序 [2.889625]fsl_dpa:FSL DPAA以太网驱动程序 [2.894040]fsl_advanced:FSL DPAA高级驱动程序: [2.899021]fsl_proxy:FSL DPAA代理初始化驱动程序 [2.904658]fsl_oh:FSL FMan离线解析端口驱动程序 [2.910160]fsl_enetc 0000:00:00.0:添加到 iommu 组 4 [2.915880]fsl_enetc 0000:00:00.1:添加到 iommu 组 5 [3.029027]fsl_enetc 0000:00:00.1:使能装置 (0400 -> 0402) [3.035860]fsl_enetc 0000:00:00.1:设备已禁用,正在跳过 [3.041964]fsl_enetc 0000:00:00.2:添加到 iommu 组 6 [3.047668]fsl_enetc 0000:00:00.6:添加到 iommu 组 7 [3.143169]ata1:SATA链接关闭(SStatus 0 SControl 300) [3.160989]fsl_enetc 0000:00:00.6:使能装置 (0400 -> 0402) [3.167419]fsl_enetc 0000:00:00.6:设备已禁用,正在跳过 [3.173729]fsl_enetc_mdio 0000:00:00.3:添加到 iommu 组 8 [3.284992]fsl_enetc_mdio 0000:00:00.3:使能装置 (0400 -> 0402) [3.291804]libphy:FSL PCIe IE中央MDIO总线:已探测 [3.301344]fsl_enetc_ptp 0000:00:00.4:添加到 iommu 组 9 [3.307317]fsl_enetc_ptp 0000:00:00.4:使能装置 (0404 -> 0406) [3.313976]ptp_qoriq:设备树节点缺少所需元素,尝试自动配置 [3.322728]pps pps0:新的pps源ptp0 [3.327171]hclge正在初始化 [3.330516]hns3:适用于Hip08系列的海思以太网网络驱动程序-版本 [3.337771]hns3:版权所有(c)2017华为公司。 [3.343137]e1000:Intel(R)PRO/1000网络驱动程序 [3.348032]e1000:版权所有(c)1999-2006 英特尔公司。 [3.353824]e1000e:Intel(R)PRO/1000网络驱动程序 [3.358804]e1000e:版权所有(c)1999-2015英特尔公司。 [3.364769]igb:Intel(R)千兆以太网网络驱动程序 [3.370185]igb:版权所有(c)2007-2014英特尔公司。 [3.375795]igbvf:Intel(R)千兆虚拟功能网络驱动程序 [3.382084]igbvf:版权所有(c)2009-2012英特尔公司。 [3.388211]sky2:驱动程序版本1.30 [3.392427]usbcore:注册的新接口驱动程序r8152 [3.397947]usbcore:注册的新接口驱动程序asix [3.403384]usbcore:注册的新接口驱动程序ax88179_178a [3.409798]VFIO-用户级元驱动程序版本:0.3 [3.415323]dwc3 3100000.usb:添加到 iommu 组 10 [3.420966]dwc3 3110000.usb:添加到 iommu 组 11 [3.427627]ehci_hcd:USB 2.0“增强型”主机控制器(EHCI)驱动程序 [3.434196]ehci-pci:EHCI PCI平台驱动程序 [3.438682]ehci平台:EHCI通用平台驱动程序 [3.443998]ehci orion:ehci orion驱动程序 [3.448073]ehci-exynos:EHCI Exynos驱动程序 [3.452314]ohci_hcd:USB 1.1‘Open’主机控制器(OHCI)驱动程序 [3.458523]ohci-pci:OHCI PCI平台驱动程序 [3.463004]ohci平台:OHCI通用平台驱动程序 [3.468309]ohci exynos: OHCI Exynos 驱动程序 [3.472758]xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:xHCI主机控制器 [3.478279]xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:已注册新的USB总线,分配总线编号1 [3.486054]xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:hcc 参数 0x0220f66d hci 版本 0x100 怪癖 0x0000000002010010 [3.495506]xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:irq 26,io mem 0x03100000 [3.501817]集线器1-0:1.0:已找到 USB 集线器 [3.505593]集线器1-0:1.0:检测到1个端口 [3.509674]xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:xHCI主机控制器 [3.515184]xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:已注册新的USB总线,分配总线编号2 [3.522873]xhci-hcd xhci-hcd.0.自动:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed [ 3.529447] usb usb2: 我们不知道该主机的 LPM 算法,因此禁用 LPM。 [3.537796]集线器2-0:1.0:已找到 USB 集线器 [3.541571]集线器2-0:1.0:检测到1个端口 [3.545905]usbcore:注册的新接口驱动程序uas [3.551277]usbcore:注册的新接口驱动程序usb存储 [3.559016]ftm警报2810000.计时器:注册为 rtc1 [3.564751]i2c/dev条目驱动程序 [3.570491]I2C I2C-0:添加了多路复用I2C总线1 [3.575540]i2c i2c-0:添加了多路复用i2c总线2 [3.580531]I2C I2C-0:添加了多路复用I2C总线3 [3.585622]i2c i2c-0:添加了多路复用i2c总线4 [3.590527]I2C I2C-0:添加了多路复用I2C总线5 [3.595437]I2C I2C-0:添加了多路复用I2C总线6 [3.600340]i2c i2c-0:添加了多路复用i2c总线7 [3.605248]I2C I2C-0:添加了多路复用I2C总线8 [3.610060]pca954x 0-0077:为I2C mux pca9847注册了8条多路复用总线 [3.629643]sp805 wdt c000000.看门狗:注册成功 [3.635698]sp805 wdt c010000.看门狗:注册成功 [3.642816]qoriq-cpufreq qoriq-cpufreq:飞思卡尔QorIQ CPU频率调节驱动程序 [3.651357]sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序 [3.657592]sdhci:版权所有(c)Pierre Ossman [3.662246] Synopsys Designware多媒体卡接口驱动程序 [3.668800]sdhci pltfm:SDHCI平台和OF驱动程序助手 [3.674916]SDHCI ESDHC 2140000.mmc:添加到 iommu 组 12 [3.675452]SDHCI ESDHC 2150000.mmc:添加到 iommu 组 13 [3.680969]ledtrig-cpu:已注册以指示CPU上的活动 [3.692934]SMCCC:SOC_ID:ARCH_SOC_ID未实现,跳过.... [3.699805]usbcore:注册的新接口驱动程序usbhid [3.705405]usbhid:USB HID核心驱动程序 [3.709531]mmc0:2140000.mmc上的SDHCI控制器[2140000.mmc]使用 ADMA [3.710007]无fsl,qman节点 [3.716447]mmc1:2150000.mmc上的SDHCI控制器[2150000.mmc]使用 ADMA [3.719327]飞思卡尔USDPAA流程驱动程序 [3.719329]fsl-usdpaa:未找到区域 [3.719332]飞思卡尔USDPAA进程IRQ驱动程序 [3.740928] optee:探测导管方法。 [3.745405]optee:修订版3.13(2c1092df) [3.745772]optee:初始化驱动程序 [3.754127]Galcore F0C0000.GPU:添加到 iommu 组 14 [3.759706]Galcore版本6.4.3.p2.336687 [3.792687] [drm] 已在 minor 0 上为 f0c0000.gpu 初始化 vivante 1.0.0 20170808 [3.802355]mmc1:地址0001处的新HS400 MMC卡 [3.802364]fsl sai f130000.音频控制器:无法获取 mclk0 时钟:-2 [3.807743]mmcblk1:mmc1:0001 Q2J55L 7.13 GiB [3.817939]网络:注册协议系列26 [3.819140]mmcblk1boot0:mmc1:0001 Q2J55L分区1 2.00 MiB [3.823361]U32分类器 [3.829511]mmcblk1boot1:mmc1:0001 Q2J55L分区2 2.00 MiB [3.832015]输入设备检查 [3.838038]mmcblk1rpmb:mmc1:0001 Q2J55L分区3 4.00 MiB,chardev(507:0) [3.841635]已配置操作 [3.852771]初始化XFRM netlink套接字 [3.857133]网络:注册协议系列10 [3.861964]使用 IPv6 的分段路由 [3.865691]sit: IPv6、IPv4 和 MPLS over IPv4 隧道驱动程序 [3.871961]网络:注册协议系列17 [3.876450]网络:注册协议系列15 [3.880952]已注册桥接防火墙 [3.888135]8021q:802.1q VLAN支持v1.8 [3.892350]lib80211: IEEE802.11 驱动程序的常用例程 [3.894195]mmc0:位于地址5048的新型超高速SDR104 SDHC卡 [3.904714]9pnet:安装9p2000支架 [3.909022] tsn通用netlink模块v1初始化… [3.909236]mmcblk0:mmc0:5048 SD32G 28.8 GiB(ro) [3.913812]密钥类型dns_resolver已注册 [3.919966]mmcblk0:p1 p2 p3 p4 [3.923103]注册taskstats版本1 [3.930282]加载编译后的X.509证书 [3.936324]Btrfs已加载,crc32c=crc32c-generic [3.943073]fsl edma 22c0000.dma控制器:添加到 iommu 组 15 [3.950539]pcieport 0001:00:00.0:PME:使用 IRQ 29 发出信号 [3.956458]pcieport 0002:00:00.0:PME:使用 IRQ 31 发出信号 [3.962501]mscc_felix 0000:00:00.5:无法注册 DSA 开关:-517 [4.077124]fsl_enetc 0000:00:00.0:使能装置 (0400 -> 0402) [4.083498]fsl_enetc 0000:00:00.0:未为 SI1 指定 MAC 地址,使用 96:ab:cf:f7:cb:be [4.092114]fsl_enetc 0000:00:00.0:未为 SI2 指定 MAC 地址,使用 4a:fb:36:fb:eb:3f [4.102849]libphy:飞思卡尔ENETC MDIO总线:已探测 [4.109064]libphy:Freescale ENETC内部MDIO总线:已探测 [4.115254]fsl_enetc 0000:00:00.0:enetc_tsn_init: 设置完成 [4.229108]fsl_enetc 0000:00:00.2:使能装置 (0400 -> 0402) [4.238019]fsl_enetc 0000:00:00.2:enetc_tsn_init: 设置完成 [4.250401]fsl sai f130000.音频控制器:无法获取 mclk0 时钟:-2 [4.267590]libphy:VSC9959内部MDIO总线:已探测 [4.272693]mscc_felix 0000:00:00.5:在内部 MDIO 地址 0 处找到 PCS [4.279538]mscc_felix 0000:00:00.5:在内部 MDIO 地址 1 处找到 PCS [4.286365]mscc_felix 0000:00:00.5:在内部 MDIO 地址 2 处找到 PCS [4.293190]mscc_felix 0000:00:00.5:在内部 MDIO 地址 3 处找到 PCS [4.795106]mscc_felix 0000:00:00.5 swp0(未初始化):PHY [0000:00:00.3:10]驱动程序[Microsemi GE VSC8514 SyncE](irq=POLL) [5.027149]mscc_felix 0000:00:00.5 swp1(未初始化):PHY [0000:00:00.3:11]驱动程序[Microsemi GE VSC8514 SyncE](irq=POLL) [5.259154]mscc_felix 0000:00:00.5 swp2(未初始化):PHY [0000:00:00.3:12]驱动程序[Microsemi GE VSC8514 SyncE](irq=POLL) [5.491103] mscc_felix 0000:00:00.5 swp3(未初始化):PHY [0000:00:00.3:13]驱动程序[Microsemi GE VSC8514 SyncE](irq=POLL) [5.514263]mscc_felix 0000:00:00.5:配置固定/内部链接模式 [5.521568]mscc_felix 0000:00:00.5:链路已连接 - 2.5Gbps/满载 - 流量控制关闭 [5.521698]设备eth1进入混杂模式 [5.533771]DSA:树0设置 [5.539096]ALSA设备列表: [5.542092]未找到声卡。 [5.545776] VFS:无法打开根设备“PARTUUID=db6a277d-04”或未知块(179,100):错误-30 [ 5.554984]请附加正确的“root=”启动选项;以下是可用的分区: [5.563379]0100 4096 RAM0 [5.563380](司机?) [5.569512]0101 4096 RAM1 [5.569513](司机?) [5.575632]0102 4096 RAM2 [5.575634](司机?) [5.581755]0103 4096 RAM3 [5.581757](司机?) [5.587876]0104 4096 RAM4 [5.587877](司机?) [5.593998]0105 4096 RAM5 [5.594000](司机?) [5.600117]0106 4096 RAM6 [5.600119](司机?) [5.606251]0107 4096 RAM7 [5.606253](司机?) [5.612375]0108 4096 RAM8 [5.612376](司机?) [5.618518]0109 4096 RAM9 [5.618520](司机?) [5.624638]010A 4096 RAM10 [5.624640](司机?) [5.630858]010b 4096 RAM11 [5.630859](司机?) [5.637076]010C 4096 RAM12 [5.637078](司机?) [5.643283]010d 4096 RAM13 [5.643285](司机?) [5.649502]010e 4096 RAM14 [5.649504](司机?) [5.655710]010F 4096 RAM15 [5.655712](司机?) [5.661932]1f00 262144 mtdblock0 [5.661934](司机?) [5.668491]b300 7471104 mmcblk1 [5.668494]驱动程序:mmcblk [5.675322]b360 30220288 mmcblk0 [5.675325]驱动程序:mmcblk [5.682150]b361 131072 mmcblk0p1 db6a277d-01 [5.682152] [5.688968]b362 2097152 mmcblk0p2 db6a277d-02 [5.688970] [5.695793]b363 5242880 mmcblk0p3 db6a277d-03 [5.695795] [5.702610]b364 22676480 mmcblk0p4 db6a277d-04 [5.702611] [5.709440]内核崩溃-未同步:VFS:无法在未知块上挂载根文件系统(179,100) [ 5.718082] CPU: 0 PID: 1 通信: swapper/0 未受污染 5.10.35 #1 [5.724105]硬件名称:LS1028A RDB板(DT) [5.728820]呼叫跟踪: [5.731277]转储回溯+0x0/0x1a8 [5.734947]显示堆栈+0x18/0x68 [5.738269]转储堆栈+0xd0/0x12c [5.741678]恐慌+0x16c/0x334 [5.744738]安装块根+0x1c0/0x250 [5.748756]安装根+0x10c/0x144 [5.752250]准备命名空间+0x130/0x170 [5.756354]内核_init_freeable+0x210/0x23c [5.760721]内核初始化+0x14/0x118 [5.764216]从_fork+0x10/0x34返回 [5.767799]SMP:停止辅助CPU [5.771737]内核偏移量:0x501115e00000 来自 0xffff800010000000 [5.777847]物理偏移:0xffffc09140000000 [5.782038]CPU功能:0x0240022,21806008 [5.786317]内存限制:无 [ 5.789379] ---[结束内核恐慌 - 未同步:VFS:无法在未知块(179,100)上挂载根文件系统]--- 请帮我解决这个问题。 回复:LS1028ARDB 使用 SD 卡启动问题 我遵循了上述所有步骤。现在启动时我收到以下错误。 [5.544216] VFS:无法打开根设备“PARTUUID=8c8ecbd4-04”或未知块(179,100):错误-30 [5.707876]内核崩溃-未同步:VFS:无法在未知块上挂载根文件系统(179,100) [ 5.787811] ---[结束内核恐慌 - 未同步:VFS:无法在未知块(179,100)上挂载根文件系统]--- 我检查了根文件夹,它是空的。 请给我一个解决方案。
View full article