Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
HSE_IP核无法添加 Hello nxp的技术支持, 我在使用S32DS IDE3.6.2版本,RTD6.0.0版本,我无法在外设配置的界面添加HSE的IP核,可能会导致配置文件无法自动生成hse_mu的driver,请问一下这个问题该怎么解决? BR/chenyuhang Re: HSE_IP核无法添加 Hi @lukaszadrapa , 感谢您的回复,我目前已经安装了6.0.0 QLP01的包并且已经可以在外设中添加HSE的IP核了。我还有一个疑问想问您,就是我在使用HSE的时候,已经将 C:\NXP\HSE_FW_S32K344_0_2_55_0\hse_full_mem\interface 下的全部文件添加到工程中了,那么 Framework 和 services 文件夹应该如何添加?(附录的图中展示的工程结构是C:\NXP\S32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0\S32K3_HSE_DemoExamples\Key Management\S32K344_DemoApp_SessionKeys 的示例工程),是否可以通过外设配置界面添加到工程中?还是说需要手动将这两个文件夹粘贴到我自己的工程中?另外我有查阅到nxp的中国团队有做过HSE_Lib2.0的内容,这些资料我应该如何获取? BR/chenyuhang Re: HSE_IP核无法添加 你好@chenyuhang 可能会出现并非所有模块都包含在 RTD 软件包中的情况。RTD 6.0.0 就是这种情况,当时还没有 Crypto 驱动程序。它后来在 6.0.0 QLP01 软件包中提供: 在版本说明文件中,您可以发现该软件包仅提供 Crypto 驱动程序,因此您可以将其安装在 6.0.0 软件包之上: 此致, Lukas Re: HSE_IP核无法添加 该框架只是纯 C 代码,不能通过外设配置界面添加。应手动将其添加到项目中。 让我分享一下我之前写给另一位客户的答案--可能是数据缓存出了问题: "我可以看到,该框架尚未完全准备好无缝实施 RTD 项目。我刚刚发现,我在这里的所有项目实际上都禁用了缓存。 该框架使用一个描述符数组,在运行时根据需要选择这些描述符。有一个定义 HSE_ENABLE_SHARED_MEM,可用于将数组强制转入共享区域。但是,默认情况下并不使用这个地址,而且我可以看到,它可能因为使用了一些奇怪的地址而无法工作。 那么,看看 hse_host.c 中的实现吧并将描述符数组也强制设置为 no_cachable 区域"。 关于 HSE_Lib,这是中国应用程序团队的一个项目,目前尚未公开。请与当地的恩智浦 FAE 或分销 FAE 讨论。 此致, Lukas
View full article
Zephyr 中的时钟控制 我已经阅读了有关时钟控制子系统的信息,但我想问的是,如果在使用 mcuxpressoIDE 的裸机代码时,所请求的时钟频率通常无法解决,zephyr 将如何处理?让我们用质数作为一个简单的解释例子。代码将如何运行?
View full article
LPC5411x PLL設定 こんにちは 現在のプロジェクトでは、LPC5411x の PLL モジュールを使用しています。データシートのセクション 6.5.49.6 によれば、PLL の N、M、および P 値は、対応するレジスタに書き込む前に計算する必要があります。 ただし、 SDK_2_9_0_LPCXpresso54114では、NDEC、MDEC、および PDEC の計算コードは実装されていません。代わりに、次に示すように、SDK は手動で事前に計算された値を syspllndec レジスタに直接書き込みます。(M=75 に設定したいので、MDEC=9637 を手動で計算し、 SYSCON_SYSPLLSSCTRL0_MDECに設定する必要があります) 今後の SDK リリースで、NDEC、MDEC、PDEC の計算機能を SDK に追加する予定はありますか? 現在、NDEC、MDEC、PDEC の設定は直感的ではなく、M、N、または P を変更するたびに、対応する NDEC、MDEC、PDEC 値を手動で再計算する必要があるため、維持が困難です。 よろしくお願いします。 LPC54xxx Re: LPC5411x PLL settings こんにちは@yhc123 ご投稿ありがとうございます。 現在、LPC5411 の新しい SDK バージョンをリリースする予定はありません。必要な計算はすべてお客様側で実装する必要があります。ご不便をおかけして申し訳ございません。
View full article
Getting Started with Embedded GUI Development Using GUI Guider and LVGL Designing modern, responsive embedded graphical interfaces has never been easier. In this article, we share the complete set of resources from our hands‑on lab focused on building GUIs with NXP GUI Guider and the LVGL graphics engine, using the FRDM‑MCXN947 development board. This guide will help you import the E‑Bike demo, customize screens and events, simulate your UI, and deploy it directly on hardware. 
View full article
Initialization of the external SJA1105 driver for s32k344 I ported the SJA1105 driver and DP83848 driver based on the code package shown in Figure 1; however, during initialization, the program gets stuck in that loop as shown in Figure 2. Since the ported files are .a files (static library files), I cannot view the corresponding .c source files and have no idea about the specific cause. Could you tell me what leads to the program getting stuck in this loop? Re: Initialization of the external SJA1105 driver for s32k344 Hello @18036965586 , The original example - available on this page Solved: S32K344-WB (WhiteBoard) EVB source code - NXP Community - has been built with S32K3 RTD 2.0.0. Unfortunately, the source code for libsja1105_driver.a (the low level SPI driver for SJA1105) is not available. As you have observed, the driver built with S32K3 RTD 2.0.0 doesn't work in the newer version  of S32K3 RTD - that's' the reason why program gets stuck in this loop. Best regards, Pavel Re: Initialization of the external SJA1105 driver for s32k344 Hello @jianghao , My observation shows that there should be installed TCPIP 1.0.0, but the example uses modified source files and , based on  S32K344_Whiteboard_SW(LLD)_QuickStartGuide(UG10049).pdf, you should not do "Update code" anyway. Best regards, Pavel Re: Initialization of the external SJA1105 driver for s32k344 Thanks, from what I understand, you mean that the RTD2.0 library must be used if Iwant to configure the SJA1105. I would like to ask which version of TCPIP_STACK is used in this example? Re: Initialization of the external SJA1105 driver for s32k344 Thanks, I got it. This example cannot be directly updated to generate code using mex. So, can I create a new project, transfer the driver for the SJA1105 part to the new project, and then update the code using mex? If possible, which files do I need to transfer? (As I want to know which file in the original project caused the inability to directly update the code by .mex) Additionally, I now want to use the S32DS3.5 version + RTD3.0 + FreeRTOS_10_5_1_UOS_3_1_0_DS_updatesite_D2304. Can this be achieved? Re: Initialization of the external SJA1105 driver for s32k344 Hello @jianghao , It is always recommended to start a new project in the latest S32K3 RTD. I would recommend to create a new project from lwIP example and add LPSPI routines for SJA1105. Similar task is being discussed in this thread: NXP SJA1105S connection via SPI to TC397XP( QSPI5) - NXP Community Best regards, Pavel  Re: Initialization of the external SJA1105 driver for s32k344 Thanks for you suggestions, I have transplanted the SJA1105's driver to the new project and compiled successfully. But I encountered a  new problem that the function named  "extern uint8_t SJA1105P_loadConfig(uint8_t configIndex, uint8_t switchId) " haven't been called throughout the entire project. And  is it called in any .a files? Looking forward to your reply. Thanks. Re: Initialization of the external SJA1105 driver for s32k344 Thanks,I got it.
View full article
未记录压力 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 您好, 我目前正在使用 MPX5500DP 传感器来测量压力,但是无论施加任何压力,Arduino Uno 的模拟读数都不会改变。我附上了代码截图和布线图片。如果已知 Vout,我使用数据表中的传递函数来计算压力,并将图 4 中的电路与去耦电容一起使用。在电路图片中,我将黑色跨接电缆连接到接地,红色跨接电缆连接到 5V 引脚,蓝色跨接电缆连接到模拟引脚 5。我在谷歌上搜索了很多,数据表也看了无数遍,但找不到任何线索。 谢谢! Jorge 压力传感器 Re: Pressure not recorded <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,豪尔赫、 您的接线和代码似乎都是正确的。在没有施加压力的情况下输出 ~0.2V 也是正确的。然后,如果增加 P1 和 P2 之间的压力差,输出电压就会增加。 不过,请注意 MPX5500DP 的灵敏度不高(典型值为 0.1)。9mV/kPa),因此需要施加相当高的压力才能获得明显更高的输出电压(例如P1 和 P1 之间的 100kPa 相当于 Vout 上的 0.9V 或 1.1V)。 如果输出电压仍然稳定在 0.2V 左右,那么传感器可能有问题,您必须使用另一个传感器。但我的猜测是,您没有施加足够的压力来获得更高的输出电压。 顺祝商祺! 托马斯
View full article
S32DS FreeRTOS 配置工具在生成 RTOS tick 时使用了错误的时钟源 在一些使用 FreeRTOS 的测试中,我需要将 CM7_CORE_CLK 设置为最大频率值(例如 CM7_CORE_CLOCK=320MHz)。 由于定义的限制,CORE_CLK 需要设置为 CORE_CLK=160MHz。 @Smartling Language Service   看起来,FreeRTOS 的时钟定义取自 CORE_CLK = 160MHz。 根据我的理解,所提供的"标准" 实现、FreeRTOS 正在使用 SysTick 定时器生成其 RTOS tick。 此外,根据我的理解,SysTick 定时器由 CM7_CORE_CLK 驱动,而不是由 CORE_CLK 驱动。 (简单的测试表明,这样编译时系统运行的频率是原来的两倍)。 我可以尝试使用 CM7_CORE_CLK 覆盖该值,但会收到如上警告。 这是 S32DS 配置工具出错了,还是我漏掉了什么? Re: S32DS FreeRTOS Configuration Tool uses wrong clock source for RTOS tick generation HI 感谢您的报告。 让我联系软件团队寻求解决方案。 此致敬礼, Robin Re: S32DS FreeRTOS Configuration Tool uses wrong clock source for RTOS tick generation 我的软件同事告诉我: 这个警告可以忽略,对软件行为没有影响。 用户应该像以前一样设置真实时钟频率输入,可以放心地忽略警告。 Re: S32DS FreeRTOS Configuration Tool uses wrong clock source for RTOS tick generation 嗨,@Robin_Shen、 感谢您的回复。 我知道我可以在该字段中输入正确的内核频率 CM7_CORE_CLK,并安全地忽略由此产生的警告。 将来有计划解决这个问题吗? 我不喜欢不必要的警告,因为它们可能会混乱其他重要的警告,并在版本过程中造成额外的负担。 谢谢。 Re: S32DS FreeRTOS Configuration Tool uses wrong clock source for RTOS tick generation 感谢您的报告!这将在下一版 FreeRTOS s32k3xx 版本中得到纠正。
View full article
PKIサーバーに保存されたキーを使用してiMXRT HAB署名されたイメージ こんにちは、 私は iMXRT 10xx を使用したプロジェクトに取り組んでいます。バイナリ ファイルに署名するために、PKI サーバーに保存されている秘密キーを使用して、MCU の HAB 署名付きイメージを生成する必要があります。秘密鍵で署名されたバイナリ ファイルを取得する唯一の方法は、ファイルをサーバーに送信して署名を取得するスクリプトを作成することです。 署名に使用されるNXPツールは、最終的なプログラムイメージの一部として署名を含んでいます。最終的なプログラムイメージに含まれる署名の正しい形式を説明したドキュメントはありますか? PKI サーバーにバイナリ ファイルに署名し、MCU の HAB が理解できる方法で最終イメージに署名を追加するように依頼する必要があります。 よろしくお願いいたします。 レナード Re: iMXRT HAB signed image using a key stored on a PKI server こんにちは@cleo 、 あなたの質問について専門家に相談したところ、以下のコメントをいただけましたら幸いです。 RT10xx はまだこの機能は公式にはサポートされていませんが、26.03 で利用可能になります。 お客様は、他のデバイスの SEC ツールでそれがどのように機能するかを調べることができます。こちらのドキュメントを参照してください: https://docs.mcuxpresso.nxp.com/secure/latest/07_generic_workflows.html#signature-provider-workflow 1に戻ります。お客様がNXPとNDAを締結している場合は、早期アクセスリリースを提供できます。 ここで、SEC ツール ソリューションの詳細について説明します。お客様側で小さなスクリプトを作成する必要があります。キーがディスクに保存される Python の例を提供しています (ドキュメントを参照) が、これはあらゆる顧客ソリューションに簡単に適応できます。SEC ツールは PKCS#11 を直接サポートしていませんが、お客様側で実装できます。 お役に立てれば幸いです。 すてきな一日を、 カン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - スレッドは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいスレッドを開いて、閉じたスレッドを参照してください。 ---------------------------------------------------------------------------------
View full article
Debian 13 Kernel Hang After 'Starting kernel...' on Custom i.MX95 Board Hello, We are currently testing Debian 13 on our custom i.MX95-based board. The build completed successfully, and all required binaries (uboot, kernel, and rootfs) were generated and flashed to the board using an SD card. The board boots correctly up to U-Boot, and the U-Boot logs appear normal. However, after the message “Starting kernel …”, the system hangs indefinitely and no further kernel logs are printed on the console. We have attempted to enable early console output, but there is still no kernel output observed after the handoff from U-Boot. Please find the boot log attached for your reference. We would appreciate your guidance on possible causes or recommended debugging steps for this issue on a custom i.MX95 board. Thank you for your support. Best regards, Maruti Naik Re: Debian 13 Kernel Hang After 'Starting kernel...' on Custom i.MX95 Board Hi Chavira, Thank you for your response. We have already successfully ported and validated Linux 6.12.20 and Android 15.0.0_2.0.0 BSP on our custom board. For Debian 13, we are using the same BSP adaptations and System Manager (SM) configurations, as the hardware configuration of the board has not changed. The images are generated using FlexBuild and flashed using the standard NXP flashing procedure for our platform. Based on our analysis, the issue seems to be related to U-Boot. As a workaround, when we use the flash.bin from the Linux BSP, the board boots completely and functions as expected. However, when we use the Debian 13 flash.bin generated through FlexBuild, we encounter the boot issue. This indicates a possible configuration mismatch or difference in the Debian 13 U-Boot compared to the Linux BSP U-Boot. Please let us know if there are any known U-Boot configuration changes specific to Debian 13 or if additional modifications are required when generating flash.bin using FlexBuild. Best regards, Maruti Re: Debian 13 Kernel Hang After 'Starting kernel...' on Custom i.MX95 Board Hi @Maruti, Thank you for contacting NXP Support! To assist you further, could you please provide the following information? How are you generating and flashing the image onto the board? Have you correctly ported the BSP according to your custom board’s hardware configuration?Is the System Manager (SM) configured properly to match the hardware on your custom board? Best regards, Chavira Re: Debian 13 Kernel Hang After 'Starting kernel...' on Custom i.MX95 Board We are able to boot the board with Debian 13 compiled binaries without any issues. Currently, I am testing 3.4.5 GoPoint demos from the Debian 13 user guide. I have logged in as the debian user. After running: debian@imx95ig61m:~$ systemctl stop gdm && systemctl start weston ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ==== Authentication is required to stop 'gdm.service'. Authenticating as: debian ==== AUTHENTICATION COMPLETE ==== ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ==== Authentication is required to start 'weston.service'. Authenticating as: debian ==== AUTHENTICATION COMPLETE ==== the screen goes blank and nothing is displayed. Could you please advise if there are any additional configurations required in weston.ini to make Weston and the GoPoint demos work correctly? We are using 1024x600 resolution lvds display. Re: Debian 13 Kernel Hang After 'Starting kernel...' on Custom i.MX95 Board Hi @Maruti, Sorry for my late response — our community tracking system has been experiencing some issues. Do you still need assistance?
View full article
S32K3 基本セキュアブート こんにちは。S32K314 を使用して、基本的なセキュア ブートを実装しようとしています。 DEMO APP に付属のリンカー スクリプトを変更することにより、AppBL ヘッダー (64 バイト) とブートローダーが、「HSE-B ファームウェア リファレンス マニュアル」で説明されているように、IVT Boot_Target フィールドが示すアドレスに配置されました。 ただし、起動しません。 AppBL を使用して起動するには他にどのような設定が必要ですか? 追伸これは開発の初期段階であるため、セキュア ブートは有効になっていません。また、IVT およびブートローダ イメージのサインを生成していません。 Re: S32K3 Basic Secure Boot こんにちは@wodudwo IVT オフセット 0xC は、AppBL (基本セキュア ブートの対象となるアプリケーション) の起動には使用されません。これは、BOOT_SEQ ビットによってセキュア ブートが有効になっていない場合に、コア 0 で起動されるはずのアプリケーションのベクター テーブルへのポインタです。 IVT オフセット 0x14 も AppBL の起動には使用されません。これは、コア 1 で開始されることになっているアプリケーションのベクター テーブルへのポインタです (派生製品で利用可能な場合)。 IVT オフセット 0x30 は、AppBL のアプリ ヘッダーへのポインターとして使用されます。これは、BOOT_SEQ によってセキュア ブートが有効になっている場合に使用されます。 「表118」を参照してください。詳細については、「IVT 構造」を参照してください。 以下に記載されている「S32K344_Basic_SecureBoot」からのスクリーンショット: もう 1 つのポイントは、アプリケーションの開始アドレスを 128 バイトに揃える必要があることです。また、アプリケーションの前に 64 バイトのアプリ ヘッダーが必要です。 以下のリソースを確認することをお勧めします。 HSEデモ例: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=S32K3_HSE_DemoExamples プロジェクトを見てみましょう: これは基本的なセキュア ブートを構成します。 c:\NXP\S32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0\S32K3_HSE_DemoExamples\セキュアブート\S32K344_Basic_セキュアブート\ セキュア ブートが有効になると実行されるアプリケーションは次のとおりです。 c:\NXP\S32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0\S32K3_HSE_DemoExamples\セキュアブート\S32K344_セキュアブートBlinky\   デモ プロジェクトを含むセキュア ブート アプリケーション ノート。以下からダウンロードできます。 https://www.nxp.com/products/S32K3 アプリケーションノートはここにあります: ドキュメント -> セキュア ファイル -> セキュア ブート アプリケーション ノート v0.1.1.0(AN744511) 関連するデモ プロジェクトはここからダウンロードできます。 設計リソース -> ソフトウェア -> セキュア ファイル -> SecureBootAppNoteDemo (SW745310) 「5. 基本的なセキュア ブート」、特にアライメントについて説明している「5.2 構成」の最後の部分をご覧ください。 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: S32K3 Basic Secure Boot よろしくお願いします。 すべての問題は解決されました。
View full article
Kinara ARA-SDK ライセンス こんにちは、NXPチーム(そしてAra-2 / Kinaraツールに詳しい皆さん) 私は、Ara-2 (Kinara) コンピューティング モジュールのモデルをコンパイルするための正しいライセンス/アクセス パスを理解しようとしています。特に、Kinara が NXP に買収され、NXP の公開資料に NXP のソフトウェア エコシステムへの SDK の統合について記載されている現在では、この理解が重要になっています。 私の設定/目標 ハードウェア: Geniatech Ara-2 コンピューティング モジュール SDK: Geniatech 提供の Kinara Ara-2 SDK r1.3 使用例: 個人、非営利(研究/調査/テスト) モデルターゲット: Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct (GPTQ Int4) これまでのところうまくいったこと モード 1 フローを完了して、モデルを ONNX に変換できます。 結局、次のようになります。 model.onnx (小さなグラフファイル) 同じディレクトリ内の model.onnx.data (大きな外部テンソル データ / 重み)。 失敗するもの モード 2 (デプロイ可能な .dvm を生成するコンパイル段階)SDKs のビルド ツールからのライセンス チェックアウト/検証エラーで失敗します。 私の知る限り、これは.dvmの生成をブロックしますONNX エクスポートが成功した場合でも。 私が行き詰まっているところ Kinara ライセンス キーを持っていません。 Geniatech のドキュメントによると、SDK ライセンス キーの取得は Kinara 経由で行う必要があるとのことです。 Kinaraのカスタマーサポートポータルでは、一般的な個人メールドメイン(例:gmail.com)を使用した登録を拒否しているようです。SO、そこでリクエストを送信することはできません。 ここで質問する理由(NXP/Kinara統合の混乱) NXP の公開資料によると、Kinara の SDK とモデル ツールは NXP のエコシステム (eIQ を含む) に統合されつつあり、Ara-2 は現在、関連する「Ara ソフトウェア開発キット」のダウンロードとともに NXP 製品として提供されています。 しかし、実際にはそれは明らかではありません。 開発者はコンパイルのためにライセンスキーを取得する必要があり、 「Ara SDK / eIQ 統合」パスが現在サポートされているルートであるかどうか。 質問 ONNX → .dvm をコンパイルするにはライセンスキーが必要ですか?Ara-2 SDK ツールチェーン (r1.3 / ARA-SDK) を個人的/非商用目的でも使用できますか? はいの場合、個人/愛好家ユーザーが評価/開発者アクセスを取得するための公式プロセスは何ですか(特に企業の電子メールドメインがない場合)? 既存の NXP アカウントがある場合、Ara-2 ユーザーはどこで次の情報を取得すればよいですか。 「公式」Ara SDKバイナリ/ツールチェーン(コンパイラ)、および/または コンパイルに必要なライセンス メカニズムですか? コンパイルにライセンスキーが必要で、それが簡単に入手できない場合、コンパイル済みの.dvmファイルはありますか?モデルパッケージ(例:Qwen 7B/Qwen2.5用)7B) NXP/Kinara/パートナーが Ara-2 ユーザーが実行できるように提供していますか? NXP/Kinara の担当者が、意図されているパス (NXP ポータルと従来の Kinara ポータルの比較、およびライセンスが現在どのように処理されているか) を明確にしていただければ、非常に助かります。 Re: Kinara ARA-SDK Licensing 私も同じ質問があります!デバイスとドライバを入手しました。しかし、SDK はなく、ライセンスもないと思われます (必要な場合)。デバイスは、Lenovo ThinkCentre Ultra neo コンピューター内に静かに置かれているだけで、何も動作していません。Lenovo は、NPU としての Windows 11 への統合を完了しませんでした。少なくともいくつかのモデルを実行したり学習したりするために使用したいと思います。今では、私の PC 内で完全に未使用のシリコン片になっています。もっと多くの人がこのテクノロジを使い始めれば、そのテクノロジの普及に役立つと思います。 Re: Kinara ARA-SDK Licensing @kratafila私も、Geniatech 経由で Linux SDK バンドルを入手するまでは、基本的に未使用のシリコンでした。正直に言うと、モデルをコンパイルして実行できないため、まだ未使用のシリコンです。 ちなみに、Geniatech (私の Kinara Ara-2 M.2 モジュールのベンダー) がこれらの SDK/ランタイム ダウンロードを私と共有してくれました。これらは Linux に重点が置かれており、ThinkCentre 内の Ara-2 ハードウェアに適用されるかどうかはわかりません (または、Windows 11 のヘルプ。Windows バイナリが含まれていますが、Linux ソフトウェアの方が成功しました)。ただし、Linux でテストしたり、デバイスが動作することを確認できる場合は、役立つ可能性があります。 1) ドライバ/ランタイム + サンプル .dvmモデル (Geniatech「顧客対応」バンドル): hxxps://mega[.]nz/file/nJcF0K5a#W-Ote-fp59hXoq4T0GGsaQmwGTRphWz0JATowyWjQpg 2) Geniatech が最初に送信した「モデル コンパイル」フォルダー (注: これだけではコンパイラ バイナリは含まれていません)。 hxxps://mega[.]nz/file/KoclFQrJ#ifNOX7w2Y1qgLM6rnm7xPnUprwZZqhuRvelFG5p0MJQ 3) Geniatechが後日提供したAra-2 SDKのフルtarball(これは実際のツールチェーン/コンパイラを含むはずのもの、例:dvrun): hxxps://file[.]geniatech[.]com/down-eng/BSP/kinara_SDK_20251120[.]tar[.]bz2 上記のいずれかを試して進展があった場合(SDK をインストールしてデバイスが認識されるだけでも)、こちらに投稿してください。これは、私たちのためだけではなく、複数のコミュニティ間で「公式」な作業パスや SDK/ライセンスの実際の入手先、および追加モデルのコンパイルと実行方法について、より広範な混乱があるように思われるためです。
View full article
BSDL file for the FS32K142H 64LQFP I'm trying to find a BSDL file for the FS32K142H 64LQFP Re: BSDL file for the FS32K142H 64LQFP I find a BSDL file for the FS32K142HAT0MLHT 64LQFP Can someone send it to me? Thanks Re: BSDL file for the FS32K142H 64LQFP Hi @titi  I sent you a private message. BR, VaneB
View full article
S32DS3.5 デバッグ s32g274 PEMicro を使用 S32g274 M7 コア用の S32DS3.5 デバッグ ツールを使用して、CAN などの外部ペリフェラルのレジスタの値を表示するにはどうすればよいですか? Re: S32DS3.5 debug s32g274 use PEMicro こんにちは、 @sdx111 ご投稿ありがとうございます。 次の方法を試してみることをお勧めします。 私の側でテストしたところ、問題なく動作しました お役に立てれば幸いです。 BR チェイン Re: S32DS3.5 debug s32g274 use PEMicro こんにちは、 @sdx111 ご返信ありがとうございます。 これは新しい質問であり、このトピックのタイトルとは直接関係がないため、他のユーザーが検索/参照しやすいように、次回は新しい投稿を作成することをお勧めします。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 この問題に関しては、私の意見では、最初の elf (ブートローダーなど) をロードし、第 2 段階にジャンプする前にブレークポイントを挿入し、さらに image2 (アプリケーションなど) のシンボルもロードして、デバッグをさらに続行することができます。 BR チェイン Re: S32DS3.5 debug s32g274 use PEMicro ブートローダの実行後に APP プログラムにジャンプし、APP プログラムにブレークポイントを追加したいと考えています。デバッグの設定方法を知りたいです。 Re: S32DS3.5 debug s32g274 use PEMicro もう一つ問題があります。S32G274 の M コア用のブートローダーと APP プログラムを持っています。S32DS コンパイラを使用して、ブートローダの APP へのジャンプとその後の動作をデバッグおよびテストするにはどうすればよいですか? Re: S32DS3.5 debug s32g274 use PEMicro こんにちは、 @sdx111 ご返信ありがとうございます。 あなたが言及したようなケースでは、たとえば、通常はブートローダを QSPI にフラッシュし、M コア アプリケーションの先頭に無限ループを追加し、QSPI 経由でボードを起動してデバッガ経由でボードを接続し、最後に M コア elf をロードしてさらにデバッグします。このようなCASEをデバッグするには、他にもいくつかの方法があるはずですが、これは単なる例です。 BR チェイン
View full article
电源配置和 RESET_B 问题 - MCXN546VKLT 我们目前正在使用恩智浦 MCXN546VKLT 微控制器(HLQFP 封装)进行定制 PCB 设计,在初始电路板启动期间遇到了问题。如果您能就该设备的电源架构和 RESET 行为提供指导,我们将不胜感激。 1。VDD_SYS 电源理解 我们想澄清 VDD_SYS 功率域在内部是如何工作的,以及它如何为生成 VDD_CORE(约 1.0 V)做出贡献。具体而言,我们要求确认: VDD_SYS、VDD、VDD_Px、VDD_ANA 和 VDD_CORE 的正确外部电源配置 VDD_CORE 应采用外部供电还是仅去耦 MCXN546VKLT 的推荐上电顺序。 2。加电期间的 RESET_B 引脚问题 我们还遇到了一个与 RESET_B 引脚相关的问题: 在电路板启动期间,RESET_B 保持低电平因此,MCU 似乎无法开始执行。 我们想了解:上电复位期间 RESET_B 的内部行为,不当的 VDD_SYS 还是 VDD_CORE 升压都会使 RESET_B 保持在低水平 我们恳请索取任何特定于 MCXN546VKLT 的参考原理图、应用笔记或电源/RESET 配置指南,以帮助我们解决这些问题。 非常感谢你们的支持。我们期待您的指导,成功组建我们的董事会。 B 向您致意、 Manish Agarwal MCX N Re: Power Supply Configuration and RESET_B Issue – MCXN546VKLT 你好@ma0208 有关 MCXN546VKLT 微控制器的硬件设计,请参阅 .NET Framework 3.0: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=UG10343&isHTMLorPDF=HTML 尽管本用户指南是针对 MCXN236 编写的,但它同样适用于 MCXN546VKLT。   有关开机顺序,请参阅 MCXN546 数据手册: 阅读完这些文件后,如果您仍有任何疑问,请随时与我联系。 谢谢! BR 爱丽丝 Re: Power Supply Configuration and RESET_B Issue – MCXN546VKLT 你好@ma0208 请分享您的原理图,我帮您检查问题。 谢谢! BR 爱丽丝 Re: Power Supply Configuration and RESET_B Issue – MCXN546VKLT 亲爱的爱丽丝 PFA 原理图。 谢谢! 马尼什 Re: Power Supply Configuration and RESET_B Issue – MCXN546VKLT 亲爱的爱丽丝 感谢你提供的信息。 我们已经按照共享的硬件设计指南检查了电源设计,没问题,我们使用的配置是 低压差线性稳压器(LDO) 模式。开启我的自定义板后,RESET_B 引脚处于低电平并且没有变高。RESET电路与硬件设计指南中推荐的完全相同。可能的原因是什么?请尽早告诉我。 B 向您致意、 Manish Agarwal Re: Power Supply Configuration and RESET_B Issue – MCXN546VKLT 你好@ma0208 我看了你的电路图。 请浮动 DCDC_LX 引脚。 注意以下几点:要禁用 DCDC,DCDC_LX 必须保持浮空,VDD_DCDC 引脚必须通电。 您的软件还必须禁用 DCDC。 同样,请参阅我上次提到的应用笔记,并相应地查看您的示意图。   谢谢!   BR 爱丽丝 Re: Power Supply Configuration and RESET_B Issue – MCXN546VKLT 亲爱的爱丽丝 现在可以工作了,VBAT 由于干焊而无法供电。 感谢大家的支持。 B 向您致意、 马尼什
View full article
How do I configure SMP FreeRTOS on the S32K344? I could not find any FreeRTOS SMP example for the S32K344 in the sample projects. Does the S32K344 officially support FreeRTOS SMP? If so, is there any documentation or reference design available? Re: How do I configure SMP FreeRTOS on the S32K344? Hello @yanyanwang, That is correct — the S32K344 can be decoupled to the S32K324. However, we currently do not provide any SMP examples specifically for this derivative. You can refer to the existing SMP examples available for the other S32K3 variants. Regards, Daniel Re: How do I configure SMP FreeRTOS on the S32K344? hello, The S32K344 is currently running in decoupled mode, and I would like to use it as an independent-core device. I have seen some posts suggesting that, once decoupled, the S32K344 can be treated like an S32K324, but I am unsure whether this is officially supported. I could not find any relevant description in the documentation. Thanks Re: How do I configure SMP FreeRTOS on the S32K344? Hello @yanyanwang, S32K344 has two cores but they are in lockstep. FreeRTOS for S32K3XX version 7.0.0 has these SMP examples: Regards, Daniel Re: How do I configure SMP FreeRTOS on the S32K344? Once the S32K344 is decoupled, it effectively becomes an S32K324. Therefore, you need to create a new project specifically for the S32K324 device. After generating a project that includes both cores, you can debug them simultaneously in S32DS by using a Launch Group configuration. If you have any further questions regarding debugging, please create a new thread. Thank you, BR, Daniel Re: How do I configure SMP FreeRTOS on the S32K344? According to your explanation above, I tried to decouple the S32K344 so that it behaves like an S32K324. However, I cannot create a dual-core project based on the S32K344 in the IDE. I also tried creating a dual-core project based on the S32K324, but only one core can enter the debug state. Therefore, the claim that “after decoupling, the S32K344 can be treated as an S32K324” does not hold true, and it also appears that a standalone S32K324 device will not be produced. At this point, I am unclear about the underlying mechanism. Could you please provide some guidance and explain the principle behind this behavior?
View full article
S32k344 上的闪存问题(MBDT 我正在开发 s32k344 评估板 (HV 电池管理系统)。问题是我无法通过 Simulink 闪存我的代码。我创建了一个简单的 DIO Led Blink 模型(只需在 LED 上即可)。该模型已建立,即使生成了代码,也没有错误。指示灯仍未亮起。当我使用 S32DS 软件闪烁 LED 时。LED 指示灯闪烁。然后我尝试用 Simulink 进行闪存。LED 熄灭。表示程序在闪烁,但 LED 未亮起。我仔细检查了 PTA21(RED_LED)引脚。我做错了什么。我已经在 MATLAB 中安装了调试器和 MBDT 工具箱的支持软件包 Re: Flash problem on S32k344 (MBDT) 你好 好吧,这不是与 FS26 有关的问题。 如果可能的话,能否与我分享一下您的模型,让我看看? 顺祝商祺! 索林-班奇拉 Re: Flash problem on S32k344 (MBDT) 你好 启动板时,继续按下 SW1 按钮。 不要忘记查看工具箱中包含的示例,其中有该板的参考配置。 顺祝商祺! 索林-班奇拉 Re: Flash problem on S32k344 (MBDT) 如何配置 FS26。我现在找不到相关文件。请提供帮助 Re: Flash problem on S32k344 (MBDT) 与 PE Micro 调试器连接时,我总是按下按钮(SW1)。但闪光时和闪光后都不行。我单独试用了 S32 DS 软件。它成功闪烁且 LED 闪烁,但是当使用 Simulink 进行同样的闪烁时,它不会闪烁或 RESET Re: Flash problem on S32k344 (MBDT 你好 您配置 FS26 进入调试模式了吗?否则,它将继续重置板。 如果您使用的是 X-RD-K344BMU,则可以查看工具箱中包含的示例,以了解如何配置 Dio、Port 元器件以切换 LED。 顺祝商祺! 索林-班奇拉 Re: Flash problem on S32k344 (MBDT) 我将与您分享我的文件。它只是一个基本的 LED 型号。请检查问题所在 Re: Flash problem on S32k344 (MBDT) 我已经共享了文件。请回复
View full article
Config_Tools_for_i.MX_25.2_x64 您好,我想要使用Config_Tools_for_i.MX_25.2_x64.exe中的DDR tools的DDR Validation来验证我的评估板8MMINILPD4-EVK,但是为什么显示电路板无反应? 经检查,选用的config为fsl-imx8mm-evk.mex,串口连接正确,USB连接正确,在测试连接使报错“电路板无反应。 谢谢! i.MX8MMINI CONFIG-TOOLS-IMX   Evaluation Board Re: Config_Tools_for_i.MX_25.2_x64 Hi @mekloby  现在我们官网最新的版本是v25.12, 你的v25.2是指那个版本的?请下载v25.12试一下。 https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/i-mx-evaluation-and-development-boards/config-tools-for-i-mx-applications-processors:CONFIG-TOOLS-IMX B.R Re: Config_Tools_for_i.MX_25.12_x64 不好意思,由于我的疏忽,将25.12打成了25.2,目前我使用的应该是最新版本,请问还有什么问题可以排查吗? Re: Config_Tools_for_i.MX_25.2_x64 您好,设置成了下载模式,开关值分别是1010XXXXXX和XXXXXXXXX0;我使用mscale工具成功连接,但是config_tools工具始终连接不上。 Re: Config_Tools_for_i.MX_25.2_x64 Hi @mekloby  我在我的imx8mm evk板子上运行了v25.12 版本的Config Tool. 没有问题。请保证串口和USB连接正确,板子进入download模式,上电后点击Scan按钮。出现COM口和HID的时候证明连接完成。可以整成运行相关DRAM的测试。 B.R Re: Config_Tools_for_i.MX_25.12_x64 好的,谢谢,我再试试
View full article
Qt Creator を i.MX6 用にビルドするためのセットアップ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このドキュメントでは、3.14.28 BSP リリースの一部として利用可能な Qt5 ツールチェーンを使用して Qt Creator を設定するために必要な手順について説明します。 要件 1)Linuxマシン。Ubuntu12.4以上を推奨します。 2) Yocto Freescale BSP リリース L3.14.28 以降 この例では、フリースケールBSPリリースL3.14.28を使用しますが、Qtツールチェーンを含む将来のBSPリリースを使用することもできます。 - Freescale BSP Release Documentation L3.14.28 (ログインが必要) https://www.freescale.com/webapp/Download?colCode=L3.14.28_1.0.0_LINUX_DOCS&location=null&fpsp=1&WT_TYPE=Supporting%20Information&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=gz&WT_ASSET=Documentation&fileExt=.gz&Parent_nodeId=1337637154535695831062&Parent_pageType=product&Parent_nodeId=1337637154535695831062&Parent_pageType=product 3) Qt5 メタツールチェーン (この例では Poky 1.7 qt5 / L3.14.28 ですが、使用する BSP に対応する qt ツールチェーンを使用することもできます) メタツールチェーンを抽出してインストールする方法については、次のコマンドを使用して、次のドキュメントの手順に従ってください。 $ bitbake メタツールチェーン-QT5 https://community.freescale.com/docs/DOC-95122 タスク #7 - ツールチェーンを作成する 次に、スクリプトを実行します。 fsl-release-bsp/ /tmp/deploy/sdk/poky-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa9hf-vfp-neon-toolchain-1.7.sh Qt Creatorのインストール Qt Creatorのオープンソースバージョンを使用します。インストールする前に、アプリケーションがオープンソースソフトウェアの要件に準拠していることを確認してください。 Linux用のQt Creatorオープンソースは、次のリンクからダウンロードできます。 http://www.qt.io/download-open-source/ インストーラーをダウンロードしたら、ファイルの実行権限があることを確認する必要があります。これは、次のコマンドで追加できます。 $ chmod +x qt-unified-linux-x64-2.0.2-2-online.run 次に、インストーラーを実行します $ ./qt-unified-linux-x64-2.0.2-2-online.run リポジトリからの情報を取得した後、Qt Creatorをどこにインストールするかを尋ねられます。 次に、どのコンポーネントをインストールするかを尋ねられます。3.14.28 BSPリリースでサポートされているQt 5.4をインストールします。 ライセンス契約に同意すると、インストーラーが必要なファイルを取得してインストールします。 Qt Creatorの設定 ダウンロードが完了したら、Qt Creatorを起動します。これを行うには、次のコマンドを使用します。 cd /Tools/QtCreator/bin $./qtcreator.sh [ツール] トップ バー メニューで、[オプション] を選択します。 オプションウィンドウの左側のメニューで、ビルドと実行を選択し、次にコンパイラタブを選択して、GCCを追加を選択します。 次の画面で、このコンパイラの名前 (つまり、i.MX Qt5) を選択し、コンパイラのパスを選択します。これは、インストールされている場所によって異なる場合がありますが、デフォルトでは次の場所にあります。 /opt/poky/ /sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-g++ その後、ABIセクションでarm-linuxとして検出されるはずです。 次に、「Qt Versions」タブを選択し、「Add...」をクリックします。ツールチェーンパスでqmakeを探します(デフォルトでは次の通りです)。 /opt/poky/ /sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/qt5/qmake 最後に、[キット]タブで新しいキットを追加し、デフォルトでは次の場所にあるツールチェーンからsysrootsを選択します。 /opt/poky/ /sysroots/cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi Qt Creator は、i.MX6 用のビルド用に構成されました。 Re:i.MX6用にビルドするためのQt Creatorの設定 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Eric, はい、このプラットフォームの設定は行われましたが、どういうわけか今は欠落しています。この設定を追加すると、正常に動作します。 ありがとうございました! よろしくお願いします。 クサイ Re:i.MX6用にビルドするためのQt Creatorの設定 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> -platform waylandでアプリケーションを起動します Re:i.MX6用にビルドするためのQt Creatorの設定 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Eric, ZongbiaoLiaoと同じエラーメッセージが表示されます。 ------------------ このアプリケーションは、Qtプラットフォームプラグイン「xcb」が見つからないかロードできなかったため、起動に失敗しました で "". 利用可能なプラットフォームプラグインは、eglfs、linuxfb、minimal、minimalegl、offscreen、xcbです。 アプリケーションを再インストールすると、この問題が解決する場合があります。 ------------------ ホスト(ubuntu 14.04)から例の「clocks」を開始すると、iMX6ULEVKで実行されている「clocks」を確認できます。 これにより、サンプルアプリケーション「clocks」がデバイスに正しくデプロイされていることがわかります。 しかし、ホストから自分の小さなアプリケーション(1つのリストと1つのボタン)を開始すると、iMX6UL EVKでは何も見えません ただし、アプリケーションバイナリは除きます。ホスト出力ウィンドウに、上記のエラーメッセージが表示されます!!(例を挙げて 「clocks」そのようなエラーメッセージは見当たりませんでした) 理由は何でしょうか? アントン Re:i.MX6用にビルドするためのQt Creatorの設定 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> あなたのqtcreatorはUbuntuで実行されていますか?または、ターゲットアプリケーションを実行しているときに問題が発生しましたか? Re:i.MX6用にビルドするためのQt Creatorの設定 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi gusarambula, コマンド bitbake fsl-image-qt5 -c populate_sdkを実行しますが、qmakeは実行しません。 yoctoバージョン:「L4.1.15-2.0.1」 Re:i.MX6用にビルドするためのQt Creatorの設定 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちはアラヴィンス ./qtcreator.sh を実行してqtcreatorを起動してみました。 ご回答をよろしくお願い申し上げます。 ZongbiaoLiao Re:i.MX6用にビルドするためのQt Creatorの設定 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Zongbiao, アプリケーションをどのように実行していますか? よろしくお願いします。 アラヴィンス Re:i.MX6用にビルドするためのQt Creatorの設定 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi gusarambula‌ qtcreatorをインストールした後、起動しようとすると、以下のエラーが出力されました。 ------------------ このアプリケーションは、Qtプラットフォームプラグイン「xcb」が見つからないかロードできなかったため、起動に失敗しました で "". 利用可能なプラットフォームプラグインは、eglfs、linuxfb、minimal、minimalegl、offscreen、xcbです。 アプリケーションを再インストールすると、この問題が解決する場合があります。 ------------------ 何かアドバイスをいただけますか? ご回答をよろしくお願い申し上げます。 ZongbiaoLiao Re:i.MX6用にビルドするためのQt Creatorの設定 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは shyamjithkv、 3.14.52カーネルにはqt5があるので、以下のコマンドを実行するとQT5が得られます。 => bitbake メタツールチェーン-qt よろしくお願いします。 アラヴィンス Re:i.MX6用にビルドするためのQt Creatorの設定 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ねえ。。bitbake meta-toolchain-qt5の実行中に次のようなエラーが発生します エラー: 何も提供しません 'meta-toolchain-qt5' 。接戦: メタツールチェーン-QT メタツールチェーン-QTE メタツールチェーン 私はfsl-community-bsp-platformのjethroブランチを使用していました (リポジトリ init -u https://github.com/Freescale/fsl-community-bsp-platform -b ジェスロ) その理由は何でしょうか? ありがとうございます Shyam Re:i.MX6用にビルドするためのQt Creatorの設定 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hai Gusarambula, お返事ありがとうございます。 私はqt5ツールチェーンを使用しています、私はビットベイクされたメタツールカイン-qt5。 この bitbake プロセスを通じて、build/tmp/deploy/sdk/poky-eglibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa9hf-vfp-neon-toolchain-1.6.3.sh の sh ファイルに生成します。 そのスクリプトを実行して、toochain と sysroot を /opt/poky ディレクトリにインストールしてください。 他のすべてのキットを無効にし、ネイティブキットも含み、クロスコンパイラキットのみを選択します。 「ファイル/home/sachu/buid-example-debud/Example1のアップロードに失敗しました」のようなエラーが表示されます。 この問題を解決するのを手伝ってください。 あなたの好意的な返事を待っています Re:i.MX6用にビルドするためのQt Creatorの設定 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、サチュ・サナルさん、 qt5ツールチェーンを使用していることを再確認することをお勧めします。このツールチェーンは、meta-toolchain-qt5レシピを使用して抽出できます。 それ以外は、間違っている可能性のあるものは何も見つかりませんでしたが、新しいプロジェクトを作成するときに、キット選択画面でQt5用に作成したものを除く他のすべてのキットを無効にしたかどうかを再確認したいと思います。 Re:i.MX6用にビルドするためのQt Creatorの設定 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> どうぞ手を貸して下さい。。。 私はyocto daisyビルドイメージを持つIMX6qsabresdボードを使用しています。 緊急の課題を助けてください Re:i.MX6用にビルドするためのQt Creatorの設定 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> グサランブラ​ 可能であれば、サチュ・サナルを助けてください。 ~百合。 Re:i.MX6用にビルドするためのQt Creatorの設定 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 親愛なるユリ、 上記の手順に従って、手順を実行しました プロセスを開始できませんでした ビルド中にエラーになる/ステップmake実行時のプロジェクトのデプロイ 注記: ビルド&ラン-> Qtバージョンの場合:/opt/poky/1.6.2/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/qt5/qmake その時点で、このQtバージョンのコードを生成できるコンパイラはないという通知を受け取ります。 この問題を解決するために、私を助けてもらえますか
View full article
S32 Design Studio for Power Architecture v2.1 - 更新 7 现已发布! <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />       产品发布公告 汽车微控制器和处理器 面向 Power Architecture 的 S32 设计工作室 v2.1 更新 7          新增内容 集成 S32 SDK,适用于 Power Architecture RTM 3.0.2(参见S32 SDK发行说明) 这是一个累积更新 - 它包含之前更新的所有内容(更新 1 、更新 2 ) 安装说明 此更新可供在线安装 (通过 S32DS 扩展和更新)或 离线安装(直接下载链接)  安装: 进入菜单"帮助" -> "S32DS 扩展和更新" 对话框 从可用项目中选择并点击 "Install/Update" 按钮 离线安装: 前往 S32 Design Studio for Power 产品页面 -> 下载部分或使用直接链接下载更新存档 zip 文件 启动 S32 Design Studio,转到“帮助”->“S32DS 扩展和更新”,然后单击“转到首选项”链接 并添加一个新的站点“添加...”存储库并浏览以选择您在上一步中下载的更新存档 zip 文件 选择“S32 Design Studio for Power Architecture Device Package”和“使用 S32 SDK 3.0.2 更新”对于 Power Architecture 包,然后单击“安装/更新”按钮。 此时将启动更新安装过程。 概述 SDK
View full article
S12Z - 通过累积写入模拟 Flash 中的 ECC 错误 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 此示例通过对同一闪存区域进行累积写入而不进行擦除来模拟 ECC 问题。 Flash 擦除操作将所有位设置为 log1。Flash 编程操作可能会使位单元保持 log1 状态 或者将其改为log0状态,但不能相反。 S12Z MCU Flash 受 39 位 ECC 方案保护。每个对齐的 32 位都受到带有 ECC 校验和的额外 7 位的保护。 用户无法访问 ECC 值。 每次读取 Flash 时都会触发内部逻辑的 ECC 检查。用户数据中的单位错误可以通过 ECC 校验和来纠正。 双比特错误无法纠正。 ECC 保护也在闪存控制器命令中实现,结果由 MGSTAT 位发出信号。 第一种情况模拟读取过程中的单位 ECC 错误。第二次写入后的 MGSTAT 位为 0b10 由于写入验证时只有 1 位不同(可纠正错误) 第二种情况模拟读取过程中的单位 ECC 错误。第二次写入后的 MGSTAT 位为 0b11 由于写入验证期间有超过 1 位不同(不可纠正的错误) 第三种情况模拟读取过程中的双位ECC错误。第二次写入后的 MGSTAT 位为 0b11 由于写入验证期间有超过 1 位不同(不可纠正的错误) 选择闪光模式是为了突出显示所描述的行为,它们没有任何实际意义。 正常运行时不允许累积写入!!! 此示例中的代码仅应用于设计测试 - 不应用于生产!!! 请查看 prm 文件。地址范围 0xFF0000-0xFF01FF 不包含在默认 ROM 中,用作用户闪存 扇区大小为 512 字节 = 64 个短语。 注意:PFLASH_Program() 函数已更新 - 跳过擦除验证     希望这对您有帮助。 Radek 概述
View full article