Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
LPC MCUでイノベーションが容易:ロードマップの概要とLPC546xx MCUファミリの電源の利点の詳細 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 業界をリードするイノベーションの10 +年に基づいて、LPCポートフォリオにはエキサイティングな未来が待ち受けています。このセッションに参加して、更新されたLPCロードマップの詳細を学び、最新のファミリであるLPC546xx MCUファミリが提供する電力の利点を詳しく見てみましょう。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 業界をリードするイノベーションの10 +年に基づいて、LPCポートフォリオにはエキサイティングな未来が待ち受けています。このセッションに参加して、更新されたLPCロードマップの詳細を学び、最新のファミリであるLPC546xx MCUファミリが提供する電力の利点を詳しく見てみましょう。
查看全文
NFC 在工业和医疗保健领域的应用——超乎想象 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 无论您正在寻找简单且经济高效的参数化解决方案,还是想使用智能手机对设备进行临时诊断,近场通信 (NFC) 现在都能实现这一点。或者您可能想与完全密封、无电池的设备进行通信?在本次会议中了解许多新的用例,其中 NFC 简化了处理、节省了成本或实现了以前在工业或医疗保健应用中不可能实现的功能。还有比你想象的更多的可能性! <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 无论您正在寻找简单且经济高效的参数化解决方案,还是想使用智能手机对设备进行临时诊断,近场通信 (NFC) 现在都能实现这一点。或者您可能想与完全密封、无电池的设备进行通信?在本次会议中了解许多新的用例,其中 NFC 简化了处理、节省了成本或实现了以前在工业或医疗保健应用中不可能实现的功能。还有比你想象的更多的可能性!
查看全文
DES-N1909 NXP USB Type-Cソリューション <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセクションでは、NXP(SIP)がUSB Type-Cコネクタを取り巻く主要製品を紹介します。このセクションでは、Power Delivery Controller、Power Delivery PHY、CCロジックコントローラー、高速スイッチ、および高速リドライバーについて説明します。NXP Type-Cハードウェアアーキテクチャ、差別化、および製品の利点について説明します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセクションでは、NXP(SIP)がUSB Type-Cコネクタを取り巻く主要製品を紹介します。このセクションでは、Power Delivery Controller、Power Delivery PHY、CCロジックコントローラー、高速スイッチ、および高速リドライバーについて説明します。NXP Type-Cハードウェアアーキテクチャ、差別化、および製品の利点について説明します。 デザイン |ソフトウェア&サービス
查看全文
MHW-N1990 采用最新的单芯片系统模块技术,实现极致小型化和定制化 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 了解 NXP 最新的单芯片系统模块 (SCM) 技术,该技术通过独特的垂直整合方法提供终极定制和微小外形尺寸。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 了解 NXP 最新的单芯片系统模块 (SCM) 技术,该技术通过独特的垂直整合方法提供终极定制和微小外形尺寸。 观看视频演示 安全移动 | 医疗保健和可穿戴设备
查看全文
i2c-tools - 为 MX28 启动编程 EEPROM I2C 设备 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 这是一个支持为 MX28 启动编程 EEPROM I2C 设备的黑客攻击。 请参阅以下帖子: Re: mx28 使用 SSP(SD 卡)启动问题 *** 使用风险自负 *** <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 这是一个支持为 MX28 启动编程 EEPROM I2C 设备的黑客攻击。 请参阅以下帖子: Re: mx28 使用 SSP(SD 卡)启动问题 *** 使用风险自负 ***
查看全文
MakerFaire 上的炫酷科技 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 创客嘉年华,我们来了! 本周末我们将在圣马特奥分享一些超酷的项目,九月份我们将去纽约。 经过大量工作,我们的团队已经整合了一些基于 Kinetis mcus、i.MX 6 处理器、Freedom 开发平台构建的超酷项目,以及以UDOO 、 Riotboard.org为特色的热门社区项目,诺维娜、 CuBox-i 、 Wandboard.org 、Wunderbar 、ZumoBots 等。以下是我们计划的一些事情。 谁不喜欢闪烁、耀眼的灯光?PJRC的工作人员制作了一个 LED 显示屏(准确地说是 4320 个),全部由一块Teensy3.1板控制,该板大约有一块口香糖那么大。Paul 制作了一些特殊的 Teensyduino 草图库,利用 Kinetis K20 MCU 的直接内存访问引擎 (DMA) 功能来实现此演示中显示的视频和音频。Paul 不仅管理了困难的 LED 时序,而且还为 SDCard 接口的所有视频提供服务。我们是否提到过它也可以播放音频?! https://community.nxp.com/docs/DOC-100844 一旦您从标志上获得足够的光线,您就可以使用我们破解的 Wii-Fi(是的,它是 WII + WiFi)Nerf Swarmfire 测试您的技能。添加一些伺服器、一些重新布线和一个定制的 WiFi 遥控器,然后……立即享受乐趣!为了实现这一点,我们在 Nerf 本身(底座)上使用两个 FRDM-KL64F,并使用一个作为无线遥控器。基板处理来自遥控器的数据并相应地控制伺服器。 此视频已被删除。 (在 “我的视频” 中查看) 遥控板的行为有点像 Wii,用户必须移动遥控器,然后板载加速度计将其转换为运动,然后通过 WiFi 传递到基本控制器。最重要的是,我们只需要 3D 打印一个塑料控制器就可以将所有东西放进去。 https://community.nxp.com/docs/DOC-100845 这些是基于我的 Kinetis MCU 的演示。现在让我们来谈谈多媒体,也就是 i.MX 应用处理器。 当你到达该地区时,一定要和马里奥打个招呼。马里奥是一个自制的安卓机器人,拥有语音识别和Twitter连接功能。马里奥的心脏是一个运行 Android 4.3 的 UDOO Quad 加上一个 Arduino Motor Shield,它可以控制 2 个伺服器(马里奥的手臂)和 4 个转动 4 个轮子(马里奥的腿)的电机。为了展示他可爱的脸,马里奥有一个 7 英寸 LVDS 显示屏,而他的嘴是一个小扬声器。为了让他说话,我们利用了 Google API 的语音识别和文本转语音功能,赋予他生命。我们还使用了 Twitter API,通过 Twitter 控制马里奥,让他可以阅读推文,还可以通过简单的鸣叫向马里奥发送指令。
查看全文
Kinetis L Series MCUs:高能效标杆 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Kinetis L 系列 MCU将新型 ARM ® Cortex ™ -M0+ 处理器的卓越能效和易用性与 Kinetis 32 位 MCU 产品组合的性能、外设集、支持和可扩展性相结合。 Kinetis L 系列将出色的动态和停止电流与卓越的处理性能、广泛的片上闪存密度选择以及广泛的模拟、连接和 HMI 外设选项相结合,使功耗关键型设计摆脱了 8 位和 16 位 MCU 的限制。 Kinetis L系列MCU还与基于ARM Cortex-M4的Kinetis K系列硬件和软件兼容,提供了可扩展的迁移路径,以实现更高的性能、内存和功能集成。 Kinetis L 系列 MCU是飞思卡尔的节能产品解决方案。 欲了解更多信息,请访问Freescale.com\Lseries Kinetis L系列MCU 回复:Kinetis L系列MCU:能效基准 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Kinetis L 系列和能源效率基准在 2012 年 FTF 美洲展会上进行了现场展示。 查看主题演讲演示录音:
查看全文
KW36-创建保留存储器内容的OTAP镜像 KW36-创建保留存储器内容的OTAP镜像 简介 当OTAP客户端(接收软件更新的设备,通常为Bluetooth LEPeripheral)从OTAP服务器(发送软件更新的设备,通常为Bluetooth LE Central)请求软件更新时,用户可能希望保留以前获取的一些数据,例如绑定信息,系统振荡器的调整值或者应用程序的NVM数据。 本文档将介绍在执行OTAP更新时,保留需要的指定数据内容。 本文档适用于熟悉OTAP自定义Bluetooth LE服务的开发人员。相关更多信息,可以阅读以下文章:使用OTAP客户端软件对KW36设备进行重新编程。 OTAP Header和子元素 OTAP协议为软件更新实现了一种数据格式,该格式由Header和指定数量的子元素组成。 OTAP Header描述了关于软件更新的普通信息,其格式定义如下图所示。 有关Header字段的更多信息,请转至SDK中的 \ docs \ wireless \ Bluetooth 中的《 Bluetooth Low Energy Application Developer's Guide》文档的11.4.1 Bluetooth Low Energy OTAP Header一章。 每个子元素都包含用于特定目的的信息。 用户可以为其应用程序实现专有字段(有关子元素字段的更多信息,请转至SDK中的 \ docs \ wireless \ Bluetooth 中的《 Bluetooth Low Energy Application Developer's Guide》文档的11.4.1 Bluetooth Low Energy OTAP Header一章。 OTAP包含以下子元素: 镜像文件子元素 值字段长度 (字节) 描述 升级镜像 n 该子元素包含实际的二进制可执行镜像,该镜像已复制到OTAP客户端设备的闪存中。 该子元素的最大字节长度取决于目标硬件。 扇区位图 32 该子元素包含目标设备闪存的扇区位图,该位图告诉引导加载程序哪些扇区应被覆盖,哪些扇区保持完整。 该字段的格式是首先使用每个字节的最低有效位,且最低有效字节和位代表闪存的最低存储扇区。 镜像文件CRC 2 这是在镜像文件的所有元素(此字段本身除外)上计算的16位CRC。 该元素必须是通过空中发送的镜像文件中的最后一个子元素。 OTAP扇区位图子元素字段 KW36闪存分为: 一个256 KB程序闪存(P-Flash)阵列,每个扇区大小2KB,闪存地址范围为0x0000_0000至0x0003_FFFF。 一个256 KB FlexNVM阵列,每个扇区大小2KB,闪存地址范围为0x1000_0000至0x1003_FFFF,别名存储器的地址范围为0x0004_0000至0x0007_FFFF。   位图子元素的长度为256位,就KW36闪存而言,每个位代表2KB扇区,覆盖从0x0-0x0007_FFFF的地址范围(P-Flash到FlexNVM Alias地址范围),其中1表示该扇区应被擦除,0表示应保留该扇区。 OTAP引导加载程序使用位图字段来获取在使用软件更新对KW36进行编程之前应擦除的地址范围,因此必须在发送软件更新之前对其进行配置,使得包含保留数据的内存地址范围内其内容保持不变,仅擦除将被软件更新覆盖的地址范围的数据。   例如:假设开发人员想要保留0x7D800-0x7FFFF之间的地址范围和0x0-0x1FFF之间的地址范围的数据,并且必须擦除其余数据。 0x7D800-0x7FFFF之间的地址范围对应于高地址5个闪存扇区,0x0-0x1FFF之间的地址范围是低地址4个扇区。   因此,这意味着应将256和252之间的位(256、255、254、253和252)以及4和1之间的位(4、3、2和1)设置为0,则OTAP位图为 : 0x07FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0 使用NXP测试工具配置OTAP位图以保护指定地址范围的数据 在恩智浦网站上下载并安装用于连接产品的测试工具 在PC上打开NXP Test Tool 12软件。 转到“ OTA更新-> OTAP蓝牙LE”,然后单击“浏览...”按钮加载用于软件更新的映像文件(NXP测试工具仅接受.bin和.srec文件)。 选择“覆盖扇区位图”复选框,配置OTAP位图,并更改默认值为新的位图值。 配置完位图后,选择“保存...”。 然后,弹出一个窗口,用于选择保存.bleota文件的目录。 填写文件名,点击保存。 在Android和iOS上,该文件可以使用IoT Toolbox中的OTAP进行软件升级。 这个新的.bleota文件所包含位图告诉OTAP引导加载程序哪些扇区将被擦除,哪些扇区将被保留。  
查看全文
CodeWarrior 10.3 中的处理器专家工具 - 培训视频 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 培训视频 处理器专家 - 简介 (CodeWarrior) (视频 - 03:53)- 了解 Processor Expert UI、组件是什么以及如何将其添加到 CodeWarrior Development Studio 中的项目中。 处理器专家 - 使用组件 (CodeWarrior) (视频 - 04:00)- 了解如何添加、配置和删除组件,以及如何在 CodeWarrior Development Studio 中生成代码。 处理器专家 - 代码模型(CodeWarrior) (视频 - 04:41)- 使用 CodeWarrior Development Studio,了解以下问题的答案:Processor Expert 生成什么代码?代码放在哪里?我该如何使用它? 创建 MQX Lite 项目 (CodeWarrior) (视频 - 05:58)- 使用 CodeWarrior Development Studio,了解如何从头开始创建 MQX Lite 组件。您还将了解 Processor Expert 放置任务功能和 RTOS 代码本身的位置。 MQX Lite 示例 (CodeWarrior) (视频 - 05:15)- 了解完整的 MQX Lite 应用程序如何工作、如何实现任务以及它们如何与其他组件交互。 导出和导入模板 (CodeWarrior) (视频 - 04:02) - 了解如何导出和导入可以完全配置和生成任意复杂的硬件和软件系统所需代码的文件。
查看全文
KinetisデバイスでのDMAモジュールの使用 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Kinetis愛好家の皆さん、こんにちは。 マイクロコントローラのプログラミングは、このコミュニティをフォローしているすべての人に情熱を注いでいますが、特に新しいモジュールやデバイスへの最初のアプローチでは、マイクロコントローラの周辺機器を理解しようとするのは簡単な作業ではないことがあります。 この記事では、Kinetisデバイス用のDMAモジュールについて詳しく説明したドキュメントと、DMAやその他のペリフェラルを使用したCodeWarriorおよびKinetis Design Studioの例をいくつか紹介します。 ここにあるドキュメントは次のとおりです。 KinetisデバイスでのDMAモジュールの使用(完全): DMAモジュールの説明を含むドキュメント:DMAを使用する際に知っておく必要のあるすべての情報と、含まれているコードを理解するために必要な情報(CWの場合はK20_DMA、KDSの場合はK20D72_DMA)。 KinetisデバイスでのDMAモジュールの使用(例): 含まれるコードを理解するために必要な情報を含むドキュメント(CWの場合はK20_DMA、KDSの場合はK20D72_DMA)。 次の名前の 2 つのフォルダが添付されています。 CW の DMA の例: CW の DMA サンプル プロジェクトを含めます。 KDS の DMA の例: KDS の DMA サンプルプロジェクトを含めます。 各フォルダには、次の 5 つの例が含まれています。 例を自由に変更してください。これがあなたのお役に立てば幸いです。 このプロジェクトの開発と編集に貴重な協力をしてくれた manuelrodriguez に感謝し、称賛します。 :smileyinfo:SPIの例では、MOSIピンとMISOピンの間にブリッジを作成する必要があります(この例ではマスターループモードを使用します)。このためにTWRエレベーターが使用されました。 添付ファイルには、SPIおよびDMAを使用する際の追加情報が含まれています。 よろしくお願いいたします。 エイドリアン・サンチェス・カノ テクニカルサポートエンジニア Freedom開発プラットフォーム Kinetis KシリーズMCU Kinetis Lシリーズ・マイクロコントローラ Re: KinetisデバイスでのDMAモジュールの使用 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> DMA-ADC-PITの使用例については、以下を参照してください。 FRDM-KL25z、FRDM-K64F、TWR-K60D100、TWR-K70のPIT-ADC-DMAの例 よろしくお願いします。 エイドリアン
查看全文
ads7846-driver.patch for yocto 1.6 (英語) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> yocto 1.6 (Daisy, Linux 3.10.17) と共に配布される ads7846 ドライバーデバイス ツリー設定フックはサポートされていません。 ads7846 タッチスクリーン ドライバーがデバイス ツリーをサポートするためのパッチが添付されています。また、ドライバには、電圧レギュレータ構成の要件を無視するためのフックも追加されています。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> yocto 1.6 (Daisy, Linux 3.10.17) と共に配布される ads7846 ドライバーデバイス ツリー設定フックはサポートされていません。 ads7846 タッチスクリーン ドライバーがデバイス ツリーをサポートするためのパッチが添付されています。また、ドライバには、電圧レギュレータ構成の要件を無視するためのフックも追加されています。
查看全文
POS Printer Overview Block Diagram Recommended Products Documentation Overview NXP ®  offers PowerQUICC ® . and ColdFire ® . processors and a large selection of 8-bit MCUs that support common point-of-sale (POS) printer applications for retail and services industry customer receipts. Benefits include Low cost and complexity OS support to control print-heads, paper handling, character management, scanner inputs Management of digital/analog inputs and controls Multiple connectivity options Flexibility to address multiple mixed-feature applications Block Diagram Recommended Products Category Name MCU and MPU 32-bit Microprocessor with USB On-The-Go, Ethernet, PCI, DDR2/DDR controller and Encryption | NXP  32-bit MPU, 10/100 ETH, USB OTG, PCI. i.MX258 Processors|Point of Sale (POS) | NXP  400 MHz Arm9®, SVGA, 10/100 ETH, CAN, tamper detection, <1W i.MX28 Applications Processors: Integrated Power Management Unit (PMU), Arm9™ Core | NXP  454 MHz Arm9®, SVGA, 10/100 ETH, CAN, PMU, <1W i.MX 6Solo Applications Processors | Single Arm® Cortex®-A9 @ 1GHz | NXP  1 GHz Arm® Cortex™-A9, 2xWXGA, graphics, video, 10/100/1000 ETH, CAN, PCIe, PMU 8-bit Flexis QE MCUs | NXP  Flexis Low-Power 8-bit MCU 4-128K Flash. Category Name Power Management 3.0A 1.0MHz DDR Switch-Mode Power Supply | NXP  Li-Ion Battery Charger, DDR Switch-Mode Power Supply (3.0A, 1MHz). Category Name Signal Conditioning MC33972 | MSDI with Suppressed Wakeup | NXP  Switch Detector 22 contacts. MSDI | NXP  Switch Detector 22 contacts. Category Name Print Sensor 0 - 10kPa Integrated Pressure Sensor | NXP  Sensor On-Chip Signal Conditioned, Temperature Compensated and Calibrated. Category Name Motor Driver MC33880 | Octal Serial Switch with SPI | NXP  Configurable Octal Serial Switch (LSS / HSS) for Motor Drive. MC34931 | H-Bridge, Brushed DC Motor Driver | NXP  H-Bridge Brushed DC Motor Driver, 5-28V, 5A, 11kHz MC34932 | H-Bridge, Brushed DC Motor Driver | NXP  H-Bridge Brushed DC/Stepper Motor Driver, 5-28V, 5A, 11kHz MC33886 | H-Bridge, Brushed DC Motor Driver | NXP  H-Bridge Brushed DC Motor Driver, 5-28V, 5A, 10kHz MC33926 | H-Bridge, Brushed DC Motor Driver | NXP  H-Bridge Brushed DC Motor Driver, 5-28V, 5A, 20kHz Dual H-Bridge Motor Driver 2-8.6 V 1.4 A 200 kHz | NXP  H-Bridge Brushed DC/Stepper Motor Driver, 2-8.6V, 1.4A, 200kHz H-Bridge DC Motor Driver 2-15 V 3.8 A 200 kHz | NXP  H-Bridge Brushed DC Motor Driver, 2-15V, 3.8A, 200kHz Documentation Application Notes: Simplified EHCI Data Structures for the High-End ColdFire ®  Family USB Modules https://www.nxp.com/docs/en/application-note-software/AN3522.pdf Block Diagrams Smart City
查看全文
FreeMASTER 3.0.1 更新 - 发布公告 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NXP FreeMASTER 工具更新版本 3.0.1 刚刚在线发布。 欲了解更多详细信息,请阅读最近发布的FreeMASTER 3.0 公告。另请参阅http://www.nxp.com/freemaster上的下载、文档和其他资源。 新版本主要变化: 增加了使用 PCANBasic API 对 PEAK-System CAN (PCAN) 设备的支持 P&E Micro BDM 插件已更新,以支持最新的 P&E 调试接口电缆。 数据包驱动的 BDM 插件配置对话框在搜索 PDBDM 命令缓冲区时扩展了可用目标设备和有效 RAM 范围的列表。 错误修复和其他小改动: 修复了在 big-endian 系统上使用旧 V1-V3 协议版本读取示波器数据的问题。 修复使用旧协议版本时手动记录器停止的问题。 项目树项目的展开/折叠状态现在存储到项目文件中,并在项目打开时恢复(仅限 PMPX 文件格式)。 读取大数据块(例如读取嵌入式项目文件(使用 fmstr:// 协议)变得更加健壮,并且不容易出现通信错误。 修复了使用旧协议版本时令人困惑的记录器名称“未找到”的问题。 修复了记录器属性对话框中总记录点大小的计算。 修复了导出的 FreeMASTER Lite 配置文件中的错误 JSON 键。 感谢您使用 NXP 产品和 FreeMASTER 工具。 回复:FreeMASTER 3.0.1 更新 - 发布公告 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,Michal, 非常感谢您推动我的愿望清单:smileyhappy:。 不幸的是,我无法使用 PCAN 接口。我已将 PCANBasic.dll 放在所有文件夹中,并尝试使用 regsvr32 对其进行注册。但是我没有在 CAN 下拉列表中看到新行... 希望您能给我指明正确的方向。 (顺便说一句:展开/折叠状态的 pmpx 可以工作 - 但为什么加载 pmpx 文件比 pmp 慢得多?) 此致 Sebastian
查看全文
美光科技:i.MX 8 微处理器搭配美光内存,助力汽车应用 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NXP 为汽车和工业市场提供各种强大的微处理器。这些系统的内存选择会影响设计的性能、尺寸、成本、功率、可靠性和寿命。在本次会议中,我们将讨论最新的 i.MX 8 Quad Max 处理器所支持的新内存,该处理器专注于汽车和工业市场。对于 DRAM,这将包括 LPDDR4。对于非易失性存储器,这将包括美光公司最近发布的 XccelaTM Octal SPI-NOR Flash 和我们较新的 e.MMC 设备。这些设备提供更高的性能,并具有汽车温度和质量等级。本次会议将为设计人员提供开发 i.MX 8 系统以实现最先进的汽车解决方案所需的信息。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NXP 为汽车和工业市场提供各种强大的微处理器。这些系统的内存选择会影响设计的性能、尺寸、成本、功率、可靠性和寿命。在本次会议中,我们将讨论最新的 i.MX 8 Quad Max 处理器所支持的新内存,该处理器专注于汽车和工业市场。对于 DRAM,这将包括 LPDDR4。对于非易失性存储器,这将包括美光公司最近发布的 XccelaTM Octal SPI-NOR Flash 和我们较新的 e.MMC 设备。这些设备提供更高的性能,并具有汽车温度和质量等级。本次会议将为设计人员提供开发 i.MX 8 系统以实现最先进的汽车解决方案所需的信息。
查看全文
例 MPC5744P 1b+2b_PERRAM_ECC_error_injection GHS614 ******************************************************************************** *詳細な説明: * この例の目的は、マルチビットまたはシングルビット ECC のシミュレーション方法を示すことです *内部DMA TCD RAMのエラー(ユーザーは最後のオプションで選択する必要があります) *主な機能)。 * EIM(Error Injection Module)は、マルチビットまたはシングルビットをシミュレートするために使用されます * DMA TCD RAM (ペリフェラルRAM) の ECC エラー。 * 破損したデータにアクセスした場合、以下の場合に IVOR1 例外ハンドラが呼び出されます。 ※マルチビットECCエラー(IVOR1例外発生)およびFCCU_Alarm_Interrupt * ハンドラは、シングルビットECCエラー(FCCU割り込み発生)の場合に呼び出されます。 * どちらの関数もMEMUハンドラを呼び出します。 ※この例では、端末ウィンドウ(コネクタJ19がオン)に通知を表示します * MPC57xx_Motherboard)(19200-8-パリティなし-1ストップビット-eSCI_A)のフロー制御なし)。 ※他の外部接続は不要です。 * ------------------------------------------------------------------------------ *テストHW:MPC57xx_Motherboard + MPC5744P-144DC ※MCU:PPC5744PFMLQ8,0N15P,QQAA1515N, Rev2.1B * Fsys:200MHz PLL、40MHz水晶リファレンス *デバッガ:Lauterbach Trace32 *対象:internal_FLASH、RAM *端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-フロー制御なし * EVB接続:デフォルト ******************************************************************************** ******************************************************************************** *詳細な説明: * この例の目的は、マルチビットまたはシングルビット ECC のシミュレーション方法を示すことです *内部DMA TCD RAMのエラー(ユーザーは最後のオプションで選択する必要があります) *主な機能)。 * EIM(Error Injection Module)は、マルチビットまたはシングルビットをシミュレートするために使用されます * DMA TCD RAM (ペリフェラルRAM) の ECC エラー。 * 破損したデータにアクセスした場合、以下の場合に IVOR1 例外ハンドラが呼び出されます。 ※マルチビットECCエラー(IVOR1例外発生)およびFCCU_Alarm_Interrupt * ハンドラは、シングルビットECCエラー(FCCU割り込み発生)の場合に呼び出されます。 * どちらの関数もMEMUハンドラを呼び出します。 ※この例では、端末ウィンドウ(コネクタJ19がオン)に通知を表示します * MPC57xx_Motherboard)(19200-8-パリティなし-1ストップビット-eSCI_A)のフロー制御なし)。 ※他の外部接続は不要です。 * ------------------------------------------------------------------------------ *テストHW:MPC57xx_Motherboard + MPC5744P-144DC ※MCU:PPC5744PFMLQ8,0N15P,QQAA1515N, Rev2.1B * Fsys:200MHz PLL、40MHz水晶リファレンス *デバッガ:Lauterbach Trace32 *対象:internal_FLASH、RAM *端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-フロー制御なし * EVB接続:デフォルト ******************************************************************************** 日時:例MPC5744P 1b+2b_PERRAM_ECC_error_injection GHS614 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 申し訳ありませんが、あなたのことが理解できません。あなたにとってうまくいかないものを正確に説明していただけますか?感謝
查看全文
例MPC5777C-SIUL_External_NMI GHS714 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** *詳細な説明: *アプリケーションは基本的な初期化を実行し、割り込みとNMIを初期化します * WKPCFGピン(GPIO213)。 *ユーザーはETPUC9ピンをユーザースイッチと汎用出力に接続する必要があります *ユーザーLED1へのETPUA30: ※ETPUA30(PortP P23-15) - >--> USER_LED_1(P7-1) ・WKPCFG(PortC P10-4) - >--> USER_SWITCHES(P6-4) *ジャンパーJ523の位置1-2は開いている必要があります! * * 立ち上がりエッジが検出された場合 (つまり、ボタンが押された)、マシンチェック例外 *がトリガーされ、LED1がオンに切り替わります。 * * ------------------------------------------------------------------------------ ※テストHW:MPC5777C-512DS Rev.A + MPC57xx マザーボード Rev.C * MCU:PPC5777CMM03 2N45H CTZZS1521A * Fsys: PLL1 = core_clk = 264MHz, PLL0 = 192MHz *デバッガ:Lauterbach Trace32 * 対象:internal_FLASH *端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-eSCI_Aのフロー制御なし ※EVB接続:ETPUA30(PortP P23-15) ---> > USER_LED_1(P7-1) ・WKPCFG(PortC P10-4) - >--> USER_SWITCHES(P6-4) *ジャンパーJ523の位置1-2は開いている必要があります! ******************************************************************************** 改訂履歴: Ver Date 著者 変更点の説明 0.0 May-22-2019 David Tosenovjan 初期バージョン *******************************************************************************/ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** *詳細な説明: *アプリケーションは基本的な初期化を実行し、割り込みとNMIを初期化します * WKPCFGピン(GPIO213)。 *ユーザーはETPUC9ピンをユーザースイッチと汎用出力に接続する必要があります *ユーザーLED1へのETPUA30: ※ETPUA30(PortP P23-15) - >--> USER_LED_1(P7-1) ・WKPCFG(PortC P10-4) - >--> USER_SWITCHES(P6-4) *ジャンパーJ523の位置1-2は開いている必要があります! * * 立ち上がりエッジが検出された場合 (つまり、ボタンが押された)、マシンチェック例外 *がトリガーされ、LED1がオンに切り替わります。 * * ------------------------------------------------------------------------------ ※テストHW:MPC5777C-512DS Rev.A + MPC57xx マザーボード Rev.C * MCU:PPC5777CMM03 2N45H CTZZS1521A * Fsys: PLL1 = core_clk = 264MHz, PLL0 = 192MHz *デバッガ:Lauterbach Trace32 * 対象:internal_FLASH *端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-eSCI_Aのフロー制御なし ※EVB接続:ETPUA30(PortP P23-15) ---> > USER_LED_1(P7-1) ・WKPCFG(PortC P10-4) - >--> USER_SWITCHES(P6-4) *ジャンパーJ523の位置1-2は開いている必要があります! ******************************************************************************** 改訂履歴: Ver Date 著者 変更点の説明 0.0 May-22-2019 David Tosenovjan 初期バージョン *******************************************************************************/
查看全文
FTF-HMB-N1961 - 高级线程实验室 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
查看全文
i.mx8M EVK board encoder and decoder i.mx8M evk board has HW decoder and SW encoder, this document introduce how to use HW decoder and SW encoder the bsp is the latest version L4.14.78, the environment is : $ DISTRO=fsl-imx-wayland MACHINE=imx8mqevk source fsl-setup-release.sh -b build-wayland $ bitbake fsl-image-validation-imx   For the 4.14.78, we don’t use mfgtool anymore, customer can use uuu.exe to program the image to the board, the uuu.exe can be found from https://github.com/NXPmicro/mfgtools/releases Here we use emmc as media, I attached the kerel_emmc.uuu for reference Open the cmd.exe, then use the command “uuu.exe kernel_emmc.uuu” to download the image to the emmc on the board as the picture shows When the board boot up, don’t forget to change the image and fdt_file as you want, for example, I use Image-imx8mqevk.bin as image name  and Image-fsl-imx8mq-evk.dtb as my fdt file, you can choose different image and fdt file as uuu file mentions. 1) Decoding   For play the video, we can use three solution to support this a) gplay-1.0 test.mp4 b) gst-launch-1.0 playbin uri=file:///mnt/sdcard/test.mp4 c) gst-launch-1.0 filesrc location=test.mp4 typefind=true ! video/quicktime ! aiurdemux ! queue max-size-time=0 ! vpudec ! autovideosink For play the two different video to the different display, current imx8M evk board supports dual hdmi output, in the uboot command: setenv fdt_file Image-fsl-imx8mq-evk-dual-display.dtb saveenv Use the command as below:    gst-launch-1.0 playbin uri=file:///test1.mp4 playbin uri=file:///test2.mp4 video-sink="glimagesink display-master=false display-slave=true" 2) Encoding Because imx8M evk don’t have hardware encoding, so we need to add the SW plugins in the bsp   a)add the commands as below in the /build/conf/local.conf "CORE_IMAGE-EXTRA_INSTALL += "gstreamer1.0-plugins-ugly-meta packagegroup-fsl-gsstreamer1.0-commercial gst-ffmpeg" LICENSE_FLAGS_WHITELIST = "commercial""        b)Create the new txt file and add “PACKAGECONFIG_mx8mq = "x264"”in the file        c)Rename the file as 0-plugins-ugly_%.bbappend and put this file under /sources/meta-fsl-bsp-release/imx/meta-bsp/recipes-multimedia/gstreamer        d)Build the image you want, then download the new rootfs file in the board, use the command “gst-inspect-1.0 | grep x264” i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano
查看全文
some useful tips about S32DS for ARM v2018.R1 IDE and S32K1xx development Dear all, I'd like to share some useful tips about S32DS for ARM v2018.R1 IDE and S32K1xx development  in Chinese as below: 《S32DS使用Tips--SDK使用常见问题(FAQ)答疑》; 《S32K SDK使用详解之S32 SDK软件编程思想详解》; 《S32K SDK使用详解之S32 SDK软件架构详解》; 《 S32K1xx系列MCU使用Tips--功能介绍及软件开发和硬件设计FAQ》; 《 S32K1xx系列MCU使用Tips--Flash加密后不断复位无法连接调试器的问题解决》; 《S32DS使用Tips--S32DS for Power V1.2 链接文件和启动过程详解》; 《S32K1xx系列MCU使用Tips之SDK软件架构和使用详解》; 《S32DS使用Tips--SDK使用常见问题(FAQ)答疑》; 《S32DS IDE使用Tips--应用工程调试常见问题(FAQ)答疑》; 《 S32DS 使用Tips之S32DS for Power不同版本之间的GNU工具链差异与外设寄存器位域访问问题总结》; 《 S32DS使用Tips之S32DS for Power v1.1应用工程升级到v1.2重新编译运行程序跑飞问题解决》; 《S32DS 使用tips--S32DS for ARM v1.3工程到S32DS for ARM V2.0迁移升级方法和注意事项》; 《  S32DS 使用 tips--工程属性配置(编译选项和C编译器、汇编器及链接器设置)》; 《 S32DS使用Tips--如何编译生成和调用静态库》; 《S32DS使用Tips--如何通过创建新的编译目标(Build Target)在同一个S32DS工程中同时编译静态库和应用程序》; 《 S32DS使用Tips--如何配置和使能Attach功能定位软件程序bug和完成bootloader与应用程序工程的联合调试》; 《 CodeWarrior与S32DS IDE使用 Tips之如何在应用工程中保留定义但未使用的全局常量、变量(用于参数标定)》; 《 S32DS 使用 tips--使用Flash from file下载S19或elf文件》; 《S32DS for ARM v2018.R1安装IAR Eclipse插件调用IAR工具链开发S32K系列MCU应用程序详解》 For more contents, please follow below link: “汽车电子expert成长之路”微信公众号最新最全原创技术分享文章列表 ; Hope this can help you and have a nice day~! Best regard, Enwei Hu(胡恩伟) General Re: some useful tips about S32DS for ARM v2018.R1 IDE and S32K1xx development Updates the lastest techncial sharing articles list(By Nov 15th, 2019) as below: 1. 《汽车电子ECU bootloader开发》系列   《汽车电子ECU bootloader开发要点详解》; 《汽车电子ECU bootloader开发之S32K144的CAN bootloader开发详解(工程源代码开源供大家参考)》; 《汽车电子ECU bootloader开发开发之S32K1xx系列MCU bootloader开发要点详解》;      《汽车电子ECU BootLoader开发之基于CAN总线通信的MPC574xP系列MCU bootloader开发详解》;       《汽车电子ECU BootLoader开发之基于CAN总线通信的S12(X) 系列MCU独立NVM驱动安全bootloader》;       《 浅谈嵌入式软件开发之Qorivva MPC57xx和S32R系列多核MCU启动配置与bootloader开发要点详解》; 《 Qorivva MPC56xx系列MCU启动过程全解析(基于CW IDE应用工程--EAB I、链接文件、启动文件和map文件)》; 《浅谈嵌入式MCU软件开发之startup过程详解(从复位向量到main函数之前的准备工作)》; 《浅谈嵌入式MCU软件开发之S32K1xx系列MCU启动过程及重映射代码到RAM中运行方法详解》; 《CodeWarrior IDE使用Tips之利用prm链接文件实现储存器数据填充和代码编译结果CRC校验和自动生成详解》; 《汽车电子ECU BootLoader开发》系列相关文章链接与资源汇总;   2. 《浅谈嵌入式MCU软硬件开发》系列 《 浅谈嵌入式MCU开发中的三个常见误区》;       《 浅谈嵌入式 MCU 软件开发之应用工程的堆与栈》;       《 浅谈嵌入式MCU软件开发之中断优先级与中断嵌套》;       《 浅谈嵌入式MCU软件开发之代码风格与代码优化》; 《浅谈嵌入式MCU软件开发之内存分配详解--链接文件与map文件中段的分配使用和使用注意事项》; 《浅谈嵌入式MCU硬件设计之MCU最小系统电路》; 《浅谈嵌入式MCU软件开发之startup过程详解(从复位向量到main函数之前的准备工作)》; 《浅谈嵌入式MCU软件开发之S32K1xx系列MCU启动过程及重映射代码到RAM中运行方法详解》; 《浅谈嵌入式MCU软件开发之S32K1xx系列MCU CPU内核性能优化方法详解》; 《浅谈嵌入式软件开发之Qorivva MPC57xx和S32R系列多核MCU启动配置与bootloader开发要点详解》; 《浅谈嵌入式系统软件开发之S32K1xx系列MCU的MPU配置与使用详解》; 《浅谈嵌入式软件开发之MagniV S12Z系列MCU内核Machine Exception异常原理与恢复》; 《浅谈嵌入式软件开发之重定向标准输入输出设备使用printf()函数格式化输出调试信息(基于S32DS IDE和MPC5744P)》; 《浅谈嵌入式MCU软件开发之startup过程详解(在CodeWarrior 5.1 中实现RAM自定义初始化)》; 《嵌入式软件开发之S12(X)系列MCU的far和near函数指针调用详解(S12G128 CW 5.x Project)》; 《浅谈嵌入式MCU软件开发之S12(X)系列MCU 中断ISR在CodeWarrior 5.1 IDE 中的三种写法》; 《浅谈嵌入式软件开发之Qorivva MPC56/57xx系列MCU的Power e200内核寄存器功能和内核调试技巧介绍》; 《嵌入式软件开发之调试器(Debugger)使用--PEMicro Multilink功能介绍与使用FAQ 》; 《浅谈嵌入式MCU软件开发之MCU芯片内部Bandgap参考电压(带隙基准)和集成温度传感器的工作原理和使用详解》; 《浅谈嵌入式MCU软件开发之条件断点的设置与使用详解(以S32DS IDE + U-Multink debugger为例介绍)》; 《浅谈嵌入式软件开发之使用Srecord工具实现S19文件数据填充和CRC校验和自动计算与存储方法详解》; 《浅谈嵌入式MCU软件开发之使用makefile脚本编译和调试NXP S32 SDK应用工程详解》;   3.   《外设使用Tips》系列   《S32K1xx系列MCU使用Tips之SDK软件架构和使用详解》;      《S12(X)系列MCU的片上存储器资源与分页访问机制详解(一) 》;       《S12(X)系列MCU的片上存储器资源与分页访问机制详解(二)》;     《S12(X)系列MCU的加密(Secure)原理和解密(Unsecure)方法》; 《 Qorivva MPC56xx系列MCU的Flash加密解密原理与工程实现方法详解》;      《使用 Cyclone 离线编程器对 S12(X)和 MagniV S12Z 系列 MCU 片上 NVM 编程》;        《 S32K1xx系列MCU使用Tips--功能介绍及软件开发和硬件设计FAQ》;        《 S32K1xx系列MCU使用Tips--Flash加密后不断复位无法连接调试器的问题解决》; 《S32K14x系列MCU使用Tips之硬件FPU特性介绍和使用详解》; 《外设使用Tips之Qorivva MPC56xx_57xx系列MCU内核异常(IVORx)与IRQ中断处理详解》; 《外设使用Tips之Qorivva MPC56xx/57xx系列MCU的模式控制与切换(片上外设资源使能与功耗控制)》; 《外设使用Tips之MCU内部集成IRC时钟工作原理、特性和trim原理及方法详解(以KEA系列MCU的ICS为例)》; 《外设使用Tips之S12G系列MCU Startup之前的复位过程详解(COP看门狗复位和时钟监测复位中断识别与处理)》;        《外设使用Tips之MPC57xx系列MCU C55 Flash模块详解及其SSD(标准软件驱动)使用》;       《 外设使用Tips之MSCAN接收ID滤波器设置》;        《外设使用Tips之TIM定时器使用FAQ和使用经验》;       《 外设使用Tips之MPC574xP系列汽车级MCU的SWT看门狗定时器配置与使用》;       《NXP汽车MCU开发详解之《 KEA系列汽车MCU开发指南》》;  《S32K1xx系列MCU应用指南之芯片锁死(lockup)复位原因分析与恢复方法详解》; 《关于使用J-LINK开发S32K1xx系列MCU应用程序的使用说明和注意事项》;   4. 《S32K SDK使用详解》系列   《S32K SDK使用详解之S32 SDK软件编程思想详解》; 《S32K SDK使用详解之S32 SDK软件架构详解》; 《S32K SDK使用详解之Keil MDK开发S32K1xx系列MCU应用程序(使用Processor Expert配置SDK)》; 《S32K SDK使用详解之GHS Multi(Eclipse插件)开发S32K1xx系列MCU应用程序(使用PE配置SDK)》; 《浅谈嵌入式MCU软件开发之使用makefile脚本编译和调试NXP S32 SDK应用工程详解》; 《浅谈嵌入式MCU软件开发之S32K1xx系列MCU CPU内核性能优化方法详解》; 《S32DS GNU GCC编译优化选项与配置方法详解及S32 SDK代码编译优化选项设置建议》; 《《S32K系列MCU应用开发详解》直播ppt高清pdf版本下载与直播视频回放链接》; 《S32DS使用Tips--SDK使用常见问题(FAQ)答疑》;   5. 《S32K1xx应用指南》系列   《S32K1xx系列MCU应用指南之芯片锁死(lockup)复位原因分析与恢复方法详解》; 《S32K1xx系列MCU应用指南之存储器ECC功能使用详解(一)》; 《S32K1xx系列MCU应用指南之存储器ECC功能使用详解(二)》; 《S32K1xx系列MCU应用指南之RTC模块使用详解》; 《S32K1xx系列MCU应用开发指南之IAR toolchain样例工程及使用常见问题(FAQ)》;   6. 《细说汽车电子通信总线》系列 《细说汽车电子通信总线之CAN 2.0 总线协议详解》; 《细说汽车电子通信总线之CAN-FD 总线协议详解》; 《细说汽车电子通信总线之LIN总线协议详解》; 《细说汽车电子通信总线之常见汽车电子串行通信总线(CAN、LIN、DSI、ISO-9141、SWCAN、J 1850)对比》;   7. 《S32DS IDE使用Tips》系列     《S32DS使用Tips--S32DS for Power V1.2 链接文件和启动过程详解》; 《S32K1xx系列MCU使用Tips之SDK软件架构和使用详解》;  《S32DS GNU GCC编译优化选项与配置方法详解及S32 SDK代码编译优化选项设置建议》; 《S32DS IDE使用Tips--应用程序开发实战实用技巧总结与详解(工欲善其事必先利其器)》; 《S32DS使用Tips--SDK使用常见问题(FAQ)答疑》; 《S32DS IDE使用Tips--应用工程调试常见问题(FAQ)答疑》;       《S32DS 使用Tips之S32DS for Power不同版本之间的GNU工具链差异与外设寄存器位域访问问题总结》;       《S32DS使用Tips之S32DS for Power v1.1应用工程升级到v1.2重新编译运行程序跑飞问题解决》;     《S32DS 使用tips--S32DS for ARM v1.3工程到S32DS for ARM V2.0迁移升级方法和注意事项》;       《 S32DS 使用 tips--工程属性配置(编译选项和C编译器、汇编器及链接器设置)》;       《 S32DS使用Tips--如何编译生成和调用静态库》;      《S32DS使用Tips--如何通过创建新的编译目标(Build Target)在同一个S32DS工程中同时编译静态库和应用程序》;      《 S32DS使用Tips--如何配置和使能Attach功能定位软件程序bug和完成bootloader与应用程序工程的联合调试》; 《 CodeWarrior与S32DS IDE使用 Tips之如何在应用工程中保留定义但未使用的全局常量、变量(用于参数标定)》;       《 S32DS 使用 tips--使用Flash from file下载S19或elf文件》; 《S32DS for ARM v2018.R1安装IAR Eclipse插件调用IAR工具链开发S32K系列MCU应用程序详解》; 《浅谈嵌入式MCU软件开发之条件断点的设置与使用详解(以S32DS IDE + U-Multink debugger为例介绍)》; 《S32DS IDE使用Tips之配置objcopy选项生成S3行的S19文件和指定每行S19文件的最大数据长度的方法和步骤详解》;   8. 《CodeWarrior IDE使用Tips》系列   《CodeWarrior IDE使用tips之bug定位绝技--hotsync与attach调试》; 《CodeWarrior IDE使用Tips之Qorivva MPC56xx新建应用工程选项、调试高级选项及下载过程控脚本详解》; 《CodeWarrior IDE使用tips之prm链接文件详解(自定义存储器分区以及自定义RAM数据初始化与在RAM中运行函数)》; 《CodeWarrior IDE使用Tips-Qorivva MPC56xx应用工程map文件全解析(CW 2.10/10.x )》;       《 CodeWarrior IDE使用tips之map文件详解》;      《 CodeWarrior IDE 版本选择与 License功能(feature)和价格,授权形式差异、激活方法与安装使用》; 《CodeWarrior IDE使用Tips之利用Hiwave读取S12(X)系列MCU片上NVM命令脚本(CW 5.x IDE)》;       《 CodeWarrior IDE使用Tips-如何编译生成和调用静态库》;      《 CodeWarrior与S32DS IDE使用 Tips之如何在应用工程中保留定义但未使用的全局常量、变量(用于参数标定)》;      《 CodeWarrior IDE使用Tips之如何通过prm文件指定汇编代码函数、全局变量和常量的储存地址》;      《CodeWarrior IDE使用Tips之利用prm链接文件实现储存器数据填充和代码编译结果CRC校验和自动生成详解》; 《CodeWarrior IDE使用Tips之burner工具使用详解(实现不同类型存储器地址间的转换和NVM编程格式文件的输出)》; 《CodeWarrior IDE使用Tips--使用burner将elf文件转换生成HEX和BIN文件的方法和步骤详解》; 《CodeWarrior IDE使用Tips之利用Hiwave读取S12(X)系列MCU片上NVM命令脚本(CW 5.x IDE)》;    9.   《汽车ECU参数标定》系列   汽车ECU参数标定之配置e200系列CPU内核MMU实现Qorivva MPC56xx_57xx系列MCU的参数在线实时标定》;   《汽车ECU参数标定之配置Overlay RAM实现Qorivva MPC57xx系列MCU参数在线标定和代码重映射原理和方法详解》; 《CodeWarrior IDE使用Tips之如何通过prm文件指定汇编代码函数、全局变量和常量的储存地址》; 《CodeWarrior与S32DS IDE使用 Tips之如何在应用工程中保留定义但未使用的全局常量、变量(用于参数标定)》; 《CodeWarrior IDE使用tips之prm链接文件详解(自定义存储器分区以及自定义RAM数据初始化与在RAM中运行函数)》; 《CodeWarrior IDE使用tips之map文件详解》; 《S32DS使用Tips--S32DS for Power V1.2 链接文件和启动过程详解》;   10.  《答疑解惑》系列 《《疑难答疑》之S12G系列MCU使用Hiwave和BDM调试器debug时无法使用逻辑地址查看和保存P-flash问题的解决》; 《《疑难答疑》之S32DS IDE调试启动过程详解与调试目标复位方法和步骤详解》; 《《答疑解惑》之S12(X)系列MCU的CodeWarrior 5.x应用工程下载调试过程详解以及如何保护NVM存储器不被擦除》;   11. 《产线批量Flash编程与ESD/EOS保护》系列 《使用 Cyclone 离线编程器对 S12(X)和 MagniV S12Z 系列 MCU 片上 NVM 编程》; 《使用Cyclone 离线编程器对S32K1系列MCU进行NVM(P-Flash, D-Flash和EEE)编程的方法与步骤详解》;       12.  其他   《汽车电子expert成长之路微信公众号原创技术分享文章集合2017~2018年下载》; 《汽车电子expert成长之路”微信公众号最新最全原创技术分享文章列表》; 《汽车以太网(100BASE-T1)转工业以太网(100BASE-TX)转换器工作原理介绍》; 《好消息!使用关键词回复功能找到感兴趣的公众号原创技术文章》; 《原创技术文章高清PDF版分享链接(限时7天),欢迎下载》; 《历史文章分类列表目录(点击文章标题即可直接跳转阅读,截止2019年6月15日)》; 《历史文章分类列表目录(点击文章标题即可直接跳转阅读,截止2019年7月15日)》; 《历史文章分类列表目录(点击文章标题即可直接跳转阅读,截止2019年8月15日)》; 《历史文章分类列表目录(点击文章标题即可直接跳转阅读,截止2019年9月15日)》; 《历史文章分类列表目录(点击文章标题即可直接跳转阅读,截止2019年10月15日)》; 《给大家拜年了--这份大礼,请务必收下!--公众号原创技术文章阅读链接整理与分享》;   Best regard, Enwei Hu(胡恩伟)
查看全文
MCUXpressoソフトウェアとツールによるFreeRTOS™の最適化 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、Segger SystemViewやPercepio Tracealizerなどのツールを含むMCUXpresso SDKとIDEを使用してFreeRTOS™アプリケーションを最適化する方法を示します。このセッションでは、構成設定によるRTOSの最適化、NXP Kernel Awarenessを使用したスタックとランタイムの検査、Segger RTTとSystemViewを使用したリアルタイムデータのストリーミング、RTOSとアプリケーショントレースを使用したシステムパフォーマンスの分析と最適化について説明します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、Segger SystemViewやPercepio Tracealizerなどのツールを含むMCUXpresso SDKとIDEを使用してFreeRTOS™アプリケーションを最適化する方法を示します。このセッションでは、構成設定によるRTOSの最適化、NXP Kernel Awarenessを使用したスタックとランタイムの検査、Segger RTTとSystemViewを使用したリアルタイムデータのストリーミング、RTOSとアプリケーショントレースを使用したシステムパフォーマンスの分析と最適化について説明します。
查看全文