2303375_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2303375_ja-JP

2303375_ja-JP

S32K3 基本セキュアブート

こんにちは。S32K314 を使用して、基本的なセキュア ブートを実装しようとしています。

DEMO APP に付属のリンカー スクリプトを変更することにより、AppBL ヘッダー (64 バイト) とブートローダーが、「HSE-B ファームウェア リファレンス マニュアル」で説明されているように、IVT Boot_Target フィールドが示すアドレスに配置されました。

ただし、起動しません。

AppBL を使用して起動するには他にどのような設定が必要ですか?

追伸これは開発の初期段階であるため、セキュア ブートは有効になっていません。また、IVT およびブートローダ イメージのサインを生成していません。


wodudwo_0-1769749639112.pngwodudwo_1-1769749645763.png

wodudwo_2-1769749657913.png


Re: S32K3 Basic Secure Boot

こんにちは@wodudwo


IVT オフセット 0xC は、AppBL (基本セキュア ブートの対象となるアプリケーション) の起動には使用されません。これは、BOOT_SEQ ビットによってセキュア ブートが有効になっていない場合に、コア 0 で起動されるはずのアプリケーションのベクター テーブルへのポインタです。

IVT オフセット 0x14 も AppBL の起動には使用されません。これは、コア 1 で開始されることになっているアプリケーションのベクター テーブルへのポインタです (派生製品で利用可能な場合)。


IVT オフセット 0x30 は、AppBL のアプリ ヘッダーへのポインターとして使用されます。これは、BOOT_SEQ によってセキュア ブートが有効になっている場合に使用されます。

「表118」を参照してください。詳細については、「IVT 構造」を参照してください。

以下に記載されている「S32K344_Basic_SecureBoot」からのスクリーンショット:

lukaszadrapa_0-1769779844878.png


もう 1 つのポイントは、アプリケーションの開始アドレスを 128 バイトに揃える必要があることです。また、アプリケーションの前に 64 バイトのアプリ ヘッダーが必要です。


以下のリソースを確認することをお勧めします。


HSEデモ例:

https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=S32K3_HSE_DemoExamples

プロジェクトを見てみましょう:

これは基本的なセキュア ブートを構成します。

c:\NXP\S32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0\S32K3_HSE_DemoExamples\セキュアブート\S32K344_Basic_セキュアブート\

セキュア ブートが有効になると実行されるアプリケーションは次のとおりです。

c:\NXP\S32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0\S32K3_HSE_DemoExamples\セキュアブート\S32K344_セキュアブートBlinky\

 

デモ プロジェクトを含むセキュア ブート アプリケーション ノート。以下からダウンロードできます。

https://www.nxp.com/products/S32K3

アプリケーションノートはここにあります:

ドキュメント -> セキュア ファイル -> セキュア ブート アプリケーション ノート v0.1.1.0(AN744511)

関連するデモ プロジェクトはここからダウンロードできます。

設計リソース -> ソフトウェア -> セキュア ファイル -> SecureBootAppNoteDemo (SW745310)


「5. 基本的なセキュア ブート」、特にアライメントについて説明している「5.2 構成」の最後の部分をご覧ください。


よろしくお願いいたします。

ルーカス

Re: S32K3 Basic Secure Boot

よろしくお願いします。

すべての問題は解決されました。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 02:26 AM
更新者: