2318336_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2318336_ja-JP

2318336_ja-JP

LPC5411x PLL設定

こんにちは

現在のプロジェクトでは、LPC5411x の PLL モジュールを使用しています。データシートのセクション 6.5.49.6 によれば、PLL の N、M、および P 値は、対応するレジスタに書き込む前に計算する必要があります。

yhc123_0-1771133107916.png


ただし、 SDK_2_9_0_LPCXpresso54114では、NDEC、MDEC、および PDEC の計算コードは実装されていません。代わりに、次に示すように、SDK は手動で事前に計算された値を syspllndec レジスタに直接書き込みます。(M=75 に設定したいので、MDEC=9637 を手動で計算し、 SYSCON_SYSPLLSSCTRL0_MDECに設定する必要があります)

yhc123_1-1771133147691.png

今後の SDK リリースで、NDEC、MDEC、PDEC の計算機能を SDK に追加する予定はありますか?
現在、NDEC、MDEC、PDEC の設定は直感的ではなく、M、N、または P を変更するたびに、対応する NDEC、MDEC、PDEC 値を手動で再計算する必要があるため、維持が困難です。

よろしくお願いします。

LPC54xxxRe: LPC5411x PLL settings

こんにちは@yhc123

ご投稿ありがとうございます。

現在、LPC5411 の新しい SDK バージョンをリリースする予定はありません。必要な計算はすべてお客様側で実装する必要があります。ご不便をおかけして申し訳ございません。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-26-2026 02:40 AM
Updated by: