Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S12Z - 通过累积写入模拟 Flash 中的 ECC 错误 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 此示例通过对同一闪存区域进行累积写入而不进行擦除来模拟 ECC 问题。 Flash 擦除操作将所有位设置为 log1。Flash 编程操作可能会使位单元保持 log1 状态 或者将其改为log0状态,但不能相反。 S12Z MCU Flash 受 39 位 ECC 方案保护。每个对齐的 32 位都受到带有 ECC 校验和的额外 7 位的保护。 用户无法访问 ECC 值。 每次读取 Flash 时都会触发内部逻辑的 ECC 检查。用户数据中的单位错误可以通过 ECC 校验和来纠正。 双比特错误无法纠正。 ECC 保护也在闪存控制器命令中实现,结果由 MGSTAT 位发出信号。 第一种情况模拟读取过程中的单位 ECC 错误。第二次写入后的 MGSTAT 位为 0b10 由于写入验证时只有 1 位不同(可纠正错误) 第二种情况模拟读取过程中的单位 ECC 错误。第二次写入后的 MGSTAT 位为 0b11 由于写入验证期间有超过 1 位不同(不可纠正的错误) 第三种情况模拟读取过程中的双位ECC错误。第二次写入后的 MGSTAT 位为 0b11 由于写入验证期间有超过 1 位不同(不可纠正的错误) 选择闪光模式是为了突出显示所描述的行为,它们没有任何实际意义。 正常运行时不允许累积写入!!! 此示例中的代码仅应用于设计测试 - 不应用于生产!!! 请查看 prm 文件。地址范围 0xFF0000-0xFF01FF 不包含在默认 ROM 中,用作用户闪存 扇区大小为 512 字节 = 64 个短语。 注意:PFLASH_Program() 函数已更新 - 跳过擦除验证     希望这对您有帮助。 Radek 概述
View full article
基于模型的 S32K144 电机控制设计方法 - 第一部分 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 简介 该应用程序基于 S32K144(gpio_s32k14_mbd_rtw)的基本 GPIO 示例。该应用程序经过扩展,可以满足运行无传感器 PMSM 磁场定向控制算法的电机控制应用的需求。因此,实现了某些模式(状态)和转换(事件)。 注意:有限状态机理论定义了状态和事件(转换)。以下设计使用的方法在某些时候似乎混合了状态和转换。有些状态仅运行一次,因此它们可能仅被视为转换。然而,该设计被视为一个示例,并且可以在对外部事件的额外检查方面进行扩展,从而使这些“一次性”状态成为实际状态。该设计因恩智浦汽车电机控制开发套件而广为人知,并得到了大多数客户的认可。因此,MATLAB Simulink 也提出了相同的概念。 有限状态机设计 应用程序结构应该引入一个系统工具来处理电机控制的所有任务以及发生故障时的硬件保护。因此,设计了一个有限状态机来使用 MATLAB Simulink Stateflow Chart(Stateflow 库/图表)来控制应用程序状态。 电机控制应用至少需要两种状态——“就绪”状态表示的“停止”和“运行”状态表示的“运行”。然而,需要实施一些额外的状态来覆盖例如上电情况,程序等待各种辅助系统(系统基础芯片、直流母线充满电、内存检查等)。此外,电机控制应用,特别是无传感器磁场定向控制需要额外的状态来校准传感器并启动具有已知位置的电机。因此,从 READY 状态到 RUN 状态的转换是通过 CALIB(传感器校准)和 ALIGN(初始转子位置对准或检测)状态的初始化序列完成的。要停止电机,应用程序通过 INIT(状态变量初始化)返回到 READY 状态。 INIT 状态旨在清除所有内部累加器和其他变量(但参数可以在运行时更改,并且不会重置为默认设置),而 RESET 状态则用于在使用 FreeMASTER 或其他用户界面更改电机控制参数的情况下启用上电或“默认配置”或“软复位”初始化。 所有状态都与状态机图表块中追踪的输出事件相链接。这些事件可用作调用处理程序(状态函数)的触发点。转换由状态机的输入值驱动,通过简单的比较将其视为事件(例如[u==e_start])。要改变状态,就应该改变事件/输入值。如果事件发生了变化,则状态机仅在存在与当前状态和事件相关联的现有动作的情况下才改变状态。 状态机设计用于应用程序中,使用事件输入(发出事件信号)、状态输出(指示当前状态)和事件触发器输出(调用状态函数/处理程序)。已构建以下应用程序来展示状态机使用的示例。 下表显示了状态和事件的命名: 状态 目的 Value 重置 开机/默认设置/软复位状态。可能包括一些硬件检查序列或故障检测。 1 Init 控制状态变量(积分器、斜坡、累加器、变量等)的初始化。可能包括故障检测 2 一切就绪 待机状态,准备开启。包括故障检测,例如直流母线过压或高温 3 CALIB 校准状态用于校准 ADC 通道(消除偏移)。包括故障检测 4 Align 对准状态,找到转子位置并准备启动。包括故障检测 5 运行 电机以开环或无传感器模式运行。包括故障检测 6 故障 故障状态关闭电源转换器和所有外围设备,进入安全状态。 7 输入事件是引发当前状态改变的触发器。 输入事件 目的 Value e_init_done 当 Init 状态成功完成任务时断言 1 e_start 当用户发送开启命令时断言 2 e_calib_done 当所有必需的 ADC 通道都校准后置位 3 e_align_done 当初始转子对准/位置检测完成时断言 4 紧急停止 当用户发送关闭命令时断言 5 e_fault 发生故障情况时断言 6 错误清除 当用户发送“清除故障”命令或情况允许时, 7 e_reset 当用户发送“重置”命令以使用默认设置重新开始时,断言 8 输出事件用于触发电机控制状态处理程序并与实际状态相对应。每次状态机调用都会触发这些事件。因此,状态机应该与控制算法保持一致。例如,它应放置在 ADC“转换完成”中断程序或 PWM 重新加载中断程序内。 有限状态机的使用 状态机应与控制算法很好地配合使用。控制电机的常用方法是将周期性中断与 ADC 转换完成或 PWM 重新加载事件(中断)联系起来。在收集所有外部信息(电压、电流、二进制输入等)之后,应在此事件处理程序中调用状态机,以让状态机决定下一步应调用哪个状态。 状态机内部的内部事件/状态处理由状态机块定义清楚地描述。输出事件触发器配置为向状态机提供清晰的基于功能的代码接口。这意味着,输出事件应连接到用于处理状态任务的函数。例如,在运行状态下,每次状态机调用都会触发 run() 输出事件,而在运行状态函数中则会调用整个电机控制算法。如果要通过输入信息来切换状态,则需要编写一个简单的条件来改变事件变量(定义为全局变量)。例如,如果用户发送“停止”命令,则事件设置为“e_stop”,状态机将切换到初始状态。 为了更复杂地触发输出功能,可以在状态机定义中编程额外的输出事件。 模板状态处理程序函数基于函数调用者块。一般来说,功能块可以与全局变量一起工作,因此不需要输入或输出。由于全局事件变量,事件驱动状态机可以对状态处理程序函数内部或状态机外部抛出的事件做出反应(例如基于其他异步中断)。下面显示了一个简单模板的示例。 在这个例子中,该函数代表重置状态,它应该在上电重置后运行,或者将所有变量设置为其默认设置。因此,第一部分专门介绍与硬件相关的设置,第二部分介绍与应用程序相关的设置。第三部分检查所有任务是否完成。如果是,则抛出 e_reset_done 事件(存储到 Event 变量中)。在这种情况下,ResetStatus 变量显然总是从零变为二,而不受其他影响。因此,最终条件可能会被删除(甚至通过编译期间的 MATLAB 优化过程)。如果存在外部条件,例如等待设置外部引脚,那么使用这样的“状态”变量作为完成状态任务的绿灯并抛出“完成”事件是有意义的。 嵌入式C代码实现 在默认设置中,MATLAB Embedded Coder 以 switch-case 结构的方式生成状态机代码。这对于进一步的代码调试或手动编辑可能不是很有用。因此,函数调用子系统块参数应按如下所示进行更改。函数打包选项设置为“不可重复使用函数”,其他设置可以保留默认值。这将使状态机代码结构保持在 switch-case 中,但是状态处理程序函数调用将生成为静态函数(而不是将代码放在 switch-case 中)。 以下代码示例是 stateMachineTest.c 中生成的状态机代码的一部分示例代码。状态机根据 State 变量进行决策,该变量内部存储在 stateMachineTest_DW.is_c1_stateMachineTest 中。根据 stateMachineTest_DW.Event,启动转换。最后,调用状态处理函数,在本例中为 stateMachineTest_Resetstate()。 void stateMachineTest_step(void) { /* ...  */       switch (stateMachineTest_DW.is_c1_stateMachineTest) { /* ... */       case stateMachineTest_IN_Reset:             rtb_y = 1U;             /* During 'Reset': ' :35' */             if (stateMachineTest_DW.Event == stateMachineTest_e_reset_done) {               /* Transition: ' :37' */               stateMachineTest_DW.is_c1_stateMachineTest = stateMachineTest_IN_Init;               /* Entry 'Init': ' :1' */               rtb_y = 2U;             } else if (stateMachineTest_DW.Event == stateMachineTest_e_fault) {               /* Transition: ' :46' */               stateMachineTest_DW.is_c1_stateMachineTest = stateMachineTest_IN_Fault;               /* Entry 'Fault': ' :18' */               rtb_y = 7U;             } else {               /* Outputs for Function Call SubSystem: ' /Reset state' */               /* Event: ' :49' */               stateMachineTest_Resetstate();               /* End of Outputs for SubSystem: ' /Reset state' */             }             break; /* ... */       }‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ /* ... */ }‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 重置状态函数是根据 Simulink 模型中每个块中设置的优先级进行编译的。如果没有设置优先级,则默认优先级基于将它们添加到模型的顺序。因此,按照逻辑顺序的要求验证并最终改变优先级非常重要。此设置可以在块属性中更改,如下所示。模型更新(Ctrl+D)后,优先级设置显示为每个块右上角的数字。 状态机测试应用程序 测试应用程序旨在测试状态机的所有功能,针对 S32K144EVB。为了指示活动状态,RGB LED 二极管与闪烁频率结合使用。板载按钮 SW2 和 SW3 用于控制应用程序。该应用程序在 10 毫秒中断例程中运行(由采样时间给出)。有一个独立的 LPIT 中断控制 LED 闪烁。 上电复位后,设备被配置并进入复位状态,在此执行额外的硬件和应用程序设置。然后,应用程序进入 INIT 状态,模拟延迟约 2 秒,由蓝色 LED 二极管快速闪烁表示。延迟后,自动进入READY状态。 两个按钮均由另一个状态机处理,该状态机可检测短按和长按按钮。虽然短按没有直接指示,但长按由打开的红色 LED 二极管指示。 短按SW2,应用程序启动,首先进入CALIB状态,然后进入ALIGN状态,最后进入RUN状态。CALIB 和 ALIGN 状态由蓝色 LED 的较高频率闪烁指示,而 RUN 状态由绿色 LED 亮起指示。 该应用程序引入了速度命令的模拟,可以通过长按 SW2(向上)或 SW3(向下)在 0 到 10,000 的范围内进行更改。此外,为了模拟故障情况,一旦速度命令达到 5,000 的值,就会抛出 e_fault 事件。进入故障状态,红色 LED 闪烁表示进入故障状态。要清除故障,应同时按下 SW2 和 SW3。进入 INIT 状态,蓝色 LED 二极管快速闪烁表示进入 INIT 状态。 下表显示了功能和 LED 指示。 按钮 Press lenght 功能 SW2 短按 启动应用程序 SW2 long press 增加速度命令(红色LED二极管亮起指示) SW3 短按 停止应用程序 SW3 long press 降低速度命令(红色LED二极管亮起指示) SW2 + SW3 短按 清除故障 状态 LED 闪烁 重置 - Init 蓝色 第 50 期 一切就绪 蓝色 第 500 期 CALIB 蓝色 第250期 Align 蓝色 周期 100 运行 绿色 始终开启 故障 红 周期 100 any 红 当检测到长按 SW2 或 SW3 时始终亮起 运行示例 该示例可以与 S32K14x、v3.0.0 的基于模型的设计工具箱一起构建和运行。此版本是使用 MATLAB R2017a 创建的。在运行此示例之前,请遵循 NXP 社区页面上的说明和课程。建议使用未连接扩展板的 S32K144EVB,但此示例不使用任何硬件接口,但以下情况除外(请参阅 S32K144EVB 文档): S32K144引脚 S32K144EVB连接器 用法 PTD15 J2.2 GPIO 输出/强度:高/红色 LED PTD0 J2.6 GPIO 输出/强度:高/蓝色 LED PTD16 J2.4 GPIO 输出/强度:高/绿色 LED PTC12 J2.10 GPIO 输入/按钮 SW2 PTC13 J2.12 GPIO 输入/按钮 SW3 PTC6 J4.4 UART1/RxD/FreeMASTER PTC7 J4.2 UART1/TxD/FreeMASTER 该应用程序还可与 FreeMASTER 应用程序配合使用。用户可以连接到目标并观看或控制应用程序。FreeMASTER 项目也已附加,但是,在构建和运行应用程序后,需要在 FreeMASTER 项目设置中更新 ELF 文件位置。 示例模型
View full article
Android 启动时解锁设备 背景 一些客户将运行 Android 的 imx 连接到云端,因此重新启动引导加载程序和使用fastboot oem unlock是不可接受的。这样系统就断开了连接,无法使用adb进行远程操作。 因此本文建议在系统首次运行时,在启动bootloader之前执行oem unlock,即可直接解锁。 补丁 diff --git a/drivers/fastboot/fb_fsl/fb_fsl_boot.c b/drivers/fastboot/fb_fsl/fb_fsl_boot.c index 86b919775a..d60cd248ee 100644 --- a/drivers/fastboot/fb_fsl/fb_fsl_boot.c +++ b/drivers/fastboot/fb_fsl/fb_fsl_boot.c @@ -529,6 +529,42 @@ bool __weak is_power_key_pressed(void) { return false; } +static void wipe_all_userdata(void) +{ + char response[FASTBOOT_RESPONSE_LEN]; + + /* Erase all user data */ + printf("Start userdata wipe process....\n"); + /* Erase /data partition */ + fastboot_wipe_data_partition(); + +#if defined (CONFIG_ANDROID_SUPPORT) || defined (CONFIG_ANDROID_AUTO_SUPPORT) + /* Erase the misc partition. */ + process_erase_mmc(FASTBOOT_PARTITION_MISC, response); +#endif + +#ifndef CONFIG_ANDROID_AB_SUPPORT + /* Erase the cache partition for legacy imx6/7 */ + process_erase_mmc(FASTBOOT_PARTITION_CACHE, response); +#endif + +#if defined(AVB_RPMB) && !defined(CONFIG_IMX_TRUSTY_OS) + printf("Start stored_rollback_index wipe process....\n"); + rbkidx_erase(); + printf("Wipe stored_rollback_index completed.\n"); +#endif + process_erase_mmc(FASTBOOT_PARTITION_METADATA, response); + printf("Wipe userdata completed.\n"); +} +void do_unlock(void) +{ + int status; + wipe_all_userdata(); + status = fastboot_set_lock_stat(FASTBOOT_UNLOCK); + if (status < 0) + return FASTBOOT_LOCK_ERROR; + printf("Unlock device\n"); +} int do_boota(struct cmd_tbl *cmdtp, int flag, int argc, char * const argv[]) { ulong addr = 0; @@ -563,6 +599,9 @@ int do_boota(struct cmd_tbl *cmdtp, int flag, int argc, char * const argv[]) { fastboot_set_lock_stat(FASTBOOT_LOCK); lock_status = FASTBOOT_LOCK; } + if (lock_status == FASTBOOT_LOCK){ + do_unlock(); + } bool allow_fail = (lock_status == FASTBOOT_UNLOCK ? true : false); avb_metric = get_timer(0); Android i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano
View full article
Q&A:MX28 HABの問題を有効にする方法は? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 質問: MX28でHABを有効にする方法、たとえば「get_hab_status()」機能を機能させるためのAN4555の推奨事項によるものですが、問題が発生しています。 質問 #1 彼らは、対話型プロンプトに対してU-bootを正常に実行できるため、efltosbツールへの入力であるすべてのHABコンポーネントが解決されたと信じています。ただし、次の点では次のようになります。 - rvt_report_status()関数を呼び出すと、ボードに「### ERROR ###ボードをリセットしてください」と表示されます。 - rvt_entry()を呼び出すと、ボード は画面にゴミの文字を印刷し、ハングします。これは、クロックに何か問題があり、それがシリアルコンソールのボーレートに影響を与え、上記の動作を引き起こしていることを示唆しています。 質問 #2 HABv3 のような HABv4 の "バインド署名" の概念はありますか? rvt_コールのアドレスが正しくない可能性がありますか?u-bootソースを提供できますか? バインドされた署名の検証または UID は、HABv4 アプリケーションノートでは言及されていません。だから、サポートされていないと思います。 RVT 関数のポインタ オフセットについて 仮定 しました。 HAB 4 API はオフセットを明示的に指定しませんが、rvt_base::function_name 表記を使用します。 関数ポインタは、RVTヘッダーを超えるすべてのワードオフセットに順番に配置されると仮定しています。 リファレンス マニュアルの最新のアドレスに RVT ヘッダーが存在することはメモリ ダンプに基づいて確認されていますが、設定した関数オフセットが正しいかどうかは確認できません。 ソースコードに関しては、mx6アーキテクチャのメインラインu-bootから入手できるhab.cファイルとhab.hファイルからmx28ボードの変更をモデル化しました。これは基本的に、AN4555 ドキュメントに記載されているコードget_hab_statusコードと同じです。 更新された RVT ベース アドレスと 想定される オフセットに一致するように、HAB API 関数ポインター アドレスを実行しました。 答え: これがreport_status()からの最初の3つの指示ですが、顧客は彼らが呼んだアドレスからの指示が正しいことを確認できますか? : :B087B570 ADDLT   FP、R7、R0、 ROR R5 :   1c0e1c05        stcne   12, cr1, [lr], {5} : 22182433 andscs r2, r8, #855638016 ;0x33000000 i.MX2x Re: Q&A: MX28 HAB の問題を有効にする方法は? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちはYixingとdwc、 i.mx28のWinceのebootでHAB_APIをどのように呼び出す必要がありますか? mx28メモリマップでは、OCROMは最後の128KBメモリアドレスにあります。 しかし、ebootに入ると、MMUはすでに有効になっています。したがって、0x80000000から0x9FFFFFFFまでの仮想アドレスにのみアクセスできます。 どのようにしてアドレスをHAB_RVT_REPORT_EVENT(*(UINT32 *)(HAB_RVT_BASE + 0x20)) //0xffff8af8+0x20で呼び出すことができますか? ありがとうございます Re: Q&A: MX28 HAB の問題を有効にする方法は? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> この問題は、正しい RVT アドレスを使用することで解決されます。RVT アドレスは、リファレンス マニュアルのリビジョン 1 とリビジョン 2 の間で更新されました。
View full article
LPC55Sxx:保护数字 IO 引脚 LPC55Sxx:保护数字 IO 引脚  本教程解释了为什么必须保护数字 IO 引脚以及如何使用 MCUXpresso 配置工具。 安全信息泄露风险  GPIO(通用输入输出)是微控制器中最常见的数字外设。LPC 单片机的 GPIO 非常灵活且功能强大。下图是 GPIO 的简单框图(图 1)。无论引脚配置的功能是什么,GPIO 都可以读取引脚状态。例如,如果某个引脚配置为 UART,则可以通过 GPIO 读取功能读取引脚状态。[1] 图1 GPIO [1]  由于 GPIO 的架构,所有数字 IO 引脚的状态都可以通过 GPIO 模块从 GPIO 读取路径读取。这与前面提到的引脚功能选择无关。因此,存在安全资源 (S) 信息泄露的可能性。  例如,当您将 UART 配置为安全外围设备时,这意味着只有安全世界可以访问此 UART。  然而,在这种情况下,非安全世界可以通过 GPIO 读取路径监控 UART 引脚状态,如图 1 所示。因此,非安全世界可以从 UART 获取所有安全信息。[1]  为了防止 GPIO 泄露安全世界的信息,在具有 TrustZone ® LPC55Sxx 设备上实现了安全 GPIO 掩码。此掩码不允许在安全和非安全世界中将 GPIO 用于引脚。带有 TrustZone ®的 LPC55Sxx 设备实现了一个名为 Secure GPIO 的新 NXP 外设,可以在安全世界中操作 GPIO。 图 2 安全 GPIO 和安全 GPIO 掩码 [1]  在 MCUXpresso 配置工具中保护数字 IO 引脚  MCUXpresso 配置工具包含创建安全配置所需的一切。您可以在 Pins 工具中进行引脚配置,在 Peripherals 工具中配置外围设备,在 Clocks 工具中启用时钟,并在 Trusted Execution Environment (TEE) 工具中设置安全方面。 先决条件  MCUXpresso IDE – v11.3.0 在本 教程 中 使用 , 本教程使用 LPCXpresso55S69 SDK – v2.9.0 , 使用 TrustZone 和 安全 USART 的 应用 程序 , LPCXpresso55S69开发板  应用程序设置  该项目使用 TrustZone。  FLEXCOMM0 用作 USART。  FLEXCOMM0 在 TEE 工具中配置为安全。  FLEXCOMM0采用非阻塞传输。  从非安全世界读取数字 IO 状态  您可以创建一个简单的示例来测试非安全世界是否可以通过读取 GPIO 引脚的状态来访问来自安全世界的信息。  假设安全应用程序使用 FLEXCOMM0 进行通信,并使用 GPIO0.30TX 信号的引脚,您可以向可以读取通信的非安全应用程序添加代码。要使用示例代码中的 GPIO 宏,请确保“board.h”LPC55S69 板的头文件被添加到文件的包含部分。 什么时候 你跑 应用程序, 不安全​​​ 世界读取 GPIO 引脚的状态并相应地改变蓝色 LED 的状态。 你可以实现 它 无需对生成的配置进行任何额外的修改 MCUXpresso 配置 工具。 没有必要 配置引脚 通用输入输出接口。 它 表明可以从中读取状态 不安全​​​ 世界和沟通不是 安全的。 将针固定在 TEE 工具中  为 安全项目 打开 MCUXpresso 配置工具 。 在本例中,引脚 94 用作 FLEXCOMM0 的 TX 引脚(参见图 3),如下方引脚工具的引脚视图所示。该引脚与 GPIO0.30 信号共享。 图 3 在Pins工具中配置 的数字IO 引脚 打开TEE工具配置引脚掩膜(见图4)。 图4打开 TEE 工具中的 Pins 选项卡  当 FLEXCOMM0 为安全状态时,TEE 工具会在 GPIO0.30 引脚上报告警告,因为存在安全信息泄露的风险。  将“读取 GPIO 状态” 列 的值 从“允许” 更改为“拒绝” 。 要使用 MCUXpresso 配置工具生成的文件更新项目文件,请单击更新代码按钮。 为信任区域配置生成的初始化代码现在使用 GPIO 屏蔽了引脚 94 的读取。  验证密码无法从非安全世界读取  您可以运行相同的示例来验证从非安全环境读取路由到 FLEXCOMM0 TX 信号的引脚状态是否始终返回相同的值。运行该应用程序,您可以看到蓝色 LED 的颜色不会根据 FLEXCOMM 外设的通信而改变。  [1] 2020. AN12326:GPIO 安全及使用。第 1 版。[电子书] NXP BV 2019,第 3-4 页。访问网址:< https://www.nxp.com/doc/AN12326 > [访问日期:2020 年 12 月 15 日]。 
View full article
DDR - 寄存器编程辅助常见问题解答   问题: 如何使用 DRAM 寄存器编程辅助工具生成 ARM DS5 DStream 格式 DDR 初始化脚本? 回答: 一些 RPA 包含“DStream .ds文件”选项卡,用于 ARM DS5 调试器特定的命令。例如, i.MX6UL/ULL/ULZ DRAM 寄存器编程辅助工具已经支持此功能。但是,用户可以轻松创建 .ds现有 .inc 格式格式。转换 .inc 的基本步骤文件转换为 .ds格式如下: 1)用 mem set 替换 setmem /16 的一个实例 2)在同一行中,将 0x020bc000 = 替换为 0x020bc000 16 3) 使用“全部替换”命令将 setmem /32 更改为 mem set 4) 使用“全部替换”命令将 = 更改为 32 5) 使用“全部替换”命令将 // 替换为 # 6)另存为.ds文件。   问题: 当使用具有更快速度仓的 DDR 内存的 528MHz DRAM 控制器接口时,应该使用哪种速度仓时序选项? 回答: 例如,假设我们的 MX6DQ 设计使用 DDR3-1600 速度等级的 DDR3 内存。不过,使用DDR3的MX6DQ的MMDC接口最大速度为528MHz。我们应该使用 1600 速度箱(800MHz 时钟速度)还是 1066 速度箱(533MHz 时钟速度)?简而言之,用户应该使用适合您运行的最大速度(频率)的额定时序,在本例中为 DDR3-1066(533MHz)。在某些情况下,例如使用 MX6DL 时,最大 DDR 频率为 400MHz。在这种情况下,您可能想要尝试使用 AC 时序参数表中找到的 800 个时序。但是,大多数 DDR3 设备的速度箱表可能仅低至 1066,在这种情况下,您将使用最接近您的运行频率的速度箱(即 1066 速度箱表)。 问题: 一些时间参数可能会指定最小值和最大值,我应该使用哪一个? 回答: 大多数情况下,您会希望选择最短的时间。一些 DRAM 控制器可能具有 tRAS_MAX 时序参数,在这种情况下,您显然会使用 DRAM 数据表中给出的最大 tRAS 参数。 此外,对于时序参数 tAONPD 和 tAOFPD,我们也希望使用 DDR3 数据表中给出的最大值。这些代表 DDR3 设备打开或关闭 RTT(终止)所需的最长时间,因此,我们应该至少等待这段时间再发出任何命令或访问。 问题: 一些时间参数规定了诸如“3CK 或 7.5ns 中的较大者”之类的内容;我应该使用哪一个? 回答: 这取决于您的时钟速度。假设您以 533MHz 运行。在 533MHz 时,7.5ns 相当于 4CK。在这种情况下,533MHz 下的 7.5ns 大于 3CK,因此我们将使用 7.5ns 这个数字,或者 4CK。在 400MHz 时,7.5ns 相当于 3CK。在这种情况下,我们只需使用 3CK。 问题: 我有一个可以限制 DDR 频率(动态频率缩放)的设计。在全速时,我计划以 533MHz 运行,然后我计划尽可能降低到 400MHz。我是否需要重新计算最初为 533MHz 设置的 400 MHz 时序参数? 回答: 不需要重新计算 400MHz 的时序参数,您可以重复使用 533MHz 的时序参数。533 MHz 的时序比 400 MHz 的时序严格得多,这里的关键是不要违反时序。此外,维护两组时序参数可能会有点麻烦,特别是在设计后期更换 DDR 供应商时,可能需要您重新计算一些时序参数。做一次就比较容易,然后得出 533MHz 的组合最坏情况时序参数,你知道它将在 400MHz 下工作。但是,如果您不介意维护两组时序参数,并且确实想要将时序优化到 400MHz 的最后一皮秒,那么就尽情发挥吧。 问题: 我可以将这些寄存器编程辅助工具用于 Fly by 和 T-Topology 吗? 答案 是 DDR 寄存器编程辅助与 DDR 布局无关。相同的电子表格适用于这两种拓扑结构。 我们建议对两种拓扑运行写入均衡校准,并且飞思卡尔 DDR 压力测试的写入均衡例程返回的值应合并到客户特定的初始化脚本中。 DDR 压力测试还具有一项功能,即评估校准返回的写入均衡值,如果该值超过定义的限制,则将 WALAT 增加到 1。DDR 压力测试会在写入附加延迟 (WALAT) 超过限制并应增加 1 时通知用户,并提醒用户在需要时将其添加回客户特定的初始化脚本中。 WALAT - 0 00000000 WALAT:写入额外延迟。建议清除这些位。正确的电路板设计应确保 DDR3 设备放置在足够靠近 MMDC 的位置,以确保 CLK 和 DQS 之间的偏差小于 1 个周期。 问题: 当使用内部 OSC 而不是推荐的 32.768 KHZ XTAL 时,我可以使用 MDOR 的默认寄存器编程辅助值吗? 答案 不,恩智浦建议根据设备内部振荡器的最差频率(最大时钟)重新编程这些值,以确保满足 JEDEC 时序要求。更多详细信息,请参阅i.MX 6 系列内部振荡器精度考量 i.MX6 全部 i.MX6DL i.MX6 双核 i.MX6DualPlus | 6QuadPlus i.MX6 四核 i.MX6S i.MX6SL i.MX6SoloX i.MX6UL i.MX7 双核 i.MX7 单核 i.MX7ULP
View full article
船用应答器 Overview NXP 在为汽车和航空航天应用提供解决方案方面拥有悠久的历史。 许多此类解决方案也适用于快速发展的移动机器人领域。无论您的系统是在地面、海底还是空中运行,恩智浦都能提供完整的传感器、控制器和通信解决方案。 NXP ®交通系统通信处理解决方案从 MCU 扩展到多核 MPU。该应答器旨在提供高性能和高可靠性。 其用户友好的界面可以直观地处理 AIS A 类提供的复杂功能。该解决方案将涵盖车辆、船舶和飞行应用的广泛用途。该解决方案基于i.MX RT技术。 用例 用于连接车辆或运输系统内的功能模块并将其连接到外部网络的解决方案。一些应用如下: 以服务为导向的网关 应答器 V2X 通信 机架式以太网交换机 结构框图 产品 类别 MCU 产品网址 1 i.MX RT1050 跨界 MCU,搭载 Arm ® Cortex ® -M7 内核 产品描述 1 i.MX RT1050 是业界首款跨界MCU,兼具应用处理器的高性能与高度集成,以及微控制器的易用性和实时功能。 产品网址 2 K22_120:Kinetis ® K22-120 MHz,经济高效,全速 USB 微控制器 (MCU),基于 Arm ® Cortex ® -M4 内核 产品描述 2 Kinetis ® K22 MCU 已针对需要低功耗灵活性和处理效率的成本敏感型应用进行了优化。 类别 以太网PHY 产品URL TJA1101:第二代以太网PHY收发器 - 符合IEEE 100BASE-T1标准 产品描述 TJA1101是一款高性能单端口、符合IEEE 100BASE-T1标准的以太网PHY收发器。 框图 工业控制 智慧城市
View full article
LPCXpresso54608: 箱から出して & はじめに <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> まず、LPCXpresso54608ボード のユーザーマニュアルをダウンロードします。ドキュメントをスキャンしたら、始めましょう! LPCXpresso54608を接続します(以下に示すように)。プリロードされたOut of Boxデモが表示されます。このデモには、 Draupner TouchGFXが使用されています。スクリーンショットを以下に示します。 プリロードされたデモを探索したら、さらに詳しく知りたいと思うでしょう。 このためには、LPCXpresso54608開発ボード用のMCUXpressoソフトウェア開発キット(SDK)を構成してビルドする必要があります。 登録するか、ログイン資格情報を使用してサインインし、NXPからソフトウェアをダウンロードします。 LPCXpresso54608 の設定は、「LPCXpresso54608」と入力するか、boards>LPC>LPCXpresso54608 を選択するという 2 つの方法のいずれかで作成できます。 ボードを選択すると、「Select Configuration」または「Specify Additional Configuration Settings」の2つのオプションが表示されます。 (設定を指定する名前を付けると、複数の設定が識別しやすくなるため、設定を指定することをお勧めします)。   手記: デフォルトでは、SDK BuilderはWindowsのデフォルトのツールチェーンとしてIARを選択します。 このチュートリアルでは、開発ホストOSとしてWindowsを使用します。 これが目的のツールチェーンまたはOSでない場合は、「追加の構成設定を指定する」を選択してください 次のウィンドウが表示され、IAR、Keil、またはBothのSDKをダウンロードできます(「All toolchains」を選択)。 この段階では、ダウンロードに必要なミドルウェアを指定することもできます。 これらは「Select Optional Middleware」で選択または選択解除できます 選択したら、[SDK ビルダーに移動] を選択します。 ノート:パッケージのダウンロードが許可される前に、情報の更新を求められる場合があります。これが発生した場合は、上部の赤いリンクを選択して問題を解決します。情報が更新されたら、上部の「概要」をクリックし、「SDK Builder」を再度選択すると、元の画面に戻ることができます。 今すぐダウンロードを押す前に、最後にもう一度ファイルの名前を変更する機会があります。「今すぐダウンロード」を選択すると、ライセンス契約が表示され、同意するとダウンロードが開始されます。 パッケージ化された.zipをダウンロードしたらお気に入りのユーティリティを使用して、既知の場所に抽出します --> IARがデフォルトのツールチェーンとして選択されている場合は、ここから続行してください。 --> KEIL がデフォルトのツールチェーンとして選択されている場合は、ここで続行します。 --> MCUXpressoがデフォルトのツールチェーンとして選択されている場合は、ここから続行してください(2017年3月発売予定) LPCマーケティング LPC546xx 日時:LPCXpresso54608:箱から出して&はじめに <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> すぐに使えるデモ(Draupner)のソース/バイナリをどこでダウンロードできるか知っている人はいますか?私は最近、この特定のデモがプリロードされたこの正確な開発キット(OM13092 - LPCXpresso54608)を購入しました。これは、公式のスタートガイドとビデオのショーケースでもあります。ただし、このデモのソース/バイナリを見つけることができません。 このボードには、Sprinklerと呼ばれる別の新しいデモがあるようで、バイナリとソースは https://touchgfx.com/nxp-semiconductors/lpc5460x/ で利用できます。このデモのコンパイルに問題があり、"TouchGFX NXP LPC54608 Board Support Package - Installation V1.5" pdfの指示に従った後、次のエラー・メッセージが表示されます。 make: *** ターゲットを 'C:/nxp/TouchGFX_NPX_LPC54608_BSP/touchgfx/os/FreeRTOS8.2.0/OSWrappers.cpp' にするルールはありません。「TouchGFXPort/OS/OSWrappers.o」が必要です。止める。 リンクからダウンロードしたBSP https://touchgfx.com/nxp-semiconductors/lpc5460x/ 単にOSWrappers.cppファイルが含まれていません。インストールドキュメントまたはBSPが更新されていないかどうかわかりません。SDKビルダーサイトから生成してダウンロードしたSDKのバージョンは2.3.1です。スプリンクラー BSP が最新の SDK バージョンでサポートされなくなったか、最新の SDK がデモ ソースを壊した可能性があります。LPCExpresso54608の古いバージョンのSDKをどこで取得/生成するのかわかりません。NXPプラットフォームを使用するのはこれが初めてです。 日時:LPCXpresso54608:箱から出して&はじめに <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 上記のMCUExpressページはどこにありますか?"--> MCUXpressoがデフォルトのツールチェーンとして選択されている場合は、ここに進んでください(2017年3月発売予定)" 日時:LPCXpresso54608:箱から出して&はじめに <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 裏面JP1を確認してください、開いているはずです 日時:LPCXpresso54608:箱から出して&はじめに <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは 今月初め、私はOM13092を体験 する機会を得ました 。 今日、私はこの素晴らしい開発ボードを受け取りました。 しかし同時に、 システムが機能しないという白い画面の現象も見つけました 。 残念ながら、この問題の原因 を分析する時間が ありませんでした。 この問題 の手順は次のとおりです:リセットボタンを3秒ほど長押ししてから、数回すばやく短く押しますで囲まれています。 日時:LPCXpresso54608:箱から出して&はじめに <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> MCUXpressoを待っています
View full article
MYS-6ULX 适用于工业 4.0 和物联网应用 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 尺寸仅为 70 毫米 x 55 毫米, MYS-6ULX 是米尔科技专为工业 4.0(Industrie 4.0)和 物联网 ( IoT )应用 而 设计 的 高性能低成本单板计算机 。MYS -6ULX 在如此小巧的主板上集成了 DDR3、Nand Flash、USB、以太网、TF、LCD 等核心组件和外围接口。此外,它还拥有 两个 板上有 2.0mm 间距 2x20 针接头,可为用户扩展提供尽可能多的信号。 MYS -6ULX单板计算机包含MYS-6ULX-IND和MYS-6ULX-IOT两种型号,分别面向工业4.0和物联网应用。两款主板硬件电路设计相同,软件完全兼容。MYS-6ULX-IND基于i.MX 6UL系列处理器打造,支持-40至+85摄氏度宽温工作,更适合工业控制和通信应用。MYS-6ULX-IOT基于i.MX 6ULL系列处理器,并额外集成一个带天线的USB WiFi模块。米尔科技已为该主板移植了Linux 4.1.15操作系统和Debian发行版,以及移植了QT的Yocto项目。米尔科技还提供了一个有趣的演示,供客户体验。 亚马逊 Alexa 语音服务。 此外,为了进一步提升MYS-6ULX的性能,米尔公司还设计了 MYB-6ULX 扩展 板 , 通过板载两个扩展接口 与 MYS-6ULX 扩展板连接。 2.0mm间距2 x 20针扩展接头, 为MYS-6ULX 扩展了 一个以太网接口 ,并添加了 CAN、RS485、音频、RTC和摄像头接口 。MYIR还提供可选的LCD模块和摄像头模块, 为 主板增添更多功能,使其成为一个完整的嵌入式系统。 MYS-6ULX-IND单板计算机 MYS-6ULX-IOT单板计算机 MYB-6ULX扩展板
View full article
i.MX 8M系列 DDR 工具发布 Important: If you have any questions or would like to report any issues with the DDR tools or supporting documents please create a support ticket in the  i.MX community. Please note that any private messages or direct emails are not monitored and will not receive a response. 注意: 请注意,i.MX 8M 系列已添加 DDR 支持,并且此功能也已在Config Tools for i.MX Applications Processors | NXP Semiconductors中添加。请考虑使用此工具以获取更多增强功能。 i.MX 8M系列 DDR 工具概览 i.MX 8M 系列 DDR 工具是一款基于 Windows 的软件,旨在帮助用户进行 LPDDR4/DDR4/DDR3L 培训、压力测试以及为 u-boot SPL 生成 DDR 初始代码。 本页面包含 i.MX 8M 系列 DDR 工具的最新版本,支持以下 SoC: i.MX 8M Quad及其衍生产品i.MX 8M Quadlite和i.MX 8M Dual i.MX 8M Mini Quad 及其衍生产品 i.MX 8M Mini Quadlite/Dual/DualLite/Solo/SoloLite i.MX 8M Nano Quad 及其衍生产品 i.MX 8M Nano Quadlite/Dual/DualLite/Solo/SoloLite i.MX 8M Plus NOTE: For the i.MX 8/8X Family of DDR tools please refer to the: i.MX 8/8X Family DDR Tools Release   i.MX 8M 系列 DDR 工具旨在让用户能够根据设备配置(密度、芯片选择数量等)和板布局(数据总线位切换等)生成和测试自定义 DRAM 初始化。此过程使用户能够继续进行引导加载程序和操作系统的启动。操作系统启动后,建议运行基于操作系统的内存测试(如 Linux memtester)以进一步验证和测试 DDR 内存接口。   i.MX 8M 系列 DDR 工具包括: DDR 寄存器编程辅助工具 (RPA) MSCALE DDR 工具   有关这些 DDR 工具及其使用的更多详细信息,请参阅 i.MX 8M DDR Tools 用户指南。   i.MX 8M系列DDR工具 i.MX 8M 系列 DDR 压力测试工具是一款基于 Windows 的软件工具,用于验证 DDR 初始化是否正常工作,以便与 u-boot 和操作系统启动过程配合使用。要安装 DDR 压力测试,您需要保存并解压缩 zip 文件 mscale_ddr_tool_vXXX_setup.exe.zip  (其中“xxx”为当前版本号)并按照屏幕上的安装说明进行操作。 i.MX 8M 系列 DDR 工具 需求 该工具需要访问Windows注册表,因此用户必须以管理员模式运行它。 当用户设计新的 i.MX 8M 系列开发板时,请务必遵循《硬件开发指南》和《MSCALE_DDR_Tool_User_Guide》中所述的规则,这将有助于用户在各自的 i.MX 8M 开发板上启动 DDR 设备。 i.MX 8M 系列 DDR 工具 用户指南 i.MX 8M DDR 工具包含以下文档:MSCALE_DDR_Tool_User_Guide NOTE: Please read the MSCALE_DDR_Tool_User_Guide inside the package carefully before you use this tool. i.MX8M DDR工具修订历史 版本 主要变更*(特性) 备注 3.31 集成针对 8MQ ERR051273 的解决方案   3.30 修复所有 i.MX 8M 系列的 DBI 启用问题 自动识别 i.MX 8M Nano 板上的 ROHM 和 PCA9450 电源管理IC (PMIC) 修复 4GB/8GB 内存测试工具问题   3.20 为 i.MX 8M Plus 添加支持   3.10 修复PC软件与目标板之间某些特定字符的UART通信问题。 在生成的C代码中微调DDRPHY寄存器。   3.00 为 i.MX8M-nano 添加支持 添加对不同PMIC或PMIC配置的支持 为所有DDR频率点添加压力测试支持 Nano 版 RPA 工具新增对 DDR3L 和 DDR4 的支持 请注意:DDR3L 和 LPDDR4 的 RPA 文件中包含"preliminary"标识,仅表示这些 RPA 基于 NXP 内部验证板开发,而 DDR4 RPA 则基于已发布的 EVK 开发。 2.10 更改 DDR4 容量计算方法   2.00 添加对 i.MX8M-mini 的支持   * 更多详细信息请参阅发行说明 i.MX 8M 调试 UART2 的.ds 脚本示例配置: ################step 0: configure debug uart port. Assumes use of UART IO Pads.   ##### ##### If using non-UART pads (i.e. using other pads to mux out the UART signals), ##### ##### then it is up to the user to overwrite the following IO register settings   ##### memory set 0x3033023C 32 0x00000000 #IOMUXC_SW_MUX_UART2_RXD memory set 0x30330240 32 0x00000000 #IOMUXC_SW_MUX_UART2_TXD memory set 0x303304A4 32 0x0000000E #IOMUXC_SW_PAD_UART2_RXD memory set 0x303304A8 32 0x0000000E #IOMUXC_SW_PAD_UART2_TXD memory set 0x303304FC 32 0x00000000 #IOMUXC_SW_MUX_UART2_SEL_RXD sysparam set debug_uart   1 #UART index from 0 ('0' = UART1, '1' = UART2, '2' = UART3, '3' = UART4) i.MX 8M 调试 UART3 的.ds 脚本开头示例配置 ################step 0: configure debug uart port. Assumes use of UART IO Pads.   ##### ##### If using non-UART pads (i.e. using other pads to mux out the UART signals), ##### ##### then it is up to the user to overwrite the following IO register settings   ##### memory set 0x30330244 32 0x00000000 #IOMUXC_SW_MUX_UART3_RXD memory set 0x30330248 32 0x00000000 #IOMUXC_SW_MUX_UART3_TXD memory set 0x303304AC 32 0x0000000E #IOMUXC_SW_PAD_UART3_RXD memory set 0x303304B0 32 0x0000000E #IOMUXC_SW_PAD_UART3_TXD memory set 0x30330504 32 0x00000002 #IOMUXC_SW_MUX_UART3_SEL_RXD sysparam set debug_uart   2 #UART index from 0 ('0' = UART1, '1' = UART2, '2' = UART3, '3' = UART4) i.MX 8M Mini PMIC 配置的.ds 脚本开头示例配置 ##############step 0.5: configure I2C port IO pads according to your PCB design.   ##### ########### You can modify the following instructions to adapt to your board PMIC ####### memory set 0x30330214 32 0x00000010  #IOMUXC_SW_MUX_I2C1_SCL memory set 0x30330218 32 0x00000010  #IOMUXC_SW_MUX_I2C1_SDA memory set 0x3033047C 32 0x000000C6 #IOMUXC_SW_PAD_I2C1_SCL memory set 0x30330480 32 0x000000C6  #IOMUXC_SW_PAD_I2C1_SDA sysparam set pmic_cfg 0x004B #bit[7:0] = PMIC addr,bit[15:8]=I2C Bus. Bus index from 0 ('0' = I2C1, '1' = I2C2, '2' = I2C3, '3' = I2C4) sysparam set pmic_set 0x2F01 #bit[7:0] = Reg val, bit[15:8]=Reg addr. #REG(0x2F) = 0x01 sysparam set pmic_set 0x0C02   #REG(0x0C) = 0x02 sysparam set pmic_set 0x171E   #REG(0x17) = 0x1E sysparam set pmic_set 0x0C00   #REG(0x0C) = 0x00 sysparam set pmic_set 0x2F11    #REG(0x2F)=0x11 i.MX 8M 系列 DDR 寄存器编程辅助工具 (RPA) i.MX 8M DDR RPA(或简称为 RPA)是一款用于为用户特定的 DDR 配置(如 DDR 设备类型、密度等)开发 DDR 初始化的 Excel 电子表格工具。RPA 生成 DDR 初始化(在单独的 Excel 工作表标签中):   DDR 压力测试脚本:此格式专用于 DDR 压力测试,首先将本工作表中的内容复制到文本文件中,然后将该文件命名为“.ds”文件扩展名的文档。用户在执行DDR压力测试时将选择此文件。 《如何使用Excel工作表》选项卡提供了使用 RPA 的说明。   i.MX 8M 系列 DDR 寄存器编程辅助 (RPA):当前版本 要获取最新的 RPA,请参考以下链接(注意,现有的 RPA 已从本主页面移除,并移至下方特定于 SoC)的链接中): i.MX 8M Quad: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX8M-m850D-DDR-Register-Programming-Aid-RPA/ta-p/1172441 i.MX 8M Mini : https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX8MMini-m845S-DDR-Register-Programming-Aid-RPA/ta-p/1172443 i.MX 8M Nano: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX8MNano-m815S-DDR-Register-Programming-Aid-RPA/ta-p/1172444 i.MX 8M Plus: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX-8MPlus-m865S-DDR-Register-Programming-Aids-RPA/ta-p/1235352   处理器 掩模版本 支持的存储器 最新 RPA 版本 * i.MX 8M Quad & Derivatives 全部 LPDDR4 启示录 33 i.MX 8M Quad & Derivatives 全部 DDR4 版本 18 i.MX 8M Quad & Derivatives 全部 DDR3L Rev 9 i.MX 8M Mini& 衍生产品 A0 LPDDR4 启示录 22 i.MX 8M Mini及衍生产品 A0 DDR4 版本 21 i.MX 8M Mini & 衍生产品 A0 DDR3L 版本 10 i.MX 8M Nano & 衍生产品 A0 LPDDR4 Rev 9 i.MX 8M Nano及其衍生产品 A0 DDR4 版本 12 i.MX 8M Nano及其衍生产品 A0 DDR3L Rev 6 i.MX 8M Plus 及其衍生产品 A1 LPDDR4 Rev 9 i.MX 8M Plus 及其衍生产品 A1 DDR4 Rev 9 * 有关更新的详细信息,请参阅相应 RPA 的“修订记录”选项卡。 要修改自定义设置的 DRAM 频率,请参阅iMX 8M Mini 寄存器编程辅助工具 DRAM PLL 配置 相关资源链接: i.MX 应用处理器的配置工具 | NXP 半导体 i.MX 8M Mini 寄存器编程辅助工具 DRAM PLL 设置 i.MX 8/8X 系列 DDR 工具发布 i.MX 6/7 DDR 压力测试 GUI 工具 i.MX 8M 应用处理器相关资源 i.MX8M (m850D) DDR 寄存器编程辅助工具 (RPA) i.MX8MMini (m845S) DDR 寄存器编程辅助 (RPA) i.MX8MNano (m815S) DDR 寄存器编程辅助 (RPA) i.MX 8MPlus (m865S) DDR 寄存器编程辅助工具 (RPA) i.MX 8ULP DDR 工具:i.MX 软件和开发工具 | NXP Semiconductors 向下滚动到“其他资源 --> 工具 --> DDR 工具” i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano 回复:i.MX 8M 系列 DDR工具发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 太好了。谢谢!
View full article
操作指南:在没有 AUTOSAR 的情况下使用 S32K1xx RTD 创建一个闪烁 LED 的示例项目 本文档展示了使用S32K1xx RTD和S32配置工具创建简单“闪烁LED”应用的分步流程。此示例适用于通过USB(OpenSDA)连接到PC的S32K144EVB-Q100 EVB。 准备工作 设置软件工具 安装 S32 Design Studio for S32 Platform 安装S32K1xx开发包和S32K1 RTD AUTOSAR 4.4。这两个组件都是S32配置工具所必需的。 启动 S32 Design Studio for S32 Platform 流程 新的 S32DS 项目 或者 请为项目命名,例如“Blinking_LED_RTD_No_AUTOSAR”。名称必须输入时不含空格字符。 扩展 S32K1xx 系列,选择 S32K144 在工具链下,选择NXP GCC 9.2 单击下一步 点击“…”按钮旁边的SDK 选中 PlatformSDK_S32K1_2022_02_S32K144_M4F 旁边的复选框。单击确定 点击 “Finish”。等待项目生成向导完成,然后在项目资源管理器视图中展开项目以显示内容。 要控制电路板上的 LED,需要在 Pins Tool 内执行一些配置。有几种方法可以做到这一点。一种简单的方法是双击MEX文件。 默认情况下,系统会显示引脚工具。对于闪烁LED的示例,必须将一个引脚配置为输出。S32K144 EVB 板载一个 RGB LED,每种颜色分别连接到 S32K144 器件的一个独立引脚。蓝色 LED 对应的目标引脚是 PTD0。在标准 Pins 工具视图的左上方,从 Peripheral Signals 选项卡中找到 PORTD,然后定位 PTD0 并勾选其旁边的复选框。 方向设置要求!菜单将会出现。选择输出,然后点击“确定”。 在“Routing Details”视图中,请注意已添加一条新行并以黄色突出显示。 将“LED”添加到 PORTD 0 引脚的 Label 和 Identifier 列。 请注意以下视图中出现的更改: 外设信号 软件包 代码预览 转到 Peripherals 工具并添加 Gpio_Dio。 单击 Eclipse Perspective 导航栏中的“外设工具”图标。 在“组件”视图中,点击“驱动程序”类别中的“添加新配置组件…”按钮。这将显示一个非 AUTOSAR 组件的列表。 在列表中找到并选择‘Gpio_Dio’组件,然后点击确定。请不要担心警告信息。这仅表示该驱动程序尚未成为当前项目的一部分。相关的驱动程序包将被自动添加。 Gpio_Dio 驱动程序不需要进一步配置。点击保存以将所有更改保存到.MEX文件中。 现在设备配置已完成,可以生成RTD 配置代码。从菜单栏中点击“更新代码”。 要控制刚刚配置的输出引脚,需要编写一些应用代码。返回 “C/C++” 透视图。 如果尚未打开,在项目窗口中点击 “src” 文件夹旁边的 “>” 以显示内容,然后双击 “main.c” 文件将其打开。应用代码将添加到此处。 在执行其他操作之前,首先初始化时钟驱动。在 main 函数中 "Write your code here" 注释后插入以下代码:Clock_Ip_InitClock(Clock_Ip_aClockConfig); 在引脚可以被控制之前,需要使用从 S32 配置工具生成的配置信息进行初始化。使用 Port 驱动初始化所有引脚,添加以下代码:Port_Ci_Port_Ip_Init(NUM_OF_CONFIGURED_PINS0, g_pin_mux_InitConfigArr0); 通过在开关之间加入延迟,交替开启和关闭引脚,使LED灯闪烁。使延迟时间足够长,以便能够察觉。在提供的for 循环中,添加以下代码行:Gpio_Dio_Ip_WritePin(LED_PORT, LED_PIN, 1U);delay(720000);Gpio_Dio_Ip_WritePin(LED_PORT, LED_PIN, 0U);delay(720000); 在 'main' 函数之前,添加一个 delay 函数,如下所示:voiddelay(volatileint cycles){     /* 延迟函数 - 在多个周期内不执行任何操作 */     while(cycles--);} 请更新 main.c 顶部的 includes 行文件以包含应用程序中使用的驱动程序的头文件:删除#include “Mcal.h”添加#include "Port_Ci_Port_Ip.h"#include "Gpio_Dio_Ip.h"#include "Clock_Ip.h" 构建 “Blinking_LED_RTD_No_AUTOSAR”。在 “C/C++ Projects” 视图中选择项目名称,然后按下 “Build”。 构建完成后,检查是否有错误。 打开调试配置并选择“Blinking_LED_RTD_No_AUTOSAR_Debug_FLASH”。请确保选择与所执行的构建类型相匹配的配置,否则如果构建输出不存在,可能会报告错误。 确认 EVB 已通过 USB 数据线连接至 PC,然后检查调试器选项卡设置,确保“OpenSDA 嵌入式调试 - USB 端口”已被选中作为接口。 点击 “Debug” 要查看 LED 闪烁,点击 “Resume” 回复:如何使用S32K1xx RTD(不带 AUTOSAR)创建一个闪烁 LED 示例项目 那么,你添加了 LPUART、GPIO 等驱动后,如何知道如何调用生成的代码来初始化它们?换言之,即如何知道(或在哪里可以查到)应该使用 Port_Ci_Port_Ip_Init 来初始化 GPIO 端口?以及如何知道(或在哪里可以查到)配置时钟需要调用 Clock_Ip_InitClock? Andy
View full article
运行 Yocto Linux + PN7160 的 i.MX6ULL EVK 硬件: 1. i.MX6ULL EVK 板 2. OM27160A1HN 软件: 1. 为 i.MX6ULL EVK 构建 Yocto Linux BSP。 步骤如下: $ mkdir L6.6.36_2.1.0 $ cd L6.6.36_2.1.0 $ repo init -u https://github.com/nxp-imx/imx-manifest -b imx-linux-scarthgap -m imx-6.6.36-2.1.0.xml $ repo sync $ DISTRO=fsl-imx-xwayland MACHINE=imx6ull14x14evk source imx-setup-release.sh -b build-for-6ullevk $ bitbake core-image-full-cmdline 2. 将 nxpnfc 驱动添加至内核 BSP 构建成功后,内核源代码位于此处: L6.6.36_2.1.0/build-for-6ullevk/tmp/work/imx6ull14x14evk-poky-linux-gnueabi/linux-imx/6.6.36+git/git/ 将 nxpnfc 代码库克隆到内核目录,替换现有实现: $ cd L6.6.36_2.1.0/build-for-6ullevk/tmp/work/imx6ull14x14evk-poky-linux-gnueabi/linux-imx/6.6.36+git/git/ $ rm -rf drivers/nfc $ git clone https://github.com/NXPNFCLinux/nxpnfc.git drivers/nfc 这将导致 drivers/nfc 文件夹中包含以下文件: • README.md:存储库信息 • Makefile:驱动程序头文件 • Kconfig:驱动程序配置文件 • LICENSE:驱动程序许可条款 • i2c_devicetree.txt:I²C 设备树定义示例• spi_devicetree.txt:SPI 设备树定义示例• nfc 子文件夹包含:– Makefile:– common.c:通用驱动程序实现—— common.h:通用驱动接口定义– i2c.c:I2C 专用驱动程序实现– i2c.h:I2C 专用驱动程序接口定义——spi.c:SPI 专用驱动程序实现– spi.h:SPI 专用驱动接口定义 通过内核 menuconfig 流程将目标驱动包含在构建中(选择为内置 <*>): $ bitbake linux-imx -c menuconfig <*> NFC I2C Slave driver for NXP-NFCC 3. i.MX6ULL EVK与PN7160之间的连接 i.MX6ULL EVK 开发板的 Arduino 接口上有若干引脚可用于连接 PN7160 板。以下是 i.MX6ULL EVK 开发板 Arduino 接口的示意图。其中 I2C2 的两个引脚可用于 I2C 连接。UART2_RX、UART2_TX 和 UART2_RTS 可配置为 GPIO,分别连接 PN7160 的 IRQ、VEN 和 DWL_REQ。 以下是 EVK 板上的 J1704 和 J1703 接口。 以下是 OM27160A1HN 上的 Arduino 接口示意图。 需使用转接板(OM29110ARD-B),OM27160A1HN 模块安装于其上方。以下是转接板的原理图。 因此,在 i.MX6ULL EVK 开发板上,需使用 I2C2_SDA 和 I2C2_SCL 进行 I2C 通信。另需 3 个 GPIO 引脚连接 PN7160 的 IRQ、VEN 和 DWL_REQ。 这是 i.MX6ULL EVK 和 OM29110ARD-B 之间的连接。 OM29110ARD-B 引脚 i.MX6ULL EVK 引脚 I2C_SCL J2-1 I2C2_SCL J1704-10 I2C_SDA J2-2 I2C2_SDA J1704-9 GPIO_0 J2-10 GPIO1_21 J1703-1 GPIO_1 J4_1 GPIO1_20 J1703-2 GPIO_2 J4_2 GPIO1_25 J1703-3 3.3v J1-4 3.3v J1705-4 5V J1-5 5V J1705-5 接地 J1-6 接地 J1705-6 4. 修改 i.MX6ULL EVK 的设备树文件 i.MX6ULL EVK 的设备树文件为 imx6ul-14x14-evk.dtsi,其路径如下: L6.6.36_2.1.0/build-for-6ullevk/tmp/work/imx6ull14x14evk-poky-linux-gnueabi/linux-imx/6.6.36+git/git/arch/arm/boot/dts/nxp/imx/imx6ul-14x14-evk.dtsi 由于未使用 UART2,我们已禁用它。 &uart2 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_uart2>; uart-has-rtscts; /* for DTE mode, add below change */ /* fsl,dte-mode; */ /* pinctrl-0 = <&pinctrl_uart2dte>; */ status = "disabled"; // <--- change the status to "disabled" bluetooth { compatible = "nxp,88w8987-bt"; }; }; 将下面的 nxpnfc 放在 &I2C2 节点下。 nxpnfc: nxpnfc@28 { compatible = "nxp,nxpnfc"; reg = <0x28>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_nfcgpio>; nxp,nxpnfc-irq = <&gpio1 21 0>; nxp,nxpnfc-ven = <&gpio1 20 0>; nxp,nxpnfc-fw-dwnld = <&gpio1 25 0>; }; 像这样: 为 nxpnfc 添加 GPIO。 pinctrl_nfcgpio: nfcgpiogrp { fsl,pins = < MX6UL_PAD_UART2_RX_DATA__GPIO1_IO21 0xb0 //irq MX6UL_PAD_UART2_TX_DATA__GPIO1_IO20 0xb0 //ven MX6UL_PAD_UART3_RX_DATA__GPIO1_IO25 0xb0 //dwld req >; }; 5. 重新编译内核及完整镜像 $ bitbake linux-imx -c compile $ bitbake core-image-full-cmdline 6. 使用 UUU 工具烧录镜像至开发板 构建生成的镜像为 .wic.zst 文件,需将其烧录至开发板。该文件位于以下部署目录中: L6.6.36_2.1.0/build-for-6ullevk/tmp/deploy/images/imx6ull14x14evk/core-image-full-cmdline-imx6ull14x14evk.rootfs-20241113103828.wic.zst 从以下链接下载 UUU.exe: https://github.com/nxp-imx/mfgtools/releases 从 Linux BSP 网页下载 i.MX6ULL EVK 的演示镜像。 将演示镜像解压至文件夹,并将 UUU.exe 复制到同一目录。 通过 USB 线将开发板连接至 PC,并将启动模式切换为 "Serial Downloader mode"。 在 PC 端执行以下命令,将镜像烧录至 i.MX6ULL EVK 的 SD 卡: uuu -b sd_all core-image-full-cmdline-imx6ull14x14evk.rootfs-20241112083235.wic.zst 随后将启动模式切换为 "Internal Boot (Development)" 并重启开发板。 此时可通过 "root" 账户登录并使用开发板。 您可以看到 nxpnfc 驱动程序已正确加载。 7. 在 Yocto 中构建 NFC 库和 nfcDemoApp。 在 Yocto 源码目录中,从以下链接下载 meta-nxp-nfc 层: https://github.com/NXPNFCLinux/meta-nxp-nfc     $ git clone https://github.com/NXPNFCLinux/meta-nxp-nfc.git  然后,NFC库的配方位于 L6.6.36_2.1.0/sources/meta-nxp-nfc/recipes-nfc/nxp_nfc。请将配方 nxp-nfc_git.bb 更改如下: # Copyright (C) 2016 NXP Semiconductors DESCRIPTION = "Linux NFC stack for NCI based NXP NFC Controllers." LICENSE = "Apache-2.0" LIC_FILES_CHKSUM = "file://LICENSE.txt;md5=86d3f3a95c324c9479bd8986968f4327" SRC_URI = " \ git://github.com/NXPNFCLinux/linux_libnfc-nci.git;branch=NCI2.0_PN7160;protocol=https \ " SRCREV = "6bf9f42b94e267f6384043009bda84c11e7ebbaa" SRC_URI[sha256sum] = "47bdc27108fc8d66ce5d6c33f76b419cdef20c24b9e187ada8e689d1bd7f79c7" inherit autotools pkgconfig lib_package S = "${WORKDIR}/git" 将 meta-nxp-nfc 层添加至构建定义,需更新 build_dir/conf/bblayers.conf 文件: BBLAYERS += " ${BSPDIR}/sources/meta-nxp-nfc" Build meta-nxp-nfc layer:     $ bitbake nxp-nfc 构建成功后,库文件及 nfcDemoApp 将位于以下路径: L6.6.36_2.1.0/build-for-6ullevk/tmp/work/cortexa7t2hf-neon-poky-linux-gnueabi/nxp-nfc/git/ 使用 "scp" 命令通过网络将文件复制至 EVK 开发板。若目标文件夹不存在,请先在 EVK 上使用 "mkdir" 创建目录,再执行 "scp" 命令。 以下是示例:(**下方的 IP 地址应更改为您的 EVK 的 IP 地址。) scp build/.libs/* [email protected]:/.libs/ scp image/etc/libnfc* [email protected]:/etc/   scp image/usr/lib/* [email protected]:/usr/lib   在 EVK 开发板上: root@imx6ull14x14evk:/# mkdir /usr/local root@imx6ull14x14evk:/# mkdir /usr/local/etc root@imx6ull14x14evk:/# cp /etc/libnfc-nci.conf /usr/local/etc 现在,您可以在 i.MX6ULL EVK 上运行 nfcDemoApp。 root@imx6ull14x14evk:/# cd .libs/ root@imx6ull14x14evk:/.libs# ./nfcDemoApp poll 参考资料: 1. i.MX Yocto Project 用户指南 2. PN7160 Linux Porting Guide 3. MCIMX6ULL-EVK_DESIGNFILES 4. OM27160A1HN 硬件设计文件 5. OM29110 NFC SBC 接口板设计文件 6。在运行 Yocto 的 i.MX8M mini EVK 上使用 PN7150 NFC 控制器 接触式智能卡读卡器芯片
View full article
LX2160A の DPDMUX インスタンスの最大サポートはいくつですか Hi, LX2160A で作成できる DPDMUX インスタンスの最大数はいくつですか? 私は8つのdpdmuxオブジェクトを作成しようとしましたが、6つでしか成功しません。 dpdmux作成のパラメータは次のとおりです #--default-if=1 --num-ifs=2 --method DPDMUX_METHOD_CUSTOM --options=DPDMUX_OPT_CLS_MASK_SUPPORT,DPDMUX_OPT_AUTO_MAX_FRAME_LEN 7番目のものを試そうとすると、次のようにエラーが表示されます。 MC エラー: 使用可能なメモリがありません (ステータス 0x9) Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか これは、DPAA2 のリソース使用量を調整する際に役立つ情報です。ただし、DPAA2 で使用されるメモリ バッファーに収まるすべてのオブジェクト (8x DPDMUX + DPMAC/DPNI) を詰め込むには、さらに微調整が必要です。 - DPNI:トラフィックが単に管理目的である場合、フローステアリングルールを下げます、パラメータ '--fs-entries' - DPDMUX: 分割が複雑でない場合は、カスタムルールの使用量を減らします (パラメータ '--max-dmat-entries')。また、dpdmux の作成中にメモリ (PEB バッファ) の使用量を減らし、パラメータ '--mem-size' さらなる調整が進行中です。これがコミュニティに役立つことを願っています。 Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか @dunk  どうもありがとうございます 素晴らしい一日をお過ごしください。 BR, ヘクター Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか こんにちはヘクター、 はい、NXPからのサポートに感謝します。私はあなたのチームメンバーとの議論を続けます。そして、最近コミュニティのために得たいくつかの役立つ情報を共有しようとしています。 Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか Hello @dunk  この投稿があなたを元気に見つけてくれることを願っています、 私たちのチームメンバーの1人が、このテーマに関してすでにサポートを提供していることに気づきました。 混乱を避け、できるだけ明確なコミュニケーションを保つために、 チームメンバーとのコミュニケーションを心がけてください。 素晴らしい一日をお過ごしください。 BR, ヘクター Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか こんにちは@Hector_Villarruel 、 DPAA2 mem設定のフィードバックについてコメントはありますか? セットアップで 8 つの DPDMUX を作成できません。 Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか ありがとう、@Hector_Villarruel。 これがMCファームウェアの構成とメモリ割り当てです。 - Uブート: mcmemsize=0x70000000 - DPC:total_bman_buffers = <0x9EB100> DPCファイルにtotal_num_buffersが見つからないので、デフォルト設定では640000だと思います。 上記のような設定や設定については、メモリは十分だと思います。他に何か足りないものはありますか? Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか Hello @dunk  このメールがあなたを元気に見つけてくれることを願っています、 このエラー (MC エラー: 使用可能なメモリがありません (ステータス 0x9)) は、MC メモリの制限に関するバッファの最大数を超えた場合に発生することがあります。詳細については、DPAA2UM、Rev 53、08/2023 の 3.5 最小メモリ要件を参照してください。 LX2160の場合、256MBのメモリがありますが、次の制限があることに注意してください。 すべてのキューに同時に存在できるバッファの総数は 640000 に制限されています。もし DPCファイルのtotal_num_buffersが640000より大きい場合、MCは起動に失敗します。 total_num_buffers が dpc ファイルにない場合、MC はデフォルト値の 640000 を使用します。 素晴らしい一日をお過ごしください。 BR, ヘクター・ビジャルエル
View full article
采用 MC33771B SPI 电池管理系统 的 S32K388:MBDT、代码生成和 AI 部署 你好,恩智浦社区、 我正在通过 SPI 通信使用 S32K388-Q289 和 FRDM-MC33771B-SPI-EVB 开发集成电池管理系统,目标是真正的锂离子电池组。在研究时,我注意到,S32K3 系列可用的特定于电池管理系统的示例项目和参考实现相对较少,因此确认此类应用程序的推荐工作流程和支持的工具链一直很困难。 我的目标是在 MCU 上实现完整的嵌入式电池管理系统堆栈,包括: 电池电压/温度监控(通过 BCC) 细胞平衡控制 SOC / SOH 估算算法(包括基于深度学习的方法) MCU 实时操作 如果可能,采用基于模型的设计工作流程(否则采用 S32DS C 项目) 我计划首先使用 MATLAB/Simulink 基于模型的设计工具箱 (MBDT),如果我的设置无法获得全面支持,我将继续使用 S32 Design Studio (S32DS)。 请就以下问题提供指导: 1) S32K3 电池管理系统应用的 MBDT 支持和培训材料 是否有专门用于电池管理系统相关开发(例如基于 SPI 的 BCC 通信、采样/处理、保护逻辑和实时监控)的 S32K3 系列中使用 MBDT 的官方文档、用户指南、培训课程或应用笔记? 2) 将 MBDT 模型与深度学习模型和代码生成内置 如果我在 Simulink (MBDT) 中开发电池管理系统逻辑并添加使用深度学习工具箱构建的 SOC/SOH 模型: - 这些模型能否合并为一个集成的 Simulink 模型? - 如果是,能否使用 Embedded Coder 将集成模型自动生成 C 代码(或其他支持的嵌入式代码),以便在 S32K388 上部署? 3) S32K388 上的实时推理可行性 如果(2)中的代码生成可行: - 部署的模型能否利用 MCU 上的实时电池数据(电压/电流/温度)执行实时推理(SOC/SOH 估算)? -S32K388 是否有推荐的约束条件或最佳实践(例如,定点与浮空、支持的层类型、模型大小限制、推理时序注意事项)? 4) MBDT 中的功能安全约束/保护逻辑 为了功能安全起见,我需要实现保护逻辑,例如: - 过压/欠压阈值 - 过温/欠温阈值 - 故障处理和安全状态行为 是否有可能直接在 MBDT/Simulink 中实现这些限制和保护逻辑,并将其包含在生成的嵌入式代码中? 如果有 S32K 目标的参考示例(电池管理系统 或功能安全逻辑),请分享。 5) S32K388 与 FRDM-MC33771B-SPI-EVB 和替代方案的 兼容性官方支持/建议通过 SPI 在电池管理系统应用程序中使用 S32K388-Q289 吗?MC33771B 如果不推荐这种组合,你能否为基于 S32K3 的电池管理系统开发推荐一个官方支持的 BCC + 参考平台(SPI 或 TPL)? 6) 设备端训练(在线学习)与纯推理工作流程 从嵌入式 AI 的角度来看: -S32K3 MCU 是否支持或推荐设备端训练(使用实时电池数据进行在线学习)? - 推荐的方法是在 PC 上进行离线培训,还是在 MCU 上仅进行推理? 如果建议进行离线培训,是否有描述推荐工作流程的官方参考? 7) 在 S32K388 上进行人工智能推理的性能/内存指导 在 S32K3(特别是 S32K388)上运行人工智能推理时,是否有关于以下方面的基准或指导: - 闪存/内存使用预期 - 典型推理延迟范围 - 优化方法(定点、量化、轻量级架构) 😎 如果不推荐 MBDT + DL 集成,首选替代工作流程 如果不推荐/支持完全集成和自动代码生成,在 S32K3 上部署人工智能模型的首选工作流程是什么?例如 - 手动将模型转换为轻量级 C 语言推理代码 - 使用类似 CMSIS-NN 的方法(如适用) -使用任何恩智浦中间件/推荐库/示例(例如 eIQ) 感谢您的支持。任何文档链接、培训参考、SDK 示例或最佳实践建议都将非常有帮助。 顺祝商祺! Re: S32K388 with MC33771B SPI BMS: MBDT, code generation, and AI deployment 你好,@SonHyunTaek、 感谢您在我们的社区论坛上就您的项目提出详细问题。请注意,以下答案是从MBDT软件的角度提供的;从硬件的角度来看,在元器件组合方面可能会有更好的方法。了解电池管理系统的目标电压以及是否需要电池组电流检测也将有所帮助。由于你计划使用通过SPI连接的单个AFE,我假设你的目标是最大48V的电池管理系统。 关于你提出的设备组合:在硬件层面,S32K3 与 MC33771B 完全兼容。然而,从软件的角度来看,情况则更为复杂。适用于 S32K3 的 MBDT 旨在在 MCAL 层的恩智浦实时驱动 (RTD) 之上生成代码,而适用于电池管理系统的 MBDT 在电池管理系统 软件开发工具包之上生成代码,后者也与 RTD 兼容。电池管理系统 SDK 包括一个用于引脚、时钟和外围设备的外部配置工具,可从 Simulink 访问,以及随时可以运行的示例。 请注意 -适用于电池管理系统 1.2.0 的 MBDT 仅适用于 S32K3 1.4.0 的 MBDT,后者不支持 S32K388。 -电池管理系统 SDK 仅与 RTD 3.0.0 兼容,MBDT 用于 S32K3 1.4.0。当时还没有 S32K388。 -适用于电池管理系统的 MBDT 和适用于 S32K3 的 MBDT 仅支持较新的 AFE 部件,例如 MC33774、MC33775、MC33664、MC33665 和 MC33772C,通常用于具有电池接线盒功能的硬件设计。 这些限制来自软件包(RTD 和电池管理系统 SDK)。你打算使用的 MC33771B 包含 C SDK 驱动程序,你必须使用自定义代码将其手动集成到 MBDT 中,因为没有可随时运行的兼容 C 驱动程序可用于连接 S32K3 和 MC33771B。换句话说,用于 MC33771B/MC33772B 的嵌入式 SW:电池单元控制器软件驱动程序需要手动进行 C 编码并集成到 MBDT 中。描述如何实现这一功能的文章(基于 S32K1 的 MBDT)可在此处找到。 我将在下面回答你们的问题,并在最后提出一些解决方案。 1.MBDT 支持和培训 我们提供的最佳资源可在MBDT 社区页面上获取。 您可以在右侧找到《基于模型的设计工具箱新手指南》,其中介绍了如何使用 MBDT for S32K3 执行基本任务。此外,还有电池管理系统在线研讨会,提供对电池管理系统的见解。 以下是我们与MathWorks合作创建的最新电池管理系统在线研讨会的链接: 简化恩智浦S32设备的电池系统开发。 2。集成深度学习模型 在之前与 MathWorks 的合作中,我们成功地直接从 Simulink 部署了基于深度学习的荷电状态 (SOC) 估计算法,并在 PIL 模式下对其进行了测试。是的,Embedded Coder 可以直接从 Simulink 模型生成神经网络,并与 MBDT 一起部署在 S32K3 上。 以下是相关在线研讨会的链接:将 基于深度学习的 SOC 估计算法 部署到恩 智浦 S32K3 微控制器 3.在 S32K388 上进行实时推理的可行性 是的,实时推理是可行的。在以前的工作中,我们使用电池电压、电流和温度作为输入。这些值可由 AFE 在运行时测量并提供给神经网络。作为最佳实践,在 PIL 模式下进行强化测试有助于评估性能。您还可以尝试使用优化技术来确定最佳配置。 4。功能安全约束 您的功能安全要求的逻辑可以在 Simulink 中实现,并且可以自动生成相应的代码。MathWorks 提供了我们在 S32K3 上使用和部署的示例: 设计和测试锂离子电池管理算法 5.S32K388 与 FRDM-MC33771B-SPI-EVB 的兼容性及替代方案 要直接从 Simulink 测试神经网络应用程序,请使用最新版本的 MBDT for S32K3。这样就可以验证部署的可行性,并在此时对所有可用的 MCU 执行基准测试。 从硬件角度看,您有几种选择: a.继续使用建议的解决方案(S32K358 + MC33771C) 从 MC33771C 开始,而不是 MC33771B,因为它更新、支持 SPI 并包括电流测量功能。您可以使用自定义代码将 MC33771C 驱动程序直接集成到 Simulink 中,并使用适用于电池管理系统 1.8.0 的 MBDT。 b. 在支持的 MCU 的 Simulink 中使用 MBDT 用于电池管理系统 例如,带有 MC33774/MC33775 的 S32K358 用于单元监控,MC33772C 用于电流测量(整个 SPI)。此设置适用于电池管理系统的 MBDT 和适用于 S32K3 1.4.0 的 MBDT。不过,首先要测试神经网络是否能在 S32K358 上运行。 c. 使用任何带有 AFE 部件的 S32K3 或最新的 BMA7318 注意:在这种情况下,不直接支持使用适用于电池管理系统的 MBDT 从 Simulink 部署代码。您仍然可以在 Simulink 中生成应用程序逻辑和神经网络 C 代码,然后使用 S32 设计工作室手动与 AFE 集成。 6。设备端训练与纯推理工作流程 这取决于您的应用程序要求。我们之前采用的是纯推理方法:在 MATLAB 中训练网络,然后将其部署到 MCU 上。推荐资源: 使用深度学习估算 电池状态 随后是上面第 2 点中提到的在线研讨会。 7.S32K388 人工智能推理的性能和内存指导 性能取决于您的应用。如果神经网络已经过训练,请在 S32K3 系列上在 PIL 模式下测试生成的代码,分析执行情况,然后决定 S32K388 是否满足您的需求。作为参考,前面提到的 SOC 算法已成功在 S32K344 和 S32K358 上进行了测试。 总之,您可以使用 Embedded Coder 从神经网络生成代码,并在 PIL 模式下测试性能。验证后,将生成的代码导入 S32 Design Studio,并按要求部署到 S32K388 上。 希望这能帮到您, Marius
View full article
在没有示例仓库的情况下无法版本 MCUXpresso 项目 使用 SDK 25.12、如 https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/gsd/install/custom_manifest.html 中所述,我已经为 LPC55S69 项目创建了自定义清单。在我的自定义清单中,我只包含以下元器件:核心、CMSIS、mcux-devices-lpc、mcu-sdk-components。请注意,我没有包含 mcu-sdk-examples。运行 west 版本 时,出现以下错误: 正在解析 C: /dev/git/lpc55/lpc55/apps/West/custom-manifest/Hello/KConfig C: /dev/git/lpc55/lpc55/apps/west/custom-manifest/mcuxsdk/scripts/kconfig/kconfig.py: C: /dev/git/lpc55/lpc55/apps/West/custom-Manifest/custom-manifest/mcuxsdk/kconfig.mcuxpresso: 6: 'C: /dev/git/custom-sdk/kconfig.mcuxpresso: 6: ' C: /dev/git/lpc55/lpc55/apps/west/cu未找到 /KConfig'(在 'rsource " examples/KConfig "' 中)。检查环境变量是否设置正确(例如srctree,未设置或为空)。还要注意的是,未设置的环境变量会扩展为空字符串。 C: /dev/git/lpc55/lpc55/apps/west/custom-manifest/mcuxsdk/cmake/extension/logging.cmake/logging.cmake: 72(消息):FATAL_ERROR:Kconfig 进程命令运行失败,返回码:1 调用堆栈(首先是最近的调用):C: /dev/git/lpc55/lpc55/apps/west/custom-manifest/manifest/mcuxsdk/west/custom-manifest/lpc55/k/cmake/extension/kconfig.cmake: 521 (log_f atal) C: /dev/git/lpc55/lpc55/apps/west/custom-manifest/ccuxsdk/cmake/extension/mcux.cmake: 284(包括)cmakeLists.txt: 9(项目) 我将问题追溯到 Kconfig.mcuxpresso,其中第 6 行包含 rsource"examples/Kconfig" 很明显,由于我没有在 west 配置中包含示例项目,所以失败了。 在我看来,这个 " 资源 " 应该是可选的 " osource " 或 " 或来源 "。 LPC55xx Re: Fail to build MCUXpresso project without examples repo 你好@kvanherck 非常感谢你的建议。 我会向我们的 SDK 团队报告。 BR 哈利
View full article
[LS1028A]: QSGMII 链接在 u-boot 中未启动 我们有一款使用带有 VSC8574RT 以太网四核 PHY 的 LS1028A(实际上是 VA7230)的定制板。LS1028 通过 QSGMII 与 PHY 连接。 在 u-boot 版本(defconfig)中,我启用了 CONFIG_PHY_MSCC 并禁用了 CONFIG_PHY_VITESSE。一旦 u-boot 启动,我正在运行这些命令: > setenv ethact swp3 > setenv ipaddr 192.168.1.3 > ping 192.168.1.1 Swp3 直接连接到一台 PC,其静态 IP 地址为 192.168.1.1。 ping 超时,主机不存在。 经过进一步调查,我们确定了以下几点: 1) 使用"mii info" 命令,可以检测到所有外部 PHY,并在 emdio-3 接口中列出。 2) 外部 PHY 显示链路已启动 3) 内部 PHY 显示链路中断 => mii device enet-2 => mii dump 3 1 1. (0009) -- PHY status register -- (8000:0000) 1.15 = 0 100BASE-T4 able (4000:0000) 1.14 = 0 100BASE-X full duplex able (2000:0000) 1.13 = 0 100BASE-X half duplex able (1000:0000) 1.12 = 0 10 Mbps full duplex able (0800:0000) 1.11 = 0 10 Mbps half duplex able (0400:0000) 1.10 = 0 100BASE-T2 full duplex able (0200:0000) 1. 9 = 0 100BASE-T2 half duplex able (0100:0000) 1. 8 = 0 extended status (0080:0000) 1. 7 = 0 (reserved) (0040:0000) 1. 6 = 0 MF preamble suppression (0020:0000) 1. 5 = 0 A/N complete (0010:0000) 1. 4 = 0 remote fault (0008:0008) 1. 3 = 1 A/N able (0004:0000) 1. 2 = 0 link status (0002:0000) 1. 1 = 0 jabber detect (0001:0001) 1. 0 = 1 extended capabilities 我将同样的设置与 LS1028ARDB devkit(使用 VSC8514 外部 PHY)进行了比较,它报告其内部 PHY 链路已启动: => mii dump 3 1 1. (002d) -- PHY status register -- (8000:0000) 1.15 = 0 100BASE-T4 able (4000:0000) 1.14 = 0 100BASE-X full duplex able (2000:0000) 1.13 = 0 100BASE-X half duplex able (1000:0000) 1.12 = 0 10 Mbps full duplex able (0800:0000) 1.11 = 0 10 Mbps half duplex able (0400:0000) 1.10 = 0 100BASE-T2 full duplex able (0200:0000) 1. 9 = 0 100BASE-T2 half duplex able (0100:0000) 1. 8 = 0 extended status (0080:0000) 1. 7 = 0 (reserved) (0040:0000) 1. 6 = 0 MF preamble suppression (0020:0020) 1. 5 = 1 A/N complete (0010:0000) 1. 4 = 0 remote fault (0008:0008) 1. 3 = 1 A/N able (0004:0004) 1. 2 = 1 link status (0002:0000) 1. 1 = 0 jabber detect (0001:0001) 1. 0 = 1 extended capabilities 是什么原因导致内部 PHY 无法完成自动降压,也无法启动链路? Re: [LS1028A]:QSGMII link is not coming up in u-boot 请分享与 SerDes 相关的 RCW 设置和 DTS 设置、 还有 LS1028ARDB 和客户板之间 QSGMII 部分的所有区别。 谢谢!
View full article
MCUXpresso SDK 应用程序接口线程安全 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 亲爱的社区成员/恩智浦支持者 1。MCUXpresso SDK 的 API 是否是线程安全的,例如:我想使用中断例程中的 dbgConsole_printf (),但文档中没有任何内容:(m cuxPresso SDK API 参考手册:调试控制台) 从代码检查来看,这似乎是不可能的,但最好还是问一下 2. 在线程环境中使用 SDK API 的一般建议是什么(不仅仅是 RTOS,非常笼统),我还没有找到任何指南和文档(哪些 API 是安全的,哪些是不安全的)。 3.新设计推荐使用MCUXpresso SDK还是Kinetis SDK? Re: MCUXpresso SDK API thread safe 实际上,阻塞式调试控制台函数并不是线程安全的。 只有非阻塞 RTOS 才是这样。 在阻塞式实现中,多个线程可能会同时向 UART 写入数据,从而导致交错(可能还有其他问题)。 我通过一个测试案例证明了这一点。 从中断处理程序内部调用非阻塞 RTOS 安全实现可能不是一个好主意。 你真的不想在中断处理程序中阻塞。 Re: MCUXpresso SDK API thread safe <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好 grzegorzkonopko 回答您的问题 1.实际上,fsl_debug_console 已经是线程安全的了,如果您查看我们最新 SDK 中 DbgConsole_Printf() 的代码,就会发现一些 API,如 LOG_TAKE_MUTEX_SEMAPHORE_NONBLOCKING。无论如何,如果您想使用带中断的 DbgConsole_Printf(),可以查看宏 DEBUG_CONSOLE_TRANSFER_NON_BLOCKING。 3.MCUXpresso SDK 是 kinetis 设备的最新软件开发工具包驱动程序,所以我会推荐你这个。 希望能对 有所帮助,祝您愉快! TIC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注:如果本帖回答了您的问题,请点击正确答案按钮。Thank you! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
View full article
MCUXpresso IDE 25.6 烧录 MCXW716C 失败:处理器处于安全模式,EraseSector 超时(6000 毫秒) PC=0xFFFF MCUXpresso IDE 25.6 烧录 MCXW716C 失败:处理器处于安全模式,EraseSector timeout(6000ms) PC=0xFFFFFFFE,ChecksumSectors Ef(38) 各位好,我在使用 MCUXpresso IDE + LinkServer 给 恩智浦 MCXW716C(板卡:FRDM-MCXW71 / 或自研板)下载程序时遇到烧录失败问题,现象如下,想请教可能原因与恢复方法。 软硬件环境 IDE:MCUXpresso IDE25.6.136 LinkServer:redlinkMulti 驱动程序 v25.6(2025 年 6 月 26 日版本 1017) 调试器:板载 MCU-LINK 板载 (r0E3) CMSIS-DAP V3.117 连接方式:SWD 芯片:MCXW716CxxxA 系统:Windows [版本号可选] 工程/示例:[例如 frdmmcxw71_lpi2c_read_fxls896x_accel_value_transfer] 复现步骤 打开工程并正常编译生成 axf/elf 点击 Debug(或下载/烧录) LinkServer 连接正常,但在擦除/写入阶段失败 关键日志(截取)   处理器处于安全模式...正在写入 23936 字节来寻址 Flash 驱动程序中的 0x00000000 " checksumSectors " 错误 'Ef (38):闪存操作返回错误(参见日志)'... 驱动程序 " eraseSector " 超时(6000 毫秒)PC:FFFFFFE 现象说明 能正常识别芯片与闪存:检测到闪存变体 "FMU 1MB 但提示处理器处于安全模式 随后在 Flash 驱动程序 操作阶段报错:ChecksumSectors Ef(38) 最终 EraseSector 擦除扇区超时 6000ms,并且PC 显示0xFFFFFFFE 我想/确认请教的问题 处理器处于安全模式 在 MCXW716C 上通常意味着什么? 是否表示已进入安全生命周期/开启安全配置从而限制 闪存 擦写与调试? 对于这种状态,正确的恢复方式是什么? 是否需要mass erase / recover / unsecure流程?在 MCUXpresso/LinkServer/MCU-LINK 下如何操作最规范? PC: 0xFFFFFFFE 是否可视为 flash 驱动程序 跑飞/HardFault/调试访问被安全域隔离导致的 "无效 PC"? 是否有人在LinkServer v25.6+ MCXW716C 上遇到类似 EraseSector timeout? 有没有已知 bug、推荐的连接脚本/参数(如降低 SWD 频率、connect under reset、改变复位策略等)? 我可以补充的信息(如需要) [是否使用过安全示例/trustZone/安全启动配置:是/否则/不确定] [芯片是否曾经烧录过安全相关固件/配置区:是/否/不确定] [尝试过的操作:降低 SWD 频率、换线/换口、断电重启、按住复位连接、换 LinkServer 版本等] 可提供完整的 LinkServer log / 工程 / 最小复现步骤 感谢大家指点。 电路板设计 Re: MCUXpresso IDE 25.6 烧录 MCXW716C 失败:processor is in secure mode,EraseSector timeout(6000ms) PC=0x 你好@向明月 我想你可以下载安全配置工具。 MCUXpresso 安全配置工具|恩智浦半导体 然后创建 w71 工作区。 然后擦掉。 希望能帮到你。 BR 哈利
View full article
S32K344 : PMIC[MFS2613] 控制源代码或示例代码 S32K344 白板已配备 PMIC[MFS2613]。 我想获得SPI控制源代码[示例代码]。 Re: S32K344 : PMIC[MFS2613] control source or example code HI 请注意,在圣诞假期期间,我们的支持响应时间可能会比平时长。在某些情况下,您的请求可能会在新年后得到处理。感谢您的理解。 请点击下载 FS26 RTD S32K3 标准软件-> 汽车软件-SBC/PMIC-实时驱动程序-> SBC FS26 R21-11 5.0.0 虽然这些示例并非基于 S32K344-WB(注意 SPI 引脚的不同),但随附的 S32K3 RTD 是相对较新的 RTD 6.0.0。 或下载S32K344_Whiteboard_Example(LLD)_RTM_1.0.0.zip 文件。不幸的是,S32K3 RTD 的版本已经很老了:S32K3_RTD_2_0_0_D2203 C:\NXP\S32K344_Whiteboard_Example(LLD)_RTM_1.0.0\S32K344_Whiteboard_Example(LLD)_RTM_1.0.0\s32k3_wb_fs26 C:\NXP\S32K344_Whiteboard_Example(LLD)_RTM_1.0.0\S32K344_Whiteboard_Example(LLD)_RTM_1.0.0\s32k3_wb_self_test 祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题,并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: S32K344 : PMIC[MFS2613] control source or example code 不幸的是,s32k3_wb_fs26使用 MCAL 的Sbc_fs26在 S32DS 外围设备工具. s32k3_wb_self_test不使用 MCAL 的Sbc_fs26。 S32DS 外围设备工具但该项目包含 /s32k3_wb_self_test/ExternalDevices/FS26_Drv。 或者,您也可以参阅Sbc_fs26_example_IP_S32K344,了解如何使用Sbc_fs26_Ip在 S32DS 外围设备工具. Re: S32K344 : PMIC[MFS2613] control source or example code 亲爱的@Robin_Shen 我将查看 Sbc_fs26_example_IP_S32K344 ,了解如何使用 Sbc_fs26_Ip 顺便问一下,我在哪里可以获得[s32k3_wb_self_test] 的代码?   Re: S32K344 : PMIC[MFS2613] control source or example code 亲爱的@Robin_Shen 感谢您的支持。 恐怕您提到的示例文件是空的。 请再次检查。 ============================================================== 或下载 S32K344_Whiteboard_Example(LLD)_RTM_1.0.0.zip.遗憾的是,S32K3 RTD 版本已相当老旧:S32K3_RTD_2_0_0_D2203 Re: S32K344 : PMIC[MFS2613] control source or example code 亲爱的@Robin_Shen 所有代码都基于 Tresos AUTOSAR。 是否有任何非 Autosar 基础板示例或 PMIC SPI 驱动程序? Re: S32K344 : PMIC[MFS2613] control source or example code 请解压此 .zip 文件文件,然后安装 .exe锉刀 Re: S32K344 : PMIC[MFS2613] control source or example code 在此附上我的代码。请看一看。 Re: S32K344 : PMIC[MFS2613] control source or example code 亲爱的@Robin_Shen 感谢您的回复。 我曾尝试版本 WB_Self_Test 但遇到了一些错误,我不知道如何修复它。 请帮帮我。
View full article
ADC読み取り NXP S32K144EVB で ADC を設定しようとしており、ADC の例を使用して編集しています。使用しているセンサからの読み取りは正常に行われていますが、電源として USB からバレル ジャックに切り替えると、読み取り結果に違いが生じることがわかりました。なぜこのようなことが起こるのでしょうか? また、どうすれば良いのでしょうか? Re: ADC Reading ハイ J7 および J16 電源を使用する場合は、VREFH 電圧の違いを確認してください。 VREFH 電圧に差がない場合は、ADC ピンへのセンサ接続での電圧差を確認します。 よろしくお願いします、 ロビン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。 --------------------------------------------------------------------------------- Re: ADC Reading クリスマス休暇期間中は、サポートの応答時間は通常より長くなる場合がありますのでご了承ください。場合によっては、ご要望への対応が新年以降になることもあります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
View full article