2295636_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2295636_ja-JP

2295636_ja-JP

S32DS3.5 デバッグ s32g274 PEMicro を使用

S32g274 M7 コア用の S32DS3.5 デバッグ ツールを使用して、CAN などの外部ペリフェラルのレジスタの値を表示するにはどうすればよいですか?

sdx111_0-1768799251967.png


Re: S32DS3.5 debug s32g274 use PEMicro

こんにちは、 @sdx111

ご投稿ありがとうございます。

次の方法を試してみることをお勧めします。

chenyin_h_0-1768817941621.png

私の側でテストしたところ、問題なく動作しました


chenyin_h_1-1768818040041.png


お役に立てれば幸いです。


BR

チェイン


Re: S32DS3.5 debug s32g274 use PEMicro

こんにちは、 @sdx111

ご返信ありがとうございます。

これは新しい質問であり、このトピックのタイトルとは直接関係がないため、他のユーザーが検索/参照しやすいように、次回は新しい投稿を作成することをお勧めします。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

この問題に関しては、私の意見では、最初の elf (ブートローダーなど) をロードし、第 2 段階にジャンプする前にブレークポイントを挿入し、さらに image2 (アプリケーションなど) のシンボルもロードして、デバッグをさらに続行することができます。


BR

チェイン

Re: S32DS3.5 debug s32g274 use PEMicroブートローダの実行後に APP プログラムにジャンプし、APP プログラムにブレークポイントを追加したいと考えています。デバッグの設定方法を知りたいです。Re: S32DS3.5 debug s32g274 use PEMicro

もう一つ問題があります。S32G274 の M コア用のブートローダーと APP プログラムを持っています。S32DS コンパイラを使用して、ブートローダの APP へのジャンプとその後の動作をデバッグおよびテストするにはどうすればよいですか?

sdx111_0-1769047334834.png

sdx111_1-1769047351206.png


Re: S32DS3.5 debug s32g274 use PEMicro

こんにちは、 @sdx111

ご返信ありがとうございます。

あなたが言及したようなケースでは、たとえば、通常はブートローダを QSPI にフラッシュし、M コア アプリケーションの先頭に無限ループを追加し、QSPI 経由でボードを起動してデバッガ経由でボードを接続し、最後に M コア elf をロードしてさらにデバッグします。このようなCASEをデバッグするには、他にもいくつかの方法があるはずですが、これは単なる例です。


BR

チェイン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-24-2026 03:34 AM
更新者: