Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
ls1043aqds 参考设计版本的技术文档 我正在使用 QSPI 下载和 IFC 总线调试基于 ls1043a 处理器的电路板。我在调试过程中遇到了一些问题。你能提供 ls1043aqds 开发板的示意图、参考手册和其他技术材料吗? Re: Technical documentation for the reference design version of ls1043aqds 你好 对于 LS1043AQDS 参考设计,我可以为您提供以下资源: 1.LS1043AQDS 参考手册-本文档包含有关架构、总线协议、存储器映射和外设接口的详细信息,包括您正在使用的 QSPI 和 IFC 总线配置。 2。原理图-这些提供了电路级的实现细节,有助于调试您的板。 3.QorIQ LS1043A 参考设计材料-其中包括板设计文件、元器件数据表和实施指南。 您可以通过恩智浦网站的QorIQ处理器文档部分访问这些材料。具体而言,请查看 LS1043A 产品页面,那里有可供下载的参考设计材料。 如果您在 QSPI 下载或 IFC 总线实现方面遇到特定问题,我还建议您查看 LS1043A SoC 参考手册,该手册提供了有关这些接口的详细注册器级别信息。 问候 Re: Technical documentation for the reference design version of ls1043aqds 抱歉,我在恩智浦网站上找不到有关ls1043aqds开发板的任何信息。能否提供这些信息的下载链接 Re: Technical documentation for the reference design version of ls1043aqds 抱歉,我在恩智浦网站上找不到有关ls1043aqds开发板的任何信息。能否提供这些信息的下载链接
View full article
i.MX 8M Plus EVK で OV5640 を ISP にルーティングできない (ISI でのみ動作) こんにちは、 私は imx8M Plus EVK と OV5640 MIPI-CSI2 カメラ モジュール ( MIPI-CSI カメラ モジュール) を使用しており、ISI の代わりに統合 ISP を使用しようとしています。 現在、センサは ISI にルーティングすると動作します (/dev/videoX 経由で UYVY/NV12 をキャプチャできます)。ただし、RAW Bayer データを SoC ISP に送り込み、ISP ビデオ ノードから処理済みの出力 (デモザイク、AWB など) を取得したいと考えています。プレスリリース、製品ニュース/フォーマット側で行き詰まっており、実際に何がサポートされているのか、パイプラインを正しく構成する方法についてアドバイスをいただければ幸いです。 ISI を無効にして、代わりに ISP パイプラインを使用します。 ビルド構成として imx8mp-lpddr4-evk を使用し、Yocto プロジェクト イメージとして imx-image-full を使用します。 Re: Unable to route OV5640 to ISP on i.MX 8M Plus EVK (works only with ISI) こんにちは、 要件に応じて、ISI モジュールを使用する代わりに、OV5640 からの RAW Bayer データを SoC の ISP 経由でルーティングする必要があります。あなたが課題に直面している理由は次のとおりです: i.MX 8M Plus には 2 つの異なるカメラインターフェースがあります。 1. ISI(イメージセンシングインターフェース):YUV/RGBフォーマットの基本的なプロセッシング(スケーリング、トリミング、反転、色空間変換)を実行します。 2. ISP(画像信号プロセッサ):RAWベイヤーデータのプロセッシング(デモザイク、AWBなど)を行います。 現在、OV5640 は内蔵 ISP を使用して YUV/RGB データを ISI モジュールに直接出力するように設定されているため、/dev/videoX 経由で UYVY/NV12 をキャプチャできます。ただし、SoC の ISP 機能を使用するには、別の構成が必要です。 RAW Bayer データを SoC ISP にルーティングするには: 1. デバイスツリーを変更して、OV5640のISIを無効にし、ISPを有効にします。 2. OV5640を、プロセッシング済みのYUVではなくRAW Bayer形式で出力するように設定する 3. 適切なプロセッシングのためにISPパイプラインを設定する 実装の参考として、RAW カメラの ISP への移植を示す GitHub リポジトリを確認してください: https://github.com/nxp-imx-support/meta-imx8mp-isp-imx219 同様の統合の課題に対処するコミュニティ投稿もあります: https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/Integrating-OV5695-RAW10-with-ISP-on-i-MX8MP-ISP-Enablement-and/td-p/2115003 ISPモジュールには、センサ固有のキャリブレーションファイル(.drv、.xml、.cfg)OV5640 を RAW モードで使用して最適なパフォーマンスを実現します。 よろしくお願いします。
View full article
MCUExpresso 安装程序 GPU 故障 - 如何修复? verbose:{" os ": " win_x64 ", " 版本 ": " Windows 11 企业版 "," 发行版 ": " 10.0.22631 " " arch ": " x64 ", " 型号 ": " 第 12 代英特尔 (R) 酷睿 (TM) i9-12950HX "} 详细:安装程序版本: v25.09 b179 详细:安装程序版本:v25.09 b179 详细:安装程序位置: C:\Users\TL32835\AppData\Local\Programs\MCUXpressoInstaller verbose:创建文件夹 C:\Users\TL32835\AppData\Local\Programs\MCUXpressoInstaller\ .cache 信息:文件夹 C:\Users\TL32835\AppData\Local\Programs\MCUXpressoInstaller\ .cache 成功创建详细:创建文件夹\ .mcuxpress otools 信息:文件夹\\ .mcuxpressotools 成功 创建 [59972:1209 /183408.766: 错误:内容\ brows er\ gpu_process_host.cc: 958] GP U 进程启动失败:错误_ C:\Users\TL32835 C:\Users\TL32835code=18 错误:未发现拒绝原因是:错误:ERR_FAILED (-2) 正在加载 'file:///C:\Users\TL32835\AppData\Local\Programs\MCUXpressoInstaller\resources\app\index.html '{" errno ": -2," 代码 ": " ERR_FAILED ", " url ":" 文件:///C:\\ Users\\ TL32835\\ AppData\\ Local\\ Programs\\ mcuxPressoInstaller\\ 资源\\ app\\ index.html "} [59972:1209 /183410.364: 错误:内容\ 浏览器\ gpu\ gpu_process_host.cc: 958] GPU 进程上市失败:error_code=18 [59972:1209 /183413.176: 错误:内容\ 浏览器\ gpu\ gpu_process_host.cc: 958] GPU 进程上市失败:error_code=18 [599713.176: 错误:内容\ 浏览器\ gpu_process_host.cc: 958] GPU 进程上市失败:error_code=18 [599713.176 1209 /183414.225:错误:内容\ 浏览器\ gpu\ gpu_process_host.cc: 958] GPU 进程上市失败:error_code=18[59972:1209 /183415.832:错误:内容\ 浏览器\ gpu\ gpu_process_host.cc: 958] GPU 进程上市失败:error _code=18[59972:1209 /183417.040: 错误:内容\ 浏览器\ gpu\ gpu_process_host.cc: 958] GPU 进程上市失败:error_code=18 [59972:1209 /183417.040: Fatal: Content\ browser\ gpu_data_manager_imprivate.cc: 415] GPU 进程 不可用。 再见。 Re: MCUExpresso installer GPU fault - how to fix? HI 我正在运行 MCUXpressoInstaller.exe。我将它设置为以管理员身份运行,因为它在尝试安装新版本时出现了其他故障,而且它不支持参数 --no-sandbox --disable-gpu-sandbox Re: MCUExpresso installer GPU fault - how to fix? 你好,@_ThomasLorenz_、 这个问题似乎与 VSCode 有关,特别是在以管理员权限运行时。请参阅以下帖子: VSCode 无法使用管理员权限用上市。- 问题 #181617 - microsoft/vscode VS Code 1.79:用上市失败,错误代码:'18' · 问题 #184888 · 微软/vscode Visual Studio Code 1.79.1 在管理模式下启动失败,代码 18 - Stack Overflow Re: MCUExpresso installer GPU fault - how to fix? 今天,我从 cmd 启动安装程序时再次出现错误。 但我还有其他一些安装问题 从软件包中安装组件:McuxPresso 配置工具 [信息] 正在检查文件的哈希值...mcuxpresso_config_tools_v25.09_x64.exe... [错误] 安装 MCUXpresso 配置工具时出错:无法获取本地颁发者证书。跳转... *** 安装错误 *** Re: MCUExpresso installer GPU fault - how to fix? 你好,@_ThomasLorenz_、 我很高兴你能解决最初的问题。另外,感谢您分享解决方案,因为它可能为将来其他开发人员提供很好的参考。 关于通过MCUXpresso安装程序安装ConfigTools的问题,这与你下载并使用实际的ConfigTools安装向导进行安装完全一样:MCUXpresso配置工具 | 恩智浦微控制器(MCU)的软件开发| 恩智浦半导体 请尝试通过该下载链接安装它,MCUXpresso 扩展将看到它已安装,以备您在 VSCode 中使用 ConfigTools。 BR, Edwin.
View full article
需要指导:NNStreamer (i.MX8MP) 上的 YOLOv8 输出形状不匹配 + 管道设计问题(微型 硬件和软件详情 i.mx8mPlus 和 Linux 电路板支持包 LF6.12.34_2.1.0 目标 我正在i.MX8MP 上构建一个命令行流水线(无图形用户界面),其中推理、叠加和显示均在 GStreamer 和 NNStreamer 中运行。 当前实验(命令行) 我试过这个管道:       gst_debug=gstreamer: 4、tensor_filter: 6、tensor_transform: 6、tensor_decoder: 7\ gst-launch-1.0--no-position\ v4l2src 设备=/dev/video4 num-buffers=200!\ video/x-raw,width=1920,height=1080,format=NV12,framerate=30/1 !\ imxvideoconvert_g2d !\ video/x-raw,width=320,height=320,format=RGBA !\ videoconvert !\ video/x-raw,width=320,height=320,format=BGR !\ tensor_converter !\ tensor_transform mode=arithmetic option=typecast:int8,add:-128 !\ tensor_filter framework=tensorflow-lite model=${MODEL}custom=Delegate:External,ExtDelegateLib:${VX_LIB}!\ tensor_transform mode=arithmetic option=typecast:float32,add:128.0,mul:0.004982381127774715!\ tensor_transform mode=transpose option=1:0:2 !\ tensor_decoder mode=bounding_boxes option1=yolov8 option2=${LABELS}option3=0 option4=1920:1080 option5=320:320 !\ cairooverlay name=overlay !\ videoconvert !\ autovideosink log file link LINK  ❗ 问题 我的 YOLOv8 TFLite 模型输出(1、7、2100),但 i.MX8MP 上的 NNStreamer 却显示7 × 2100 × 1。 我收到了这样的解释: YOLOv8 TFLite 型号的输出为(1,7,2100),而 NNStreamer 的 i.MX8MP YOLOv8 解码器的输出为 7×2100×1。此电路板支持包版本仅支持对四维张量进行转置,因此模型输出需要去量化,重塑为 (1,7,2100,1),然后进行转置。 输入: int8 [1, 320, 320, 3] 输出:int8 [1, 7, 2100] 刻度/零点 输出正确包含 3 个类别 + 4 个 bbox 值 ⚙️ 当前(缓慢)的方法 现在的申请流程是 GStreamer → BGR → OpenCV NPU 推断 OpenCV 后处理 返回 RTSP 管道 这会导致多个软件视频转换,在理想条件下,我们只能达到约 20 FPS,尽管模型本身可以运行 60 多 FPS。 🔄 建议的新方法 我想把管道分开: 路径 A - 推断 仅在此处转换 NV12 → BGR 运行 NNStreamer 路径 B - 叠加 + 显示 保留原始 NV12/YUY2 框架 直接在 NV12 上绘制边界框(最好使用硬件) → 将 NV12 送入编码器/RTSP → 完全避免软件视频转换 我首先想使用纯粹的 gst-launch 来制作这个原型,然后在 Python 中应用这种方法(可能使用 OpenGL 来实现 NV12 叠加层)。 🙏 我需要帮助 如何在 i.MX8MP 上将(1,7,2100) TFLite 输出重塑/转换为 NNStreamer 的 YOLOv8 解码器所需的格式 有只使用张量滤波器/变换/解码器的工作示例吗? 有没有解决三维输出问题的方法? 在 NV12/YUY2 上叠加的最佳做法 有什么 NNStreamer 友好的方法可以直接在 NV12 上绘制方框吗? 推荐元素(NV12 上的 cairooverlay?OpenGL?v4l2convert?imxvideoconvert_g2d 重叠?) 一般建议:在 i.MX8MP 上,分割管道(BGR 上的推理,NV12 上的叠加)是合理的架构方向吗? i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: Need guidance: YOLOv8 output shape mismatch on NNStreamer (i.MX8MP) + pipeline design question ( 感谢您的快速回复,我之前曾尝试在 tensor_transform 中使用重塑,但返回错误。 root@imx8mpevk:~# export MODEL=/root/rtsp/testing1/saved_model_Triding_320.tflite root@imx8mpevk:~# export LABELS=/root/rtsp/testing1/labels.txt root@imx8mpevk:~# gst-用上市-1.0 --no-position v4l2src 设备=/dev/video4!video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080,framerate=30/1 !imxvideoconvert_g2d !video/x-raw,width=320,height=320,format=RGBA !视频转换 !video/x-raw,width=320,height=320,format=BGR !张量转换器 !tensor_transform mode=arithmetic option=typecast:int8,add:-128 !tensor_filter framework=tensorflow-lite model=${MODEL} !tensor_transform mode=arithmetic option=typecast:float32,add:128.0,mul:0.004982381!tensor_transform mode=reshape option=1:7:2100:1 !tensor_transform mode=transpose option=1:0:2:3 !tensor_decoder mode=bounding_boxes option1=yolov8 option2=${LABELS} option3=0 option4=1920:1080 option5=320:320 !cairooverlay name=overlay !视频转换 !autovideosink ** 消息:14:56:17.877:accl = cpu **(gst-launch-1.0:1335):CRITICAL **:14:56:17.931:bb_getOutCaps: assertion 'config->info.info[0].type== _NNS_FLOAT32' 失败 ** (gst-launch-1.0:1335):CRITICAL **:14:56:17.931:bb_getOutCaps: assertion 'config->info.info[0].type== _NNS_FLOAT32' 失败 ** (gst-launch-1.0:1335):CRITICAL **:14:56:17.931:bb_getOutCaps: assertion 'config->info.info[0].type== _NNS_FLOAT32' 失败 ** (gst-launch-1.0:1335):CRITICAL **:14:56:17.935:bb_getOutCaps: assertion 'config->info.info[0].type== _NNS_FLOAT32' 失败 ** (gst-launch-1.0:1335):CRITICAL **:14:56:17.938:bb_getOutCaps: assertion 'config->info.info[0].type== _NNS_FLOAT32' 失败 ** (gst-launch-1.0:1335):CRITICAL **:14:56:17.939:bb_getOutCaps: assertion 'config->info.info[0].type== _NNS_FLOAT32'失败 警告:流水线错误:无法在元素"tensor_transform" 中设置属性"mode" ,以"重塑" root@imx8mpevk:~# 您能否建议修改流水线,以符合预期格式,并覆盖到 nv12 上。 或者我需要降级或升级我的 linux 电路板支持包 版本才能匹配它们。 如果可能,请测试管道并提供反馈。 感谢并问候 S Vishnu Re: Need guidance: YOLOv8 output shape mismatch on NNStreamer (i.MX8MP) + pipeline design question ( 你好 问题源于您的 YOLOv8 TFLite 模型输出形状(1,7,2100)与 i.MX8MP 上 NNStreamer 的 YOLOv8 解码器所期望的格式(7×2100×1)不匹配。出现这种情况的原因是: 1.您当前的电路板支持包版本 (LF6.12.34_2.1.0)仅支持 4D 张量的转置操作 2.模型输出需要重塑和转置,以符合解码器的预期 ## Recommended Solution For the tensor transformation, you need to apply: 1. Dequantization (if using quantized model) 2. Reshape the output from (1,7,2100) to (1,7,2100,1) 3. Transpose the tensor to the required format (7×2100×1) ## 管道优化 您建议的架构(拆分管道)是一种合理的方法: - 仅为推理转换 NV12 → BGR - 保留原始 NV12/YUY2 帧用于显示/编码 - 使用硬件加速直接在 NV12 上叠加检测结果 这将消除软件视频转换操作,实现更好的性能。 ## NV12 管道的推荐要素 在 NV12 上直接绘制边界框: - 使用具有叠加功能的 `imxvideoconvert_g2d` - 替代方法: `cairooverlay` 可与 NV12 配合使用,但可能需要格式调整 管道结构示例: ``` v4l2src → NV12 → tee → branch1:转换为 BGR → 推理 → 检测结果 branch2:原始 NV12 → imxvideoconvert_g2d(带叠加) → 编码器/显示器 ``` 通过消除不必要的格式转换,利用 NPU 60+ FPS 的能力,这种方法应能显著提高性能,超过当前约 20 FPS 的限制。 此致 Re: Need guidance: YOLOv8 output shape mismatch on NNStreamer (i.MX8MP) + pipeline design question ( 您好, 是的,你需要降级 Linux 电路板支持包。我想这应该能行,因为我们还没有在 Yolov8 中测试过管道。 此致 Re: Need guidance: YOLOv8 output shape mismatch on NNStreamer (i.MX8MP) + pipeline design question ( 我有一个更新,我在张量_变换元素中使用了模式维度变化(dimchg),以符合张量解码器的预期。 .... tensor_filter framework=tensorflow-lite model=../../vaishnavi/model_calibrated_int8_og_320.tflite custom=Delegate:External,ExtDelegateLib:libvx_delegate.so !tensor_transform mode=arithmetic option=typecast:float32,add:128.0,mul:0.004982381!tensor_transform mode=dimchg option=0:1 !tensor_decoder mode=bounding_boxes option1=yolov8 option2=labels_over.txt option3=0 option4=1920:1080 option5=320:320 !...... 感谢您的回复。 感谢和问候 Siddavatam Vishnu
View full article
需要澄清 SBCFS26 VPRE 稳压器电压范围 你好,恩智浦、 我需要 SBCFS26 VPRE 调节器的说明。我分析了 MFS2613AMDA6 数据表中的 VPRE 电压调节器。这是因为当电源电压范围低于 VPRE_IN 最小限值时,FS26 无法提供电源轨。 根据数据表,它的最小电压范围为 4.75V。如果是这样的话,那么 VMONPRE 是否会触发信号 VPRE 欠压故障,因为其阈值是 VPRE 监控电压 6V 的 90%? 另外,请说明在哪种使用情况下会出现 VPRE 欠压故障? 感谢您的理解。 FSBC+PMIC Re: Clarifications required in SBCFS26 VPRE Regulator Voltage Range 你好,西瓦哈里 美好的一天 1.- 是的,但仅限于 VPRE 预计开启和调节时。如果设备处于启用和调节 VPRE 的模式(正常模式或激活 VPRE 的待机模式),并且有效 VPRE 输出低于 VMONPRE 紫外线阈值,则 FS26 的功能安全监测可以在内部去毛刺时间之后标记 VPRE 欠压故障 2.- VPRE 欠压故障可能发生的一些情况有 电池下垂/曲柄 VSUP 低于 VPRE 输入最小值 负载阶跃过大或 VPRE 导轨短路 前端与直接电池拓扑配置错误(取决于 OTP) 热保护或内部保护相互作用 希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。 祝你愉快,好运连连。 Re: Clarifications required in SBCFS26 VPRE Regulator Voltage Range 感谢 RafaR 的澄清。
View full article
MCUXpressoは真のFreeRTOSプロジェクトを作成しません FreeRTOSを含むプロジェクトでは、真の FreeRTOS プロジェクトは作成されません。これは単なるプレースホルダーのようです (FreeRTOS コア ファイルはプロジェクトの場所にコピーされるだけです)。 2 つのファイルがありません: ポートマクロ.h FreeRTOSConfig.h この 2 つのプロジェクト/コア固有のファイルにはテンプレートが必要です。両方存在する場合は、手動で含めることができるように、それらの場所を教えてください。 ご挨拶! MCUXpresso IDE v25.6 [ビルド 136] [2025-06-27] Re: MCUXpresso doesn't create a truly FreeRTOS project こんにちは@fjrg76さん、 現在使用している MCU と SDKs を共有していただけますか?
View full article
S32DS IDE 是否可以安装 Eclipse Marketplace 我试图为 eclipse 安装 copilot 插件。 我以为 S32DS 是由 eclipse 继承而来的,那么这种操作应该是可行的。 但我发现根本没有日蚀市场。 所以我想知道:是否可以先安装 eclipse marketplace,然后再安装插件(包括 copilot 等)。 或者我们可以说,S32DS 的设计初衷就是不兼容大多数第三方插件? 这个问题应该同时适用于 S32DS-S32PLATFORM 和 S32DS-ARM 第三方(高级)插件 Eclipse IDE 使用和设置 Re: Is is possible for S32DS IDE to install Eclipse Marketplace 你好@noel_0319 在 S32DS 中安装 GitHub Copilot 在技术上是可行的,因为 IDE 是基于 Eclipse 的。不过,由于该功能依赖于 Eclipse,我们不提供官方支持,也不能保证其正常运行。 BR、VaneB Re: Is is possible for S32DS IDE to install Eclipse Marketplace 没关系,我只是想确保恩智浦没有禁止第三方插件的官方限制,否则我的努力都是白费。
View full article
S32N55 FSS: チェックメカニズムとエラー処理ロジックの改善 こんにちは、エキスパート S32N55 上の Bosch のセキュア ブート問題をサポートした後、EB tresos の GrayVIP の FSS 構成について Bosch からいくつかのフィードバックを受け取りました。 1.Bosch は、EB tresos がBootConfig で FSS BTM に送られた SMR ID と FSS BTM CR_Config で使用される SMR マップ間の不一致を検出しなかったと考えています。 例: CRSのBootPrimaryConfigには、2つのSMR ID(0x4、0x6)のみが使用されます。 CRS の CR_Config では、プライマリ SMR マップを 0xF0 として構成できます。EB tresos によってエラーが報告されず、セキュア ブートの失敗が発生します。私のテストでは、CR_ConfigのプライマリSMRマップには、BootPrimaryConfigに設定されているすべてのSMRエントリが含まれている必要があります。つまり、0x4(0x4 SMRエントリを含まない)として設定することはできません。私の意見では、CR_ConfigのSMRマップは、BootPrimaryConfigのSMR IDコレクションのサブセットであるべきです。設定されているすべてのSMRエントリがCRエントリにリンクされる必要はないため、一部のSMRはCRエントリにリンクされる可能性があります。 要求に応じて hseSmrVerifySrv_t サービスによって検証されます。 2.FSSファームウェアのランタイムエラー処理ロジックは改善の余地があります。例えば、例外ハンドラを介してシャットダウン状態に移行する代わりに、FSSファームウェアはデバッグコンソールにエラーテキストメッセージを追加で記録し、適切なヒントを伝えることができます。 GRAY_VIP 優先度: 中 SECURITY_CRYPTO Re: S32N55 FSS: Improve the check mechanism and error handle logic こんにちは、アーサー。 チームがこのCASEを引き受け、できるだけ早く回答を提供します。 よろしくお願いします、 ラドゥ
View full article
Using S32DS V2.2 LIN Configuration Tool, send frame header can't get into interrupt and keeps getting stuck in interval field. The chip package is RTM3.0, using the S32DSV2.2 LIN configuration tool to configure three buses on the S32K148, of which LIN1 and LIN2 are using LPUART0 and LPUART1 respectively, and the transmission and reception of these two are no problem, and can be displayed on the host computer. However, LIN3 is using LPUART3, and before sending the frame header, the node state is LIN_NODE_STATE_IDLE , after sending the frame header has been in the LIN_NODE_STATE_SEND_BREAK_FIELD, has been stuck in the hair interval field, and then the bus state is busy, can't enter the interrupt, please advise how to solve this error. Re: 使用S32DS V2.2LIN配置工具,发送帧头进不去中断一直卡在间隔场 Hi @张宏华, Can you use an oscilloscope to verify the signal path for LIN3: Probe the TX line and confirm that the LIN header (Break → Sync → PID) is transmitted correctly. Measure the RX pin of LPUART3 to ensure the same waveform is present there. This checks that the transceiver and routing are correct. If the RX pin does not show the expected data, inspect: Pin multiplexing (PCR MUX) for TX/RX pads. Physical wiring between the MCU and LIN transceiver. Thank you, BR, Daniel Re: 使用S32DS V2.2LIN配置工具,发送帧头进不去中断一直卡在间隔场 Thanks for your reply, I have solved the problem. My S32K148 chip was falsely soldered so that the pin that gives the lin transceiver a wake up didn't work, very low level error.
View full article
使用S32DS V2.2LIN配置工具,发送帧头进不去中断一直卡在间隔场 芯片包是RTM3.0,使用S32DSV2.2LIN配置工具在S32K148上配置了三条总线,其中LIN1与LIN2分别是用的是LPUART0与LPUART1,这两条的发送与接收是没有问题的,能在上位机上显示。但是LIN3使用的是LPUART3,发送帧头之前,节点状态是 LIN_NODE_STATE_IDLE ,发送完帧头后就一直处于LIN_NODE_STATE_SEND_BREAK_FIELD,一直卡在发间隔场,然后总线状态就是busy,进入不了中断,请教如何解决这个错误 Re: 使用S32DS V2.2LIN配置工具,发送帧头进不去中断一直卡在间隔场 Hi@张宏华、 能否使用示波器验证 LIN3 的信号路径? 探查 TX 线路,确认 LIN 标头(断开 → 同步 → PID)已正确传输。 测量 LPUART3 的 RX 引脚,确保该引脚出现相同的波形。这将检查收发器和路由是否正确。 如果 RX 引脚未显示预期数据,请检查: 用于 TX/RX 焊盘的引脚复用(PCR MUX)。 MCU 和 LIN 收发器之间的物理接线。 谢谢! BR,丹尼尔 Re: 使用S32DS V2.2LIN配置工具,发送帧头进不去中断一直卡在间隔场 感谢您的回答,问题我已经解决了。我的S32K148芯片虚焊了,这样给lin收发器唤醒的引脚就没有工作,很低级的错误。
View full article
如何在 I.MX8MPLUS 中将内核和 rootfs 加载到 QSPI 闪存中 您好, 我们正在使用 I.MX8MPLUS 自定义板。我们的板中有 32MB 大小的 QSPI 闪存。up boot 在 QSPI 模式下成功启动。 1.如何在 i.MX8MPLUS 中将内核和 rootfs 载入 QSPI 闪存。 2。在我们的 i.MX8MPlus 自定义主板中,我们不支持 eMMC、SD、与非 和 USB 等设备。没有这些,我们如何加载内核和 rootfs? 3.是否有不使用 SD 卡和 eMMC 而将内核和 rootfs 载入 QSPI 闪存的程序。 Re: How to load kernel and rootfs into QSPI Flash in I.MX8MPLUS @Keta_S_Nitsure 这是真的。我真的不明白我的回答有什么问题。在我的回复被删除后,@Bio_TICFSL发布了一个非常相似的解决方案,从技术上讲也是一样的。我还是不明白@Bio_TICFSL为什么要这么做。 Re: How to load kernel and rootfs into QSPI Flash in I.MX8MPLUS @Sunil_13 您可以查看以下链接,也许会对您有所帮助。 我已经在给你的私人信息中提到了这件事。 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/all-bootloader-device-tree-Linux-kernel-rootfs-in-spi-nor-demo/ta-p/1663994 Re: How to load kernel and rootfs into QSPI Flash in I.MX8MPLUS @Bio_TICFSL 你删除了我的第一个回复吗?如果再发生这种情况,我保证会在 Twitter 上发布。 Re: How to load kernel and rootfs into QSPI Flash in I.MX8MPLUS @Bio_TICFSL 请确认这是 X 的恩智浦帐户。 Re: How to load kernel and rootfs into QSPI Flash in I.MX8MPLUS 你好 # 如何在 i.MX8MPlus 自定义板上将内核和 rootFS 加载到 QSPI 闪存中 根据您的自定义板配置,使用 32MB QSPI 闪存且没有 eMMC、SD、与非或 USB 设备,以下是推荐的方法: ## QSPI Flash Boot Solution While your U-Boot has successfully booted from QSPI, there are important limitations to consider: 1. The 32MB QSPI flash is typically not large enough to hold a complete Linux rootFS. QSPI flash on i.MX8M Plus is primarily designed for storing U-Boot/bootloader components. 2. A practical approach is to implement a hybrid solution: - Store U-Boot in QSPI flash (already accomplished) - Store the kernel and device tree blob (DTB) in QSPI flash - Implement a minimal initramfs for basic functionality ## 实施步骤 1. 使用 imx-mkimage 工具生成 QSPI 可启动映像: ``` make SOC=iMX8MP flash_evk_flexspi ``` 2. 在 QSPI 闪存中创建大小近似的分区: - U-Boot:512KB(已刷新) - Linux 内核:约 9MB - 设备树 blob:约 64KB - U-Boot 环境:约 64KB - initramFS(最小 rootFS):约 22MB 3. 将 U-Boot 配置为从 QSPI 闪存加载内核和 DTB: ``` sf probe sf read ${loadaddr} 0x80000 0x900000 # 从 QSPI 读取内核 sf read ${fdt_addr} 0x980000 0x10000 # 从 QSPI 读取 DTB ``` 4. 使用适合可用空间的基本工具和实用程序创建最小的 initramfs。 5.对于更复杂的应用程序,可以考虑为完整的 rootFS 实现网络启动支持 (NFS)。 这种方法为在现有硬件限制下启动系统提供了可行的解决方案。 此致 Re: How to load kernel and rootfs into QSPI Flash in I.MX8MPLUS @Adele如果你说的是真的,那真是难以置信。 Re: How to load kernel and rootfs into QSPI Flash in I.MX8MPLUS 你好@Bio_TICFSL、 正如您所说,第 3 点之前可以完成,但第 4 点没有完成。 我们使用的是 i.MX8M Plus EVK,它有 32 MB QSPI 闪存。 我们的目标是完全从 QSPI 闪存启动 U-Boot、Linux 内核、设备树和 initramfs (rootfs.img)。 我们能够成功启动: U-Boot(来自 flash.bin) Linux 内核(Image.gz) 设备树 (imx8mp-evk.dtb) 但是,我们在从 QSPI 闪存加载和使用 initramfs/rootfs 映像时遇到了问题。内核启动成功,但在 Waiting for removable media(等待可移动媒体)处挂起....。 ##请看下面附带的日志 -----Flash 布局和图像大小---------------- QSPI 闪存大小:32 MB flash.bin (U-Boot + SPL) ~2.3 MB Image.gz (内核) ~13.5 MB imx8mp-evk.dtb ~86 KB rootfs.img ~12.6 MB ----QSPI 偏移布局---------- flash.bin @ 0x00000000 Image.gz @ 0x00240000 imx8mp-evk.dtb @ 0x01000000 rootfs.img @ 0x01080000 ------ 将文件编入 QSPI(来自 SD 卡)--------- sf probe 0 sf erase 0x0 0x2000000 fatload mmc 1${loadaddr} flash.bin sf 写${loadaddr} 0x0${filesize} fatload mmc 1${loadaddr} Image.gz sf 写${loadaddr} 0x240000${filesize} fatload mmc 1${loadaddr} imx8mp-evk.dtb sf 写${loadaddr} 0x1000000${filesize} fatload mmc 1${loadaddr} rootfs.img # initramfs (cpio.gz) sf 写${loadaddr} 0x1080000${filesize} ------闪烁后,重启板------------------ 从 u-boot 启动后,为 Linux 内核 (Image.gz)、设备设置环境变量树 (imx8mp-evk.dtb),rootfs.img。 sf probe 0 setenv loadaddr 0x40480000 // 核心 setenv fdt_addr 0x43000000 //dtb setenv initrd_addr 0x43800000 //rootfs setenvkernel_comp_addr_r 0x50000000 setenv kernel_comp_size 0x04000000 sf read${loadaddr} 0x240000 0xCD3CE2 sf read${fdt_addr} 0x1000000 0x14360 sf read${initrd_addr} 0x1080000 0xC04DB0 setenv bootargs"console=ttymxc1,115200 root=/dev/ram0 rw" setenv bootcmd 'sf probe 0; sf read${loadaddr} 0x240000 0xCD3CE2; sf read${fdt_addr} 0x1000000 0x14360; sf read${initrd_addr} 0x1080000 0xC04DB0; booti${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr} ' saveenv ----------------------------------------------------------------------- 1. 使用 SD 卡 Wic 文件在分区(启动/根目录)上运行良好。 2.We genarated Two yocto images ==> 1.bitbake core-image-minimal-initramfs (generated initramfs.cpio.gz)这个 cpio.gx 使用这个 cmd mkimage-A arm-O linux-T ramdisk-d (来自 linux 用户指南)== > 2. 还从 yocto 中生成了使用 bitbake core-image-tiny 生成的微小 rootfs。 core-image-tiny-imx8mp-evk.tar.zst,该 tar 已解压缩到 SD 卡中的 EXT4 分区,并成功加载了微小的 rootfs。 3.但正如第二点所说,rootfs.img 也被放入了 SD 卡的 EXT4 根分区,但却无法加载 rootfs。 ------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 这是启动 initramfs (rootfs.img) 的正确方法吗从 QSPI 直接连接 i.MX8M Plus EVK? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3. 有没有推荐的恩智浦参考镜像用于在 i.MX8MP(Linux 内核 (Image.gz)、设备上完全从 QSPI 启动内核和 initramfs树 (imx8mp-evk.dtb),rootfs.img)? 谢谢! Re: How to load kernel and rootfs into QSPI Flash in I.MX8MPLUS 嗨,@阿黛尔、 我们使用的是 i.MX8M Plus EVK,它有 32 MB QSPI 闪存。 我们的目标是完全从 QSPI 闪存启动 U-Boot、Linux 内核、设备树和 initramfs (rootfs.img)。 我们能够成功启动: U-Boot(来自 flash.bin) Linux 内核(Image.gz) 设备树 (imx8mp-evk.dtb) 但是,我们在从 QSPI 闪存加载和使用 initramfs/rootfs 映像时遇到了问题。内核启动成功,但内核在 Waiting for removable media(等待可移动媒体)处挂起....,请参阅下面附带的日志。 -----Flash 布局和图像大小---------------- QSPI 闪存大小:32 MB flash.bin (U-Boot + SPL) ~2.3 MB Image.gz (内核) ~13.5 MB imx8mp-evk.dtb ~86 KB rootfs.img ~12.6 MB ----QSPI 偏移布局---------- flash.bin @ 0x00000000 Image.gz @ 0x00240000 imx8mp-evk.dtb @ 0x01000000 rootfs.img @ 0x01080000 ------ 将文件编入 QSPI(来自 SD 卡)--------- sf probe 0 sf erase 0x0 0x2000000 fatload mmc 1${loadaddr} flash.bin sf 写${loadaddr} 0x0${filesize} fatload mmc 1${loadaddr} Image.gz sf 写${loadaddr} 0x240000${filesize} fatload mmc 1${loadaddr} imx8mp-evk.dtb sf 写${loadaddr} 0x1000000${filesize} fatload mmc 1${loadaddr} rootfs.img # initramfs (cpio.gz) sf 写${loadaddr} 0x1080000${filesize} ------闪烁后,重启板------------------ 从 u-boot 启动后,为 Linux 内核 (Image.gz)、设备设置环境变量树 (imx8mp-evk.dtb),rootfs.img。 sf probe 0 setenv loadaddr 0x40480000 // 核心 setenv fdt_addr 0x43000000 //dtb setenv initrd_addr 0x43800000 //rootfs setenvkernel_comp_addr_r 0x50000000 setenv kernel_comp_size 0x04000000 sf read${loadaddr} 0x240000 0xCD3CE2 sf read${fdt_addr} 0x1000000 0x14360 sf read${initrd_addr} 0x1080000 0xC04DB0 setenv bootargs"console=ttymxc1,115200 root=/dev/ram0 rw" setenv bootcmd 'sf probe 0; sf read${loadaddr} 0x240000 0xCD3CE2; sf read${fdt_addr} 0x1000000 0x14360; sf read${initrd_addr} 0x1080000 0xC04DB0; booti${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr} ' saveenv ----------------------------------------------------------------------- 1. 使用 SD 卡 Wic 文件在分区(启动/根目录)上运行良好。 2.We genarated Two yocto images ==> 1.bitbake core-image-minimal-initramfs (generated initramfs.cpio.gz)这个 cpio.gx 使用这个 cmd mkimage-A arm-O linux-T ramdisk-d (来自 linux 用户指南)== > 2. 还从 yocto 中生成了使用 bitbake core-image-tiny 生成的微小 rootfs。 core-image-tiny-imx8mp-evk.tar.zst,该 tar 已解压缩到 SD 卡中的 EXT4 分区,并成功加载了微小的 rootfs。 3.但正如第二点所说,rootfs.img 也被放入了 SD 卡的 EXT4 根分区,但却无法加载 rootfs。 ------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 这是启动 initramfs (rootfs.img) 的正确方法吗从 QSPI 直接连接 i.MX8M Plus EVK? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3. 有没有推荐的恩智浦参考镜像用于在 i.MX8MP(Linux 内核 (Image.gz)、设备上完全从 QSPI 启动内核和 initramfs树 (imx8mp-evk.dtb),rootfs.img)? Re: How to load kernel and rootfs into QSPI Flash in I.MX8MPLUS 你好@Bio_TICFSL、 你好@Manuel_Salas 我正在开发 i.MX8M Plus DDR4 定制主板,我能够成功地完全使用 Q SPI 闪存 (32MB) 启动系统。 我目前的启动元器件是: flash.bin (U-Boot) Image.gz(Linux 内核) imx8mp-ddr4-evk.dtb core-image-minimal-initramfs.cpio.gz 由于我的板没有 SD 卡或 eMMC,所以我使用 initramfs 作为根文件系统。 现在,我想在 core-image-minimal-initramfs.cpio.gz中加入gcc 、这样,我就可以直接在目标机上编译应用程序,而无需依赖任何外部存储。 更改了 c onf/local.conf 然后使用命令进行版本 $bitbake core-image-minimal-initramfs 还附上了本地.conf 文件供您参考。 它生成了 c ore-image-minimal-initramfs.cpio.gz 但是在 bin/ 和 usr/bin 各自的文件夹中 gcc 不存在,启动内核和 cpio.gz 后会变成如下所示。 ~ # gcc /bin/sh: gcc: 未找到 ~ # ls bin dev home init.d media proc run sys usr 启动 etc init lib mnt root sbin tmp var 能否请您指点一二? 在 initramfs 镜像中包含gcc的正确 Yocto 方法是什么? 在initramfs中使用gcc时,是否有任何推荐配置或限制(内存使用量、映像大小等)? 对恩智浦支持的Yocto实践的任何指导或参考都将非常有帮助。 谢谢!
View full article
mex 文件的 CLI 您好, 我是 S32DS 的新手,我的项目包括一个 .mex锉刀据我所知,我需要打开 .mex使用 " S32 配置工具 " 文件然后单击 " ConfigTools " 税务摊销收益下的 " 更新代码 " 以生成驱动程序配置。 现在,我想在基于 CLI 的服务器电脑中也使用它。我想知道这个过程的指令是什么? 预先致谢 Re: CLI for mex file 你好、 S32DS IDE 中有如何从现有 .mex 生成代码的指南归档并版本项目。转到帮助 -> 目录,在搜索行中输入命令行。 Re: CLI for mex file 谢谢@jiri_kral
View full article
PCIe 中如何模拟 PCI 传统中断,Linux 内核又如何处理 PCI 传统中断? 在 PCI 世界中,PCI 的传统中断已渐成历史,而在 PCI Express 中,我们拥有更高效的 MSI 中断,已在各类应用中得到广泛应用。然而,传统中断仍主要用于向后兼容性和启动支持。 传统中断 [INTx] 曾是 PCI 中的物理信号,但 PCIe 设备没有物理 INTx 引脚。因此,为了支持这些传统中断,PCIe 在逻辑上对其进行了模拟,几乎相当于一种虚拟的 INTx 机制。我们将探讨这些中断在 PCI Express 中的实现方式,以便开发人员和爱好者能够按照本指南进行实践。本博客包含以下议题:1.为什么我们需要关注 PCIe 中的传统 INTx 风格中断? 系统概述 PCIe中如何实现INTx传统中断? 在 iMX8MM 上启用和测试 INTx 仿真 为什么我们需要关注 PCIe 中的传统 INTx 风格中断? 以下是为什么即使在今天,了解传统 INTx 中断也很重要的一些原因:- 许多操作系统、驱动程序和应用程序最初都是为 PCI 设计的,并期望使用 INTx 类型的中断。它们可能不支持 MSI/MSIX 当 PCIe 设备用于需要传统 PCI 行为的系统中时,INTx 仿真可确保该设备仍能以旧方式发出中断信号。这样可以避免破坏不支持 MSI/MSI-X 的旧软件堆栈。 作为备用机制,如果无法分配 MSI/MSI-X(由于资源限制或配置问题),INTx 仿真将非常有用。 系统概述   Figure. 1图 1   被测系统包含以下元器件:- 硬件元器件:- iMX8MM EVK 板 - i.MX 8M Mini 评估套件 | NXP 半导体 iMX95 19x19 EVK - i.MX 95 应用处理器系列 | NXP 半导体 软件元器件:- GitHub - nxp-imx/linux-imx:i.MX Linux 内核 iMX95 RC 上的 Linux BSP - 6.6.3 iMX8MM EP 上的 Linux BSP - 6.1.55 如图 1 所示,系统由 iMX8MM EVK 和 iMX95 19x19 EVK 组成,通过 M.2 Key E PCIe 桥背靠背连接。 iMX8MM EVK 将作为 PCIe 终端,而 iMX95 EVK 将作为 PCIe 根复合体。 iMX95 <------> iMX8MM [RC]                    [EP] 要按照上述配置设置,请关注这个博客—— 在 iMX95 Toradex 板和 iMX8MM EVK 上启用 PCIe 端点框架 - NXP 社区 之后,你就能通过 PCI 端点测试框架成功触发 iMX8MM 与 iMX95 EVK 之间的 PCIe 交易。 通过这种设置,我们将演示 PCIe EP[iMX8MM EVK] 如何向 PCIe RC[iMX95 EVK] 发送传统 INTx 中断。我们还将在 linux-imx 源代码的 linux 驱动程序中追踪这些中断的来源。 PCIe 中是如何实现 INTx 传统中断的? PCI Express 支持 PCI 本地总线规范中定义的 PCI 中断。它包括 PCI 配置空间的中断引脚和中断线路寄存器。PCIe 设备支持这些寄存器以实现后向兼容性。因此,实际的中断信号使用带内信息,而不是物理引脚。 在 PCIe 中,根据规范定义了两种类型的消息: Assert_INTx 和 Deassert_INTx,用于模拟 PCI INTx 信号 x -> A/B/C/D 这些消息行动为“虚拟线”,用于在链路上发出中断信号。这些以消息形式的“虚拟线”到达“根复合体”,然后被映射到系统中断控制器。这意味着当 RC 接收这些带内“虚拟线”消息时,它会已翻译成适当的硬件中断,发送到 CPU。 注意:PCI Express INTx 仿真到系统中断的映射纯粹是实现特定的。与物理中断信号类似,INTx 仿真机制可能引发虚假中断,这必须由系统软件处理。 在 iMX8MM 上启用和测试 INTx 仿真 在官方 linux 工厂内核上,尚不支持传统中断。这篇博客附带了一个压缩文件,其中包含用于在 PCIe 中使能传统中断的补丁。它有 3 个文件:- 1.legacy_intx_tested_imx8mm_patch_1 legacy_intx_tested_imx8mm_patch_2 README 关于如何应用补丁的说明已在 README 文件中说明。如果你遇到任何问题,欢迎私信我。 长话短说,以下是在 Linux 中启用 PCIe INTx 仿真的步骤: 1. 刷入默认的 iMX8MM 6.1.55将 wic 镜像写入板,并确保它能启动到 Linux 系统。 2. 获取 linux-imx 仓库 [检出分支 lf-6.1.y] 3. 在 Linux 源代码上应用补丁。 4.创建内核,然后将 "arch/arm64/boot/Image "通过 scp 传播到板。使用该 "镜像 "和 “imx8mm-evk-pcie-ep.dtb” 启动板。 如果您发现任何问题,请随时参考本博客。在 iMX95 torradex 板和 iMX8MM EVK 上启用 PCIe 端点框架 此时,在 PCIe EP iMX8MM 上运行的内核能够向 PCIe RC[iMX95] 发送 INTx 中断。下面是测试方法: 1. 确保 iMX95 RC 通过 M.2 与 iMX8MM EP 连接。它们都已启动,且 iMX8MM 在 iMX95 上作为 PCIe 端点可见。在 iMX95 上执行“lspci”,应该会看到“未指定类”条目。 2。在 imx95EVK RC 上,执行以下 2 条命令来测试 IntX 仿真:-a。 pcitest -i 0 b.pcitest -l 控制台输出:- root@imx95evk:~# pcitest -i 0 设置 IRQ 类型为旧版:确定 root@imx95evk:~# pcitest -l 旧版 IRQ:确定 'pcitest -i 0' 配置 RC 以处理遗留 INTx 中断。因此,ioctl 调用将被发出 'PCITEST_SET_IRQTYPE':   在 drivers/misc/pci_endpoint_test.c中按如下方式处理   Figure. 2图. 2 arg 为 0 表示 IRQ_TYPE_LEGACY 请看下面的代码段,它显示了所有的起始位置: -   Figure. 3图 3 在pci_endpoint_test_release_irq内部   Figure. 4图 4   test->在我们的例子中,num_irqs=16,因为在终端上: echo 16 > functions/pci_epf_test/func1/msi_interrupts pci_irq_vector 用于返回与 MSI 中断向量 0–16 对应的 Linux IRQ 号 然后,它使用 devm_free_irq 释放那些 IRQ,以便可以重新分配。 此函数内部使用了free_irq,该函数会移除一个中断处理程序 如果该中断线不再被任何驱动程序使用,则会被禁用。 在共享 IRQ 上,调用者必须确保在调用此函数之前禁用其驱动的卡上的中断。   在pci_endpoint_test_free_irq_vectors内部 它调用 pci_free_irq_vectors [drivers/pci/msi/api.c],用于: 撤销中断向量的分配,以及此前通过 pci_alloc_irq_vectors_affinity() 或 pci_alloc_irq_vectors() 所完成的设备 MSI/MSI-X 启用。 注意:需要理解的是,在 PCI 端点测试驱动中,在分配 IRQ 向量并请求传统 INTx 中断之前,我们会释放已分配的 MSI 中断并取消与之关联的向量。在此过程中,我们将禁用 MSI 中断。这是因为根据 PCIe 规范,MSI 和 INTx 是互斥的。尝试同时启用 MSI 和 INTx 会是一个有趣的练习,以检查会发生什么。如果你测试过这个功能,请在评论区告诉我。   然后,在 pci_endpoint_test_alloc_irq_vectors 内部 Figure. 5图 5   pci_alloc_irq_vectors 为旧版 INTX 中断分配中断向量。在内部,这会为 CPU 核心 0 创建一个 CPU 亲和掩码,然后调用 pci_intx 来启用传统中断,通过读取和写入 PCIe 配置空间:- Figure. 6图 6   在 pci_endpoint_test_request_irq Figure. 7图 7   pci_irq_vector 分配一个 Linux IRQ 号,该 IRQ 号传递给  devm_request_irq -> devm_request_threaded_irq devm_request_irq 在 Linux 内核中是设备管理资源分配 API 的一部分。其主要作用是通过自动管理 IRQ 资源的生命周期来简化设备驱动程序的中断请求处理。它只需为 IRQ 号注册一个中断处理程序。它将 IRQ 资源与设备的生命周期绑定。当设备断开或驱动程序卸载时,内核会自动释放 IRQ   它会传递一个带有 IRQF_SHARED 标志的处理程序“pci_endpoint_test_irqhandler”。当有 INTx 中断发生时,将调用该处理程序。 IRQF_SHARED -- 使多个设备共享一条中断线路 注:讨论 Linux IRQ 子系统不在本博客的讨论范围之内,所以如果您对内核 API 感到不知所措,也不必担心。我们将在下一篇博客中讨论这个问题。 现在我们对在 PCIe 中启用 INTx 时幕后发生的事情有了一些了解。 'pcitest -l'会通过触发信号来运行传统的 IRQ 测试,如果一切正常,则会返回 OKAY。如果不是,则返回 NOT OKAY 执行上述操作后,PCIe RC 会向 pcie 链路上的 iMX8MM EP 发送 “COMMAND_RAISE_LEGACY_IRQ” 命令。EP 在获得该命令作为其处理器的一部分时,“pci_epf_test_cmd_handler” 调用 “pci_epf_test_raise_irq”   Figure. 8图 8   Figure. 9图 9 pci_epc_raise_irq 最终调用补丁中的__dw_pcie_ep_raise_intx_irq Figure. 10图 10 这将发送 PCI_CODE_ASSERT_INTA 信息,然后延迟,再发送 PCI_CODE_DEASSERT_INTA。这两种报文的路由类型都是 PCI_MSG_ROUTING_LOCAL,即报文被路由到同一设备内的特定功能或交换机。与需要目标地址的内存事务不同,INTx 报文没有目标地址。 简单地说,就是"Route this to my local Root complex". 。   Figure. 11图 11 然后 它到达根复合体 iMx95。从那里它使用共享外设有线中断到达中断控制器 [GICv3]。GIC 通知其中一个 CPU 内核来处理中断。在我们的例子中,CPU 0 将对其进行处理,因为我们已将其关联性设置为 CPU 0。最后,将在 RC 的端点测试框架中调用 pci_endpoint_test_irqhandler 。 Figure. 12图 12 以下是中断到达 GIC 后的顺序   Figure. 13数字 13   如果你将 JTAG 连接到 iMX95EVK 板,你实际上可以在 linux 中跟踪处理旧版 INTx IRQ 时的调用:- Figure. 14图14 每次使用 "pcitest -l" 触发传统中断测试时,执行'cat /proc/interrupts',可以观察到路由到 imx95 上 GIC 的中断情况。 在 INTA 的情况下,'cat /proc/interrupts' 的输出结果如下: Figure. 15 图15   对于负责处理中断的 CPU0,您会看到其对应的数字 3 会在每次触发传统中断测试时递增。它表示 CPU 核心 IRQ 编号的中断生成次数 电平 - 中断类型 224是中断请求号。 //测试 INTA、INTB、INTC 和 INTD 单功能设备仅支持 1 个 INTx 中断[在 PCIe 情况下为模拟中断] 要使用 INTB、INTC 或 INTD 在 drivers/pci/controller/dwc/pcie-designware-ep.c Figure. 16图 16   函数 __dw_pcie_ep_raise_intx_irq 的第三个参数。 0 = INTA 1 = INTB 2 = INTC 3 = INTD 根据上述映射进行修改 In drivers/pci/endpoint/functions/pci-epf-test.c   Figure. 17图 17   您可以更改test_header的interrupt_pin成员 PCI_INTERRUPT_INTA = INTA PCI_INTERRUPT_INTB = INTB PCI_INTERRUPT_INTC = INTC PCI_INTERRUPT_INTD = INTD -- 监控 INTA 的中断 Figure. 18图 18 --INTB 的监控中断 Figure. 19图 19   -- 监控 INTC 中断 Figure. 20图 20   --监控 INTD 的中断 Figure. 21图 21 从以上片段中,您一定已经注意到只有核心 0 处理 INTx IRQ。这是因为 cpu 关联掩码设置为 1,这意味着 cpu 内核 0。 在 kernel/irq/affinity.c 中   Figure. 22图 22 传统中断的 iRQ 掩码设置为 1,表示核心 0。 本博客就到这里。文章内容较长,涵盖了许多细节。但如果您感到有些复杂,不必担心。随着您开始实践 PCIe 和 IRQ Linux 子系统,理解会逐渐变得清晰。如对本文主题有任何疑问,欢迎随时通过 DM 或电子邮件与我联系。下次见。   在 PCI 世界中,PCI 的传统中断已渐成历史,而在 PCI Express 中,我们拥有更高效的 MSI 中断,已在各类应用中得到广泛应用。然而,传统中断仍主要用于向后兼容性和启动支持。传统中断 [INTx] 曾是 PCI 中的物理信号,但 PCIe 设备没有物理 INTx 引脚。因此,为了支持这些传统中断,PCIe 在逻辑上对其进行了模拟,几乎相当于一种虚拟的 INTx 机制。我们将探讨这些中断在 PCI Express 中的实现方式,以便开发人员和爱好者能够按照本指南进行实践。本博客包含以下议题:- 1. 为什么我们需要关注 PCIe 中的传统 INTx 风格中断? 2. 系统概述 3. INTx 传统中断在 PCIe 中是如何实现的? 4. 在 iMX8MM 上启用和测试 INTx 仿真。 IMX95EVK
View full article
使用比 MIMXRT1170-EVKB 更大的与非闪存 你好。我正在研究使用带有与非闪存的 RT1170 作为遥测存储器的可行性研究。评估板 MIMXRT1170-EVKB 上有具有 2Gb 存储空间的 MT29F2G08ABAGAH4 与非闪存。SDK 中有一个名为 evkbmimxrt1170_flash_component_nand_semc_cm7 的示例,演示了如何使用内存。这个例子非常棒,效果也非常好。 如数据表中的这张图片所示,现在我们的目标是在定制板上使用这款微控制器(特别是 MIMXRT1176CVM8A),其中 64Gb 的大型与非闪存 MT29F64G08AECABH1 分成 2 个芯片,每个芯片 32Gb。暂时采用异步模式。 您能告诉我如何实现这一目标吗?必须如何修改 SDK 示例才能使用该内存? 在此先表示感谢。向 Vojtech 致以最崇高的敬意。 Re: Using larger NAND flash than on MIMXRT1170-EVKB 你好@Kan_Li,感谢您的快速回复。 我们知道,如果不付出努力,就无法获得本机支持,但我们有一个简单的方法来解决这个问题。我们将通过 GPIO 引脚驱动 CE# 引脚,而不是 SEMC 驱动 CE# 引脚,只需将一个 CE# 引脚置低,执行 SEMC 操作,然后断开引脚。我们每次只选择一个模具。 对于 R/B# 引脚,我们将通过 AND 栅芯片(如 74AUP1G09GW)将它们连接起来。由于我们希望一次只使用一个模具,所以这样做会很顺利。每个芯片都可以像直接连接一样驱动引脚。 现在我需要的建议是如何正确设置SEMC控制器的示例,以便通过IPCMD和AXI正确地与该内存进行交互。谢谢。 问候 Vojtech Re: Using larger NAND flash than on MIMXRT1170-EVKB 你好@Kan_Li、 好吧,我明白你的意思了。让我换一种方式来表达我的支持请求。比方说,我只想使用带有一个 LUN 的 die 1,而第二个则完全没有连接,被遗忘了。芯片 1 的连接方式将与 DevKit 上的与非闪存相同,CE# 由 SEMC 通过与示例中相同的引脚驱动。因此,我基本上只是将 DevKit 的 2 Gb 与非闪存替换为我之前提到的同一个系列的 32 Gb 芯片的一半。 现在,请问我需要采取哪些步骤来重写这个例子才能正常使用这个新的与非闪存? 谢谢。向 Vojtech 致以最崇高的敬意。 Re: Using larger NAND flash than on MIMXRT1170-EVKB 你好@VojtechBaranek、 是的,你说得对!对于您选择的芯片,我认为列地址位数(columnAddrBitNum)应使用 kSEMC_NandColum_13bit。 祝您愉快, Kan ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请打开一个新主题并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: Using larger NAND flash than on MIMXRT1170-EVKB 你好@Kan_Li、 这对于你提到的字段来说是感知的。难道不应该同时扩展 columnAddrBitNum 吗? 致以最崇高的敬意,Vojtech。 Re: Using larger NAND flash than on MIMXRT1170-EVKB 你好@VojtechBaranek、 如果是这样,我想你只需按如下方法更新内存大小即可: 祝您愉快, Kan ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请打开一个新主题并参考已关闭的主题。 -------------------------------------------------------------------------------
View full article
Lauterbach FCCU_Utility プラグイン - S32K3xx Lauterbach FCCU_Utility プラグイン - S32K3xx MPC57xx_FCCU_Utility_rev0.pdf このLauterbachデバッガ・プラグインにより、ユーザーはデバッガ・インターフェースから直接FCCU設定を使用できるようになります。これにより、開発が高速化され、FCCU設定を変更するたびにプロジェクトを再コンパイルして書き込む必要がなくなります。   このドキュメントは、S32K3xxデバイス向けのLauterbach FCCU(Fault Collection and Control Unit)周辺拡張機能の使用方法について説明するものです。この拡張機能を効果的に使用するためには、ユーザーがFCCUの仕組みについて深い知識を有していることが前提となります。 このような場合、このデバッガ・プラグインは、FAや開発時のデバッグなど、さまざまなユースケースで大いに役立ちます。 よろしくお願いいたします。 ピーター
View full article
RT595 的 SmartDMA 文档 对于 RT595,我需要使用 DMA 将数据从 FlexIO 快速复制到 RAM 缓冲区,而文档中说我应该使用 SmartDMA 来实现这一目的。RT595 参考手册(2023 年 12 月第 2 修订版)第 17 章只有一页长,而且似乎突然停止了。大部分文件都不存在。RT575 中 SmartDMA 的文档在哪里?我看到恩智浦发布了 SmartDMA 烹饪手册和一些非常具体的应用说明。还有一份非常简短的 API 文档,显然也是未完成的。我没有看到任何安全文件的链接。如何获得该外设的参考手册级别描述? 通信& 控制(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | 以太网 | FlexIO) Re: SmartDMA documentation for RT595 'Q1。“至少,恩智浦如何解释参考手册中突然放弃有关SmartDMA的章节?” -->这个问题超出了我的范围,我无法给出明确的答案。我需要设法找到相关团队和产品负责人,但我不确定能否找到,因为重组或无法回答的问题很常见。 Q2. API 文档不完整,关于 SmartDMA 的章节不到一页就中途停止。同时,FlexIO 的文档说我们必须使用 SmartDMA。除非我想复制照相机的示例,否则没有任何地方可以指导我如何操作。我们没有 DMA 触发信号或请求来源的清单。这种情况完全无法使用。我的项目进行到一半,硬件已经到位,但制造商没有提供任何支持,说明如何在非标准 FlexIO 应用程序中使用 DMA。这太不合理了。 --> 你是如何得出这一结论的? Re: SmartDMA documentation for RT595 这不是一个令人满意的解决方案。在得到你的回答之前,我已经知道了所有这些信息来源,而且从你那里得到的答复与我之前从人工智能聊天机器人那里得到的答复几乎一模一样。 使用这些应用笔记所能做的就是制作所描述项目的精确副本。API 文档不完整,有关 SmartDMA 的章节不到一页就中途停止。 同时,FlexIO 的文档说我们必须使用 SmartDMA。除非我想复制照相机的示例,否则没有任何地方可以指导我如何操作。我们没有 DMA 触发信号或请求来源的清单。这种情况完全无法使用。我的项目进行到一半,硬件已经到位,但制造商没有提供任何支持,说明如何在非标准 FlexIO 应用程序中使用 DMA。这太不合理了。我现在到底该怎么办?用 ST 微控制器重新启动项目? 恩智浦必须提供 SmartDMA 的文档,至少要提供一份完整的 API 文档,列出所有功能和结构,最好还能提供寄存器的完整列表。目前的情况是不合理的,也是无法忍受的,而你们的回应却令人大失所望。至少,恩智浦如何解释参考手册中有关SmartDMA的章节突然放弃的原因? Re: SmartDMA documentation for RT595 恩智浦的 Sam_Gao 问我是如何得出"FlexIO 的文档说我们必须使用 SmartDMA 这一结论的。" 我的回答是,在 RT595 参考手册修订版 2 第 2171 页中,我们看到了以下内容: 51.1.2 DMA 支持在本设备 上,不支持标准 DMA 与 FLEXIO 模块一起使用。应改用 SmartDMA。本章中对标准 DMA 的任何参考均应不予考虑。 Re: SmartDMA documentation for RT595 您好, 我也找不到有关smartDMA 寄存器和架构的公开参考手册级别详细信息的信息,以下是相关团队在仔细检查后发表的一些评论: -SmartDMA 是一款可编程协处理器,旨在通过处理复杂的 I/O 驱动的任务和数据操作来减轻主 Arm 处理器的负担,这就是为什么它需要与 FlexIO 外围设备而不是标准 DMA 控制器一起使用的原因。 -与通过寄存器配置的传统 DMA 控制器不同,SmartDMA 执行专用的固件程序来执行其功能。SmartDMA 驱动程序由两部分组成: • 配置和调度功能。 • smartDMA 固件程序 smartDMA 的执行程序流程如下: 1.设置要执行的固件程序的特定功能参数。 2.调用 smartDMA_reset() RESET smartDMA。 3.调用 SMARTDMA_Boot(),根据 API 索引启动 smartDMA 运行给定程序。 4.SmartDMA 执行完成后,会生成一个中断信号,通知 Arm 内核执行已完成。 以@@ 下 AN 第 4.3 节 SmartDMA 概述中的详细信息:使用 FlexIO 和 SmartDMA 在 i.MX RT500 上仿真并行摄像头接口 Re: SmartDMA documentation for RT595 @Sam_Gao发表的这些泛泛而谈的评论又一次没有正确回答我们的问题。恩智浦的一名员工在几周前写道他找不到公开文件,但随后又发布了他找不到公开文件的帖子,这完全是不够的。我们需要的是涵盖如何使用 FlexIO 的 DMA 的文档。这大概意味着 SmartDMA 的完整文档。提到的应用笔记是前一篇文章中提到的应用笔记之一,我们已经说过,这根本不是SmartDMA的一般文档。我们仍然没有 FlexIO 的 DMA 触发信号或 DMA 调度请求清单,也没有足够的信息来为 SmartDMA 协处理器生成固件。 Re: SmartDMA documentation for RT595 总之,如果用户想将 FlexIO 与任何类型的 DMA 配合使用,恩智浦就抛弃了他们。在这种情况下,恩智浦应该更直接。在 RT595 参考手册第 51.1.2 节中(FlexIO 的 DMA 支持)他们应该写道,由于必须使用 SmartDMA,但是 SmartDMA 尚未记录在案,因此不支持该设备任何 DMA。 同样,应将参考手册的第17.2节更正为 " 有22个外部信号与SmartDMA有关:22个输入/输出信号,但恩智浦决定不记录这些信号。如果您计划使用带有 DMA 的 FlexIO,那么您的项目就完蛋了,您应该使用信誉更高的供应商提供的其他处理器重新开始设计。 Re: SmartDMA documentation for RT595 @jacobvecht 是的,你的描述是正确的。 关于 " 如何在 FlexIO " 中使用 DMA,仅存在以下公开信息(参考手册、应用笔记、API 等)。由于该 IP 没有记录、 没有其他可用的公共资源。 此外,您也可以尝试寻求处理器和微控制器专业支持部门的支持|恩智浦半导体 但是如果您的产品需要大批量生产,您可以直接联系恩智浦销售团队寻求帮助。 Re: SmartDMA documentation for RT595 @jacobvecht 请准确列出您的需求。 我所说的公开信息,是指可以提供给客户的信息,否则就需要通过特殊渠道获取,不在我的工作范围之内。 关于 " 如何在 FlexIO 中使用 DMA",我已经给您回复过多次,但没有进一步的信息。 关于 " 为 SmartDMA 协处理器生成固件所需的足够信息" 。目前还没有关于该部件的公开信息。 当然,您也可以使用处理器和微控制器的专业支持|恩智浦半导体来获得支持。 Re: SmartDMA documentation for RT595 关于如何在 FlexIO 中使用 DMA 或 SmartDMA,@Sam_Gao要求我们准确列出所需的内容。 我们需要知道如何从 FlexIO 触发信号 DMA 或 SmartDMA。我们如何将 FlexIO 设置为 DMA 触发信号源,或者如何从 FlexIO 外围设备调节 DMA 传输。 你说你已经回答了我关于如何在 FlexIO 中使用 DMA 的问题,但你并没有。你写道 我找不到有关包含 i.MX RT595 SmartDMA 完整寄存器映射或位级编程模型的参考手册的信息。 当被问及为什么 RT595 参考手册修订版第 17 章在一页之后突然结束时,你的答案是: 这个问题超出了我的职权范围,我无法给出明确的答案。我需要尝试找到相关团队和产品负责人,但我不确定能否找到,因为重组或无法回答的问题很常见 您曾两次参考应用笔记,其中显示了在非常具体的用例中使用 SmartDMA 固件的示例,但关于针对其他案例对 SmartDMA 进行编程,您的回应是: 目前还没有关于该部件的公开信息。 尽管我们承认您已经就有关该主题的公开信息或缺乏此类信息提供了四个答案,但如何让FlexIO触发信号和加快DMA传输这一基本问题尚未得到解答。
View full article
KW47— the value of DCDC capacitor (Cout) is different between SCH and datasheet. KW47— Datasheet suggest  the value of DCDC capacitor (Cout) is 22uf  and must not exceed the min(6uf)/max (30uf)value.But we found NXP‘s SCH like SPF-91101_C use 1μf instead. KW45‘s SCH use the same value 22uf with datasheet. So Which value should we use ? Re: KW47— the value of DCDC capacitor (Cout) is different between SCH and datasheet. Hello,  Please help us check the following  The best way to build a PCB first time right with KW47 (Automotive) or MCX W72 (IoT/Industrial) Any question , let us know Re: KW47— the value of DCDC capacitor (Cout) is different between SCH and datasheet. Hi, I don't understand what your mean. My question is about the output capacitor of the DCDC does not match between the schematic and the datasheet,not about how to build a pcb. Re: KW47— the value of DCDC capacitor (Cout) is different between SCH and datasheet. Hello @nicosuki , hope you are doing well. I apologize for the inconveniences, but as this device has not been officially launched, most of the information about this product is still under NDA. The information available is the one mentioned previously on: The best way to build a PCB first time right with KW47 (Automotive) or MCX W72 (IoT/Industrial) Could you please contact the person who helped you get the documentation in the first place? Best regards, Ana Sofia.
View full article
RTD 0.4.5 用の動作する S32K566 MRAM ドライバの例 Schaeffler をサポートするには、Schaeffler が使用している RTD 0.4.5 用の MRAM ドライバの例が必要です。RTD パッケージで提供される例はそのままでは動作せず、ビルドできません。 目的は MRAM への書き込みをテストできるようにすることですが、Schaeffler 社からはこれが機能するかどうか疑問の声が上がっています。 よろしくお願いします。 優先度: 重要 RTD Re: Working S32K566 MRAM driver example for RTD 0.4.5 こんにちは@nxp52415さん、 0.8.0 CD03 パッケージバージョンの S32DS で例を確認しました。おっしゃるとおり、ビルド エラーも表示されます。このエラーを修正するには、以下の点を変更できます。 1. クロックツールとMCU構成の「Get Clock Frequency API」で「有効」を選択します。 2. Mclモジュールを追加し、「CACHEサポートを有効にする」を選択します。 3. コードを生成してプロジェクトをビルドすると、エラーが表示されます。 修正: 「NaNU」を 0U に変更し、プロジェクトを再ビルドします。 よろしくお願いいたします。 ダン Re: Working S32K566 MRAM driver example for RTD 0.4.5 こんにちは@nxp52415さん、 MRAM の例は、0.8.0 CD03 パッケージ バージョンでテストおよび検証されました。ユーザーはこれらの例を参照できます。 バージョン 0.4.5 では、この例をビルドするには、ユーザーは以下のようにパスを設定する必要があります。 よろしくお願いいたします。 ダン Re: Working S32K566 MRAM driver example for RTD 0.4.5 こんにちは、ダン。 ありがとうございます。ただし、私は S32D の例を参照しています。これらを構築可能にするヒントもお持ちですか? 0.8.0 CD03 MRAM の例もビルドされません。 よろしくお願いします。 Re: Working S32K566 MRAM driver example for RTD 0.4.5 ありがとうございます、うまくいきました!
View full article
在 Android 11 操作系统上的自定义 imx8mp 中出现 GPU STATE DUMP 错误 您好, 我在自定义 i.MX8MP 板上构建并刷新了安卓 11 操作系统。启动 Android 11 后,我在串行控制台中遇到了与 GPU 驱动程序相关的问题。我按照恩智浦论坛上建议的解决方案进行了操作: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/Custom-IMX8MP-Board-GPU-STATE-DUMP-DMA-Appears-to-be-Stuck/td-p/1746834 由于我们使用的是 6GB DDR,我在imx8mp.dtsi文件中创建了一个新节点,为 GPU 分配 25% 内存。不过,这种修改在安卓操作系统中似乎没有任何效果。我还在BoardConfig.mk文件中找到了CMA变量,并将其增加到 RAM 的 25% ,但问题依然存在。 为了供你参考,我附上了我所做的修改和日志文件。 imx8mp.dtsi (注:我在 dtsi 文件中找不到 linux,cma 节点,因此手动添加了该节点) linux,cma { compatible ="shared-dma-pool" ; 可重复使用; size =<0 0x3c000000> ; alloc-ranges =<0 0x40000000 0 0xC0000000> ; linux,cma-default; }; Boardconfig.mk 文件 CMASIZE=800M 图形与显示 i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: GPU STATE DUMP error occurs in custom imx8mp on Android 11 OS 你好 这似乎与 GPU 内存分配不足有关。您遇到的 GPU 错误通常是由于系统在内存压力下为 GPU 分配的内存不足造成的。对于配备 6GB DDR 的 i.MX8MP,建议至少将总内存的 25% 分配给 CMA(连续内存分配器)。 你在 imx8mp.dtsi 中创建节点以为 GPU 分配 25% 内存的方法已走上正轨,但对于安卓 11,你还需要确保这一变化正确反映在安卓版本配置中。 请尝试以下步骤解决问题: 1.在 BoardConfig.mk、使用以下命令验证 CMA 设置: ``` BOARD_KERNEL_CMDLINE += cma= 25%``` 2. 还要确保设备树叠加层已正确构建并包含在您的 Android 映像中。 3.特别是 Android,这些设置需要在启动期间正确传播到内核命令行。 4。使用以下命令检查系统的内存分配: ```cat /proc/meminfo c at /proc/cm dline ``` Android 11 的内存要求比以前的版本高得多,而且 GPU 操作特别占用内存。在 i.MX8MP 平台上,Android 11 通常要求至少分配 25% 的 CMA,以便在 GPU 内存分配失败的情况下正常运行。 如果做出这些更改后问题仍然存在,请考虑检查 GPU 工作负载,以优化关键操作期间的内存使用。 此致
View full article
使用 testpmd 的 DPDK LX2162A SoM 全部 TX 0 你好 我们目前正在开发一款由 SolidRun(ClearFog LX2162A LX2-Lite 开发平台)开发的基于 LX2162A SOM 的板,最终目标是让 Open vSwitch 与 DPDK 一起运行。软件方面,我们使用的是厂家提供的基于 Ubuntu 22.04(内核 5.15)或 Ubuntu 24.04(内核 6.6)的镜像。我们使用 nxp-qoriq/dpdk 编译了正确的内核版本。我们使用提供的 dynamic_dpl.sh 脚本使用该板提供的两个 25G 接口创建了一个 DPRC(我们还尝试了两个 10G 端口和 1G 端口,它们都有如下所述的相同问题)。 我们想使用 dpdk-testpmd 测试 DPDK 下的转发是否有效。我们用同一根电缆连接了两个 25G 端口,使它们直接相连。我们使用该命令进行了测试: dpdk-testpmd -l 0-3 -n 1 -- --portmask 0x3 --nb-cores=1 --txq=1 --rxq=1 --tx-first --auto-start 我们在装有英特尔网卡的 x86 系统上测试了相同的设置,使用相同的命令,我们看到数据包被正确转发。 然后,我们还尝试使用带有 dpni-dpni 参数的 dynamic_dpl.sh 脚本来创建两个直接连接的 dpni 对象,而不使用任何 dpmacs,但结果仍然一样。在尝试用 OVS 配置此设置时,我们无法与测试系统建立任何链接。使用带有内核驱动程序的 OVS 时,我们可以成功配置桥接器,但速度上限大约为 5 GBit/s 如果您能就此事提供任何指导,我们将不胜感激。 Re: DPDK LX2162A SoM all TX 0 with testpmd 您在同一板上背靠背连接 25G 端口。因此,testpmd 应使用 "先发送 "或 "仅发送 "模式生成流量。 PFA 附带日志;此场景在 LX2160ARDB 板上正常运行,没有任何问题。 Re: DPDK LX2162A SoM all TX 0 with testpmd 在 DPDK 环境中,执行" dpdk-testpmd -c 0xf -n 1 -- -i --portmask 0x3 --forward-mode=io", 在 testpmd 提示符下,请键入命令"show port info all" 查看以太网端口的链路状态。 testpmd> show port info all
View full article