2254219_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2254219_zh-CN

2254219_zh-CN

使用S32DS V2.2LIN配置工具,发送帧头进不去中断一直卡在间隔场

芯片包是RTM3.0,使用S32DSV2.2LIN配置工具在S32K148上配置了三条总线,其中LIN1与LIN2分别是用的是LPUART0与LPUART1,这两条的发送与接收是没有问题的,能在上位机上显示。但是LIN3使用的是LPUART3,发送帧头之前,节点状态是 LIN_NODE_STATE_IDLE ,发送完帧头后就一直处于LIN_NODE_STATE_SEND_BREAK_FIELD,一直卡在发间隔场,然后总线状态就是busy,进入不了中断,请教如何解决这个错误

_0-1764763894687.png


Re: 使用S32DS V2.2LIN配置工具,发送帧头进不去中断一直卡在间隔场

Hi@张宏华、

能否使用示波器验证 LIN3 的信号路径?

  1. 探查 TX 线路,确认 LIN 标头(断开 → 同步 → PID)已正确传输。
  2. 测量 LPUART3 的 RX 引脚,确保该引脚出现相同的波形。这将检查收发器和路由是否正确。
  3. 如果 RX 引脚未显示预期数据,请检查:
    • 用于 TX/RX 焊盘的引脚复用(PCR MUX)。
    • MCU 和 LIN 收发器之间的物理接线。

谢谢!

BR,丹尼尔


Re: 使用S32DS V2.2LIN配置工具,发送帧头进不去中断一直卡在间隔场

感谢您的回答,问题我已经解决了。我的S32K148芯片虚焊了,这样给lin收发器唤醒的引脚就没有工作,很低级的错误。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-08-2025 12:42 AM
Updated by: