Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
2014年飞思卡尔杯全球规则 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 全球飞思卡尔杯官方规则! 2014 年新内容——联赛推出: 根据地区的不同,现在将有三个联赛。全球比赛将仅使用普通联赛车辆。 股票联赛 -使用认可的部件进行比赛,允许较少的定制 自定义联赛 -限制较少且配备自定义硬件的比赛 创新联盟 -不止于竞速。完成目标或任务即可获得积分,赢得胜利。 说明 您可以使用操作菜单栏以 PDF 格式查看此文档。 此规则适用于全球挑战。在此处查找您所在地区的规则 目前,全球挑战赛仅对普通(未修改)挑战者开放。 如果您对这些规则有任何疑问,请在下方评论区留言。如果您对区域规则有任何疑问,请在您所在区域的群组中提问。 第 1 部分:团队要求 地区冠军球队必须参加“普通”(未修改)联赛才有资格。 团队规模最多为四人。 一个团队只能有一名研究生。 汽车将仅由学生设计和制造。 希望参与者、顾问和观众表现出良好的体育精神。任何不当行为或作弊行为都可能导致取消资格。 第二部分:活动注册 参加全球挑战赛的参赛者必须获得邀请。每个地区冠军队伍都会收到一份邀请。 地区冠军队伍中的一人必须在地区决赛结束后两周内为整个队伍报名参加全球挑战赛。 第 3 节:设备要求 每支队伍应使用如下所述的相同基本零件套件。为了保证公平的比赛环境,以下要求已到位。您必须使用经批准的控制器和电机驱动板。如果赛车模型的任何标准部件损坏,则应使用相同的替换部件。 机械的 参赛时必须使用原始且未经改动的设备。 外轮胎胎面和轮辋 驱动 - 直流电机 驱动电机传动比 Servo Motor 允许的修改和限制: 您不得更改轮距(车轮之间的距离) 车辆的任何部件尺寸不得超过 250 毫米/9.85 英寸(宽)x 400毫米/15.75英寸(长)x 305毫米/12英寸(高) 您可以在底盘上钻孔并安装辅助部件,假设它包含在上述尺寸范围内。 您可以改变伺服电机和相关连杆的方向。 您可以为汽车添加“外壳”,但在检查期间必须是可拆卸的。 您可以调整或移除弹簧、连杆和其他非必要部件。 您可以将胎面粘到轮辋上。 电气 电池(单独购买) 7.2V,<=3000mAh,可充电镍镉电池或镍氢电池  每次只能使用一 (1) 块电池为车辆及其连接硬件供电 您必须使用下面其中一个经过批准的电路板来控制您的汽车。 控制系统 FRDM系列电路板 FRDM-KL25Z包含在内,但不是强制使用。 TRK系列 基于 Kinetis 的 TWR - 系列 高压电机控制和接口 TFC-屏蔽 包含 TFC-SHIELD,但不是强制使用。 Landzo 技术的双电机控制板。 允许的修改和限制: 一个处理器 – 不允许使用辅助处理器或其他可编程设备。 汽车必须使用光学传感器来导航 DC-DC升压电路不得超过电池电压。 所有电容器的总容量不应超过 2000 uF。 传感器限值 您可以使用额外的相机。 最多十六 (16) 个传感器 传感器数量示例:  红外发射器/接收器对为 1 个传感器 CCD 传感器是 1 个传感器 提供的线扫描相机是 1 个传感器 两个后轮上的霍尔效应传感器是2个传感器 安装在一个车轮上的编码器是1个传感器 显示器(允许)不算作传感器 第四部分:车辆检验 比赛前,裁判将对所有参赛作品进行技术检查。这包括第 3 部分列出的车辆规格、尺寸和设备要求。 所有车辆必须在指定时间或之前进入检查区。 一旦进入检查区,您就不能触摸赛车,直到被叫去比赛! 如有违反,组委会可取消相应队伍的参赛资格。 第五节:计时赛流程 比赛顺序将通过随机抽签决定。 当您的团队被叫到时,您可以将您的车从检查区域移走。您将有两 (2) 分钟的时间来准备汽车。 已批准的调整 -您可以: 通过板载接口配置参数。(开关、旋钮等) 改变相机的角度 更换电池  不允许的调整 - 您不得: 重新编程你的处理器 通过有线或无线通信配置参数。 任何时候都只能有一名队员在赛道上。(不包括测试时间) 2 分钟时间到之前,您必须向裁判发出“准备就绪”的信号,然后才能启动车辆。 裁判确认“就绪”后,车辆应在30秒内驶离起跑区。 每个队伍有三次机会完成一圈。将记录第一个(不是最好的)完成时间。 示例: 尝试 1 – 车辆在弯道上行驶过快并偏离轨道。沒有記錄時間。 第二次尝试——车辆成功绕轨道行驶。时间被记录下来。 尝试 3 – 因第一次(尝试 2)已被记录,因此被判失败。 每次尝试后,您有两分钟的时间对车辆进行批准(见上文)的调整。 尝试结束后,车队应将车辆送回检查区。 赛事显示屏将在每场团体赛结束后公布成绩。 第六部分:比赛日程安排 练习时间 - 在决赛之前,将提供测试赛道。此时可以进行最终校准。这将通过团队时段和/或“空闲时间”来组织。 2.将练习跑道重新配置为最终跑道。 车辆检验(参见第 4 部分) 计时赛 颁奖典礼 第 7 部分:活动人员 组委会——由资深评委和飞思卡尔活动组织者组成的委员会。负责协调活动当天的活动,并调解和解决任何争议。 裁判- 负责赛道活动。包括赛道管理,例如车辆启动和停止,以及计时和记分。裁判员由教职员工、学生和/或飞思卡尔及行业员工组成。 评委——负责解释并强制执行比赛规则。评委由飞思卡尔员工和行业赞助商成员组成。 赛事人员不得协助任何特定队伍。沟通应向所有队伍公开,不得泄露任何可能损害比赛公平性的信息。 第 8 节:犯规、失败和取消资格 本规则由飞思卡尔和活动组委会负责解释。 犯规,是一种轻微犯规,会导致罚时。 失败,则不记录当前尝试时间。允许后续尝试。 取消资格是一种严重违规行为,会导致所有时间都不被记录。 裁判将判定赛车是否冲出赛道并判罚时间。 下列任何一种情况都将被视为犯规,并会导致加时处罚: 比赛开始后,赛车未能在 30 秒内离开起跑区 [+1 秒]。 赛车越过终点线后未能在 2 米/6 英尺处停下或离开赛道 [+1 秒]。 下列任何一种情况都将被视为失败并且不会给予时间: 三个或更多车轮离开赛道表面。 赛车队未能在规定的两 (2) 分钟内做好准备。 选手在技术检查后未经裁判同意触碰赛车。 赛车离开起跑区后120秒内未能完成比赛。 在开始和结束之间的任何时间触摸汽车。 “开始”——一旦车辆越过起跑线。 “完成”——一旦车辆越过终点线。 有下列情况之一者,视为取消资格:   任何可能影响或阻碍车辆的赛道外设备或行为。 检查后随时 进行不允许的 修改。 比赛场地上有多名队员。 比赛期间有任何作弊行为。 未通过技术检验。 在切实可行的条件下,尽量保证公平、公正。争议将由飞思卡尔、组委会成员和评委投票解决。 第 9 节:计时/计分 将使用电子门和/或手持计时器来记录时间。 当赛车的第一部分冲出起跑线/终点线时,时间开始和结束。 犯规将导致赛车的单圈时间被加长。 取消资格和失败将导致没有分数。 第十节 赛道参数 在决赛前一天,将提供一条采用与最终赛道相同材料制成的测试赛道,用于校准和设计修改。 直到比赛当天,参赛者才会知道最终赛道的实际布局。 赛道宽度不得小于 600 毫米/23.65 英寸。 材料和尺寸规格可以在社区中找到。 赛道表面为哑光白色,赛道每条边缘都有一条连续的黑线(25 毫米/1 英寸宽)。 赛道可以90°交叉角相交。 赛道可以有上坡、下坡和隧道。 如有必要,飞思卡尔可能会更改这些规则和条件。飞思卡尔保留随时自行取消、暂停和/或修改飞思卡尔杯比赛的权利。这些官方规则是用英语制定的。如果这些官方规则以任何其他语言提供且文本存在冲突,则以英语文本为准。 Freescale 和 Freescale 徽标是飞思卡尔半导体公司在美国和其他国家的商标或注册商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。©飞思卡尔半导体公司,2014 年 飞思卡尔杯内容
View full article
使用顺序 API 开发 LwIP 应用程序 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> LwIP 可以在两种基本模式下使用:主循环模式(“NO_SYS”)(目标系统上没有运行 OS/RTOS)或 OS 模式(TCPIP 线程)(目标系统上有运行的 OS)。在主循环模式下,只能使用原始 API。在OS模式下,可以使用原始API和顺序API。 在OS模式下,lwip堆栈和应用程序在单独的任务中运行。应用程序通过顺序 API 调用与 LwIP 堆栈进行通信,这些 API 调用使用 RTOS 邮箱机制进行进程间通信。 这篇文章重点介绍如何使用 MCUXpresso SDK 中的顺序 API 在 OS 模式下设计 LwIP 应用程序。它适用于 LwIP 初学者。代码片段来自 MCUXpresso SDK2.6。 有关如何使用原始 API 在主循环模式(裸机模式)下设计 LwIP 应用程序,请参阅以下链接: 使用原始 API 开发 LwIP 应用程序 一般来说,LwIP 应用程序包括网络接口设置、LwIP 堆栈初始化、使用 LwIP API 和配置。 1. 启动网络接口 要创建新的网络接口,用户需要为新的struct netif分配空间(但不初始化它的任何部分)并调用netifapi_netif_add :     IP4_ADDR(&fsl_netif0_ipaddr, configIP_ADDR0, configIP_ADDR1, configIP_ADDR2, configIP_ADDR3);     IP4_ADDR(&fsl_netif0_netmask, configNET_MASK0, configNET_MASK1, configNET_MASK2, configNET_MASK3); IP4_ADDR(&fsl_netif0_gw, configGW_ADDR0, configGW_ADDR1, configGW_ADDR2, configGW_ADDR3);       netifapi_netif_add(&fsl_netif0, &fsl_netif0_ipaddr, &fsl_netif0_netmask, &fsl_netif0_gw, &fsl_enet_config0,                        ethernetif0_init, tcpip_input); 将tcpip_input API 传递给netif_add API 作为输入回调函数,该函数被调用以在协议层堆栈中向上传递入口数据包 接下来,我们需要启用该接口 “up” 状态的接口可用于应用程序的输入和输出操作,“down” 则是相反的状态。因此,在使用接口之前,必须先启用它。启用方式取决于接口获取 IP 地址的方式,我们可以使用静态 IP 地址或 DHCP。 将网络接口设置为默认网络接口 netifapi_netif_set_default(&fsl_netif0);   启动该接口,准备进行处理     netifapi_netif_set_up(&fsl_netif0); 2.初始化LwIP协议栈   调用tcpip_init创建tcpip_thread,该线程独占访问LwIP核心函数。其他线程使用消息框与该线程进行通信。它还启动所有计时器以确保它们在正确的线程上下文中运行。   tcpip_init(NULL, NULL);   void   tcpip_init(tcpip_init_done_fn initfunc, void *arg) {   lwip_init();     tcpip_init_done = initfunc;   tcpip_init_done_arg = arg; 如果 (sys_mbox_new(&tcpip_mbox,TCPIP_MBOX_SIZE) != ERR_OK) { LWIP_ASSERT("无法创建 tcpip_thread mbox", 0);   } #if LWIP_TCPIP_CORE_LOCKING 如果 (sys_mutex_new(&lock_tcpip_core) != ERR_OK) { LWIP_ASSERT("无法创建lock_tcpip_core", 0);   } #endif /* LWIP_TCPIP_CORE_LOCKING */   sys_thread_new(TCPIP_THREAD_NAME,tcpip_thread,NULL,TCPIP_THREAD_STACKSIZE,TCPIP_THREAD_PRIO); } 用户任务的优先级不应超过 tcpip_thread 的优先级 - 在 lwipopts.h 中,tcpip_thread的优先级 #定义 TCPIP_THREAD_PRIO 2 3. 使用顺序 API 如下图所示,客户端建立TCP连接的步骤如下: 使用netconn_new()函数创建连接; 使用netconn_connect()函数连接服务器的地址; 通过 netconn_recv() 和 netconn_write() 函数发送和接收数据。 通过 netconn_close() 函数关闭连接。 服务器端建立TCP连接的步骤如下: 使用netconn_new()函数创建TCP连接; 使用netconn_bind()函数将服务器绑定到一个地址; 使用netconn_listen()函数监听连接; 使用 netconn_accept() 函数接受连接。此调用通常会被阻塞,直到客户端连接到服务器。 通过netconn_write()和netconn_recv()发送和接收数据。 通过 netconn_close() 函数关闭连接。 中间件/lwip/contrib/appa/tcpecho/tcpecho.c 静态空隙 tcpecho_thread ( void *arg) {   struct netconn *conn, *newconn;   err_t err; LWIP_UNUSED_ARG(参数);    /* 创建一个新的连接标识符。*/  /* 将连接绑定到众所周知的端口号 7。*/ #if LWIP_IPV6 conn = netconn_new(NETCONN_TCP_IPV6); netconn_bind(conn,IP6_ADDR_ANY,7); #else /* LWIP_IPV6 */ conn = netconn_new ( NETCONN_TCP ); netconn_bind (conn,IP_ADDR_ANY,7); #endif /* LWIP_IPV6 */   LWIP_ERROR("tcpecho: invalid conn", (conn != NULL), return;);    /* 告诉连接进入监听模式。 */   netconn_listen(conn);    而(1){      /* 抓住新的连接。 */     err = netconn_accept(conn, &newconn);    /* printf ("接受新连接 %p\n", newconn );*/    /* 处理新的连接。 */     if (err == ERR_OK) {      结构netbuf *buf;       void *data;       u16_t len;            while ((err = netconn_recv (newconn, &buf)) == ERR_OK ) {        /* printf ("已收到\n");*/         do {              netbuf_data(buf, &data, &len); err = netconn_write (newconn、数据、长度、NETCONN_COPY); #if 0             if (err != ERR_OK) { printf( “ tcpecho :netconn_write:错误\”%s\”\n” ,lwip_strerr(err));             } #endif }当(netbuf_next(buf)> = 0)时; netbuf_delete(buf); }      /* printf ("获取 EOF,循环\n");*/      /* 关闭连接并丢弃连接标识符。*/ netconn_close (新连接); netconn_delete (newconn);     }   } } 从 tcpecho 线程中我们可以看到 首先,通过 API netconn_new 调用参数NETCONN_TCP建立一个新的 TCP 连接。 #定义netconn_new(t)netconn_new_with_proto_and_callback(t,0,NULL) 结构 netconn * netconn_new_with_proto_and_callback(枚举 netconn_type t,u8_t proto,netconn_callback 回调) { 结构 netconn *conn;   API_MSG_VAR_DECLARE(msg);   API_MSG_VAR_ALLOC_RETURN_NULL(msg);   conn = netconn_alloc(t,回调); 如果(conn!= NULL){     err_t err;       API_MSG_VAR_REF(msg).msg.n.proto = proto;     API_MSG_VAR_REF(msg).conn = conn;     err = netconn_apimsg(lwip_netconn_do_newconn, &API_MSG_VAR_REF(msg));     if (err != ERR_OK) { LWIP_ASSERT("释放 conn 而不释放 pcb", conn->pcb.tcp == NULL); LWIP_ASSERT("conn 没有 recvmbox", sys_mbox_valid(&conn->recvmbox)); #if LWIP_TCP LWIP_ASSERT("conn->acceptmbox不应该存在", !sys_mbox_valid(&conn->acceptmbox)); #endif /* LWIP_TCP */ #if !LWIP_NETCONN_SEM_PER_THREAD LWIP_ASSERT("conn 没有 op_completed", sys_sem_valid(&conn->op_completed)); sys_sem_free(&conn->op_completed); #endif /* !LWIP_NETCONN_SEM_PER_THREAD */ sys_mbox_free(&conn->recvmbox);       memp_free(MEMP_NETCONN, conn);       API_MSG_VAR_FREE(msg);       return NULL;     }   }   API_MSG_VAR_FREE(msg);   return conn; }   然后,通过调用API函数netconn_bind将新创建的连接绑定到端口7(echo协议)。   接下来,应用程序通过调用API函数netconn_listen来启动连接的监听过程。 在无限的 while(1) 循环中,应用程序通过调用 API 函数 netconn_accept 等待新的连接。当没有传入连接时,此 API 将阻止应用程序任务。 当有传入连接时,应用程序可以通过调用 API 函数 netconn_recv 开始接收数据。传入数据在 netbuf 中接收。       应用程序可以通过调用netbuf API函数netbuf_data来获取接收到的数据。 err_t netbuf_data(结构 netbuf *buf,void **dataptr,u16_t *len) { LWIP_ERROR("netbuf_data: 无效的 buf", (buf != NULL), 返回 ERR_ARG;);   LWIP_ERROR("netbuf_data: invalid dataptr", (dataptr != NULL), return ERR_ARG;);   LWIP_ERROR("netbuf_data: invalid len", (len != NULL), return ERR_ARG;);   如果 (buf->ptr == NULL) {     return ERR_BUF;   } *数据指针 = 缓冲区->ptr->有效载荷;   *len = buf->ptr->len;   return ERR_OK; }   通过调用 API 函数 netconn_write 将接收到的数据发送回(回显)到远程 TCP 客户端。 netconn_close和netconn_delete分别用于关闭和删除netconn连接     4.配置LwIP lwipopts.h是一个用户文件,您可以使用它来完全配置 lwIP 及其所有模块。您不需要定义 lwIP 提供的每个选项;如果您不定义选项,则将使用默认值。因此,你的 lwipopts.h提供了一种覆盖 lwIP 大部分行为的方法。 在多线程模式下,。我们需要将 NO_SYS #define 为 0。 请参考evkbimxrt1050_lwip_tcpecho_freertos\source\lwipopts.h … #if USE_RTOS   /** * SYS_LIGHTWEIGHT_PROT==1:如果您希望对某些任务进行任务间保护 * 缓冲区分配、释放和内存期间的关键区域 * 分配和释放。  */ #定义SYS_LIGHTWEIGHT_PROT 1   /** * NO_SYS==0: 使用 RTOS  */ #定义NO_SYS 0 /** * LWIP_NETCONN==1: 启用Netconn API (需要使用 api_lib.c)  */ #定义LWIP_NETCONN 1 /** * LWIP_SOCKET==1: 启用Socket API (需要使用sockets.c)  */ #定义LWIP_SOCKET 1   /** * LWIP_SO_RCVTIMEO==1: 启用套接字/网络连接的接收超时和 * SO_RCVTIMEO处理。  */ #定义LWIP_SO_RCVTIMEO 1 …   回复:使用顺序 API 开发 LwIP 应用程序 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Daniel, 在进行 netif API 调用之前我不需要建立活动的网络连接吗?如果我在调用 netif_dhcp_start() 时没有连接网线,但稍后我连接了它,我永远不会看到 dhcp 状态变量转到 DHCP_STATE_BOUND。因此,我认为会有一个回调或状态变量让我知道链接何时启动或关闭,但我似乎无法在 MCUXpresso SDK 或 LwIP 中找到它。如何检测和报告链接状态? 谢谢!
View full article
基于模型的 S32K144 电机控制设计方法 - 第一部分 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 简介 该应用程序基于 S32K144(gpio_s32k14_mbd_rtw)的基本 GPIO 示例。该应用程序经过扩展,可以满足运行无传感器 PMSM 磁场定向控制算法的电机控制应用的需求。因此,实现了某些模式(状态)和转换(事件)。 注意:有限状态机理论定义了状态和事件(转换)。以下设计使用的方法在某些时候似乎混合了状态和转换。有些状态仅运行一次,因此它们可能仅被视为转换。然而,该设计被视为一个示例,并且可以在对外部事件的额外检查方面进行扩展,从而使这些“一次性”状态成为实际状态。该设计因恩智浦汽车电机控制开发套件而广为人知,并得到了大多数客户的认可。因此,MATLAB Simulink 也提出了相同的概念。 有限状态机设计 应用程序结构应该引入一个系统工具来处理电机控制的所有任务以及发生故障时的硬件保护。因此,设计了一个有限状态机来使用 MATLAB Simulink Stateflow Chart(Stateflow 库/图表)来控制应用程序状态。 电机控制应用至少需要两种状态——“就绪”状态表示的“停止”和“运行”状态表示的“运行”。然而,需要实施一些额外的状态来覆盖例如上电情况,程序等待各种辅助系统(系统基础芯片、直流母线充满电、内存检查等)。此外,电机控制应用,特别是无传感器磁场定向控制需要额外的状态来校准传感器并启动具有已知位置的电机。因此,从 READY 状态到 RUN 状态的转换是通过 CALIB(传感器校准)和 ALIGN(初始转子位置对准或检测)状态的初始化序列完成的。要停止电机,应用程序通过 INIT(状态变量初始化)返回到 READY 状态。 INIT 状态旨在清除所有内部累加器和其他变量(但参数可以在运行时更改,并且不会重置为默认设置),而 RESET 状态则用于在使用 FreeMASTER 或其他用户界面更改电机控制参数的情况下启用上电或“默认配置”或“软复位”初始化。 所有状态都与状态机图表块中追踪的输出事件相链接。这些事件可用作调用处理程序(状态函数)的触发点。转换由状态机的输入值驱动,通过简单的比较将其视为事件(例如[u==e_start])。要改变状态,就应该改变事件/输入值。如果事件发生了变化,则状态机仅在存在与当前状态和事件相关联的现有动作的情况下才改变状态。 状态机设计用于应用程序中,使用事件输入(发出事件信号)、状态输出(指示当前状态)和事件触发器输出(调用状态函数/处理程序)。已构建以下应用程序来展示状态机使用的示例。 下表显示了状态和事件的命名: 状态 目的 Value 重置 开机/默认设置/软复位状态。可能包括一些硬件检查序列或故障检测。 1 Init 控制状态变量(积分器、斜坡、累加器、变量等)的初始化。可能包括故障检测 2 一切就绪 待机状态,准备开启。包括故障检测,例如直流母线过压或高温 3 CALIB 校准状态用于校准 ADC 通道(消除偏移)。包括故障检测 4 Align 对准状态,找到转子位置并准备启动。包括故障检测 5 运行 电机以开环或无传感器模式运行。包括故障检测 6 故障 故障状态关闭电源转换器和所有外围设备,进入安全状态。 7 输入事件是引发当前状态改变的触发器。 输入事件 目的 Value e_init_done 当 Init 状态成功完成任务时断言 1 e_start 当用户发送开启命令时断言 2 e_calib_done 当所有必需的 ADC 通道都校准后置位 3 e_align_done 当初始转子对准/位置检测完成时断言 4 紧急停止 当用户发送关闭命令时断言 5 e_fault 发生故障情况时断言 6 错误清除 当用户发送“清除故障”命令或情况允许时, 7 e_reset 当用户发送“重置”命令以使用默认设置重新开始时,断言 8 输出事件用于触发电机控制状态处理程序并与实际状态相对应。每次状态机调用都会触发这些事件。因此,状态机应该与控制算法保持一致。例如,它应放置在 ADC“转换完成”中断程序或 PWM 重新加载中断程序内。 有限状态机的使用 状态机应与控制算法很好地配合使用。控制电机的常用方法是将周期性中断与 ADC 转换完成或 PWM 重新加载事件(中断)联系起来。在收集所有外部信息(电压、电流、二进制输入等)之后,应在此事件处理程序中调用状态机,以让状态机决定下一步应调用哪个状态。 状态机内部的内部事件/状态处理由状态机块定义清楚地描述。输出事件触发器配置为向状态机提供清晰的基于功能的代码接口。这意味着,输出事件应连接到用于处理状态任务的函数。例如,在运行状态下,每次状态机调用都会触发 run() 输出事件,而在运行状态函数中则会调用整个电机控制算法。如果要通过输入信息来切换状态,则需要编写一个简单的条件来改变事件变量(定义为全局变量)。例如,如果用户发送“停止”命令,则事件设置为“e_stop”,状态机将切换到初始状态。 为了更复杂地触发输出功能,可以在状态机定义中编程额外的输出事件。 模板状态处理程序函数基于函数调用者块。一般来说,功能块可以与全局变量一起工作,因此不需要输入或输出。由于全局事件变量,事件驱动状态机可以对状态处理程序函数内部或状态机外部抛出的事件做出反应(例如基于其他异步中断)。下面显示了一个简单模板的示例。 在这个例子中,该函数代表重置状态,它应该在上电重置后运行,或者将所有变量设置为其默认设置。因此,第一部分专门介绍与硬件相关的设置,第二部分介绍与应用程序相关的设置。第三部分检查所有任务是否完成。如果是,则抛出 e_reset_done 事件(存储到 Event 变量中)。在这种情况下,ResetStatus 变量显然总是从零变为二,而不受其他影响。因此,最终条件可能会被删除(甚至通过编译期间的 MATLAB 优化过程)。如果存在外部条件,例如等待设置外部引脚,那么使用这样的“状态”变量作为完成状态任务的绿灯并抛出“完成”事件是有意义的。 嵌入式C代码实现 在默认设置中,MATLAB Embedded Coder 以 switch-case 结构的方式生成状态机代码。这对于进一步的代码调试或手动编辑可能不是很有用。因此,函数调用子系统块参数应按如下所示进行更改。函数打包选项设置为“不可重复使用函数”,其他设置可以保留默认值。这将使状态机代码结构保持在 switch-case 中,但是状态处理程序函数调用将生成为静态函数(而不是将代码放在 switch-case 中)。 以下代码示例是 stateMachineTest.c 中生成的状态机代码的一部分示例代码。状态机根据 State 变量进行决策,该变量内部存储在 stateMachineTest_DW.is_c1_stateMachineTest 中。根据 stateMachineTest_DW.Event,启动转换。最后,调用状态处理函数,在本例中为 stateMachineTest_Resetstate()。 void stateMachineTest_step(void) { /* ...  */       switch (stateMachineTest_DW.is_c1_stateMachineTest) { /* ... */       case stateMachineTest_IN_Reset:             rtb_y = 1U;             /* During 'Reset': ' :35' */             if (stateMachineTest_DW.Event == stateMachineTest_e_reset_done) {               /* Transition: ' :37' */               stateMachineTest_DW.is_c1_stateMachineTest = stateMachineTest_IN_Init;               /* Entry 'Init': ' :1' */               rtb_y = 2U;             } else if (stateMachineTest_DW.Event == stateMachineTest_e_fault) {               /* Transition: ' :46' */               stateMachineTest_DW.is_c1_stateMachineTest = stateMachineTest_IN_Fault;               /* Entry 'Fault': ' :18' */               rtb_y = 7U;             } else {               /* Outputs for Function Call SubSystem: ' /Reset state' */               /* Event: ' :49' */               stateMachineTest_Resetstate();               /* End of Outputs for SubSystem: ' /Reset state' */             }             break; /* ... */       }‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ /* ... */ }‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 重置状态函数是根据 Simulink 模型中每个块中设置的优先级进行编译的。如果没有设置优先级,则默认优先级基于将它们添加到模型的顺序。因此,按照逻辑顺序的要求验证并最终改变优先级非常重要。此设置可以在块属性中更改,如下所示。模型更新(Ctrl+D)后,优先级设置显示为每个块右上角的数字。 状态机测试应用程序 测试应用程序旨在测试状态机的所有功能,针对 S32K144EVB。为了指示活动状态,RGB LED 二极管与闪烁频率结合使用。板载按钮 SW2 和 SW3 用于控制应用程序。该应用程序在 10 毫秒中断例程中运行(由采样时间给出)。有一个独立的 LPIT 中断控制 LED 闪烁。 上电复位后,设备被配置并进入复位状态,在此执行额外的硬件和应用程序设置。然后,应用程序进入 INIT 状态,模拟延迟约 2 秒,由蓝色 LED 二极管快速闪烁表示。延迟后,自动进入READY状态。 两个按钮均由另一个状态机处理,该状态机可检测短按和长按按钮。虽然短按没有直接指示,但长按由打开的红色 LED 二极管指示。 短按SW2,应用程序启动,首先进入CALIB状态,然后进入ALIGN状态,最后进入RUN状态。CALIB 和 ALIGN 状态由蓝色 LED 的较高频率闪烁指示,而 RUN 状态由绿色 LED 亮起指示。 该应用程序引入了速度命令的模拟,可以通过长按 SW2(向上)或 SW3(向下)在 0 到 10,000 的范围内进行更改。此外,为了模拟故障情况,一旦速度命令达到 5,000 的值,就会抛出 e_fault 事件。进入故障状态,红色 LED 闪烁表示进入故障状态。要清除故障,应同时按下 SW2 和 SW3。进入 INIT 状态,蓝色 LED 二极管快速闪烁表示进入 INIT 状态。 下表显示了功能和 LED 指示。 按钮 Press lenght 功能 SW2 短按 启动应用程序 SW2 long press 增加速度命令(红色LED二极管亮起指示) SW3 短按 停止应用程序 SW3 long press 降低速度命令(红色LED二极管亮起指示) SW2 + SW3 短按 清除故障 状态 LED 闪烁 重置 - Init 蓝色 第 50 期 一切就绪 蓝色 第 500 期 CALIB 蓝色 第250期 Align 蓝色 周期 100 运行 绿色 始终开启 故障 红 周期 100 any 红 当检测到长按 SW2 或 SW3 时始终亮起 运行示例 该示例可以与 S32K14x、v3.0.0 的基于模型的设计工具箱一起构建和运行。此版本是使用 MATLAB R2017a 创建的。在运行此示例之前,请遵循 NXP 社区页面上的说明和课程。建议使用未连接扩展板的 S32K144EVB,但此示例不使用任何硬件接口,但以下情况除外(请参阅 S32K144EVB 文档): S32K144引脚 S32K144EVB连接器 用法 PTD15 J2.2 GPIO 输出/强度:高/红色 LED PTD0 J2.6 GPIO 输出/强度:高/蓝色 LED PTD16 J2.4 GPIO 输出/强度:高/绿色 LED PTC12 J2.10 GPIO 输入/按钮 SW2 PTC13 J2.12 GPIO 输入/按钮 SW3 PTC6 J4.4 UART1/RxD/FreeMASTER PTC7 J4.2 UART1/TxD/FreeMASTER 该应用程序还可与 FreeMASTER 应用程序配合使用。用户可以连接到目标并观看或控制应用程序。FreeMASTER 项目也已附加,但是,在构建和运行应用程序后,需要在 FreeMASTER 项目设置中更新 ELF 文件位置。 示例模型
View full article
加速度计:FXLN83XX 分线板 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> FXLN83XX 是一款 3 轴、低功耗、低重力加速度计,配有 CMOS 信号调节和控制 ASIC,采用小型 3 x 3 x 1 毫米 QFN 封装。X、Y 和 Z 轴的模拟输出在内部补偿零重力偏移和灵敏度,然后缓冲到输出垫。无论 VDD 电源电压如何,输出均具有固定的 0 g 偏移 0.75 V。可以使用外部电容器独立设置每个轴的输出信号的带宽。主机可以将 FXLN83XXQ 置于低电流关断模式以节省电量。 以下是从 OSH park 下载的 FXLN83XX 分线板的渲染图: 该板的布局设计: 在附件部分,您可以找到原理图源文件 (SCH)、原理图 PDF 文件、布局源文件 (BRD)、Gerber 文件 (GTL、GBL、GTS、GBS、GTO、GBO、GKO、XLN) 和 BOM 文件。    如果您对其他传感器的更多类似分线板的设计感兴趣,请前往Freescale 传感器分线板设计 - 主页Freescale 传感器分线板设计 - 主页 加速度传感器
View full article
eIQ Neutron NPUラボガイド 本ラボガイドでは、量子化済みTensorFlow Liteモデルを取得し、そのモデルをeIQ ToolkitにあるNeutron Conversio Toolを使用して変換し、MCX NデバイスにあるeIQ Neutron NPU で実行するための手順をステップバイステップで説明します。 「eIQ Neutron NPU for MCUs Lab Guide - Part 1 - Mobilenet 」ドキュメントは、eIQ Toolkit GUIメソッドを使用してモデルを変換し、その変換済みモデルをeIQ MCUXpresso SDKのサンプルへインポートすることを中心に据えたものです。まず本ラボを通っておくことが推奨されます。MCUXpresso SDKをMCUXpresso SDK Builderウェブサイトからzipファイルでダウンロードする場合とNXP Githubリポジトリからダウンロードする場合との2バージョンがあります。 「eIQ Neutron NPU for MCUs Lab Guide - Part 2 - Face Detect.pdf」ドキュメントは、eIQ Toolkitコマンドラインユーティリティを使用して eIQ Neutron NPUのモデルを変換し、その新規に変換したモデルをアプリケーションコードハブにある Face Detectデモに統合することを中心に据えたものです。 いずれのラボもFRDM-MCXN947で実行するよう設計されていますが、同じ概念は他のMCX Nボードだけでなく、他のデバイスでieIQ Neutron NPUを搭載したもの(.MX RT700など)にも適用できます。 eIQ Neutron NPUの詳細については、「Getting Started」コミュニティ投稿もチェックしておいてください。 ---2025年4月更新eIQ Toolkit 1.15 MCXN NPU|ML
View full article
MC33774の突然の停電 こんにちは、コミュニティの皆様 MC33774 の電源が突然失われた場合、どのレジスタが停電前の情報を保持しますか?データシートに関連するコンテンツが見つかりませんでした。助けていただけますか?ありがとう。 幸運をお祈りしています。 Re: Sudden power outage of MC33774 助けてくれてありがとう! Re: Sudden power outage of MC33774 こんにちはヤンさん VBATUV が検出されると、POR が生成され、MC33774A はディープ スリープ モードに入ります。 BR、トーマス
View full article
发送时 CAN 忙 嗨,恩智浦社区、 我重定向了 CanIf_RxIndication 函数。当将 CAN 模块设置为环回模式时,测试成功,发送和接收的数据一致。 然而,当我退出环回模式时,却无法发送报文,Can_43_FLEXCAN_Write 函数返回 0x02(忙)。 MCU 的 tx 引脚与 rx 引脚数据同步,而不是预期发送的数据。Rx 数据比 tx 数据慢约 130ns,而且是连续发生的(大约每秒发送一帧)。 收发器是 TJA1043。我已将 STB 和 EN 引脚设置为高电平。CANH 和 CANL 保持不变。 下面是 ESR 寄存器的信息。请帮助排除可能的原因。 非常感谢! Re: CAN is busy when transmit Hi@Johnson97 在你提供的项目中,你的时钟配置完全错误。 您的 FXOSC 时钟为 20MHz 您设置的 MFI 为 120,ODIV2 为 4,超出了 PLL VCO 输出频率(240)的范围。 您必须遵循参考手册中的要求: 供你参考: 最后,不要忘记重新配置 FlexCan 的波特率设置。 Re: CAN is busy when transmit 抱歉,为该项目购买的 Autosar 软件包已指定使用此版本的 RTD。 因此,我需要根据该版本配置 mcal,并验证其是否无误。 您能安装这个版本并帮我排除故障吗? Re: CAN is busy when transmit Hi@Johnson97 您能否将 RTD 更新到新版本,或者修改 S32 DS 上的测试例程,以便我为您进行检查?(我还没有安装 RTD 版本)。 Re: CAN is busy when transmit 请查看随附的文件。RTD 软件包的版本是 sw32k3_s32m27x_rtd_rtd_r21-11_4.0.0_p19_d2403 Re: CAN is busy when transmit Hi@Johnson97 请分享您的项目,我将花一些时间为您进行审查。 Re: CAN is busy when transmit 非常感谢。问题已经解决。 除上述问题外,CAN 波特率相关寄存器的配置也与手册中规定的有效值不符。 微控制器 tx 引脚的波形符合预期。随后的问题应与收发器有关。 再次感谢您!
View full article
FTM Timer Confusion So, I am trying to start the timer FTM0/FTM1 it, upon running of the timer code it stucks at the HardFault why but the same code with FTM2 works perfectly fine why??  the not working code #include "MKE02Z4.h" /* ================= GLOBALS ================= */ volatile uint8_t uartFlag = 0; /* ================= PROTOTYPES ================= */ void init_clock(void); void init_uart0(void); void init_FTM1(void); void UART_Send(const char *s); /* ================= FTM1 ISR ================= */ void FTM1_IRQHandler(void) { /* Clear overflow flag (write 0 while set) */ FTM1->SC &= ~FTM_SC_TOF_MASK; uartFlag = 1; } /* ================= MAIN ================= */ int main(void) { init_clock(); init_uart0(); init_FTM1(); UART_Send("FTM1 Initialized\r\n"); while (1) { if (uartFlag) { uartFlag = 0; UART_Send("A\r\n"); } __WFI(); /* wait for interrupt */ } } /* ================= CLOCK INIT ================= */ void init_clock(void) { /* * Assume internal clock already configured by SDK startup * Bus clock = 32 MHz */ SIM->BUSDIV = 0x01; /* divide by 1 */ } /* ================= UART0 INIT ================= */ void init_uart0(void) { /* Enable UART0 clock */ SIM->SCGC |= SIM_SCGC_UART0_MASK; /* UART0 pin select (TX/RX) */ SIM->PINSEL |= SIM_PINSEL_UART0PS_MASK; /* Disable TX inversion (important!) */ SIM->SOPT &= ~SIM_SOPT_TXDME_MASK; /* * 9600 baud @ 32 MHz * SBR = 32e6 / (16 * 9600) ≈ 208 */ UART0->BDH = 0x00; UART0->BDL = 53; UART0->C1 = 0x00; UART0->C2 = UART_C2_TE_MASK | UART_C2_RE_MASK; } /* ================= FTM1 INIT ================= */ void init_FTM1(void) { /* Enable FTM1 clock */ SIM->SCGC |= SIM_SCGC_FTM1_MASK; __DSB(); /* ---- VERY IMPORTANT ORDER (KE02 SAFE) ---- */ /* Stop counter completely */ FTM1->SC = 0; /* Disable write protection (WRITE ONCE) */ FTM1->MODE = FTM_MODE_WPDIS_MASK; /* Reset counter */ FTM1->CNTIN = 0; FTM1->CNT = 0; /* * 32 MHz / 128 = 250 kHz * 250000 ticks = 1 second */ FTM1->MOD = 249999; /* Enable overflow interrupt, prescaler = 128 */ FTM1->SC = FTM_SC_PS(7) | FTM_SC_TOIE_MASK; /* Enable NVIC */ NVIC_EnableIRQ(FTM1_IRQn); /* START TIMER (LAST STEP ONLY) */ FTM1->SC |= FTM_SC_CLKS(1); } /* ================= UART SEND ================= */ void UART_Send(const char *s) { while (*s) { while (!(UART0->S1 & UART_S1_TDRE_MASK)); UART0->D = *s++; } }  the working code #include "MKE02Z4.h" /* ================= GLOBALS ================= */ volatile uint8_t uartFlag = 0; /* ================= PROTOTYPES ================= */ void init_clock(void); void init_uart0(void); void init_FTM2(void); void UART_Send(const char *s); /* ================= FTM2 ISR ================= */ void FTM2_IRQHandler(void) { /* Clear overflow flag (write 0 while set) */ FTM2->SC &= ~FTM_SC_TOF_MASK; uartFlag = 1; } /* ================= MAIN ================= */ int main(void) { init_clock(); init_uart0(); init_FTM2(); UART_Send("FTM2 Initialized\r\n"); while (1) { if (uartFlag) { uartFlag = 0; UART_Send("A\r\n"); } __WFI(); /* wait for interrupt */ } } /* ================= CLOCK INIT ================= */ void init_clock(void) { /* * Assume internal clock already configured by SDK startup * Bus clock = 32 MHz */ SIM->BUSDIV = 0x01; /* divide by 1 */ } /* ================= UART0 INIT ================= */ void init_uart0(void) { /* Enable UART0 clock */ SIM->SCGC |= SIM_SCGC_UART0_MASK; /* UART0 pin select (TX/RX) */ SIM->PINSEL |= SIM_PINSEL_UART0PS_MASK; /* Disable TX inversion (important!) */ SIM->SOPT &= ~SIM_SOPT_TXDME_MASK; /* * 9600 baud @ 32 MHz * SBR = 32e6 / (16 * 9600) ≈ 208 */ UART0->BDH = 0x00; UART0->BDL = 53; UART0->C1 = 0x00; UART0->C2 = UART_C2_TE_MASK | UART_C2_RE_MASK; } /* ================= FTM2 INIT ================= */ void init_FTM2(void) { /* Enable FTM2 clock */ SIM->SCGC |= SIM_SCGC_FTM2_MASK; __DSB(); /* ---- VERY IMPORTANT ORDER (KE02 SAFE) ---- */ /* Stop counter completely */ FTM2->SC = 0; /* Disable write protection (WRITE ONCE) */ FTM2->MODE = FTM_MODE_WPDIS_MASK; /* Reset counter */ FTM2->CNTIN = 0; FTM2->CNT = 0; /* * 32 MHz / 128 = 250 kHz * 250000 ticks = 1 second */ FTM2->MOD = 249999; /* Enable overflow interrupt, prescaler = 128 */ FTM2->SC = FTM_SC_PS(7) | FTM_SC_TOIE_MASK; /* Enable NVIC */ NVIC_EnableIRQ(FTM2_IRQn); /* START TIMER (LAST STEP ONLY) */ FTM2->SC |= FTM_SC_CLKS(1); } /* ================= UART SEND ================= */ void UART_Send(const char *s) { while (*s) { while (!(UART0->S1 & UART_S1_TDRE_MASK)); UART0->D = *s++; } }   Re: FTM Timer Confusion Hi @Jana_muralidharan  Please debug to check whether the FTM1 clock is enabled and verify if the counter register is functioning properly.   BR Alice  Re: FTM Timer Confusion I actually found the error It is that I used registers that are specific to only FTM2, So, after removing the unwanted registers it worked perfectly fine. And I found out that HardFault Error will only occur when, We use register which are not there in the first place. Hey and thanks for your attention to this query thanks.....
View full article
MIMXRT1176 CM4 独立组网 (SA) 闪存/调试问题 — PC 寄存器写入失败 (E22) 您好,恩智浦团队 我正在使用 MCUXpresso IDE 处理 i MX RT 1176,并试图自行闪存和调试 CM4 应用程序。 CM4 项目版本成功,但在闪存或调试上市期间,该过程在下载阶段失败,调试器报告它无法写入程序计数器寄存器并返回 E22 故障 错误发生在应用程序开始执行之前 我只有在尝试直接 刷新或调试 CM4 内核时才能重现这个问题。CM7 应用程序闪烁并在同一板上正常运行 根据我的理解,在 CM4 版本之前,CM4 内核依赖于 CM7 进行闪存初始化和系统设置 我想问一下,在 RT1176 上尝试在独立组网 (SA) 模式下刷新或调试 CM4 内核时是否会出现这种行为 我还想确认在此设备上加载和调试 CM4 应用程序的推荐工作流程 最后,我想知道 E22 的故障是否表明 CM7 尚未发布或启动 CM4 内核 如果恩智浦团队能提供任何指导,我们将不胜感激 感谢您的时间和支持 评估板 Re: MIMXRT1176 CM4 standalone flash/debug issue – PC register write failure (E22) 你好@meetbhatt2113、 感谢您对 NXP MIMXRT 系列的关注! 对于 CM4 应用程序,必须将其链接为从 RAM 而不是闪存运行。 您可以使用 SDK 中提供的多核示例作为参考,其中 CM7 充当主内核。 如果您需要开发和调试 CM4 应用程序,请遵循 CM7 准备和用上市 CM4 应用程序的多核示例方法。此外,这个 AN 是一个很好的参考:https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13264.pdf 致以最诚挚的问候, Gavin
View full article
S32K148 SPI クロックエラー 現在、SPI を使用してデータを送信しているときに、電源投入後の最初の SPI 送信が異常であることがわかりました。アイドル時に SPI_CLK をハイレベルに設定し、対応するポートをデフォルトのハイ出力レベルに設定しました。初期化プロセス中に、PORT_INIT が完了すると、CLK ピンはハイレベルになります。ただし、SPI の初期化が完了すると、CLK ピンはローに引き下げられます。最初の通信が到着するまで、CLK ピンは再び上昇しません。しかし、このCASEでは、私の最初のコミュニケーションは間違った形式になります。 さらに、PCBA にハードウェア プルアップがなく、ソフトウェア PORT 構成にもプルアップがない場合、CLK ピンが出力として設定され、出力がハイ レベルであっても、実際のハイ レベルを出力できません (現在、この問題を一時的に回避するためにソフトウェア プルアップを設定しています)。これをどう解決できるだろうか? 私が使用しているMCUはFS32K148です。MCAL バージョンを図に示します。本当に助かりました!!
View full article
S32K358 多核调试器 我 按照文件 S32K32X_Multicore_Project_Quick_Start_Guide.pdf 中的说明 删除了 路径 C:\NXP\S32DS.3.6.0\eclipse\plugins\com.pemicro.debug.gdbjtag.pne_5.9.2.202409131555\supportFiles_ARM\NXP\S32K3xx 中的 s32K358.mac 文件 ,但 core2 仍然无法调试。能否请您帮助排除故障并找出问题所在? 回复: S32K358 multicore Debug 您能帮我调试一下项目吗? 回复: S32K358 multicore Debug 已经解决了,是启动文件错了
View full article
ADC DMA 示例不起作用 您好, 我正在使用 MBDT v1.5 在 S32K3X8EVB-Q289 上开发一个项目 我正在尝试使用 DMA 实现 ADC,经过一番努力后,我在网上找到了这张票: https://community.nxp.com/t5/Model-Based-Design-Toolbox-MBDT/DMA-enabling-in-MBDT/m-p/1819674 在此基础上,我尝试执行@Irina_Costachescu给出的所有指示。 当我尝试版本时出现问题... matlab 给我这个错误: 我不知道如何解决这个问题......谁能告诉我如何解决这个问题,或者我是否遗漏了什么? 谢谢! 西蒙 Re: ADC DMA Example doesn't work 你好,@simon98、 最新的恩智浦 S32K3 基于模型的设计工具箱 1.8.0 版 包含一个使用 ADC 和 DMA 的更新模型示例:adc文件夹中的s32k344_pwm_adc_dma_s32ct 。 您可以将此模型用作应用程序的参考。 希望这能帮到您, 德拉古 Re: ADC DMA Example doesn't work 我从提供的示例中导入了配置,但还是遇到了这个问题: https://community.nxp.com/t5/Model-Based-Design-Toolbox-MBDT/ADC-DMA-Example-doesn-t-work-with-my-S32CT-Configuration/m-p/2124851#M10317 Re: ADC DMA Example doesn't work 嗨,@dragostoma、 我现在才能测试 MBDT 1.8 版本中带有 DMA 的 ADC 示例。 起初,我遇到了同样的问题:回调已执行,但在 FreeMASTER 中却看不到变量ADC_POT0的值在更新(与 1.6 版中的情况相同)。 经过多次尝试,我试着添加了以下 MCL 块,以检查 DMA 是否真正正常工作: 为了进一步调查,我用S32DS 3.6 打开了该项目。在调试时,我可以看到ADC_POT0根据电位器的位置发生变化,即使 Simulink 中的 MCL 块被注释掉也是如此。但是,在 FreeMASTER 中,ADC_POT0不会更新。 因此,我想知道造成这种行为的原因是什么,以及是否有可能以某种方式修复 FreeMASTER 的行为。 附件中是我用于这些测试的项目。 我期待您的反馈。 谢谢, Simon
View full article
有关TJA1145T/FD休眠唤醒问题 1.使用S32K通过SPI配置好normal模式,收发器正常工作 2.检测到KL15电下电,把1145配置为sleep模式,由于不想使用CAN 唤醒方式,所以使能的是WAKE引脚上升沿唤醒,但是WAKE引脚上升沿唤醒WAKE引脚接的是下拉,这期间BAT引脚一直供电 3.成功进入sleep模式后,s32k芯片下电,kl15上电后,s32k正常工作,执行1145配置函数,配置为normal模式,但是发现收发器不能正常工作 只有当bat引脚下电重新上电后,再通过S32K配置才能正常 这个是1145芯片的特性,还是哪里配置的不正确,是否需要WAKE引脚跟随KL15一起上电唤醒,或者BAT引脚跟随KL15状态 Re: 有关TJA1145T/FD休眠唤醒问题 您好, 要在不循环 BAT 的情况下恢复: 启动 VIO 和 VCC。 读取主状态(检查 FSMS)。如果已设置,请重新配置唤醒和部分联网。 清除事件标志(0x61-0x64)。 设置 MC=111(正常),并通过 CMC=01 或 10 启用 CAN。 在启动 CAN 之前,确保 TXD 为高电平,并确认 CTS=1。 如果使用 WAKE,则必须看到有效边沿(例如遵循 KL15)。BAT 应保持永久连接。 BRs, Tomas
View full article
S32K344 アドバンスライフサイクル こんにちは、NXPチーム: HSE をインストールし、ADKP をプログラムしましたが、HSE_AdvanceLifecycle を呼び出すと、HSE_SRV_RSP_NOT_ALLOWED が返されます。 hse_firmware_version は 2.55.0 です S32DSプロジェクトはS32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0\...\S32K344_Basic_SecureBootです 何が問題なのかお聞きしてもよろしいでしょうか Re: S32K344 AdvanceLifecycle こんにちは、xionggangさん S32K344_CQC_DEMOプロジェクトをテストしてください。 C:\NXP\S32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0\S32K3_HSE_DemoExamples\デバイス構成\ S32K344_CQC_DEMO このプロジェクトは、ライフサイクルを進める方法を示します。S32K344_CQC_DEMO/Readme.md の指示に従ってください。マクロ*** LC_ADVANCE ***を1に設定する必要があります ちなみに、 SBAF (S32K344 SBAF 0.15.0 RTM リリース) をこのバージョンの HSE FW と互換性があるように更新するには、 S32K344_SBAF_UPDATEプロジェクトを使用してください。 C:\NXP\S32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0\S32K3_HSE_DemoExamples\デバイス構成\ S32K344_SBAF_UPDATE よろしくお願いします、 ロビン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。 --------------------------------------------------------------------------------- Re: S32K344 AdvanceLifecycle クリスマス休暇期間中は、サポートの応答時間は通常より長くなる場合がありますのでご了承ください。場合によっては、ご要望への対応が新年以降になることもあります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 Re: S32K344 AdvanceLifecycle ありがとう。メリークリスマス
View full article
NFC 天线设计(材料) 国家: 德国德国 说明你好,恩智浦、 我叫马库斯-施耐德。 鉴于你在NFC控制器方面的专业知识,我对NFC天线的设计,特别是这些天线中使用的材料有疑问。 你推荐由 ITO 层制成的 NFC 天线,还是这不是最好的解决方案? 控制器可能使用 PN5180。
View full article
RFID 検出エラーについて。 サポートチーム様。 RFID Discover 5.7.0.0をインストールしました。 RFID Discover をインストールして起動した後、添付画像に示すエラーが発生し、ソフトウェアを閉じるしかありませんでした。 これを解決する方法をご存知ですか? 環境: - Windows 11 ホーム(日本語) - Microsoft .NET Framework 4.0がインストールされている - NxpRdLib.dll は、次のフォルダにあります: Program Files(x86)/NXP Semiconductors/RFIDDiscover/V5.7.0.0/Bin - NxpRdLib.dll のバージョンは 17.0.0.2518 です Re: about RFID Discover error. バージョン 5.8 RFID Discover が利用可能です。 新しいバージョン 5.8 をインストールしてもう一度お試しください。 Re: about RFID Discover error. RFID Discover をバージョン 5.8 にアップデートした後でも、添付画像のようにエラーが表示されます。 他に提供すべき情報はありますか?
View full article
为 S32G3 启用多 A53 内核 您好, 目前,我正在使用 S32DS 创建一个 C 语言项目,以启用多个 A53 内核。启动过程完成后,我的活跃核心将是 M7_0(不是 HSE 内核)从这里开始我想启用 A53 内核。由于 S32G3 有 8 个 A53 内核,我想启用所有内核。这是否可以纯粹用 C 语言(而不是 linux)完成? 谢谢。
View full article
i.mx8mm QSPI 启动和分区 您好, 我们有基于 imx8mm-EVK 的自定义板, 我们更换了 Qspi 内存芯片 mt25qu02g。在 u-boot 和 linux 中进行检测时没有问题。 我们正在尝试移植镜像并从 QSPI 启动,请参考下面的图片。 Re: i.MX8MM QSPI booting and partition 你好@Dhruvit、 我们使用的是 i.MX8M Plus EVK,它有 32 MB QSPI 闪存。 我们的目标是完全从 QSPI 闪存启动 U-Boot、Linux 内核、设备树和 initramfs (rootfs.img)。 我们能够成功启动: U-Boot(来自 flash.bin) Linux 内核(Image.gz) 设备树 (imx8mp-evk.dtb) 但是,我们在从 QSPI 闪存加载和使用 initramfs/rootfs 映像时遇到了问题。内核启动成功,但内核在 Waiting for removable media(等待可移动媒体)处挂起....,请参阅下面附带的日志。 -----Flash 布局和图像大小---------------- QSPI 闪存大小:32 MB flash.bin (U-Boot + SPL) ~2.3 MB Image.gz (内核) ~13.5 MB imx8mp-evk.dtb ~86 KB rootfs.img ~12.6 MB ----QSPI 偏移布局---------- flash.bin @ 0x00000000 Image.gz @ 0x00240000 imx8mp-evk.dtb @ 0x01000000 rootfs.img @ 0x01080000 ------ 将文件编入 QSPI(来自 SD 卡)--------- sf probe 0 sf erase 0x0 0x2000000 fatload mmc 1${loadaddr} flash.bin sf 写${loadaddr} 0x0${filesize} fatload mmc 1${loadaddr} Image.gz sf 写${loadaddr} 0x240000${filesize} fatload mmc 1${loadaddr} imx8mp-evk.dtb sf 写${loadaddr} 0x1000000${filesize} fatload mmc 1${loadaddr} rootfs.img # initramfs (cpio.gz) sf 写${loadaddr} 0x1080000${filesize} ------闪烁后,重启板------------------ 从 u-boot 启动后,为 Linux 内核 (Image.gz)、设备设置环境变量树 (imx8mp-evk.dtb),rootfs.img。 sf probe 0 setenv loadaddr 0x40480000 // 核心 setenv fdt_addr 0x43000000 //dtb setenv initrd_addr 0x43800000 //rootfs setenvkernel_comp_addr_r 0x50000000 setenv kernel_comp_size 0x04000000 sf read${loadaddr} 0x240000 0xCD3CE2 sf read${fdt_addr} 0x1000000 0x14360 sf read${initrd_addr} 0x1080000 0xC04DB0 setenv bootargs"console=ttymxc1,115200 root=/dev/ram0 rw" setenv bootcmd 'sf probe 0; sf read${loadaddr} 0x240000 0xCD3CE2; sf read${fdt_addr} 0x1000000 0x14360; sf read${initrd_addr} 0x1080000 0xC04DB0; booti${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr} ' saveenv ----------------------------------------------------------------------- 1. 使用 SD 卡 Wic 文件在分区(启动/根目录)上运行良好。 2.We genarated Two yocto images ==> 1.bitbake core-image-minimal-initramfs (generated initramfs.cpio.gz)这个 cpio.gx 使用这个 cmd mkimage-A arm-O linux-T ramdisk-d (来自 linux 用户指南)== > 2. 还从 yocto 中生成了使用 bitbake core-image-tiny 生成的微小 rootfs。 core-image-tiny-imx8mp-evk.tar.zst,该 tar 已解压缩到 SD 卡中的 EXT4 分区,并成功加载了微小的 rootfs。 3.但正如第二点所说,rootfs.img 也被放入了 SD 卡的 EXT4 根分区,但却无法加载 rootfs。 ------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 这是启动 initramfs (rootfs.img) 的正确方法吗从 QSPI 直接连接 i.MX8M Plus EVK? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3. 有没有推荐的恩智浦参考镜像用于在 i.MX8MP(Linux 内核 (Image.gz)、设备上完全从 QSPI 启动内核和 initramfs树 (imx8mp-evk.dtb),rootfs.img)? 谢谢! Re: i.MX8MM QSPI booting and partition 你好@德鲁维特 感谢您的支持。 Re: i.MX8MM QSPI booting and partition 嗨,@vignesh-baskaran、 希望你一切都好。 很高兴知道这个问题已经解决了。 我可以将此案标记为 "接近 "吗? 感谢& , Dhruvit Vasavada。 Re: i.MX8MM QSPI booting and partition 你好@Dhruvit、 谢谢您的建议。它对我们有用。 如果有人面临同样的问题。这是因为在 Sf 探测期间选择了 SPI 模式。 谢谢。 Re: i.MX8MM QSPI booting and partition 嗨,@Dhruvit、 我们认为 sf 读取和 sf 写入没有按照我们的预期运行。 我们将图像从 SD 加载到 RAM,然后检查 => fdt addr${fdt_addr} => fdt print${fdt_addr}. 它工作得非常好。 但当我们尝试从 QSPI 加载到 RAM 时 我们收到错误信息 libfdt fdt_check_header(): FDT_ERR_BADMAGIC 我们认为这可能是装载尺寸的问题。我们进行了交叉验证,这不是问题所在。 注:我们在写入 sf 之前尝试了擦除操作。 你能与我们联系这个问题吗? Re: i.MX8MM QSPI booting and partition 嗨,@vignesh-baskaran、 希望你一切都好。 可以按照以下步骤在 u-boot 中将图像加载到 QSPI 闪存中。 1.使用 fatload 命令将 Image 和 dtb 载入 RAM。 #fatload mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${loadaddr} ${image} #fatload mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${fdt_addr_r} ${fdtfile} 2.使用 sf write 在闪存中闪存映像和 dtb。 #sf write ${loadaddr} # sf write ${fdt_addr_r} - 在将 Image 和 dtb 写入闪存& 时,请确保使用正确的偏移量和长度,确保它们不会互相覆盖。 使用以下命令可以找到正确的长度(尺寸 # fatls mmc ${mmcdev}:${mmcpart} 请分享上述命令的输出结果。 请擦除闪存后再试。 感谢& , Dhruvit Vasavada。 Re: i.MX8MM QSPI booting and partition 嗨,@Dhruvit、 1) 请参考附件中的printenv . 2) u-boot=> fdt addr ${fdt_addr_r} libfdt fdt_check_header(): FDT_ERR_BADMAGIC u-boot=> fdt print No FDT memory address configured. Please configure the FDT address via "fdt addr " command. Aborting! 3) 可以在 u-boot 中使用写入命令刷新 Image 和 fdt,而不是使用 dd。 你建议用 Sf write 写入 qspi、 假设我有 SD 卡中的图像,并想复制到 QSPi,我该如何操作? 请与我们联系,告诉我们该怎么做。会有帮助的。 谢谢! Re: i.MX8MM QSPI booting and partition 嗨,@vignesh-baskaran、 希望你一切都好。 所附图像中的错误表明设备树未正确加载。请确保您使用了正确的偏移量和尺寸。 可以在 u-boot 中使用写入命令刷新 Image 和 fdt,而不是使用 dd。 请提供printenv命令的输出结果。 加载设备树后,请共享以下命令的输出(使用 sf read) => FDT Addr${fdt_addr_r} => fdt 打印 感谢& , Dhruvit Vasavada。 Re: i.MX8MM QSPI booting and partition 您好, 谁能调查一下这个问题?
View full article
i.MXRT1021 ハブ 私は HAB を追加する作業を行っており、evk ボードと例 (blinky、uart、bee) を使用して開始しています。BEE の変更を伴ってイメージをビルドし、最後に BEE を無効にする行を削除しました。Blinky + UART の組み合わせの別の画像がありますが、添付しませんでした。 MCUXpressoセキュアプロビジョニングツールバージョン25.09を使用して、XIP BEE ユーザー キー用に生成されたランダム キーと一致するように、1 つの EVK のヒューズを飛ばしました。このプロセスでも、キー サイズとして 2048 を使用して認証キーを生成しました。 イメージをロードし、希望の設定に合わせてヒューズを飛ばしても、LED は点滅せず、BEE_Init で停止したように見えます。どの手順を見逃したのでしょうか?シリアル ブート ローダーと内部ブート モードを選択してコードを実行しようとしましたが、どちらも動作しませんでした。 基本設定の写真を添付しました。デバッグに役立つ場合は、生成および使用されたキーと認証キーを送信できます。同じフォーラム投稿にキーを添付してイメージを構築する必要があるかどうかはわかりませんが、明らかにターゲットデバイスのプロセスを取得するために使用されているだけなので、使用したキーのCANを提供することはできます。 また、最終的なイメージには必要な dcd 設定が含まれますが、キー、認証キー、およびセキュリティ設定が正しい限り、ツールによって作成されたイメージに dcd データを追加しても実際の効果はないというのが私の推測です。 i.MXRT 102x Re: i.MXRT1021 HAB こんにちは、 @joshgentrycargt 、 XIP暗号化モードを有効にすると、ROMはBEEが初期化された状態で起動しますが、なぜアプリケーションコードでBEE_Initを再度呼び出す必要があるのでしょうか? これを行う場合は、最初にBEE_Deinit()を呼び出してください。 すてきな一日を、 カン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。 --------------------------------------------------------------------------------- Re: i.MXRT1021 HAB UART 接続により、そのオプションから起動しようとしていました。これにより、実質的に実行が停止されました。オリジナルの blinky に戻ってそれを例として使用するとうまくいきました。BEE の例を見て、それが本当に必要なのかと疑問に思いました。設定したヒューズ/セキュリティ設定を使用して別のボードをプログラムすることができ、動作しました (dcd も動作しました)。
View full article
HAB SRK取り消し こんにちは、NXPサポートの皆様、 私はHABv4 (CST 4.0.1)を搭載したRT1176ボードを使用しています。現在、イメージは SRK1 を使用して署名されていますが、代わりに SRK2 を使用するように切り替える必要があります。(SRK1 を取り消す前に、SRK2 でイメージをテストしようとしています) 現在の CSF ファイルには次の内容が含まれています。 文章   [SRKをインストール] ファイル = "..\..\crts\SRK_1_2_3_4_table.bin" ソースインデックス = 0 [CSFKをインストール] ファイル = "CSF1_1_sha256_secp256r1_v3_usr_crt.pem" [CSFの認証] [インストールキー] 検証インデックス = 0 ターゲットインデックス = 2 ファイル = "IMG1_1_sha256_secp256r1_v3_usr_crt.pem" [データの認証] 検証指数 = 2 エンジン = CAAM エンジン構成 = 0 ブロック = 0x80000000 0x0 0x8000 "BOOT.bin" 説明していただけますか: SRK1 から SRK2 に変更する最も簡単な方法は何ですか? CSF ファイルにどのような変更を加える必要がありますか? [Install SRK]のソースインデックスを 0から1に変更するだけでよいですか? ご協力ありがとうございます。 Re: HAB SRK revoke 変更してみました [SRKをインストール] ファイル = "SRK_1_2_3_4_table.bin" ソースインデックス = 1 [CSFKをインストール] ファイル = "CSF2_1_sha256_secp256r1_v3_usr_crt.pem" [インストールキー] 検証インデックス = 0 ターゲットインデックス = 2 ファイル = "IMG2_1_sha256_secp256r1_v3_usr_crt.pem"   最終的にはSRK 2を使用する予定ですが、これらのイベント情報が発生します Re: HAB SRK revoke こんにちは、 はい、SRK1 の使用から SRK2 に変更する最も簡単な方法は、CSF ファイルの [Install SRK] セクションにあるソース インデックス パラメータを 0 から 1 に変更することです。 現在の CSF ファイル内: 「」 [SRKをインストール] ファイル = "..\..\crts\SRK_1_2_3_4_table.bin" ソースインデックス = 0 「」 これを次のように変更する必要があります。 「」 [SRKをインストール] ファイル = "..\..\crts\SRK_1_2_3_4_table.bin" ソースインデックス = 1 「」 ソース インデックス パラメータは、SRK テーブル内のどのキーが使用されるかを決定します。インデックス 0 は SRK1 に対応し、インデックス 1 は SRK2 に対応します。 また、CSF ファイル内の CSF1 と IMG1 の代わりに、CSF2 と IMG2 の適切な証明書ファイルを参照する必要があります。次のファイルを置き換えます。 - 「CSF1_1_sha256_secp256r1_v3_usr_crt.pem」と「CSF2_1_sha256_secp256r1_v3_usr_crt.pem」 - 「IMG1_1_sha256_secp256r1_v3_usr_crt.pem」と「IMG2_1_sha256_secp256r1_v3_usr_crt.pem」 この方法により、SRK1 を永久に取り消す前に SRK2 を使用してテストすることができます。 よろしくお願いします。 Re: HAB SRK revoke @Bio 前回のご説明ありがとうございます。 ファームウェア アップデート中のセキュリティ ロジックと SRK 移行プロセスに関して重要なフォローアップがあります。 現在のシナリオ: 通常のブート: デバイスは SRK1 (インデックス 0) を使用してブートします。信頼チェーンが完全に確立されています: ROM -> ブートローダー (SRK1) -> アプリケーション (SRK1)。 ファームウェアの更新: システムが SRK1 の信頼の下で実行されている間に、SRK2 (インデックス 1) で署名された新しい完全なイメージ (BS + App) を SDRAM にダウンロードします。 検証: 現在実行中のブートローダは、hab_rvt.authenticate_image() を呼び出して、SDRAM 内の新しいイメージを検証します。 私の質問は次のとおりです: 1. ランタイム SRK 切り替えについて: 最初のブートに SRK1 が使用された場合でも、HAB ライブラリで、同じ電源サイクル内でソース インデックス = 1 (SRK2) の新しい [Install SRK] コマンドの実行が許可されることを確認できますか? 2. 同じサイクルでの失効について: この更新プロセス中に、SRK1 を失効させ (SRK_REVOKE eFuse を書き込むことによって)、次に SRK2 をインストールして、新しい RAM イメージの検証を実行するという操作をすべて同じ電源サイクル内で実行することは可能でしょうか?ありがとう Re: HAB SRK revoke @Bio_TICFSL 助けてください、何でも助かります ありがとうございます。
View full article