Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
[MPC5777C] 了解 e200z759n3 内核的指令流水线 您好! 在研究 e200z759n3 内核的指令执行路径时,我想到了以下问题: 看来e200z7核心参考手册在管道执行单元的内容上并不十分一致。在图 17 中,整数执行单元和乘法单元是分开的。不过,"4.2.1 整数执行单元 "部分涵盖了整数乘法和除法。4.6 并发指令执行 "一节提到了 "双标量整数单元 "的存在,但没有提到任何乘法单元。我认为内核有两个整数执行单元,可以执行任何整数运算(如和、乘、除)。我的结论正确吗?双发行流水线能否同时执行两个乘法运算? 我画了下图来说明管道执行流程,并根据参考手册更好地理解它。我误解了什么概念吗? 顺祝商祺! 马特乌斯 Re: [MPC5777C] Understanding the instruction pipeline of the e200z759n3 core 1) 当然是的,这张图片与 e200z4 有关,也是双重问题 2) 这取决于管道内容本身。您可以从上一个答案的图片中看到。第一条指令很短,不会对另一条指令造成任何停滞。第二条指令较长,会导致停滞,因为第三条指令取决于第二条指令的结果。 3) 还得再等等。 4) 基本上是的。在此,编译器优化也会对其产生影响,编译器可能会改变指令顺序,以更好地利用双发架构(即:"......")。指令调度),以实现最高级别的优化。 Re: [MPC5777C] Understanding the instruction pipeline of the e200z759n3 core 感谢您的回复,大卫! 还有几个问题: 由于流水线具有双发功能,而执行单元有两个整数单元,那么它能否在同一时钟周期内启动两个独立的整数乘法或整数除法指令的取数阶段? 在执行加法这样的简单指令时,手册上说它在一个时钟周期内完成执行阶段。WB 级是紧随 E0 级之后进入时钟周期,还是必须再等待三个空闲时钟周期,就像必须增加一个空闲填充,才能使用流水线的所有 10 级完成从 IF0 到 WB 的整个周期? 当两条指令之间存在数据依赖关系时,目标指令是在与源指令最后执行阶段相同的时钟周期内开始执行阶段,还是必须等待下一个时钟周期?我不清楚馈送器是如何工作的。 既然是解码阶段检查指令之间的数据依赖性,那么所有流水线停滞都发生在 D1 和 E0 流水线阶段之间的结论是否正确? 顺祝商祺! 马特乌斯 Re: [MPC5777C] Understanding the instruction pipeline of the e200z759n3 core 1) 我认为它无论如何都不会与执行单元分离,它只是执行单元的一部分: 2) 我无法确认您的草图是否准确,但从原则上讲,这肯定是正确的,而且符合流水线的各个阶段。原则上,这肯定是正确的,也符合管道阶段的要求: 我可以推荐以下演示文稿,它可能比 e200 手册更容易阅读: https://community.nxp.com/t5/MPC5xxx-Knowledge-Base/e200-Core-Training-relevant-to-MPC55xx-and-MPC56xx-device-family/ta-p/1115124
View full article
在 S32G2 BSP42.0 中启用内核映像验证失败 专家你好 这是来自 Ceer - Hirain 的紧急案件。他们未能在 BSP42.0 中启用内核映像验证。 客户的问题状态: 1.客户使用了富士康代码库中的ATF和富士康的板。他们遵循 S32G2 BSP42.0 第 10 章的规定UM 启用 ATF 和内核映像的身份验证。他们的详细步骤附后。测试日志显示,执行"bootm 0x80000000" 后,无法找到内核映像,而 iminfo 命令显示无法获取内核映像。 2。我要求客户使用以下命令将第 9 步之后重新生成的 ATF 二进制文件写入 SD 卡: dd if=fip.s32 of=/dev/sdb seek=512 skip=512 iflag=skip_bytes oflag=seek_bytes conv=notrunc,fsync 我认为 BSP42.0 中遗漏了这一步UM.但是客户报告说,如果他们将重新生成的ATF写入SD卡,则BL31无法启动。 3.我还要求客户使用恩智浦在github上的ATF版本,ATF报告了一些错误如下。 我做了什么 1.我只按照 S32G2 BSP42.0 第 10.6.2 章的步骤进行了操作UM 启用 RDB2 的内核验证。请参见所附的详细步骤。 2.我还将再生的 ATF 写入了 Sdcard 3.测试日志显示内核映像和 dtb 文件已成功验证,但在加载内核映像后触发了系统RESET。 我的分析 由于客户使用了第三部分(Foxcon)中的测试板和ATF,我怀疑 富士康可能会对ATF和BSP进行一些修改以适用于其板。撰写 生成的 ATF 将导致客户端 BL31 的启动失败,重新生成的 fip.s32 包括带有额外签名哈希值的 DTB(使用 mkimage 工具对内核和 fdt 进行签名),所以我猜 BL31 内存可能会被额外的签名哈希值覆盖。 1. 你能看看我的步骤并分析一下系统 RESET 触发信号的原因吗? 2.对于客户的问题,能否请您检查一下客户的步骤并提供一些提示?我们可以检查一些配置吗? Linux BSP 优先级:高 Re: Failed to enable kernel image authentication in S32G2 BSP42.0 客户为 ATF 提供了主要修改 Re: Failed to enable kernel image authentication in S32G2 BSP42.0 是的,没有提到这一点,但我认为这是有暗示的。不过,如果需要的话,我可以添加这个细节。 不过,我们确实提供了一个 itb 配置示例,而且可以正常工作。此外,yocto 下的 verifiedboot 已实现自动化,因此使用 yocto 可以更快地制作 verififedboot,而无需遵循这么多手动步骤。 使用 distro_features 进行版本即可:append = " verifiedboot " Re: Failed to enable kernel image authentication in S32G2 BSP42.0 你好 例如,当在 0x80000000 处使用 fatload 加载 ITB 时,需要确保 0x80000000 处有足够的空间来容纳 ITB。然后,需要确保 ITB 在 "加载:"中配置的值有足够的空间将内核从 ITB 解压缩到新的内存位置。 具体而言,在这种情况下,内核在加载 ITB 时使用相同的内存地址从 ITB 中解压出来 (0x80000000),这会导致损坏,引导加载程序会重新启动板。为了使其正常工作,建议将负载从 0x80000000 改为 0x82000000(在 ITS/ITB 配置中),或者在不同的内存位置加载 ITB。 此致, 米哈伊 Re: Failed to enable kernel image authentication in S32G2 BSP42.0 是的,正如我在电子邮件中提到的那样,我在后来的实验中也发现了这个细节,但是在电路板支持包。 UM 中,没有提及这个细节 Re: Failed to enable kernel image authentication in S32G2 BSP42.0 你好,米哈伊 我要求客户尝试使用Yocto自动启用安全功能,他们报告说,他们遇到了与ATF无法启动BL31或BL33相同的问题,如下所示。 正如我在邮件中提到的,客户也按照我分享的步骤手动启用了内核映像验证,这在我这边已被证明有效,但他们也遇到了同样的问题。 这个问题主要集中在以下两个因素上: 1.客户使用修改后的 dtb 文件重建 ATF,该 dtb 文件包含用于内核映像验证的附加公钥。如果他们使用未修改的 dtb 文件来版本 ATF,则 ATF 可以正常启动。 2.客户修改了 ATF,请参阅我之前评论中附带的 ATF 补丁文件。 我要求客户调试 ATF 代码以找到卡住点,他们正在进行这项工作。将来可能会与客户举行一些在线调试会议。我不是 ATF 的专家,希望软件团队也能参加会议。附带的文件是客户的 ATF dtb 和 fip.bin,它们无法正常启动 另外,软件团队是否需要客户提供更多额外信息,并提出更多建议来调查根本原因? Re: Failed to enable kernel image authentication in S32G2 BSP42.0 嗨,亚瑟、 请告诉他们将生成的 dtb 转换回 dts,并在从 UM 运行第 8 步时使用 meld 检查输入与输出的 dtb。 (因为不使用它也能工作,但使用它就不行了)。 我感觉这是一个版本问题,有一个不错的输入 dtb,但结果是运行第 8 步后另一个 dtb 与他们的硬件不匹配。 感谢并致意 米哈伊
View full article
如何使 ATF 装载地址恒定? 我正在开发一款自定义 s32g3 板,我使用的是 yocto BSP43,每当我添加任何主要功能(例如:-HSE、SECURE 启动)时,ATF 的负载地址都会动态变化,这会导致引导加载程序更改以配置新的负载地址。因此,只要 A-CORE 或 ATF 有更新,我就会同时更新引导加载器。那么,有没有办法可以将加载地址设置为 ATF,这样即使在多次版本或添加新功能之后,加载地址也保持不变,其余的将与设置的加载地址对齐。 注意:这样做的主要目的是避免每次 ATF 更新时都更改引导加载程序 Re: how to make ATF load address constant ? 你好 Chenyin, 我已经更改了 BL2_BASE,它可以正常工作,但是负载地址仍在动态变化,例如,如果我添加 HSE 模块,我得到的负载地址与没有 HSE 模块的代码包不同,我们如何将负载地址设为静态?考虑到 BL2_BASE 在所有情况下都是一样的。 谢谢 sandeep Re: how to make ATF load address constant ? 你好,@sandeep3 谢谢你的帖子。 我建议在构建 TFA 时添加 BL2_BASE=$Address_Specified,然后可以计算出加载地址,你可以参考 s32_common.mk 了解详情。 BR 切宁
View full article
使用 LCDIF 信号源时,LVDS 显示器上没有数据 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 大家好 版本:Yocto-Sumo (4.14.78_1.0.0_GA) 板:基于 i.mx8MQ 的定制板 我们正在开发基于imx8MQ的定制板,使用LCDIF源进行显示时,我们在LVDS显示器中遇到了问题。我们只在时钟线上获取时钟信号,并在 MDO 上进行验证。 我们尝试使用 DCSS 信号源进行显示,它能与我们的 LVDS 显示器完美配合。 我们还在恩智浦社区的以下链接中找到了类似的问题,但遗憾的是,没有可用的解决方案。 链接:https://community.nxp.com/thread/489422 有人能提供这个问题的解决方案吗?任何指导或建议都会非常有帮助。 顺祝商祺! 尼马尔 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: Data not available on LVDS display when use LCDIF source 您好,这个问题有更新吗?我也遇到了同样的问题,正试图找到解决办法。如果您已经解决了这个问题,或者发现了确切的问题所在,能否与我分享? 致敬 Re: Data not available on LVDS display when use LCDIF source <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好 NIRMALLUHANA、 您是否浏览过此链接:如何在 i.MX8 上使用双屏显示,包括 4k 解码 - i.MXDev 博客。 它显示双屏 HDMI4k@60 和MIPI-DSI720p@60。 您是否尝试过分辨率较低的 LCDIF,例如720p? Re: Data not available on LVDS display when use LCDIF source <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,我是伊戈尔帕季科夫! 我已经在内核 4.14.98_2.0.0_GA 中打上了补丁,LCD 可以与 DCSS 一起工作,但仍然不能与 LCDIF 控制器一起工作。我们的板使用 SN65DSI83 作为 MIPI-LVDS 变流器。 有什么建议吗? Re: Data not available on LVDS display when use LCDIF source <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 您好: 伊戈尔帕季科夫 ! 我也有同样的问题。 我的应用环境如下。 操作系统 :android 9 2.3.0 或 1.0.0 硬件:i.mx8mq 我使用 HDMI 驱动 ch7107b(HDMI -> CVSB),并使用 Mipi DSI 接口驱动 Mipi 面板(ICN6211 MIPI DSI ->RGB24)。 我可以通过 DCSS 驱动 Mipi 屏幕,但 HDMI 和 Mipi 显示器不能同时显示。 我的问题是 1. 如何设置 HDMI 分辨率大小? 2. 如何使 HDMI(720x 576 或 720x480 至 cvbs)和 Mipi 面板(800 x480)同时工作? Re: Data not available on LVDS display when use LCDIF source <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嗨,尼玛尔 问题可能与时钟限制有关,可以检查 int valid_clocks[] nwl-dsi.c\bridge\drm\gpu\drivers - linux-imx - i.MX Linux 内核 可以尝试以下补丁 : MLK-21958-6: drm/bridge: nwl:改进时钟计算 - kopera/linux-imx@80eb057 - GitHub 问候 igor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注:如果本帖回答了您的问题,请点击 "正确答案 "按钮。Thank you! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
View full article
无法确定连接的 I2C 设备的地址(简单的 I2C 扫描仪) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好 我有一台 1602A V2.0 液晶显示屏(16 个字符 x 2 行),我打算通过 LCM 1602 I2C 扩展器(上面装有飞利浦 PCF8574AT)连接到我的 MK26 ARM M4 MCU。 从今天早上开始,我就在尝试让它工作,但很明显,我为 I2C 扩展器计算的地址(根据 该数据表 为 0x3F ,A0、A1、A2 为非跳线 )是不正确的,所以我试图扫描 I2C 扩展器会回传 ACK 的有效地址,但我找不到任何地址。 我只将 PCF8574AT 连接到我的板,液晶屏没有连接,它仍然无法正常工作。 我有以下一段代码(KSDK 2.0): #include "fsl_gpio.h" #include "fsl_port.h" #include "fsl_i2c.h" #include "Retarget.h" #include "Log.h" #include #include #include int main() {     RetargetInit();     i2c_master_config_t masterConfig;     uint8_t status;     /* Get default configuration for master. */     I2C_MasterGetDefaultConfig(&masterConfig);     printf("Got def. config\r\n");     /* Init I2C master. */     I2C_MasterInit(I2C0, &masterConfig, CLOCK_GetFreq(I2C0_CLK_SRC));     //I2C_Enable()     printf("Init\r\n");     /* Send start and slave address. */     printf("Starting...\r\n");     // 0x70, 0x27, 0x38, 0x20, 0x3F     uint8_t u8Addr = 0x3F;     for(u8Addr=0; u8Addr<128; u8Addr++)     {         status = I2C_MasterStart(I2C0, u8Addr, kI2C_Write);         LOG("sent address 0x%x", u8Addr);         uint32_t u32Flags;         /* Wait address sent out. */         uint16_t timeout = UINT16_MAX;         while(!((u32Flags = I2C_MasterGetStatusFlags(I2C0)) & kI2C_IntPendingFlag) && (--timeout))         {         }         if((u32Flags = I2C_MasterGetStatusFlags(I2C0)) & kI2C_IntPendingFlag)         {             LOG("ADDRESSS 0x%x IS OK", u8Addr);         }         LOG("timeout is %d", timeout);         //LOG("done address");         status = I2C_MasterStop(I2C0);         LOG("Stopped with status=%d", status);     } }‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 你能否指出我做错了什么,为什么我的扫描没有产量任何结果? 还是我的 I2C 扩展器有问题? 我本以为上述代码的输出会包含一个"ADDRESSS 0x...IS OK" 行,超时时间不等于 0,但事实并非如此。 圣诞快乐 Kinetis M系列MCU Re: Cannot determine address of connected I2C device (simple I2C scanner) 看来问题可能是由于与您的I2C设备的布线或地址冲突造成的。仔细检查上拉电阻,确保设备地址与数据表值相匹配。您还可以通过这份详细的蜂巢规划器评测找到有用的故障排除指导,其中包括常见的连接错误和实用的解决方案。这可以帮助您缩小是硬件问题还是配置问题的范围。 Re: Cannot determine address of connected I2C device (simple I2C scanner) 该问题通常发生在未正确检测到接线或设备地址时。再次扫描之前,请仔细检查上拉电阻并确保设备已正确通电。如果你正在寻找更详细的法律引用资料,你可能还会发现 Bexar County Court Dockets 页面对与案件相关的结构化更新很有用。有时,在排除故障时交叉检查可靠的信息来源有助于保持一切正常。 Re: Cannot determine address of connected I2C device (simple I2C scanner) 听起来问题可能出在上拉电阻或 I2C 线路的布线顺序上,这通常会导致扫描问题。仔细检查设备的数据表,确保通信电压等级正确。您还可以在 wendys talk 上找到有用的故障排除步骤和相关指南 , 它们可以让您更清楚地处理此类错误。分享您的具体设置也有助于其他人提供更有针对性的建议。 Re: Cannot determine address of connected I2C device (simple I2C scanner) 听起来 I2C 扫描仪问题可能与接线或设备无法正确确认地址有关。有时,确保正确的上拉电阻或检查时钟速度设置会有所帮助。顺便提一下,对于任何需要处理复杂财务计算的人来说,像查塔姆利息计算器这样的工具确实可以简化计算过程,节省时间。希望你能尽快让扫描仪顺利工作! Re: Cannot determine address of connected I2C device (simple I2C scanner) 听起来你已经彻底检查了通常的 I2C 地址范围。有时,仔细检查上拉电阻器的连接情况会有所帮助。此外,如果你正在处理多个模块,详细记录的地址搜索可以帮助追踪哪些设备做出了响应。认真记录每个步骤往往会使故障排除更快、更清晰。 Re: Cannot determine address of connected I2C device (simple I2C scanner) 你面临的问题很有意思。有时,布线或配置等小细节会对解决此类错误产生巨大影响。对于那些同时从事研究或背景调查的人来说,县监狱记录等资源可以提供有用的信息,以便有效地交叉参考细节。希望你能尽快让扫描仪顺利工作! Re: Cannot determine address of connected I2C device (simple I2C scanner) 如果您在识别 I2C 设备时遇到问题,请仔细检查接线并确保上拉电阻器放置正确,可能会有所帮助。在某些情况下,跳线故障或电压等级不匹配可能是罪魁祸首。如需更多指导和结构化步骤,您可以参考FEPS 应用指南中的有用指南,以便更清楚地了解文档和故障排除实践。 Re: Cannot determine address of connected I2C device (simple I2C scanner) 问题可能出在布线或 SDA 和 SCL 线路的上拉电阻设置不当上。仔细检查连接,确保设备电源正常。你可能还想用另一个已知的工作元器件来测试你的设置。在涉及编码或基本逻辑验证的项目中,为了快速测试和了解相关算法,凯撒密码工具等工具有时会很有用。 Re: Cannot determine address of connected I2C device (simple I2C scanner) 仔细检查接线并确保上拉电阻正确到位可能会有帮助,尤其是在处理 I2C 通信问题时。有时,设备地址冲突或连接不良会导致扫描仪故障。对于那些有兴趣改进用户反馈系统的人来说,这篇关于 零售体验调查的见解,或许也能为有效收集和分析反馈意见提供一些有价值的视角。 Re: Cannot determine address of connected I2C device (simple I2C scanner) 确保 I2C 连接牢固,上拉电阻放置正确。此外,还要验证您的 MCU 和 PCF8574AT 之间的电压等级。欲了解更多参考,请查看这份县逮捕查询,这可能会对你的研究过程有所帮助。 Re: Cannot determine address of connected I2C device (simple I2C scanner) 听起来您的I2C扫描仪可能由于地址冲突或布线问题而无法检测到设备。仔细检查连接,并尝试运行基本的扫描仪脚本以确保通信。如果你正在从事与公共数据研究相关的项目,或者需要为在押人员提供参考图片,你可能会发现肯塔基州的Mugshot looku p 对你很有帮助。有时,小的编码疏忽或跳线故障也会导致这一问题,因此重新检查硬件设置可能会有所帮助。 Re: Cannot determine address of connected I2C device (simple I2C scanner) 听起来你已经很好地隔离了 I2C 扩展器,但有一点需要仔细检查,那就是 SDA 和 SCL 线路上是否有上拉电阻器--没有它们,通信往往会无声无息地失败。此外,请确保 I2C 时钟频率对 PCF8574AT 而言不会太高。如果您对更广泛的系统诊断或帮助跟踪嵌入式系统问题的工具感兴趣,您可能还想探索像Arrest tracker NJ 这样的资源,它展示了结构化数据记录和跟踪方法。如果您使用逻辑分析仪在总线上发现任何异常,请与我们联系。 Re: Cannot determine address of connected I2C device (simple I2C scanner) 如果你在确定连接的I2C设备的地址时遇到问题,我建议你查看当地的逮捕案件,看是否存在任何潜在的干扰或通信错误。有时,处理问题可能与忽略的连接或设置有关。这还有助于确保您的接线牢固,并且设备已正确通电。对于那些有兴趣查看公共功能安全记录或其他类似数据库的人,有一些工具可供审查,这些工具可能会为社区层面的技术故障排除提供见解。 Re: Cannot determine address of connected I2C device (simple I2C scanner) 听起来你已经很好地缩小了问题的范围。需要仔细检查的一点是 SDA 和 SCL 线路上的上拉电阻--没有它们,许多 I2C 扫描仪将无法获得任何 ACK。此外,确保扩展器电源正常,不存在地址冲突。如果您正在开发嵌入式项目并需要额外的验证工具,这个CO 监狱定位器可以帮助演示结构化数据验证方法,尤其是在组织和读取序列化输出时。继续前进,你就快成功了!     Re: Cannot determine address of connected I2C device (simple I2C scanner) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嗨,保罗、 请参阅创建 i2c 地址扫描仪。 我正在为此使用处理器专家元器件,它提供了 ScanDevice () 来探测总线上的设备: 由于您使用的是 SDK,因此这种方法无法直接为您所用。不过,您可以查看 GitHub 上 McuEclipseLib 项目(McuOnEclipseLibrary/lib/src at master - ErichStyger/McuOnEclipseLibrary - GitHub)和 McuGenericI2C ScanDevice() 函数中的代码。这个函数是通过 i2cSpy 中的命令行解析器 (parseCommand () 调用的,你可以在 Eclipse 上使用 i2cSpy 和 Freedom 板 | MCU 进行的 CSI 犯罪现场调查中看到会是什么样子。 除此以外:请确保您正确配置了 I2C 时钟:对此有一个硅勘误表(请参阅KL25Z and I2C: Missing Repeated Start Condition | MCU on Eclipse)。 希望能帮到你,圣诞快乐! 埃里希 Re: Cannot determine address of connected I2C device (simple I2C scanner) Arrests.org索引了 3,000 多个县的县治安官登记信息。记录显示 收件后 6-18 小时- 而非实时。该网站是一个私人登记汇总网站,不是警方或法院数据库。如果是联邦特工(联邦调查局、缉毒局、海关及边境保护局、烟酒枪支弹药管理局)实施逮捕,则此人将 永远不会出现在 Arrests.org 上。. Re: Cannot determine address of connected I2C device (simple I2C scanner) 本指南回答了人们对本网站提出的所有实际问题:如何正确搜索?数据究竟意味着什么?为什么明知有人被捕却不露面?当网站给出结果后,下一步该怎么做?我们用通俗易懂的英语写这篇文章,因为当你关心的人被关进县监狱时,你不需要法律术语。您需要明确的前进道路
View full article
关于 spi 模式的 lx2160a 内核 5.10.35 您好: 我发现默认的 DSPI_TCF_MODE 传输速度非常慢。我想加快 SPI 传输速度,但发现似乎不支持 DSPI_DMA_MODE 传输。当我将模式更改为 DSPI_EOQ_MODE 时,会导致内核崩溃。我想知道应该采取哪些措施来有效加快通过 SPI 传输数据的速度。 我的修改如下 在 spi-fsl-dspi.c 中 static const struct fsl_dspi_devtype_data ls2085a_data = { .trans_mode = DSPI_EOQ_MODE、 .max_clock_factor = 8、 }; Re: lx2160a kernel 5.10.35 about spi mode 请参考恩智浦提供的 Linux 内核源代码。 https://github.com/nxp-qoriq/linux/blob/lf-5.10.y/drivers/spi/spi-fsl-dspi.c 仅支持以下两种模式。 枚举 dspi_trans_mode { dspi_xspi_mode、 DSPI_DMA_MODE、 };   请在 lx2160a 平台上使用DSPI_XSPI_MODE 模式。 [LX2160A] = { .trans_mode = DSPI_XSPI_MODE、 .max_clock_factor = 8、 .fifo_size = 4、 },
View full article
ECSPI_SCLK信号整合性 こんにちは、 i.MX8M miniを使用しています。 i.MX側でSCLKとMISOの波形を測定しました。 SCLKはi.MXをマスターとして出力しますが、立ち上がりエッジにグリッチなどの歪みが生じます。 MISO からデータをキャプチャする場合、i.MX8 はこの SCLK 波形を使用しますか? データ取得を駆動する内部回路は、バッファによって分離されたクリーンな信号を使用し、外部反射の影響を受けないという私の理解は正しいでしょうか? CH1(黄): SCLK CH2(青):味噌 ありがとうございます Re: ECSPI_SCLK signal integrity 親愛なるジャンシーさん、 お返事ありがとうございます。 現時点では内部デザイン図がないため、私の質問に現時点では答えることはできないと理解しています。 よろしくお願いします、 Re: ECSPI_SCLK signal integrity RMを参照してください。この図しか見つかりませんが、内部設計図はありません。しかし、ECSPIデザインはSCLKにクリーンな信号を提供できます。すべてのボードでジッタが発生する場合は、ハードウェアデザインまたは測定ツールを確認してください。1つまたは2つのボードでのみこの問題が発生する場合は、ABテストを実行して、この問題がチップに関連しているかどうかを確認できます。 Re: ECSPI_SCLK signal integrity 親愛なるジャンシーさん、 お返事ありがとうございます。 ECSPI はシフト レジスタに SCLK 信号を使用することを理解しています。 また、SCLK 波形はスレーブ デバイスにとって重要です。 i.MXの内部図を知りたいです。 図1.それが私の理解です。 図2は正しいということですか? <図1. シフトレジスタは外部の影響を受けない> <図2. シフトレジスタは外部からの影響を受ける> ありがとう、 Re: ECSPI_SCLK signal integrity 1)MISO からデータをキャプチャする場合、i.MX8 はこの SCLK 波形を使用しますか? >はい、リファレンス マニュアルを参照してください。ECSPI マスターは、チップ セレクト (SS) 信号を使用して外部 SPI デバイスを有効にし、SCLK 信号を使用してシフト レジスタとの間でデータを転送します。 2)データ取得を駆動する内部回路は、バッファによって分離されたクリーンな信号を使用し、外部反射の影響を受けないという私の理解は正しいでしょうか? > ピンの信号整合性の問題は外部の影響を受けるため、ハードウェアデザインを再確認する必要があります。
View full article
imx8qxp セキュアブート AHAB_BAD_KEY_HASH_IND HSM、cst_signer、CST 3.4.0 を使用して、imx-boot と linux-imx に署名しています。 ahab_close を発行する前に、ahab_status を使用して SECO イベント情報を確認すると、u-boot で次のようになります。 => ahab_status ライフサイクル: 0x0020、NXP 終了 SECOイベント情報[0] = 0x0087FA00 コマンド = AHAB_AUTH_CONTAINER_REQ (0x87) IND = AHAB_BAD_KEY_HASH_IND (0xFA) sc_seco_get_event: idx: 1、res:3 fuse read 0 730 16 を使用して u-boot から SRK OTP 値を読み取ると、uuu スクリプトにある値が得られます。 その不一致がどこから来ているのかはCAN理解できません。それを検証するためのご助力やデバッグ方法に関するご指導をいただければ幸いです。 この問題を解決するために追加の情報が必要な場合は、CAN提供できます。 --- 実行しているコマンドの概要。ビルドは yocto ベースです。 HSM 4 証明書をエクスポートします。cert{1,2,3,4}.pem と呼びます。 table.binとfuse.binを作成する .../cst-3.4.0/linux64/bin/srktool -a -s sha384 -t table.bin \ -e fuse.bin -f 1 \ -c cert1.pem、cert2.pem、cert3.pem、cert4.pem linux-imx: .../cst_signer -d -i flash_os.bin -c csf.cfg --pkcs11 mv 署名済みフラッシュOS.bin os_cntr_signed.bin imx-ブート: cst_signer -d -i imx-boot-imx8qxp-d7-sd.bin-flash -c csf.cfg --pkcs11 注: cst_signer の --pkcs11 フラグは、追加したパッチです。cst の呼び出しに -b pkcs11 を追加するだけです。 csf.cfgは次のようになります #ヘッダ ヘッダーバージョン=1.0 #SRKをインストールする srktable_file=SRK_1_2_3_4_table.bin srk_source=pkcs11:model=YubiHSM;token=YubiHSM;object=./SRK1_sha384_p384_v3_usr;type=cert;pin-value=xxyyxxyyxxyyxxyy srk_source_index=0 srk_source_set=OEM srk_revocations=0x0 #証明書をインストールする sgk_file= sgk_permissions= HSM パラメータの PKI ツリー: 既存のCA: N ECCを使用する: Y キーの長さ: p384 ダイジェストアルゴリズム: sha384 期間: 5年 SRK CA: N i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Security Re: imx8qxp secure boot AHAB_BAD_KEY_HASH_IND このイベント情報では、キーハッシュ検証が OTP と一致しないことを示します。 SRK TABLE ハッシュ計算に問題がある可能性があります。SRK TABLE と Fuse ハッシュ値を比較してみましょう。 よろしくお願いします。 Harvey
View full article
Implementing Phase Shift Change Along with Switching Frequency in eMIOS OPWFMB Mode Hi team, I am currently working on a project that involves using the eMIOS in the OPWFMB mode. My goal is to implement a control strategy where both the phase shift and the switching frequency can be dynamically adjusted based on real-time system requirements. While I have successfully configured the eMIOS module in OPWFMB mode for basic PWM generation, I am finding it challenging to synchronise and control the phase shift along with switching frequency variation. How can I dynamically introduce phase shift adjustments in OPWFMB mode while maintaining PWM synchronisation? Are there any recommended techniques or examples for implementing both these adjustments in a microcontroller with eMIOS capabilities? Thanks in advance! Re: Implementing Phase Shift Change Along with Switching Frequency in eMIOS OPWFMB Mode Solution for frequency + phase shift of PWM pulses:- 1. Set the eMIOS mode in OPWMB mode. 2. Use the eMIOS_Mcl function "Emios_Mcl_Ip_SetCounterBusPeriod" to change the frequency. Using the "Emios_Pwm_Ip_SetPeriod" to control the frequency will not work in OPWMB mode. 3. Use the eMIOS_Pwm function "Emios_Pwm_Ip_SetPhaseShift" to change the phase shift. Re: Implementing Phase Shift Change Along with Switching Frequency in eMIOS OPWFMB Mode Hi @_Leo_  Its been more than 2 weeks since I've asked about this. Please reply. Re: Implementing Phase Shift Change Along with Switching Frequency in eMIOS OPWFMB Mode Hi @_Leo_  Thank you for the reply.  But I require dual control of frequency as well as phase shift modulation of PWM signals. Can you please suggest any other peripheral apart from eMIOS that can achieve this type of control?  Or else, can you suggest me any microcontroller from NXP which is compatible for this type of dual control? Re: Implementing Phase Shift Change Along with Switching Frequency in eMIOS OPWFMB Mode Frequency modulation is only possible in OPWFMB. You could refer to the following training presentation to see how eMIOS modes work. Re: Implementing Phase Shift Change Along with Switching Frequency in eMIOS OPWFMB Mode Hi @_Leo_  Then how do I implement frequency modulation along with phase delay/shifting in the OPWMCB, OPWMB or OPWMT modes, that you mentioned? Re: Implementing Phase Shift Change Along with Switching Frequency in eMIOS OPWFMB Mode Hi, Thank you so much for your interest in our products and for using our community. Phase shift capability is not supported in OPWFMB. If you require phase shift feature you need to implement OPWMCB, OPWMB or OPWMT modes. For reference: Example S32K344 eMIOS DS3.5 RTD500 Hope it helps you. Have a nice day! Re: Implementing Phase Shift Change Along with Switching Frequency in eMIOS OPWFMB Mode @VaneB @joanxie @Senlent Please reply. Re: Implementing Phase Shift Change Along with Switching Frequency in eMIOS OPWFMB Mode @VaneB @Julián_AragónM @Senlent or anyone else from NXP, please reply. This is really urgent. Re: Implementing Phase Shift Change Along with Switching Frequency in eMIOS OPWFMB Mode @VaneB @Julián_AragónM or anyone else from NXP, please reply. This is really urgent.
View full article
iMX8QXP I2C RPBUS構成 こんにちは、NXP チームの皆様、 iMX8QXPをSoCとして使用し、カスタムデザインを採用しています。EVK で i2c_rpbus_5 を無効にすると、imx8x-mek-rpmsg.dtsi ファイルの i2c_rpbus_15 ノードで A35 の起動に失敗します。M4側のデフォルトの電源モードアプリケーションを使用しています。 したがって、i2c_rpbusノードを割り当てる必要があるのはどのような基準で、A35と一緒にM4を使用する場合、i2c_rpbusノードを割り当てることが必須かどうかをお知らせください。 よろしく ランジス・クマール。 Re:iMX8QXP I2C RPBUS構成 こんにちはZhiming、 mek.hファイルの提案に従って変更すると、問題は解決されると思います。ご支援いただきありがとうございます。 他に問題が発生していないか確認します。 よろしく ランジス・クマール。 Re:iMX8QXP I2C RPBUS構成 こんにちはZhiming、 設計には 2GiB の DRAM を使用しています。住所変更のガイドがあれば教えてください。 よろしく ランジス・クマール。 Re:iMX8QXP I2C RPBUS構成 こんにちはZhiming、 U-boot のソースコードは、dts、defconfig、board ファイルの変更以外は変更していません。imx-mkimage コンパイルでは、M4 での起動には "flash_linux_m4" フラグを、M4 を使用しない起動には "flash" フラグを使用しました。 よろしく ランジス・クマール。 Re:iMX8QXP I2C RPBUS構成 こんにちはZhiming、 添付ファイル(dtsi.zip)でdtsiファイルを見つけてください。 よろしくお願いします。 ランジス・クマール。 Re:iMX8QXP I2C RPBUS構成 こんにちはZhiming、 ターゲット ボードを受け取り、rpmsg.dtsi ファイルに i2c バスが 1 つ (mek.dtsi ファイルの i2c1 にマップされている) しかない M4 でボードを起動すると、imx-rproc ドライバーからカーネル パニックが発生し、M4 なしでボードを起動すると、起動に問題はありません。カーネルパニックのログを以下に添付します。 それを調べて、この問題のRCAが何であるかを教えてください。 よろしく ランジス・クマール。 Re:iMX8QXP I2C RPBUS構成 こんにちはZhiming、 サポートありがとうございます。 よろしく ランジット・クマール Re:iMX8QXP I2C RPBUS構成 こんにちはZhiming、 詳細な説明をありがとう。 私のクエリは、ターゲットデバイスではrpmsg.dtsiファイルに記載されているスレーブが存在しないようなものです。したがって、この場合、すべてのi2c_rpbusノードを無効にできますか? よろしく ランジット・クマール Re:iMX8QXP I2C RPBUS構成 こんにちはZhiming、 情報をありがとう。i2c_rpbus_5に存在するスレーブを無効にすることで、ボードを起動できます。 もう1つの質問として、i2c_rpbusノードを持つことが必須ですか、それともすべてのi2c_rpbusノードとそれに関連するスレーブを無効にすることができますか? よろしくお願いします。 ランジス・クマール。 Re:iMX8QXP I2C RPBUS構成 こんにちはZhiming、 カーネルブートログは添付ファイル(kernel_error_logs.txt)で見つけてください。 よろしくお願いします。 ランジット・クマール
View full article
IMX8MP HDMI PLL Parameter for 1024x768@60 Hi all, I would like to make PLL settings for 1024x768@60 (Pix Clock 65.000 MHz) on IMX8MP-evk, but it is not displayed and it seems that the output is not supported. As you can see in the following question, it seems that PLL parameter settings need to be requested, but is it OK if I make a request here? Solved: Parameters for imx8mp HDMI pixel clock - NXP Community Re: IMX8MP HDMI PLL Parameter for 1024x768@60 you can submit a new ticket here to request this Re: IMX8MP HDMI PLL Parameter for 1024x768@60 Since this is not a company email, I was told to post my question through the NXP Community. Can only work email accounts receive responses to questions? Re: IMX8MP HDMI PLL Parameter for 1024x768@60 do you have company mail address? if yes, pls submit a new case for your request https://www.nxp.com/support/support:SUPPORTHOME?tid=sbmenu click "submit a ticket" Re: IMX8MP HDMI PLL Parameter for 1024x768@60 We expect to receive the HDMI PLL parameters of 65Mhz. Re: IMX8MP HDMI PLL Parameter for 1024x768@60 IMX8MQ HDMI PLL Parameter for 1024x768@60  I would like to help with this as well, could you pass me the parameters of that PLL?  If it is passed to me, can I just add that parameter to phy-fsl-samsung-hdmi.c? There doesn't seem to be a table value for 65Mhz BSP is using yocto imx-6.6.52-2.2.0.xml. thank you Re: IMX8MP HDMI PLL Parameter for 1024x768@60 but the new thread is still be cancelled, never mind, I sent to you the patch pls check it Re: IMX8MP HDMI PLL Parameter for 1024x768@60 Thank you for your reply. Yes, the problem is still unresolved. I have re-titled the thread because I made a mistake in the title. Sorry for the confusion. Re: IMX8MP HDMI PLL Parameter for 1024x768@60 I checked that you cancel this thread just now, do you still need help?
View full article
LS1028 Newer kernel version than 5.10 Even the current "master" of meta-freescale builds a 5.10 kernel for linux-qoriq. This is ancient - even Yocto itself complains about it as it expects at least 5.15 (for glibc) in scarthgap and master. Also, we're attaching an NVME to the PCIe port, and I really want some fairly recent kernel changes (6.1) that improve power management for us. As we will not be using any GPU or network, no firmware blobs are needed, and reportedly, the LS1028 should work with mainline. I tried building the 6.6 linux-fslc kernel instead, with some recipe modifications, and got the ls1028ardb board to boot a bit into the kernel. However, the DMA controller won't load properly so there's not much that works. I'm digging into what prevents the kernel from accessing the SD device, as it gets stuck waiting for that (and loading the rootfs). Has anyone made any progress into making the LS1028 kernel slightly less outdated? Re: LS1028 Newer kernel version than 5.10 Wow, yet another NXP overlay for OpenEmbedded. Just how many are there? Re: LS1028 Newer kernel version than 5.10 Hello, The latest supported version is Kernel v6.1.55, You can refer to the following link for more information: https://github.com/nxp-imx/meta-nxp-desktop/blob/lf-6.1.55-2.2.0-mickledore/README.md  Re: LS1028 Newer kernel version than 5.10 Indeed, there's a 6.6 kernel recipe in there too. The mainline kernel also works, it's just a matter of driver selection that made it fail to boot properly. It's a pain to find all the required drivers, found them by taking "compatible" strings from the devicetree, then grep on that to find the related code files, and then grep the Makefile in that directory to get to the required Kconfig item that enables it. Re: LS1028 Newer kernel version than 5.10 Here you have https://github.com/nxp-qoriq/meta-qoriq a repo where there are more recent kernels available. From what I know the new meta-qoriq Yocto release scarthgap will be available at the end of June so once it's done I guess they will change it also in the meta-freescale.
View full article
S32K344除了待机还有其他低功耗模式吗?比如睡眠模式? S32K344有睡眠模式吗? 回复:S32K344除了待机模式外,还有其他低功耗模式吗?比如睡眠模式? 你好@SCoder41 我们首先需要讨论S32K344和您的电源管理芯片之间的控制方法。如果这是IO口的控制方式,一般可以通过以下方法解决 1.Pad Keeping功能,S32K344的IO口支持Pad Keeping功能,该功能可以让S32K344的IO在Standby模式下保持RUN模式的状态,直到Pad Keeping功能关闭 2、可以通过一些外部开关电路来实现,比如根据你的电源管理芯片的特性设置一个常开或者常闭的开关电路,这样只有在RUN模式下才需要MCU控制。 回复:S32K344除了待机模式外,还有其他低功耗模式吗?比如睡眠模式? 我们的S32K344管理着给其他模块供电的电源管理芯片,需要S32K344来启用这些电源管理芯片。如果我从待机模式唤醒 S32K344,它将从重置处理程序执行系统重置以运行程序,并且我们主板上的其他模块将断电。我该如何解决这个问题? 回复:S32K344除了待机模式外,还有其他低功耗模式吗?比如睡眠模式? 我们的S32K344管理着给其他模块供电的电源管理芯片,需要S32K344来启用这些电源管理芯片。如果我从待机模式唤醒 S32K344,它将从重置处理程序执行系统重置以运行程序,并且我们主板上的其他模块将断电。我该如何解决这个问题?
View full article
imx8qm lpddr4 android bsp Hi! I'm trying to flash a board from phytec with imx8qm on board. I've downloaded Android 14 from the nxp page. I tried to run uuu_imx_android_flash.sh script but it keeps failing with error: [HID(W): LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) ] SDPS: boot -f imx-boot-imx8qmmek-sd.bin-flash The command was: sudo ./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8qm As I understood the error is related to LPDDR4 and DDR4. The board has LPDDR4 and my question is the android build or uboot from the build don't support LPDDR4? Also, tried to flash linux and got the same error.    Re: imx8qm lpddr4 android bsp Hi, Thank you for your answer! Re: imx8qm lpddr4 android bsp Hi, Thank you for your interest in NXP Semiconductor products, The problem is the imx-boot image, there must be differences other than the LPDDR4 because 8QM-MEK has a LPDDR4 memory. The differences in RAM configuration, channels of PMIC, memories, etc. cause failures probing, then failure booting an image specially with this SoC since the resources are managed by SCFW. You have to use PHYTEC release of Android since it requires a lot of partitions and are checksum-ed, with Linux you could adapt working with our RootFS integrating PHYTEC imx-boot, device tree and probably Kernel image, the other option is to use PHYTEC Linux release too. Regards
View full article
PF3000 SW 的电流限制行为 亲爱的社区: 我正在考虑使用内置 PF3000 的设备。根据数据表,SW2 在短路时具有电流限制,但我不完全了解其具体操作。 例如,它是否重复 2 秒关闭和 0.1 秒打开,或者是否完全停止输出直到短路解决? 此外,短路发生后电流限制会持续多长时间? 此致, 木乃西塔
View full article
Hyperlynxを使用したLPPDR4シミュレーションのタイミングモデル(.v)のリクエストです。 こんにちは、LPDDR4インターフェイスをシミュレートしています。Hyperlynxはタイミングモデルファイル(*.v)をリクエストしています。このファイルを提供してもらえますか?私が使っているデバイスはMIMX8ML4CVNKZABで、アイビスモデルはimx8mp_15x15_v2.ibsです。よろしくお願いします!バー//プイイー Re:HyperLynxを使用したLPPDR4シミュレーションのタイミングモデル(.v)のリクエスト。 こんにちは@puiyee_poon、 確認しておりますので、お待ちください。 良い一日をお過ごしください よろしくお願いいたします。 リタ Re:HyperLynxを使用したLPPDR4シミュレーションのタイミングモデル(.v)のリクエスト。 こんにちは 、あなたがお勧めするツールは、実際にボードがあるときに役立ちます。しかし、私はレイアウトのルーティングを終えたばかりで、PCBAを製造する前にLPDDR4とi.MX8MPLUSプロセッサ間のシミュレーションを行い、信号品質が良好であることを確認する必要があります。 そこで、要求に応じてMIMX8ML4CVNKZAB用のVerilogデザインファイルファイル(*.v)を提供してください。そうすれば、HyperLynxツールにファイルを実装してシミュレーションを行うことができます。よろしくお願いします! バー//プイイー Re:HyperLynxを使用したLPPDR4シミュレーションのタイミングモデル(.v)のリクエスト。 NXPが提供するMSCALE DDRツールを使用できます 。 i.MX 8MファミリDDRツールリリース - NXP Community ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください 良い一日をお過ごしください よろしくお願いいたします。 リタ
View full article
How do you store and use a const variable in flash in RT1021 What do you have to do if you want to split off part of the QSPI FLASH to be for read only data storage and how do you declare and use that constant variable in your source code? I am using MCUxpresso and a RT1021 processor.  What do you have to set in the IDE to do this? Thanks in advance ! Re: How do you store and use a const variable in flash in RT1021 Thank you!  That did the trick. Re: How do you store and use a const variable in flash in RT1021 Hello @DaveG1  Let me show the steps that I tipically do. This is my way to purposely place variables on a desired section of the flash. 1 Split the flash. You can modify the size and adress to your desired preference, I only made a simple spit. 2 Provide a meaningfull name to the flash area, I used DATA_FLASH. 3 Create an extra linker section. I created CustomSection in the DATA_FLASH area I created earlier. The type is rodata, as I will place a constant array there.  4 Use a macro to place this variable.  __attribute__((section("CustomSection"))) uint8_t array_4_davie[1024] ={1,2,3,4,5,6 }; 5 Re-compile and verify that the macro does works. As you can see in the debug output the array_4_davie is placed in Custom section, which belongs to DATA_FLASH section.  The IDE does this whevener you want to place a variable in NON_CACHE area. AT_NONCACHEABLE_SECTION_ALIGN(static USHORT frame_buffer[2][FRAME_BUFFER_PIXELS], FRAME_BUFFER_ALIGN); But there are more methods, like using cr section macros library ( we have some posts for this already in the NXP community ) Diego. 
View full article
We can measure RX signals from PHY but not TX signals coming from RT1176. Hello everyone, We are developing a new ethernet application with NXP i.MX RT1176 and TI DP83826E, but we are facing a connection problem that we are unable to establish ethernet communication. We are using DP83826 in basic mode and interfacing through RMII. The link is stablished and we are able to see RX signals from PHY while we are pinging from a computer connected to the board. But we are unable to exchange messages between the board and the computer.   I would really appreciate it if you could help me with some suggestions. i.MXRT Re: We can measure RX signals from PHY but not TX signals coming from RT1176. Hello @Habib_MS,  Thanks a lot for your message! We found the problem thanks to your app note recommendation, it was a problem with "ref_clock" pin. We changed "software input on" in MCUExpresso to "enabled" and ethernet worked well. Re: We can measure RX signals from PHY but not TX signals coming from RT1176. Hello @mdribeiro, In order to support you better, can you provide me the next information? - Are you currently using an SDK example, if the answer is yes, can you share me the name and your SDK version? - Which software stack was used for make ping in your board? - " But we are unable to exchange messages between the board and the computer", can you provide me more context about this comment, for example the PHY does not emit a signal, or it is emitting a signal, but the computer cannot interpret the information, etc? Also, I highly recommend see this app note in order to obtain more information about Ethernet Capabilities and PHY Connection of the RT1xxx series. BR Habib
View full article
MIMXRT1170SDK 中的 CONFIG_WIFI_SMOKE_TESTS 有什么用途? 我正在尝试了解 SDK (2_16_100) MIMXRT1170-EVKB 中的 wifi_examples/wifi_cli 示例。谁能告诉我 CONFIG_WIFI_SMOKE_TESTS 的用途是什么?我看到这会将以太网接口拉入 wifi_cli 构建中,但我不太明白其目的是什么。 有什么想法吗? 回复:MIMXRT1170SDK 中的 CONFIG_WIFI_SMOKE_TESTS 有什么用途? 再试一次... 有关于此的最新消息吗? 回复:MIMXRT1170SDK 中的 CONFIG_WIFI_SMOKE_TESTS 有什么用途? 谢谢。我一直在看代码,但很难弄清楚这个宏的用途。 目前我正在使用 Embedded Artists 2EL M.2 模块(WIFI_IW612_BOARD_MURATA_2EL_M2);但这可能会改变。 回复:MIMXRT1170SDK 中的 CONFIG_WIFI_SMOKE_TESTS 有什么用途? 有最新消息吗?
View full article
CAAM 和内核加密测试 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 大家好, 启用 CAAM 时,我们在不同版本的 Linux 和各种板上看到一些令人不安的错误消息 内核自检 使用 3.10.31-alpha 在 SABRE-SD 上进行测试 root@imx6qsabresd:~# dmesg ... alg: hash:hmac-sha1-caam 测试 1 失败 00000000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00000010: F1 46 BE 00 alg: hash:对 sha1-caam 的测试 1 失败 00000000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00000010:9C D0 D8 9D alg: hash:hmac-sha224-caam 测试 1 失败 00000000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00000010:47 B4 B1 16 99 12 BA 4F 53 68 4B 22 alg: hash:对 sha224-caam 的测试 1 失败 00000000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00000010: 2A AD BC E4 BD A0 B3 F7 E3 6C 9D A7 root@imx6qsabresd:~# cat /proc/cmdline console=ttymxc0,115200 ip=dhcp root=/dev/mmcblk0p2 rootwait caam 内核配置与 v7_defconfig 基本相同,只是增加了一些调试标志: ~/linux-imx6$ make arch=arm cross_compile=arm-linux-GNUEABIHF-savedefconfig scripts/kconfig/conf --savedefconfig=defconfig Kconfig ~/linux-imx6$ diff diff diff arch/arm/configs/imx_v7_defconfig 253a254 > CONFIG_USB_PHY=y 329d329 < CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC=y 334d333 < # CONFIG_CRYPTO_MANAGER_DISABLE_TESTS 未设置 我们在使用内核 3.0.35_4.1.0 时也看到了同样的结果和 3.10.17-1.0.0-ga on Nitrogen6x. 有人对此有什么见解吗? 提前感谢! 埃里克 i.MX6_All Linux Re: CAAM and kernel crypto tests SecretCryptos 是您匿名加密货币交易的一站式解决方案。无论您是想使用加密货币混合器还是在安全交易所进行交易,SecretCryptos 都能确保您所有交易的完全隐私性和匿名性。 SecretCryptos 密码混合器和交易所 所有混合器页面(每个硬币) SecretCryptos 密码混合器| 比特币 (BTC) 混合器| 以太坊(ETH)混合器| 以太坊(USDT)混合币| 美元币(USDC)混合器| BNB (BSC) 混合币| 莱特币(LTC)混合币| Dogecoin (DOGE) 混合币| XRP(瑞波币)混合币| 索拉纳(SOL)混合币| TRON (TRX) 混合器| TON (Toncoin) 混合器| 多边形(MATIC)混合器| Avalanche (AVAX) 混合器| 卡达诺(ADA)混合器| Polkadot (DOT) 混合器| Shiba Inu (SHIB) 混合器 即时加密货币交易所 加密货币交易所 Re: CAAM and kernel crypto tests <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 非常感谢,乔恩 Re: CAAM and kernel crypto tests <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 实际上,在 Herbert Xu 的 crypto-2.6 中已经对这个问题进行了适当的修复。树 特别是LKML: Herbert Xu:Crypto Fixes for 3.13andLKML: Herbert Xu:Re:3.13 的密码修复程序解决了问题。 它们需要向后移植到 3.10.xx Re: CAAM and kernel crypto tests <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 多亏了飞思卡尔的 Steve Cornelius 等人,我们才得以证明这个问题与高速缓存一致性有关。 特别是,CAAM驱动程序期望所有输入和输出在缓存行边界(i.MX6上为32字节)上对齐。 由于 testmgr 代码最初是为测试软件实现而创建的,从内核 3.10.17 开始,它并没有确保任何特定的对齐方式,这就导致了故障的发生: crypto testmgr: 在缓存行上对齐结果缓冲区 - e3e7ad4 - boundarydevices/linux-imx6 - GitHub 正如提交日志中提到的,用户空间代码中也存在对输入和输出的这种要求,因此应用程序在分配时需要小心谨慎。 Re: CAAM and kernel crypto tests <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> jamesbone你有这个案件的最新进展吗? Re: CAAM and kernel crypto tests <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 尚未修复。 Re: CAAM and kernel crypto tests <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 这个问题已经解决了吗? 我也有这个问题。但是,我需要将延迟值改为 100usec 才能成功测试。 这是一个大问题。 Re: CAAM and kernel crypto tests <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Jamesbone你能继续跟进这个案子吗? Re: Re: CAAM and kernel crypto tests <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 还有更多细节: 在caam_jr_dequeue() 的这两个位置中的任何一个位置使用相同的 udelay(20) 都不会导致测试成功: linux-imx6/drivers/crypto/caam/jr.c at boundary-imx_3.10.17_1.0.0_ga - boundarydevices/linux-imx6 - GitHub linux-imx6/drivers/crypto/caam/jr.c at boundary-imx_3.10.17_1.0.0_ga - boundarydevices/linux-imx6 - GitHub Re: Re: CAAM and kernel crypto tests <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 有关这些测试的更多信息... 在 caam_jr_enqueue() 结束时调用 udelay(20) 可以使测试成功,因此这似乎是某种形式的定时错误。 ~/linux-imx6$ git diff diff --git a/drivers/crypto/caam/jr.c b/drivers/crypto/caam/jr.c 索引 80ddddb...c8c4a7e 100644 --- a/drivers/crypto/caam/jr.c +++ b/drivers/crypto/caam/jr.c @@ -288,6 +288,7 @@ int caam_jr_enqueue (结构设备 *dev,u32 *Desc, spin_unlock_bh(&jrp->inplock); + udelay(20); 返回 0; } EXPORT_SYMBOL(caam_jr_enqueue); Re: Re: CAAM and kernel crypto tests <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 进一步更新:在随后在 3.10.17-1.0.0-ga 上启动时,我只看到了 8 字节的零: alg: hash:hmac-sha1-caam 测试 1 失败 00000000: 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 8B C0 B6 FB 37 8C 8E 00000010: F1 46 BE 00 alg: hash:对 sha1-caam 的测试 1 失败 Re: CAAM and kernel crypto tests <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 其他说明: 测试失败时显示的数值: alg: hash:hmac-sha1-caam 测试 1 失败 00000000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00000010: F1 46 BE 00 似乎与预期结果相似。这是 crypto/testmgr.c 中 hmac-sha1 的第一个测试向量: static struct hash_testvec hmac_sha1_tv_template[] = {   { key ="\x0b\x0b\x0b\x0b" 、 .ksize = 20、 .plaintext ="你好" 、 .psize = 8、 .digest ="\xb6\x17\x31\x86\x55\x05\x72\x64" "\xe2\x8b\xc0\xb6\xfb\x37\x8c\x8e\xf1" "\x46\xbe" 、 ... 请注意,"f1 46 be" 序列与预期值相吻合。 另请注意,每项失败测试的前 16 字节显示为零。 Re: CAAM and kernel crypto tests <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,海梅、 我想你没注意到我们正在测试 3.0.35_4.1.0、3.10.17-1.0.0-ga 和 3.10.31_1.0.0-alpha。 每个页面都已包含其他页面的补丁: dma_map_sg_chained 补丁: http://git.freescale.com/git/cgit.cgi/imx/linux-2.6-imx.git/commit/?h=imx_3.0.35_4.0.0&id=b30237c79003223c6e8035d5be183cd4f0b469f9 3.10.17 信息来源 https://github.com/boundarydevices/linux-imx6/blob/boundary-imx_3.10.17_1.0.0_ga/drivers/crypto/caam/sg_sw_sec4.h#L96 给 driver_algs 打补丁: http://git.freescale.com/git/cgit.cgi/imx/linux-2.6-imx.git/commit/?h=imx_3.0.35_4.0.0&id=6068d7a77b2101c172fc2f003f90b1febbf99505 3.10.17 信息来源 https://github.com/boundarydevices/linux-imx6/blob/boundary-imx_3.10.17_1.0.0_ga/drivers/crypto/caam/caamalg.c#L2083 我也不清楚我们看到的问题是否只存在于哈希算法中。 此致, 埃里克 Re: CAAM and kernel crypto tests <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 亲爱的埃里克 在 linux 3.0.35 上需要打一些补丁,以获得 CAAM 的正常功能 问&答:为什么 iMX6 的 CAAM 驱动程序在 Linux 下无法运行? 祝您愉快, Jaime ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注:如果本帖回答了您的问题,请点击正确答案按钮。Thank you! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
View full article