2248509_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2248509_ja-JP

2248509_ja-JP

RTD 0.4.5 用の動作する S32K566 MRAM ドライバの例

Schaeffler をサポートするには、Schaeffler が使用している RTD 0.4.5 用の MRAM ドライバの例が必要です。RTD パッケージで提供される例はそのままでは動作せず、ビルドできません。


目的は MRAM への書き込みをテストできるようにすることですが、Schaeffler 社からはこれが機能するかどうか疑問の声が上がっています。

よろしくお願いします。

優先度: 重要RTDRe: Working S32K566 MRAM driver example for RTD 0.4.5

こんにちは@nxp52415さん

0.8.0 CD03 パッケージバージョンの S32DS で例を確認しました。おっしゃるとおり、ビルド エラーも表示されます。このエラーを修正するには、以下の点を変更できます。

1. クロックツールとMCU構成の「Get Clock Frequency API」で「有効」を選択します。

DanNguyenDuy_0-1764296798465.png

DanNguyenDuy_2-1764296947334.png

2. Mclモジュールを追加し、「CACHEサポートを有効にする」を選択します。

DanNguyenDuy_1-1764296884603.png

3. コードを生成してプロジェクトをビルドすると、エラーが表示されます。

DanNguyenDuy_3-1764297048229.png

修正: 「NaNU」を 0U に変更し、プロジェクトを再ビルドします。

DanNguyenDuy_4-1764297119971.png

よろしくお願いいたします。

ダン


Re: Working S32K566 MRAM driver example for RTD 0.4.5

こんにちは@nxp52415さん

MRAM の例は、0.8.0 CD03 パッケージ バージョンでテストおよび検証されました。ユーザーはこれらの例を参照できます。

バージョン 0.4.5 では、この例をビルドするには、ユーザーは以下のようにパスを設定する必要があります。

DanNguyenDuy_2-1764122690806.png

よろしくお願いいたします。

ダン

Re: Working S32K566 MRAM driver example for RTD 0.4.5

こんにちは、ダン。


ありがとうございます。ただし、私は S32D の例を参照しています。これらを構築可能にするヒントもお持ちですか?

0.8.0 CD03 MRAM の例もビルドされません。

よろしくお願いします。

Re: Working S32K566 MRAM driver example for RTD 0.4.5

ありがとうございます、うまくいきました!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-01-2025 12:35 AM
Updated by: