Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
S32K344从待机唤醒后程序从哪里开始运行? S32K344从待机唤醒后程序从哪里开始运行? 回复:S32K344从待机状态唤醒后程序从哪里开始运行? 谢谢 回复:S32K344从待机状态唤醒后程序从哪里开始运行? 是的。将 GPIO 设置为高电平,然后将 1 写入 DCMRWF1[STANDBY_IO_CONFIG]: 建议使用示波器确认引脚状态。 回复:S32K344从待机状态唤醒后程序从哪里开始运行? 那么当我的 MCU 从待机模式唤醒到运行模式时,我可以一直保持 GPIO 输出高吗? 回复:S32K344从待机状态唤醒后程序从哪里开始运行? 是的。 看一下 图8。S32K3xx 低功耗管理 的 PAD保持流程.pdf。待机期间,所有引脚均保持其在运行模式下的最后状态。 无论进入待机模式前是否启用了焊盘保持功能,GPIO 都会始终保持进入待机模式前设置的状态。焊盘保持功能的主要作用是在 MCU 复位到焊盘保持禁用(写入 DCM_GPR->DCMRWF1[STANDBY_IO_CONFIG] = 1)期间保持 GPIO 模式。 Re: Where does the program start running after S32K344 wakes up from standby? TPS62135、TPS54J061RPGR and BQ25171Q1。Can I maintain the high output level of S32K344 gpio pin during the system reset period when S32K344 wakes up? 回复:S32K344从待机状态唤醒后程序从哪里开始运行? 请告诉我电源管理芯片的零件编号。如果只需要维持S32K3引脚电压,请阅读7. S32K3xx低功耗管理 待机模式下的Pad保持.pdf。 回复:S32K344从待机状态唤醒后程序从哪里开始运行? 我们的S32K344管理着给其他模块供电的电源管理芯片,需要S32K344来启用这些电源管理芯片。如果我从待机模式唤醒 S32K344,它将从重置处理程序执行系统重置以运行程序,并且我们主板上的其他模块将断电。我该如何解决这个问题?
查看全文
IMX8mm ブート ROM イベント バッファ読み出し こんにちは 私は現在、カスタムボード上のi.MX8MMでメインラインのu-bootv2025.01を実行しようとしています。ただし、ブートローダーでスタックしており、シリアルインターフェイス経由で出力されません。そこで、J-Linkベースを接続してレジスタを読み出しました。SPLが明らかにBoot ROMに戻ることがわかったので(Cortex-A53を停止したときにPCがBoot ROMの範囲内にあるため)、ROMイベントログバッファを読み出して詳細を確認したいと思いました。 この投稿(https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/ROM-Event-on-i-MX8M/m-p/1989877)を見つけたので、アドレスとして0x9E0も試してみましたが、出力は意味をなさないようです。 --- Cortex-A53が同定されました。 Jリンク>停止 PC = 00000000000160C4 CPSR = 600003CD(AArch64、EL3h(SP_EL3)モード、IRQマスク、FIQマスク) SP = 0000000000901F40 ELR_EL1 = 2280006102140688 ELR_EL2 = A700010002088A08 ELR_EL3 = 0000000000016390 SP_EL0 = 01C0000202200002 SP_EL1 = 030C001080440040 SP_EL2 = 000000002002F0F3 SP_EL3 = 0000000000901F40 R0 = 000000000090CC90、R1 = 0000000000000006 R2 = 0000000000901DFB、R3 = 0000000000000000000 R4 = 000000000000C1DC、R5 = 0000000000901DFC R6 = 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 R8 = 00000000000000000000、R9 = 0000000000000180 R10 = 0000000000000047、R11 = 000000000000000000000 R12 = 000000000090B5E0、R13 = 000000000090B528 R14 = 0000000000004000、R15 = 000000000090B5E0 R16 = 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 R18 = 0000000000000000000、R19 = 0000000030350480 R20 = 000000000000000F、R21 = 000000000090E6D8 R22 = 000000000090C000、R23 = 0000000030350480 R24 = 0000000000000002、R25 = 0000000000910000 R26 = 0000000030390070、R27 = 0000000072000000 R28 = 00000000000000000000、R29 = 0000000000901F40 R30 = 00000000000160C4、R31 = 000000000000000000000 JMISC = 0000000000000008 J-Link>mem32 0x9E0 4 000009E0 = 0090E558 00000000 0090E6D8 00000000 Jリンク> --- 0x9E0はixm8m Mini(Nanoだけでなく)でも正しいバッファアドレスですか?この点については、AN12853あまり明確ではありません... これが正しい場合、最初の8ビットはROMイベントID(0x01で始まる)であるはずなので、読み取られたデータは私には意味がありませんが、0x00として読み取られましたか?それとも、ここでの解釈を間違えたのでしょうか? 敬具 マルクス PS:私はすでにこの質問を https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/ROM-Event-on-i-MX8M/m-p/1989877 に追加しました 、 しかし、この投稿は「解決済み」とマークされているため、そうしないと見つからないことを恐れて、新しい投稿を作成しました... Re: imx8mm ブート ROM イベント バッファの読み出し こんにちは i.MX mSCALEシリーズには、すべてのi.MX8Mファミリプロセッサが含まれています。 i.MX8MM、i.MX8MQ、i.MX8MN、i.MX8MPlus また、実際には間違っていますが、OCRAMのアドレス0x9E0読み取られると、ROMログが保存されているアドレスが返されることに注意してください。   だからあなたのログ0でx90E558 は、ROM ログが格納されている正しいアドレスです。 よろしくお願いします/サルドス、 アルド。
查看全文
RT1061は、SPIやフラッシュでプログラムを実行することはできませんが、RAMでうまくデバッグできます。 私は初心者で、RT1061でI2C経由でLEDドライバーチップを駆動することに取り組んでいます。RAM デバッグ モード (LED が点灯) では正常に動作しますが、flexspi_flash_nor_debug を使用すると、IAR シミュレーションでも jflash で点滅してもハードウェアの初期化が失敗します。フラッシュの内容を読み取ることができるので、コードが読み込まれます。広範囲にチェックしましたが、原因は見つかりません。助けてもらえますか?感謝。 私はflexspi1を使用しており、コードはhello worldの例から部分的に移植されています。 ブートROM|ブート|フラッシュ Re:RT1061は、spiでもフラッシュでもプログラムを実行できませんが、RAMでうまくデバッグできます。 RT1021を使用して通常のGPIOでLEDを点灯させるときにも同じ問題が発生しました。サンプルコードをほとんど変更せず、IOポートを変更しただけです。Keilを使用しましたが、デバッグモードではLEDが問題なく点灯します。ただし、flexspi_flash_nor_debugを使用すると、LEDは点灯しません。
查看全文
DMA 应用说明 这是“MPC57xx:配置和 使用 eDMA 控制器”应用说明也适用于 S32K322 吗? 回复:DMA 应用说明 我可以使用任何通道来连接任何外设吗?或者是否有任何预定义的通道与外设连接? 回复:DMA 应用说明 我需要将 CAN3 路由到 DMA 通道,我怎么知道需要从 DMA MUX 中选择哪个 DMA 通道。 回复:DMA 应用说明 是的,可以使用,但主要参考 S32K3 参考手册,因为那里可能存在细微的差别。
查看全文
S32K312的重置原因 你好呀。 我们在现场测试中使用 S32K312 芯片。 没想到,测试过程中芯片竟然重置了好几次。 到目前为止,我们读到的重置原因是 15 和 30。但我们无法弄清楚到底发生了什么,我们渴望解决意外重置问题。 15:MCU_F_EXR_重置 我们知道,检测到 RESET_B 上的下降沿可能会导致外部复位。这可能是原因之一,但我们尚未看到任何迹象。 还有其他原因会导致 MCU_F_EXR_RESET 吗? 30:MCU_多次复位_原因 注释为<除“开机事件”外,还记录了多个重置事件>。 你能进一步解释一下吗? 谢谢。 #重置原因
查看全文
i.MX系列处理器库存相关 大家好, 我目前正在从事一个需要大量 i.MX 系列处理器的项目。不幸的是,我在获取必要的库存方面遇到了一些困难。虽然我知道 NXP 不直接销售这些处理器而是通过授权分销商销售,但我发现这些分销商网站上的库存非常有限。 我将非常感谢有关如何批量获取 i.MX 系列处理器的任何建议或意见。 回复:i.MX系列处理器库存相关 我正在寻找 i.MX93 处理器 (MIMX9352CVVXMAB) 谢谢 回复:i.MX系列处理器库存相关 i.MX系列处理器具体型号是什么?告诉我,以便论坛管理员能够帮助您
查看全文
LPC553x参考手册排版错误 女士们,先生们, 我可能在 LPC553x 的参考手册中发现了误导性的声明。 LPC553x 参考手册,修订版 3,2023 年 7 月,第 2062 页: bit 3,FIFOEN FIFO使能位描述如下: “ 0 -启用FIFO 模式并禁用缓冲模式。任何写入的数据都会进入缓冲区然后 进行转换。“ 据我所知,当数据进入缓冲区时,FIFO 会被禁用,这称为缓冲模式。下一点描述了该位何时为 1,这似乎是正确的。 回复:LPC553x参考手册打字错误 您关于LPC553x 的信息很有帮助,我最近正在研究它。 谢谢! 回复:LPC553x参考手册打字错误 您好,文档团队感谢您的发现,文档将在下一个版本中对此进行更改。 0——禁用 FIFO 模式并启用缓冲模式。任何写入的数据都会进入缓冲区然后进行转换。 此致, 帕维尔 回复:LPC553x参考手册打字错误 你好,帕维尔, 这是参考手册中需要纠正的另一件事。 在图 265(模拟子系统连接)中,两个 ADC 的一些输入数字难以读取。请参阅附图 ADCBlock.png。 回复:LPC553x参考手册打字错误 地狱帕维尔, 当您联系文档组时,您能否要求他们在参考手册中记录更多细节? 我认为有以下几点: -有一些位称为 DAC 隔离。我找不到任何描述,他们在做什么。 - 同样对于 DAC:操作 DAC 需要两个参考:ZTC 电流参考和 PTAT 电流参考。我将它们打开,它运行完美,但我不知道这两个位在做什么以及为什么需要它们。 - 还有另一个“隔离”位:VREF_ISO。也找不到描述,那是什么。 对我这个硬件工程师来说,隔离意味着电流隔离,但允许的最大电压是多少?我知道,芯片里肯定还有别的东西,但是是什么呢? 还有一件事: 参考手册给出了如何配置 DAC 的提示。这里缺少一步:必须启用 OpAmp 缓冲区,否则,当数据低于 0x6FF 时,输出浮动,当数据高于 6FF 时,有一个具体的电压,但其值是错误的,小于预设值的一半。 回复:LPC553x参考手册打字错误 您好,很抱歉,我发送了第二封邮件,告诉您第一封邮件有误,我已向文档团队报告了您发现的拼写错误,我正在等待更多详细信息的分享。 此致, 帕维尔 回复:LPC553x参考手册打字错误 你好,帕维尔, 感谢您的快速反应。我想提请您注意恩智浦的产品长寿计划。根据此列表: https://www.nxp.com/products/nxp-product-information/nxp-product-programs/product-longevity:PRDCT_LONGEVITY_HM LPC553x 控制器于 8 月推出。2023年,并将继续生产15年。我认为它们是相当新的芯片。 我只是想用这个控制器开发我的第一个电路,作为新手,我发现文档中存在一些不一致之处。上面提到了一个,它是文档中的失败。 另一个不一致之处是:标准计数器/计时器曾经被称为 CTimer,有时简称为 Timer:SYSCON->AHBCLKCTRL1,位 22、26 和 27 简称为 Timerx,但这些位属于 CTimer。(参考手册,第 223 页顶部) 回复:LPC553x参考手册打字错误 您好,我叫 Pavel,我将支持您的案例,我做了一份报告,让我从文档团队那里获得一些详细信息。 此致, 帕维尔
查看全文
MemAcc 在数据闪存中工作,但在代码闪存中不工作 各位聪明人,大家好, 我们目前正在为 S32K324 开发引导加载程序,并将MemAcc与S32K3_S32M27x 实时驱动程序 ASR R21-11 版本 4.0.0 P19驱动程序包中的底层Mem_43_INFLS驱动程序一起使用。 我注意到,只要我将数据写入 Data-Flash 部分,MemAcc_Write() 函数就能完美运行。一旦我有想要写入驱动器的代码闪存部分,就会写入 16 字节到 128 字节之间的数据,然后才导致硬故障。 我已经检查了 HFSR 并且它指出了 FORCED Hardfault 并且 BFSR 确实显示了IMPRECISERR 。 我尝试写入的内存地址是 0x440000 - 0x442000。与 8k 扇区边界对齐的代码闪存部分,在闪存之后仍未初始化。所以它只包含 0xFF。 我尝试切换到 C40 驱动程序进行测试运行,但当驱动程序返回 STATUS_SUCCESS 时,Flash 没有接受任何数据。但这里并没有发生硬故障。 有人知道我该如何进一步调试我的问题吗? 回复:MemAcc 在数据闪存中有效,但在代码闪存中无效 我确实找到了仅在 ISR 期间发生的错误的解决方案。 将写入功能加载到 SRAM 中时,驱动程序设置没有问题。问题是,当我写入 C-Flash 块 0 时,触发了 ISR。ISR 的代码被放置在这个 C-Flash Block 0 内,导致 RWW 错误。 这解释了为什么它可以在其他 Flashblock 内工作,并且在中断被禁用时可以工作,但在中断启用时却不能工作。 回复:MemAcc 在数据闪存中有效,但在代码闪存中无效 我刚刚再次测试检查所有状态寄存器。 BFSR 没有显示不精确的错误,它显示 IBUSERR。 DFSR 也显示 9,表示部分出现域故障。
查看全文
寻找MPC5646C引导加载程序的代码 大家好,恩智浦社区, 我是 MCU 新手,刚刚开始使用 MPC5646C 和 CodeWarrior 11.1。我一直在搜索,但未能找到参考手册 CH.5 中描述的引导加载程序代码,该代码负责搜索引导扇区、配置 4KB MMU TLB 以及将指令指针设置为引导向量地址。有什么方法可以查看代码,或者有什么说明可以说明如何实现它吗? 任何帮助都将不胜感激! 谢谢! 回复:寻求MPC5646C引导加载程序的代码 当然可以,感谢您的快速回复。
查看全文
SRAMとSDRAMは、1つのデザインでimxrt1062と連動して接続可能 こんにちは IMXRT1062コントローラーを使用して新製品を設計しています。すでにSRAMと接続し、動作していることを確認しました。現在、SDRAMとのインターフェースも計画しており、必要に応じてSRAMとSDRAMの両方にアクセスできるようにしています。 IMXRT1062を使用してSRAMとSDRAMの両方とインタフェースすることは可能ですか? i.MXRT 106倍 Re: SRAM と SDRAM は 1 つのデザインで imxrt1062 と連動 こんにちは@VishalAvg , NXP MIMXRTシリーズにご興味をお寄せいただきありがとうございます。 はい、これはSEMCで行うことができます。SEMCは、高性能と低ピン数の両方に最適化されたマルチスタンダードメモリコントローラです。同じアプリケーション内で複数の外部メモリをサポートし、アドレスとデータピンを共有することができます。サポートされているインターフェイスには、SDRAM、NORフラッシュ、SRAM、NANDフラッシュ、および8080ディスプレイインターフェイスが含まれます。 よろしくお願いいたします ギャビン
查看全文
dsp启动源代码B4860 我使用QorIQ-SDK-1_7-IC-RevA, 我看到第8章linux用户空间IPC,其中有dsp_boot(dsp引导加载程序的源代码)部分。想知道在哪里可以获取/下载它的源代码?dsp_boot源代码包含在sdk的哪个文件夹中? 此致, Mark 回复:DSP启动源代码B4860 好的,谢谢。 回复:DSP启动源代码B4860 非常感谢。在 ppc64e6500-fsl-linux/ipc-ust/git-r0/git 找到了源代码文件。 回复:DSP启动源代码B4860 请转到文件夹 build_b4860qds/tmp/work/ 并运行以下命令。 寻找 。-name ipc-ust 回复:DSP启动源代码B4860 请检查build_b4860qds/tmp/work/ppce6500-fsl-linux/ipc-ust是否存在。 回复:DSP启动源代码B4860 我按照你的建议操作,日志如下。那么就没有源代码文件夹。 build_b4860qds-64b_release]$ bitbake ipc-ust -c patch -f 警告:主机分布“CentOS-7.2.1511”尚未通过此版本的构建系统进行验证;您可能会遇到意外故障。建议您使用经过测试的发行版。 加载缓存:100% |###########################################| 预计到达时间:00:00:00 从依赖缓存中加载了 3921 个条目。 注意:解决任何缺失的任务队列依赖关系 构建配置: BB_VERSION = "1.22.0" BUILD_SYS =“x86_64-linux” NATIVELSBSTRING = "CentOS-7.2.1511" TARGET_SYS =“powerpc64-fsl-linux” 机器 = "b4860qds-64b" 发行版 = “fsl-networking” 发行版本 = "1.6" TUNE_FEATURES =“m64 fpu-hard e6500 altivec” TARGET_FPU =“硬” 元 meta-yocto meta-yocto-bsp =“(从fsl-sdk-v1.6分离):0d2ce44c2b0f8cc9699e30cca2c24655be89d58b” meta-fsl-ppc =“(从fsl-sdk-v1.6分离):6cf59d9de63a9fc5f8942c0d10c622898f4315ce” meta-fsl-ppc-工具链=“(从fsl-sdk-v1.6分离):a546e42f86e7d57de19e27907365d170b13fc18f” 元 fsl 网络 meta fsl网络=“(从8dec9c6分离):8dec9c690188cce5305ef5055f91e5cfa35c63f4” 元虚拟化 元虚拟化=“(从fsl-sdk-v1.6分离):8044073f63a0d99541a43ac5f2f6d789f94c7c7c” 元 元网络 元网络服务器 元红宝石 元文件系统=“(从fsl-sdk-v1.6分离):b86007f742a1b829ccc8d76e485bb3f789cefaa4” meta-java =“(从fsl-sdk-v1.6分离):d01f7d39e513790ddce20e6724723722119a3700” 元OpenStack meta-openstack-计算-部署 meta-openstack-控制器部署 meta-openstack-qemu =“(从fsl-sdk-v1.6分离):f627404399a134672e0b5e26a0d9b794a6f8adf4” 注意:准备运行队列 注意:污染哈希以强制重建任务/sdb/marklyu/QorIQ-SDK-V1.6-20140619-yocto/meta-fsl-ppc/recipes-bsp/ipc/ipc-ust_git.bb,做补丁 注意:执行 SetScene 任务 注意:执行 RunQueue 任务 注意:任务摘要:尝试了 10 项任务,其中 9 项不需要重新运行,并且全部成功。 摘要:显示了 1 条警告消息。 回复:DSP启动源代码B4860 欢迎 回复:DSP启动源代码B4860 非常感谢您的回答!
查看全文
最近デバッグが失敗した(LPC-Link.2でLPC11U68を使用) 最近、独自のPCBでLPC11U68を デバッグすることに失敗しました 。症状は、プログラムをダウンロードして実行できるが、ブレークポイントによって中断が発生しなくなることです。シングルステップ、ステップリターン、ステップオーバーなどの「実行」コマンドの多くは効果がありません。実行(ショートカットキーf8)は正常に機能します。一時停止アイコンは正常に機能します。 これまでに、1)ターゲットのPCBを変更しましたLPC11U68、2)LPC-Link2インターフェースを変更しました、3)MCUXpressoを再起動しました、4)ホストコンピューターを再起動しました。 どんな提案でもいただければ幸いです。 jドラム コアとメモリ Re:最近デバッグが失敗しました(LPC-Link.2でLPC11U68を使用) こんにちは。 デバッガーは、最初の (そして唯一の) エラー以来、正常に動作しています。すでに述べたように、 修正 は コンソールからgdbデバッガを使用することでした。 IDEデバッガがロックアップした理由(設定されたブレークポイントに到達しなかったり、1ステップも実行しなかったりする)については、まだ答えがありません。再起動、再コンパイル、または再起動を行っても問題は解決しませんでした。そのインシデントの間、プログラムはまだ正常に実行されており、一時停止することができましたが、IDE タイプのデバッグは可能ではありませんでした。 2週間後に解決済みボタンを設定しています。 jドラム Re:最近デバッグが失敗しました(LPC-Link.2でLPC11U68を使用) ありがとうございました@Pavel_Hernandez  LPCopenを MCUXpresso IDE v11.8.0 [ビルド 1165] [2023-07-26]。MCU と SDK は LPC11U68 には適用されません。 gdb を使用してデバッガーを再び機能させたため、ブレークポイントは以前と同様に設定できます。チップは最大3つのブレークポイントを受け入れます。 jドラム Re:最近デバッグが失敗しました(LPC-Link.2でLPC11U68を使用) こんにちは、プロジェクトをクリーンアップし、更新して再度ビルドすることをお勧めします。私の側でこれをリプレイする方法はありますか?使用しているMCUは何ですか? IDEのバージョンとSDKについて教えてください。 よろしくお願いいたします パベル Re:最近デバッグが失敗しました(LPC-Link.2でLPC11U68を使用) こんにちは。さらなるアップデート gdb デバッガを使用することで、sprintf() のアセンブラコードの奥深くにブレークポイントを設定することができました。マシン語のウィンドウを探していたところ、プログラムがついにブレークポイントにヒットして停止しました。 おそらく、コードが無限ループに陥り、設定されたブレークポイントのいずれにも到達しなかったのでしょうが、だからといって、デバッガがプログラムの開始時にも 1 ステップも実行しない理由を説明できません。 IDE添付のスクリーンショット。 jドラム まだ疑問に思っています。
查看全文
How to build device tree changes? IMX8M Nano Yocto build setup from NXP I want to build a modified device tree for the imx8m nano. I understand the syntax of device tree source files (.dts, dtsi), but I don't know how to get the yocto build to update the DTB: imx8mn-evk.dtb. I modified imx8mn-evk.dts and built, but my changes do not seem to affect the build. As a test I simply typed garbage into the file and even renamed the file. I expected the build to fail, but no it doesn't. Thing is there's many copies of this file in my build tree. I picked the one under nano/tmp/work-shared/imx8mn-lpddr4-evk/kernel-source/arch/arm64/boot/dts/freescale/ where nano is my build dir. I realize that the files under tmp are only quasi-source files. They come from somewhere else. Maybe modifying them under tmp does not automatically cause the build to see the change. Or I have modified the wrong copy of the file. Or I selected the wrong target to build. I did "bitbake core-image-minimal" thinking that would be good. IDK whether this is a general yocto issue or something particular to the IMX yocto build. FYI Yocto makes little sense to me in general. How do I get the yocto build to build changes to the device tree? i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux Yocto Project Re: How to build device tree changes? The info in the link How-to-compile-Linux-Kernel-Image-and-device-tree-using-Yocto is good. I actually had already found that info in NXP docs. But it's spread across two docs. The linked article is a more concise and direct description of the steps.  That said, it was not clear to me from the NXP docs or the article _why_ I'd want to use a standalone build or why it so very complicated to setup. But, I see the value of the standalone build now. And I was able to build an updated DTB. Thanks. Re: How to build device tree changes? Hi @chillinwithscb! Thank you for contacting NXP Support! You can follow the next posts to solve the problem. https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/How-to-compile-Linux-Kernel-Image-and-device-tree-using-Yocto/ta-p/2022759 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/How-to-use-Devshell-to-compile-device-tree-files/ta-p/1727428 Best Regards! Chavira
查看全文
使用S32K312调试FS23示例,编译时报错文件未找到,是否因为缺少配置 Re: 使用S32K312调试FS23示例,编译时报错文件未找到,是否因为缺少配置 如果使用的是MCAL里的Sbc_fs23 component, 那么这些都是MCAL里的Spi component自动生成的: Sbc_fs23_example_HLD_S32K344\RTD\include\Spi.h Sbc_fs23_example_HLD_S32K344\generate\include\Spi_Cfg.h 但是你这个例子使用的是Drivers里的Sbc_fs23_Ip,Drivers里的Lpspi component没生成这些文件。 Re: 使用S32K312调试FS23示例,编译时报错文件未找到,是否因为缺少配置 hi 我使用的是FS23 SBC AUTOSAR R21-11 Version 1.0.0 + S32K3 RTD 4.0.0. 我没有使用官网提供的示例,使用的是第三方的示例,但是显示缺少Spi.h、Spi_Cfg.h等等,我想知道这个是工具自动生成的还是我需要指定头文件目录才能链接。 Re: 使用S32K312调试FS23示例,编译时报错文件未找到,是否因为缺少配置 Hi 这在之前有讨论过: https://community.nxp.com/t5/S32K/fs23/td-p/1986550 1.  Sbc_fs23_Ip在 S32K3xx FS23 SBC AUTOSAR R21-11 Version 0.9.0里没法用,推荐使用FS23 SBC AUTOSAR R21-11 Version 1.0.0 + S32K3 RTD 4.0.0.  2. Sbc_fs23_Ip的例子没有提供。 抱歉给你带来不便。 Best Regards, Robin ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "ACCEPT AS SOLUTION" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------
查看全文
MCUXpresso深色主题(模式)设置 我对 MCUXpresso 暗主题(模式)设置有几个问题。请参阅附件。我想修改 C 代码的注释颜色和用于在项目资源管理器中突出显示源文件的颜色。这些在哪里改变? 回复:MCUXpresso 暗主题(模式)设置 我会查看他们的论坛,谢谢。 回复:MCUXpresso 暗主题(模式)设置 其他论坛提到更改 IDE 的 CSS 文件,但我不知道要更改哪个参数,因为参数太多了。 回复:MCUXpresso 暗主题(模式)设置 谢谢,我最终找到了。但我仍然无法改变该项目文件夹的突出显示(在我之前的图片的左侧)。 回复:MCUXpresso 暗主题(模式)设置 谢谢,但是我已经尝试过了,但是没有用。 回复:MCUXpresso 暗主题(模式)设置
查看全文
BFU660F 的 Spice 型号 您好, 能否提供 BFU660F 的香料型号? 谢谢! 约翰 Re: Spice Model for BFU660F 您好, ,我试图将此模型用于 Orcad PSpice,但似乎无法识别某些参数(例如:...M参数......),软件就会出错。请提供可在 orcad PSpice 中导入的 BFU660F 模型, ,谢谢您的支持 ,致以最诚挚的问候 Jonata Re: Spice Model for BFU660F 亲爱的艾丽卡 我想在 LTSPICE 中使用 2 发射器模型。 请发布 BFU660F 的 4 针型号。 顺祝商祺! 诹访仁 Re: Spice Model for BFU660F 嗨,艾丽卡、 谢谢你的香料模型。 您可以关闭此主题。 顺祝商祺! 约翰 Re: Spice Model for BFU660F 您好。 SPICE 模型附后。 希望对你有所帮助。 此致问候
查看全文
PN7642 OM27642EVK SDK Keil uVision PN7642 Arm Cortex M-33 コア用の SDK を構築するためのソフトウェアを探しています。 OM27642EVK 開発キットを持っており、Keil uVision に接続したいと考えています。 デバッガー: ULink Pro Re: PN7642 OM27642EVK SDK Keil uVision こんにちは、ダニエル。   リンクをありがとうございます。SDK をビルドしてダウンロードすることができました。スタンドアロンの例もダウンロードできました。 現在不足しているのはPN7642のソフトウェアパックです     ダウンロードしてインストールしようとしましたが、サイトにアクセスCANません: 403 禁止 https://mcuxpresso.nxp.com/cmsis_pack/repo/   パックを提供していただくか、ダウンロードする権利を付与していただけますか?   ご支援ありがとうございます。 ラドスラフ Re: PN7642 OM27642EVK SDK Keil uVision こんにちは@RadoslawTomasik 、こんにちは! 弊社製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。 Keil 用の PN7642 SDK は、 SDK Builder | MCUXpresso SDK Builder (「Toolchain/IDEs」フィールドで「Keil MDK」を選択) からダウンロードできますが、これはかなり古いため、 MCUXpresso IDEs用の SDK v02.15.003 を使用して開発することをお勧めします。 よろしくお願いいたします。 ダニエル
查看全文
iMX RT1176 で可能な限り最速の LVGL グラフィックス VGLite または PXP が必要ですか? iMX RT1176を横向き720x1280で動作させ、スクロールやアニメーションなどのグラフィックを可能な限り高速化したいと考えています。参考になる設定やLVGLデモの例はありますか?現在、MIMXRT1170-EVKBとRK055HDMIPI4MA0 5.5インチ画面を使用しています。 また、ベアメタルではなく FreeRTOS を使用しています... ありがとうございました。 Scott Re: Need fastest possible LVGL graphics VGLite or PXP on iMX RT1176? こんにちは、 @jingpan 、 @application_ninja 私は自分のプロジェクトで LVGL を使用 CAN かどうかを調べるために作業しています。そのため、私は SDK の例と GUI Guider を使用しています。 MIMXRT1166 と MIMXRT1170 EVK ボードの両方を持っています。すべての例を SDK と GUI Guider で直接実行します。私は特に、GUI Guider v1.9.0 の ScreenTransition Example に焦点を当てました。 これまで、25〜30FPS を超える FPS 値を達成するために、さまざまなシナリオを試してきました。ただし、VG-Lite または PXP、またはその両方の GPU を有効にしても、表示されませんでした。 CPU だけで UI を実行すると、VGLite または PXP を有効にして使用するよりもはるかにうまく動作することがわかりました。CPU 使用率が低すぎる場合は、CPU のみを使用して作業を続行します。ただし、Gui Guider の ScreenTransition Example の CPU 使用率は %90 を超えます。SO、後で BSP が関与すると、プロジェクトを実行および管理できなくなります。それが私がVGLiteを使うことに重点を置いた理由です。しかし驚くべきことに、VGlite を使用してもまったく機能しません。CPU 使用率が %70 レベルまで下がりましたが、FPS 値は 6~7 fps レベルになりました。 UI Fps パフォーマンスを向上させるために他にCAN何を検索しているときに、あなたのチケットを見つけました。720 x 1280 ディスプレイ パネルで 47fps レベルに達したとおっしゃっていました。SO、あなたの経験こそがまさに私の焦点なのです。下記のリンクに記載されているように、いろいろ試してみましたが、CPU 消費量が許容範囲内で 30 fps や 20~25 fps の値に近づくことはできませんでした。SO、どうやって 47fps レベルに到達したのか、本当に助けが必要ですか? また、GUI Guider 側に問題の解決策を見つけるためのチケットを開きました。リンクはこちらです。LVGL UI のパフォーマンスを向上させるためにこれまでに行ったすべての詳細は、こちらで読むことができます。https ://community.nxp.com/t5/GUI-Guider/LVGL-Demo-Example-Working-too-slowly-problem/td-p/2164492 コメントをお待ちしています。前もって感謝します Re: Need fastest possible LVGL graphics VGLite or PXP on iMX RT1176? -O2 は確かに役立ちますが、それでもこのデバイスに期待するパフォーマンスではありません。 😞 Re: Need fastest possible LVGL graphics VGLite or PXP on iMX RT1176? こんにちは、 @application_ninjaさん、 元の例では、私のボード上で 20FPS が報告されています。コンパイル最適化レベルを -O2 に設定すると、34FPS になります。 この例では、VGLite を使用して CPU の作業負荷を軽減します。LV_USE_GPU_NXP_VG_LITE を 0 に設定すると、加重 FPS は 24 になります。また、コンパイル最適化を -O2 に設定すると、47FPS になります。 よろしくお願いいたします。 ジン Re: Need fastest possible LVGL graphics VGLite or PXP on iMX RT1176? GUI Guider を試してみましたが、結果はまだ遅いです。そのため、最良の結果を得るために使用できる最適な設定は何ですか?デュアル コア 1GHz プロセッサなら超高速のグラフィックスが実現できるはずだと考えますが、実際はそうではありません。サンプルの「ベンチマーク」LVGL プログラムを実行すると、15fps 未満になりますが、これは正常または予想される結果ですか? Re: Need fastest possible LVGL graphics VGLite or PXP on iMX RT1176? こんにちは、 @application_ninjaさん、 GUI Guider をご利用ください。LVGL をベースにしており、RT1176 および PXP 向けに最適化されています。 https://www.nxp.com/design/software/development-software/gui-guider:GUI-GUIDER よろしくお願いいたします。 ジン
查看全文
适用于 ARM 2018R1 许可证的 S32DS 您好: 我的 ARM 2018R1 IDE 的 S32DS 许可证已过期。您能帮我检查并扩展一下吗? 谢谢。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好 我的 适用于 ARM v2018.r1 的 S32 Design Studio 的 许可证 已经过期。 能帮我扩展一下吗? 激活代码 00B2-2243-F93D-50F1 非常感谢。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好:我的 ARM 2018R1 IDE 的 S32DS 许可证已经过期。您能帮我检查并扩展一下吗? 谢谢 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,我的 ARM 版本 2018.R1 的 S32 Design Studio 许可证已经过期。能帮我扩展一下吗? 激活代码0255-52A3-B9BE-AB0C 非常感谢! Re: S32DS for ARM 2018R1 license 您好: 我的 ARM V2.2 版 S32DS 许可证将在 13 天后到期。您能帮我检查并扩展一下吗? 适用于 ARM 的 S32 设计工作室 ActivationId:97B6-8CB8-3FC0-851A Evaluation Days: 13 Feature Version: 2.2 Feature Status:评估 (13 天) 谢谢。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Re: S32DS for ARM 2018R1 license ,,,,,,,,,,,,,, Re: S32DS for ARM 2018R1 license ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Re: S32DS for ARM 2018R1 license ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Re: S32DS for ARM 2018R1 license 是的 叶 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 您好: 我的 ARM 2018R1 IDE 的 S32DS 许可证已过期。您能帮我检查并扩展一下吗? 谢谢。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好、 我的 S32DS ARM V2.2 许可证已过期。 您能帮我延长许可证的有效期吗? ActivationId:dd5c-6f03-8ae4-7eca 非常感谢。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 我的 S32DS for S32 Platform 3.4 许可证过期了,您能帮我检查并延期吗?谢谢。激活码 C5A1-5B94-2A38-9034 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 您好: 早上好,先生!我的 S32ds 许可证过期了,您能帮我延长许可证吗? 非常感谢!需要您的帮助! Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好: 我的 ARM 2018R1 IDE 的 S32DS 许可证已经过期。您能帮我检查并扩展一下吗? 谢谢。Activation Code:349D-19F8-FFD7-7F10 回复: S32DS for ARM 2018R1 license 您好: 我的 ARM 2018R1 IDE 的 S32DS 许可证已过期。您能帮我检查并扩展一下吗? 谢谢。 激活代码592C-8B75-D563-0CAE Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好、 您的 S32DS 许可证已延期。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 我的 ARM 2018R1 的 S32DS 许可证已过期。我请求延期。非常感谢。 代码9DD9-3E3B-4AA1-1DE3 S32DS for ARM 2018R1 license 您好, 我的 S32 Design Studio for ARM v2018 R1 许可证已经过期,你能帮忙延期吗?谢谢! 激活代码 DE17-8B75-A725-CBC3 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 我的 S32DS for Power Win32 v2017 IDE 许可证已过期。您能帮我检查并扩展一下吗? 提示"不允许返还此许可证。" 当我试图退货时。 谢谢。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 我的 ARM 2018R1 IDE 的 S32DS 许可证已过期。您能帮我检查并扩展一下吗? 激活代码 D429-1EC2-B799-7507 谢谢。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好:我的 S32 Power Architecture Design Studio® v2.1 - Windows/Linux IDE 已过期。您能帮我检查并扩展一下吗? 激活代码 DDD9-023A-976E-CD88 谢谢。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 您好: 我的 ARM 2018R1 IDE 的 S32DS 许可证已过期。您能帮我检查并扩展一下吗? 激活代码 DDD9-023A-976E-CD88 谢谢。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好、 您的 S32DS 许可证已延期。请使用旧代码重新激活 S32DS。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,我的 ARM 版 S32 设计工作室 v2.2 许可证已过期,能否帮忙延期? 激活码: 2D6B-DC21-07CF-F125 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好、 您的 S32DS 许可证已延期。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 您好: 我的 适用于 ARM v2.2 的 S32DS IDE 即将到期,你能帮我检查一下并延长它吗? 谢谢。 我的激活代码BC11-7022-0D21-E460 回复: S32DS for ARM 2018R1 license 你好 我的 S32 Design Studio for ARM v2018 R1 许可证已经过期,你能帮忙延期吗?谢谢! 激活代码 4777-90eb-daf6-ae57 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好、 您的 S32DS 许可证已延期。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好 我的 ARM v2018 R1 版 S32 Design Studio 许可证已过期。能帮我延长一下吗? 激活代码6ec6-15b7-7227-97f6 谢谢。 卡罗 回复: S32DS for ARM 2018R1 license 您好: 我的 ARM V1.3 版 S32DS 许可证已过期。您能帮我检查并扩展一下吗? 谢谢。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 问题解决了,谢谢 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 请帮我扩展 S32DS 许可证。激活代码:FF84-9C7B-EFCB-6595。谢谢! Re: S32DS for ARM 2018R1 license 您好, 我检查了您的账户,所有许可证都有效并已激活。对于 S32DS PA,您使用了不同的激活密钥,但这不是问题。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 软件反馈 :(许可证丢失) Re: S32DS for ARM 2018R1 license 您好,我的 S32 Design Studio for Power Architecture 2.1 版许可证已经过期,能否帮忙延长一下? 激活代码77fc-3b94-a7dc-54ee Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,我的 ARM 版本 2018.R1 的 S32 Design Studio 许可证已经过期。能帮我扩展一下吗? 激活代码 FF84-9C7B-EFCB-6595 非常感谢您 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,我已经为 ARM 2018R1 重新安装了 S32DS。 离线激活时,activation.xml 显示"License can't be generated, it is already expired" 。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好、 您的 S32DS 许可证已延期。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,适用于 ARM 版本 2018.R1 的 S32 Design Studio 的许可证已过期。能帮我扩展一下吗? 激活代码FC1A-4C29-3203-9C08 非常感谢您 回复: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,我的 S32 Design Studio for ARM v3.5 许可证已经过期,你能帮忙延期吗?谢谢! 激活码:8A8B-9E9B-F34E-2603 回复: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,我的 S32 Design Studio for ARM v2.2 许可证已经过期,你能帮忙延期吗?谢谢! 激活代码D0BA-0474-25E0-F056 S32DS for ARM 2018R1 license 你好,我的 S32 Design Studio for ARM v2018 R1 许可证已经过期,你能帮忙延期吗?谢谢!激活码:3ef3-981a-ce8d-45c3 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,我的 S32 Design Studio for ARM v2018 R1 许可证已经过期,你能帮忙延期吗?谢谢! 激活码:3ef3-981a-ce8d-45c3 回复: S32DS for ARM 2018R1 license 您好: 我的 ARM 2018R1 IDE 的 S32DS 许可证已过期。您能帮我检查并扩展一下吗? 谢谢。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,我的 ARM 版本 2018.R1 的 S32 Design Studio 许可证即将到期 能否请您扩展一下?谢谢。 我的激活代码 C617-86A4-65B7-F3D9 非常感谢您 回复: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,我的 S32 Design Studio for ARM v2018 R1 许可证已经过期,你能帮忙延期吗?谢谢! 激活代码0384-6363-91f6-cb8e Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好 我的 S32 Design Studio for ARM v2018 R1 许可证已经过期,你能帮忙延期吗?谢谢! 激活代码 8238-B154-F160-0911 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,我的 ARM 版本 2018.R1 的 S32 Design Studio 许可证即将到期 能否请您扩展一下?谢谢。 我的激活代码 516A-3379-0522-6A9D 非常感谢您 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,我的 ARM 版本 2018.R1 的 S32 Design Studio 许可证即将到期 能否请您扩展一下?谢谢。 我的激活代码 0d34-286b-9ee6-e692 非常感谢您 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好、 您的 S32DS 许可证已延期。请使用旧代码重新激活 S32DS。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 我的 S32 Design Studio for ARM v2018 R1 许可证已经过期,你能帮忙延期吗?谢谢! 激活代码 DC0F-DD50-F612-9743 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 您好、 我的许可证现在过期了,请帮助我延长许可证有效期,激活代码: DC0F-DD50-F612-9743 回复: S32DS for ARM 2018R1 license 您好、 我的许可证现在过期了,请帮助我延长许可证有效期,激活代码: DC0F-DD50-F612-9743 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,我的 ARM 版本 2018.R1 的 S32 Design Studio 许可证已经过期。能帮我扩展一下吗? 激活代码DE63-F9AF-C189-5399 非常感谢您 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 您好: 我的 ARM 2018R1 IDE 的 S32DS 许可证已过期。您能帮我检查并扩展一下吗? 谢谢。 ========================================== 项目说明S32 设计工作室 Order NumberS32DS_2018_R1_100931407 采购订单编号 许可证总数:100 激活代码 C625-7579-0C28-63DC 适用于产品的许可证: 版本说明 R1 2018 S32 Design Studio(查看 EULA) 3.1 S32 Design Studio(查看 EULA) 100 可用       Re: S32DS for ARM 2018R1 license 您好: 我的 ARM 2018R1 IDE 的 S32DS 许可证已过期。您能帮我检查并扩展一下吗? 谢谢。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,我的 ARM v2.2 版 S32 Design Studio 许可证已过期。能帮我扩展一下吗? 激活代码 F1B3-2017-8F0D-17BE 非常感谢。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,@acirillo、 我已将您的许可证有效期延长至 2028 年底。 请使用 NXP 许可菜单中的 "刷新 "操作更新本地许可信息。 致以最崇高的敬意 Mehul Patel Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好、 我的 S32S 2018 许可证已过期。您能帮我检查并扩展一下吗? 谢谢! Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,@linxwhut、 我已将两个许可证的有效期延长至 2028 年底。 请使用 NXP 许可菜单中的 "刷新 "操作更新本地许可信息。 致以最崇高的敬意 Mehul Patel Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,@侦探、 我已将您的许可证有效期延长至 2028 年底。 请使用 NXP 许可菜单中的 "刷新 "操作更新本地许可信息。 致以最崇高的敬意 Mehul Patel Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,我的 ARM 版本 2018.R1 的 S32 Design Studio 许可证已经过期。能帮我扩展一下吗? 激活代码C819-045E-F1F8-61B7 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 您好,我和我的同事的 S32 Design Studio for Power Architecture 2.1 版许可证已经过期,能否请您帮我延期?谢谢 激活代码 :82DF-FC84-F43A-1EF0 激活代码 :5EBA-DE62-DCF0-02A9 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,霍根, ,我已将有效期延长至 2027 年。请使用当前代码重新激活。 致以最崇高的敬意, Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,我的 ARM 版本 2018.R1 的 S32 Design Studio 许可证已经过期。能帮我扩展一下吗? 激活代码E03E-A0CC-D45D-88C8 非常感谢您 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 谢谢! Re: S32DS for ARM 2018R1 license 亲爱的 我的 ARM 版本 2018.R1 的 S32 Design Studio 许可证已过期。能帮我扩展一下吗? 激活代码E03E-A0CC-D45D-88C8 非常感谢 . Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,@J_Gary、 我已将您的许可证有效期延长至 2028 年底。 请使用 NXP 许可菜单中的 "刷新 "操作更新本地许可信息。 致以最崇高的敬意 Mehul Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,我的 S32 Design Studio for ARM v2018 R1 许可证已经过期,你能帮忙延期吗?谢谢! 激活代码E971-3802-1E3D-5BA6 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,@梁赞、 我已将您的许可证有效期延长至 2028 年 12 月底。 请刷新激活以使用它。 谢谢!顺祝商祺!  - Mehul Patel Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,我的许可证过期了,能帮我延期吗? 数字是 非常感谢。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 嗨,莎拉, 您的许可证已被延期,请再试一次激活码。 致以最崇高的敬意, Mike 回复: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,@Hansheng、 我已将您的许可证有效期延长至 2027 年底。请刷新激活以使用它。 谢谢!顺祝商祺!  -梅胡尔-帕特尔 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好 我的 S32 Design Studio for ARM v2018.r1 许可证已经过期。能否请您帮忙扩展一下?谢谢! 激活代码 B7B1-173F-51BA-13A2 顺祝商祺! 萨拉 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,@1772137309。 我已将您的许可证有效期延长至 2028 年底。 请进入 S32DS 的帮助 -> NXP License 菜单,然后单击"Refresh" 更新本地计算机上的许可证数据。 致以最崇高的敬意 - Mehul Patel Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好 我的 S32 Design Studio for ARM v2018 R1 许可证已经过期,你能帮忙延期吗?谢谢! 激活代码B0A4-688C-2AD6-79EE Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,@ScreenUser、 我已将您的许可证有效期延长至 2027 年。 请使用 NXP 许可菜单中的 "刷新 "操作更新本地许可信息。 致以最崇高的敬意 - Mehul Patel Re: S32DS for ARM 2018R1 license 我的 S32 Design Studio for ARM v2018 R1 许可证已经过期,你能帮忙延期吗?谢谢! 激活码:6C82-9208-D1F2-C38F Re: S32DS for ARM 2018R1 license 您好, ,我已将您的许可证有效期延长至 2026 年。 请使用 NXP 许可菜单中的 "刷新 "操作更新本地许可信息。 致以最崇高的敬意, Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license 您好: 我的 S32DS_Power_Win32_v2.1 IDE 许可证已过期。您能帮我检查并扩展一下吗? 谢谢。 回复: S32DS for ARM 2018R1 license 您好、 我的许可证已过期,请帮助我延长许可证有效期,有效代码为:93E3-80E7-2A38-9E70 回复: S32DS for ARM 2018R1 license 您好,我的许可证已过期,请帮助延长许可证有效期,有效代码 :93E3-80E7-2A38-9E70 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 非常感谢。现在一切正常。 再次感谢您。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,郝, ,我已将你的许可证延期 3 年。请进入 S32DS 的帮助 -> NXP License 菜单,然后单击"Refresh" 更新本地计算机上的许可证数据。 致以最崇高的敬意, Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,@Jaydenyzhu 我已将这项权利延长至 2026 年。 请使用激活码接收新许可证。 顺祝商祺! - Mehul Patel S32DS for ARM 2018R1 license 亲爱的 我的 ARM 版本 2018.R1 的 S32 Design Studio 许可证已过期。能帮我扩展一下吗? 激活代码D5D0-D801-AB24-58DF 非常感谢。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 我的 ARM 2018_R1 版 S32 Design Studio 将在 4 天后过期,你能帮忙延期吗?谢谢; ActivationId:799e-5e79-910f-6c57 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,Gen Li, ,我已将你的许可证延期 3 年。 请使用当前激活码重新激活。 致以最崇高的敬意, Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license 早上好、 我的 S32 Design Studio for Power Architecture 2.1 版集成开发环境许可证已过期。能帮我扩展一下吗? 激活代码 DBA1-317C-5265-7E4F 非常感谢。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,Mehul_Patel、 S32DS 现在可以正常工作了,非常感谢!!..! Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,@祖桥、 我已将您的许可证有效期延长至 2026 年 12 月底。 请刷新激活。 谢谢。谨致问候。 - Mehul Patel Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好 激活码是D876-C313-75B1-2E1B ,谢谢。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,@cjgyf、 我已将您的权利延长至 2025 年 12 月底。请刷新或重新激活您的安装。 顺祝商祺! - Mehul Patel Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,@祖桥、 请分享适用于 Arm v2018 的 S32DS 的激活码,这样我就可以重新激活你的许可证。 谢谢!顺祝商祺!  -梅胡尔-帕特尔 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 我的许可证也过期了(9DE8-C6AE-8B6B-952B),您能帮我延期吗?非常感谢! Re: S32DS for ARM 2018R1 license 恩智浦专家,您好、 我的 S32DS for Arm v2018 许可证已经过期,许可证已经退回,显示许可证现在丢失了,请帮忙延长许可证,非常感谢! 戴维 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,迈克 抱歉耽搁了。非常感谢。现在一切正常。 此致敬礼, 弗朗西斯科 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好 我已将你的许可证延长至 2025 年。请使用相同的代码重新激活。 顺祝商祺! Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,我的许可证过期了,能帮我延期吗? 数字是 09D2-de37-6529-87FB 谢谢! 弗朗西斯科 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,@francesco_solit、 我检查了服务器日志中的这项权利。报告已达到返回许可证的最大数量。我 RESET 了计数,所以现在应该可以工作了。请您的同事再试一次。 还请注意,如果您的同事使用以下链接并登录他们的 NXP.com 账户,他们也可以获得自己的许可证: https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=S32-DS-ARM_v2018 顺祝商祺! Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,迈克 现在,重新激活在我的电脑上正常工作,但在我同事的其他电脑上就不行了,而在过去,同样的许可证在这些电脑上是正常工作的。是否也可以为我的同事扩展许可证?或者是否有可能为它们领取新的许可证?他们的恩智浦账户是 [email protected] [email protected] 在此先表示感谢,并致以诚挚的问候、 弗朗切斯科-索利托 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 非常感谢麦克。 此致敬礼, 弗朗切斯科-索利托 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,@francesco_solit、 我已经延长了你的权利。请刷新许可证,以便收到新的到期日期。 顺祝商祺! Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license 早上好。 我们的 ARM 2018R1 的 S32DS 许可证即将到期。能否请您扩展一下?请参见附件。 谢谢,并致以诚挚的问候、 弗朗切斯科-索利托 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好 我已将这一权利延长至 2025 年。请使用激活码接收新许可证。 顺祝商祺! Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,我的许可证过期了,能帮我延期吗? 数字是 4F70-F0A3-101C-3C96 非常感谢 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 谢谢你,迈克。 祝你愉快 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好 这两项权利都已延长至 2025 年。请使用激活码重新激活您的安装。 顺祝商祺! Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,我的许可证过期了,能帮我延期吗? 数字是 B361-6887-8BBF-ed12 此外,还有我的同事安娜-达莱西奥: E735-6A42-FED4-6005 非常感谢 阿妮塔 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好@zhanglei327、 我已将您的权利延长至 2025 年。请使用 "帮助"-> NXP Licenses 菜单中的 "刷新 "按钮将您的安装与许可证服务器同步。 顺祝商祺! Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好 我的执照马上就要到期了。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 早上好! 问题解决了! 非常感谢。 瓦莱里娅 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,@valeriaalessi、 我已从服务器端手动返回许可证。当您收到退还许可证的提议时,请选择 "是"。有时有些设置无法正确 RESET,这会强制 RESET 它。在此之后,再加上我退回许可证的操作,您就可以顺利激活了。 顺祝商祺! Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license 早上好、 我试着用相同的许可证号重新激活,但它仍然告诉我该许可证用于另一项功能。但是,在第一个错误之后,第二个关于返回次数超标的错误并没有再次出现。 你能帮帮我吗? 非常感谢。 瓦莱里娅 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好,@valeriaalessi、 我检查了许可证服务器。它报告说您已超过返回次数上限。我已经 RESET 了退货次数。现在问题应该已经解决。请再试一次。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license 早上好、 我试着再次激活许可证,使用与之前相同的号码,但它告诉我许可证用于另一项功能。然后,如果我点击返回,就会出现错误信息(见附件)。 您能帮帮我吗? 非常感谢! 瓦莱里娅 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好 我已将你的许可证延长至 2025 年。请从 Help->NXP Licenses 菜单刷新,或使用与之前相同的激活码重新激活。 顺祝商祺! Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license 早上好、 我的 ARM 2018R1 IDE 的 S32DS 许可证已过期。能帮我扩展一下吗? 在附件中,您可以找到已过期的当前许可证。 非常感谢。 瓦莱里娅 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 你好 我扩大了你的权利。请刷新或重新激活您的安装。 顺祝商祺! Mike
查看全文
設定ツール v26.06 こんにちは、NXPさん Config Tools を v25.3 から v25.6 にアップグレードしました。 DDR テストを実行すると、次のエラーが発生しました。v25.3 を使用してテストを実行しても問題はありません。最新の v25.6 でこの問題を解決するにはどうすればよいですか? ありがとうございます サイモン ################## ## Result for: phy_init ## ## ## Run 1 ## ###############################################Microsoft Windows [バージョン 10.0.26100.4652] (c) マイクロソフトコーポレーション。無断転載を禁じます。 C:\nxp\i.MX_CFG_25.06\bin>プロンプトテストプレフィックス: テストプレフィックス: "C:/nxp/i.MX_CFG_25.06/bin/python3/python"「C:/nxp/i.MX_CFG_25.06/bin/python3/memtool/memtool_entry.py」-t "runtest" -d "C:/ProgramData/NXP/mcu_data_25.06/processors/MIMX9596xxxxN/ksdk2_0/mem_validation/ddrc"-p "C:/ユーザー/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/phy_training_phy_test_0_0_.log"-l INFO "C:/ユーザー/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/connect.json" "C:/ユーザー/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/test.json""C:/ユーザー/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/phy.json""C:/ユーザー/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/ddrc_registers.json""C:/ユーザー/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/ddrc_config.json""C:/ユーザー/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/ddrc_config_in.json" 情報 memtool.utils.helper *****C:/Users/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/connect.json 情報 memtool.utils.helper *****C:/ユーザー/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/test.json 情報 memtool.utils.helper *****C:/Users/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/phy.json 情報 memtool.utils.helper *****C:/Users/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/ddrc_registers.json 情報 memtool.utils.helper *****C:/Users/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/ddrc_config.json 情報 memtool.utils.helper *****C:/Users/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/ddrc_config_in.json 情報 memtool.processor.imx9.imx9_processorXls マッピングの読み込み時間 0.037542 情報 memtool.processor.imx9.imx9_processor設定時間 0.000289 情報 memtool.processor.imx9.imx9_processorDSファイル時間 0.281771 情報 memtool.phyinit.phy_init2024.09\lpddr5 の phyinit を実行します。 情報 memtool.comm.serial_channelシリアル使用: COM27 エラー memtool.common.base_testアプリケーションのロードが例外で終了しました: 構成エラーのためダウンロードが完了しませんでした。 Re: Config Tools v26.06 こんにちは@simonng 最新の Config Tool バージョン 25.06 では、imx95 チップ B0 バージョンのみをサポートしています。チップも A1 または A0 バージョンであると思われますので、以前のバージョンのツールを使用して i.MX95 の DDR 関連テストを実行する必要があります。 BR
查看全文