PN7642 OM27642EVK SDK Keil uVisionPN7642 Arm Cortex M-33 コア用の SDK を構築するためのソフトウェアを探しています。
OM27642EVK 開発キットを持っており、Keil uVision に接続したいと考えています。
デバッガー: ULink Pro
Re: PN7642 OM27642EVK SDK Keil uVisionこんにちは、ダニエル。
リンクをありがとうございます。SDK をビルドしてダウンロードすることができました。スタンドアロンの例もダウンロードできました。
現在不足しているのはPN7642のソフトウェアパックです
pn7642_pack.png
ダウンロードしてインストールしようとしましたが、サイトにアクセスCANません:
パックを提供していただくか、ダウンロードする権利を付与していただけますか?
ご支援ありがとうございます。
ラドスラフ
Re: PN7642 OM27642EVK SDK Keil uVisionこんにちは@RadoslawTomasik 、こんにちは!
弊社製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。
Keil 用の PN7642 SDK は、 SDK Builder | MCUXpresso SDK Builder (「Toolchain/IDEs」フィールドで「Keil MDK」を選択) からダウンロードできますが、これはかなり古いため、 MCUXpresso IDEs用の SDK v02.15.003 を使用して開発することをお勧めします。
よろしくお願いいたします。
ダニエル