1899586_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1899586_zh-CN

1899586_zh-CN

LPC553x参考手册排版错误

女士们,先生们,


我可能在 LPC553x 的参考手册中发现了误导性的声明。

LPC553x 参考手册,修订版 3,2023 年 7 月,第 2062 页:

bit 3,FIFOEN FIFO使能位描述如下:

“ 0 -启用FIFO 模式并禁用缓冲模式。任何写入的数据都会进入缓冲区然后
进行转换。“

据我所知,当数据进入缓冲区时,FIFO 会被禁用,这称为缓冲模式。下一点描述了该位何时为 1,这似乎是正确的。

回复:LPC553x参考手册打字错误

您关于LPC553x 的信息很有帮助,我最近正在研究它。

谢谢!

回复:LPC553x参考手册打字错误

您好,文档团队感谢您的发现,文档将在下一个版本中对此进行更改。

0——禁用 FIFO 模式并启用缓冲模式。任何写入的数据都会进入缓冲区然后进行转换。

此致,
帕维尔

回复:LPC553x参考手册打字错误

你好,帕维尔,

这是参考手册中需要纠正的另一件事。

在图 265(模拟子系统连接)中,两个 ADC 的一些输入数字难以读取。请参阅附图 ADCBlock.png。

回复:LPC553x参考手册打字错误

地狱帕维尔,

当您联系文档组时,您能否要求他们在参考手册中记录更多细节?

我认为有以下几点:

-有一些位称为 DAC 隔离。我找不到任何描述,他们在做什么。

- 同样对于 DAC:操作 DAC 需要两个参考:ZTC 电流参考和 PTAT 电流参考。我将它们打开,它运行完美,但我不知道这两个位在做什么以及为什么需要它们。

- 还有另一个“隔离”位:VREF_ISO。也找不到描述,那是什么。

对我这个硬件工程师来说,隔离意味着电流隔离,但允许的最大电压是多少?我知道,芯片里肯定还有别的东西,但是是什么呢?

还有一件事:

参考手册给出了如何配置 DAC 的提示。这里缺少一步:必须启用 OpAmp 缓冲区,否则,当数据低于 0x6FF 时,输出浮动,当数据高于 6FF 时,有一个具体的电压,但其值是错误的,小于预设值的一半。

回复:LPC553x参考手册打字错误

您好,很抱歉,我发送了第二封邮件,告诉您第一封邮件有误,我已向文档团队报告了您发现的拼写错误,我正在等待更多详细信息的分享。

此致,
帕维尔

回复:LPC553x参考手册打字错误

你好,帕维尔,

感谢您的快速反应。我想提请您注意恩智浦的产品长寿计划。根据此列表:

https://www.nxp.com/products/nxp-product-information/nxp-product-programs/product-longevity:PRDCT_LO...

LPC553x 控制器于 8 月推出。2023年,并将继续生产15年。我认为它们是相当新的芯片。

我只是想用这个控制器开发我的第一个电路,作为新手,我发现文档中存在一些不一致之处。上面提到了一个,它是文档中的失败。

另一个不一致之处是:标准计数器/计时器曾经被称为 CTimer,有时简称为 Timer:SYSCON->AHBCLKCTRL1,位 22、26 和 27 简称为 Timerx,但这些位属于 CTimer。(参考手册,第 223 页顶部)

回复:LPC553x参考手册打字错误

您好,我叫 Pavel,我将支持您的案例,我做了一份报告,让我从文档团队那里获得一些详细信息。

此致,
帕维尔

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 01:24 PM
Updated by: