2023764_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2023764_ja-JP

2023764_ja-JP

SRAMとSDRAMは、1つのデザインでimxrt1062と連動して接続可能

こんにちは

IMXRT1062コントローラーを使用して新製品を設計しています。すでにSRAMと接続し、動作していることを確認しました。現在、SDRAMとのインターフェースも計画しており、必要に応じてSRAMとSDRAMの両方にアクセスできるようにしています。

IMXRT1062を使用してSRAMとSDRAMの両方とインタフェースすることは可能ですか?


i.MXRT 106倍Re: SRAM と SDRAM は 1 つのデザインで imxrt1062 と連動

こんにちは@VishalAvg ,

NXP MIMXRTシリーズにご興味をお寄せいただきありがとうございます。

はい、これはSEMCで行うことができます。SEMCは、高性能と低ピン数の両方に最適化されたマルチスタンダードメモリコントローラです。同じアプリケーション内で複数の外部メモリをサポートし、アドレスとデータピンを共有することができます。サポートされているインターフェイスには、SDRAM、NORフラッシュ、SRAM、NANDフラッシュ、および8080ディスプレイインターフェイスが含まれます。

よろしくお願いいたします
ギャビン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 11:59 AM
Updated by: