2138789_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2138789_ja-JP

2138789_ja-JP

設定ツール v26.06

こんにちは、NXPさん

Config Tools を v25.3 から v25.6 にアップグレードしました。

DDR テストを実行すると、次のエラーが発生しました。v25.3 を使用してテストを実行しても問題はありません。最新の v25.6 でこの問題を解決するにはどうすればよいですか?

ありがとうございます

サイモン

################## ## Result for: phy_init ## ## ## Run 1 ## ###############################################Microsoft Windows [バージョン 10.0.26100.4652]

(c) マイクロソフトコーポレーション。無断転載を禁じます。


C:\nxp\i.MX_CFG_25.06\bin>プロンプトテストプレフィックス:


テストプレフィックス: "C:/nxp/i.MX_CFG_25.06/bin/python3/python"「C:/nxp/i.MX_CFG_25.06/bin/python3/memtool/memtool_entry.py」-t "runtest" -d "C:/ProgramData/NXP/mcu_data_25.06/processors/MIMX9596xxxxN/ksdk2_0/mem_validation/ddrc"-p "C:/ユーザー/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/phy_training_phy_test_0_0_.log"-l INFO "C:/ユーザー/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/connect.json" "C:/ユーザー/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/test.json""C:/ユーザー/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/phy.json""C:/ユーザー/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/ddrc_registers.json""C:/ユーザー/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/ddrc_config.json""C:/ユーザー/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/ddrc_config_in.json"

情報 memtool.utils.helper *****C:/Users/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/connect.json

情報 memtool.utils.helper *****C:/ユーザー/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/test.json

情報 memtool.utils.helper *****C:/Users/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/phy.json

情報 memtool.utils.helper *****C:/Users/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/ddrc_registers.json

情報 memtool.utils.helper *****C:/Users/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/ddrc_config.json

情報 memtool.utils.helper *****C:/Users/eg_fw/AppData/Local/Temp/mem_validation/ddrc_config_in.json

情報 memtool.processor.imx9.imx9_processorXls マッピングの読み込み時間 0.037542

情報 memtool.processor.imx9.imx9_processor設定時間 0.000289

情報 memtool.processor.imx9.imx9_processorDSファイル時間 0.281771

情報 memtool.phyinit.phy_init2024.09\lpddr5 の phyinit を実行します。

情報 memtool.comm.serial_channelシリアル使用: COM27

エラー memtool.common.base_testアプリケーションのロードが例外で終了しました: 構成エラーのためダウンロードが完了しませんでした。

Re: Config Tools v26.06

こんにちは@simonng

最新の Config Tool バージョン 25.06 では、imx95 チップ B0 バージョンのみをサポートしています。チップも A1 または A0 バージョンであると思われますので、以前のバージョンのツールを使用して i.MX95 の DDR 関連テストを実行する必要があります。

BR

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 08:25 AM
Updated by: