Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
用于修复 Linux BSP 中的 ERR005723 的 SW 解决方法(私有) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ERR005723 PCIe: PCIe 不支持 L2 断电   说明: 当PCIe作为Root Complex时,只能通过复位才能退出L2模式。由于PCIe没有专门的复位控制位,所以无法退出L2模式。   预计影响: PCIe 不支持 L2 Power Down   解决方法: PCIe 可以置于 PDDQ 模式以节省 PCIe PHY 功耗,并且仅通过由链路伙伴(端点)驱动的 OOB(带外)唤醒信号唤醒(因为不支持通过来自链路伙伴的信标唤醒)。该信号可用作 GPIO 中断来退出该模式。 此解决方法的局限性在于无法将链路伙伴放入 L2。   建议的解决方案: 没有安排修复   Linux BSP 状态: 没有可用的软件解决方法   用于修复 Linux BSP 中的 ERR005723 的 SW 解决方法 为什么原来的解决方法无法在 Linux BSP 中实现 * PCIe 控制器没有可在不关闭/打开 PCIe 模块电源的情况下重新安装 PCIe 驱动程序时使用的重置机制。 * 在 PCie 驱动程序 rmmod/insmod 操作期间,PCIe CLK 将被关闭/打开。IC 无法保证 PCIe PHY 能够正常工作并正确重新建立 PCIe 链路。 针对此勘误表的一个简单 SW 解决方法 imx:pcie:切换 grp1 的 bit18 修复 pcie 无法退出 L2 问题。   进入Suppend前设置gpr1的bit18,并清除 恢复后,可以修复以下错误。 勘误表 ERR005723_PCIe PCIe 不支持 L2 断电。 有关详情,请参阅附件补丁。 “ 0001-imx-pcie-toggle-bit18-of-grp1-fix-pcie-can-t-exit-L2.patch ”   另一个 SW 解决方法的构想(系统热复位) 原始暂停/恢复的程序。 暂停 用户暂停命令 echo mem > /sys/power/state 所有驱动程序调用suspend函数 SRPG、ARM 将所有状态保存到内存中 进入停止模式并关闭 ARM 恢复: GPC 接收 IRQ 唤醒系统 开启 ARM 域电源。 ROM代码运行 跳转到SRPG点 从内存中恢复 ARM 状态 调用所有设备恢复函数。 由于 PCIe 只能通过系统复位来复位,因此我们需要进行上述更改。 恢复: GPC 接收 IRQ 唤醒系统 开启 ARM 域电源。 ROM代码运行 跳转到SRPG点 热复位系统,内存上下文将被保留。但一切边缘地位都丧失了。 ROM代码运行 再次跳转到SRPG点。 从内存中恢复 ARM 状态 调用所有设备恢复函数。 恢复函数调用init来初始化它。并恢复到之前保存的状态。 影响: 不支持 USB 远程唤醒,需要 4ms 响应时间 延迟较长,热复位需要一些毫秒。设备状态的恢复需要更多毫秒。 风险: 当前 BSP 尚未测试以上内容 设备驱动程序尚不支持此功能。需要额外的工作来启用\debug\test它。 此解决方法中现在启用的模块: * UART* ENET* PCIe 测试程序。 硬件: 一块i.MX6Q SD板,一块INTEL pciex1 1000M CT网卡。 SW(附上我使用的图片): * 将附加的补丁(内核和 uboot)应用到内核/uboot 源代码,重新构建,获取图像。 内核基于imx_3.0.35_4.0版本 uboot 基于 imx_v2009.08 # 构建 SD/MMC 和 USB 驱动程序以使 DRAM 休眠工作 # 构建 pcie。 *暂停/恢复测试的程序; # 卸载 ep 的驱动程序 --> 暂停/恢复 --> 重新加载 ep 的驱动程序。 注意: 请确保命令行包含“ no_console_suspend ”用于启用登录控制台后控制台输入唤醒的命令: echo enabled > /sys/devices/platform/imx-uart.0/tty/ttymxc0/power/wakeup 使用INTEL CT 1G网卡时的日志: -------------------------------------------日志--------------------------------------------------------PM:同步文件系统...完成。开始暂停冻结用户空间进程...(用时 0.01 秒)完成。冻结剩余可冻结任务...(用时 0.01 秒)完成。添加唤醒源 IRQ 101添加唤醒源 IRQ 99添加唤醒源 IRQ 103添加唤醒源 IRQ 51添加唤醒源 IRQ 58PM:设备暂停在 15.482 毫秒后完成PM:设备延迟暂停在 0.823 毫秒后完成禁用非启动 CPU...CPU1:关闭CPU2:关闭CPU3:关闭IMX PCIe imx_pcie_pltfm_suspend 进入。IMX PCIe imx_pcie_pltfm_suspend 退出。暂停U-Boot 2009.08-00679-g6ec6783(2013 年 5 月 20 日 - 14:50:20) 恢复CPU:Freescale i.MX6 系列 TO1.2,频率为 792 MHzsrc 0x92eac8resume 0x92eac8jump 恢复 IMX PCIe imx_pcie_pltfm_resume 进入。IMX PCIe imx_pcie_pltfm_resume pcie 开始重新链接。IMX PCIe 端口 imx_pcie_pltfm_resume:重新链接。启用非启动 CPU ...CPU1:启动辅助处理器校准延迟循环(跳过)已校准此 CPU i.MXC CPU频率驱动器 CPU1 已启动 CPU2:已启动辅助处理器校准延迟循环(已跳过)已校准此 CPU i.MXC CPU频率驱动器 CPU2 已启动 CPU3:已启动辅助处理器校准延迟循环(已跳过)已校准此 CPU i.MXC CPU频率驱动器 CPU3 已启动 下午:设备早期恢复在 0.974 毫秒后完成 删除唤醒源 irq 58 imx-ipuv3 imx-ipuv3.0: IPU DMFC DP HIGH RESOLUTION: 1(0,1), 5B(2~5), 5F(6,7) imx-ipuv3 imx-ipuv3.1: IPU DMFC DP HIGH RESOLUTION: 1(0,1), 5B(2~5), 5F(6,7) 删除唤醒源 irq 51 删除唤醒源 irq 103 删除唤醒源 irq 101 删除唤醒源 irq 99 下午:设备恢复在 54.174 毫秒后完成 正在重新启动任务……完成。 PHY:1:01 - 链接已启动 - 100/满 恢复正常,重新加载 ep 的驱动程序 数字是 61 e1000e:英特尔(R) PRO/1000 网络驱动程序 - 1.3.10-k2 e1000e: Copyright(c) 1999 - 2011 Intel Corporation. e1000e 0000:01:00.0:禁用 ASPM L0 e1000e 0000:01:00.0:(未注册的网络设备):无法初始化 MSI-X 中断。恢复到 MSI 中断。 e1000e 0000:01:00.0:(未注册的网络设备):无法初始化 MSI 中断。恢复到传统中断。 e1000e 0000:01:00.0: eth1: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 00:1b:21:3a:18:8b e1000e 0000:01:00.0:eth1:英特尔(R) PRO/1000 网络连接 e1000e 0000:01:00.0: eth1: MAC: 3, PHY: 8, PBA No: E42641-005 e1000e:eth1 NIC 链路处于 1000 Mbps 全双工状态,流量控制:Rx/Tx PING 192.168.0.1 (192.168.0.1): 56 个数据字节 来自 192.168.0.1 的 64 字节:seq=0 ttl=64 time=3.126多发性硬化症 来自 192.168.0.1 的 64 字节:seq=1 ttl=64 time=0.244多发性硬化症 来自 192.168.0.1 的 64 字节:seq=2 ttl=64 time=0.232多发性硬化症 来自 192.168.0.1 的 64 字节:seq=3 ttl=64 time=0.206多发性硬化症 来自 192.168.0.1 的 64 字节:seq=4 ttl=64 time=0.222多发性硬化症 来自 192.168.0.1 的 64 字节:seq=5 ttl=64 time=0.207多发性硬化症 来自 192.168.0.1 的 64 字节:seq=6 ttl=64 time=0.250多发性硬化症 来自 192.168.0.1 的 64 字节:seq=7 ttl=64 time=0.209多发性硬化症 来自 192.168.0.1 的 64 字节:seq=8 ttl=64 time=0.154多发性硬化症 来自 192.168.0.1 的 64 字节:seq=9 ttl=64 time=0.211多发性硬化症   --- 192.168.0.1 ping统计信息--- 已发送 10 个数据包,已接收 10 个数据包,0% 数据包丢失 往返最小/平均/最大 = 0.154/0.506/3.126多发性硬化症 PM:同步文件系统...完成。 ep 功能正常,重新进行挂起/恢复测试 冻结用户空间进程...(耗时 0.01 秒)完成。 -------------------------------end-------------------------------------------- 原始附件已移至: uboot_patch_image.zip 原始附件已移至: 0001-imx-pcie-toggle-bit18-of-grp1-fix-pcie-can-t-exit-L2.patch.zip 原始附件已移至: kernel_patch_image.zip i.MX6_全部
View full article
Keil uVision4 IDEコンソールでデバッグ(印刷)ビューアを有効にする方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> これを実現するまで、ARMサポートからのいくつかの矛盾した混乱した回答に加えて、しばらく時間がかかりました。したがって、貴重な時間を節約するための最も簡単な方法を共有したいと思います(MQX 4.0でテスト済み)。 1. MQXのインストール中にkeilのTADプラグインをインストールしてください( MQX\tools\keil_extensions\uVision4とは別にインストールすることもできます)。 2. MQX 設定ファイル "user_config.h" で次の変更を行います。 #define BSPCFG_ENABLE_IODEBUG   1 #define BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL "iodebug:" 3. BSP デバッグ ライブラリをリビルドします。 4. MQX リリース ドキュメンテーション (MQX\doc\tools\uv4\ フォルダ) に詳述されているように、デバッガを設定しますMQX-uVision4-Getting-Started.pdf これで、uVision4 IDEコンソールを使用してprintfを確認できます。
View full article
S32G3 QSpi NorFlash Hi, 我在查看AN13563文档时看到“S32G没有内部闪存”, 但在“S32G3参考手册”附件“S32G3_memory_map.xlsx”中,我看到从0x0-0x1fff ffff的地址是QSPI AHB缓冲区 我有几个问题想问你。 1.这个QSPI AHB Buffer是指外部64M大小的flash吗? 2.那么,开机后这部分内存是如何迁移到 RAM 的,以及它是如何在 RAM 中映射的,也请告诉我,或者我们应该去查阅那份文档。 3. 当我需要对外部Flash进行擦除、写入操作时,该如何操作? 请指导我,因为之前项目中的闪存是在芯片内部。 我的环境: S32G-VNP-RBD3, S32DS 3.5  S32G-VNP-RDB3 S32G3  Re: S32G3 QSpi NorFlash 您好@jiajun ,感谢您联系 NXP 支持。以下是我找到的有关您所有问题的信息: Q1. 这个QSPI AHB Buffer是指外部64M大小的flash吗? 答1.该内存区域从 0x00_0000_0000 到 0x00_1FFF_FFFF,不是直接的 64M 闪存,而是 AHB 缓冲区,其作用类似于真实闪存和读取它的处理器之间的中介。RAM 缓冲区中的地址和闪存设备之间存在直接映射。 您可以在参考手册[S32G3参考手册,修订版4,02/2024]的以下章节中阅读有关此内容的更多信息: 39.5 闪存映射的AMBA总线 39.5.1 AHB 总线访问读取注意事项 39.5.5.2 AHB RX 数据缓冲寄存器(ARDB0 - ARDB127)   39.6.2.8 闪存读取 问2.那么,开机后这部分内存是如何迁移到 RAM 的,以及它是如何在 RAM 中映射的,也请告诉我,或者我们应该去查阅那份文档。 A2.数据迁移发生在启动过程中,您可以在以下文档中找到有关它的更多信息: 参考手册[S32G3参考手册,修订版4,2024年2月]: 31.7 启动流程 31.7.1 启动流程阶段 31.7.2启动流程图 AN13456 - S32G3 启动流程 [修订版 1,2023 年 2 月] 6. 引导程序 7.2. QSPI Boot 您还可以查看应用笔记“AN13750 - 启用多核应用程序” [Rev.0, 11/2022] 用于 RDB2,尽管它可能无法像 RDB3 中那样工作,但它可以让您很好地了解如何完成 RAM 和闪存的映射。正如您将在该应用说明中看到的,精确的映射将与您的链接器文件相关。 问3.当我需要对外部闪存执行擦除和写入操作时,我该怎么做? A3.有两种方法可以实现: 一种是使用闪存工具,您也可以查看“AN13750 - 启用多核应用程序”中“6.在 s32g-vnp-rdb2 上部署”,步骤 8。 如果您想在运行时执行此操作,您可以查看 RTD 示例“Qspi_Ip_Example_S32G399A_M7”,在那里您可以看到如何初始化、擦除、写入和读取 QSPI 闪存。您还可以深入了解函数定义以获取有关寄存器使用情况的更多详细信息。 请让我们知道这些信息是否解答了您的所有问题。
View full article
イーサネットドライバによるPHYアドレス(LAN 9646)の読み取り こんにちは、みんな、 関数Eth_43_GMAC_ReadMiiを使用して LAN 9646 の PHY アドレスを読み取ろうとしましたが、予期しない結果が返されました。この関数が PHY アドレスの読み取りに適しているかどうかを尋ねたいだけです。読んでいただきありがとうございます。 Re: Read PHY address (LAN 9646) by Ethernet driver こんにちは、 はい、Eth_43_GMAC_ReadMii は、条項 22 を使用して MDIO 経由で PHY レジスタを読み取る関数です。 関数で使用したパラメータと取得した読み取り値が明確ではありません。標準 MIIM レジスタ (直接) アクセスの場合は、デバイス データシートに指定されている正しい PHY およびレジスタ アドレスを使用していることを確認してください。 また、デバイス DS ごとに MIIM インターフェースが選択されていることを確認してください。これはデフォルトのものではなく、ストラップ オプションによって構成されます。   BR、ペトル
View full article
MCU-Linkデバッグプローブツールを使用してフラッシュロックされたLPC4088を一括消去する方法 こんにちは、 MCU-Link デバッグ プローブを使用して、外部フラッシュを備えた LPC4088 マイクロコントローラをプログラムしています。「LinkServer.exe」を使用して正常にフラッシュできましたMCU-Link デバッグ プローブ SWD インターフェイスを介したコマンド ツール。LPC4088にリリース(ロック)バージョンのファームウェアをフラッシュした後、「LinkServer.exe」経由でMCU-Linkデバッグプローブを使用してロック解除または一括消去することができませんでした。ソフトウェア。UART ブートローダー モードで Magic ソフトウェアを使用してロックを解除しました。しかし、MCU-Link デバッグ プローブは使用できませんでした。 MCU-Link デバッグ プローブ SWD インターフェイスを使用して LPC4088 のロックを解除する方法を教えてください。 ありがとうございます。 Re: How to mass erase flash locked LPC4088 using MCU-Link Debug Probe tool こんにちは@asanga_viraj LPC についてまだ質問がある場合は、LPC 製品フォーラムでチケットを作成してください。あなたの質問はすぐにそこにCAN表示されます。 この問題に関して、まだ解決していない場合は、フラッシュのリリースバージョンをロックする方法をお知らせください。   よろしくお願いします。 BR アリス Re: How to mass erase flash locked LPC4088 using MCU-Link Debug Probe tool こんにちは、アリス。 SWD インターフェースを使用して CP2 レベルロックされた LPC4088 のロックを解除する方法を説明していただけますか? ありがとうございます。
View full article
TagXplorer - 利用可能なリーダーがありません TagXplorer を Identiv uTrust 3700 リーダーに接続しようとして数時間試みましたが、うまくいきませんでした。OpenJDK と Oracle Java 8 の両方で TagXplorer を実行してみました。何を試しても、UI (およびログ) には常に「利用可能なリーダーがありません」と表示されます。 Identiv ドライバはすでにインストールされています。私はMacOS 11.1を使用しており、セキュリティとプライバシーでJavaの入力監視をすでに有効にしています。 同様の問題を抱えた人はいますか? Re: TagXplorer - No reader available TagXplorer でも同じ問題が発生し、信頼できる解決策を見つけるのに少し苦労しました。収入の計算を簡素化するツールを見つけました。計画の途中でカリフォルニア州の純給与リソースを使用すると、手取り額を正確に見積もるのがはるかに簡単になりました。うまくいけば、これはリーダーなしで困っている他の人々の助けになるでしょう。 Re: TagXplorer - No reader available しばらく Mac で試してみましたが、次から次へと問題に遭遇したため、最終的には Windows に切り替えました。 Re: TagXplorer - No reader available こんにちは、 Mac、MAC OS Sonoma、 Identiv uTrust 3700リーダーでも同じ問題が発生しています。Identivのウェブサイトから直接ドライバをインストールしました。 私のJavaバージョンは1.8.0_421ですが、 NFCツールなどの他のアプリからリーダーにアクセスできるにもかかわらず、「リーダーが利用できません」というメッセージが表示されます。 MACで成功した人はいますか? よろしくお願いします。 Re: TagXplorer - No reader available 更新: ドライバを 3 回目に再インストールしたら、タグを接続できるようになりました。しかし、私が実行しようとするすべてのアクション(例:「NDEF を読み取り」) すると、「サポートされているリーダーが利用できません」というメッセージが表示されます。 Re: TagXplorer - No reader available sudo でコマンドを実行することで、TagXplorer でリーダーを取得できました。 しかし、タグは表示されません。NFC タグをリーダーに置くと、LED が何かを知らせますが、TagXplorer では「タグを接続」をクリックした後に「税金は利用できません」というメッセージが表示されます。 Re: TagXplorer - No reader available この問題を解決した人はいますか? 私も同じ問題を抱えています Re: TagXplorer - No reader available 誰かMacでこれを解決しましたか。Open FX ディレクトリを TagXplorer と同じディレクトリに置くことで、Windows 10 ではすべて完璧に動作しますが、2 台の Mac で TagXplorer を動作させることはできますが、リーダーを認識できません。TagXplorer と同じディレクトリにドライバへの symobilc リンクを配置しようとしましたが、うまくいきませんでした。リーダーがUSB上のデバイスに接続されていることがわかります。 上記すべてと同じ問題のようです - 64 Intel で 12.5 を実行しています。 実行中の Mac ディレクトリのスクリーンショットを添付します。 OPen FX コードをアプリケーションのフォルダーに配置し、ターミナルから次のコマンドを実行して、TagXplorer ディレクトリ内から TagXplorer を正常に実行しています。 java --module-path /Applications/javafx-sdk/lib  --add-modules javafx.controls、javafx.fxml -jar TagXplorer-v1.2.jar   TagXplorerでリーダーを表示する方法についてのアイデアがあれば歓迎します 🙂   Re: TagXplorer - No reader available 私もあなたと全く同じ問題を抱えています。 Re: TagXplorer - No reader available JavaFX でどのように動作させたのか、もう少し詳しく教えていただけますか?(TagXplorerのインストール+起動) Re: TagXplorer - No reader available アップデート: Catalina では、私が所有する古い 2013 Macbook Pro で、リーダーは USB Adam Elements 6 ポート USB-C ハブ経由では接続されず、直接 USB 2.0 ポートに接続され、Oracle Java 9 がインストールされているため、リーダーはすぐに認識されます。jar を実行した出力には、上記と同じ出力が表示されます。 SO、Catalina と Big Sur のどちらが優れているでしょうか?pcsctest はリーダーを拾います。     Re: TagXplorer - No reader available @aaronqli @piotr_arteia 今、Ubuntu 20.04でこれを試してみましたが、ほぼ同じ結果が得られました。私が実行した手順は次のとおりです。 VirtualboxにUbuntuをインストールする セットアップガイドに従ってuTrust 3700 Fのドライバをインストールします。 Oracle Java 9 をインストールします。これには JavaFx が含まれています - バージョンを確認してください マシンを起動し、pcsc_scanを使用してカードリーダーがコネクテッドであることを確認します(スクリーンショットを参照)。 TagXplorerを実行 - 結果はMacOSと同様にリーダーがコネクテッドしていない         このThreadでこれについて何か他の考えを持っている人はいますか。アドバイスを頂ければ幸いです。jar を実行したときの出力も添付します。 Re: TagXplorer - No reader available @aaronqli更新情報をありがとうございます。🙂 Oracle Java 11 で試してみましたが、まだ表示されません。jar を実行するために使用した正確なコマンドは何ですか?javafx を参照しましたか? 参照した場合、どのバージョンですか?そして最後に、.jarはTagXplorer 1.2?本当に助かります。ちょっと気が狂いそうです。 Re: TagXplorer - No reader available 皆さんに簡単なアップデートをお知らせします。Oracle Java 11 がインストールされた私のノートPC (Big Sur、Macbook Pro 2017 後期) では正常に動作します。おそらく犯人はOpenJDK / JavaFX Re: TagXplorer - No reader available 結局、Windows 10 PC でそれを実行することができました。 前回の投稿では十分に正確ではありませんでした。Windows マシン上の問題は、TagXplorer が起動しないことでした。https://community.nxp.com/t5/NFC/TagXplorer-v1-2-jar-cannot-start/mp/918596#M5608で提供されている解決策を正常に使用し、アプリの起動を 2 回目に試行したときにデバイスが認識されました。 Mac でそれを実行する方法はまだありません。 リプレイありがとうございます! Re: TagXplorer - No reader available @piotr_arteiaいいえ、残念ながら私の側からはそうではありません。ちょっと困惑しています。 Re: TagXplorer - No reader available ここでも同じ問題があります。 最新の JDK、ドライバ、MacOS Catalina、BigSur、ホームでチェック済み。 コンピューターはリーダーを認識しますが、TagXplorer は認識しません。 @aaronqli 、 @WillHill 、 @jonmixnblend分かりましたか? @Kan_Li 、 @IvanRuiz助けてください! Re: TagXplorer - No reader available 私も@WillHillとまったく同じ問題を抱えています。セットアップは同じですが、Big Sur 11.2.3、uTrust 3700F、uTrust ドライバがインストールされています。 使用方法: openjdk 15.0.2 2021-01-19 OpenJDK ランタイム環境 (ビルド 15.0.2+7) OpenJDK 64ビットサーバーVM(ビルド15.0.2+7、混合モード、共有) TagXplorerアプリを動作させるには、JafaFX 16をダウンロードして隔離解除する必要がありました pcstest が正常に完了したため、uTrust がインストールされ、正常に動作していることはわかっています。また、 https://github.com/martinpaljak/GlobalPlatformProで使用できます。大丈夫です。 Re: TagXplorer - No reader available 私も同じ問題を抱えています。 macOS BigSurバージョン11.1を使用しています Java バージョン 8 アップデート 281 uTrust 3700 F を USB 経由で接続しています (電源が入っているとライトが点灯します) ここからドライバをインストールしましたhttps://files.identiv.com/products/smart-card-readers/common-drivers/uTrust_MAC_Driver.zip マシンを再起動しました。 TagXplorer v1.2 を実行していますが、「リーダーを接続」をクリックすると「サポートされているリーダーがありません」というメッセージが表示され、ドロップダウンにリーダーが表示されません。 Re: TagXplorer - No reader available 重要な情報にアクセスしようとしたときに「リーダーが利用できません」というメッセージが表示されるとイライラします。以前にも同様の問題を経験したことがありますが、ファイルの互換性を再確認したり、別のブラウザで開いてみたりすると問題が解決することがよくあります。地元の不動産の詳細に確実にアクセスする必要がある場合、私は通常、記録が整理されていて簡単にナビゲートできるJackson 不動産検索を参照します。アクセスの問題がすぐに解決され、誰もが中断することなくコンテンツを視聴できるようになることを願っています。 Re: TagXplorer - No reader available 最近、いくつかのレコードにアクセスしようとしたときに同じ問題が発生し、非常にイライラしました。マサチューセッツ州の遺言検認事件のようなリソースを使用すると、さまざまな文書を調べたり、関連するプロセスを理解したりするのに非常に役立つことがわかりました。特に標準のリーダーが読み込まれない場合に、特定の情報を見つけるのがはるかに簡単になりました。同様の状況に直面している人にとっては、間違いなく確認する価値があります。 Re: TagXplorer - No reader available このアップデートを共有していただきありがとうございます!詳細な記録をすぐに入手したい人にとって、 Brevard County の文書は、アクセスしやすい形式で包括的な情報を提供するため、非常に役立つでしょう。最新の提出書類や公式記録についての最新情報を入手するには、詳細を確認してください。地元の不動産マターを効率的に追跡するための便利なリソースです。    
View full article
iMX95 シリコンリビジョン こんにちは、 以前は A1 バージョンを使用していましたが、最近 iMX95 B0 の新しいサンプルを受け取りました。これら 2 つのバージョン間のハードウェア関連の変更やその他の違いについて詳細を教えていただければ幸いです。 iMX95 B0 と A1 の具体的な違いを詳しく説明していただけますか? ご協力ありがとうございました。 Re: iMX95 Silicon Revision こんにちは@Shubham2 B0 はチップ内の多数の内部バグを修正するため、広範囲のソフトウェアに影響を与えます。具体的な違いをすべて詳細に列挙することはできませんが、BSP バージョン L6.12.34 以上を使用する場合は、チップ バージョンの問題を心配する必要はないと思います。BSP を移行する必要がある場合は、BSP バージョン L6.12.34 以降に基づいて移植を実行してください。 よろしくお願いします、 志明 Re: iMX95 Silicon Revision SO、簡単に言えば、 A1 と B0 の間にはハードウェア関連の変更はないということです。 Re: iMX95 Silicon Revision こんにちは、志明さん A0、A1、B0のシリコンリビジョン間の正確な違いはどこで確認できますか?A0上で最新のBSPを使用する際に、特にNPUの使用に関していくつかの問題が発生していることが確認されています。 よろしくお願いいたします。
View full article
アプリケーションがSDRAM用にビルドされている場合のRT1170デバッグ こんにちは、 私はMCUXpressoとそのSDKを使用してRT1170用のアプリケーションを開発しています。 提供されているサンプル プロジェクトはすべて、「DTC」 RAM を使用するように構築されているようです。他の多くのユーザーと同様に、私のアプリケーションは大きすぎてそこに収まらないため、「外部 SDRAM」を使用しようとしています。 他のフォーラム投稿で提案されている解決策をいくつか試してみました(特にhttps://community.nxp.com/t5/i-MX-RT/MCUXpresso-and-RT1050-download-and-debug-in-SDRAM/mp/896979)これでプログラムを実行できるようになり、アプリケーションがフラッシュされていればプログラムをデバッグできます。 ただし、 「アプリケーションを RAM にリンク」でビルドして実行すると、ブレークポイントに到達すると、通常、アプリケーションはそこで停止します。 これは SDRAM を正しく初期化しなかったことが原因であると推測します。前述の投稿では、デバッガーが SDRAM コントローラを初期化するための接続スクリプトとして「RT1050_SDRAM_Init.scp」を使用しています。このファイルを使用すると、当然ながら失敗します。 このスクリプトを RT1170 で動作するように適応させるアイデアが全くありません。これを実行した人はいますか、またはこれを生成する方法についてアドバイスをくれますか? ご協力いただければ幸いです。 Re: RT1170 debugging when application is built for SDRAM こんにちは@jingpan 提供されている手順に従い、RT1170_BriefOverview_v210.pdf に記載されている変更を加えて hello world をフラッシュすると、デバッグ モードで SDRAM を使用できるようになります。 しかし、この変更後、SDRAM もコードの保存に使用されるようになりました。 私のアプリケーションでは、コードをフラッシュ メモリに保存し、BOARD_SDRAM をヒープ セクションとスタック セクションにのみ使用したいと考えています。 アプリケーションをフラッシュ メモリにフラッシュし、そのアプリケーションはヒープ セクションとスタック セクションに BOARD_SDRAM を使用します。 SOのために必要な変更についてご指導ください。 Re: RT1170 debugging when application is built for SDRAM ありがとう@jingpan 、 .scpを追加するだけで済みましたファイルとそれは機能しました。 ステップ 5、6、8 はすでに実行しましたが、他のステップも試してみます。 参考になればと思い、board.cに以下の変更を加えました。これは、< https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT/MCUXpresso-and-RT1050-download-and-debug-in-SDRAM/mp/896979>で説明されているものと同等だと思います - RT1170_SDRAM_NOT_CACHED が定義されています: #ifdef USE_SDRAM #ifndef RT1170_SDRAM_NOT_CACHED /* 領域 9 の設定: 通常タイプのメモリ、共有不可、外側/内側の書き戻し */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(9, 0x80000000U); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 0, 0, 1, 1, 0, ARM_MPU_REGION_SIZE_64MB); #それ以外 MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(9, 0x80000000U); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 1, 0, 0, 0, 0, ARM_MPU_REGION_SIZE_64MB); #endif /* RT1170_SDRAM_NOT_CACHED */ #endif Re: RT1170 debugging when application is built for SDRAM こんにちは@robert_s 、 このスクリプトは RT1050/60 には適合しますが、RT1170/60 には適合しません。添付のスクリプトを使用CAN。スクリプト ファイルの他に、実行する必要がある手順が他にもあります。  C/C++ ビルド > プロパティの MCU 設定のメモリ詳細で、BOARD_SDRAM を SRAM_DTC_m7 の上に移動します。  Connect スクリプトには RT1170_connect_M7_wake_M4_SDRAM_init.scp を使用します。  追加オプションに --cachelib libm7_cache.so を追加します。 USB/イーサネット/SDHC を使用する場合は、DMA バッファをキャッシュ不可領域に配置してください。  MCU C コンパイラ > プリプロセッサに USE_SDRAM を追加します。  プロパティ->設定->マネージリンカースクリプトでRAMへのリンクを選択します  プロジェクトが USB に関連付けられている場合は、MCU C コンパイラ > プリプロセッサに DATA_SECTION_IS_CACHEABLE=1 を追加します。  プロジェクトがフリートスのない USB ホストに関連付けられている場合は、ヒープを DTCM またはキャッシュ不可能な領域に配置します (bm) よろしくお願いいたします。 ジン
View full article
SAF sBoot CMU_FC チェック sBoot で CMU_FC チェックを構成するときにパラメータを設定する方法がわかりません。自分の理解に基づいていくつかの値を設定し、コードを生成しましたが、生成された LFREF 値と HFREF 値は設定した値に基づいてどのように導出されるのでしょうか?計算過程を見せていただけますか? 私の意見では、上記で設定したパラメータは、RCCR.REF_CNT/HTCR.HFREF/LTCR.LFREF と比較する必要があります。FXOSC=40Mの場合、CMU_FC0チェックをどのように設定すればよいですか?RCCR.REF_CNT/HTCR.HFREF/LTCR.LFREF はいつ設定すればよいですか?値は何ですか? Re: SAF sBoot CMU_FC Checks こんにちは@ziwu 、 すべての計算はS32K3xx RM rev.11に記載されています。 セクション56.5.2 HFREFとLFREFのプログラミング。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: SAF sBoot CMU_FC Checks 1.RM Rev.11 をチェックしましたが、まだ結果が得られません。バス クロックは何ですか? システム クロックですか? 2.EB tresos をチェックしたところ、「Mcu レジスタ値の最適化」を有効にすると RCCR が 0x50 に設定され、CMU_FC0/3/4 のすべての RCCR が 0x50 になっています。なぜ同じ値になっているのでしょうか?次の式では 0x50 を CAN で取得できません。0x50 を取得するにはどうすればいいですか? Re: SAF sBoot CMU_FC Checks こんにちは@ziwuさん 遅くなって申し訳ありません。現在不在のため、早く返信することができませんでした。 システムクロックは、RMにリストされているクロックオプションのいずれかに正確に設定する必要があります。例:表157.オプション A - 高性能モード (CORE_CLK @ 160 MHz)。 そして、バスクロック = レジスタインターフェースクロック = AIPS_SLOW_CLK 現在、SAF sBoost ドライバをテストできません。 ただし、CMU が有効になっている場合は、しきい値も MCAL MCU ドライバによって計算され、設定されます。 S32DS IDE と RTD 6.0.0 の例を次に示します。 https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K344-MCAL-MCU-ClockMonitor-v1-0-S32DS36-RTD600/ta-p/2179976 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: SAF sBoot CMU_FC Checks 分かりました、ありがとうございます
View full article
RT1062 ユーザー定義クラス (0xFF) USB HOST の例 こんにちは、コミュニティの皆さん! i.MX RT1062 MCU に「ユーザー定義」( USB.orgではベンダー クラスとして知られています) クラス 0xFF USB ホスト (ベア メタル) を実装する方法を学習したいと思います。 私たちの目標は、これを、Zephyr RTOS を実行する可能性のある別の i.MX RT MCU である「デバイス」に接続することです。 私の知る限り、現時点では、このニーズを満たす NXP SDK Builder サイトからの直接的なサンプル プロジェクトはありません。 どなたか私に教えていただけませんか、あるいはそのような例を教えていただけませんか?それが存在しない場合、このユーザー定義クラス ホストに適応するために使用する最適なサンプル プロジェクトは何ですか? ご返信よろしくお願いします。 i.MXRT 106x Re: RT1062 User-Defined Class (0xFF) USB HOST Example @kennethkong852 、 これがあなたをCAN助けるかどうかはわかりませんが、私はこのコードを作成し、106x のプロジェクトで積極的に使用しています。 https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs/Working-Custom-USB-example-using-Bulk-transfer-incl-code/mp/1260056#M13727 Re: RT1062 User-Defined Class (0xFF) USB HOST Example こんにちは、 carstengroenさん 参考資料ありがとうございます! 106x にデバイスを実装していたようです。 106x 上で実行されるホストの実装に興味があります。 ただし、あなたの作業はデバイス側からの理解に非常に役立ち、私もそれを開発するのに役立ちます。 あなたのガイドに大いに感謝します! よろしくお願いいたします。 ケン Re: RT1062 User-Defined Class (0xFF) USB HOST Example こんにちは@Sam_Gaoさん、 ご参考とご提案誠にありがとうございます。 RT106x 用のユーザー定義ベンダー クラス ホストを実装するための適切なスケルトン/テンプレートとして機能する正確なサンプル プロジェクト (MCUXpresso IDE) をエンジニアリング チームが提供することを検討することはどの程度可能でしょうか? 本当に感謝しています! ケン Re: RT1062 User-Defined Class (0xFF) USB HOST Example MCUXpresso SDKs に直接的な例がないのは正しいです。ただし、SDK には、参照用の USB ホスト スタックといくつかの標準クラスの例が用意されています。 適切な出発点は、次のようなベアメタルHIDホストの例の1つです。  host_hid_mouse_bm   または  usb_host_hid_mouse_keyboard  。 https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/examples/usb_examples/index.html Re: RT1062 User-Defined Class (0xFF) USB HOST Example こんにちは@kennethkong852 現時点ではこの例専用の実装の予定はありません。 ちなみに、 AN14169「i.MX RT チップに基づいてユーザー定義クラスの USB デバイスを生成する方法」を参照してください。 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN14169.pdf
View full article
如何选择"语言标准" <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好 如果我创建一个新的 SDK 项目(从 SDK 项目向导中),在选择板和其他配置(设备代码包、项目类型、元器件...)后,我会得到 "高级项目设置" 屏幕,我可以在其中选择 MCU C 编译器。默认情况下," 语言标准 " 指向 " 编译器的默认值 ",但我可以选择是否想要 " GNU C90 (-std=gnu90)。 但是,如果我创建一个新的 C 项目(非 SDK),就看不到这个屏幕,也无法选择"语言标准" 。 我该如何改变这种状况? 谢谢。 Re: How select "Language standard" 关于选择正确语言标准的精彩分析--你的解释确实澄清了我在这个问题上看到的很多困惑。在尝试不同的设置时,我偶然发现了一些精灵语翻译技巧,这让测试字符集变得更有趣了。有趣的是,调整标准会以微妙的方式改变编译器的行为。期待更多这样的帖子! Re: How select "Language standard" <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,ptcaos、 如果你在项目中右键点击属性-> C/C++ 版本-> 设置-> MCU C 编译器-> Dialect 你可以选择语言: 最美好的祝愿, Alexis Andalon
View full article
检查 T1042 及其评估板的部件状态 亲爱的团队 我们计划在未来的一个项目中使用 T1042。在检查 T1042 的评估板时,它似乎已经过时了。您能否确认新设计是否仍然推荐使用 T1042 处理器,或者我们是否需要用类似部件来替换它。此外,由于提到了CodeWarrior TAP,因为它已停产,因此请提供备用调试工具。 顺祝商祺! Monisha M Re: Checking on the part status of T1042 and its evaluation board T1042 处理器仍被推荐用于新设计,在 2035 年 2 月之前仍在 "长寿命计划 "中。 您可以在这里查阅我们的产品生命周期信息: https://www.nxp.com/support/sample-and-buy/product-lifecycle:PRDLIFCYC 请注意,只有 NRND 状态才表示 "不建议用于新设计"。T1042 的当前状态为 ACTIVE。 但这是一款老产品,官方软件支持 QorIQ Linux SDK 2.0-1703。本产品没有 SDK 升级计划。 您可以在这里找到 SDK 的详细信息和下载: https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/linux-software-and-development-tools/linux-sdk-for-qoriq-processors:SDKLINUX#downloads 我目前正在与我们的内部团队确认 CodeWarrior 的状态,并将尽快为您提供最新信息。 希望这些信息能帮助您做出决定。 谢谢! Re: Checking on the part status of T1042 and its evaluation board CodeWarrior TAP 仍处于活动状态,可以订购,内部团队将修复 " 不再生产的 "。 我真的很抱歉。 Re: Checking on the part status of T1042 and its evaluation board 亲爱的团队 谢谢你的澄清。你还能推荐一款处于活动状态的 T1042 处理器评估板吗。 顺祝商祺! 莫妮莎 Re: Checking on the part status of T1042 and its evaluation board T1042 评估似乎推荐使用 T1040D4RDB-PA。 如果您想购买已停产的T1042D4RDB-PA,请联系 授权经销商,看看他们手中是否有一些。 https://www.nxp.com/support/sample-and-buy/obsolete-products:WTOBUY_OBSOL 谢谢!
View full article
高インピーダンスバッファ こんにちは、皆さん 私は小規模なデジタル ロジック プロジェクトに取り組んでおり、 74HCT1G126GV をバッファ/ライン ドライバとして使用することを検討しています。この部品は、3 ステート出力と 2 ~ 5.5 V の電源範囲を備えたシングル チャネル バッファであるため、混合電圧ロジック インターフェースに最適です。データシートはここにあります。 私の計画は、74HCT1G126 をマイクロコントローラの出力と共有バスまたは外部モジュールの間に配置することです。出力を無効 (トライステート) にできるため、複数のデバイスが同じラインを共有する場合にバスの競合を回避できます。また、回路のノイズの多い部分を分離したり、MCU が直接処理できない負荷のレベルシフトや駆動を支援したりするのにも役立ちます。 構築する前にいくつか質問があるので、皆さんの意見を聞きたいです。 共有バス アプリケーションで 74HCT1G126 の 3 ステート動作に依存しても大丈夫でしょうか、それともタイミングやリークの落とし穴に注意する必要があるでしょうか?混合電圧インターフェース(例:5 V ロジックで 3.3 V を駆動)の場合、実際の使用において HCT バッファの信頼性はどの程度ですか?信号の整合性やマージンに関して既知の注意点はありますか?このバッファを PCB に配置する場合、どのようなレイアウト手法 (トレース ルーティング、デカップリング、高 Z 用のプルアップ/プルダウン) をお勧めしますか? よろしくお願いいたします!
View full article
S32K144におけるPDBトリガーADCサンプリングの問題 問題の説明: PDB0 による ADC0 サンプリングは FTM2 によってトリガーされ、PDB1 による ADC1 サンプリングは FTM3 によってトリガーされます。 FTM2とFTM3のPWM周波数は10kHzに設定されています。FTMモジュールは80MHzでクロックされ、対称アップダウンカウントモードに設定されています。 ADC0 には 4 つのチャネルがあり、ADC1 には 5 つのチャネルがあり、トリガーはバックツーバック モードで実装されています。 ADC ハードウェア平均化が無効になっている場合、サンプリングは正常に機能しますが、4 サンプル ハードウェア平均化が有効になっている場合は異常になります。 ADC0 クロックは、短いサンプリング時間で 40 MHz に設定されており、PDB のトリガーには影響しません。さらに、FTM トリガーは ADC 割り込みでは無効になり、PDB 割り込みでは再度有効になります。 さらに、ADC 割り込みベースのデータ取得は、デバッグ中にブレークポイントが設定されている場合は機能しますが、連続操作では実行されません。 PDB1 と PDB0 の取得間の競合が根本的な原因でしょうか?   私の質問は次のとおりです。 FTM2 と FTM3 は両方とも 10 kHz に設定されており、それぞれ PDB0 と PDB1 をトリガーするために使用されます。ADC 完了割り込みに競合がある場合、PDB でシーケンス エラーが発生する可能性がありますか? ADC ハードウェア平均化を使用する場合、PDB トリガー モードに関して何か注意事項はありますか? デバッグ中にブレークポイントを設定すると ADC 割り込みを入力して取得データを取得できるのに、フルスピード動作中に ADC 割り込みを入力できないのはなぜですか?このCASE、デバッグはどのように行うべきでしょうか? デバッグ中、ADC の 4 サンプル ハードウェア平均化の構成は基本的に 1000 PDB CNT サイクル以内に完了 CAN ため、8000 PDB CNT サイクル以内に完了するはずです。       Re: The Problem of PDB Triggering ADC Sampling in S32K144 こんにちは、 FTM2 と FTM3 は両方とも 10 kHz に設定されており、それぞれ PDB0 と PDB1 をトリガーするために使用されます。ADC 完了割り込みに競合がある場合、PDB でシーケンス エラーが発生する可能性がありますか? A: シーケンス エラーが発生しない限り、新しいトリガーが来る前に ADC 結果レジスタが時間内に読み取られていることを確認する必要があります。 ADC ハードウェア平均化を使用する場合、PDB トリガー モードに関して何か注意事項はありますか? A: 特にバックツーバックが使用されている場合は正常に動作しますが、そうでない場合は、CASEを考慮する必要があります。 デバッグ中にブレークポイントを設定すると ADC 割り込みを入力して取得データを取得できるのに、フルスピード動作中に ADC 割り込みを入力できないのはなぜですか?このCASE、デバッグはどのように行うべきでしょうか? A: 正確な設定とコードがないので判断が難しい BR、ペトル
View full article
使用主线内核 6.13 的 IMx8mn 上的显示系统 你好, ,我正试图用主线内核 6.13 版在 imx8mn 硬件上安装显示面板。 我启用了以下驱动程序、 IMX_IPUV3_CORE=m DRM=m DRM_IMX=m DRM_ETNAVIV=m DRM_ETNAVIV_THERMAL=m DRM_IMX_LCDIF=m drm_samsung_dsim=M 尽管我能看到 drm 文件系统中枚举的 DSI 设备,但使用 imx-lcdif 运行模式测试还是会导致内核崩溃。但背光灯已经打开。 如果启用 DRM_IMX_MXSFB,内核不会崩溃。但显示屏上没有图像。背光灯打开。 IMX8mn 是否还需要其他附件才能在主线 linux 内核 6.13 上运行? Re: Display system on IMx8mn with mainline kernel 6.13 你好 对于您在使用主线内核 6.13 时遇到的 i.MX8M Nano 显示屏问题,有几种解决方法。 您的内核配置似乎已启用必要的驱动程序: - IMX_IPUV3_CORE=m - DRM=m - DRM_IMX=m - DRM_ETNAVIV=m - DRM_ETNAVIV_THERMAL=m - DRM_IMX_LCDIF=m - DRM_SAMSUNG_DSIM=m 背光打开这一事实表明部分初始化工作正在进行。使用 imx-lcdif 时内核崩溃,而使用 DRM_IMX_MXSFB 时内核不崩溃,这说明存在兼容性问题。 要在主线内核 6.13 中使用 i.MX8M Nano 显示器功能,需要确保: 1.正确的面板驱动程序已正确集成到 MIPI DSI 控制器 2 中。设备树正确定义了显示面板及其与 MIPI DSI 控制器 3 的连接。所有必要的桥接驱动程序均已正确实现 要调试问题: 1.启用 DRM 调试模式:`echo 0x1ff > /sys/module/drm/parameters/debug `2. 查看内核日志,了解来自显示驱动程序的详细错误消息 3.验证您的面板驱动程序是否符合您的特定显示面板规格 对于 i.MX8M Nano,您可能需要根据您的特定面板自定义显示驱动程序初始化顺序。与恩智浦的电路板支持包相比,主线实现可能需要额外的配置。 如果使用自定义显示面板,则需要修改面板驱动程序,以满足特定的显示要求,特别是初始化命令和显示定时参数。 此致 Re: Display system on IMx8mn with mainline kernel 6.13 感谢您的回复。 我把显示屏打开了。我在设备树中给出了错误的三星 DSIM 的时钟频率。 验证了 imx8mn-evk.dtsi 并添加了相同内容。
View full article
IMX8MP 是否有在单个板上使用多个 LPDDR4 模块的 PCB 参考设计? IMX8MP 是否有在单个板上使用多个 LPDDR4 模块的 PCB 参考设计? i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus 回复: Does the IMX8MP have a PCB reference design that uses multiple LPDDR4 modules on a single board? 多个 DDR 芯片并行的 PCB 布局示例 回复: Does the IMX8MP have a PCB reference design that uses multiple LPDDR4 modules on a single board? 我们所有的设计都在这里: FRDM i.MX 8M Plus 开发板 | 恩智浦半导体 i.MX 8M Plus 评估套件|恩智浦半导体 您可以参考
View full article
SW32K3_IPCF_4.2.0_D2412 是否支持 S32K328 芯片 基于 S32DS 3.6.3在使用 SW32K3_IPCF_4.2.0_D2412 软件包时,我在 S32K328 芯片上配置 IPCF 时遇到了上面显示的问题:无法配置内核类型和核心索引。请解释一下是什么原因造成了这种情况?还有其他支持 #S32K328 芯片的 IPCF 软件包吗 Re: Does the SW32K3_IPCF_4.2.0_D2412 support the S32K328 chip 你好 查看版本说明,它不直接支持 S32K328。 但我认为用 S32K358 代替没有问题。 我还检查了 IPCF_S32K3_4.2.0_ReleaseNotes_Updated_D2502.pdf,但结果是一样的。由于唯一的区别是锁步,我认为使用 S32K358 没有问题。 我不知道 IPCF 版本不直接支持 S32K328 的原因是什么。 顺祝商祺! Peter Re: Does the SW32K3_IPCF_4.2.0_D2412 support the S32K328 chip 是否有支持 S32K328 的 IPCF 软件包版本?如果不能,如果一个项目是为 S32K324 完全配置的,它能在基于 S32K328 的项目上运行吗? Re: Does the SW32K3_IPCF_4.2.0_D2412 support the S32K328 chip 你好 使用 S32K328 的直接衍生产品 S32K358,以保持兼容性。 顺祝商祺! Peter
View full article
LLCE 可以与 S32Z/E 中的 SMU_M33 一起使用吗? 在 S32Z/E 的 LLCE 代码包中,示例总是使用 RTU_R52 来加载和使用 LLCE 固件,所以我想知道我们是否可以使用 SMU_M33 来做同样的功能?如果是,应修改哪些内容? Re: Can LLCE used with SMU_M33 in S32Z/E? hi,zyt 请参考下图所示的 S32ZE_GreenVIP_1.3.0/doc/UM_S32ZE_GreenVIP.pdf。 SMU 可用于初始化 FlexLLCE,由资源管理器配置 CAN_HUB 。 RTU 直接使用通信模块,并使用 IPCF 与 FlexLLCE 交换数据。 BR 乔伊 Re: Can LLCE used with SMU_M33 in S32Z/E? hi,zyt 感谢您与我们联系。 我会帮你检查这个问题。 BR 乔伊 Re: Can LLCE used with SMU_M33 in S32Z/E? 我们能否使用 SMU 与 LLCE 一起工作,不仅是初始化,还包括 LLCE 的所有路由功能?没有 RTU 参与? Re: Can LLCE used with SMU_M33 in S32Z/E? 嗨,zyt 感谢您的回复。 我们能否使用 SMU 与 LLCE 一起工作,不仅是 初始化以及 LLCE 的所有路由功能?没有 RTU 参与? >>>您想使用 SMU 加载 LLCE 固件并设置 LLCE 路由功能吗? 另外,您想使用 SMU 与 FlexLLCE 交换数据吗? BR 乔伊 Re: Can LLCE used with SMU_M33 in S32Z/E? 是,我希望所有与路由相关的功能,如 CAN2CAN、CAN2ETH、ETH2CAN 都由 SMU&LLCE 完成,没有 RTU 参与。 Re: Can LLCE used with SMU_M33 in S32Z/E? 嗨,zyt 抱歉,回复晚了。 目前,FlexLLCE 的软件驱动程序和固件只支持主机应用程序使用 RTU R52 内核。目前还没有将其移植到 SMU CM33 内核的计划。 BR 乔伊
View full article
S32K144 CAN通信エラー 専門家の皆様: 問題が発生しました。S32K144をベースにCAN通信デモを改造しました。デモボード上では正常にメッセージ送信と通信が可能です。私のCANモジュールは内部48MHzクロックを使用しており、カスタムボードに移植すると通信は正常に動作します。しかし、クロックソースを外部水晶発振器に切り替えると、逓倍値が28を超えるとCAN通信メッセージ送信機能が動作しなくなります。原因がよく分かりません。何か注意すべき点はありますか?   回复: S32K144 CAN通讯异常 私のIDEはS32 for Platform 3.5で、SDKは4.0.1です。同僚のIDEはS32 for ARM 2.2で、SDKは4.0.1と3.0.0です。彼のIDEでもクロックアウトを変更してもうまくいきませんでした。 乗数を 28 に設定できますか? プロジェクトがアップロードされず、読み込みが続きます。 回复: S32K144 CAN通讯异常 ご参考までに 回复: S32K144 CAN通讯异常 アップデート状況:S32K144クロックツリーのクロックアウトパスを設定後、ステータスは正常に戻りました。ツールの扱いにはご注意ください。苦労はしますが、やりがいのある経験です。   回复: S32K144 CAN通讯异常 こんにちは@ナンモ 理解できませんでした。もう少し詳しく説明していただけますか? Re: S32K144 CAN通讯异常 こんにちは@ナンモ 問題を再現してみましたが、データシートにはそのような制限事項は記載されていませんでした。そのため、設計チームからの返信を待つため、社内投稿を作成しました。しばらくお待ちください。 回复: S32K144 CAN通讯异常 赤枠で囲まれた部分は、これまで変更していなかった部分です。デフォルト状態では、コードを生成した後、使用しているクロックソースによってCAN関数の動作が不安定でした。その後、これら2つのオプションを有効にし、spll sclock に設定しました。コンパイルと書き込み後、通信は正常に動作しました。その後、記憶を頼りに設定を元に戻しました(以前と全く同じではないかもしれません)。コンパイルと書き込み後、通信は一貫して正常に動作しました。なぜこのようなことが起こるのか知りたいです。2日半もの間、ずっと悩んでいます。 回复: S32K144 CAN通讯异常 原理や信頼性は不明です。ご回答をお願いします。 回复: S32K144 CAN通讯异常 こんにちは@ナンモ テストの結果、PLL逓倍数を40に設定しても正常に動作しませんでした。データシートにはそのような制限要件が記載されていなかったため、設計チームにクロック制限について問い合わせるケースを提出しました。 次に、CLKOUTを変更するとうまくいったとおっしゃっていましたが、私の場合はうまくいきませんでした。もし成功した例があれば、テストのために送っていただけますか? 回复: S32K144 CAN通讯异常 こんにちは@ NanMo1 これらのサードパーティのコードを私と共有していただければ、確認させていただきます。 社内の設計チームにはすでに確認済みですが、しばらく時間がかかります。プロジェクトで必要な場合は、現時点ではFLEXCANで外付け水晶クロックをご使用いただけます。問題ないはずです。 回复: S32K144 CAN通讯异常 このアカウントは会社のメールアドレスを使って登録しました。この問題はまだ解決していませんが、サードパーティ製のコードで同じ設定でCAN通信を実現できることを発見しました。具体的な理由は何でしょうか? 回复: S32K144 CAN通讯异常 こんにちは@ナンモ PLL 逓倍数を 40 に設定し、周辺クロックとして PE クロックを選択すると、CAN 通信も異常になります。 回复: S32K144 CAN通讯异常 CAN PEモジュールはこれまで常に外部クロックを使用していました。システムで逓倍周波数の外部クロックを使用すると、CANが誤動作することがあり、その現象はボードによって異なります。 回复: S32K144 CAN通讯异常 ご参考までに 回复: S32K144 CAN通讯异常 こんにちは@NanMo1 提供いただいたプロジェクトで使用されているクロックは外付け水晶発振器です。何が問題なのでしょうか?それはご質問の趣旨と異なるのではないでしょうか? 回复: S32K144 CAN通讯异常 最初にアップロードした例は… 回复: S32K144 CAN通讯异常 こんにちは@ NanMo1 デモをアップロードする 回复: S32K144 CAN通讯异常 デモボードは100ピンですが、カスタムボードは64ピンです。100ピンから64ピンに直接切り替えると問題が発生しますが、切り替え後にすべての設定を削除し、ボードを再設定すると問題は解決します。 Re: S32K144 CAN通讯异常 こんにちは@ナンモ お待たせして申し訳ございません。 これは S32 DS IDE のバグです。 これは S32 DS ツールのバグであることがわかったので、参考までにビデオを録画しました。 問題は、SPLL 係数を変更した後、生成されたコードが更新されず、FLEXCAN 構成エラーが発生したことです。 「clock_config.c」では、「SCG_SPLL_CLOCK_MULTIPLY_BY_28」は変更されません。 SPLL係数を変更します。 .spllConfig = { .initialize = true, .monitorMode = SCG_SPLL_MONITOR_DISABLE,/* Monitor disabled */ .locked = false, /* unlocked */ .prediv = (uint8_t)SCG_SPLL_CLOCK_PREDIV_BY_1,/* Divided by 1 */ .mult = (uint8_t)SCG_SPLL_CLOCK_MULTIPLY_BY_28,/* Multiply Factor is 28 */ .src=0U, .div1 = SCG_ASYNC_CLOCK_DIV_BY_2, /* System PLL Clock Divider 1: divided by 2 */ .div2 = SCG_ASYNC_CLOCK_DIV_BY_4, /* System PLL Clock Divider 3: divided by 4 */ }, 1. 基礎となる構成コードを直接変更します。 2. 最初に実行モードを HSRUN に切り替え、次に RUN に切り替え、このプロセス中に SPLL 係数を変更すると、通常のコード生成が可能になることがわかりました。 Re: S32K144 CAN通讯异常 お返事ありがとうございます。問題の原因が分かりました。
View full article
アクティブアンテナのコンセプト こんにちは、 当社は NFCB タグに取り組んでおり、CLRC663 の「アクティブアンテナコンセプト」を使用して RF なしでデジタルを検証したいと考えています。しかし、このモードを使用する際には次のような疑問があります。 1) このトピックに関するドキュメントはありますか? 2) SIGINピンが汎用受信に設定されている場合(つまりRcv.SigInSel = 11) 、デジタルサブキャリア波形 (847khz) 信号を送信するか、ベースバンド (106khz) 信号を送信するか? 3) SIGIN のシグナルには SOF、EOF を含める必要がありますか? 4) SIGIN の信号をリーダーの fC と同期させる必要がありますか? ありがとう、 プラビン Re: Active antenna concept こんにちは、 残念ながら、アクティブ アンテナのコンセプトについてはデータシートのみが記載されています。参照できる例やその他のドキュメントはありません。
View full article