こんにちは、皆さん
私は小規模なデジタル ロジック プロジェクトに取り組んでおり、 74HCT1G126GV をバッファ/ライン ドライバとして使用することを検討しています。この部品は、3 ステート出力と 2 ~ 5.5 V の電源範囲を備えたシングル チャネル バッファであるため、混合電圧ロジック インターフェースに最適です。データシートはここにあります。
私の計画は、74HCT1G126 をマイクロコントローラの出力と共有バスまたは外部モジュールの間に配置することです。出力を無効 (トライステート) にできるため、複数のデバイスが同じラインを共有する場合にバスの競合を回避できます。また、回路のノイズの多い部分を分離したり、MCU が直接処理できない負荷のレベルシフトや駆動を支援したりするのにも役立ちます。
構築する前にいくつか質問があるので、皆さんの意見を聞きたいです。
共有バス アプリケーションで 74HCT1G126 の 3 ステート動作に依存しても大丈夫でしょうか、それともタイミングやリークの落とし穴に注意する必要があるでしょうか?混合電圧インターフェース(例:5 V ロジックで 3.3 V を駆動)の場合、実際の使用において HCT バッファの信頼性はどの程度ですか?信号の整合性やマージンに関して既知の注意点はありますか?このバッファを PCB に配置する場合、どのようなレイアウト手法 (トレース ルーティング、デカップリング、高 Z 用のプルアップ/プルダウン) をお勧めしますか?
よろしくお願いいたします!