2261526_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2261526_ja-JP

2261526_ja-JP

RT1062 ユーザー定義クラス (0xFF) USB HOST の例

こんにちは、コミュニティの皆さん!

i.MX RT1062 MCU に「ユーザー定義」( USB.orgではベンダー クラスとして知られています) クラス 0xFF USB ホスト (ベア メタル) を実装する方法を学習したいと思います。

私たちの目標は、これを、Zephyr RTOS を実行する可能性のある別の i.MX RT MCU である「デバイス」に接続することです。

私の知る限り、現時点では、このニーズを満たす NXP SDK Builder サイトからの直接的なサンプル プロジェクトはありません。

どなたか私に教えていただけませんか、あるいはそのような例を教えていただけませんか?それが存在しない場合、このユーザー定義クラス ホストに適応するために使用する最適なサンプル プロジェクトは何ですか?

ご返信よろしくお願いします。

i.MXRT 106xRe: RT1062 User-Defined Class (0xFF) USB HOST Example

@kennethkong852

これがあなたをCAN助けるかどうかはわかりませんが、私はこのコードを作成し、106x のプロジェクトで積極的に使用しています。

https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs/Working-Custom-USB-example-using-Bulk-transfer-i...


Re: RT1062 User-Defined Class (0xFF) USB HOST Example

こんにちは、 carstengroenさん

参考資料ありがとうございます!

106x にデバイスを実装していたようです。

106x 上で実行されるホストの実装に興味があります。

ただし、あなたの作業はデバイス側からの理解に非常に役立ち、私もそれを開発するのに役立ちます。

あなたのガイドに大いに感謝します!

よろしくお願いいたします。

ケン

Re: RT1062 User-Defined Class (0xFF) USB HOST Example

こんにちは@Sam_Gaoさん

ご参考とご提案誠にありがとうございます。

RT106x 用のユーザー定義ベンダー クラス ホストを実装するための適切なスケルトン/テンプレートとして機能する正確なサンプル プロジェクト (MCUXpresso IDE) をエンジニアリング チームが提供することを検討することはどの程度可能でしょうか?

本当に感謝しています!

ケン

Re: RT1062 User-Defined Class (0xFF) USB HOST Example

MCUXpresso SDKs に直接的な例がないのは正しいです。ただし、SDK には、参照用の USB ホスト スタックといくつかの標準クラスの例が用意されています。

適切な出発点は、次のようなベアメタルHIDホストの例の1つです。 host_hid_mouse_bm  または usb_host_hid_mouse_keyboard 

https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/examples/usb_examples/index.html

Re: RT1062 User-Defined Class (0xFF) USB HOST Example

こんにちは@kennethkong852

現時点ではこの例専用の実装の予定はありません。

ちなみに、 AN14169「i.MX RT チップに基づいてユーザー定義クラスの USB デバイスを生成する方法」を参照してください。

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN14169.pdf


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-20-2025 02:35 AM
更新者: