こんにちは、
MCU-Link デバッグ プローブを使用して、外部フラッシュを備えた LPC4088 マイクロコントローラをプログラムしています。「LinkServer.exe」を使用して正常にフラッシュできましたMCU-Link デバッグ プローブ SWD インターフェイスを介したコマンド ツール。LPC4088にリリース(ロック)バージョンのファームウェアをフラッシュした後、「LinkServer.exe」経由でMCU-Linkデバッグプローブを使用してロック解除または一括消去することができませんでした。ソフトウェア。UART ブートローダー モードで Magic ソフトウェアを使用してロックを解除しました。しかし、MCU-Link デバッグ プローブは使用できませんでした。
MCU-Link デバッグ プローブ SWD インターフェイスを使用して LPC4088 のロックを解除する方法を教えてください。
ありがとうございます。
こんにちは@asanga_viraj
こんにちは、アリス。
SWD インターフェースを使用して CP2 レベルロックされた LPC4088 のロックを解除する方法を説明していただけますか?
ありがとうございます。