Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
GuiGuiDer 2.0.0はLVGL 9.4のみをサポートしているのですか? GuiGuiDer 2.0.0はLVGL 9.4のみをサポートしているのですか?V8.3.11またはV8.4はサポートされていないのですか? 回复: GuiGuiDer2.0.0是否只支持LVGL9.4了? こんにちは、@wqy1103さん はい、GUI Guider2.0.0はLVGL 9.4.0で使用するように設計されています。 BR ハリー
查看全文
iMX 937プロセッサの最小から最大スリープ電流mAはどれくらいですか?   私のプロジェクトではI.MX937プロセッサを使っていますが、i.MX 937プロセッサの典型的なスリープ電流(mA)はどれくらいですか?   Re: What is the min to max sleep current mA for the iMX 937 processor これらのリソースを使い続けるためには、 150μAのスリープ電流は i.MX 937 / i.MX 93プロセッサ自体では現実的ではありません 。 なぜ: モード 電流/電力への影響 150μAに適合しますか? 機能的な適合性 BBSM / RTCモード データシートには、 1.8Vで0.14mW 電力測定アプリのメモには、約 合計97.978 µW わずか  NVCC_BBSM_1P8  アクティブ。 パワーの面では、はい いいえ — BBSM/RTCロジックのみに電源が供給され、GPIOウェイクアップはオフになり、タイマー/PWM/ADCは使用できません。 中断 データシートには、 標準値:15.1mW 25℃で。 いいえ — 150 µA相当をはるかに超える いいえ/制限付き — サスペンドはクロックをオフにし、Cortex-A55の電源を落とし、内部の論理/アナログブロックを停止させることができます。 WFIにおけるLinux Suspend + M33 アプリのノートにはこの用途で合計 122.4 mW 記載されています。 なし 建築的には近いが、それでも現在の目標をはるかに上回っている。 Cortex-M33を用いた低消費電力実行/AONMIX AONMIXは他のドメインが電源オフ中でも動作可能で、タイマー/PWMおよびタイマーリソースを含みます。 150 µAの要件を満たしているとは文書化されていません これはペリフェラルがアクティブでなければならない場合の i.MX 93モードクラスの関連ですが、150 μAクラスのモードではありません。   150 µA の予算は、 1.8Vで0.27mW または 3.3Vで0.495mW 。それはi.MX 93の範囲内です BBSM/RTC専用 アクティブなタイマー出力、ADC、PWM、RTC、およびGPIOを備えた状態ではない状態。 推奨アーキテクチャ:i.MX 937を BBSM/RTCまたは完全電源ゲートスリープ に置き、常時稼働機能(タイマー出力、ADC監視、PWM、GPIO監督)を非常に低消費電力のコンパニオンMCUまたはアナログ/RTC回路に移すこと。条件が満たされると、伴随デバイスが i.MX 937を起動させることができます。 i.MX 937は、非常に限られたRTC/BBSMスタイルの状態でのみ~150μAを供給できます。その予算内でタイマー/PWM/ADC/GPIOの機能を有効に保つことはできません。 Re: What is the min to max sleep current mA for the iMX 937 processor 当社のアプリケーションでは、低消費電力/スリープモードで機能を維持するために以下のリソースが必要です: 1 タイマー出力ピン 1つのADC入力 1 PWM RTC 2~3個のGPIO スリープ時の必要電流は150μAです。 Re: What is the min to max sleep current mA for the iMX 937 processor i.MX 937 / i.MX 93プロセッサ自体については、データシートにはmA単位の「スリープ電流」は一切記載されていません。SUSPENDモードの総電力=25°Cで15.1 mWを指定し、この数値はユースケース依存であることが記されています。SUSPENDは最も低消費電力モードで、クロックはオフ、不要な電源はオフ、パワーゲート可能なSoC部分はゲート、Cortex-A55は完全にパワーゲート、DRAMは自己更新/保持状態です。 予算編成のために同等の電流が必要な場合は、以下を使用してください。 yipingwang_0-1784086916714.png したがって、15.1 mWはおおよそ次の通りに対応します: 想定供給基準 等価電流 5.0V入力 3.0 mA 3.3V入力 4.6 mA これは単なるSoCレール電流ではなく、等価入力電流です。実際のプロセッサ電流は複数の電源レールに分散されます。 もし基板やSOMのディープスリープ電流のことを指しているなら、測定値はより高いもので構成依存することがあります。i.MX93 SOM DSMの測定結果の一つでは、 5Vで4.04mAという値が報告されており、その他の最適化/構成依存の報告では、5Vで1.5mAから9.3mA程度となっている。 プロセッサ仕様には15.1 mWの典型的なSUSPEND電力を使用します。実際の入力レールに対してのみmAに変換してください。例えば、5Vで約3.0mAです。
查看全文
PTE4ABTE-32GX eMMC We are planning to use this eMMC PTE4ABTE-32GX from PHISON with the IMX8M Processor. Please confirm whether this will support booting. Attaching the datasheet for reference. Re: PTE4ABTE-32GX eMMC Yes, based on the datasheet, the PHISON PTE4ABTE-32GX should support booting on the i.MX8M family (i.MX8MQ / i.MX8MM / i.MX8MN / i.MX8MP), provided it is connected to a USDHC interface according to the i.MX8M Hardware Design Guide. Re: PTE4ABTE-32GX eMMC Yes, the i.MX8ML (MIMX8ML5CVNKZAB) supports booting from an eMMC device connected through the USDHC interface. The PHISON PTE4ABTE-32GX is an eMMC 5.1 device and is expected to be compatible with the i.MX8ML boot flow when connected and configured according to the i.MX8M Hardware Design Guide. Re: PTE4ABTE-32GX eMMC @yipingwang Thanks for your response. We are using MIMX8ML5CVNKZAB, which is an i.MX8ML device. In your response, only the i.MX8M family (i.MX8MQ / i.MX8MM / i.MX8MN / i.MX8MP) has been mentioned. Could you please confirm whether the PHISON PTE4ABTE-32GX is also supported for booting with the i.MX8ML device when connected to the USDHC interface as per the hardware design guidelines?
查看全文
tempSense の電圧供給をどれくらいに設定すればよいですか? 私はs32k344を使用しています。MCU で tempSense を使いたいです。 tempSense の電圧供給をどれくらいに設定すればよいですか? 0x15 を設定した場合、それは 1.5V を意味しますか? Re: how much i set tempSense Voltage supply? こんにちは@rlaxortn これらすべてについては、以前の質問ですでに回答しました。 0x15を設定した場合、それは1.5Vを意味しますか?答えはイエスです。 しかし、この値はランダムに設定されるわけではありません。 データシートの第 85 章「温度センサ」を読むことをお勧めします。 Senlent_0-1752654010118.png Re: how much i set tempSense Voltage supply? こんにちは@rlaxortn 訂正させてください。私の回答にはいくつか誤りがありました。 使用されたデータ形式はS11.4でした。 したがって、実際の値は、元の16ビット符号付き数値÷16となります。 例: 1.0×15 = 21 / 16 = 1.3125V 2.0×35 = 53 / 16 = 3.3125V 3.0×50 = 80 / 16 = 5V
查看全文
Safety manual related to S32K388 I'm currently compiling security documentation for the S32K388. We've already signed an NDA. I previously applied for security access, but it was automatically revoked a few days before I even downloaded the documentation. I reapplied for access two weeks ago, but it hasn't been approved yet. Yesterday, I also sent the NDA materials as an attachment to the support team via email. I urgently need the security-related materials; I need to compile the security-related detection functions into the security manual for our team's use. Re: 关于S32K388的安全手册相关 Dear customer, thank you. Let me confirm that your secure files account has been activated. Your request for S32K3xx safety manual is now in status Pending. It is up to the document owner to grant your access rights. You will be notified by separate email as soon as your access will be approved. Thank you. Have a nice day. Pavla Re: 关于S32K388的安全手册相关 xlele_0-1784014118814.png It's still under review, but this status has been going on for almost two weeks. Re: 关于S32K388的安全手册相关 xlele_0-1784013997876.png Resubmitting now will result in this registration failure status. Re: 关于S32K388的安全手册相关 Dear customer, your secure files registration has been rejected by mistake. Kindly register again: https://www.nxp.com/webapp-signup/docstoreReg Please let me know once done, I can then activate your account in order to have your access granted asap. Thank you. Have a nice day. Best regards Pavla
查看全文
运行外部闪存 大家好, 我正在使用 MCXN547-EVK 开发板,并尝试 使用 四通道SPI (FlexSPI) 接口连接外部 W25Q64JWTBJQ 闪存 。我正在使用 IAR Embedded Workbench 构建项目 。 在使用 MCUXpresso SDK 构建spi_flash示例时,我遇到了以下错误: CMake Error: Cannot find source file: .../examples/_boards/mcxn5xxevk/demo_apps/spi/spi_flash/cm33_core0/pin_mux.c 之前有人遇到过这个问题吗?请问您能否帮我分析一下造成这种情况的原因以及如何解决? 任何建议都将不胜感激。谢谢你! MCX N Re: Run External Flash 你好@Ashish-625 请您确认一下 pin_mux.c 文件是否正确。文件是否存在于以下路径? examples/_boards/mcxn5xxevk/demo_apps/spi/spi_flash/cm33_core0/pin_mux.c   此外,请确认您使用的是哪个 MCUXpresso SDK 版本,以及 spi_flash 演示是否基于 IAR Embedded Workbench 下载。   谢谢!   BR 爱丽丝
查看全文
外部フラッシュを実行する こんにちは、みんな、 私は MCXN547-EVK 開発ボードを使っており、 Quad SPI(FlexSPI) を使って外部 W25Q64JWTBJQ フラッシュメモリ とインターフェースしようとしています 。 私は IAR Embedded Workbench でプロジェクトを構築しています 。 MCUXpresso SDKからspi_flash例を構築していると、以下のエラーに遭遇しました: CMake Error: Cannot find source file: .../examples/_boards/mcxn5xxevk/demo_apps/spi/spi_flash/cm33_core0/pin_mux.c 以前にこの問題に遭遇した方はいますか?原因と解決方法を教えていただけませんか? 何かご提案があれば大変ありがたいです。ありがとう! MCX N Re: Run External Flash こんにちは、 @Ashish-625さん pin_mux.c.がファイルは以下のパスに存在しますか? examples/_boards/mcxn5xxevk/demo_apps/spi/spi_flash/cm33_core0/pin_mux.c   さらに、どのMCUXpresso SDKバージョンを使用しているか、またspi_flashデモがIAR Embedded Workbenchベースのダウンロード版かどうかも確認してください。   よろしくお願いします。   BR アリス
查看全文
SOM module recommendation to replace AM3354 Hi Expert,   Any recommendation for SOM module to replace TI AM3354 with following feature needed with Module TP: US$40~U$44   Featured Needed: Ethernet SGMII/RGMII SPI 24-bits LCD controller eMMC 8GB RAM 512MB    Please recommend it can meet close to target price.    Best rgds, KPK     Re: SOM module recommendation to replace AM3354 Both TechNexion and Variscite support APAC customers. For Singapore, TechNexion may provide more convenient regional support due to its Taiwan headquarters. I recommend contacting TechNexion ([email protected]) and Variscite ([email protected]) directly to discuss Singapore distribution coverage, local support resources, stocking policy, and design-win support Re: SOM module recommendation to replace AM3354 hi Yiping, i also just study the Variscite DART-6UL or TechNexian PICO-IMX6ULL. Not sure if they have any local support in APAC region?  Do you have any contact point to share? Re: SOM module recommendation to replace AM3354 1. NXP i.MX93 SOM (Best Long-Term Option) The i.MX93 supports: 24-bit Parallel RGB Display eMMC 5.1  Multiple SPI interfaces  Gigabit Ethernet with TSN Pros Current generation MPU Long NXP longevity roadmap Lower power than AM335x Linux support active for many years Cons Native SGMII not directly available like Layerscape/i.MX95 SOM price typically exceeds US$45 once 512MB DDR + 8GB eMMC are included Expected SOM Price Approximately US$45–60 depending on volume 2. NXP i.MX6ULL SOM (Best Price Match) The i.MX6ULL provides: 24-bit Parallel RGB LCD interface up to WXGA eMMC support SPI ports 512MB DDR variants readily available Typical SOM configurations already exist with: 512MB DDR3 8GB eMMC Dual Ethernet Pros Closest price to AM3354 Mature Linux BSP Large SOM ecosystem Easy migration from AM335x-style designs Cons No native SGMII Ethernet limited to Fast Ethernet (10/100) on most modules Expected SOM Price US$25–40 in production volumes   For native SGMII, you'll generally move to: i.MX94x / i.MX95 families  Layerscape LS1028A/LS1043A These usually push SOM pricing well beyond US$44.
查看全文
i.MX8MP: TP2860エンコーダチップを搭載したCSI0(連続クロックモード) こんにちは、 IMX8MPベースのプラットフォームにTP2860ビデオエンコーダーを統合しようとしていますが、ビデオをキャプチャすることができません。CSISは受信するMIPIデータストリームと同期していないようです。 プラットフォーム:VARカスタムボード上のVariscite DART-MX8M-PLUS カーネル: linux-imx 6.6.52 (NXP BSP、imx8-mipi-csi2-sam ドライバー)、yocto ビルド カメラ:TechPoint TP2860 MIPIエンコーダ(AHD/TVI → MIPI-CSI2ブリッジ)、出力MIPIクロック:297MHz(実測値) インターフェース: CSI0 (mipi_csi_0 @ 0x32e40000)、2レーン、500 Mbps/レーン、FHD30 (1920x1080@30) パイプライン: TP2860 -> MIPI D-PHY -> CSIS -> (MediaMix Gasket) -> ISI0 -> /dev/video2 v4l2パイプラインは問題ないようです(添付のpipeline_info.txtを参照)。 関連する(フラット化された)デバイスツリー情報はdevicetree.txtに添付されています。 DPHYSTATUSは0xC2(すべてのレーンがHS)を報告しますが、 CSISフレーム開始カウンタは常にゼロです(実際、mxc-mipi-csi2.0カウンタはすべてゼロです)。 NXPのAN13857を読みましたが、いくつか質問があります。 TP2860は、バースト間(連続クロックモード)でMIPIクロックレーンをHSに維持します。これは、ドライバのs_stream有効化の前後両方でCSIS DPHYSTATUS = 0xC2となることで確認できます。 => CSISレジスタダンプ(CSISベース0x32e40000): CSIS_CMN_CTRL [0x04] = 0x00004105 (ENABLE=1、LANE_NR=1->2レーン、HDR_MODE=0) CSIS_DPHYCTRL [0x24] = 0x13000007 (hs_settle=0x13、D-PHY有効) CSIS_DPHYSTATUS [0x20] = 0x000000C2 (HSCLK=1、HSDAT1=1、STOPSTATE_CLK=0) CSIS_INTSRC [0x14] = 0x00000000 (割り込みは発生していません) => CSIS_DPHYSTATUS[0x20] = 0x000000C2 ビット7:HSCLK = 1(HSのクロックレーン) ビット6:HSDAT1 = 1(HSのデータレーン1) ビット1:ULPS_CLK = 0(ULPSではない) ビット0:STOPSTATE_CLK = 0(LP-11停止状態では決して0にならない) これはNXPのAN13857警告と一致します。 i.MX 8MM、 i.MX 8MN、およびi.MX 8MPでは、接続されたカメラがLP状態で動作する必要があります。 Rx DPHYを有効にする前に。しかし、カメラが連続クロックモードで動作する場合、クロック レーンは常にHSモードになっている可能性があります。この場合、Rx DPHY は HS モードを検出せず、 誤って停止状態またはULPS状態にとどまっている。 TP2860レジスタのI2C経由のストリーミング時の読み出し: 0x40 -> 0x08 (s_streamの後にドライバによって選択されたMIPIページ) 0x02 -> 0x7d (MIPI_EN0=1、全ビットがセット) 0x28 -> 0x00 (STOP_CLK=0、ULPM=0) 0x10 -> 0x20 (MIPI TX有効、リセット状態ではない) 0x29 -> 0x00 (データレーン停止/ULPS: なし) アナログエンコーダーの経路を除外するために、TP2860の内部BT.1120テストパターンを有効にしてみました。 0x40 -> 0x08 (MIPIページ) 0x22 -> 0x80 (TP_ENA=1: アナログデコーダをバイパスし、デジタルパターンを送信) しかし、それでは状況は改善しない。 TP2860の設定は以下のとおりです。 0x02=0x3d、0x03=0x35、0x04=0x35 を書き込む <-- MIPI_ENx=0 (レーンオフ) タイミング: 0x2B=0x09 (T_PREP リセットデフォルト)、0x2C=0x0a デコーダPLLリセット: REG 0x06 |= 0x80、msleep(10) MIPI PLLリセット: REG 0x14 |= 0x80、msleep(10)、deassert msleep(50) (PLLロックのための拡張セトル) 0x02=0x7d、0x03=0x75、0x04=0x75 <-- レーンを有効化(LP→HSをクリーンアップ) 質問: iMX8MP Rx D-PHYをカメラと連続クロックモード(STOPSTATE_CLKが常に0)で使用するための、サポートされているBSPメカニズムはありますか?CSIS / D-PHY は HS-RXイネーブルをアサートする前にクロックレーン上のLP-11を監視することに依存しないモードはありますか? iMX8MPにおいて、連続クロックMIPI-CSI2ソースを使用したCSIS動作に関して、AN13857以外に既知の正誤表やアプリケーションノートはありますか? TP2860エンコーダーチップを搭載した同じハードウェアは、Boundary Devices i.MX8 MQセットアップでも動作します。 どんなご支援でも大変ありがたく思います。 グラフィックスとディスプレイ i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux Yocto Project Re: i.MX8MP: CSI0 with TP2860 encoder chip in continous clock mode こんにちは、 私も似たような問題に直面していますが、解決策が見つかれば教えていただけませんか?
查看全文
Does GuiGuiDer 2.0.0 only support LVGL 9.4? Does GuiGuiDer 2.0.0 only support LVGL 9.4? Is there no support for V8.3.11 or V8.4? 回复: GuiGuiDer2.0.0是否只支持LVGL9.4了? Hi @wqy1103  Yes, GUI Guider2.0.0 is designed for use with LVGL 9.4.0. BR Harry
查看全文
PTE4ABTE-32GX eMMC 我们计划将 PHISON 的这款 eMMC PTE4ABTE-32GX与 IMX8M 处理器一起使用。请确认这是否支持启动。附上数据手册供参考。 Re: PTE4ABTE-32GX eMMC 是的,根据数据手册,只要按照 i.MX8M 硬件设计指南连接到 USDHC 接口,PHISON PTE4ABTE-32GX 就应该支持在 i.MX8M 系列(i.MX8MQ / i.MX8MM / i.MX8MN / i.MX8MP)上启动。 Re: PTE4ABTE-32GX eMMC @yipingwang谢谢你的回复。 我们使用的是 MIMX8ML5CVNKZAB ,它是一款 i.MX8ML 设备。而您的回复中只 提到了 i.MX8M 系列(i.MX8MQ / i.MX8MM / i.MX8MN / i.MX8MP) 。 请问 根据硬件设计指南,当 PHISON PTE4ABTE-32GX 连接到 USDHC 接口时, 是否 也支持使用 i.MX8ML 设备启动? Re: PTE4ABTE-32GX eMMC 是的,i.MX8ML (MIMX8ML5CVNKZAB) 支持从通过 USDHC 接口连接的 eMMC 设备启动。PHISON PTE4ABTE-32GX 是一款 eMMC 5.1 设备,按照 i.MX8M 硬件设计指南进行连接和配置后,预计可与 i.MX8ML 启动流程兼容。
查看全文
建议用SOM模块替换AM3354 专家您好!   是否有推荐的SOM模块可以替代TI AM3354,并具备以下功能?模块TP:40~44美元   需要特色人才: 以太网 SGMII/RGMII SPI 24位液晶控制器 8GB eMMC 内存 512MB   请推荐一款价格接近目标价位的产品。   此致敬礼,KPK     Re: SOM module recommendation to replace AM3354 TechNexion和Variscite都为亚太地区的客户提供服务。对于新加坡而言,由于 TechNexion 的总部位于台湾,因此可以提供更便捷的区域支持。我建议联系 TechNexion([email protected])和 Variscite([email protected])。直接讨论新加坡分销覆盖范围、本地支持资源、库存政策和设计中标支持。 Re: SOM module recommendation to replace AM3354 嗨,一平,我也在研究Variscite DART-6UL或TechNexian PICO-IMX6ULL。 不确定他们在亚太地区是否有本地支持?您有任何联系方式可以分享吗? Re: SOM module recommendation to replace AM3354 1. NXP i.MX93 SOM(最佳长期选择) i.MX93 支持: 24 位并行 RGB 显示屏 eMMC 5.1 多个SPI接口 千兆以太网,带TSN 优点 当前一代微处理器 NXP 长期发展路线图 功耗低于 AM335x Linux 支持已持续多年 缺点 原生 SGMII 不像 Layerscape/i.MX95 那样直接可用 一旦包含 512MB DDR + 8GB eMMC,SOM 的价格通常会超过 45 美元。 预期SOM价格 根据体积大小,价格约为45至60美元。 2. NXP i.MX6ULL SOM(最优价格匹配) i.MX6ULL 提供: 24 位并行 RGB LCD 接口,最高支持 WXGA 分辨率 eMMC 支持 SPI端口 512MB DDR内存条现货供应 典型的SOM配置已经存在,包括: 512MB DDR3 8 GB eMMC 双以太网 优点 AM3354 的最接近价格 成熟的 Linux 电路板支持包。 大型土壤有机质生态系统 轻松从 AM335x 型设计迁移 缺点 没有原生 SGMII 大多数模块的以太网接口仅限于快速以太网 (10/100)。 预期SOM价格 生产量为 25-40 美元   对于原生SGMII ,您通常会迁移到: i.MX94x / i.MX95 系列 Layerscape LS1028A/LS1043A 这些通常会将SOM的价格推高到44美元以上。
查看全文
Run External Flash Hello everyone, I am using the MCXN547-EVK development board and trying to interface an external W25Q64JWTBJQ flash memory using Quad SPI (FlexSPI). I am building the project with IAR Embedded Workbench. While building the spi_flash example from the MCUXpresso SDK, I encounter the following error: CMake Error: Cannot find source file: .../examples/_boards/mcxn5xxevk/demo_apps/spi/spi_flash/cm33_core0/pin_mux.c Has anyone encountered this issue before? Could you please help me understand what is causing it and how to resolve it? Any suggestions would be greatly appreciated. Thank you! MCXN Re: Run External Flash Hello @Ashish-625  Could you please verify whether the pin_mux.c file exists at the following path? examples/_boards/mcxn5xxevk/demo_apps/spi/spi_flash/cm33_core0/pin_mux.c   In addition, please confirm which MCUXpresso SDK version you are using and whether the spi_flash demo is download based on  IAR Embedded Workbench.   Thank you.   BR Alice
查看全文
GuiGuiDer2.0.0是否只支持LVGL9.4了? GuiGuiDer2.0.0是否只支持LVGL9.4了? 没有V8.3.11或者V8.4的支持了吗 回复: GuiGuiDer2.0.0是否只支持LVGL9.4了? 你好@wqy1103 是的,GUI Guider2.0.0 是为与 LVGL 9.4.0 一起使用而设计的。 BR 哈里
查看全文
AM3354をSOMモジュールに置き換えることを推奨します こんにちは、エキスパートさん。   TI AM3354を置き換えるためのSOMモジュールで、以下の機能を備えたもの(モジュールTP付き)のおすすめはありますか?価格帯:US$40~US$44   必要な機能: イーサネット SGMII/RGMII SPI 24ビットLCDコントローラ eMMC 8GB RAM 512MB   目標価格に近い価格に到達できるとおすすめします。   よろしくお願いいたします、KPK     Re: SOM module recommendation to replace AM3354 TechNexionとVarisciteの両方がAPACの お客様をサポートしています。シンガポールにとっては、台湾本社を持つTechNexionがより便利な地域サポートを提供する可能性があります。TechNexion([email protected])とVariscite([email protected])に問い合わせることをお勧めします。シンガポールの流通カバレッジ、地域支援リソース、在庫化方針、デザインインサポートについて直接話し合うために Re: SOM module recommendation to replace AM3354 こんにちは、Yipingさん。私もVariscite DART-6ULやTechNexian PICO-IMX6ULLについて調べているところです。 APAC地域でローカルサポートがあるかはわかりません。何か連絡先を教えてもらえますか? Re: SOM module recommendation to replace AM3354 1. NXP i.MX93 SOM(長期的な最適選択肢) The i.MX93をサポートしています: 24ビットパラレルRGBディスプレイ eMMC 5.1 複数のSPIインターフェース TSN対応のギガビットイーサネット メリット 現行世代のMPU NXPの長期的な事業継続ロードマップ AM335xよりも低消費電力 長年活動しているLinuxサポート 短所 Layerscape/i.MX95のようにネイティブSGMIIが直接利用できない SOMの価格は、512MB DDRと8GB eMMCを含めると通常45米ドルを超える。 SOMの予想価格 数量に応じて約45~60米ドル 2. NXP i.MX6ULL SOM(最安値保証) i.MX6ULLは以下の機能を提供します。 24ビットパラレルRGB LCDインターフェースからWXGAまで eMMCサポート SPIポート 512MB DDRバリアントがすぐに入手可能 典型的なSOM構成は既に存在しており、以下のようなものがあります。 512MB DDR3 8GB eMMC デュアル・イーサネット メリット AM3354に最も近い価格 成熟したLinux BSP 大規模なSOM生態系 AM335xスタイルデザインからの簡単な移行 短所 ネイティブSGMIIなし イーサネットはほとんどのモジュールで高速イーサネット(10/100)に制限されています SOMの予想価格 生産量25~40米ドル   ネイティブSGMIIの場合、通常は次の場所に移動します。 i.MX94x / i.MX95ファミリー Layerscape LS1028A/LS1043A これらは通常、SOMの価格を44米ドルをはるかに超える水準に押し上げる。
查看全文
SJA1105 SGMII 驱动程序 Petalinux 2020.1 大家好, 我目前正在使用PetaLinux 2020.1和SJA1105SEL交换机,我想知道此软件版本是否支持 SGMII 。 就我目前所见,我不确定 PetaLinux 2020.1 中提供的驱动程序是否支持 SGMII 接口,或者是否在后来的 Linux 内核/驱动程序版本中添加了支持。 请问有人能解释一下吗? 运行PetaLinux 2020.1时是否可以使用 SJA1105SEL 的SGMII 端口,还是需要补丁代码? 该版本中包含的 SJA1105 驱动程序是否支持 SGMII 操作? 如果 PetaLinux 2020.1 不支持 SGMII,那么在哪个 Linux 内核版本(或 PetaLinux 版本)中, sja1105驱动程序添加了对 SGMII 的支持? 任何信息、补丁、提交记录或文档的参考资料都将不胜感激。 提前感谢! Linux Re: SJA1105 SGMII driver Petalinux 2020.1 你好, 你使用的是哪款处理器? Re: SJA1105 SGMII driver Petalinux 2020.1 我使用的是搭载 PetaLinux 2022.2 的 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC。SJA1105SEL 通过 SGMII 接口连接。我的问题是,SGMII 是否受 PetaLinux 2022.1 中包含的 sja1105 驱动程序支持,或者是否在后续的内核/驱动程序版本中添加了支持。
查看全文
i.MX8MP:CSI0 接口搭配 TP2860 编码器芯片,运行于连续时钟模式 您好, 我们正在尝试将 TP2860 视频编码器集成到基于 IMX8MP 的平台中,但我们无法捕获任何视频。看来CSIS无法与传入的MIPI数据流同步。 平台:VAR CustomBoard 内核上的 Variscite DART-MX8M-PLUS:linux-imx 6.6.52(恩智浦 电路板支持包,imx8-mipi-csi2-sam 驱动程序),yocto 版本 摄像头:TechPoint TP2860 MIPI 编码器(AHD/TVI-> MIPI-CSI2 桥),输出 MIPI 时钟:297 MHz(测量) 接口:CSI0(mipi_csi_0 @ 0x32e40000),2 车道,500 Mbps/Lane,FHD30 (1920x1080 @30) 管道:TP2860-> MIPI D-PHY-> CSIS-> (MediaMix Gasket)- > ISI0-> /dev/video2 v4l2 管道看起来没问题(参见附件 pipeline_info.txt) 相关的(扁平化)设备树信息已附在 devicetree.txt 文件中。 DPHYSTATUS 报告 0xC2(所有通道均处于 HS 模式),但 CSIS帧起始计数器始终为零(实际上,所有 mxc-mipi-csi2.0 计数器均为零)。 我们已经研读了恩智浦(NXP)的AN13857文档,并有以下几个问题: TP2860 在两次突发传输之间将 MIPI 时钟通道保持在 HS 状态(连续时钟模式)。这通过 CSIS DPHYSTATUS = 0xC2 在驱动程序启用 s_stream 之前和之后均保持该值得到了证实: => CSIS 寄存器转储(CSIS 基址 0x32e40000): CSIS_CMN_CTRL [0x04] = 0x00004105 (ENABLE=1, LANE_NR=1->2 条通道, HDR_MODE=0) CSIS_DPHYCTRL [0x24] = 0x13000007 (hs_settle=0x13, D-PHY 启用) CSIS_DPHYSTATUS [0x20] = 0x000000C2 (HSCLK=1, HSDAT1=1, STOPSTATE_CLK=0) CSIS_INTSRC [0x14] = 0x00000000 (未触发中断) => CSIS_DPHYSTATUS[0x20] = 0x000000C2 第 7 位:HSCLK = 1(时钟通道处于 HS 模式) 第 6 位:HSDAT1 = 1(数据通道 1 处于 HS 模式) 第 1 位: ULPS_CLK = 0(未处于 ULPS 状态) 第 0 位:STOPSTATE_CLK = 0(从未处于 LP-11 停止状态) 这与 NXP AN13857 中的警告一致: " i.MX 8MM、 i.MX 8MN 和 i.MX 8MP 要求连接的摄像头在启用 Rx DPHY 之前处于 LP 状态 。但如果相机处于连续时钟模式,时钟 通道可能始终处于HS模式。在这种情况下,Rx DPHY 可能无法检测到 HS 模式,导致 错误地保持在停止或 ULPS 状态。" TP2860 在直播期间通过 I2C 进行寄存器回读: 0x40 -> 0x08 (驱动程序在 s_stream 之后选择的 MIPI 页面) 0x02 -> 0x7d (MIPI_EN0=1, 所有位均已设置) 0x28 -> 0x00 (STOP_CLK=0, ULPM=0) 0x10 -> 0x20 (启用 MIPI TX, 未处于 RESET 状态) 0x29 -> 0x00 (数据通道停止/ULPS: 无) 我们尝试启用 TP2860 内部 BT.1120 测试模式(排除模拟编码器路径): 0x40-> 0x08(MIPI 页面)0x 22-> 0x80(TP_ENA=1:绕过模拟解码器,发送数字图案) 但这并不能改善现状。 我们将按以下方式配置 TP2860: 写入 0x02=0x3d、0x03=0x35、0x04=0x35<-- MIPI_ENx=0(通道关闭) 计时:0x2b=0x09(T_PREP RESET 默认),0x2C=0x0A 解码器 PLL 重置:REG 0x06 |= 0x80,msleep (10) MIPI PLL RESET: REG 0x14 |= 0x80、msleep(10)、deassert msleep(50)(PLL锁定时的扩展稳定时间) 0x02=0x7d, 0x03=0x75, 0x04=0x75HS) 问题: 是否支持将 imx8MP Rx D-PHY 与处于连续时钟模式的摄像机配合使用 BSP 机制(STOPPSTATE_CLK 永久为 0)?CSIS / D-PHY 是否有一种模式,在使能 HS-RX 之前,无需依赖时钟通道上 LP-11 的观测结果? 除了 AN13857 之外,还有关于使用连续时钟 MIPI-CSI2 源进行 CSIS 操作的 imx8MP 的已知勘误表或应用笔记吗? 包含 TP2860 编码器芯片的相同硬件适用于边界设备 i.MX8 MQ 设置 任何帮助都将不胜感激。 图形与显示 i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux Yocto Project Re: i.MX8MP: CSI0 with TP2860 encoder chip in continous clock mode 你好, 我也遇到了类似的问题,请问您找到解决方法了吗?
查看全文
2026年最好的电子钱包应用开发公司是哪家? 2026 年最佳电子钱包应用开发公司应具备以下条件:金融科技专业知识、强大的网络安全标准、可扩展的技术以及交付定制数字支付解决方案的良好记录。Nimble AppGenie专注于构建安全且功能丰富的电子钱包应用程序,以满足初创公司、金融科技公司、银行和企业的需求。 我们的解决方案包括多币种钱包、点对点支付、二维码和 NFC 支付、支付网关集成、KYC/AML 合规性、AI 驱动的欺诈检测以及无缝的第三方集成。Nimble AppGenie 专注于创新、监管合规和用户体验,帮助企业推出可靠的数字钱包平台,这些平台旨在适应当今快速发展的金融科技环境并实现规模化发展。
查看全文
关于S32K388的安全手册相关 我目前在做s32k388的安全资料整理,我们已经签订了NDA,我之前申请过一次安全访问权限,在我还没有下载资料时候没几天安全访问权限就自动取消了,我前两周又重新申请访问安全权限,但到现在一直没有他通过,我昨天也通过邮件发送给支持团队附件也粘贴了NDA材料。我目前比较紧急需要拿到安全相关的材料,我需要在安全手册里整理出安全相关检测功能供我们团队使用。 Re: 关于S32K388的安全手册相关 尊敬的用户, 谢谢。让我确认一下,您的安全文件帐户已激活。您申请的 S32K3xx 功能安全手册目前处于待处理状态。是否授予您访问权限取决于文档所有者。您的访问权限获得批准后,我们将另行发送电子邮件通知您。谢谢。祝你今天过得愉快。 帕夫拉 Re: 关于S32K388的安全手册相关 xlele_0-1784014118814.png 这边一直处于还在审核的状态,但这个状态已经持续快两周了 Re: 关于S32K388的安全手册相关 xlele_0-1784013997876.png 现在重新提交就会处于这个注册失败的状态。 Re: 关于S32K388的安全手册相关 尊敬的用户, 您的安全文件注册信息被错误地拒绝了。 请重新注册: https://www.nxp.com/webapp-signup/docstoreReg 完成后请告知我,以便我尽快激活您的帐户并授予您访问权限。谢谢。 祝你今天过得愉快。此致 帕夫拉
查看全文
2026年に最も優れたeウォレットアプリ開発会社はどこですか? 2026年に最高のeウォレットアプリ開発会社は、フィンテックの専門知識、強力なセキュリティ基準、スケーラブルな技術、そしてカスタムデジタル決済ソリューションの実績を兼ね備えた企業です。Nimble AppGenieでは、スタートアップ、フィンテック企業、銀行、企業のニーズに合わせた安全で機能豊富なeWalletアプリケーションの開発を専門としています。 当社のソリューションには、多通貨ウォレット、ピアツーピアペイメント、QRコードおよびNFCペイメント、ペイメントゲートウェイ統合、KYC/AMLコンプライアンス、AI搭載の不正検出、シームレスなサードパーティ連携が含まれます。イノベーション、規制遵守、ユーザー体験に重点を置き、Nimble AppGenieは、急速に変化するフィンテック環境に適応した信頼性の高いデジタルウォレットプラットフォームの立ち上げを支援しています。
查看全文