2394735_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2394735_zh-CN

2394735_zh-CN

建议用SOM模块替换AM3354
专家您好!
 
是否有推荐的SOM模块可以替代TI AM3354,并具备以下功能?模块TP:40~44美元
 
需要特色人才:
以太网
SGMII/RGMII
SPI
24位液晶控制器
8GB eMMC
内存 512MB
 
请推荐一款价格接近目标价位的产品。
 
此致敬礼,KPK
 
 
Re: SOM module recommendation to replace AM3354

TechNexion和Variscite都为亚太地区的客户提供服务。对于新加坡而言,由于 TechNexion 的总部位于台湾,因此可以提供更便捷的区域支持。我建议联系 TechNexion([email protected])和 Variscite([email protected])。直接讨论新加坡分销覆盖范围、本地支持资源、库存政策和设计中标支持。

Re: SOM module recommendation to replace AM3354

嗨,一平,我也在研究Variscite DART-6UL或TechNexian PICO-IMX6ULL。

不确定他们在亚太地区是否有本地支持?您有任何联系方式可以分享吗?



Re: SOM module recommendation to replace AM3354

1. NXP i.MX93 SOM(最佳长期选择)

i.MX93 支持:

  • 24 位并行 RGB 显示屏
  • eMMC 5.1
  • 多个SPI接口
  • 千兆以太网,带TSN

优点

  • 当前一代微处理器
  • NXP 长期发展路线图
  • 功耗低于 AM335x
  • Linux 支持已持续多年

缺点

  • 原生 SGMII 不像 Layerscape/i.MX95 那样直接可用
  • 一旦包含 512MB DDR + 8GB eMMC,SOM 的价格通常会超过 45 美元。

预期SOM价格

  • 根据体积大小,价格约为45至60美元。

2. NXP i.MX6ULL SOM(最优价格匹配)

i.MX6ULL 提供:

  • 24 位并行 RGB LCD 接口,最高支持 WXGA 分辨率
  • eMMC 支持
  • SPI端口
  • 512MB DDR内存条现货供应

典型的SOM配置已经存在,包括:

  • 512MB DDR3
  • 8 GB eMMC
  • 双以太网

优点

  • AM3354 的最接近价格
  • 成熟的 Linux 电路板支持包。
  • 大型土壤有机质生态系统
  • 轻松从 AM335x 型设计迁移

缺点

  • 没有原生 SGMII
  • 大多数模块的以太网接口仅限于快速以太网 (10/100)。

预期SOM价格

  • 生产量为 25-40 美元
  •  

对于原生SGMII ,您通常会迁移到:

  • i.MX94x / i.MX95 系列
  • Layerscape LS1028A/LS1043A

这些通常会将SOM的价格推高到44美元以上。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-15-2026 02:29 AM
更新者: