2394735_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2394735_ja-JP

2394735_ja-JP

AM3354をSOMモジュールに置き換えることを推奨します
こんにちは、エキスパートさん。
 
TI AM3354を置き換えるためのSOMモジュールで、以下の機能を備えたもの(モジュールTP付き)のおすすめはありますか?価格帯:US$40~US$44
 
必要な機能:
イーサネット
SGMII/RGMII
SPI
24ビットLCDコントローラ
eMMC 8GB
RAM 512MB
 
目標価格に近い価格に到達できるとおすすめします。
 
よろしくお願いいたします、KPK
 
 
Re: SOM module recommendation to replace AM3354

TechNexionとVarisciteの両方がAPACの お客様をサポートしています。シンガポールにとっては、台湾本社を持つTechNexionがより便利な地域サポートを提供する可能性があります。TechNexion([email protected])とVariscite([email protected])に問い合わせることをお勧めします。シンガポールの流通カバレッジ、地域支援リソース、在庫化方針、デザインインサポートについて直接話し合うために

Re: SOM module recommendation to replace AM3354

こんにちは、Yipingさん。私もVariscite DART-6ULやTechNexian PICO-IMX6ULLについて調べているところです。

APAC地域でローカルサポートがあるかはわかりません。何か連絡先を教えてもらえますか?



Re: SOM module recommendation to replace AM3354

1. NXP i.MX93 SOM(長期的な最適選択肢)

The i.MX93をサポートしています:

  • 24ビットパラレルRGBディスプレイ
  • eMMC 5.1
  • 複数のSPIインターフェース
  • TSN対応のギガビットイーサネット

メリット

  • 現行世代のMPU
  • NXPの長期的な事業継続ロードマップ
  • AM335xよりも低消費電力
  • 長年活動しているLinuxサポート

短所

  • Layerscape/i.MX95のようにネイティブSGMIIが直接利用できない
  • SOMの価格は、512MB DDRと8GB eMMCを含めると通常45米ドルを超える。

SOMの予想価格

  • 数量に応じて約45~60米ドル

2. NXP i.MX6ULL SOM(最安値保証)

i.MX6ULLは以下の機能を提供します。

  • 24ビットパラレルRGB LCDインターフェースからWXGAまで
  • eMMCサポート
  • SPIポート
  • 512MB DDRバリアントがすぐに入手可能

典型的なSOM構成は既に存在しており、以下のようなものがあります。

  • 512MB DDR3
  • 8GB eMMC
  • デュアル・イーサネット

メリット

  • AM3354に最も近い価格
  • 成熟したLinux BSP
  • 大規模なSOM生態系
  • AM335xスタイルデザインからの簡単な移行

短所

  • ネイティブSGMIIなし
  • イーサネットはほとんどのモジュールで高速イーサネット(10/100)に制限されています

SOMの予想価格

  • 生産量25~40米ドル
  •  

ネイティブSGMIIの場合、通常は次の場所に移動します。

  • i.MX94x / i.MX95ファミリー
  • Layerscape LS1028A/LS1043A

これらは通常、SOMの価格を44米ドルをはるかに超える水準に押し上げる。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-15-2026 02:29 AM
Updated by: