2134738_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2134738_ja-JP

2134738_ja-JP

tempSense の電圧供給をどれくらいに設定すればよいですか?

私はs32k344を使用しています。MCU で tempSense を使いたいです。


tempSense の電圧供給をどれくらいに設定すればよいですか?


0x15 を設定した場合、それは 1.5V を意味しますか?

Re: how much i set tempSense Voltage supply?

こんにちは@rlaxortn

これらすべてについては、以前の質問ですでに回答しました。

0x15を設定した場合、それは1.5Vを意味しますか?答えはイエスです。


しかし、この値はランダムに設定されるわけではありません。

データシートの第 85 章「温度センサ」を読むことをお勧めします。

Senlent_0-1752654010118.pngSenlent_0-1752654010118.png


Re: how much i set tempSense Voltage supply?

こんにちは@rlaxortn

訂正させてください。私の回答にはいくつか誤りがありました。

使用されたデータ形式はS11.4でした。

したがって、実際の値は、元の16ビット符号付き数値÷16となります。


例:

1.0×15 = 21 / 16 = 1.3125V

2.0×35 = 53 / 16 = 3.3125V

3.0×50 = 80 / 16 = 5V

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-15-2026 02:31 AM
Updated by: