Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
スワップ要求: HSE_SRV_ID_ACTIVATE_PASSIVE_BLOCK (Hse_Ip_ServiceRequest 経由) が 0xAA55A11E を返します こんにちは、現在S32K314HMSマイクロコントローラでA/Bスワップを試みています。交換リクエストは以下の方法で行われます。   /* ジョブステータス変数をリセットします */       SwapJobStatus = SWAP_JOB_PENDING ; /* HSEリクエストのサービス記述子を設定します */ swapHseSrvDescriptor.srvId = HSE_SRV_ID_ACTIVATE_PASSIVE_BLOCK; /* HSE IPレイヤーに送信するリクエストパラメータを設定します */       swapHseIpRequest.eReqType = HSE_IP_REQTYPE_ASYNC_POLL ;​​       swapHseIpRequest.u32Timeout = SWAP_TIMEOUT ;​​ swapHseIpRequest.pfCallback = SwapProcessMuChannelResponse; /* サービスリクエストをHSE IPレイヤーに送信します */ if (HSE_SRV_RSP_OK != Hse_Ip_ServiceRequest(SWAP_MU_INSTANCE, SWAP_MU_ADMIN_CHANNEL, &swapHseIpRequest, &swapHseSrvDescriptor))     {          結果= E_NOT_OK ;      } 次に、swapHseIpRequest.pfCallback ( SwapProcessMuChannelResponse)が呼び出され、返される HseResponse は次のようになります。 static void SwapProcessMuChannelResponse ( uint8 u8MuInstance , uint8 u8MuChannel ,                                              hseSrvResponse_t HseResponse 、 void * pCallbackParam ) {    if ( HseResponse == HSE_SRV_RSP_OK )     {       vFotaH_Appl_SwapJobStatus = SWAP_JOB_OK ;    }    それ以外     {       vFotaH_Appl_SwapJobStatus = SWAP_JOB_FAILED ;       VStdLib_ConvertUint32ToUint8ArrayBigEndian (( uint32 ) HseResponse , DebugData );    } } #define HSE_SRV_RSP_NOT_SUPPORTED (( hseSrvResponse_t ) 0xAA55A11EUL ) /**< @brief サポートされていない操作または機能です。 */ これは散発的に発生し、時にはスワップが期待どおりに機能することもあります。その理由は何でしょうか?HSEがこの返還コードを返答する理由やシナリオはどこで見つけられますか? このスワップは、リセットや電源オンの数分後にアップデートシーケンスの終了時にトリガーされます(つまりHSEは100%初期化されています)。 Re: Swap request: HSE_SRV_ID_ACTIVATE_PASSIVE_BLOCK via Hse_Ip_ServiceRequest returns 0xAA55A11E こんにちは、@AlexI さん。 これはパラメータのない非常にシンプルなサービスです。私が考えられる唯一の説明は、データキャッシュメモリが原因であるということです。記述子がキャッシュ不可能なメモリ領域に配置されていることを確認してください。 一般的に、HSEとの通信に使用されるすべてのデータオブジェクトは、キャッシュを認識できないため、キャッシュ対応できないメモリに強制的に移行する必要があります。 今回の理由はおそらく違うかもしれませんが、DTCMメモリを使う場合、バックドアアドレスを使う必要があるということです。通常のアドレスは、そのメモリを所有するコアからのみ参照可能です。他のバス・マスタ(他のコア、DMA、HSEなど)はバックドアアドレスを通じてのみこのメモリを認識できます。 lukaszadrapa_0-1783694396770.png よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: Swap request: HSE_SRV_ID_ACTIVATE_PASSIVE_BLOCK via Hse_Ip_ServiceRequest returns 0xAA55A11E @lukaszadrapa さん、ご回答ありがとうございます。 実装を変更して、swapHseSrvDescriptorとswapHseIpRequestが初期値を持ち、起動時にリンカーによって初期化されるようにしました。実行時ではなく、今は動作しています。
查看全文
TempSense data is so weird.. i am using s32k314, s32ds 3.6.1 Version.  i make a source code for reading MCU TempSense.  when i get data from MCU TempSense data, data is so weird.. before i use Adc_Sar_Ip_TempSenseGetTemp function, i use Adc_Sar_Ip_TempSenseEnable(1U).  reason parameter 1 is i use make TempSense adc channel in adc1 by adc config. 1. why data is so weird..? 2. do i have to do something? 3. when you see first pic, adc resolution is 14. so tempSens resolution is 14bit????? thanks to help. Re: TempSense data is so weird.. @Senlent  i check hardware by hardware engineer. so i knew Data is unstable.  although i supply vref voltage is 5.0V,  vref is unstable (4.1V~ 5.8V). RTD Version is 4.0.0. thanks to help. Re: TempSense data is so weird.. Hi@rlaxortn What's your RTD version is?  Re: TempSense data is so weird.. @Senlent  1. sorry, that is my mistake. VREF is 5.0V absolutely. so i already change value 0x50.  but result is same.  2. i gonna set larger than current value.  But I don't think that's a solution. i can catch the data shaking, but the values are weird. you know previous pics, temperature is over 150 at least. Re: TempSense data is so weird.. Hi@rlaxortn In your last answer, you said "because MCU Supply voltage is 3.3V". Now you say "MCU VREFH is 5.0V". Are you serious? In your configuration , the TempSense Voltage Supply is 0x53, that is 5.3V the Adc Voltage Reference is 53->0x35->3.5V We've been talking for so long and you keep making the same mistakes。 Senlent_1-1752817875816.png Senlent_2-1752818096266.png If your VREFH is 5V, then you should set both values to 0x50. Secondly, to improve stability, you can set the following parameters to a larger value and test again. Senlent_3-1752818335937.png Re: TempSense data is so weird.. @Senlent  1. it is difficult i give to you source code. but i can give adc configure by image capture. is it okay? 1.png 2.png 2. MCU VREFH is 5.0v, and VREFL is 0V.  Re: TempSense data is so weird.. Hi@rlaxortn From the data you provided, your ADC sampling results fluctuate greatly. This should be due to some problems in your ADC sampling configuration. 1. Provide your project and I will help you check the ADC settings 2. Please confirm the ADC reference voltage on your current hardware and test the actual voltage of VREFH. Re: TempSense data is so weird.. @Senlent  1. How can I know the supply voltage of Tempsense? Isn't the operating power of MCU the supply voltage of TEMPSense? or dose TempSense have other pin for getting Voltage like adc Channel? 2. because MCU Supply voltage is 3.3V. so i set TempSense Supply Voltage is 50(0x32)-> 3.2V. 3. anyway i test Tempsense Supply voltage, 0x50(5.0V), 0x15(1.5V), 0x33(3.3v). when i set 0x50. (TemperatureRaw is Integer value, mcuTempData is float for print) ex) 2205 -> 0x89D 5volt.png when i set 0x33(3.3V) (TemperatureRaw is Integer value, mcuTempData is float for print) ex) 2537->0x9e9 33volt.png when i set 0x15(1.5V) ex) 5515->0x158B 15volt.png Re: TempSense data is so weird.. Hi@rlaxortn Your ADC reference voltage is 3.2V? 2025-07-17_15-29-30.png Re: TempSense data is so weird.. Hi@rlaxortn Just to correct myself, there were some errors in my answer. The data format used was S11.4. Therefore, the actual value = original 16-bit signed number ÷ 16 For example: 1.0x15 = 21 / 16 = 1.3125V 2.0x35 = 53 / 16 = 3.3125V 3.0x50 = 80 / 16 = 5V
查看全文
S32N55 HSE2 CRS Secure Debug: SDC-600 TX FIFO stalls after 20 bytes Hello, Following up on the CRS domain Secure Debug authentication issue discussed in the earlier post ("S32N55 HSE2 CRS domain authentication does not complete"), I'd like to report a new, more specific finding that I believe points to the root cause. Posting this separately as suggested. Setup: - S32N55, HSE2, CRS domain (APP_CHALLENGE), Lauterbach TRACE32 / SDC-600 - Auth flow: COMM_START -> AUTH_MODE_REQ -> APP_CHALLENGE (StartCmd) -> receive challenge -> send ProofProvCmd (debugSignalMap(4B) + appChallengeAuth(16B) via AES-CMAC) Finding: After sending debugSignalMap(4B) + appChallengeAuth(16B) = 20 bytes total via the ProofProvCmd packet, the host's SDC-600 TX FIFO status register (bit[7:0] at MU base+0xD2C) never reports free space again. In other words, HSE2 appears to stop draining the SDC-600 channel at exactly this 20-byte boundary. The host's low-level Send() routine polls this status register in a busy-wait loop with no timeout, so it blocks indefinitely at this point. This behavior is consistent regardless of what follows the 16-byte appChallengeAuth: - Whether we append additional padding bytes (to fill out the debugAuthProof union to 32 bytes) or send nothing further and go straight to FLAG_END, the FIFO stops draining at the same 20-byte point. This suggests the issue is not a packet-length/framing mismatch, but that HSE2 stops servicing the channel right after receiving the 16-byte appChallengeAuth. Question: Is this expected behavior for the APP_CHALLENGE flow (e.g., does HSE2 pause here awaiting some other action from the host before it will continue draining the channel), or does this indicate that the packet content received up to this point (debugSignalMap or appChallengeAuth) was rejected/malformed on the HSE2 side? For reference: - FSS domain (FSS_CHALLENGE) authentication with the equivalent flow completes successfully (AUTHSTATUS=0xBBB) using the same Send() routine and SDC-600 base, sending 4B signal map + 32B response with no issue. - CRS domain (APP_CHALLENGE) target = HSE_DEBUG_DOMAIN_APP (0x1B), confirmed against hse_srv_debug_auth_protocol.h. Any guidance on what HSE2 expects at this point in the APP_CHALLENGE flow would be greatly appreciated. Thanks, Re: S32N55 HSE2 CRS Secure Debug: SDC-600 TX FIFO stalls after 20 bytes Hi Chenyin, Thank you for the guidance and for reviewing the script. We'll wait for your detailed feedback on the script issues and will apply the fixes as soon as it's ready. To clarify where we currently stand relative to the two-phase approach you suggested: the hang we reported (SDC-600 TX FIFO no longer draining after debugSignalMap + appChallengeAuth) occurs right at the end of Phase 1 — specifically right after sending hseDebugAuthorizeProofProvCmd_t, before we are able to proceed to hseDebugCardCmd_t at all. So we have not yet confirmed that Phase 1 completes successfully end-to-end; the sequence currently stalls at this exact point, before Phase 2 (CardCmd) is even reached. Once we receive your feedback, we will: 1. Apply the corrections to the script. 2. Re-test following your phased approach — logging the response of each command from hseDebugCommStartCmd_t through hseDebugAuthorizeProofProvCmd_t individually, and confirming expected values at each step before proceeding further. 3. Only move on to validating hseDebugCardCmd_t once Phase 1 is confirmed to complete successfully. 4. Report back with the updated logs. Thanks again for your continued support. Best regards, Eddie Re: S32N55 HSE2 CRS Secure Debug: SDC-600 TX FIFO stalls after 20 bytes Hello, @EddiePark  Thanks for your post. 1. We have reviewed the original script shared, and found that there are some issues, I will send you the feedback soon.  During the review, we identified some issues that do not seem to align with the documented procedure. Therefore, I would recommend carefully comparing the actual packet exchange with the requirements described in the comments of HSE FW Interface. 2. Once fixed the issues found in the script, test and check the log. 3. If still issues,  I would recommend breaking the debugging procedure into two phases to help isolate the issue. As a first step, verify that the authorization sequence from hseDebugCommStartCmd_t through hseDebugAuthorizeProofProvCmd_t completes successfully. And log the response of each command and confirm that the returned values are as expected before proceeding to the next stage. In the second stage, focus on hseDebugCardCmd_t. Based on the comments provided in the HSE FW Interface documentation, I would suggest strictly validating all packets involved in this step and confirming that their contents and sequence match the documented requirements. BR Chenyin Re: S32N55 HSE2 CRS Secure Debug: SDC-600 TX FIFO stalls after 20 bytes Hello, @EddiePark  I've also sent it last week via the messages since the previous script you shared is via the private message. You may check it there in your message box. Sorry for any inconvenience. BR Chenyin Re: S32N55 HSE2 CRS Secure Debug: SDC-600 TX FIFO stalls after 20 bytes Hello Chenyin, Thank you for your previous response regarding the CRS APP domain script review. We sincerely appreciate your guidance on the two-phase debugging approach. Since we have not yet received the detailed script feedback you mentioned ("I will send you the feedback soon"), we wanted to follow up and check on the status. To prepare for your feedback, we have already: 1. Enhanced logging in our crs_auth.cmm script to support the two-phase approach you recommended: - Phase 1 (CommStart → ProofProv): Added step-by-step response logging with PASS/FAIL validation for each command (AUTH_MODE_REQ, APP_CHALLENGE, ProofProv) - Phase 2 (CardCmd): Ready to validate packet contents and sequence per HSE FW Interface documentation 2. Prepared detailed execution logs capturing: - Each command's response bytes - Lifecycle state decoding (OEM_OPEN vs OEM_CLOSED) - Authentication mode confirmation - Challenge reception validation - ProofProv response status (currently observing HSE2 remains silent after ProofProv, unlike FSS domain which returns 0x4A4A4A4A) Given that our customer (42dot) delivery schedule is approaching, could you please advise on: 1. Approximate timing for the detailed script feedback? 2. Are there any specific aspects of the packet structure or command sequence we should focus on while awaiting your feedback? We remain committed to resolving this and would greatly appreciate any additional guidance. Thank you for your continued support. Best regards, Re: S32N55 HSE2 CRS Secure Debug: SDC-600 TX FIFO stalls after 20 bytes Hi, Platform: S32N55 (HSE2), Secure Debug via SDC600 / TRACE32 CMM Domain: APP (CRS) Auth mode: Challenge (AuthMode = 0) I am implementing the debug card authentication flow. The challenge -> ProofProv phase works: after APP_CHALLENGE I receive a 32-byte challenge and compute appChallengeAuth = AES256-CMAC(key, challenge) // 16 bytes and send it in hseDebugAuthorizeProofProvCmd_t. My question is about the CARD_REQUEST phase (hseDebugCardCmd_t / hseDebugCardInfo_t). In my current script the AuthTag field is filled with the SAME value as appChallengeAuth above (i.e. the CMAC computed over the received challenge). The card authentication is rejected. I would like to confirm what the AuthTag in the card request must actually be signed over: 1. Is the card AuthTag simply the same value as appChallengeAuth (CMAC over the received challenge)? OR 2. Must the AuthTag be a separate CMAC computed over the hseDebugCardInfo_t structure (the card info being sent in the same request)? If it is (2), could you please confirm: - the exact byte range that goes into the CMAC (whole struct incl. authKeyRef/reserved, or a specific subset), - whether uidList is included when numOfAllowedUids = 0, - the authScheme value to use for AES-CMAC and whether it is part of the signed data, - packing / endianness assumptions for the serialized struct. For reference, the structure I am populating: typedef struct { uint8_t authKeyRef; uint8_t reserved0[3U]; hseOid_t ownerId; // 16 bytes hseDebugCardAuthScheme_t authScheme; uint64_t enabledDebugDomainMap; // CRS = bits 22..26 -> 0x0000000007C00000 union { hseDebugSignal_t debugDomainSignalList[HSE_MAX_NUM_OF_DEBUG_DOMAINS]; uint8_t reserved1[64U]; } debugDomainSignalList; uint8_t numOfAllowedUids; uint8_t reserved2[3U]; uint8_t uidList[HSE_MAX_UID_LIST_SIZE][HSE_UID_SIZE]; } hseDebugCardInfo_t; The HSE FW API RM does not seem to state explicitly which data the debug card AuthTag is computed over, so I would appreciate a definitive answer. Thank you. Re: S32N55 HSE2 CRS Secure Debug: SDC-600 TX FIFO stalls after 20 bytes Hello, @EddiePark  Thanks for your reply. Regarding to your previous questions: 1. Confirm whether ProofProv should be transmitted for APP domain? - Do NOT send ProofProv at all for APP (skip the tx_response call entirely)? - or Send ProofProv but don't wait for response (currently attempted)? [Comments]: The ProofProv in phase 1 must be sent for APP domain. 2. What may be causing the script stall after ProofProv? (If it is still needed) [Comments]:  After sending the ProofProv in phase 1, you should read the response from HSE FW to check if debug process  worked fine(hseDebugAuthorizeProofProvResponse_t). Please check if the response is expected.  BR Chenyin Re: S32N55 HSE2 CRS Secure Debug: SDC-600 TX FIFO stalls after 20 bytes Hi, Platform: S32N55 (HSE2), Secure Debug over SDC600 (APBCOM @ DP:0x5BFF8000), driven from TRACE32 CMM. I have Secure Debug authentication working for the FSS domain (AUTHSTATUS = 0xBBB). I am now bringing up the APP (CRS) domain using the exact same SDC600 base address and the same host-side SEND routine, but I hit a transmit problem. Observation: - FSS domain: I can transmit a 32-byte payload through SDC600 without any stall. - APP (CRS) domain: transmission stalls after exactly 16 bytes. My SEND routine writes each byte to the TX data register (base+0xD20) and, before each write, waits on the TX status register (base+0xD2C, lower byte) for FIFO free space: WHILE (Data.Long(&base+0xD2C) & 0x000000FF) == 0x00000000 ( ) ; wait for TX FIFO space On the APP domain, after 16 bytes this status stays 0 (no free space) indefinitely, i.e. the HSE2 side does not appear to consume the TX FIFO beyond 16 bytes. On the FSS domain the same code streams 32 bytes without stalling. Because the base address and SEND code are identical for both domains, this looks like a difference in when/whether HSE2 drains the SDC600 RX (host TX) FIFO depending on the target debug domain. Questions: 1. What determines when HSE2 begins consuming the SDC600 TX FIFO for the APP(CRS) domain? Is there a required condition/handshake (e.g. reading back the ProofProv response, a status bit, or an RX-enable) that must be satisfied before HSE2 will drain more than 16 bytes on APP? 2. Is there a per-domain difference in the SDC600 flow-control / FIFO consumption behavior between FSS and APP? 3. What is the actual SDC600 TX FIFO depth on this device, and is 0xD2C[7:0] the correct field to poll for "TX FIFO free space"? Which exact bit should be used? 4. For a payload larger than the FIFO depth on the APP domain, what is the intended host transmit sequence? Additional context that may be relevant: - After sending ProofProv (hseDebugAuthorizeProofProvCmd_t) in NOBLOCK mode, HSE2 does return a response and I can now read it back (hseDebugAuthorizeProofProvResponse_t). The 4-byte result I read is 0x7A 0xB3 0x08 0x00 - I would also appreciate confirmation of whether this indicates ProofProv success for the APP domain. Thank you.
查看全文
s32k388-MBIST-LBIST S32K388のLBISTおよびMBIST機能は、MCUからどのくらいの実行時間を要求しますか? Re: s32k388-MBIST-LBIST こんにちは、 @xlele さん、 NXPはこのMCU向けにSPD(Safety Peripheral Drivers)を提供しています。 https://www.nxp.com/design/design-center/software/functional-safety-software/s32-safety-software-framework-saf-and-safety-peripheral-drivers-spd:SAF ドライバーと一緒に品質パッケージをダウンロードしてください。 そして、この文書を参照してください。 ...\Bist\S32K3XX\BIST_profile\S32K388\S32K388_SAF_BIST_ProfileReport.xlsx GCCシートには測定結果が示されています。 BISTシーケンスは設定変更できません。 よろしくお願いいたします。 ダニエル
查看全文
Who Is the Top-Rated AI Development Company? JPLoft is considered a top-rated AI Development Company in 2026, known for delivering scalable and business-focused AI solutions. As an experienced AI Development Company, JPLoft specializes in technologies like Generative AI, LLMs, AI agents, and automation tools to build intelligent and high-performing digital products. The company works with both startups and enterprises, helping them streamline operations, improve decision-making, and accelerate growth. With a strong portfolio, flexible approach, and focus on real business outcomes, JPLoft stands out as a reliable AI Development Company for businesses looking to adopt advanced AI solutions in a competitive market. Re: Who Is the Top-Rated AI Development Company? Choosing the right AI development company is about more than technical expertise—it's about finding a partner that understands your business goals and can build scalable, future-ready solutions. At Nimble AppGenie, we help startups and enterprises develop AI-powered applications using technologies such as Generative AI, LLMs, AI agents, and intelligent automation. By combining innovation with a user-centric approach, we deliver secure, high-performance AI solutions that drive efficiency, improve decision-making, and support long-term business growth. Re: Who Is the Top-Rated AI Development Company? There isn't a single "best" AI development company for every project because the right choice depends on your business goals, budget, industry, and technical requirements. Based on experience, client reviews, and AI expertise, these companies are among the top choices. Comfygen Technologies Comfygen Technologies specializes in AI-powered software and mobile app development for startups and enterprises. Their services include AI chatbots, machine learning, generative AI, predictive analytics, computer vision, and custom AI development solutions for industries such as healthcare, fintech, logistics, eCommerce, and education. TechAhead TechAhead is known for building AI-driven mobile and enterprise applications. The company offers AI strategy, automation, machine learning, and digital transformation services for businesses across different industries. Damco Solutions Damco Solutions provides enterprise AI services, including intelligent automation, conversational AI, cloud-based AI solutions, and advanced data analytics to help organizations improve business efficiency. ScienceSoft ScienceSoft has extensive experience delivering AI and machine learning solutions for industries such as healthcare, banking, retail, and manufacturing. Their expertise includes predictive analytics, recommendation systems, computer vision, and AI consulting. TechnoBrains TechnoBrains develops AI-powered web and mobile applications with expertise in machine learning, natural language processing (NLP), automation, and business intelligence solutions. When choosing an AI development company, consider factors such as industry experience, technical expertise, portfolio, client reviews, communication, development process, and post-launch support. The best company is one that understands your business requirements and can deliver scalable, secure, and future-ready AI solutions.
查看全文
S32N55 HSE2 CRS 安全调试:SDC-600 TX FIFO 在传输 20 字节后停止 你好, 关于 CRS 功能域安全调试身份验证问题的后续讨论 之前的帖子中讨论过(“S32N55 HSE2 CRS 功能域身份验证”) “尚未完成”,我想报告一项新的、更具体的发现。 我认为这指出了问题的根源。单独发布此内容 建议。 设置: - S32N55、HSE2、CRS 功能域 (APP_CHALLENGE)、劳特巴赫 TRACE32 / SDC-600 - 认证流程:COMM_START -> AUTH_MODE_REQ -> APP_CHALLENGE (StartCmd) -> 接收挑战 -> 发送 ProofProvCmd (debugSignalMap(4B) + appChallengeAuth(16B) 通过 AES-CMAC) 发现: 发送 debugSignalMap(4B) + appChallengeAuth(16B) = 20 字节后 通过 ProofProvCmd 数据包获取主机 SDC-600 TX FIFO 状态的总数 寄存器(MU 基址 + 0xD2C 处的 bit[7:0])不再报告可用空间。 换句话说,HSE2 似乎停止消耗 SDC-600 通道的电量。 正好是这 20 字节的边界。主机的底层 Send() 例程 它在一个没有超时的忙等待循环中轮询此状态寄存器,因此 此处无限期封锁。 无论 16 字节之后是什么,这种行为都保持一致。 appChallengeAuth: - 是否添加额外的填充字节(以填充) debugAuthProof 联合体(转换为 32 字节)或者不再发送任何内容并继续 直接跳转到 FLAG_END,FIFO 停止在相同的 20 字节处进行数据清空。 观点。这表明问题不在于数据包长度/帧结构。 不匹配,但 HSE2 在以下情况下立即停止为该通道提供服务: 收到 16 字节的 appChallengeAuth。 问题: 这是 APP_CHALLENGE 流程的预期行为吗(例如,HSE2 是否如此) 在此处暂停,等待主机执行其他操作,然后才会继续。 继续排干河道),还是说这表明 到目前为止接收到的数据包内容(debugSignalMap 或 appChallengeAuth)在 HSE2 端被拒绝/格式错误? 供参考: - FSS 功能域 (FSS_CHALLENGE) 身份验证具有等效流程 使用相同的 Send() 函数成功完成(AUTHSTATUS=0xBBB)。 例行程序和 SDC-600 基座,发送 4B 信号映射 + 32B 响应 没问题。 - CRS 功能域 (APP_CHALLENGE) 目标 = HSE_DEBUG_DOMAIN_APP (0x1B), 已根据 hse_srv_debug_auth_protocol.h 进行确认。 能否提供一些关于 HSE2 在 APP_CHALLENGE 阶段的期望方面的指导? 非常感谢您的反馈。 谢谢, Re: S32N55 HSE2 CRS Secure Debug: SDC-600 TX FIFO stalls after 20 bytes 陈银你好, 感谢您的指导和对剧本的审阅。 我们将等待您就剧本问题提供的详细反馈,并会 一旦修复程序准备就绪,请立即应用。 为了阐明我们目前相对于两阶段方法的立场。 您建议:我们报告的挂起问题(SDC-600 TX FIFO 不再存在) debugSignalMap + appChallengeAuth) 之后的排水操作恰好发生在 第一阶段结束——具体来说,就是在发送之后。 在能够继续之前,我们需要 hseDebugAuthorizeProofProvCmd_t hseDebugCardCmd_t 完全不存在。因此,我们尚未确认第一阶段。 端到端执行成功;序列目前停滞在 正是这一点,甚至在达到第二阶段(CardCmd)之前。 收到您的反馈后,我们将: 1. 将修改后的剧本应用到剧本中。 2. 按照分阶段的方法进行重新测试——记录响应 从 hseDebugCommStartCmd_t 到每个命令 单独检查 hseDebugAuthorizeProofProvCmd_t,并确认 在继续进行下一步之前,需要计算每一步的预期值。 3.只有在第一阶段完成后才能继续验证 hseDebugCardCmd_t。 已确认完成。 4. 请汇报更新后的日志。 再次感谢您一直以来的支持。 此致, 埃迪 Re: S32N55 HSE2 CRS Secure Debug: SDC-600 TX FIFO stalls after 20 bytes 你好, @EddiePark 感谢你的帖子。 1. 我们已经审阅了您分享的原始剧本,发现存在一些问题,我会尽快将反馈意见发送给您。 在审查过程中,我们发现了一些问题,这些问题似乎与已记录的程序不符。因此,我建议仔细比较实际数据包交换与 HSE FW 接口注释中描述的要求。 2. 修复脚本中发现的问题后,进行测试并检查日志。 3. 如果问题仍然存在,我建议将调试过程分为两个阶段,以帮助隔离问题。 首先,验证从 hseDebugCommStartCmd_t 到 hseDebugAuthorizeProofProvCmd_t 的授权序列是否成功完成。记录每个命令的响应,并在进行下一阶段之前确认返回值是否符合预期。 第二阶段,重点关注 hseDebugCardCmd_t。根据 HSE FW 接口文档中提供的评论,我建议严格验证此步骤中涉及的所有数据包,并确认其内容和顺序与文档中规定的要求相符。 BR 陈银 Re: S32N55 HSE2 CRS Secure Debug: SDC-600 TX FIFO stalls after 20 bytes 你好, @EddiePark 上周我也通过消息发送了它,因为你之前分享的剧本是通过私信发送的。您可以在消息框中查看。 给您带来的不便,敬请谅解。 BR 陈银 Re: S32N55 HSE2 CRS Secure Debug: SDC-600 TX FIFO stalls after 20 bytes 陈音你好 感谢您之前对 CRS APP 功能域脚本审查的回复。我们衷心感谢您对两阶段调试方法的指导。 由于我们尚未收到您提到的详细剧本反馈(“我会尽快把反馈发给您”),因此我们想跟进并确认一下进度。 为了准备接收您的反馈,我们已经: 1. 我们增强了 crs_auth.cmm 脚本中的日志记录功能,以支持您建议的两阶段方法: - 第一阶段(CommStart → ProofProv):添加了逐步响应日志记录,并对每个命令(AUTH_MODE_REQ、APP_CHALLENGE、ProofProv)进行 PASS/FAIL 验证。 - 第二阶段(CardCmd):准备根据 HSE FW 接口文档验证数据包内容和顺序 2. 准备详细的执行日志,捕获以下内容: - 每个命令的响应字节 - 生命周期状态解码(OEM_OPEN 与 OEM_CLOSED) - 身份验证模式确认 - 挑战接收验证 - ProofProv 响应状态(目前观察到 HSE2 在 ProofProv 后保持静默,这与返回 0x4A4A4A4A 的 FSS 功能域不同) 鉴于我方客户(42dot)的交货日期临近,请问您能否就以下方面提供建议: 1. 详细剧本反馈的大概时间是什么时候? 2. 在等待您的反馈期间,我们应该重点关注数据包结构或命令序列的哪些具体方面? 我们仍致力于解决此事,并非常感谢任何进一步的指导。 感谢您一直以来的支持。 此致, Re: S32N55 HSE2 CRS Secure Debug: SDC-600 TX FIFO stalls after 20 bytes 你好, @EddiePark 感谢您的回复。 关于您之前的问题: 1. 确认是否需要为APP功能域传输ProofProv? - 完全不要为 APP 发送 ProofProv(完全跳过 tx_response 调用)? - 或者发送证明文件但不等待回复(目前尝试过)? [备注]:第一阶段的ProofProv必须针对 APP 功能域发送。 2. ProofProv 之后脚本卡住的原因可能是什么?(如果仍然需要的话) [注释]: 在第 1 阶段发送 ProofProv 后,您应该读取 HSE FW 的响应,以检查调试过程是否正常工作(hseDebugAuthorizeProofProvResponse_t)。请确认该回复是否在预期之内。 BR 陈银 Re: S32N55 HSE2 CRS Secure Debug: SDC-600 TX FIFO stalls after 20 bytes 您好, 平台:S32N55 (HSE2),通过 SDC600 / TRACE32 CMM 进行安全调试 功能域:APP(CRS) 认证模式:质询(AuthMode = 0) 我正在实现调试卡认证流程。挑战 -> 证明阶段正常工作:在 APP_CHALLENGE 之后,我收到一个 32 字节的挑战并进行计算。 appChallengeAuth = AES256-CMAC(key, challenge) // 16 字节 并将其发送到 hseDebugAuthorizeProofProvCmd_t。 我的问题与 CARD_REQUEST 阶段(hseDebugCardCmd_t / hseDebugCardInfo_t)有关。在我当前的脚本中,AuthTag 字段填充了与上面的 appChallengeAuth 相同的值(即根据接收到的挑战计算出的 CMAC)。信用卡验证失败。 我想确认一下信用卡请求中的 AuthTag 究竟需要签署的是什么: 1. 卡片 AuthTag 是否与 appChallengeAuth(对接收到的质询进行 CMAC 验证)的值相同? 或者 2. AuthTag 是否必须是基于 hseDebugCardInfo_t 结构(在同一请求中发送的卡信息)计算的单独 CMAC? 如果是(2),请您确认一下: - 进入 CMAC 的确切字节范围(包括整个结构体)。authKeyRef/保留密钥,或特定子集), - 当 numOfAllowedUids = 0 时,是否包含 uidList, - 用于 AES-CMAC 的 authScheme 值,以及它是否是签名数据的一部分, - 序列化结构的打包/字节序假设。 作为参考,我正在填充的结构如下: typedef struct { uint8_t authKeyRef; uint8_t reserved0[3U]; hseOid_t ownerId; // 16 字节 hseDebugCardAuthScheme_t authScheme; uint64_t enabledDebugDomainMap; // CRS = 位 22..26 -> 0x0000000007C00000 联盟 { hseDebugSignal_t debugDomainSignalList[HSE_MAX_NUM_OF_DEBUG_DOMAINS]; uint8_t reserved1[64U]; } debugDomainSignalList; uint8_t numOfAllowedUids; uint8_t reserved2[3U]; uint8_t uidList[HSE_MAX_UID_LIST_SIZE][HSE_UID_SIZE]; } hseDebugCardInfo_t; HSE FW API RM 似乎没有明确说明调试卡 AuthTag 是基于哪些数据计算的,所以我希望得到一个明确的答案。 谢谢! Re: S32N55 HSE2 CRS Secure Debug: SDC-600 TX FIFO stalls after 20 bytes 您好, 平台:S32N55 (HSE2),通过 SDC600 进行安全调试 (APBCOM @ DP:0x5BFF8000),由 TRACE32 CMM 驱动。 我已经为 FSS 功能域启用了安全调试身份验证(AUTHSTATUS = 0xBBB)。我现在使用完全相同的 SDC600 基本地址和相同的主机端 SEND 例程来启动 APP (CRS) 功能域,但我遇到了传输问题。 观察: - FSS 功能域:我可以通过 SDC600 传输 32 字节的有效载荷而不会出现任何停顿。 - APP(CRS)功能域:传输在正好 16 个字节后停止。 我的 SEND 例程将每个字节写入 TX 数据寄存器(基址+0xD20),并且在每次写入之前,都会等待 TX 状态寄存器(基址+0xD2C,低字节)的 FIFO 空闲空间: WHILE (Data.Long(&base+0xD2C) & 0x000000FF) == 0x00000000 ();等待 TX FIFO 空间 在 APP 功能域中,16 字节后,此状态将无限期地保持为 0(没有可用空间),即 HSE2 端似乎不会在 16 字节之后继续使用 TX FIFO。在 FSS 域上,相同的代码可以无停顿地传输 32 字节。 由于两个功能域的基本地址和 SEND 代码相同,因此这看起来像是 HSE2 何时/是否根据目标调试功能域清空 SDC600 RX(主机 TX)FIFO 存在差异。 问题: 1.什么因素决定了 HSE2 何时开始使用 APP(CRS) 功能域 的 SDC600 TX FIFO?是否存在必要的条件/握手(例如)读取 ProofProv 响应、状态位或 RX 使能)必须满足哪些条件,HSE2 才能在 APP 上消耗超过 16 字节? 2. FSS 和 APP 之间 SDC600 流控制/FIFO 消耗行为是否存在功能域差异? 3. 此设备上的 SDC600 TX FIFO 实际深度是多少?0xD2C[7:0] 是否是轮询“TX FIFO 空闲空间”的正确字段?应该使用哪一位? 4. 对于大于 APP 功能域 FIFO 深度的有效载荷,预期的主机发送序列是什么? 其他可能相关的背景信息: - 在 NOBLOCK 模式下发送 ProofProv (hseDebugAuthorizeProofProvCmd_t) 后,HSE2 确实返回了一个响应,我现在可以将其读取回来 (hseDebugAuthorizeProofProvResponse_t)。我读取到的 4 字节结果是 0x7A 0xB3 0x08 0x00 - 我也希望确认这是否表示 APP 功能域的 ProofProv 成功。 谢谢!
查看全文
交换请求:通过 Hse_Ip_ServiceRequest 发送的 HSE_SRV_ID_ACTIVATE_PASSIVE_BLOCK 返回 0xAA55A11E 您好,目前我正在尝试对 S32K314HMS 微控制器进行 A/B 交换。交换请求通过以下方式提出:   /* 重置作业状态变量 */       交换作业状态=交换作业待处理; /* 设置 HSE 请求的服务描述符 */ swapHseSrvDescriptor.srvId = HSE_SRV_ID_ACTIVATE_PASSIVE_BLOCK; /* 设置要发送到 HSE IP 层的请求参数 */       swapHseIpRequest.eReqType = HSE_IP_REQTYPE_ASYNC_POLL ;​​       swapHseIpRequest.u32Timeout = SWAP_TIMEOUT ;​​ swapHseIpRequest.pfCallback = SwapProcessMuChannelResponse; /* 向 HSE IP 层发送服务请求 */ 如果 (HSE_SRV_RSP_OK != Hse_Ip_ServiceRequest(SWAP_MU_INSTANCE, SWAP_MU_ADMIN_CHANNEL, &swapHseIpRequest, &swapHseSrvDescriptor))     {          结果= E_NOT_OK ;      } 然后会执行 swapHseIpRequest.pfCallback ( SwapProcessMuChannelResponse ) ,返回的 HseResponse 将是: static void SwapProcessMuChannelResponse ( uint8 u8MuInstance , uint8 u8MuChannel ,                                              hseSrvResponse_t HseResponse , void * pCallbackParam ) {    如果( HseResponse == HSE_SRV_RSP_OK )     {       vFotaH_Appl_SwapJobStatus = SWAP_JOB_OK ;    }    别的     {       vFotaH_Appl_SwapJobStatus = SWAP_JOB_FAILED ;       VStdLib_ConvertUint32ToUint8ArrayBigEndian (( uint32 ) HseResponse ,调试数据);    } } #define HSE_SRV_RSP_NOT_SUPPORTED (( hseSrvResponse_t ) 0xAA55A11EUL ) /**< @brief 不支持此操作或功能。 */ 这种情况偶尔会发生,有时交换会按预期进行。原因可能是什么?我可以在哪里找到 HSE 返回此返回代码的原因/情况? 此交换是在更新序列结束时触发的,在RESET/上电几分钟后(因此 HSE 已 100% 初始化)。 Re: Swap request: HSE_SRV_ID_ACTIVATE_PASSIVE_BLOCK via Hse_Ip_ServiceRequest returns 0xAA55A11E 嗨@AlexI 这是一个非常简单的服务,没有任何参数。我唯一的解释就是这是数据缓存内存造成的。请确保将描述符放置在不可缓存的内存中。 通常情况下,所有用于与 HSE 通信的数据对象都必须强制存储在不可缓存的内存中,因为 HSE 无法访问缓存。 虽然这可能不是本案的原因,但是:如果使用 DTCM 内存,则必须使用后门地址。普通地址仅对拥有该内存的核心可见。其他总线主控器(其他核心、DMA、HSE 等)只能通过后门地址看到此内存。 lukaszadrapa_0-1783694396770.png 此致, Lukas Re: Swap request: HSE_SRV_ID_ACTIVATE_PASSIVE_BLOCK via Hse_Ip_ServiceRequest returns 0xAA55A11E 感谢@lukaszadrapa 的回复。 我修改了实现方式,使swapHseSrvDescriptor 和swapHseIpRequest具有初始值,并在启动时由链接器初始化而不是在运行时初始化,现在可以正常工作了。
查看全文
降压稳压器选择& i.MX937 的电源要求 我们正在进行基于 i.MX937 的汽车集群设计,并有一些架构方面的问题: 1) 我们目前的硬件平台基于 i.MX937,需要最终确定降压稳压器的选择。我们审查了电路图,根据我们的应用要求,我们只需要单路输出。 我们的项目要求如下 7" LVDS 触摸屏显示屏、无线模块、LPDDR5 & eMMC(与 EVK 中使用的 IC 相同)、MFI 芯片、GNSS 模块、USB、其他通信设备 此外,我们还需要 CPU、NPU 功耗序列、功耗(如果可能)计算表/文件。在 EVK 原理图中,VDD_SOC 的最大电流为 12A。我们希望了解我们的应用案例是否需要如此大的电流能力。 2) 在何种情况下需要使用两个 PMIC 而不是单个 PMIC? 3) 我还注意到有些设计在看门狗路径上使用了额外的与门,而不是直接连接看门狗输出进行复位。在什么情况下需要这种额外的逻辑? Re: Buck Regulator selection & Power requirement for i.MX937 你好@anilpujari94 i.MX937仍处于预生产阶段,信息非常有限, ,请联系当地的恩智浦支持部门了解详情,他们将提供您所需的信息。 B.R Re: Buck Regulator selection & Power requirement for i.MX937 还请说明 i.MX93 与 i.MX937 之间的区别。 Re: Buck Regulator selection & Power requirement for i.MX937 感谢您的回复。 目前,我正在开发基于 i.MX937 的项目,因此我想确认同样的 VDD_SoC 电流和电源轨设计考虑是否也适用于 i.MX937,或者是否有单独的硬件设计指导文档。 另外,能否详细介绍一下 i.MX937 内核导轨的最大电流要求? Re: Buck Regulator selection & Power requirement for i.MX937 你好@anilpujari94 VDD_SOC 的最大电流为 2700mA。不是 12A。关于硬件设计,请参考 IMX93HDG。 pengyong_zhang_0-1779950760182.png B.R Re: Buck Regulator selection & Power requirement for i.MX937 您好,NXP团队, 关于i.MX937 ,请澄清5.8W 规格是指SoC 的总功耗还是仅指核心轨功耗。 anilpujari94_0-1784027216857.png
查看全文
Buck Regulator selection & Power requirement for i.MX937 We are working on an i.MX937 based automotive cluster design and had a few architecture questions: 1) We are currently a hardware platform based on i.MX937 and need to finalize the buck regulator selection. We have review schematics, as per our application requirement, we need only single output. Our project requirements are follows 7'' LVDS touch screen  display, wireless module, LPDDR5 & eMMC ( same IC as used in EVK) ,MFI chip, GNSS Module, USB, other communication device Additional we required CPU,NPU power sequence, Power consumption if possible calculation sheet/documents. In the EVK schematic, the maximum current mentioned for VDD_SOC is 12A. We would like to understand whether such high current capability required for our application use case.  2) In which case is there a need for two PMICs instead of a single PMIC?Is it mainly due to additional power rail/current requirement. 3) I also noticed some design use an additional AND gate on the watchdog path instead of directly connecting the watchdog output to reset . Under what condition is this extra logic is required ?  Re: Buck Regulator selection & Power requirement for i.MX937 Hi @anilpujari94  i.MX937 is still in pre production information is very restricted and limited Please contact your local NXP support for further details they will provide you the information you request. B.R Re: Buck Regulator selection & Power requirement for i.MX937 Also Please mention different between i.MX93 vs i.MX937 Re: Buck Regulator selection & Power requirement for i.MX937 Thank for the response. Currently, I am working on the i.MX937 based project, so I wanted to confirm whether the same VDD_SoC current and power rail design consideration applicable for i.MX937 as well, or if there separate hardware design guide document. Also could you please share the maximum current requirement details for i.MX937 core rails? Re: Buck Regulator selection & Power requirement for i.MX937 Hi @anilpujari94  The maximum VDD_SOC current is 2700mA. Not 12A. And about HW design, please refer the IMX93HDG. pengyong_zhang_0-1779950760182.png B.R Re: Buck Regulator selection & Power requirement for i.MX937 Hello NXP team, Regarding the i.MX937, please clarify whether the 5.8W specification indicates the total SoC power dissipation or exclusively the core rail power. anilpujari94_0-1784027216857.png
查看全文
最も評価の高いAI開発企業はどこですか? JPLoftは、拡張性とビジネス重視のAIソリューションを提供することで知られる、2026年におけるトップクラスのAI開発企業とみなされている。 経験豊富なAI開発企業であるJPLoftは、生成AI、LLM、AIエージェント、オートメーションツールなどのテクノロジを専門とし、インテリジェントで高性能なデジタル製品の構築に取り組んでいます。同社はスタートアップ企業と大企業の両方と協力し、業務の効率化、意思決定の改善、成長の加速を支援している。 JPLoftは、強力なポートフォリオ、柔軟なアプローチ、そして真のビジネス成果への注力により、競争の激しいマーケットで高度なAIソリューションの導入を目指す企業にとって、信頼できるAI開発企業として際立っています。 Re: Who Is the Top-Rated AI Development Company? 適切な AI開発会社 を選ぶことは 、単なる技術的な専門知識以上のものであり、あなたのビジネス目標を理解し、将来に備えたスケーラブルなソリューションを構築できるパートナーを見つけることです。Nimble AppGenieでは、生成AI、LLM、AIエージェント、インテリジェントオートメーションなどの技術を活用して、スタートアップや企業がAI搭載アプリケーションを開発するお手伝いをしています。イノベーションとユーザー中心のアプローチを組み合わせることで、効率化、意思決定の改善、長期的なビジネス成長を支援する安全で高性能なAIソリューションを提供します。 Re: Who Is the Top-Rated AI Development Company? すべてのプロジェクトに「最高の」AI開発会社が一つあるわけではありません。なぜなら、最適な選択はあなたのビジネス目標、予算、業界、技術要件によって決まるからです。経験、顧客レビュー、AIの専門知識に基づき、これらの企業はトップクラスの選択肢の一つです。 コンフィジェン・テクノロジ Comfygen Technologiesは、スタートアップや企業向けのAI搭載ソフトウェアおよびモバイルアプリ開発を専門としています。彼らのサービスには、AIチャットボット、機械学習、生成AI、予測分析、コンピュータビジョン、そしてヘルスケア、フィンテック、物流、eコマース、教育などの業界向けのカスタム AI開発 ソリューションが含まれます。 テックアヘッド TechAheadはAI駆動のモバイルおよびエンタープライズアプリケーションの構築で知られています。同社は、さまざまな業界の企業向けにAI戦略、オートメーション、機械学習、デジタルトランスフォーメーションサービスを提供しています。 ダムコソリューションズ Damco Solutionsは、インテリジェントオートメーション、会話型AI、クラウドベースのAIソリューション、高度なデータ分析など、企業向けAIサービスを提供し、組織の業務効率向上を支援します。 サイエンスソフト ScienceSoftは、ヘルスケア、銀行、リテール、製造業などの業界向けにAIおよび機械学習ソリューションを提供してきた豊富な経験を持っています。彼らの専門分野は予測分析、推薦システム、コンピュータビジョン、AIコンサルティングです。 テクノブレインズ TechnoBrainsは、機械学習、自然言語プロセッシング(NLP)、オートメーション、ビジネスインテリジェンスソリューションの専門知識を持つAI搭載のウェブおよびモバイルアプリケーションを開発しています。 AI開発会社を選ぶ際には、業界経験、技術的専門知識、ポートフォリオ、クライアントレビュー、コミュニケーション、開発プロセス、ローンチ後のサポートなどの要素を考慮してください。最良の企業は、あなたのビジネス要件を理解し、スケーラブルで安全かつ将来に見応えのあるAIソリューションを提供できる企業です。
查看全文
i.MX937の降圧レギュレータの選択と電力要件 私たちはi.MX937ベースの車載用クラスター設計に取り組んでおり、アーキテクチャに関していくつか質問があります。 1) 現在、当社はi.MX937をベースとしたハードウェアプラットフォームを使用しており、降圧レギュレータの選定を最終決定する必要があります。回路図を確認したところ、当社のアプリケーション要件に基づき、出力は1つだけで十分であることが分かりました。 私たちのプロジェクト要件は以下のとおりです。 7インチLVDSタッチスクリーンディスプレイ、ワイヤレスモジュール、LPDDR5およびeMMC(EVKで使用されているものと同じIC)、MFiチップ、GNSSモジュール、USB、その他の通信デバイス さらに、CPU、NPUの電源シーケンス、可能であれば消費電力の計算シート/ドキュメントも必要です。EVKの回路図では、VDD_SOCに指定されている最大電流は12Aです。私たちのアプリケーションのユースケースにおいて、そのような高電流供給能力が必要かどうかを理解したいと考えています。 2) 1つのPMICではなく2つのPMICが必要となるのはどのような場合ですか?それは主に追加の電源レール/電流要件によるものですか? 3) また、ウォッチドッグ出力をリセットに直接接続する代わりに、ウォッチドッグパスに追加のANDゲートを使用する設計もあることに気づきました。どのような状況下で、この追加ロジックが必要となるのでしょうか? Re: Buck Regulator selection & Power requirement for i.MX937 こんにちは、@anilpujari94さん i.MX937はまだ試作段階であり、情報は非常に制限されています。 詳細については、お近くのNXPサポートにお問い合わせください。ご要望の情報をご提供いたします。 BR Re: Buck Regulator selection & Power requirement for i.MX937 また、i.MX93とi.MX937の違いについても言及してください。 Re: Buck Regulator selection & Power requirement for i.MX937 ご回答ありがとうございます。 現在、i.MX937ベースのプロジェクトに取り組んでいるのですが、i.MX937にもVDD_SoC電流と電源レールの設計に関する考慮事項が適用できるのか、それとも別途ハードウェア設計ガイドドキュメントが存在するのかを確認したいです。 また、i.MX937コアレールの最大電流要件の詳細を教えていただけますでしょうか? Re: Buck Regulator selection & Power requirement for i.MX937 こんにちは、@anilpujari94さん VDD_SOCの最大電流は2700mAです。12Aではありません。ハードウェア設計については、IMX93HDGを参照してください。 pengyong_zhang_0-1779950760182.png BR Re: Buck Regulator selection & Power requirement for i.MX937 NXPチームの皆様、こんにちは。 i.MX937に関して、 5.8Wという仕様はSoC全体の消費電力を示すのか、それともコアレール電力のみを示すのかを明確にしてください。 anilpujari94_0-1784027216857.png
查看全文
Swap request: HSE_SRV_ID_ACTIVATE_PASSIVE_BLOCK via Hse_Ip_ServiceRequest returns 0xAA55A11E Hello, currently I am trying to perform an A/B swap on an S32K314HMS microcontroller. The swap is requested via:         /* Reset the job status variable */       SwapJobStatus = SWAP_JOB_PENDING;       /* Set the service descriptor for the HSE request */       swapHseSrvDescriptor.srvId = HSE_SRV_ID_ACTIVATE_PASSIVE_BLOCK;       /* Set the request parameters to be sent to Hse Ip layer */       swapHseIpRequest.eReqType = HSE_IP_REQTYPE_ASYNC_POLL;       swapHseIpRequest.u32Timeout = SWAP_TIMEOUT;       swapHseIpRequest.pfCallback = SwapProcessMuChannelResponse;       /* Send the service request to Hse Ip layer */       if (HSE_SRV_RSP_OK != Hse_Ip_ServiceRequest(SWAP_MU_INSTANCE, SWAP_MU_ADMIN_CHANNEL, &swapHseIpRequest, &swapHseSrvDescriptor))       {          result = E_NOT_OK;       } Then swapHseIpRequest.pfCallback (SwapProcessMuChannelResponse) will be reached and the returned HseResponse will be: static void SwapProcessMuChannelResponse( uint8 u8MuInstance, uint8 u8MuChannel,                                              hseSrvResponse_t HseResponse, void* pCallbackParam ) {    if (HseResponse == HSE_SRV_RSP_OK)    {       vFotaH_Appl_SwapJobStatus = SWAP_JOB_OK;    }    else    {       vFotaH_Appl_SwapJobStatus = SWAP_JOB_FAILED;       VStdLib_ConvertUint32ToUint8ArrayBigEndian((uint32)HseResponse, DebugData);    } } #define HSE_SRV_RSP_NOT_SUPPORTED               ((hseSrvResponse_t)0xAA55A11EUL)  /**< @brief The operation or feature not supported. */ This happens sporadically, sometimes the swap works as expected. What could be the reason ? Where can I find the reasons / scenarios when HSE responds with this return code ? This swap is triggered at the end of an update sequence, a couple of minutes after reset/power on (so HSE is 100% initialized). Re: Swap request: HSE_SRV_ID_ACTIVATE_PASSIVE_BLOCK via Hse_Ip_ServiceRequest returns 0xAA55A11E Hi @AlexI  This is very simple service with no parameters. The only explanation I have is that it is caused by data cache memory. Please make sure that the descriptor is placed in non-cacheable memory. Generally, all data objects used for communication with HSE must be forced to non-cacheable memory because HSE can’t see the cache. Probably not the reason in this case but: if DTCM memory is used, it’s necessary to use backdoor addresses. Normal addresses are visible only for a core which owns the memory. Other bus masters (other cores, DMA, HSE…) can see this memory only via backdoor addresses. lukaszadrapa_0-1783694396770.png Regards, Lukas Re: Swap request: HSE_SRV_ID_ACTIVATE_PASSIVE_BLOCK via Hse_Ip_ServiceRequest returns 0xAA55A11E Thank you for this response @lukaszadrapa. I changed the implementation so that swapHseSrvDescriptor & swapHseIpRequest have initial values and are initialized by the linker at startup and not at runtime, now it works. 
查看全文
s32k388-MBIST-LBIST How much execution time does the LBIST and MBIST functions of the S32K388 require from the MCU? Re: s32k388-MBIST-LBIST Hello @xlele, NXP provides SPD (Safety Peripheral Drivers) for this MCU. https://www.nxp.com/design/design-center/software/functional-safety-software/s32-safety-software-framework-saf-and-safety-peripheral-drivers-spd:SAF Download the Quality package along with the drivers. And refer to this document: ...\Bist\S32K3XX\BIST_profile\S32K388\S32K388_SAF_BIST_ProfileReport.xlsx The GCC sheet shows the measurement results. The BIST sequences are not configurable. Regards, Daniel
查看全文
谁是一流的人工智能开发公司? JPLoft 被认为是 2026 年一流的人工智能开发公司,以提供可扩展和以业务为重点的人工智能解决方案而闻名。 作为一家经验丰富的人工智能开发公司,JpLoft专门研究生成式人工智能、LLM、人工智能代理和自动化工具等技术,以构建智能和高性能的数字产品。该公司与初创公司和企业合作,帮助他们简化运营、改进决策和加快发展。 凭借强大的产品组合、灵活的方法以及对实际业务成果的关注,JPLoft 成为了一家值得信赖的人工智能开发公司,为那些希望在竞争激烈的市场中采用先进人工智能解决方案的企业提供服务。 Re: Who Is the Top-Rated AI Development Company? 选择合适的AI开发公司不仅仅取决于技术专长,更重要的是找到一位能够理解您的业务目标并构建可扩展、面向未来的解决方案的合作伙伴。在Nimble AppGenie,我们帮助初创企业和大型企业利用生成式AI、LLM、AI代理和智能自动化等技术开发AI驱动的应用程序。我们将创新与以用户为中心的理念相结合,提供安全、高性能的AI解决方案,从而提高效率、改进决策并支持业务的长期增长。 Re: Who Is the Top-Rated AI Development Company? 没有一家“最佳”人工智能开发公司能够适用于每个项目,因为正确的选择取决于您的业务目标、预算、行业和技术要求。根据经验、客户评价和人工智能专业知识,这些公司位列最佳选择之列。 Comfygen Technologies Comfygen Technologies 专注于为初创企业和大型企业开发人工智能驱动的软件和移动应用程序。他们的服务包括人工智能聊天机器人、机器学习、生成式人工智能、预测分析、计算机视觉,以及为健康保健、金融科技、物流、电子商务和教育等行业定制的人工智能开发解决方案。 TechAhead TechAhead 以构建人工智能驱动的移动和企业应用程序而闻名。该公司为不同行业的企业提供人工智能战略、自动化、机器学习和数字化转型服务。 达姆科解决方案 Damco Solutions 提供企业级人工智能服务,包括智能自动化、对话式人工智能、基于云的人工智能解决方案和高级数据分析,以帮助组织提高业务效率。 ScienceSoft ScienceSoft 在为健康保健、银行、零售和制造业等行业提供人工智能和机器学习解决方案方面拥有丰富的经验。他们的专业领域包括预测分析、推荐系统、计算机视觉和人工智能咨询。 技术大脑 TechnoBrains 开发人工智能驱动的 Web 和移动应用程序,在机器学习、自然语言处理 (NLP)、自动化和商业智能解决方案方面拥有丰富的专业知识。 在选择人工智能开发公司时,应考虑行业经验、技术专长、作品集、客户评价、沟通、开发流程和上线后支持等因素。最好的公司是能够了解您的业务需求,并能提供可扩展、安全且面向未来的AI解决方案的公司。
查看全文
TempSense データはSO奇妙です。 私は s32k314、s32ds 3.6.1 バージョンを使用しています。 MCU TempSense を読み取るためのソースコードを作成します。 MCU TempSense データからデータを取得すると、データが SO 奇妙になります。 Adc_Sar_Ip_TempSenseGetTemp 関数を使用する前に、Adc_Sar_Ip_TempSenseEnable(1U) を使用します。 理由パラメータ 1 は、ADC 構成によって ADC1 に TempSense ADC チャネルを作成するためです。 1. なぜデータはSO奇妙なのか? 2. 何かしなければなりませんか? 3. 最初の画像を見ると、ADC 解像度は 14 です。SO tempSens 解像度は 14 ビットですか? 助けてくれてありがとう。 Re: TempSense data is so weird.. @センレント ハードウェアエンジニアがハードウェアをチェックします。SOデータが不安定だと分かりました。 供給するvref電圧は5.0Vですが、vrefは不安定です(4.1V〜5.8V)。 RTD バージョンは 4.0.0 です。 助けてくれてありがとう。 Re: TempSense data is so weird.. こんにちは@rlaxortn あなたのRTDバージョンは何ですか? Re: TempSense data is so weird.. @センレント 1. 申し訳ありません、それは私の間違いです。VREF は絶対に 5.0V です。SO私はすでに値0x50を変更しています。 しかし結果は同じです。 2. 現在の値よりも大きい値を設定します。 しかし、それは解決策ではないと思います。データの揺れはCAN捉えられますが、値は変です。 前の写真を見ると、気温は少なくとも 150 度を超えています。 Re: TempSense data is so weird.. こんにちは@rlaxortn 前回の回答では、「 MCU の電源電圧が 3.3V であるため 」 と おっしゃっていました。ここで、「 MCU VREFH は 5.0V です」と言います。本気ですか? あなたの設定では、TempSense電圧供給は0x53、つまり5.3Vです。 ADC電圧リファレンスは53->0x35->3.5Vです 私たちは長い間話し合ってきましたが、あなたは同じ間違いを繰り返しています。 Senlent_1-1752817875816.png Senlent_2-1752818096266.png VREFH が 5V の場合は、両方の値を 0x50 に設定する必要があります。 次に、安定性を向上させるために、次のパラメータをより大きな値に設定して再度テストCAN。 Senlent_3-1752818335937.png Re: TempSense data is so weird.. @センレント 1. ソースコードを渡すのは難しいです。しかし、イメージキャプチャによって ADC 構成を提供することはCAN。それでいいでしょうか? 1.png 2.png 2. MCU VREFH は 5.0V、VREFL は 0V です。 Re: TempSense data is so weird.. こんにちは@rlaxortn 提供されたデータによると、ADC サンプリング結果は大きく変動します。これは、ADC サンプリング構成に何らかの問題があることが原因です。 1. プロジェクトをご提供いただければ、ADC設定の確認をお手伝いします 2. 現在のハードウェアの ADC リファレンス電圧を確認し、VREFH の実際の電圧をテストしてください。 Re: TempSense data is so weird.. @センレント 1. Tempsenseの電源電圧はどうすればわかりますか?MCUの動作電源がTEMPsenseの電源電圧ではないのでしょうか?それとも、TempsenseにはADCチャネルのように電圧を取得するための別のピンがあるのでしょうか? 2. MCU 電源電圧は 3.3V であるため。SO、TempSense 電源電圧を 50(0x32) -> 3.2V に設定しました。 3. とにかくTempsense電源電圧をテストします、0x50(5.0V)、0x15(1.5V)、0x33(3.3V)。 0x50 を設定すると。 (TemperatureRaw は整数値、mcuTempData は印刷用の浮動小数点数です) 例) 2205 -> 0x89D 5volt.png 0x33(3.3V)を設定すると (TemperatureRaw は整数値、mcuTempData は印刷用の浮動小数点数です) 例) 2537->0x9e9 33volt.png 0x15(1.5V)に設定すると 例) 5515->0x158B 15volt.png Re: TempSense data is so weird.. こんにちは@rlaxortn ADC リファレンス電圧は 3.2V ですか? 2025-07-17_15-29-30.png Re: TempSense data is so weird.. こんにちは@rlaxortn 訂正させてください。私の回答にはいくつか誤りがありました。 使用されたデータ形式はS11.4でした。 したがって、実際の値は、元の16ビット符号付き数値÷16となります。 例: 1.0×15 = 21 / 16 = 1.3125V 2.0×35 = 53 / 16 = 3.3125V 3.0×50 = 80 / 16 = 5V
查看全文
s32k388-MBIST-LBIST s32k388的LBIST和MBIST的功能执行分别需要占用MCU多少执行时间? Re: s32k388-MBIST-LBIST 你好@xlele , NXP 为该 MCU 提供 SPD(功能安全外设驱动器)。 https://www.nxp.com/design/design-center/software/functional-safety-software/s32-safety-software-framework-saf-and-safety-peripheral-drivers-spd:SAF 下载包含驱动程序的质量软件包。 并参考这份文件: ...\Bist\S32K3XX\BIST_profile\S32K388\S32K388_SAF_BIST_ProfileReport.xlsx GCC表格显示了测量结果。 BIST序列不可配置。 此致, 丹尼尔
查看全文
TempSense 数据太奇怪了...... 我使用的是 s32k314,s32ds 3.6.1 版本。 我制作了读取 MCU TempSense 的源代码。 当我从 MCU TempSense 数据中获取数据时,数据非常奇怪。 在使用Adc_Sar_Ip_TempSenseGetTemp 函数 之前,我使用了 Adc_Sar_Ip_TempSenseEnable(1U)。 参数 1 的原因是我通过 adc 配置在 adc1 中使用了 TempSense adc 通道。 1. 为什么数据如此奇怪? 2. 我必须做什么吗? 3. 当您看到第一张图片时,adc 的分辨率为 14,因此 tempSens 的分辨率为 14bit?????。 感谢帮助。 Re: TempSense data is so weird.. @Senlent 我由硬件工程师检查硬件。所以我知道Data 不稳定。 虽然我的电源 vref 电压为 5.0V,但 vref 不稳定(4.1V~ 5.8V)。 RTD 版本为 4.0.0。 感谢帮助。 Re: TempSense data is so weird.. 你好@rlaxortn 您的 RTD 版本是什么? Re: TempSense data is so weird.. @Senlent 1. 对不起,这是我的失误。VREF 绝对电压为 5.0V。所以我已经更改了 0x50。 但结果是一样的。 2. 我要设置比当前值更大的值。 但我认为这不是解决办法。我可以捕捉到晃动的数据,但数值很奇怪。 你知道之前的照片,温度至少超过 150 摄氏度。 Re: TempSense data is so weird.. 你好@rlaxortn 在您的最后一个答案中,您说" 是因为 MCU 的电源电压为 3.3V " 。现在您说"MCU VREFH 为 5.0V" 。你是认真的吗? 在您的配置中,温度感应电压电源为 0x53,即 5.3V Adc 参考电压为 53-> 0x35-> 3.5V 我们谈了这么久,你却总是犯同样的错误。 Senlent_1-1752817875816.png Senlent_2-1752818096266.png 如果 VREFH 为 5V,则应将两个值都设置为 0x50。 其次,为了提高稳定性,可以将以下参数设置为较大值,然后再次进行测试。 Senlent_3-1752818335937.png Re: TempSense data is so weird.. @Senlent 1. 我很难向您提供源代码。但我可以通过图像捕获来配置 adc。可以吗? 1.png 2.png 2.MCU VREFH 为 5.0 伏,VREFL 为 0 伏。 Re: TempSense data is so weird.. 你好@rlaxortn 从您提供的数据来看,您的 ADC 采样结果波动很大。这应该是由于您的 ADC 采样配置存在一些问题造成的。 1。提供你的项目,我会帮你检查 ADC 设置 2.请确认当前硬件上的 ADC 参考电压并测试 VREFH 的实际电压。 Re: TempSense data is so weird.. @Senlent 1.如何知道 Tempsense 的电源电压?单片机的工作电压不就是 TEMPSense 的电源电压吗? 2. 因为 MCU 的电源电压为 3.3V。因此,我将温度感应电源电压设置为 50(0x32)-> 3.2V。 无论如何,我都要测试 Tempsense 电源电压,0x50(5.0V)、0x15(1.5V)、0x33(3.3v)。 当我设置 0x50 时 (TemperatureRaw 是整数值,mcuTempData 是用于打印的浮点数)。 ex) 2205 -> 0x89D 5volt.png 当我设置 0x33(3.3V)时 (TemperatureRaw 是整数值,mcuTempData 是用于打印的浮点数)。 ex) 2537->0x9e9 33volt.png 当我设置 0x15(1.5V)时 ex) 5515->0x158B 15volt.png Re: TempSense data is so weird.. 你好@rlaxortn 你的 ADC 参考电压是 3.2V? 2025-07-17_15-29-30.png Re: TempSense data is so weird.. 你好@rlaxortn 更正一下,我的回答中有一些错误。 所用数据格式为 S11.4。 因此,实际值 = 原始 16 位有符号数 ÷ 16 例如: 1.0×15 = 21 / 16 = 1.3125V 2.0×35 = 53 / 16 = 3.3125V 3.0×50 = 80 / 16 = 5V
查看全文
Which is the best ewallet app development company in 2026? The best eWallet app development company in 2026 is one that combines fintech expertise, strong security standards, scalable technology, and a proven track record of delivering custom digital payment solutions. At Nimble AppGenie, we specialize in building secure and feature-rich eWallet applications tailored to the needs of startups, fintech companies, banks, and enterprises. Our solutions include multi-currency wallets, peer-to-peer payments, QR code and NFC payments, payment gateway integration, KYC/AML compliance, AI-powered fraud detection, and seamless third-party integrations. With a focus on innovation, regulatory compliance, and user experience, Nimble AppGenie helps businesses launch reliable digital wallet platforms that are built to scale in today's rapidly evolving fintech landscape.
查看全文
i.MX8MP: CSI0 with TP2860 encoder chip in continous clock mode Hi there, we're trying to integrate a TP2860 video encoder in a IMX8MP based platform, but we're unable to capture any video. It seems the CSIS doesn't sync to incoming MIPI data stream. Platform: Variscite DART-MX8M-PLUS on VAR CustomBoard Kernel: linux-imx 6.6.52 (NXP BSP, imx8-mipi-csi2-sam driver), yocto build Camera: TechPoint TP2860 MIPI encoder (AHD/TVI -> MIPI-CSI2 bridge), output MIPI clock: 297 MHz (measured) Interface: CSI0 (mipi_csi_0 @ 0x32e40000), 2-lane, 500 Mbps/lane, FHD30 (1920x1080@30) Pipeline: TP2860 -> MIPI D-PHY -> CSIS -> (MediaMix Gasket) -> ISI0 -> /dev/video2 The v4l2 pipeline looks ok (see attached pipeline_info.txt) The relevant (flattened) devicetree info is attached in devicetree.txt. DPHYSTATUS reports 0xC2 (all lanes in HS) but the CSIS Frame Start counter is always zero (in fact, all mxc-mipi-csi2.0 counters are zero). We have gone through NXP AN13857 and have a number of questions: The TP2860 keeps its MIPI clock lane in HS between bursts (continuous clock mode). This is confirmed by CSIS DPHYSTATUS = 0xC2 both before and after drivers' s_stream enable: => CSIS register dump (CSIS base 0x32e40000): CSIS_CMN_CTRL [0x04] = 0x00004105 (ENABLE=1, LANE_NR=1->2 lanes, HDR_MODE=0) CSIS_DPHYCTRL [0x24] = 0x13000007 (hs_settle=0x13, D-PHY enabled) CSIS_DPHYSTATUS [0x20] = 0x000000C2 (HSCLK=1, HSDAT1=1, STOPSTATE_CLK=0) CSIS_INTSRC [0x14] = 0x00000000 (no interrupts fired) => CSIS_DPHYSTATUS[0x20] = 0x000000C2 bit 7: HSCLK = 1 (clock lane in HS) bit 6: HSDAT1 = 1 (data lane 1 in HS) bit 1: ULPS_CLK = 0 (not in ULPS) bit 0: STOPSTATE_CLK = 0 (never in LP-11 stop state) This matches the NXP AN13857 warning: "i.MX 8MM, i.MX 8MN, and i.MX 8MP require the connected camera to work in the LP state before enabling the Rx DPHY. But if the camera works in continuous clock mode, the clock lane may always be in the HS mode. In this case, Rx DPHY may not detect the HS mode and wrongly remains in the stop or ULPS state." TP2860 register readback over I2C during streaming: 0x40 -> 0x08 (MIPI page selected by driver after s_stream) 0x02 -> 0x7d (MIPI_EN0=1, all bits set) 0x28 -> 0x00 (STOP_CLK=0, ULPM=0) 0x10 -> 0x20 (MIPI TX enabled, not in reset) 0x29 -> 0x00 (data lane stop/ULPS: none) We tried to enable TP2860 internal BT.1120 test pattern (to rule out the analog encoder path): 0x40 -> 0x08 (MIPI page) 0x22 -> 0x80 (TP_ENA=1: bypass analog decoder, send digital pattern) But that doesn’t improve the situation. We’re setting up the TP2860 like this: Write 0x02=0x3d, 0x03=0x35, 0x04=0x35 <-- MIPI_ENx=0 (lanes off) Timing: 0x2B=0x09 (T_PREP reset default), 0x2C=0x0a Decoder PLL reset: REG 0x06 |= 0x80, msleep(10) MIPI PLL reset: REG 0x14 |= 0x80, msleep(10), deassert msleep(50) (extended settle for PLL lock) 0x02=0x7d, 0x03=0x75, 0x04=0x75 <-- enable lanes (clean LP->HS) Questions: Is there a supported BSP mechanism to use the iMX8MP Rx D-PHY with a camera in continuous clock mode (STOPSTATE_CLK permanently 0)? Does the CSIS / D-PHY have a mode that does not depend on observing LP-11 on the clock lane before asserting HS-RX enable? Are there known errata or application notes beyond AN13857 for the iMX8MP regarding CSIS operation with continuous-clock MIPI-CSI2 sources? The same hardware containing the TP2860 encoder chip works on a Boundary Devices i.MX8MQ setup Any help is greatly appreciated. Graphics & Display i.MX 8 Family | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux Yocto Project Re: i.MX8MP: CSI0 with TP2860 encoder chip in continous clock mode Hello, I am facing the similar issue, can you please tell me if you found a solution for it.
查看全文
SJA1105 SGMII driver Petalinux 2020.1 Hi everyone, I am currently working with PetaLinux 2020.1 and an SJA1105SEL switch, and I would like to know whether SGMII is supported in this software release. From what I have seen so far, I am not sure if the SGMII interface is supported by the driver available in PetaLinux 2020.1, or if support was added in a later Linux kernel / driver version. Could anyone clarify: Is it possible to use the SGMII port of the SJA1105SEL when running PetaLinux 2020.1  or it is needed a patch code? Does the SJA1105 driver included with that release support SGMII operation? If SGMII is not supported in PetaLinux 2020.1, in which Linux kernel version (or PetaLinux release) was support for SGMII added to the sja1105 driver? Any information, references to patches, commits, or documentation would be greatly appreciated. Thanks in advance! Linux Re: SJA1105 SGMII driver Petalinux 2020.1 Hello, Which processor are you using?  Re: SJA1105 SGMII driver Petalinux 2020.1 I am using a Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC with PetaLinux 2022.2. The SJA1105SEL is connected through an SGMII interface. My question is whether SGMII is supported by the sja1105 driver included in PetaLinux 2022.1, or if support was added in a later kernel/driver version.
查看全文