Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
MC33771 RESET 大家好, 我在使用微控制器( S32k312,工作电压为3.3V )RESETAFE( MC33771 )时遇到了问题。在我的架构中, AFE 地线与 MCU 地线不同。由于我想从 MCU 控制 AFE 的复位,因此(依我看来)最安全的选择是使用光耦合器。 所以现在,我已经建立了以下联系: 1.MCU GPIO通过电阻器连接到光耦合器阳极。 2.光耦合器的阴极连接到MCU的接地端。 3.光耦合器的集电极应连接到 5V ,因为AFE RESET引脚可施加的最大电压不应超过 6.5V (根据数据手册)。由于我的电路中没有任何 5V 电源线,所以我最初将其连接到AFE 的 VCOM 引脚(AFE 的内部稳压器输出 5V、5mA)。 4. 光耦合器的发射极直接连接到 AFE RESET 引脚。 5. 此外, AFE 的 VCOM也通过一个 470 欧姆电阻连接到外部 LED ( LED 的地线是 AFE 的地线)。 我观察到以下情况: 1.当MCU GPIO 为高电平,并且连接如上所述时, AFE 的 VCOM 和 AFE 的地之间的电压等于 AFE 的 RESET 和 AFE 的地之间的电压,即2.2V (原本应该接近 5V )。连接到 AFE VCOM 的LED 指示灯也会变暗。 2. 当MCU GPIO 为高电平且光耦合器的集电极与 AFE VCOM 断开时, AFE VCOM 和 AFE 地之间的电压为 5V ; AFE RESET 和 AFE 地之间的电压为 0V (这是合理的,因为光耦合器的集电极没有连接任何地方)。 3. 当MCU GPIO 为高电平时,光耦合器的集电极连接到 AFE VCOM ;但此时光耦合器的发射极与 AFE RESET 引脚断开(将光耦合器的发射极从 PCB 焊盘上抬起),此时 AFE VCOM 和 AFE 地之间的电压为 5V ;RESET 电压为 0 (因为复位引脚已断开)。 我正在设计一个电池管理系统,想通过MCU RESET AFE。 请帮帮我!! 先感谢您。 请注意:这可能是因为我正在使用 AFE 内部稳压器提供的 5V 电源来重置 AFE。但是,我并不确定。请帮忙。 Re: Reset of MC33771 您好@TomasVaverka ,感谢您的回复。 我确实将 LED 串联电阻从 470 欧姆增加到 2.2 千欧姆。然后 LED 电流从 6.4mA 降至 1.36mA(我认为这远远小于 VCOM 的最大电流 5mA;现在应该不会使 VCOM 引脚过载)。 如果我有什么错误,请指正。 更换电阻后,VCOM 电压也从 2.2V 提高到 2.4V(大约)。但我认为这还不够。 请注意:实际上我已经断开了整个 LED 分支的连接。在这种情况下,VCOM电压为2.6V。 请帮帮我!! 这里的主要问题是,AFE 的 VPWR 引脚电压在 30V 左右(满载电压)。我可以使用 VPWE 引脚上的分频器(但我不太愿意这样做)。我担心这可能会引发其他问题)。另外,我的电池侧没有 3.3V 或 5V 的电压(这是另一个问题)!! Re: Reset of MC33771 你好,安坎, 我认为问题的根本原因是 VCOM 过载了。MC33771 VCOM 引脚是一个限流内部稳压器(TPL 模式下为 5 mA,SPI 模式下为 10 mA)。它并非设计用于为光耦合器上拉电路供电。当光耦合器开启时,两条电流路径会同时加载到 VCOM 上: 1. 通过 470 Ω 为 LED 供电——在 5 V 电压下,它本身就已经消耗 ~6-7 mA 电流,达到或超过 VCOM 限制。 2. 光耦合器 CE 路径 — 电流流经 VCOM → 光耦合器集电极 → 发射极 → RESET 引脚 → 内部下拉 → AFE GND,增加负载。 综合电流超过了 VCOM 的额定值,触发信号其欠压保护,导致电压下降到 ~2.2 V。这也解释了LED灯调暗的原因。 要解决这个问题: 1. 不要使用 VCOM 作为光耦合器集电极电源。使用一个单独的电源,参考 AFE GND(例如,来自电池侧电路的 3.3 V 或 5 V),并在集电极上连接一个限流电阻(1–4.7 kΩ)。RESET 引脚可接受 0–6.5 V 电压,因此 3.3 V 电压可以正常工作。 2. 在 RESET 和 AFE GND 之间添加一个 10 kΩ 下拉电阻,以确保光耦合器关闭时输出干净的低电平。 3. 从 VCOM 上移除 LED,或者增加串联电阻,使其电流保持在 1-2 mA 以下。根据预期负载(NTC、EEPROM 等)仔细分配 VCOM 预算。 BRs,托马斯
View full article
Alternative for the Obsolete MC33665A in the TPL Physical Layer (QuadPHY) Dear NXP Support Team, We understand that the MC33665A, used in the TPL Physical Layer (QuadPHY), has been declared obsolete. Since this IC is used in NXP BMS evaluation boards, we would like to ask whether NXP recommends an alternative IC that is compatible with the BMS Model-Based Design (MBD) example previously provided in Simulink. Specifically, we would appreciate your clarification on the following points: Recommended replacement: Is there a recommended alternative to the MC33665A that is compatible with the existing NXP BMS evaluation boards and the MBDT software? Software compatibility: If we replace the MC33665A on the evaluation board with the recommended alternative, will the existing Simulink model and generated code continue to work without modification? Required modifications: If software or hardware modifications are necessary, could you please provide details about the required changes to the Simulink model, MBDT configuration, drivers, or firmware? Example availability: Does NXP provide an updated BMS MBD example or a migration guide for using an alternative IC? We would like to understand the implications of replacing this IC before proceeding, particularly whether the existing MBDT-based development workflow can be maintained. Thank you for your support. We look forward to your advice.
View full article
TPL物理层(QuadPHY)中已停产的MC33665A的替代方案 尊敬的恩智浦技术支持团队: 我们了解到,用于 TPL 物理层 (QuadPHY) 的 MC33665A 已被宣布过时。由于该 IC 用于 NXP 电池管理系统评估板,我们想询问 NXP 是否推荐与之前在 Simulink 中提供的电池管理系统基于模型的设计 (MBD) 示例兼容的替代 IC。 具体而言,我们希望您能就以下几点作出澄清: 推荐的替代方案:是否有推荐的 MC33665A 替代方案,能够与现有的 NXP 电池管理系统 评估板和 MBDT 软件兼容? 软件兼容性:如果我们用推荐的替代品替换评估板上的 MC33665A,现有的 Simulink 模型和生成的代码是否无需修改即可继续工作? 所需修改:如果需要对软件或硬件进行修改,请提供 Simulink 模型、MBDT 配置、驱动程序或固件所需更改的详细信息? 示例可用性:NXP 是否提供更新的 电池管理系统 MBD 示例或使用替代 IC 的迁移指南? 我们希望在继续进行之前了解更换该集成电路的影响,特别是能否维持现有的基于 MBDT 的开发工作流程。 感谢您的支持。我们期待您的建议。
View full article
Reset of MC33771 Hello Everyone, I am facing a problem in the AFE (MC33771) reset from the microcontroller (S32k312, operating at 3.3V). In my architecture, the AFE ground is different from the MCU ground. Since I want to control the Reset of the AFE from the MCU, the safest option (according to me), is to use an optocoupler.  So now, I have made the connections as: 1. The MCU GPIO is connected to the optocoupler anode via a resistor. 2. The cathode of the Optocoupler is connected to the MCU Ground. 3. Collector the Optocoupler should be connected to a 5V, since the maximum voltage that can be supplied to the Reset pin of AFE should not be more than 6.5V (as per datasheet). Now, since I donot have any 5V trails in my Circuit, I initially connected it to the VCOM pin of the AFE (which gives an output of 5V, 5mA from the AFE's internal regulator). 4. The emitter of the optocoupler is connected to the AFE reset pin directly.  5. Additionally, the AFE's VCOM is also connected to the external LED via a 470ohm resistor (with the LED's ground being the AFE's ground).  I observed the following: 1. When the MCU GPIO is high, and the connections are made as mentioned above, the voltage between AFE's VCOM and AFE's ground is equal to the AFE's RESET and AFE's ground, which is 2.2V (which was supposed to be somewhere near 5V). Also the LED that is connected to the AFE VCOM also dims.  2. When the MCU GPIO is high and the collector of the Optocoupler is disconnected from the AFE VCOM, the voltage between AFE VCOM and AFE Ground is 5V; and the voltage between AFE RESET and AFE ground is OV (which makes sense as the collector of the optocoupler is connected nowhere). 3. When the MCU GPIO is high + Collector of the optocoupler is connected to the AFE VCOM ; but the emitter of the optocoupler is now disconnected from the AFE REset pin (lifted the emitter pin of the optocoupler from the PCB pad), then also the voltage between AFE VCOM and AFE Ground is 5V; and the Reset Voltage is 0 (as the reset pin is disconnected). I am working on a BMS design and want to reset the AFE from the MCU. Please HELP !! Thank you in advance.  Please note: It might be because, I am resetting the AFE using its own 5V that its internal regular is supplying. However, I am not sure. Please Help.  Re: Reset of MC33771 Hello @TomasVaverka , Thank you for your response. I have indeed increased the LED series resistance from 470ohm to 2.2kohm. Then the LED current dropped from 6.4mA to 1.36mA (which I believe is far less than the VCOM maximum current of 5mA; and it should now not overload the VCOM pin). Please correct me wherever I am wrong.  After the change in resistor as well, the VCOM voltage sort of improved from 2.2V to 2.4V (approximately). Still I believe that is not enough. Please note: I have in fact disconnected the entire LED branch. In that case, the VCOM voltage was 2.6V.  Please help !! The main problem here is, the VPWR pin of the AFE has a voltage of somewhere around 30V (the full stack voltage). I can use a voltage divider from that VPWE pin (but I am not quite comfortable in doing so. I am afraid that might cause other problems). Also, there is no 3.3V or 5V trail in my battery side (that's another problem)!! Re: Reset of MC33771 Hello Ankan, I think the root cause of your issue is that VCOM is being overloaded. The MC33771 VCOM pin is a current-limited internal regulator (5 mA in TPL mode, 10 mA in SPI mode). It is not designed to power an optocoupler pull-up circuit. When your optocoupler turns ON, two current paths load VCOM simultaneously: 1. LED via 470 Ω — at 5 V this already draws ~6–7 mA, at or above the VCOM limit on its own. 2. Optocoupler CE path — current flows VCOM → opto collector → emitter → RESET pin → internal pull-down → AFE GND, adding further load. The combined current exceeds VCOM's rating, triggering its undervoltage protection and causing the voltage to droop to ~2.2 V. This also explains the LED dimming. To fix this: 1. Do not use VCOM as the optocoupler collector supply. Use a separate supply referenced to AFE GND (e.g., 3.3 V or 5 V from your battery-side circuitry) with a current-limiting resistor (1–4.7 kΩ) on the collector. The RESET pin accepts 0–6.5 V, so 3.3 V works fine. 2. Add a 10 kΩ pull-down from RESET to AFE GND to ensure a clean LOW when the optocoupler is off. 3. Remove the LED from VCOM, or increase the series resistor to keep its current well under 1–2 mA. Budget VCOM carefully for its intended loads (NTCs, EEPROM, etc.). BRs, Tomas
View full article
我应该在哪里学习汽车网络方面的知识? 我想更多地了解CAN总线和车载网络技术。我正在寻找能够帮助我获得有关 CAN 总线和 OBD 的理论和实践知识的课程或文献。我打算运用这些知识开发我自己的 CAN 总线分析硬件和软件。提前致谢! 以太网 Re: Where do I learn about in-vehicle networking? 你好@czhong , 这是我最初读的那本书: https://intrepidcs.com/products/automotive-ethernet-the-definitive-guide-2nd-edition-2022/ 顺祝商祺! 帕维尔
View full article
Where do I learn about in-vehicle networking? I want to learn more about CAN bus and in-vehicle networking in general. I am looking for courses or literature that can help me get both theoretical and practical knowledge about the CAN bus and OBD. I intend to use the knowledge to develop a CAN bus analysis hardware and software of my own. Thanks in advance! Ethernet Re: Where do I learn about in-vehicle networking? Hello @czhong , This is the book I started with: https://intrepidcs.com/products/automotive-ethernet-the-definitive-guide-2nd-edition-2022/ Best regards, Pavel
View full article
S32K358 快速备用 你好, 我想测试一下S32K358的快速待机功能。我在 S32DS 中创建了一个 IP 层演示,其中程序在启动后 5 秒进入快速待机状态,并在 3 秒后通过 RTC-API 唤醒。这样操作没有任何问题。 然后我参考了这个项目,配置了一个 EB 项目来创建一个 MCAL 层演示,但是失败了。快速待机 3 秒后,电流增大,这表明设备已唤醒,但并未进入主功能。连接 PE Micro 后,出现以下错误信息: 已收到中断命令。停止执行。 UsageFault:执行指令时使用了无效的 EPSR.T 或 EPSR.IT 字段。 总线故障:发生不精确(异步)数据访问错误。 硬故障:故障已升级为硬故障。 唤醒后的向量表如下所示: 1.png PC寄存器为0x0。检查堆栈内容,可以看到已进入 FastWkup_EntryAddress,并且在跳转到 Reset_Handler 后发生 HardFault。 2.png 3.png 4.png 如果我在 FastWkup_EntryAddress 中添加一个 while(1) 循环,则 HardFault 仍然会发生。 5.png 如果我进入待机模式,它会…… 在该项目中,PMIC_PGOOD_HNDSHK_BYP 已启用。由于该板没有外部晶振(晶体振荡器),因此使用 FIRC 作为核心时钟。 S32K358 RTD6.0.0 S32DS3.6.3 EB29.0 BR, 杰森 Re: S32K358 FAST STANDBY 你好@Jason07 , 在快速待机唤醒时,sBAF 将 VTOR 设置为您的自定义向量表地址。 但是,您的向量表只定义了三个条目: 初始SP, 重置处理程序(FastWkup_EntryAddress), NMI 处理程序。 因此,HardFault 向量缺失。 当发生任何故障时,CPU 会获取未定义的 HardFault 处理程序地址,这可以解释观察到的 PC 值。 为了进一步调试此问题,请在向量表中添加一个合适的 HardFault 处理程序。一旦这些就位,就会调用处理程序而不是崩溃到 0x0,从而使您可以访问原始故障的堆叠 PC、LR 和可配置故障状态寄存器 (CFSR/BFAR)。 谢谢! BR,丹尼尔 Re: S32K358 FAST STANDBY 嗨@danielmartynek 很抱歉回复晚了。 我按照你的建议添加了`NMI_Handler`和`HardFault_Handler`。经过重新调试,我发现唤醒后代码进入了 `NMI_Handler` 阶段。检查 FCCU `NCF_S0` 寄存器,发现存在 ECC 错误。 此外,`DCMROD3`寄存器中的`PRAM1_ECC_ERR`位也已设置。 跳转到 `Reset_Handler` 后发生错误。 数据总线误差不精确。 BR, 杰森 Re: S32K358 FAST STANDBY 嗨@Jason07 , 您在企业风险管理登记册中看到了什么? 能否在内存视图中显示堆栈帧,并在反汇编中检查堆栈 PC 地址? 谢谢 Re: S32K358 FAST STANDBY 嗨@danielmartynek ERM寄存器如下。ERM0 的 EAR17、EAR18 和 EAR19 为 0x30003。我不知道这是什么地址。 PC 和 SP 值如下。唤醒后,初始堆栈地址为0x20480000。 堆栈似乎包含两个地址:0x402448 和 0x4032a5。 相应的反汇编代码如下。 唤醒后,它进入 `FastWkup_EntryAddress` 函数,然后跳转到 `Reset_Handler`。只运行了几行代码,就跳转到了 `NMI_Handler`。 BR, 杰森 Re: S32K358 FAST STANDBY 嗨,杰森, 有趣的是,ERM 寄存器没有提供任何关于无法纠正的故障的指示。ERM未报告任何不可纠正的错误。 故障发生在快速唤醒程序中的跳跃之前。虽然堆叠的 PC 指向地址 0x4032A4,但故障并不精确,这意味着异常堆叠发生在稍后。因此,根本原因出现在执行流程的更早阶段。该程序是否会访问位于 SRAM_1 中的任何数据? 总之,我怀疑快速唤醒程序和向量表的放置位置可能存在问题。它们应该位于待机 SRAM 中,也就是 SRAM_0 中。 更多详情请参阅附件演示文稿。 此致, 丹尼尔
View full article
MC33771のリセット 皆さん、こんにちは。 マイクロコントローラ(S32k312、3.3V動作)からのAFE(MC33771)リセットに問題が発生しています。私のアーキテクチャでは、 AFEグラウンドはMCUグラウンドとは異なります。AFEのリセットをMCUから制御したいので、私にとって最も安全な選択肢は オプトカプラーを使うことです。 そこで、私は以下のつながりを作っています: 1.MCU GPIOは抵抗を介してオプトカプラーのアノードに接続されています。 2. オプトカプラーのカソード は MCUグラウンドにコネクテッドされています。 3. コレクタ:オプトカプラー は 5Vにコネクテッドされるべきです。AFEのリセットピンに供給できる最大電圧は 6.5Vを超えてはならない (データシート上)。回路内に5Vのトレイルがないため、最初はAFEのVCOMピンに接続しました(AFE内部レギュレーターから5V、5mAの出力を供給します)。 4. オプトカプラーのエミッタ は AFEリセットピンに直接接続されます。 5. さらに、 AFEのVCOM は 外部LEDにも470オーム 抵抗を介して接続されており( LEDの接地がAFEの接地となります)。 私は以下のことを観察しました。 1.MCU GPIOが高電圧で接続が行われる場合、AFEのVCOMとAFEのグラウンド間の電圧はAFEのRESET値とAFEのグラウンド(2.2V、本来は5V付近)に等しくなります。また、AFE VCOMに接続されているLEDも暗くなります。 2. When the MCU GPIO is high and the collector of the Optocoupler is disconnected from the AFE VCOM, the voltage between AFE VCOM and AFE Ground is 5V; and the voltage between AFE RESET and AFE ground is OV (which makes sense as the collector of the optocoupler is connected nowhere). Wait, the target text should preserve the target language structure with the glossary term applied: 2. MCU GPIOがハイで 、 オプトカプラーのコレクタ がAFE VCOMから切り離されている場合、 AFE VCOMとAFEグラウンド間の電圧は5Vとなります。 AFE RESETとAFEグラウンド間の電圧はOV( これはオ プトカプラーのコレクタがどこにもコネクテッドされていないため理にかなっています)。3. MCU GPIOが高+光カプラーのコレクタがAFE VCOMにコネクテッド されている場合;しかし 、オプトカプラーのエミッタがAFE REsetピンから切り離 されている(オプトカプラーのエミッタピンがPCBパッドから持ち上げられた場合)、 AFE VCOMとAFEグラウンド間の電圧は5Vとなります。リセット 電圧は0 になります(リセットピンが切断されているため)。 私はBMSの設計に取り組んでおり、MCUからAFEをリセットしたいと考えています。 助けてください!! よろしくお願いします。 ご注意ください:これは、AFEの内部レギュレータが供給する5Vを使用してAFEをリセットしていることが原因かもしれません。しかし、確信は持てません。助けてください。 Re: Reset of MC33771 こんにちは、 @TomasVaverka さん。ご回答ありがとうございます。 確かに、LEDの直列抵抗を470オームから2.2キロオームに増やしました。すると、LEDの電流は6.4mAから1.36mAに低下しました(これはVCOMの最大電流である5mAよりもはるかに小さい値であり、VCOMピンに過負荷がかかることはないはずです)。 私の間違いがあれば、ご指摘ください。 抵抗器を変更した後、VCOM電圧は2.2Vから2.4V(おおよそ)に改善しました。しかし、それだけでは不十分だと私は考えています。 ご注意ください:実際には、LED配線全体を切断しました。その場合、VCOMの電圧は2.6Vでした。 助けてください!! ここでの主な問題は、AFEのVPWRピンの電圧が約30V(フルスタック電圧)であることです。そのVPWEピンから電圧分圧器を使うこともできますが、あまり自信が持てません。残念ながら、それは他の問題を引き起こす可能性があります。また、バッテリー側には3.3Vまたは5Vの痕跡がありません(これも別の問題です)!! Re: Reset of MC33771 こんにちは、アンカンさん。 問題の根本原因は、VCOMが過負荷状態になっていることだと思います。MC33771のVCOMピンは、電流制限付き内部レギュレータです(TPLモードでは5mA、SPIモードでは10mA)。これは、オプトカプラのプルアップ回路に電力を供給するようには設計されていません。オプトカプラがオンになると、2つの電流経路が同時にVCOMに負荷をかけます。 1. 470 Ω を介した LED — 5 V では、これだけで既に約 6〜7 mA を消費し、VCOM の制限値に達するか、それを超えます。 2. オプトカプラのCE経路 - 電流はVCOM → オプトコレクタ → エミッタ → RESETピン → 内部プルダウン → AFE GNDを流れ、さらに負荷が加わります。 合計電流がVCOMの定格を超え、低電圧保護機能が作動し、電圧が約2.2Vまで低下する。これはLEDの調光機能の説明にもなります。 これを修正するには: 1. VCOMをオプトカプラのコレクタ電源として使用しないでください。AFE GNDを基準とした別の電源(例えば、バッテリー側回路からの3.3Vまたは5V)を使用し、コレクタに電流制限抵抗(1~4.7kΩ)を接続してください。RESETピンは0–6.5Vを受け入れるため、3.3Vでも問題ありません。 2. RESETからAFE GNDに10kΩのプルダウンを追加して、オプトカプラがオフのときにクリーンなLOW状態を確保します。 3. LEDをVCOMから取り外すか、直列抵抗を増やして電流を1~2mA以下に抑えます。VCOMは、想定される負荷(NTC、EEPROMなど)に合わせて慎重に予算を組んでください。 BRs、トーマス
View full article
TPL物理層(QuadPHY)における旧型MC33665Aの代替品 親愛なるNXPサポートチームへ、 TPL物理層(QuadPHY)で使用されているMC33665Aが、既に廃止対象となっていることを承知しております。このICはNXP BMS評価ボードで使用されるため、以前Simulinkで示されたBMSモデルベースデザイン(MBD)例と互換性のある代替ICをNXPが推奨しているかどうかを伺いたいです。 具体的には、以下の点についてご説明いただければ幸いです。 推奨交換品:既存のNXP BMS評価ボードおよびMBDTソフトウェアに対応した、このMC33665Aの代替品として推奨されるものはありますか? ソフトウェア互換性: 評価ボードのMC33665Aを推奨された代替案に置き換えた場合、既存のSimulinkモデルと生成コードは修正なしで動作し続けるでしょうか? 必要な修正: ソフトウェアまたはハードウェアの変更が必要な場合は、Simulinkモデル、MBDT構成、ドライバ、またはファームウェアの変更について詳細を教えていただけますか? 入手可能性の例: NXPは、更新されたBMS MBDのサンプル、または代替ICを使用するための移行ガイドを提供していますか? このICを交換することの影響を理解し、特に既存のMBDTベースの開発ワークフローが維持可能かどうかを検討したいと考えています。 サポートありがとうございます。皆様からのご意見をお待ちしております。
View full article
MCXN947VKLT 梱包仕様 NXPのウェブサイトでMCXN947VKLTの梱包仕様書を見つけることができませんでした。 この書類はどこで見つけられますか? よろしくお願いします。 MCX N Re: MCXN947VKLT packing spec MCXN947VKLTの梱包詳細は以下のとおりです。 梱包形態:トレイ トレイの種類:オーブン対応、ドライパック入り複数個 最低パッケージ数:90個 最小注文数量:450個 パッケージ:HLQFP100、端子100個、ピッチ0.5mm、ボディ14 × 14 × 1.5 mm ボディ 特にトレイの図面や寸法付きの仕様をお探しの場合は、この情報は公開されておらず、サポートチケットを通じてリクエストする必要があります。https://support.nxp.com/s/?language=en_US ありがとう。 Re: MCXN947VKLT packing spec ご回答ありがとうございます。チケットを通してフォローアップいたします。
View full article
Find a chip for the core processor that has already been tested and approved for use with the device (supports multiple cores and partitions, preferably with image processing capabilities). Ideally, it should have image generation capabilities. Multi-core and multi-partition The equipment has already undergone airworthiness certification. Re: 找一款已经随设备适航过的用于核心处理机的芯片(支持多核多分区,最好有图像处理功能) Hi, Based on your requirements for a multicore central processor with multiple partitions and preferably image-processing capability, we recommend evaluating these NXP devices: 1. i.MX 8QuadMax Product link Multicore: 2x Cortex-A72, 4x Cortex-A53 and 2x Cortex-M4F. Hardware partitioning, virtualization and resource isolation. Integrated GPU, vision and 4K video capabilities. Best overall match for multicore, partitioning and image processing. 2. Layerscape LS2088A / LS2048A Product link 8 or 4 Cortex-A72 cores. Hardware virtualization and partition enforcement. Strong fit for aerospace, avionics and high-performance processing. Image processing would likely require an external GPU, FPGA or accelerator. 3. i.MX 8M Plus Product link 2 or 4 Cortex-A53 cores plus Cortex-M7. Dual ISP, camera interfaces and NPU up to 2.3 TOPS. Best suited when image processing or AI is the priority, but its partitioning capabilities should be validated for your use case. Please note that NXP provides automotive certifications, with some overlap with aviation requirements, but does not provide aviation certification as such. NXP customers have used NXP MPUs in aerospace applications. For details on a specific part number, available technical collateral and relevant customer experience, please contact your authorized NXP distributor or NXP Representative. If you do not have a corporate NXP account or distributor contact, please share your company name, country and project details so the appropriate channel can be identified.
View full article
S32K358 高速スタンバイ こんにちは、 S32K358で高速スタンバイ機能をテストしたいです。S32DSでIPレイヤーのデモを作成しました。このプログラムは起動後5秒で高速スタンバイ状態に入り、3秒後にRTC-APIによって起動されます。これは問題なく動作します。 そこで、このプロジェクトを参照して、MCALレイヤーのデモを作成するためにEBプロジェクトを設定しましたが、失敗しました。高速スタンバイ状態になってから3秒後、電流が増加した。これはデバイスが起動したことを示唆しているが、メイン機能には移行しなかった。PE Microで接続した後、以下のエラーメッセージが表示されます。 割り込みコマンドを受信しました。執行を停止します。 UsageFault: 無効な EPSR.T または EPSR.IT フィールドで実行された命令。 バスフォールト:不正確な(非同期)データアクセスエラーが発生しました。 ハードフォールト:障害がハードフォールトにエスカレートしました。 ウェイクアップ後のベクトルテーブルを以下に示します。 1.png PCレジスタは0x0です。スタックの内容を確認すると、FastWkup_EntryAddressが入力されており、ハードフォールトはReset_Handlerにジャンプした後に発生します。 2.png 3.png 4.png FastWkup_EntryAddress に while(1) ループを追加しても、ハードフォルトは依然として発生します。 5.png スタンバイモードに入ると、単語が出てきます。 このプロジェクトでは、PMIC_PGOOD_HNDSHK_BYPが有効になっています。この基板には外部水晶発振器が搭載されていないため、コアクロックとしてFIRCが使用されています。 S32K358 RTD6.0.0 S32DS3.6.3 EB29.0 BR、 ジェイソン Re: S32K358 FAST STANDBY こんにちは、@Jason07 さん。 高速スタンバイ起動時、sBAFはVTORをカスタムベクターテーブルアドレスに設定します。 しかし、あなたのベクターテーブルには3つのエントリしか定義されていません。 初期SP、 リセットハンドラ (FastWkup_EntryAddress)、 NMIハンドラー。 つまり、ハードフォールトベクトルが抜けているのです。 何らかの故障が発生すると、CPUは定義されていないハードフォールハンドラーアドレスを取り出し、これがPC値の原因となる可能性があります。 この問題をさらにデバッグするには、ベクターテーブルに適切なハードフォルトハンドラを追加してください。それらが設定されると、ハンドラーが0x0にクラッシュする代わりに呼び出され、スタックされたPC、LR、そして元の故障の構成可能な故障状態レジスタ(CFSR/BFAR)にアクセスできます。 ありがとうございました。 BR、ダニエル Re: S32K358 FAST STANDBY こんにちは、 @Jason07 さん。 ERMレジスターには何が表示されていますか? メモリビューでスタックフレームを表示し、ディスアセンブルでスタックされたPCアドレスを確認できますか? よろしくお願い申し上げます。 Re: S32K358 FAST STANDBY こんにちは、 @danielmartynek さん。 返信が遅くなり申し訳ありません。 ご提案いただいたとおり、`NMI_Handler`と`HardFault_Handler`を追加しました。再デバッグの結果、ウェイクアップ後にコードが`NMI_Handler`に入ることがわかりました。FCCUの`NCF_S0`レジスタを確認すると、ECCエラーが表示されます。 また、`DCMROD3`レジスタの`PRAM1_ECC_ERR`ビットがセットされています。 エラーは`Reset_Handler`にジャンプした後に発生します。 データバスエラーが不正確です。 BR、 ジェイソン Re: S32K358 FAST STANDBY こんにちは、 @danielmartynek さん。 ERMの登録簿は以下のとおりです。ERM0のEAR17、EAR18、EAR19は0x30003です。ここがどこの住所なのか分かりません。 PC値とSP値は以下のとおりです。ウェイクアップ後、初期スタックアドレスは0x20480000です。 スタックには、0x402448と0x4032a5の2つのアドレスが含まれているようです。 対応する逆アセンブルコードは以下のとおりです。 起動後、`FastWkup_EntryAddress`関数に入り、その後`Reset_Handler`にジャンプします。わずか数行のコードが実行されただけで、`NMI_Handler`にジャンプします。 BR、 ジェイソン Re: S32K358 FAST STANDBY こんにちは、ジェイソンさん。 興味深いことに、ERMレジスタには修正不可能な障害を示す兆候は一切見られない。ERMからは修正不可能なエラーは報告されていません。 不具合は、高速起動ルーチンのジャンプ処理の前に発生します。スタックされたPCはアドレス0x4032A4を指しているが、障害は不正確であり、例外のスタックは後から発生することを意味する。したがって、根本原因は実行フローのより早い段階で発生した。ルーチンはSRAM_1にあるデータにアクセスしますか? いずれにせよ、速いウェイクアップルーチンとベクターテーブルの配置に問題があるのではないかと疑っています。それらはスタンバイSRAM(SRAM_0内)に配置されるはずです。 詳細については、添付のプレゼンテーション資料をご参照ください。 よろしくお願いいたします。 ダニエル
View full article
MCXN947VKLT packing spec I couldn't find the packing specification for MCXN947VKLT on NXP's website. Where can I locate this document? Thank you. MCXN Re: MCXN947VKLT packing spec For MCXN947VKLT, the packing details are as follows: Packing type: Tray Tray type: Bakeable, multiple in drypack Minimum package quantity: 90 pieces Minimum order quantity: 450 pieces Package: HLQFP100, 100 terminals, 0.5 mm pitch, 14 × 14 × 1.5 mm body If you are specifically looking for the tray drawing/specification with dimensions, please note that this information is not shared publicly and needs to be requested via a Support ticket: https://support.nxp.com/s/?language=en_US Thank you.  Re: MCXN947VKLT packing spec Thank you for your response. I will follow up via the ticket.
View full article
[I.MX95] 启用 LVDS1 + MIPI-DSI 失败 您好,NXP技术支持团队, 我的 i.mx95 环境是 lf-6.18.y。 我使用 pixel_interleaver ch0 处理 DSI,使用 ch1 处理 LVDS 端口 1。 现在我遇到了一个问题,当在设备树中同时启用 LVDS1 和 MIPI-DSI 时,MIPI-DSI 无法工作。我使用 modetest 查看了信息,但没有看到任何关于 DSI 的信息。 但是,如果我禁用 pixel_interleaver channel@1,DSI 就可以正常工作了。如何配置设备树以启用 DSI + 单端口 LVDS?能给我举个例子吗? 附件是我的 dtso 文件,但我更改了文件名,因为您的网页不允许上传文件名以 .dtso 结尾的文件。 提前致谢。 Re: [I.MX95] Failed to enable LVDS1 + MIPI-DSI 你好, 请尝试使用以下补丁: https://community.nxp.com/t5/Multi-Source-Translation-Content/2046000-en-US/ta-p/2411639 它支持 MIPI-DSI 和两个 LVDS 输出,因此仅启用 LVDS1 是一个有效的子集。 Re: [I.MX95] Failed to enable LVDS1 + MIPI-DSI 抱歉,我的错。不需要做任何更改,但有点奇怪,我必须同时安装 lvds 和 mipi 驱动程序,然后才能通过 modetest 查看设备信息。 如果只安装其中一个,则什么都看不到。 抱歉,我还没有尝试这个补丁,因为我当时正在处理其他问题。
View full article
Compatibility of NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.0 with BMS Add-On v1.2.0 I checked the MATLAB Add-On Manager and noticed that the latest version of the NXP_Support_Package_S32K3 is 1.8.0. However, the NXP_Support_Package_BMS (version 1.2.0) is compatible with NXP_Support_Package_S32K3 version 1.4.0. Do you recommend upgrading the NXP_Support_Package_S32K3 to the latest version? If so, is the NXP_Support_Package_BMS add-on compatible with it? Example Models Re: Compatibility of NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.0 with BMS Add-On v1.2.0 Hello, To be able to develop BMS application, you have the following toolboxes: MBD for S32K3 v1.4.0 (found on NXP website). NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.1 (found on MATLAB Add-on explorer). MBD for BMS v1.2.0 (found on NXP website). NXP_Support_Package_BMS v1.2.0 (found on MATLAB Add-on explorer). The MBD for S32K3 v1.4.0 contains: S32K3 RTD drivers S32 Configuration Tools S32K3 peripherals blocks (ADC, DIO, PWM etc). Examples The MBD for BMS v1.2.0 contains: BMS SDK BMS specific blocks. Examples As you can see, these two contain all the necessary files to develop your BMS application. The NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.1 do not include any necessary files to build and deploy a BMS application. Its sole purpose is to help you to install any version of the available for the MBD Toolbox for S32K3 (from v1.0.0 up to v1.8.0). Similarly, the NXP_Support_Package_BMS_V1.2.0 do not include any neccessary files to build and deploy a BMS application. It sole purpose is to help you install MBD Toolbox for BMS v1.2.0. After the MBD Toolbox for S32K3 V1.4.0 and MBD Toolbox for BMS v1.2.0 are installed, the NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.1  and  NXP_Support_Package_BMS_V1.2.0 can be uninstalled, as they are not required anymore. Based on the information available to me, my understanding is that BMS Add-On v1.2.0 is only compatible with NXP Support Package S32K3 v1.4. The MBD Toolbox for BMS v1.2.0 is only compatible with the NXP_Support_Package_BMS_V1.2.0.  The NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.1 can't install the MBD Toolbox for BMS v1.2.0.  Best regards, Sorin Bancila Re: Compatibility of NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.0 with BMS Add-On v1.2.0 Dear Sorin, Thank you for your reply. I have already run the BMS using NXP Support Package S32K3 v1.4 with BMS Add-On v1.2.0. However, my question regarding the compatibility of NXP Support Package S32K3 v1.8 with BMS Add-On v1.2.0 remains unanswered. Based on the information available to me, my understanding is that BMS Add-On v1.2.0 is only compatible with NXP Support Package S32K3 v1.4.  If so, are there any plans to update the BMS Add-On to support version v1.8 in the future? Best regards, Rasoul Re: Compatibility of NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.0 with BMS Add-On v1.2.0 Hello, In order to use the Model Based Design Toolbox for BMS 1.2.0, you must install the Model Based Design Toolbox for S32K3 1.4.0. These toolboxes include the RTD/SDK drivers, tools used in development (gcc, S32 Config Tools) and examples.  These can be downloaded from this page: Model-Based Design Toolbox (MBDT) On the other hand, in the MATLAB Add-on Explorer, you are going to find the NXP_Support_Package_S32K3. This toolbox is solely used to help the user to install the Model Based Design Toolbox for S32K3. The Support Package can be used to install all S32K3 toolbox versions (including 1.4.0, required by the MBD Toolbox for BMS). It does not contain RTD/SDK driver, tools or examples. Note! Each support package we deliver is able to install the toolbox just for one specific platform. For the MBD Toolbox for BMS, you need to install NXP_Support_Package_BMS. To sum up, in order to use the Model Based Design Toolbox for BMS you need to do the following: 1. Install NXP_Support_Package_S32K3. 2. Run the GettingStarted.mlx and install the Model Based Design Toolbox for S32K3 v1.4.0.   3. Install NXP_Support_Package_BMS 4. Run NXP_Support_Package_BMS.m script and follow the steps in the installer. 5. Open the patches folder inside the BMS toolbox and extract the achieve 'NXP_MBDToolbox_S32K3xx_1.4.3_patch.zip'. I recommend you extract the achieve using the File Explorer in MATLAB, as Windows might hit some limitations regarding long paths. 6. Run NXP_MBDToolbox_S32K3xx_patch.m script located in the extracted folder. Best regards, Sorin Bancila
View full article
既にテスト済みで、デバイスでの使用が承認されているコアプロセッサ用のチップを探してください(複数のコアとパーティションをサポートし、画像処理機能を備えていることが望ましい)。 理想的には、画像生成機能を備えているべきである。 マルチコアとマルチパーティション 当該機器は既に耐空証明を取得済みです。 Re: 找一款已经随设备适航过的用于核心处理机的芯片(支持多核多分区,最好有图像处理功能) こんにちは、 複数パーティションを持つマルチコアセントラルプロセッサ、できれば画像プロセッシング能力の要件に基づき、以下のNXPデバイスを評価することをお勧めします。 1. i.MX 8クアッドマックス 製品リンク マルチコア:Cortex-A72 2基、Cortex-A53 4基、Cortex-M4F 2基。 ハードウェアのパーティショニング、仮想化、リソース分離。 統合されたGPU、ビジョン、4K映像機能。 マルチコア、パーティショニング、画像プロセッシングにおいて、全体的に最適なマッチングです。 2. レイヤースケープLS2088A / LS2048A 製品リンク 8基か4基のCortex-A72コア。 ハードウェア仮想化とパーティション強制。 航空宇宙、アビオニクス、高性能プロセッシングに強く適合しています。 画像プロセッシングには外部GPU、FPGA、またはアクセラレータが必要になる可能性が高いです。 3. i.MX 8M Plus 製品リンク 2つか4つのCortex-A53コアとCortex-M7です。 デュアルISP、カメラインターフェース、最大2.3 TOPSのNPU。 画像プロセッシングやAIを優先する場合に最適ですが、その分割機能はあなたのユースケースに合った検証が必要です。 なお、NXPはオートモーティブ認証を提供していますが、航空関連の要件と一部重複していますが、航空認定自体は提供していません。NXPのお客様は航空宇宙アプリケーションでNXP MPUを使用してきました。特定の部品番号、利用可能な技術資料、関連するお客様体験の詳細については、認可されたNXP代理店またはNXP担当者までお問い合わせください。 NXPの法人アカウントや代理店の連絡先がない場合は、会社名、国、プロジェクトの詳細を共有し、適切なチャネルを特定できるようにしてください。
View full article
NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.0とBMS Add-On v1.2.0の互換性 MATLABアドオンマネージャーを確認したところ、NXP_Support_Package_S32K3の最新バージョンは1.8.0であることに気づきました。ただし、NXP_Support_Package_BMS(バージョン1.2.0)は、NXP_Support_Package_S32K3バージョン1.4.0と互換性があります。 NXP_Support_Package_S32K3を最新バージョンにアップグレードすることをお勧めしますか?もしそうなら、NXP_Support_Package_BMSアドオンは互換性がありますか? サンプル・モデル Re: Compatibility of NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.0 with BMS Add-On v1.2.0 こんにちは、 BMSアプリケーションを開発するためには、以下のツールボックスがあります: S32K3用MBD v1.4.0 (NXPのウェブサイトで入手可能)。 NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.1 (MATLABアドオンエクスプローラーで見つかります)。 MBD for BMS v1.2.0 (NXPのウェブサイトに掲載)。 NXP_Support_Package_BMS v1.2.0 (MATLABアドオンエクスプローラーで見つかります)。 S32K3 v1.4.0 の MBD には以下が含まれます。 S32K3 RTDドライバ S32設定ツール S32K3ペリフェラルブロック(ADC、DIO、PWMなど)。 例 BMS v1.2.0 の MBD には以下が含まれます。 BMS SDK BMS固有のブロック。 例 ご覧の通り、これら2つはBMSアプリケーションを開発するために必要なすべてのファイルが含まれています。 NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.1には、BMSアプリケーションの構築および展開に必要なファイルは含まれていません。その唯一の目的は、 S32K3 用の MBD Toolboxの利用可能なすべてのバージョン(v1.0.0 から v1.8.0 まで) のインストールを支援することです。 同様に、 NXP_Support_Package_BMS_V1.2.0 にはBMSアプリケーションの構築および展開に必要なファイルが含まれていません。その唯一の目的は、 MBD Toolbox for BMS v1.2.0 のインストールを支援することです。 MBD Toolbox for S32K3 V1.4.0 および MBD Toolbox for BMS v1.2.0 をインストールした後、 NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.1 および NXP_Support_Package_BMS_V1.2.0 はアン インストール可能です。これらはもはや必要ではないためです。 私の理解では、BMS Add-On v1.2.0はNXP Support Package S32K3 v1.4のみと互換性があるようです。 MBD Toolbox for BMS v1.2.0は、 NXP_Support_Package_BMS_V1.2.0とのみ互換性があります。 NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.1ではBMS v1.2.0用のMBD Toolbox。 敬具 ソリン・バンチラ Re: Compatibility of NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.0 with BMS Add-On v1.2.0 ソリン様、 ご返信よろしくお願いします。 私はすでにNXPサポートパッケージS32K3 v1.4とBMS Add-On v1.2.0を使ってBMSを動かしています。 しかし、NXPサポートパッケージS32K3 v1.8とBMS Add-On v1.2.0の互換性については、まだ答えが出ていません。 私の理解では、BMS Add-On v1.2.0はNXP Support Package S32K3 v1.4のみと互換性があるようです。 もしSOなら、FUTUREにBMSアドオンをバージョンv1.8にサポートする予定はありますか? よろしくお願いします、 ラソウル Re: Compatibility of NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.0 with BMS Add-On v1.2.0 こんにちは、 BMS 1.2.0のモデルベースデザインツールボックスを使用するには、S32K3 1.4.0用のモデルベースデザインツールボックスをインストールする必要があります。これらのツールボックスには、RTD/SDKドライバ、開発で使用されるツール(gcc、S32設定ツール)、および例が含まれます。これらはこのページからダウンロードできます:モデルベース設計ツールボックス(MBDT) 一方、MATLABアドオンエクスプローラーではNXP_Support_Package_S32K3が見つかります。 このツールボックスは、S32K3のモデルベースデザインツールボックスをユーザーがインストールするのを支援するためのみ使用されます。サポートパッケージは、すべての S32K3 ツールボックスバージョン(1.4.0を含む)をインストールするために使用できます。MBDツールボックスのBMSで必要とされる。RTD/SDKのドライバ、ツール、サンプルは含まれていません。 注記!提供する各サポートパッケージは、特定のプラットフォーム向けにツールボックスをインストールできます。BMS用のMBDツールボックスにはNXP_Support_Package_BMSをインストールする必要があります 。 まとめると、BMSのモデルベースデザインツールボックスを使用するには以下のことが必要です。 1. NXP_Support_Package_S32K3を設置 する。 2. GettingStarted.mlx を実行し、S32K3 v1.4.0向けモデルベースデザインツールボックス。   3. NXP_Support_Package_BMSをインストールします。 4. NXP_Support_Package_BMS.mスクリプトを実行し、インストーラーの手順に従ってください。 5. BMSツールボックス内のpatchesフォルダを開き、「NXP_MBDToolbox_S32K3xx_1.4.3_patch.zip」を解凍します。Windowsでは長いパスに関する制限が発生する可能性があるため、MATLABのファイルエクスプローラを使用して解凍することをお勧めします。 6. 解凍したフォルダにあるNXP_MBDToolbox_S32K3xx_patch.mスクリプトを実行します。 よろしくお願いします、 ソリン・バンシラ
View full article
[I.MX95] LVDS1 + MIPI-DSI の有効化に失敗しました こんにちは、NXPの技術サポートの皆さん、 私のi.mx95のエンビューはlf-6.18.yです。 私はDSI用にpixel_interleaver ch0を、LVDSポート1用にch1を使用しています。 デバイスツリーでLVDS1とMIPI-DSIを同時に有効にすると、MIPI-DSIが動作しないという問題が発生しました。modetestを使って情報を確認しましたが、DSIに関する情報は何も表示されませんでした。 しかし、pixel_interleaver channel@1 を無効にすれば、DSI は問題ないはずだった。DSIとシングルポートLVDSを有効にするには、デバイスツリーをどのように構成すればよいですか?CANの例を教えてもらえますか? 添付ファイルは私のdtsoファイルですが、あなたのウェブページでは.dtsoという拡張子のファイルをアップロードできないため、ファイル名を変更しました。 前もって感謝します。 Re: [I.MX95] Failed to enable LVDS1 + MIPI-DSI こんにちは、 以下のパッチをお試しください。 https://community.nxp.com/t5/Multi-Source-Translation-Content/2046000-en-US/ta-p/2411639 MIPI-DSIに加えて2つのLVDS出力を有効にするため、LVDS1のみを有効にするのは有効なサブセットです。 Re: [I.MX95] Failed to enable LVDS1 + MIPI-DSI すみません、私の間違いでした。何も変更する必要はありませんが、少し変な感じで、lvdsとmipiドライバーの両方をインストールしなければ、modetestでデバイスの情報が見られます。 もし1つだけインストールすると、何も見えません。 申し訳ありませんが、他の問題に取り組んでいたため、まだパッチを試していません。
View full article
MCXN947VKLT 包装规格 我在恩智浦的网站上找不到MCXN947VKLT的封装规格。 我可以在哪里找到这份文件? 谢谢! MCX N Re: MCXN947VKLT packing spec MCXN947VKLT的包装详情如下: 包装类型:托盘 托盘类型:可烘烤型,干包装多件装 最小包装数量:90 件 最低订购量:450件 封装:HLQFP100,100个引脚,引脚间距0.5 mm,封装尺寸14 × 14 × 1.5 mm 如果您正在寻找托盘图纸/规格及尺寸信息,请注意,此信息不公开,需要通过提交支持工单进行申请: https://support.nxp.com/s/? language=en_US 谢谢。 Re: MCXN947VKLT packing spec 感谢您的回复。我会通过工单跟进。
View full article
S32K358 FAST STANDBY Hello, I would like to test Fast Standby on the S32K358. I created an IP-layer demo in S32DS where the program enters Fast Standby 5 seconds after startup and is woken up by RTC-API after 3 seconds. This works without any issues. Then I referred to this project and configured an EB project to create an MCAL-layer demo, but it failed. After 3 seconds in Fast Standby, the current increased, which suggests the device woke up, but it never entered the main function. After attaching with PE Micro, the error messages are as follows: Interrupt command received. Halting execution. UsageFault: An instruction executed with an invalid EPSR.T or EPSR.IT field. BusFault: An imprecise (asynchronous) data access error has occurred. HardFault: A fault has been escalated to a hard fault. The vector table after wake-up is shown below: 1.png The PC register is 0x0. Checking the stack contents, I can see that FastWkup_EntryAddress was entered, and the HardFault occurs after jumping to the Reset_Handler. 2.png 3.png 4.png If I add a while(1) loop in FastWkup_EntryAddress, the HardFault still occurs. 5.png If I enter standby mode, it word. In the project, PMIC_PGOOD_HNDSHK_BYP is enabled. Since the board does not have an external crystal oscillator, FIRC is used as the core clock. S32K358 RTD6.0.0 S32DS3.6.3 EB29.0 BR, Jason Re: S32K358 FAST STANDBY Hello @Jason07, On Fast Standby wakeup, the sBAF sets VTOR to your custom vector table address. However, your vector table only defines three entries: Initial SP, Reset Handler (FastWkup_EntryAddress), NMI Handler. So the HardFault vector is missing. When any fault occurs, the CPU fetches the not defined HardFault handler address, which could explain the observed PC value. To debug this further, please add a proper HardFault handler to the vector table. Once those are in place, the handler will be invoked instead of crashing to 0x0, giving you access to the stacked PC, LR, and the Configurable Fault Status Register (CFSR/BFAR) of the original fault. Thank you, BR, Daniel Re: S32K358 FAST STANDBY Hi @danielmartynek I'm sorry for the late reply. I followed your suggestion and added `NMI_Handler` and `HardFault_Handler`. After re-debugging, I found that after wake up the code enters `NMI_Handler`. Checking the FCCU `NCF_S0` register, it shows ECC errors. Also, the `PRAM1_ECC_ERR` bit in the `DCMROD3` register is set. The error occurs after jumping to `Reset_Handler`. Imprecise data bus error. BR, Jason Re: S32K358 FAST STANDBY Hi @Jason07, What do you see in the ERM register? Can you show the stack frame in the memory view, and check the stacked PC address in the disassembly? Thank you Re: S32K358 FAST STANDBY Hi @danielmartynek The ERM registers are as follows. EAR17, EAR18, and EAR19 of ERM0 are 0x30003. I don't know what address this is.  The PC and SP values are as follows. After wake-up, the initial stack address is 0x20480000.  The stack appears to contain two addresses: 0x402448 and 0x4032a5.  The corresponding disassembly code is as follows.  After wake up, it enters the `FastWkup_EntryAddress` function, then jumps to `Reset_Handler`. Only a few lines of code have been run, it jumps to `NMI_Handler`. BR, Jason Re: S32K358 FAST STANDBY Hi Jason, Interestingly, the ERM registers do not provide any indication of an uncorrectable fault. No uncorrectable error is reported by the ERM. The fault occurs before the jump in the fast wake-up routine. Although the stacked PC points to address 0x4032A4, the fault is imprecise, meaning the exception stacking occurs later. Therefore, the root cause occurred earlier in the execution flow. Does the routine access any data located in SRAM_1? In any case, I suspect there may be an issue with the placement of the fast wake-up routine and the vector table. They should be located in Standby SRAM, which is in SRAM_0. Please refer to the attached presentation for more details. Regards, Daniel
View full article