MATLABアドオンマネージャーを確認したところ、NXP_Support_Package_S32K3の最新バージョンは1.8.0であることに気づきました。ただし、NXP_Support_Package_BMS(バージョン1.2.0)は、NXP_Support_Package_S32K3バージョン1.4.0と互換性があります。
NXP_Support_Package_S32K3を最新バージョンにアップグレードすることをお勧めしますか?もしそうなら、NXP_Support_Package_BMSアドオンは互換性がありますか?
こんにちは、
BMSアプリケーションを開発するためには、以下のツールボックスがあります:
S32K3 v1.4.0 の MBD には以下が含まれます。
BMS v1.2.0 の MBD には以下が含まれます。
ご覧の通り、これら2つはBMSアプリケーションを開発するために必要なすべてのファイルが含まれています。
NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.1には、BMSアプリケーションの構築および展開に必要なファイルは含まれていません。その唯一の目的は、 S32K3 用の MBD Toolboxの利用可能なすべてのバージョン(v1.0.0 から v1.8.0 まで) のインストールを支援することです。
同様に、 NXP_Support_Package_BMS_V1.2.0 にはBMSアプリケーションの構築および展開に必要なファイルが含まれていません。その唯一の目的は、 MBD Toolbox for BMS v1.2.0 のインストールを支援することです。
MBD Toolbox for S32K3 V1.4.0 および MBD Toolbox for BMS v1.2.0 をインストールした後、 NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.1 および NXP_Support_Package_BMS_V1.2.0 はアン インストール可能です。これらはもはや必要ではないためです。
私の理解では、BMS Add-On v1.2.0はNXP Support Package S32K3 v1.4のみと互換性があるようです。
MBD Toolbox for BMS v1.2.0は、 NXP_Support_Package_BMS_V1.2.0とのみ互換性があります。
NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.1ではBMS v1.2.0用のMBD Toolbox。
敬具
ソリン・バンチラ
ソリン様、
ご返信よろしくお願いします。
私はすでにNXPサポートパッケージS32K3 v1.4とBMS Add-On v1.2.0を使ってBMSを動かしています。
しかし、NXPサポートパッケージS32K3 v1.8とBMS Add-On v1.2.0の互換性については、まだ答えが出ていません。
私の理解では、BMS Add-On v1.2.0はNXP Support Package S32K3 v1.4のみと互換性があるようです。
もしSOなら、FUTUREにBMSアドオンをバージョンv1.8にサポートする予定はありますか?
よろしくお願いします、
ラソウル
こんにちは、
BMS 1.2.0のモデルベースデザインツールボックスを使用するには、S32K3 1.4.0用のモデルベースデザインツールボックスをインストールする必要があります。これらのツールボックスには、RTD/SDKドライバ、開発で使用されるツール(gcc、S32設定ツール)、および例が含まれます。これらはこのページからダウンロードできます:モデルベース設計ツールボックス(MBDT)
一方、MATLABアドオンエクスプローラーではNXP_Support_Package_S32K3が見つかります。 このツールボックスは、S32K3のモデルベースデザインツールボックスをユーザーがインストールするのを支援するためのみ使用されます。サポートパッケージは、すべての S32K3 ツールボックスバージョン(1.4.0を含む)をインストールするために使用できます。MBDツールボックスのBMSで必要とされる。RTD/SDKのドライバ、ツール、サンプルは含まれていません。
注記!提供する各サポートパッケージは、特定のプラットフォーム向けにツールボックスをインストールできます。BMS用のMBDツールボックスにはNXP_Support_Package_BMSをインストールする必要があります 。
まとめると、BMSのモデルベースデザインツールボックスを使用するには以下のことが必要です。
1. NXP_Support_Package_S32K3を設置 する。
2. GettingStarted.mlx を実行し、S32K3 v1.4.0向けモデルベースデザインツールボックス。
3. NXP_Support_Package_BMSをインストールします。
4. NXP_Support_Package_BMS.mスクリプトを実行し、インストーラーの手順に従ってください。
5. BMSツールボックス内のpatchesフォルダを開き、「NXP_MBDToolbox_S32K3xx_1.4.3_patch.zip」を解凍します。Windowsでは長いパスに関する制限が発生する可能性があるため、MATLABのファイルエクスプローラを使用して解凍することをお勧めします。
6. 解凍したフォルダにあるNXP_MBDToolbox_S32K3xx_patch.mスクリプトを実行します。
よろしくお願いします、
ソリン・バンシラ