2420392_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2420392_ja-JP

2420392_ja-JP

既にテスト済みで、デバイスでの使用が承認されているコアプロセッサ用のチップを探してください(複数のコアとパーティションをサポートし、画像処理機能を備えていることが望ましい)。
  • 理想的には、画像生成機能を備えているべきである。
  • マルチコアとマルチパーティション
  • 当該機器は既に耐空証明を取得済みです。
Re: 找一款已经随设备适航过的用于核心处理机的芯片(支持多核多分区,最好有图像处理功能)

こんにちは、

複数パーティションを持つマルチコアセントラルプロセッサ、できれば画像プロセッシング能力の要件に基づき、以下のNXPデバイスを評価することをお勧めします。

1. i.MX 8クアッドマックス
製品リンク

  • マルチコア:Cortex-A72 2基、Cortex-A53 4基、Cortex-M4F 2基。

  • ハードウェアのパーティショニング、仮想化、リソース分離。

  • 統合されたGPU、ビジョン、4K映像機能。

  • マルチコア、パーティショニング、画像プロセッシングにおいて、全体的に最適なマッチングです。

2. レイヤースケープLS2088A / LS2048A
製品リンク

  • 8基か4基のCortex-A72コア。

  • ハードウェア仮想化とパーティション強制。

  • 航空宇宙、アビオニクス、高性能プロセッシングに強く適合しています。

  • 画像プロセッシングには外部GPU、FPGA、またはアクセラレータが必要になる可能性が高いです。

3. i.MX 8M Plus
製品リンク

  • 2つか4つのCortex-A53コアとCortex-M7です。

  • デュアルISP、カメラインターフェース、最大2.3 TOPSのNPU。

  • 画像プロセッシングやAIを優先する場合に最適ですが、その分割機能はあなたのユースケースに合った検証が必要です。

なお、NXPはオートモーティブ認証を提供していますが、航空関連の要件と一部重複していますが、航空認定自体は提供していません。NXPのお客様は航空宇宙アプリケーションでNXP MPUを使用してきました。特定の部品番号、利用可能な技術資料、関連するお客様体験の詳細については、認可されたNXP代理店またはNXP担当者までお問い合わせください。

NXPの法人アカウントや代理店の連絡先がない場合は、会社名、国、プロジェクトの詳細を共有し、適切なチャネルを特定できるようにしてください。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
5 hours ago
Updated by: