Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
MR-VMU-TROPIC GitHub 仓库的许可和开源状态 你好,   我正在查看 MR-VMU-TROPIC FMU 底板。GitBook 上的文档明确指出:“它们都是开源设计,您可以随意复制和重新创建。”   然而,尽管官方 GitHub 仓库中也将其描述为“开源 FMU 底板”,但目前却缺少 LICENSE 文件,这使得安全地使用或修改设计文件变得困难。   我注意到代码库最近有更新。团队能否将标准开源许可证文件(例如TropicCommunityVMU上使用的 BSD-3-Clause 许可证)添加到 GitHub 存储库中?   谢谢!   Re: Licensing and open-source status for MR-VMU-TROPIC GitHub repository 感谢您指出这个问题。我会内部处理此事。
查看全文
Licensing and open-source status for MR-VMU-TROPIC GitHub repository Hello,   I am having a look at the MR-VMU-TROPIC FMU base board. The documentation on GitBook explicitly states: "They are both opensource designs and may be copied and recreated as you wish."   However, the official GitHub repository currently lacks a LICENSE file, despite being described as an "Open-Source FMU base board" also there, which makes it difficult to use or adapt the design files safely.   I noticed there have been recent updates in the repository. Could the team add a standard open-source license file (such as the BSD-3-Clause license used on the TropicCommunityVMU) to the GitHub repository?   Thank you!   Re: Licensing and open-source status for MR-VMU-TROPIC GitHub repository Thank you for highlighting that issue. I will adress that internally.
查看全文
MCF51JE256の代替製品 以下の要件を満たすMCUチップについて、ご提案をお願いしたいです。32ビットデータバス/転送、プログラムメモリ空間1MByte以上、少なくとも1つのI2Cバスコントローラと統合、少なくとも2つのSPIバスコントローラと統合、6つ以上のA/Dアナログからデジタルへの変換チャネル、少なくとも3×3マトリックスキーボードコントローラと統合、少なくとも2つのタイマーと統合、TOD(時間割り込み)タイマー割り込みおよびその他の外部割り込みと統合、USBインターフェースコントローラと統合。以上です。ご協力ありがとうございます。現在のチップであるMCF51JE256の機能を置き換えられるチップを見つけたいと考えています。もしよければ、これらの要件に合う特定のMCUのおすすめを探す手助けもできます。 アナログ(ADC|CMP|DAC|オペアンプ) オーディオ(PDM |I2S |SAI) 通信・制御(I3C |I2C |SPI |FlexCAN |イーサネット |FlexIO) Re: a replacement product for MCF51JE256 こんにちは@ly_12_31 MCXAやMCXNシリーズを検討することをおすすめします。これらはNXPの最新のメインストリームMCUファミリであり、新しいデザインのプロモーションも積極的に行っています。 これらのデバイスは専用の3×3マトリックスキーボードコントローラを除き、すべての要件を満たします。しかし、この機能はソフトウェア内のGPIOを用いて実装可能です。 MCX A13 A14x MCX A15x Arm Cortex-M33 - 低消費電力かつインテリジェントなペリフェラル | NXP Semiconductors MCX N94、N54、N53、N52、N24 MCU |NXPセミコンダクターズ  よろしくお願いします。 BR アリス
查看全文
i.MX95 - UUUツールのフラッシュが時々失敗する 専門家の皆様へ 私はi.MX95 EVKを使用しており、imx-bootと(カーネル+ルートファイルシステム)をemmcにフラッシュしています。フラッシュ書き込みには、UUUスクリプトのemmc_allオプションを使用しました。 時々、そのオプションを使ったフラッシュ書き込みで失敗する現象が見られました。以下に、エラー発生時のコードスニペットを示します。 0x200000002:13-294A7876CE324A4D>Okay (0.403s) 2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd if env exists emmc_ack; then ; else setenv emmc_ack 0; fi; 2:13-294A7876CE324A4D>Okay (0.008s) 2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd sleep 1 2:13-294A7876CE324A4D>Okay (1.007s) 2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd mmc partconf ${emmc_dev} ${emmc_ack} 1 0 2:13-294A7876CE324A4D>Fail (0.187s) 同様の不具合を経験された方がいらっしゃいましたら、また、この問題を軽減するための解決策をご存知でしたら、ぜひお知らせください。 よろしくお願いいたします! BR、 アルン・クマール Re: i.MX95 - UUU tool flashing fails occasionally こんにちは、 使っているコマンドの全文を共有してもらえますか?また、FRDMボードのEVKやBSP版、UUU版でテストしている場合も教えてください。 よろしくお願いいたします。
查看全文
安全なログインを作成する 母のためにウェブサイトを作成していて、今はユーザーの登録用のログイン部分を作成しようとしているのですが、パスワードの入力とデータベースに送るデータを保護しなければならないときに問題が起きています。何か助けてください。
查看全文
i.MX8 PCIe RC PERSTの外部プルダウン設計に関する技術的問い合わせ 背景: 現在、PERST#はi.MX8の通常のGPIOによって制御されており、外部プルアップ抵抗やプルダウン抵抗は追加されていません。電源投入時のブートROM/SPLステージでは、GPIO PADは初期化されず、高インピーダンスのフローティング状態のままです。ノイズの多い環境では、ピンレベルがトグルし、PCIeエンドポイントデバイスの異常リセットが発生してリンクが確立されません。フローティングノイズを除去するために外部抵抗を追加することを計画しており、2つの案を作成しました。NXPの公式見解を伺いたいと考えています。 スキーム1:プルアップ抵抗を3.3Vに接続する ブートローダーがGPIOを設定する前は、PADは高インピーダンス状態にあります。PERST#は連続的にハイに引き出され、リセットは早期に解除されるため、PCIe CEM仕様のTPV_PERSTのタイミング要件を満たせません(PERST#は電源が安定した後、少なくとも100msはアサート状態を保たなければなりません)。これにより電源オンの信頼性が低下しますか?NXPはこの方式を承認していますか? スキーム2:プルダウン抵抗をGNDに接続する ブート段階ではPERST#は低く保たれ、電源オン時のリセットタイミング要件を満たすことができます。しかし、通常システム動作中にプルダウン抵抗と外部ノイズの組み合わせでPERST#が予期せず低く引き込まれ、予期せぬデバイスリセットを引き起こす懸念があります。このリスクは現実的なのでしょうか?NXPはどのくらいの抵抗値を推奨していますか? 重要な質問: 公式に推奨されているシナリオ、つまりi.MX8 GPIOがPERST#を制御する場合、NXPは外部プルダウン抵抗の追加を許可していますか、それとも外部プルアップ/プルダウン抵抗を明示的に禁止していますか?PERST#を生成するためにPORハードウェア遅延回路を使用することは推奨されますか? ご返信をお待ちしております。ありがとう!      
查看全文
如何刷写 P89C52X2BN MCU? 大家好, 我需要对两个旧的MCU进行编程:P89C52X2BN和P89C52RD2。 据我了解,P89C52RD2 支持通过串口进行 ISP 通信。但是不知道如何激活 ISP/IAP 协议? P89C52X2BN芯片该如何刷机?它需要并行程序员吗?如果需要,请说明协议以及如何激活闪光灯模式? 我主要想找到这两款芯片(特别是 X2BN)的官方编程文档,以便参考正确的闪存编程接口和时序。如果您有数据手册中的编程部分或相关链接,请分享。 谢谢! Re: How to Flash P89C52X2BN MCU? Hello 由此给您带来的不便,我深表歉意。P89C52 系列产品已停产,因此不再提供支持,有关该系列产品的信息也已不再提供。 如果这对您有用,以下是 89C51 的相关信息;重要提示:我无法确认或测试这些信息是否适用于 89C52。 89C51Rx+/Rx2/66x 微控制器的在线编程和应用内编程 顺祝商祺!
查看全文
Fit Data Hello, where can I find the NX5P3090? Could you please send me the FIT data? Thank you.
查看全文
TED-Kit 2(OM6716)GUIソフトウェアダウンロード手順の要請 親愛なるNXPサポートチームへ、 私はjwヒョンです。 お客様にお渡しできるように、GUIソフトウェアパッケージのダウンロード方法について教えていただけますか? お手数ですが、登録/ダウンロードの手順について、できるだけ早くご教示いただければ幸いです。 サポートにあらかじめ感謝いたします。
查看全文
Technical Inquiry External Pull--down Design for i.MX8 PCIe RC PERST Background: Currently, PERST# is controlled by a normal GPIO of the i.MX8, and no external pull-up or pull-down resistor has been added. During power-on startup, in the Boot ROM/SPL stage, the GPIO PAD is uninitialized and remains in a high-impedance floating state. In a noisy environment, the pin level toggles, causing abnormal reset of the PCIe endpoint device and preventing the link from being established. We now plan to add external resistors to eliminate floating noise, and have drafted two schemes; we would like to obtain NXP's official opinion. Scheme 1: Connect a pull-up resistor to 3.3V Before the bootloader configures the GPIO, the PAD is in a high-impedance state; PERST# is pulled high continuously, and the reset is released early, so it cannot meet the timing requirement of TPV_PERST in the PCIe CEM specification (PERST# must remain asserted for at least 100 ms after power is stable). Will this cause unreliable power-on? Does NXP approve this scheme? Scheme 2: Connect a pull-down resistor to GND During the boot stage, PERST# remains low, which can meet the power-on reset timing requirement. However, the concern is that during normal system operation, the pull-down resistor in combination with external noise may unexpectedly pull PERST# low, triggering an unexpected device reset. Is this risk real? What resistor value does NXP recommend? Key Questions: In the officially recommended scenario where an i.MX8 GPIO controls PERST#, does NXP allow adding an external pull-down resistor, or does it explicitly prohibit external pull-up/pull-down resistors? Is it recommended to use a POR hardware delay circuit to generate PERST#? We look forward to your reply. Thank you!      
查看全文
a replacement product for MCF51JE256 I would like to ask for your recommendation on an MCU chip that meets the following requirements: 32-bit data bus/transfer Program memory space of 1 MByte or larger Integrated with at least one I2C bus controller Integrated with at least two SPI bus controllers At least six or more A/D analog-to-digital conversion channels Integrated with at least a 3×3 matrix keyboard controller Integrated with at least two or more timers Integrated with TOD (Time-of-Day) timer interrupts and other external interrupts Integrated with a USB interface controller That is all — thank you for your help. We hope to find a chip that can replace the functionality of the MCF51JE256, which is our current chip. If you'd like, I can also help you search for specific MCU recommendations that match these requirements. Analog(ADC|CMP|DAC|OpAmps) Audio(PDM | I2S | SAI) Communication & Control(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | Ethernet | FlexIO) Re: a replacement product for MCF51JE256 Hello @ly_12_31  I recommend considering the MCXA or MCXN series, as they are NXP's latest mainstream MCU families and are actively promoted for new designs. These devices can meet all of your requirements except for the dedicated 3×3 matrix keyboard controller. However, this functionality can be implemented using GPIOs in software. MCX A13 A14x MCX A15x Arm Cortex-M33- Low Power and Intelligent Peripherals | NXP Semiconductors MCX N94, N54, N53, N52 and N24 MCUs | NXP Semiconductors  Thank you. BR Alice
查看全文
我不确定这个位的具体含义 屏幕截图_14-9-2026_20244_.jpeg屏幕截图_14-9-2026_20244_.jpeg 对于Authentication Status(AUTHSTTS)寄存器,bit0位置一的含义是已经进入挑战模式了吗,还是说明挑战值准备完成,我对这点非常困惑,有谁能帮我解答一下吗,非常感谢! 屏幕截图_14-9-2026_202943_.jpeg屏幕截图_14-9-2026_202943_.jpeg Re: 我不确定这个位的具体含义 嗨,Vane 如果芯片未启用挑战模式,AUTHSTTS 的第 0 位是否仍设置为 1? Re: 我不确定这个位的具体含义 你好@TakanashiLika AUTHSTTS[CHALRDY] 是一个只读状态位,指示挑战何时准备就绪。调试器应等待 CHALRDY 被置位后再读取 KEYCHALn 寄存器中的挑战信息。 BR,VaneB 回复: 我不确定这个位的具体含义 芯片是S32K314
查看全文
创建安全登录 我正在为我妈妈创建一个网站,现在我正在尝试创建用户注册的登录部分,但在确保密码输入和要发送到数据库的数据受到保护方面遇到了一些问题,请问有什么办法吗?
查看全文
i.MX95 - UUU 工具刷写偶尔会失败 各位专家: 我正在使用 i.MX95 EVK,并将 imx-启动 和(内核 + 根文件系统)刷入 emmc。我在UUU脚本中使用了emmc_all选项进行刷写。 有时,我发现使用此选项进行刷机时会出现失败。以下是失败代码片段。 0x200000002:13-294A7876CE324A4D>Okay (0.403s) 2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd if env exists emmc_ack; then ; else setenv emmc_ack 0; fi; 2:13-294A7876CE324A4D>Okay (0.008s) 2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd sleep 1 2:13-294A7876CE324A4D>Okay (1.007s) 2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd mmc partconf ${emmc_dev} ${emmc_ack} 1 0 2:13-294A7876CE324A4D>Fail (0.187s) 请问是否有人遇到过类似的故障,以及是否有解决办法可以缓解这个问题? 提前感谢! BR, 阿伦·库马尔 Re: i.MX95 - UUU tool flashing fails occasionally 你好, 请问您能否分享一下您使用的完整命令?另外,请告知您测试时使用的是 EVK 还是 FRDM 开发板,以及 BSP 版本和 UUU 版本。 问候。
查看全文
Create a secure login I'm creating a website for my mom, and now I'm trying to create the login part for the user's registration, but I have some problems when I have to make sure that the input of the password and the data to be sent to the database should be protected, some help?
查看全文
i.MX95 - UUU tool flashing fails occasionally Dear Experts, I am using i.MX95 EVK and flashing the imx-boot and the (kernel + rootfs) in emmc. I used emmc_all option in UUU script for flashing. Sometimes, I observed failures in flashing with that option. Please find below the failure snippets 0x200000002:13-294A7876CE324A4D>Okay (0.403s) 2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd if env exists emmc_ack; then ; else setenv emmc_ack 0; fi; 2:13-294A7876CE324A4D>Okay (0.008s) 2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd sleep 1 2:13-294A7876CE324A4D>Okay (1.007s) 2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd mmc partconf ${emmc_dev} ${emmc_ack} 1 0 2:13-294A7876CE324A4D>Fail (0.187s) Please let me know if anyone has faced similar failures and if there are solutions available to mitigate this problem Thanks in Advance ! BR, Arun Kumar Re: i.MX95 - UUU tool flashing fails occasionally Hello,  Can you please share the complete command you are using?, also let me know if you are testing with an EVK of FRDM board and the BSP version and UUU version. Regards.  
查看全文
この役職が具体的に何を意味するのか、よく分かりません。 屏幕截图_14-9-2026_20244_.jpegScreenshot_14-9-2026_20244_.jpeg 認証ステータス(AUTHSTTS)レジスタのビット0が何を意味するのか、とても混乱しています。チャレンジモードに入ったということでしょうか、それともチャレンジ値が準備できたということでしょうか?どなたかご説明いただけないでしょうか?よろしくお願いいたします! 屏幕截图_14-9-2026_202943_.jpegScreenshot_14-9-2026_202943_.jpeg Re: 我不确定这个位的具体含义 こんにちは、ベイン チップがチャレンジモードを有効にしていない場合でも、AUTHSTTSのビット0は1に設定されますか? Re: 我不确定这个位的具体含义 こんにちは、 @TakanashiLika さん AUTHSTTS[CHALRDY]は、チャレンジの準備が完了したことを示す読み取り専用のステータスビットです。デバッガは、KEYCHALnレジスタ内のチャレンジを読み取る前に、CHALRDYがアサートされるまで待機する必要があります。 BR、VaneB 回复: 我不确定这个位的具体含义 チップはS32K314です。
查看全文
TED-Kit 2 (OM6716) GUI 软件下载说明申请 尊敬的恩智浦技术支持团队: 我是jwHyun, 请问能否提供下载图形用户界面软件包的说明,以便我们将其提供给我们的客户? 请您在方便的时候尽快指导我们完成注册/下载流程。 感谢您提前给予的支持。
查看全文
FRDM I.mx93 desing files for altium HI, I am starting to develop a solution using i.mx93 and i wanted to see the hardware layout and schematics of the development board. I don´t have a cadence license, but i heard i could import it to altium if i had some specific files that cadence can generate... Could someone please provide the Allegro ASCII (.alg) file for LAY-94611.brd (FRDM-i.MX93 PCB) along with the OrCAD Capture schematic (.DSN) file? thanks in advance
查看全文
LX2160A - SerDes 通道编号 您好, 我注意到 LX2160A 参考手册中关于 SerDes 1 通道编号存在不一致之处。 在第 26.1.4 节中(SerDes 选项),使用字母时,SerDes 1 通道的编号是相反的:通道 H = 0 -> 通道 A = 7。 fdekeers_0-1789391391196.pngfdekeers_0-1789391391196.png 在第 26.4.1.19 节(SerDes Lane m RX 通用控制寄存器 1 (LNARGCR1 - LNHRGCR1)),文本说明字母编号递增:Lane A = 0 -> Lane H = 7。 fdekeers_1-1789391514092.pngfdekeers_1-1789391514092.png 我希望配置通用控制寄存器 1 中的寄存器 EXT_REC_CLK_SEL,而正确通道的地址偏移量取决于此编号。请问哪个是正确的? 顺祝商祺! Re: LX2160A - SerDes lanes numbering 你好, 两部分内容均正确——它们使用了两种不同(但一致)的索引规则。 表面上的矛盾可以通过理解这两个部分使用了不同的“变量”来解决: 第 26.1.4 节— 协议表中的泳道编号(H=0 … A=7) 具体来说,对于 SerDes 1 ,RM 从物理层的角度分配通道号: 信 通道号(协议表) H 0 G 1 F 2 E 3 D 4 C 5 B 6 A 7     这是有意为之,并且如文档所述,是正确的。NXP TS 在之前的案例中明确证实了这一点: “SerDes1 的通道字母顺序相反。” 这当有人对 LS1046A 提出类似问题时,也证实了同样的方案适用于 LX2160A。 AN13022 应用笔记也使用了相同的 H/0 … A/7 列标题。 第 26.4.1.19 节— 将后缀字母注册为地址索引(A=0 … H=7) 偏移公式 848h + (a × 100h) 使用 a 作为寄存器名称字母索引,其中 A=0,B=1,… H=7: 寄存器名称 a (字母索引) 偏移量 LN A RGCR1 0 0x848 LN B RGCR1 1 0x948 LN E RGCR1 4 0xC48 LN F RGCR1 5 0xD48 LN H RGCR1 7 0xF48       AN13022 也证实了这一点,其中明确列出了: “LNmRGCR1(A 车道偏移量为 0x0848,B 车道偏移量为 0x0948,E 车道偏移量为 0x0C48,F 车道偏移量为 0x0D48)” — 完全符合 A=0…H=7 字母索引公式。 如何为正确的通道配置 EXT_REC_CLK_SEL 根据 SerDes 1 协议表(第 26.1.4 节)确定您的通道字母,其中第一个物理车道标记为H (车道 0)。 使用以该字母命名的寄存器——例如,H 车道使用 LNHRGCR1 ,A 车道使用 LNARGCR1 。 使用 848h + (letter_index × 100h) 计算地址偏移量 ,其中 A=0,B=1,…,H=7。 例如,要在 H 通道(SerDes 1 的第一个通道,协议表中的通道编号为 0)上配置 EXT_REC_CLK_SEL : 注册号: LNHRGCR1 偏移量: 848h + 7 × 100h = 0xF48 此致
查看全文