Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
LPC55S28 CASPER ECC Multiply Execution Time I am trying to figure out if the below code is expected to execute within the time I'm measuring or if I have something set up wrong and it's making it very slow. This code is part of a function that generates a Public Key from given private key using kCASPER_ECC_P256. The below code uses a GPIO toggle to measure execution time. Between the Set and Clear GPIO calls, it takes 337mS. Which seems slow for hardware accelerated math for this operation. Is this expected? My MCU has a core clock of 148MHz. Is there a way to choose the clock source for the CASPER engine to speed this up? /* Base Generator Point G(x, y) for secp256r1 in 32-bit Little-Endian word arrays */ static const uint32_t G_x_le[8] = { 0xD898C296, 0xF4A13945, 0x2DEB33A0, 0x77037D81, 0x63A440F2, 0xF8BCE6E5, 0xE12C4247, 0x6B17D1F2 }; static const uint32_t G_y_le[8] = { 0x37BF51F5, 0xCBB64068, 0x6B315ECE, 0x2BCE3357, 0x7C0F9E16, 0x8EE7EB4A, 0xFE1A7F9B, 0x4FE342E2 }; uint32_t scalar_le[8]; uint32_t Q_x_le[8]; uint32_t Q_y_le[8]; /* Copy Big-Endian private scalar and convert to Little-Endian for CASPER */ memcpy(scalar_le, key_buffer, 32); swap_endian_32((uint8_t *)scalar_le); /* 1. Initialize CASPER coprocessor */ CASPER_Init(CASPER); CASPER_ecc_init(kCASPER_ECC_P256); HW_DB_PinSet(); /* 2. Compute Q = d * G using CASPER hardware */ CASPER_ECC_SECP256R1_Mul( CASPER, Q_x_le, Q_y_le, G_x_le, G_y_le, scalar_le ); HW_DB_PinClear(); 回复: LPC55S28 CASPER ECC Multiply Execution Time Hi @guitardenver  We measured the same operation using the MCUXpresso SDK CASPER example on an LPC55S28 EVK running at 150 MHz. A single call to CASPER_ECC_SECP256R1_Mul() required approximately 24.1 million CPU cycles, corresponding to about 160 ms execution time. Based on this result, the measured 337 ms in your application does not appear unreasonable, especially if additional key formatting, data conversion, initialization, or debug-build overhead is included. CASPER does not provide a separate user-configurable clock source. The execution time is primarily determined by the ECC software implementation that utilizes the CASPER accelerator. BR Harry
記事全体を表示
S32 设计工作室平台 + SW32G2 + RTD 版本选择 我参考了《S32G-VNP-RDB2 软件启用指南》,建议的软件版本为 SW32G2_S32DS_3.4.0_D2012.zip + S32DS.3.4_b201217_win32.x86_64.exe + 实时驱动程序 S32_RTD_4.4_1.0.0_HF01_D2102_DS_Updatesite.zip。 但我实际下载的是 S32DS.3.4_b201217_win32.x86_64.exe +SW32G2_S32DS_3.4.1_D2104.zip +SW32G_RTD_4.4_3.0.2_HF01_DS_updatesite_D2204.zip。 当我尝试添加新的 RGB LED 灯并打开外设工具时,它会显示“外设:[SDK] 更新代码失败 - 代码生成失败”。我不确定不同的软件版本组合是否会导致这些错误。 Re: S32 Design Studio Platform + SW32G2 + RTD version selection 你好, guang1994 我会内部回复你。 BR 乔伊
記事全体を表示
S32K358 about Cache operation 我在S32DS 中编写S32K358 的程序,建立OTA 升级程序需要操作内部FLASH,当调用上述函数时,我能够编译通过,但是CTRL+鼠标左键却无法找到上述函数,这是正常现象吗?  屏幕截图 2026-09-15 141928.png 屏幕截图 2026-09-15 141953.png Re: S32K358 about Cache operation 嗨@sunshine88 , 您能尝试重建索引吗? danielmartynek_0-1789469464382.pngdanielmartynek_0-1789469464382.png 谢谢! BR,丹尼尔
記事全体を表示
FRDM-IMX93:Linux 无法访问 LPSPI3 寄存器(读取设备内存时出现总线错误)——外部 SPI 设备 摘要 我正在尝试在 FRDM-IMX93 板的P11 EXPI 接头上使用LPSPI3在 GPIO_IO08-11 上启动两个外部 MCP2515 CAN 控制器(Waveshare 2-CH CAN HAT,已确认在真正的 Raspberry Pi 上工作)(引脚与 UM12181 表 21 中 Raspberry Pi 兼容接头的位置相匹配)。 在修复了我能找到的所有设备树级问题(电源、引脚复用、片选、引脚控制断言-GPIO)之后,SPI 时钟 (SCK)始终无法在物理接头引脚上切换,并且直接读取 LPSPI3 块的寄存器会导致总线错误。另一个已知工作正常的外部设备(LPUART1)可以从相同的地址空间正常读取数据。这表明存在资源/总线访问限制(RDC 或类似限制),而不是 Linux 设备树中可以修复的问题。 板/软件 开发板:FRDM-IMX93(恩智浦),SoC:MIMX9352CVVXMAB BSP:NXP i.MX 发布发行版,内核版本 6.18.2-1.0.0-gf49f45233f7b 目标外设:lpspi3(spi@42550000,别名在 /aliases 中为 spi2,通过 /proc/device-tree/__symbols__ 确认实际 dts 标签为 lpspi3) 被测外部设备:CS0/CS1 上的 2 个 MCP2515(Waveshare 2 通道 CAN HAT) 已确认有效(已排除) 给排气歧管供电。reg_vexp_3v3 / reg_vexp_5v 是默认禁用的调节器固定节点(regulator_summary 显示 use=0)。通过覆盖片段添加了 regulator-always-on + regulator-boot-on,目标为 &reg_vexp_3v3 / &reg_vexp_5v(通过 __symbols__ 确认了真实标签)。事后验证 P11 上实际存在 3.3 V / 5 V 电压。 Pinmux。使用 imx93-pinfunc.h 中的官方宏,GPIO_IO08‑11 已正确复用到 LPSPI3_PCS0/SIN/SOUT/SCK。对于这三个函数,input_reg/input_val 均为 0x0000/0x0,因此不需要 DAISY 链选择(通过宏检查排除,不需要单独的寄存器)。 芯片选择。cs-gpios = , (位操作 GPIO CS,与 NXP 针对此节点的上游板级支持模式相匹配)。通过 cat /sys/kernel/debug/gpio 和万用表/逻辑分析仪确认: CS0 切换正常,并且物理上连接到了接头引脚。 pinctrl-assert-gpios。NXP自己的上游 &lpspi3 参考中包含 pinctrl-assert-gpios = <&pcal6408 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;(此行并未出现在大多数公开指南中,仅出现在板自己的 dts 补丁中)。已添加;通过 /proc/device-tree/__symbols__ 确认 pcal6408 已解析,并通过 cat /sys/kernel/debug/gpio 确认,一旦请求 lpspi3 的默认 pinctrl 状态,GPIO 就会被钳位(输出 hi)。 覆盖层涂抹顺畅。U-Boot 的 fdt apply 没有出现 FDT_ERR_NOTFOUND;/sys/bus/spi/devices/ 显示 SPI 内核已注册 spi2.0 和 spi2.1。 ERR051608(LPSPI TCR[PRESCALE] 勘误)。已检查 spi-fsl-lpspi.c历史记录——该修复(fsl、imx93-spi 的 prescale_max = 1)已于 2024 年 8 月合并到主线版本 / 稳定版 6.6.51。& 6.10.10 2024 年 9 月,远早于此内核版本 (6.18.2),并且兼容字符串 (fsl,imx93-spi) 已存在于主板 dts 中,因此驱动程序应该自动应用此限制。虽然不能完全排除这种可能性(没有直接的注册确认实际写入了 PRESCALE 字段),但时间线强烈表明此事已经处理完毕。 实际症状 使用万用表探测物理 P11 引脚上的 CS0/CS1、MISO、MOSI、SCK,然后使用逻辑分析仪以 10–20 MSa/s 的采样率在 CS0 下降沿触发,同时不断重试传输(在循环中使用 spidev_test,以及通过 echo spi2.0 > /sys/bus/spi/drivers/mcp251x/bind 反复强制 mcp251x 重新探测): CS0切换。经万用表和逻辑分析仪验证。 SCK 从不切换。平坦,无任何活动,无论持续尝试转移。 MOSI 从不切换。 两个 MCP2515 的故障情况完全相同:mcp251x spi2.0/spi2.1:MCP251x 在复位后未进入配置模式 / 探测失败,错误代码为 110 (ETIMEDOUT) — 即驱动程序自身的 SPI 级复位 + 读取 CANSTAT 序列未得到响应,这与 SCK 从未离开 SoC 的情况一致。 根本原因已缩小到时钟/总线访问,而非设备树。   # clk_enable_count is 0 despite the controller actively being used $ cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep -i lpspi3 lpspi3_root 0 0 0 50000000 0 0 50000 N deviceless no_connection_id lpspi3 0 0 0 50000000 0 0 50000 N 42550000.spi per 即使 42550000.spi(真正的、绑定的消费者)正在循环中积极尝试传输,lpspi3 的功能(每个)时钟也显示 enable_count=0——它并非只是“未使用”(与 lpspi1/2/4 相比,它们是无设备的,也显示 0,因此仅凭这一点并不能得出结论)。 决定性的测试——通过 devmem 直接读取寄存器:   $ devmem 0x44380000 32 # LPUART1 base — known-good peripheral 0x04040007 $ devmem 0x42550000 32 # LPSPI3 base (VERID register) Bus error (core dumped) 一个完全无关的、工作正常的外部设备(LPUART1,用于调试控制台)可以从相同的 CPU/总线上下文中正常读取数据。LPSPI3 的基地址在普通的 32 位读取中就会出现故障,甚至在任何时钟门控或引脚复用考虑之前就会发生这种情况。这看起来像是资源域控制器 (RDC) 或类似的访问控制机制,在硬件级别阻止 Cortex-A55 (Linux) 域访问此外围设备的地址范围,而与 Linux 设备树中的任何可配置项无关。 向恩智浦提出的问题 FRDM-IMX93 上的 LPSPI3 是否故意保留给另一个功能域(例如,该板默认的 RDC 配置中包含 Cortex-M33 / secure world 内核,导致在 Linux 系统下,如果不进行额外的 SPL/ATF/TF-A 级重新配置,则无法使用该内核? 如果是这样,是否有记录在案的方法将 LPSPI3 总线访问权限重新分配给 Cortex-A55 非安全域(U-Boot SPL 中的 RDC 配置,或 OP-TEE/TF-A 更改),或者尽管 GPIO_IO08-11 已引出,但此板的 P11 接头上根本不支持外部 SPI? 这是我的板/内核版本特有的问题,还是默认 FRDM-IMX93 电路板支持包的已知特性?如果存在参考文件 imx93-11x11-frdm-lpspi.dts(类似于 EVK 的 imx93-11x11-evk-lpspi.dts),将会非常有帮助。 如何重现 底板 dtb:随 i.MX 版本 发行版镜像一起提供的标准 imx93-11x11-frdm.dtb(未修改的 NXP lpspi3 + pcal6408 + reg_vexp_3v3/reg_vexp_5v 节点 — 全部通过 __symbols__ 确认存在)。 应用上述覆盖层(regulator always‑on, pinctrl + cs‑gpios + pinctrl‑assert‑gpios on &lpspi3)。 手动将 spidev(内置,CONFIG_SPI_SPIDEV=y)绑定到 spi2.0:   echo spidev > /sys/bus/spi/devices/spi2.0/driver_override echo spi2.0 > /sys/bus/spi/drivers/spidev/bind spidev_test -D /dev/spidev2.0-s 1000000 -v — 传输“成功”(无 I/O 错误),但即使 MOSI/MISO 物理短路,RX 数据也不是 TX 的环回。 devmem 0x42550000 32 → 总线错误。 如果需要,我很乐意提供完整的 overlay 源代码、dmesg 和 clk_summary/gpio 转储。
記事全体を表示
imx95 AHAB SGKサポート こんにちは、 私はi.MX95でAHABのセキュアブートサポートに取り組んでおり、サポートされている署名キーの階層を確認したいと思っています。 i.MX9の一部のバリアント、例えばi.MX93は現在、AHABコンテナ署名のためのサブリグネーミングキー(SGK)をサポートしておらず、SRKベースの署名のみがサポートされていると理解しています。ここで説明しています: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/imx93-AHAB-SGK-support/td-p/2181212 i.MX95が、SRK証明書にCAフラグを付けた下位キー(SGK)を使ってAHABブートコンテナに署名できるのか、それとも現在リリースされたELEファームウェアが直接SRKベースの署名のみをサポートしているのか、確認していただけますか? SGKがサポートされている場合、サポートはi.MX95シリコンリビジョン、ELEファームウェアバージョン、AHABコンテナフォーマット、またはBSPリリースによって異なるのかも教えていただけますか? Re: imx95 AHAB SGK support どなたか助けていただけますか? Re: imx95 AHAB SGK support こんにちは、 返信が遅れて申し訳ございません。もしまだお役に立つようでしたら、チームに確認したところ、AおよびBのどちらのシリコンリビジョンでもサポートされていないことが分かりました。 よろしくお願いいたします。 アルド。 Re: imx95 AHAB SGK support ご説明ありがとうございます、@AldoG さん。
記事全体を表示
imx95 AHAB SGK support Hello, I am working on AHAB secure boot support on i.MX95 and would like to confirm the supported signing-key hierarchy. I understand that some i.MX9 variants, such as i.MX93, currently do not support subordinate signing keys (SGK) for AHAB container signing, and only SRK-based signing is supported, as discussed here: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/imx93-AHAB-SGK-support/td-p/2181212 Could you please confirm whether i.MX95 supports signing AHAB boot containers using subordinate keys (SGK), with the SRK certificate carrying the CA flag, or whether the current released ELE firmware supports only direct SRK-based signing? If SGK is supported, could you also clarify whether support depends on the i.MX95 silicon revision, ELE firmware version, AHAB container format, or BSP release? Re: imx95 AHAB SGK support Can anyone help me here? Re: imx95 AHAB SGK support Thanks for the clarification @AldoG. Re: imx95 AHAB SGK support Hello, Please do accept my apologize for the lack of response, if it is still useful, after confirmation with team, it is not supported on either A or B silicon revisions. Best regards/Saludos, Aldo.
記事全体を表示
問題: IMX_SEC_ENCLAVE の依存関係と解放後使用を修正する Hello これは、GitHub のこのプルリクエストのフォローアップです。 提供されたパッチは最終的に適用されなかったようで、lf-6.18.y には含まれていません。 Kconfigコミットは、NVMEM_IMX_OCOTP_SCUがmである場合にエンクレイブドライバがyになれないようにするためで、プローブのディフェースを回避するために必要です。 そうしないと、こうなります。 root@colibri-imx8x-14985125:~# dmesg -l err [ 1.708145] rtc-ds1307 1-0068: hctosys: unable to read the hardware clock [ 2.072996] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 2.078636] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 2.084513] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 2.111555] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 2.117209] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 2.123110] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 2.141671] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 2.147303] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 2.153200] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 2.171418] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 2.177065] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 2.182929] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 5.744448] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 5.750217] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 5.756186] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 5.877660] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 5.888247] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 5.894232] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 10.324138] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 10.349783] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 10.374692] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 11.731697] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 11.738134] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 11.747692] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 12.284910] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 12.295720] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 12.307723] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 12.410541] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 12.426771] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 12.443446] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 12.644550] debugfs: '5f1a0000.phy' already exists in 'regmap' [ 12.655906] debugfs: '5f1a0000.phy' already exists in 'regmap' [ 12.670039] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 12.688813] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 12.696063] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 12.765923] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 12.775810] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 12.786887] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 12.839515] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 12.847285] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 12.853801] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 12.936721] nvmem imx-scu-ocotp0: cell mac raw len 6 unaligned to nvmem word size 4 [ 12.951328] nvmem imx-scu-ocotp0: cell mac raw len 6 unaligned to nvmem word size 4 [ 13.708903] genpd_provider mu_a1: failed to power off resource 214 ret -22 [ 16.701904] Bluetooth: hci0: unexpected event for opcode 0x0000 root@colibri-imx8x-14985125:~# 2回目のコミットではドライバにリファクタリングが行われており、NXPが対応しているかはわかりません コミット9703dfecc735(「LF-15802: ドライバ: ファームウェア: imx: SEドライバーの削除を修正」) SEチームに確認してもらえますか? よろしくお願いいたします フランツ Re: ISSUE: fix dependency for IMX_SEC_ENCLAVE and use-after-free こんにちは、 まだ解決していないようですので、社内のソフトウェアチームに確認して確認します。 よろしくお願いいたします。 アルド。
記事全体を表示
S32 Design Studio for ARM 2.2 cannot be activated. Install S32 Design Studio for ARM 2.2: 1. Selecting "online" during activation results in the error shown in Figure 1. Using https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/Troubleshooting-Activation-fails-with-error-message-FNP-ERROR-0/ta-p/1123259 results in the error shown in Figure 2. However, my computer's FlexNet service... Licensing Service in startup state 2. After following the official website's steps exactly when using offline activation, I encountered the error shown in Figure 3. How can I correctly activate and install this version of the software? Re: 安装S32 Design Studio for ARM 2.2无法激活 I followed the steps exactly, but it still doesn't work. Re: 安装S32 Design Studio for ARM 2.2无法激活 Hi @aether  The FNP Error 20 is usually related to components not being installed correctly or not being accessible to the current user. Could you please try the following: Fully uninstall S32DS for ARM v2.2 and remove any remaining files in C:\NXP\S32DS_ARM_v2.2. Back up and clear the contents of the hidden folder C:\ProgramData\FLEXnet\. Re-download and install the base S32DS for ARM v2.2 package (without Update 2). Run the installer with Administrator privileges and ensure that antivirus or security software is not blocking. BR, VaneB Re: 安装S32 Design Studio for ARM 2.2无法激活 Hi @aether  Could you please share the installation log file (.log)? It should be located under: C:\NXP\S32DS_ARM_v2.2\_S32 Design Studio for ARM Version 2.2_installation\Logs
記事全体を表示
S32 Design Studio Platform + SW32G2 + RTD version selection I refer to the S32G-VNP-RDB2 SOFTWARE ENABLEMENT GUIDE, the suggested software version was SW32G2_S32DS_3.4.0_D2012.zip + S32DS.3.4_b201217_win32.x86_64.exe + Real Time Drivers S32_RTD_4.4_1.0.0_HF01_D2102_DS_Updatesite.zip.  But I actually download S32DS.3.4_b201217_win32.x86_64.exe +SW32G2_S32DS_3.4.1_D2104.zip +SW32G_RTD_4.4_3.0.2_HF01_DS_updatesite_D2204.zip.  When I want to new the Light Up RGB LED and open peripherals tool, It will show "Peripherals: [SDK] Failed to update code - Code generation failed“. I'm not sure if the different software version combination causing these error. Re: S32 Design Studio Platform + SW32G2 + RTD version selection Hi, guang1994 I will reply to you internally. BR Joey
記事全体を表示
ISSUE: fix dependency for IMX_SEC_ENCLAVE and use-after-free Hello This is a follow up from this PR on github. It seems that the patches provided were at the end not applied as it's not present in lf-6.18.y. The Kconfig commit is needed to make sure that the Enclave driver cannot be y when NVMEM_IMX_OCOTP_SCU is m, thus avoiding probe defers. Otherwise you get this: root@colibri-imx8x-14985125:~# dmesg -l err [ 1.708145] rtc-ds1307 1-0068: hctosys: unable to read the hardware clock [ 2.072996] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 2.078636] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 2.084513] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 2.111555] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 2.117209] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 2.123110] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 2.141671] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 2.147303] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 2.153200] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 2.171418] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 2.177065] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 2.182929] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 5.744448] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 5.750217] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 5.756186] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 5.877660] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 5.888247] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 5.894232] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 10.324138] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 10.349783] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 10.374692] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 11.731697] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 11.738134] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 11.747692] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 12.284910] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 12.295720] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 12.307723] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 12.410541] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 12.426771] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 12.443446] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 12.644550] debugfs: '5f1a0000.phy' already exists in 'regmap' [ 12.655906] debugfs: '5f1a0000.phy' already exists in 'regmap' [ 12.670039] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 12.688813] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 12.696063] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 12.765923] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 12.775810] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 12.786887] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 12.839515] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 12.847285] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 12.853801] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 12.936721] nvmem imx-scu-ocotp0: cell mac raw len 6 unaligned to nvmem word size 4 [ 12.951328] nvmem imx-scu-ocotp0: cell mac raw len 6 unaligned to nvmem word size 4 [ 13.708903] genpd_provider mu_a1: failed to power off resource 214 ret -22 [ 16.701904] Bluetooth: hci0: unexpected event for opcode 0x0000 root@colibri-imx8x-14985125:~# On the second commit submitted, there has been some refactoring in the driver and I'm not sure if this has been addressed by NXP with commit 9703dfecc735 ("LF-15802: drivers: firmware: imx: Fix the SE driver remove") Could  maybe the SE team confirm? kinds regards Franz Re: ISSUE: fix dependency for IMX_SEC_ENCLAVE and use-after-free Hello, I see that this has not been solved yet, will check with internal software team and confirm about this. Best regards/Saludos, Aldo.
記事全体を表示
LPSPI3 registers inaccessible from Linux (Bus error on devmem read) — external SPI device on P11 EXP Summary I'm trying to bring up two external MCP2515 CAN controllers (Waveshare 2‑CH CAN HAT, confirmed working on a genuine Raspberry Pi) on the FRDM‑IMX93 board's P11 EXPI header, using LPSPI3 on GPIO_IO08‑11 (the pins that match the Raspberry‑Pi‑compatible header positions per UM12181 Table 21). After fixing every device‑tree‑level issue I could find (power, pinmux, chip‑select, pinctrl‑assert‑gpios), the SPI clock (SCK) never toggles on the physical header pin, and a direct register read of the LPSPI3 block causes a Bus error. A different, known‑working peripheral (LPUART1) reads back fine from the same address space. This points to a resource/bus access restriction (RDC or similar) rather than anything fixable from the Linux device tree. Board / software Board: FRDM‑IMX93 (NXP), SoC: MIMX9352CVVXMAB BSP: NXP i.MX Release Distro, kernel 6.18.2-1.0.0-gf49f45233f7b Target peripheral: lpspi3 (spi@42550000, aliased spi2 in /aliases, real dts label confirmed via /proc/device-tree/__symbols__ to be lpspi3) External device under test: 2× MCP2515 (Waveshare 2‑CH CAN HAT) on CS0/CS1 What's already confirmed working (ruled out) Power to the header. reg_vexp_3v3 / reg_vexp_5v are regulator-fixed nodes that default to disabled (regulator_summary showed use=0). Added regulator-always-on + regulator-boot-on via overlay fragments targeting &reg_vexp_3v3 / &reg_vexp_5v (confirmed real labels via __symbols__). Verified 3.3 V / 5 V physically present on P11 afterwards. Pinmux. GPIO_IO08‑11 correctly muxed to LPSPI3_PCS0/SIN/SOUT/SCK using the official macros from imx93-pinfunc.h. input_reg/input_val are 0x0000/0x0 for these three functions, so no DAISY‑chain select is required (ruled out via macro inspection, no separate register needed). Chip‑select. cs-gpios = <&gpio2 8 GPIO_ACTIVE_LOW>, <&gpio2 7 GPIO_ACTIVE_LOW>; (bit‑banged GPIO CS, matching NXP's own upstream board‑support pattern for this node). Confirmed via cat /sys/kernel/debug/gpio and multimeter/logic‑analyzer: CS0 toggles correctly and physically reaches the header pin. pinctrl-assert-gpios. NXP's own upstream &lpspi3 reference for this board includes pinctrl-assert-gpios = <&pcal6408 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>; (this line does not appear in most public guides, only in the board's own dts patch). Added it; confirmed via /proc/device-tree/__symbols__ that pcal6408 resolves, and via cat /sys/kernel/debug/gpio that the GPIO is asserted (out hi) once lpspi3's default pinctrl state is requested. Overlay applies cleanly. No FDT_ERR_NOTFOUND from U‑Boot's fdt apply; /sys/bus/spi/devices/ shows spi2.0 and spi2.1 registered by the SPI core. ERR051608 (LPSPI TCR[PRESCALE] errata). Checked spi-fsl-lpspi.c history — the fix (prescale_max = 1 for fsl,imx93-spi) landed in mainline Aug 2024 / stable 6.6.51 & 6.10.10 Sept 2024, well before this kernel version (6.18.2), and the compatible string (fsl,imx93-spi) is already present in the base board dts, so the driver should auto‑apply this limit. Not ruled out with certainty (no direct register confirmation of the actual PRESCALE field written), but timeline strongly suggests it's already handled. The actual symptom With CS0/CS1, MISO, MOSI, SCK probed on the physical P11 pins (multimeter, then a logic analyzer at 10–20 MSa/s triggered on CS0 falling edge) while continuously retrying a transfer (spidev_test in a loop, and separately by repeatedly forcing mcp251x re‑probe via echo spi2.0 > /sys/bus/spi/drivers/mcp251x/bind): CS0 toggles. Confirmed on both multimeter and logic analyzer. SCK never toggles. Flat, no activity, regardless of continuous transfer attempts. MOSI never toggles. Both MCP2515s fail identically: mcp251x spi2.0/spi2.1: MCP251x didn't enter in conf mode after reset / Probe failed, err=110 (ETIMEDOUT) — i.e. the driver's own SPI‑level reset+read‑CANSTAT sequence gets no response, consistent with SCK never leaving the SoC. Root cause narrowed to clock / bus access, not device tree   # clk_enable_count AND clk_prepare_count are both 0, despite the controller # actively being used in a continuous retry loop $ cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep -i lpspi3 lpspi3_root 0 0 0 50000000 0 0 50000 N deviceless no_connection_id lpspi3 0 0 0 50000000 0 0 50000 N 42550000.spi per $ cat /sys/kernel/debug/clk/lpspi3/clk_prepare_count 0 lpspi3's functional (per) clock shows clk_enable_count=0 and clk_prepare_count=0 even while 42550000.spi (the real, bound consumer) is actively attempting transfers in a loop (spidev_test loop, and separately by repeatedly forcing mcp251x re‑probe via echo spi2.0 > /sys/bus/spi/drivers/mcp251x/bind). clk_prepare() is the step before clk_enable() — the fact that it's never even called suggests the driver's transfer path (or a pm_runtime_get() in front of it) never reaches its own clock‑management code for this device, rather than the clock being requested and then failing to gate on. I don't have kernel build tooling to add tracepoints, so I can't yet tell whether this is a pm_runtime resume that silently no‑ops, a missing dependency (e.g. a power-domains reference this board's lpspi3 node needs but doesn't have), or something else in spi-fsl-lpspi.c for this specific kernel build. The decisive register‑level test — direct devmem read:   $ devmem 0x44380000 32 # LPUART1 base — known-good peripheral 0x04040007 $ devmem 0x42550000 32 # LPSPI3 base (VERID register) Bus error (core dumped) A completely unrelated, working peripheral (LPUART1, used for the debug console) reads back fine from the same CPU/bus context; LPSPI3's base address faults on a plain 32‑bit read. I initially suspected a Resource Domain Controller (RDC) style access restriction specific to this board, but several NXP Community threads (i.MX25/i.MX6ULL "devmem return bus error", i.MX8MP I2C‑from‑DSP thread) point to the same symptom being the normal, expected result of touching an AIPS‑bus peripheral whose clock is gated off — not necessarily a security/domain restriction. That's consistent with clk_enable_count=0 above and makes me now think this is a clock‑enablement bug in the driver/PM path for this device, not (necessarily) an RDC block — though I can't fully rule out RDC without lower‑level tooling. This isn't a general i.MX93 LPSPI3 limitation For context: a separate NXP Community thread ([iMX93AUTO EVK] SPI Configuration for QCA7006AQ, community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/iMX93AUTO-EVK-SPI-Configuration-for-QCA7006AQ-with-imx93AUTO-EVK/m-p/1839847) shows someone successfully driving an external SPI device over LPSPI3 on the same GPIO_IO08‑11 pins on the i.MX93‑11x11‑EVK (same SoC), using:   c &lpspi3 { compatible = "fsl,imx93-spi", "fsl,lpspi"; cs-gpios = <&gpio2 8 GPIO_ACTIVE_LOW>; status = "okay"; ... }; &iomuxc { pinctrl_lpspi3_qca: lpspi3grp { fsl,pins = < MX93_PAD_GPIO_IO11__LPSPI3_SCK 0x3fe MX93_PAD_GPIO_IO10__LPSPI3_SOUT 0x3fe MX93_PAD_GPIO_IO09__LPSPI3_SIN 0x3fe MX93_PAD_GPIO_IO08__LPSPI3_PCS0 0x3fe /* native PCS0, not plain GPIO */ >; }; }; I tried this exact variant (native LPSPI3_PCS0/LPSPI3_PCS1 instead of plain GPIO2_IO08/GPIO2_IO07, plus the explicit compatible override) on the FRDM board — no change, devmem 0x42550000 32 still faults, clk_enable_count/clk_prepare_count still 0. This rules out pinmux/compatible‑string choice as the cause on this board, and — combined with the EVK success — makes me suspect something FRDM‑board‑specific (either in imx93-11x11-frdm.dts's handling of lpspi3, or in this board's U‑Boot/ATF‑level RDC/power‑domain setup) rather than a general i.MX93 SoC or mainline‑driver limitation. Questions for NXP Given clk_prepare_count/clk_enable_count stay at 0 for lpspi3 even while the SPI core is actively driving transfers to a bound spi2.0/spi2.1 device, and a plain register read of 0x42550000 bus‑faults — what's missing from the FRDM‑IMX93's lpspi3 device‑tree node (or from board‑level RDC/power‑domain setup) that the working EVK config doesn't need? Is LPSPI3 on the FRDM‑IMX93 intentionally reserved for another domain (e.g. Cortex‑M33 / secure world, or the on‑board MAYA‑W2 tri‑radio module path) at the board's default RDC/ATF configuration, unlike the EVK? Is there a reference imx93-11x11-frdm-lpspi.dts (analogous to imx93-11x11-evk-lpspi.dts) for using LPSPI3 externally via P11 on this specific board? How to reproduce Base board dtb: stock imx93-11x11-frdm.dtb shipped with the i.MX Release Distro image (unmodified NXP lpspi3 + pcal6408 + reg_vexp_3v3/reg_vexp_5v nodes — all confirmed present via __symbols__). Apply the overlay described above (regulator always‑on, pinctrl + cs‑gpios + pinctrl‑assert‑gpios on &lpspi3; tried both plain‑GPIO and native‑PCS0/PCS1 pinmux variants, same result both times). Bind spidev (built‑in, CONFIG_SPI_SPIDEV=y) manually to spi2.0:   echo spidev > /sys/bus/spi/devices/spi2.0/driver_override echo spi2.0 > /sys/bus/spi/drivers/spidev/bind spidev_test -D /dev/spidev2.0 -s 1000000 -v — "succeeds" (no I/O error) but RX data is not a loopback of TX even with MOSI/MISO physically shorted; SCK never toggles on a logic analyzer regardless. cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep lpspi3 → clk_enable_count=0. cat /sys/kernel/debug/clk/lpspi3/clk_prepare_count → 0. devmem 0x42550000 32 → Bus error. devmem 0x44380000 32 (LPUART1) → succeeds normally. Happy to provide the full overlay source, dmesg, and clk_summary/gpio dumps if useful.
記事全体を表示
FRDM-IMX93: LPSPI3 registers inaccessible from Linux (Bus error on devmem read) — external SPI devic Summary I'm trying to bring up two external MCP2515 CAN controllers (Waveshare 2‑CH CAN HAT, confirmed working on a genuine Raspberry Pi) on the FRDM‑IMX93 board's P11 EXPI header, using LPSPI3 on GPIO_IO08‑11 (the pins that match the Raspberry‑Pi‑compatible header positions per UM12181 Table 21). After fixing every device‑tree‑level issue I could find (power, pinmux, chip‑select, pinctrl‑assert‑gpios), the SPI clock (SCK) never toggles on the physical header pin, and a direct register read of the LPSPI3 block causes a Bus error. A different, known‑working peripheral (LPUART1) reads back fine from the same address space. This points to a resource/bus access restriction (RDC or similar) rather than anything fixable from the Linux device tree. Board / software Board: FRDM‑IMX93 (NXP), SoC: MIMX9352CVVXMAB BSP: NXP i.MX Release Distro, kernel 6.18.2-1.0.0-gf49f45233f7b Target peripheral: lpspi3 (spi@42550000, aliased spi2 in /aliases, real dts label confirmed via /proc/device-tree/__symbols__ to be lpspi3) External device under test: 2× MCP2515 (Waveshare 2‑CH CAN HAT) on CS0/CS1 What's already confirmed working (ruled out) Power to the header. reg_vexp_3v3 / reg_vexp_5v are regulator-fixed nodes that default to disabled (regulator_summary showed use=0). Added regulator-always-on + regulator-boot-on via overlay fragments targeting &reg_vexp_3v3 / &reg_vexp_5v (confirmed real labels via __symbols__). Verified 3.3 V / 5 V physically present on P11 afterwards. Pinmux. GPIO_IO08‑11 correctly muxed to LPSPI3_PCS0/SIN/SOUT/SCK using the official macros from imx93-pinfunc.h. input_reg/input_val are 0x0000/0x0 for these three functions, so no DAISY‑chain select is required (ruled out via macro inspection, no separate register needed). Chip‑select. cs-gpios = <&gpio2 8 GPIO_ACTIVE_LOW>, <&gpio2 7 GPIO_ACTIVE_LOW>; (bit‑banged GPIO CS, matching NXP's own upstream board‑support pattern for this node). Confirmed via cat /sys/kernel/debug/gpio and multimeter/logic‑analyzer: CS0 toggles correctly and physically reaches the header pin. pinctrl-assert-gpios. NXP's own upstream &lpspi3 reference for this board includes pinctrl-assert-gpios = <&pcal6408 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>; (this line does not appear in most public guides, only in the board's own dts patch). Added it; confirmed via /proc/device-tree/__symbols__ that pcal6408 resolves, and via cat /sys/kernel/debug/gpio that the GPIO is asserted (out hi) once lpspi3's default pinctrl state is requested. Overlay applies cleanly. No FDT_ERR_NOTFOUND from U‑Boot's fdt apply; /sys/bus/spi/devices/ shows spi2.0 and spi2.1 registered by the SPI core. ERR051608 (LPSPI TCR[PRESCALE] errata). Checked spi-fsl-lpspi.c history — the fix (prescale_max = 1 for fsl,imx93-spi) landed in mainline Aug 2024 / stable 6.6.51 & 6.10.10 Sept 2024, well before this kernel version (6.18.2), and the compatible string (fsl,imx93-spi) is already present in the base board dts, so the driver should auto‑apply this limit. Not ruled out with certainty (no direct register confirmation of the actual PRESCALE field written), but timeline strongly suggests it's already handled. The actual symptom With CS0/CS1, MISO, MOSI, SCK probed on the physical P11 pins (multimeter, then a logic analyzer at 10–20 MSa/s triggered on CS0 falling edge) while continuously retrying a transfer (spidev_test in a loop, and separately by repeatedly forcing mcp251x re‑probe via echo spi2.0 > /sys/bus/spi/drivers/mcp251x/bind): CS0 toggles. Confirmed on both multimeter and logic analyzer. SCK never toggles. Flat, no activity, regardless of continuous transfer attempts. MOSI never toggles. Both MCP2515s fail identically: mcp251x spi2.0/spi2.1: MCP251x didn't enter in conf mode after reset / Probe failed, err=110 (ETIMEDOUT) — i.e. the driver's own SPI‑level reset+read‑CANSTAT sequence gets no response, consistent with SCK never leaving the SoC. Root cause narrowed to clock / bus access, not device tree   # clk_enable_count is 0 despite the controller actively being used $ cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep -i lpspi3 lpspi3_root 0 0 0 50000000 0 0 50000 N deviceless no_connection_id lpspi3 0 0 0 50000000 0 0 50000 N 42550000.spi per lpspi3's functional (per) clock shows enable_count=0 even while 42550000.spi (the real, bound consumer) is actively attempting transfers in a loop — it isn't simply "unused" (compare to lpspi1/2/4, which are deviceless and also show 0, so that alone isn't conclusive). The decisive test — direct register read via devmem:   $ devmem 0x44380000 32 # LPUART1 base — known-good peripheral 0x04040007 $ devmem 0x42550000 32 # LPSPI3 base (VERID register) Bus error (core dumped) A completely unrelated, working peripheral (LPUART1, used for the debug console) reads back fine from the same CPU/bus context. LPSPI3's base address faults on a plain 32‑bit read, before any clock‑gating or pinmux consideration even matters. This looks like a Resource Domain Controller (RDC) — or similar access‑control mechanism — blocking the Cortex‑A55 (Linux) domain from this peripheral's address range at the hardware level, independent of anything configurable from the Linux device tree. Questions for NXP Is LPSPI3 on the FRDM‑IMX93 intentionally reserved for another domain (e.g. Cortex‑M33 / secure world) in the board's default RDC configuration, making it unusable from Linux without additional SPL/ATF/TF‑A level reconfiguration? If so, is there a documented way to reassign LPSPI3 bus access to the Cortex‑A55 non‑secure domain (RDC config in U‑Boot SPL, or an OP‑TEE/TF‑A change), or is this simply not supported as an external SPI on this board's P11 header despite GPIO_IO08‑11 being broken out there? Is this specific to my board/kernel build, or a known characteristic of the default FRDM‑IMX93 BSP? A reference imx93-11x11-frdm-lpspi.dts (analogous to imx93-11x11-evk-lpspi.dts for the EVK) would be very helpful if one exists. How to reproduce Base board dtb: stock imx93-11x11-frdm.dtb shipped with the i.MX Release Distro image (unmodified NXP lpspi3 + pcal6408 + reg_vexp_3v3/reg_vexp_5v nodes — all confirmed present via __symbols__). Apply the overlay described above (regulator always‑on, pinctrl + cs‑gpios + pinctrl‑assert‑gpios on &lpspi3). Bind spidev (built‑in, CONFIG_SPI_SPIDEV=y) manually to spi2.0:   echo spidev > /sys/bus/spi/devices/spi2.0/driver_override echo spi2.0 > /sys/bus/spi/drivers/spidev/bind spidev_test -D /dev/spidev2.0 -s 1000000 -v — transfer "succeeds" (no I/O error) but RX data is not a loopback of TX even with MOSI/MISO physically shorted. devmem 0x42550000 32 → Bus error. Happy to provide the full overlay source, dmesg, and clk_summary/gpio dumps if useful.
記事全体を表示
LPSPI3レジスタがLinuxからアクセス不能(devmem読み取り時のバスエラー)— P11 EXP上の外部SPIデバイス 概要 FRDM-IMX93ボードの P11 EXPIヘッダーに LPSPI3 を使って、2つの外部MCP2515 CANコントローラー(Waveshare 2-CHAN HAT、本物のRaspberry Piで動作確認)を起動しようとしています(GPIO_IO08 UM12181表21参照、Raspberry-Pi互換ヘッダー位置に一致するピンです)。 見つけたデバイスツリーレベルの問題(電源、ピンマックス、チップセレクト、pinctrl-assert-gpio)をすべて修正した後、SPIクロック(SCK)は物理ヘッダーピンを切り替え ず 、LPSPI3ブロックの直接レジスタ読み込みは バスエラーを引き起こします。別の既知の動作ペリフェラル(LPUART1)は同じアドレス空間から問題なく読み返します。これはLinuxデバイスツリーから修正できるものではなく、リソース/バスアクセス制限(RDCなど)を示しています。 ボード/ソフトウェア ボード:FRDM-IMX93(NXP)、SoC:MIMX9352CVVXMAB BSP: NXP i.MX リリース ディストリビューション、カーネル 6.18.2-1.0.0-gf49f45233f7b ターゲット周辺機器:lpspi3(spi@42550000、/aliasesでエイリアスされたspi2、/proc/device-tree/で確認された本物のdtsラベル__symbols__ lpspi3) テスト中の外部デバイス:CS0/CS1上の2× MCP2515(Waveshare 2-CH CAN HAT) 既に動作が確認されているもの(除外されたもの) ヘッダーに電力を供給します。reg_vexp_3v3 / reg_vexp_5v は、デフォルトで無効になっているレギュレータ固定ノードです (regulator_summary では use=0 と表示されています)。レギュレーター常時オン+レギュレーターブートオンを追加し、オーバーレイフラグメントのターゲティング&reg_vexp_3v3/&reg_vexp_5vを追加しました( __symbols__で実際のラベルが確認されました)。その後、P11に3.3V/5Vの電圧が物理的に存在していることを確認しました。 Pinmux。GPIO_IO08-11 は、imx93-pinfunc.h の公式マクロを使用して、LPSPI3_PCS0/SIN/SOUT/SCK に正しく多重化されています。input_reg/input_valはこれら3つの機能に対して0x0000/0x0であるため、DAISYチェーンセレクトは不要です(マクロ検査で除外され、個別レジスタは不要)。 チップセレクト。cs-gpios = 、(ビットバンギングされたGPIO CS。このノードに対するNXP独自のアップストリームボードサポートパターンに一致)。cat /sys/kernel/debug/gpio とマルチメーター/ロジックアナライザーで確認したところ、 CS0 は正しくトグルし、物理的にヘッダーピンに到達していることがわかりました。 pinctrl-assert-gpios。NXP独自のこのボード用アップストリーム&lpspi3リファレンスには、pinctrl-assert-gpios = <&pcal6408 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>; が含まれています(この行はほとんどの公開ガイドには記載されておらず、ボード独自のdtsパッチにのみ記載されています)。追加しました。/proc/device-tree/__symbols__ で pcal6408 が解決されること、および cat /sys/kernel/debug/gpio で lpspi3 のデフォルトの pinctrl 状態が要求されると GPIO がアサートされる (出力 hi) ことを確認しました。 オーバーレイはきれいに適用されます。U-Bootのfdt applyからFDT_ERR_NOTFOUNDは発生せず、/sys/bus/spi/devices/にはSPIコアによってspi2.0とspi2.1が登録されていることが示されています。 ERR051608 (LPSPI TCR[PRESCALE] のエラータ)。spi-fsl-lpspi.c を確認しました履歴 — 修正(fsl、imx93-spi の prescale_max = 1)は、2024年8月 / 安定版 6.6.51 でメインラインに取り込まれました。2024年9月6.10日は、このカーネルバージョン(6.18.2)よりずっと前のもので、互換文字列(fsl、imx93-spi)はすでにベースボードのdtsに存在しているため、ドライバはこの制限を自動的に適用すべきです。完全に否定できるわけではないが(実際にPRESCALEフィールドが書き込まれたという直接的なレジスタ確認はない)、タイムラインから判断すると既に処理済みである可能性が高い。 実際の症状 CS0/CS1、MISO、MOSI、SCKが物理的なP11ピン(マルチメーター、CS0落ち込みエッジで10〜20 MSa/sのロジックアナライザーをトリガー)でプローブしつつ、転送を繰り返し再試行(ループ内でspidev_testし、Echo spi2.0 > /sys/bus/spi/drivers/mcp251x/bindを経て繰り返しMCP251xの再プローブを強制することで別々に実行しました): CS0の切り替え。マルチメーターとロジックアナライザーの両方で確認済み。 SCKは切り替えません。継続的に転送を試みても、変化はなく、活動は見られない。 MOSIは切り替えません。 両方のMCP2515が同じように失敗します:mcp251x spi2.0/spi2.1:リセット/プローブ失敗後、MCP251xはコンフモードに入らなかった。err=110(ETIMEDOUT)。つまり、ドライバ自身のSPIレベルのリセット+read-CANSTATシーケンスは応答せず、SCKがSoCを出ないのと一致している。 根本原因はデバイスツリーではなくクロック/バスアクセスに絞られます   # clk_enable_count AND clk_prepare_count are both 0, despite the controller # actively being used in a continuous retry loop $ cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep -i lpspi3 lpspi3_root 0 0 0 50000000 0 0 50000 N deviceless no_connection_id lpspi3 0 0 0 50000000 0 0 50000 N 42550000.spi per $ cat /sys/kernel/debug/clk/lpspi3/clk_prepare_count 0 LPSPI3の機能クロック(per)はclk_enable_count=0 、 clk_prepare_count=0を示します。これは425550000.SPI(実際のバインドされた消費者)がループ(spidev_testループ、そしてEcho SPI2.>0を経て/sys/bus/spi/ドライバ/mcp251x/bindを繰り返し強制してMCP251Xを再プローブを繰り返し試みている間でもです)。clk_prepare()はclk_enable() の前の ステップです。呼び出されないことから、ドライバーの転送経路(またはその前のpm_runtime_get())がこのデバイスの独自のクロック管理コードに到達しないことを示唆しており、クロックを要求してゲートオンに失敗したわけではありません。 トレースポイントを追加するカーネルビルドツールは持っていないので、これがサイレントノーオプスの繰り返しpm_runtimeなのか、依存関係が欠落しているのか(例:power-domainsがこのボードのlpspi3ノードが必要とするが持っていない)、あるいはこの特定のカーネルビルドに対するspi-fsl-lpspi.cの別の何かなのか、まだ判断がつきません。 決定的なレジスタレベルのテスト ― 直接的なdevmem読み取り:   $ devmem 0x44380000 32 # LPUART1 base — known-good peripheral 0x04040007 $ devmem 0x42550000 32 # LPSPI3 base (VERID register) Bus error (core dumped) 全く関係のない動作するペリフェラル(LPUART1、デバッグコンソール用)は同じCPU/バスコンテキストから問題なく読み戻します。 LPSPI3のベースアドレスフォルトは、単なる32ビット読み取りで発生します。当初はこの基板特有のリソースドメインコントローラー(RDC)スタイルのアクセス制限かと疑いましたが、いくつかのNXPコミュニティスレッド(i.MX25/i.MX6ULL「devmem return bus error」やi.MX8MP I2C-from-DSPスレッド)は、 クロックが制限されているAIPSバス周辺機器に触れた場合の正常で予想される症状 であり、必ずしもセキュリティやドメイン制限ではないと指摘しています。これは上記のclk_enable_count=0と一致しており、これはこの デバイスのドライバー/PMパスのクロック有効化バグであり、必ずしもRDCブロックではないと考えています。ただし、低レベルのツールがなければRDCを完全に除外することはできません。 これは一般的な i.MX93 LPSPI3 の制限ではありません 参考までに:別のNXPコミュニティThread([iMX93AUTO EVK] SPI Configuration for QCA7006AQ, community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/iMX93AUTO-EVK-SPI-Configuration-for-QCA7006AQ-with-imx93AUTO-EVK/m-p/1839847)i.MX93-11x11-EVK (同じSoC)の同じGPIO_IO08-11ピン上で、LPSPI3を介して外部SPIデバイスを正常に駆動する様子が示されています。   c &lpspi3 { compatible = "fsl,imx93-spi", "fsl,lpspi"; cs-gpios = <&gpio2 8 GPIO_ACTIVE_LOW>; status = "okay"; ... }; &iomuxc { pinctrl_lpspi3_qca: lpspi3grp { fsl,pins = < MX93_PAD_GPIO_IO11__LPSPI3_SCK 0x3fe MX93_PAD_GPIO_IO10__LPSPI3_SOUT 0x3fe MX93_PAD_GPIO_IO09__LPSPI3_SIN 0x3fe MX93_PAD_GPIO_IO08__LPSPI3_PCS0 0x3fe /* native PCS0, not plain GPIO */ >; }; }; FRDM ボードでこのまったく同じバリアント (通常の GPIO2_IO08/GPIO2_IO07 の代わりにネイティブ LPSPI3_PCS0/LPSPI3_PCS1、さらに明示的な互換性オーバーライド) を試しましたが、変化はありませんでした。devmem 0x42550000 32 は依然としてフォルトを起こし、clk_enable_count/clk_prepare_count は依然として 0 です。これにより、このボードではピンmux/compatible-stringの選択が原因ではないことがわかり、EVKの成功と合わせて、 FRDMボード固有の何か(imx93-11x11-frdm.dtsのlpspi3 の処理、またはこのボードの U-Boot/ATF レベルの RDC/電源ドメイン設定)によるものであり、一般的な i.MX93 SoC またはメインラインドライバの制限ではありません。 NXPへの質問 SPIコアがバインドされたspi2.0/spi2.1デバイスへの転送をアクティブに実行している間も、lpspi3のclk_prepare_count/clk_enable_countが0のままであり、0x42550000の単純なレジスタ読み取りでバスフォルトが発生する場合、FRDM-IMX93のlpspi3デバイスツリーノード(またはボードレベルのRDC/電源ドメイン設定)には、正常に動作するEVK構成に不要なものが欠けているのでしょうか? FRDM-IMX93 の LPSPI3 は、別のドメイン (例:Cortex-M33 / セキュアワールド、またはオンボードの MAYA-W2 トライラジオモジュールパス)は、EVK とは異なり、ボードのデフォルトの RDC/ATF 構成で動作しますか? この特定のボードでP11経由でLPSPI3を外部から使用するための参照ファイルimx93-11x11-frdm-lpspi.dts(imx93-11x11-evk-lpspi.dtsに相当)はありますか? 再現方法 ベースボードdtb: i.MXリリースディストリビューションイメージに同梱されている標準のimx93-11x11-frdm.dtb(変更されていないNXP lpspi3 + pcal6408 + reg_vexp_3v3/reg_vexp_5vノード - すべて__symbols__経由で存在が確認されています)。 上記のオーバーレイを適用します(レギュレータ常時オン、&lpspi3 上で pinctrl + cs-gpios + pinctrl-assert-gpios を使用。plain-GPIO と native-PCS0/PCS1 pinmux の両方のバリアントを試しましたが、どちらの場合も同じ結果でした)。 spidev(組み込み、CONFIG_SPI_SPIDEV=y)を手動でspi2.0にバインドします。   echo spidev > /sys/bus/spi/devices/spi2.0/driver_override echo spi2.0 > /sys/bus/spi/drivers/spidev/bind spidev_test -D /dev/spidev2.0-s 1000000 -v — 「成功」(I/O エラーなし) だが、MOSI/MISO を物理的に短絡しても RX データは TX のループバックではない。ロジック アナライザで SCK がトグルすることはない。 cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep lpspi3 → clk_enable_count=0. cat /sys/kernel/debug/clk/lpspi3/clk_prepare_count → 0. devmem 0x42550000 32 → バスエラー。devmem 0x44380000 32 (LPUART1) → 正常に成功しました。 必要であれば、オーバーレイのソースコード、dmesgログ、clk_summary/gpioダンプなど、すべての情報を提供いたします。
記事全体を表示
imx95 AHAB SGK 支持 你好, 我正在研究 i.MX95 上的 AHAB 安全启动支持,并想确认支持的签名密钥层次结构。 我了解到,某些 i.MX9 变体(例如 i.MX93)目前不支持 AHAB 容器签名的从属签名密钥 (SGK),而仅支持基于 SRK 的签名,如这里所讨论的: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/imx93-AHAB-SGK-support/td-p/2181212 请问 i.MX95 是否支持使用带有 CA 标志的 SRK 证书对 AHAB 启动容器进行从属密钥 (SGK) 签名,还是当前发布的 ELE 固件仅支持直接基于 SRK 的签名? 如果支持 SGK,能否也说明一下,支持是否取决于 i.MX95 芯片版本、ELE 固件版本、AHAB 容器格式或 BSP 版本? Re: imx95 AHAB SGK support 请问有人能帮帮我吗? Re: imx95 AHAB SGK support 你好, 对于未能及时回复您,我深表歉意。如果该功能仍然有用,经与团队确认,A 或 B 芯片版本均不支持该功能。 此致敬礼/Saludos, 阿尔多。 Re: imx95 AHAB SGK support 感谢@AldoG的澄清。
記事全体を表示
S32 Design Studio プラットフォーム + SW32G2 + RTD バージョン選択 私はS32G-VNP-RDB2 ソフトウェア イネーブルメント ガイドを参照しており、推奨されているソフトウェアバージョンはSW32G2_S32DS_3.4.0_D2012.zip+R S32DS.3.4_b201217_win32.x86_64.exe+リアルタイム・ドライバ S32_RTD_4.4_1.0.0_HF01_D2102_DS_Updatesite.zipでした。 しかし、実際にダウンロードしたのは S32DS.3.4_b201217_win32.x86_64.exe +SW32G2_S32DS_3.4.1_D2104.zip +SW32G_RTD_4.4_3.0.2_HF01_DS_updatesite_D2204.zip です。 RGBLEDを点灯してペリフェラルを起動しようとすると、「ペリフェラル:[SDK] コード更新に失敗 - コード生成に失敗」と表示されます。ソフトウェアのバージョンが違うからこそエラーが原因なのかは分かりません。 Re: S32 Design Studio Platform + SW32G2 + RTD version selection こんにちは、 guang1994 社内で返信させていただきます。 BR ジョーイ
記事全体を表示
Linux 无法访问 LPSPI3 寄存器(读取设备内存时出现总线错误)——P11 EXP 上的外部 SPI 设备 摘要 我正在尝试在 FRDM-IMX93 板的P11 EXPI 接头上使用LPSPI3在 GPIO_IO08-11 上启动两个外部 MCP2515 CAN 控制器(Waveshare 2-CH CAN HAT,已确认在真正的 Raspberry Pi 上工作)(引脚与 UM12181 表 21 中 Raspberry Pi 兼容接头的位置相匹配)。 在修复了我能找到的所有设备树级问题(电源、引脚复用、片选、引脚控制断言-GPIO)之后,SPI 时钟 (SCK)始终无法在物理接头引脚上切换,并且直接读取 LPSPI3 块的寄存器会导致总线错误。另一个已知工作正常的外部设备(LPUART1)可以从相同的地址空间正常读取数据。这表明存在资源/总线访问限制(RDC 或类似限制),而不是 Linux 设备树中可以修复的问题。 板/软件 开发板:FRDM-IMX93(恩智浦),SoC:MIMX9352CVVXMAB BSP:NXP i.MX 发布发行版,内核版本 6.18.2-1.0.0-gf49f45233f7b 目标外设:lpspi3(spi@42550000,别名在 /aliases 中为 spi2,通过 /proc/device-tree/__symbols__ 确认实际 dts 标签为 lpspi3) 被测外部设备:CS0/CS1 上的 2 个 MCP2515(Waveshare 2 通道 CAN HAT) 已确认有效(已排除) 给排气歧管供电。reg_vexp_3v3 / reg_vexp_5v 是默认禁用的调节器固定节点(regulator_summary 显示 use=0)。通过覆盖片段添加了 regulator-always-on + regulator-boot-on,目标为 &reg_vexp_3v3 / &reg_vexp_5v(通过 __symbols__ 确认了真实标签)。事后验证 P11 上实际存在 3.3 V / 5 V 电压。 Pinmux。使用 imx93-pinfunc.h 中的官方宏,GPIO_IO08‑11 已正确复用到 LPSPI3_PCS0/SIN/SOUT/SCK。对于这三个函数,input_reg/input_val 均为 0x0000/0x0,因此不需要 DAISY 链选择(通过宏检查排除,不需要单独的寄存器)。 芯片选择。cs-gpios = , (位操作 GPIO CS,与 NXP 针对此节点的上游板级支持模式相匹配)。通过 cat /sys/kernel/debug/gpio 和万用表/逻辑分析仪确认: CS0 切换正常,并且物理上连接到了接头引脚。 pinctrl-assert-gpios。NXP自己的上游 &lpspi3 参考中包含 pinctrl-assert-gpios = <&pcal6408 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;(此行并未出现在大多数公开指南中,仅出现在板自己的 dts 补丁中)。已添加;通过 /proc/device-tree/__symbols__ 确认 pcal6408 已解析,并通过 cat /sys/kernel/debug/gpio 确认,一旦请求 lpspi3 的默认 pinctrl 状态,GPIO 就会被钳位(输出 hi)。 覆盖层涂抹顺畅。U-Boot 的 fdt apply 没有出现 FDT_ERR_NOTFOUND;/sys/bus/spi/devices/ 显示 SPI 内核已注册 spi2.0 和 spi2.1。 ERR051608(LPSPI TCR[PRESCALE] 勘误)。已检查 spi-fsl-lpspi.c历史记录——该修复(fsl、imx93-spi 的 prescale_max = 1)已于 2024 年 8 月合并到主线版本 / 稳定版 6.6.51。& 6.10.10 2024 年 9 月,远早于此内核版本 (6.18.2),并且兼容字符串 (fsl,imx93-spi) 已存在于主板 dts 中,因此驱动程序应该自动应用此限制。虽然不能完全排除这种可能性(没有直接的注册确认实际写入了 PRESCALE 字段),但时间线强烈表明此事已经处理完毕。 实际症状 使用万用表探测物理 P11 引脚上的 CS0/CS1、MISO、MOSI、SCK,然后使用逻辑分析仪以 10–20 MSa/s 的采样率在 CS0 下降沿触发,同时不断重试传输(在循环中使用 spidev_test,以及通过 echo spi2.0 > /sys/bus/spi/drivers/mcp251x/bind 反复强制 mcp251x 重新探测): CS0切换。经万用表和逻辑分析仪验证。 SCK 从不切换。平坦,无任何活动,无论持续尝试转移。 MOSI 从不切换。 两个 MCP2515 的故障情况完全相同:mcp251x spi2.0/spi2.1:MCP251x 在复位后未进入配置模式 / 探测失败,错误代码为 110 (ETIMEDOUT) — 即驱动程序自身的 SPI 级复位 + 读取 CANSTAT 序列未得到响应,这与 SCK 从未离开 SoC 的情况一致。 根本原因已缩小到时钟/总线访问,而非设备树。   # clk_enable_count AND clk_prepare_count are both 0, despite the controller # actively being used in a continuous retry loop $ cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep -i lpspi3 lpspi3_root 0 0 0 50000000 0 0 50000 N deviceless no_connection_id lpspi3 0 0 0 50000000 0 0 50000 N 42550000.spi per $ cat /sys/kernel/debug/clk/lpspi3/clk_prepare_count 0 即使 42550000.spi(真正的绑定消费者)正在循环中积极尝试传输(spidev_test 循环,以及通过 echo spi2.0 > /sys/总线/spi/drivers/mcp251x/bind 反复强制 mcp251x 重新探测),lpspi3 的功能(每个)时钟显示 clk_enable_count=0 和 clk_prepare_count=0。clk_prepare() 是 clk_enable()之前的步骤——它甚至从未被调用,这表明驱动程序的传输路径(或其前面的 pm_runtime_get())从未到达该设备的时钟管理代码,而不是请求时钟然后无法开启。 我没有内核构建工具来添加跟踪点,所以我还无法判断这是 pm_runtime 恢复时静默执行空操作,还是缺少依赖项(例如,此板的 lpspi3 节点需要但没有的功率域引用),或者是此特定内核构建的 spi-fsl-lpspi.c 中的其他问题。 决定性的寄存器级测试——直接读取 devmem:   $ devmem 0x44380000 32 # LPUART1 base — known-good peripheral 0x04040007 $ devmem 0x42550000 32 # LPSPI3 base (VERID register) Bus error (core dumped) 一个完全无关的、工作正常的外部设备(LPUART1,用于调试控制台)从相同的 CPU/总线上下文中读取数据正常; LPSPI3 的基地址在普通的 32 位读取中出现故障。我最初怀疑是该板特有的资源域控制器 (RDC) 式访问限制,但 NXP 社区的几个帖子(i.MX25/i.MX6ULL“devmem 返回总线错误”,i.MX8MP I2C 来自 DSP 的帖子)指出,同样的症状是触摸时钟被关闭的 AIPS 总线外设的正常预期结果,而不一定是安全/域限制。这与上面的 clk_enable_count=0 一致,现在让我觉得这是该设备的驱动程序/PM 路径中的时钟使能错误,而不是(不一定)RDC 块——尽管在没有底层工具的情况下,我无法完全排除 RDC 的可能性。 这并非 i.MX93 LPSPI3 的普遍限制 上下文:NXP 社区的另一个帖子([iMX93AUTO EVK] QCA7006AQ 的 SPI 配置,community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/iMX93AUTO-EVK-SPI-Configuration-for-QCA7006AQ-with-imx93AUTO-EVK/m-p/1839847)展示了如何使用 LPSPI3 在i.MX93-11x11-EVK (同一 SoC)的相同 GPIO_IO08-11 引脚上成功驱动外部 SPI 设备:   c &lpspi3 { compatible = "fsl,imx93-spi", "fsl,lpspi"; cs-gpios = <&gpio2 8 GPIO_ACTIVE_LOW>; status = "okay"; ... }; &iomuxc { pinctrl_lpspi3_qca: lpspi3grp { fsl,pins = < MX93_PAD_GPIO_IO11__LPSPI3_SCK 0x3fe MX93_PAD_GPIO_IO10__LPSPI3_SOUT 0x3fe MX93_PAD_GPIO_IO09__LPSPI3_SIN 0x3fe MX93_PAD_GPIO_IO08__LPSPI3_PCS0 0x3fe /* native PCS0, not plain GPIO */ >; }; }; 我在 FRDM 板上尝试了完全相同的变体(使用原生 LPSPI3_PCS0/LPSPI3_PCS1 而不是普通的 GPIO2_IO08/GPIO2_IO07,加上显式兼容覆盖)——没有变化,devmem 0x42550000 32 仍然出错,clk_enable_count/clk_prepare_count 仍然为 0。这排除了引脚复用/兼容字符串选择是此板卡上的原因,并且——结合 EVK 的成功——让我怀疑是FRDM 板卡特有的问题(要么在 imx93-11x11-frdm.dts 中)。处理 lpspi3(或该板的 U-Boot/ATF 级 RDC/电源域设置)而不是一般的 i.MX93 SoC 或主线驱动程序的限制。 向恩智浦提出的问题 即使 SPI 内核正在积极地向绑定的 spi2.0/spi2.1 设备进行传输,lpspi3 的 clk_prepare_count/clk_enable_count 仍然保持为 0,并且普通的寄存器读取 0x42550000 会导致总线故障——FRDM-IMX93 的 lpspi3 设备树节点(或板级 RDC/电源域设置)缺少什么,而正常工作的 EVK 配置不需要这些? FRDM-IMX93 上的 LPSPI3 是否故意保留给另一个功能域(例如,Cortex-M33 / 安全世界,或板载 MAYA-W2 三射频模块路径)在板的默认 RDC/ATF 配置下,与 EVK 不同? 是否有类似 imx93-11x11-frdm-lpspi.dts 的参考文件,用于在该特定电路板上通过 P11 外部使用 LPSPI3? 如何重现 底板 dtb:随 i.MX 版本 发行版镜像一起提供的标准 imx93-11x11-frdm.dtb(未修改的 NXP lpspi3 + pcal6408 + reg_vexp_3v3/reg_vexp_5v 节点 — 全部通过 __symbols__ 确认存在)。 应用上述覆盖(稳压器始终开启,pinctrl + cs-gpios + pinctrl-assert-gpios on &lpspi3; 尝试了 plain-GPIO 和 native-PCS0/PCS1 pinmux 变体,两次结果相同)。 手动将 spidev(内置,CONFIG_SPI_SPIDEV=y)绑定到 spi2.0:   echo spidev > /sys/bus/spi/devices/spi2.0/driver_override echo spi2.0 > /sys/bus/spi/drivers/spidev/bind spidev_test -D /dev/spidev2.0-s 1000000 -v — “成功”(无 I/O 错误),但即使 MOSI/MISO 物理短路,RX 数据也不是 TX 的环回;无论如何,逻辑分析仪上的 SCK 都不会切换。 cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep lpspi3 → clk_enable_count=0. cat /sys/kernel/debug/clk/lpspi3/clk_prepare_count → 0。 devmem 0x42550000 32 → 总线错误。devmem 0x44380000 32 (LPUART1) → 正常成功。 如果需要,我很乐意提供完整的 overlay 源代码、dmesg 和 clk_summary/gpio 转储。
記事全体を表示
问题:修复 IMX_SEC_ENCLAVE 和释放后使用依赖项。 Hello 这是对 GitHub 上这个 PR的后续跟进。 提供的补丁似乎最终没有应用,因为 lf-6.18.y 中没有这些补丁。 需要 Kconfig 提交来确保当 NVMEM_IMX_OCOTP_SCU 为 m 时 Enclave 驱动程序不能为 y,从而避免探测延迟。 否则你会看到这样的结果: root@colibri-imx8x-14985125:~# dmesg -l err [ 1.708145] rtc-ds1307 1-0068: hctosys: unable to read the hardware clock [ 2.072996] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 2.078636] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 2.084513] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 2.111555] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 2.117209] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 2.123110] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 2.141671] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 2.147303] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 2.153200] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 2.171418] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 2.177065] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 2.182929] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 5.744448] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 5.750217] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 5.756186] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 5.877660] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 5.888247] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 5.894232] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 10.324138] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 10.349783] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 10.374692] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 11.731697] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 11.738134] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 11.747692] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 12.284910] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 12.295720] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 12.307723] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 12.410541] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 12.426771] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 12.443446] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 12.644550] debugfs: '5f1a0000.phy' already exists in 'regmap' [ 12.655906] debugfs: '5f1a0000.phy' already exists in 'regmap' [ 12.670039] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 12.688813] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 12.696063] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 12.765923] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 12.775810] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 12.786887] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 12.839515] fsl-se secure-envlave-1: Fail to read FIPS fuse [ 12.847285] fsl-se secure-envlave-1: Failed to fetch SoC Info. [ 12.853801] fsl-se secure-envlave-1: failed[-EPROBE_DEFER] to fetch SoC Info [ 12.936721] nvmem imx-scu-ocotp0: cell mac raw len 6 unaligned to nvmem word size 4 [ 12.951328] nvmem imx-scu-ocotp0: cell mac raw len 6 unaligned to nvmem word size 4 [ 13.708903] genpd_provider mu_a1: failed to power off resource 214 ret -22 [ 16.701904] Bluetooth: hci0: unexpected event for opcode 0x0000 root@colibri-imx8x-14985125:~# 在提交的第二个版本中,驱动程序进行了一些重构,我不确定NXP是否已经解决了这个问题。 提交 9703dfecc735(“LF-15802:驱动程序:固件:imx:修复 SE 驱动程序移除”) SE团队能否确认一下? 此致敬礼 弗朗茨 Re: ISSUE: fix dependency for IMX_SEC_ENCLAVE and use-after-free 你好, 我看到这个问题还没有解决,我会和内部软件团队确认一下。 此致敬礼/Saludos, 阿尔多。
記事全体を表示
FRDM-IMX93:LinuxからLPSPI3レジスタにアクセスできない(devmem読み取り時のバスエラー) — 外部SPIデビック 概要 FRDM-IMX93ボードの P11 EXPIヘッダーに LPSPI3 を使って、2つの外部MCP2515 CANコントローラー(Waveshare 2-CHAN HAT、本物のRaspberry Piで動作確認)を起動しようとしています(GPIO_IO08 UM12181表21参照、Raspberry-Pi互換ヘッダー位置に一致するピンです)。 見つけたデバイスツリーレベルの問題(電源、ピンマックス、チップセレクト、pinctrl-assert-gpio)をすべて修正した後、SPIクロック(SCK)は物理ヘッダーピンを切り替え ず 、LPSPI3ブロックの直接レジスタ読み込みは バスエラーを引き起こします。別の既知の動作ペリフェラル(LPUART1)は同じアドレス空間から問題なく読み返します。これはLinuxデバイスツリーから修正できるものではなく、リソース/バスアクセス制限(RDCなど)を示しています。 ボード/ソフトウェア ボード:FRDM-IMX93(NXP)、SoC:MIMX9352CVVXMAB BSP: NXP i.MX リリース ディストリビューション、カーネル 6.18.2-1.0.0-gf49f45233f7b ターゲット周辺機器:lpspi3(spi@42550000、/aliasesでエイリアスされたspi2、/proc/device-tree/で確認された本物のdtsラベル__symbols__ lpspi3) テスト中の外部デバイス:CS0/CS1上の2× MCP2515(Waveshare 2-CH CAN HAT) 既に動作が確認されているもの(除外されたもの) ヘッダーに電力を供給します。reg_vexp_3v3 / reg_vexp_5v は、デフォルトで無効になっているレギュレータ固定ノードです (regulator_summary では use=0 と表示されています)。レギュレーター常時オン+レギュレーターブートオンを追加し、オーバーレイフラグメントのターゲティング&reg_vexp_3v3/&reg_vexp_5vを追加しました( __symbols__で実際のラベルが確認されました)。その後、P11に3.3V/5Vの電圧が物理的に存在していることを確認しました。 Pinmux。GPIO_IO08-11 は、imx93-pinfunc.h の公式マクロを使用して、LPSPI3_PCS0/SIN/SOUT/SCK に正しく多重化されています。input_reg/input_valはこれら3つの機能に対して0x0000/0x0であるため、DAISYチェーンセレクトは不要です(マクロ検査で除外され、個別レジスタは不要)。 チップセレクト。cs-gpios = 、(ビットバンギングされたGPIO CS。このノードに対するNXP独自のアップストリームボードサポートパターンに一致)。cat /sys/kernel/debug/gpio とマルチメーター/ロジックアナライザーで確認したところ、 CS0 は正しくトグルし、物理的にヘッダーピンに到達していることがわかりました。 pinctrl-assert-gpios。NXP独自のこのボード用アップストリーム&lpspi3リファレンスには、pinctrl-assert-gpios = <&pcal6408 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>; が含まれています(この行はほとんどの公開ガイドには記載されておらず、ボード独自のdtsパッチにのみ記載されています)。追加しました。/proc/device-tree/__symbols__ で pcal6408 が解決されること、および cat /sys/kernel/debug/gpio で lpspi3 のデフォルトの pinctrl 状態が要求されると GPIO がアサートされる (出力 hi) ことを確認しました。 オーバーレイはきれいに適用されます。U-Bootのfdt applyからFDT_ERR_NOTFOUNDは発生せず、/sys/bus/spi/devices/にはSPIコアによってspi2.0とspi2.1が登録されていることが示されています。 ERR051608 (LPSPI TCR[PRESCALE] のエラータ)。spi-fsl-lpspi.c を確認しました履歴 — 修正(fsl、imx93-spi の prescale_max = 1)は、2024年8月 / 安定版 6.6.51 でメインラインに取り込まれました。2024年9月6.10日は、このカーネルバージョン(6.18.2)よりずっと前のもので、互換文字列(fsl、imx93-spi)はすでにベースボードのdtsに存在しているため、ドライバはこの制限を自動的に適用すべきです。完全に否定できるわけではないが(実際にPRESCALEフィールドが書き込まれたという直接的なレジスタ確認はない)、タイムラインから判断すると既に処理済みである可能性が高い。 実際の症状 CS0/CS1、MISO、MOSI、SCKが物理的なP11ピン(マルチメーター、CS0落ち込みエッジで10〜20 MSa/sのロジックアナライザーをトリガー)でプローブしつつ、転送を繰り返し再試行(ループ内でspidev_testし、Echo spi2.0 > /sys/bus/spi/drivers/mcp251x/bindを経て繰り返しMCP251xの再プローブを強制することで別々に実行しました): CS0の切り替え。マルチメーターとロジックアナライザーの両方で確認済み。 SCKは切り替えません。継続的に転送を試みても、変化はなく、活動は見られない。 MOSIは切り替えません。 両方のMCP2515が同じように失敗します:mcp251x spi2.0/spi2.1:リセット/プローブ失敗後、MCP251xはコンフモードに入らなかった。err=110(ETIMEDOUT)。つまり、ドライバ自身のSPIレベルのリセット+read-CANSTATシーケンスは応答せず、SCKがSoCを出ないのと一致している。 根本原因はデバイスツリーではなくクロック/バスアクセスに絞られます   # clk_enable_count is 0 despite the controller actively being used $ cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep -i lpspi3 lpspi3_root 0 0 0 50000000 0 0 50000 N deviceless no_connection_id lpspi3 0 0 0 50000000 0 0 50000 N 42550000.spi per LPSpi3の機能クロック(per)クロックはenable_count=0と表示されますが、42550000.SPI(実際のバインドされた消費者)がループ内で転送を試みている間も、単に「未使用」ではありません(lpspi1/2/4はデバイス レスで0 と表示されるため、それだけでは決定的ではありません)。 決定的なテスト ― devmem を介したレジスタの直接読み取り:   $ devmem 0x44380000 32 # LPUART1 base — known-good peripheral 0x04040007 $ devmem 0x42550000 32 # LPSPI3 base (VERID register) Bus error (core dumped) 全く関係のない動作するペリフェラル(LPUART1、デバッグコンソール用)は同じCPU/バスのコンテキストから問題なく読み戻せます。LPSPI3のベースアドレスフォルトは、クロックゲーティングやピンマックスの考慮が問題になる前に、単純な32ビット読み取りで発生します。これはリソースドメインコントローラー(RDC)やそれに類するアクセス制御機構が、ハードウェアレベルでCortex-A55(Linux)ドメインをこのペリフェラルのアドレス範囲からブロックしているように見えます。Linuxデバイスツリーから設定可能なものとは無関係です。 NXPへの質問 FRDM-IMX93 の LPSPI3 は、別のドメイン (例:Cortex-M33 / Secure World)をボードのデフォルトのRDC構成に含めて、追加のSPL/ATF/TF-Aレベルの再構成なしでLinuxからは使えなくなるのでしょうか? もしそうなら、LPSPI3バスアクセスをCortex-A55の非セキュアドメインに再割り当てする方法(U-Boot SPLのRDC設定やOP-TEE/TF-Aの変更)は文書で記載されているのでしょうか?それとも、GPIO_IO08-11が壊れているにもかかわらず、このボードのP11ヘッダーで外部SPIとしては単純にサポートされていないのでしょうか? これは私のボード/カーネルビルド特有の問題でしょうか、それともデフォルトのFRDM-IMX93 BSPの既知の特性でしょうか?参照用のimx93-11x11-frdm-lpspi.dts(EVKの場合はimx93-11x11-evk-lpspi.dtsに相当)があれば非常に助かります。 再現方法 ベースボードdtb: i.MXリリースディストリビューションイメージに同梱されている標準のimx93-11x11-frdm.dtb(変更されていないNXP lpspi3 + pcal6408 + reg_vexp_3v3/reg_vexp_5vノード - すべて__symbols__経由で存在が確認されています)。 上記で説明したオーバーレイを適用します(レギュレータ常時オン、&lpspi3 上の pinctrl + cs-gpios + pinctrl-assert-gpios)。 spidev(組み込み、CONFIG_SPI_SPIDEV=y)を手動でspi2.0にバインドします。   echo spidev > /sys/bus/spi/devices/spi2.0/driver_override echo spi2.0 > /sys/bus/spi/drivers/spidev/bind spidev_test -D /dev/spidev2.0-s 1000000 -v — 転送は「成功」します(I/O エラーなし)が、MOSI/MISO が物理的に短絡されていても、RX データは TX のループバックではありません。 devmem 0x42550000 32 → バスエラー。 必要であれば、オーバーレイのソースコード、dmesgログ、clk_summary/gpioダンプなど、すべての情報を提供いたします。
記事全体を表示
S32K358 about Cache operation I am writing an S32K358 program in S32DS. To create an OTA upgrade program, I need to manipulate the internal FLASH. When I call the above function, I can compile it successfully, but I cannot find the above function by pressing CTRL+left mouse button. Is this normal? Screenshot 2026-09-15 141928.png Screenshot 2026-09-15 141953.png Re: S32K358 about Cache operation Hi @sunshine88, Can you try rebuilding the index? danielmartynek_0-1789469464382.pngdanielmartynek_0-1789469464382.png Thank you, BR, Daniel
記事全体を表示
S32K358 キャッシュ操作について S32DSでS32K358プログラムを作成しています。OTAアップグレードプログラムを作成するために、内部FLASHを操作する必要があります。上記の関数を呼び出すとコンパイルは正常に完了しますが、Ctrlキーを押しながらマウスの左ボタンを押しても上記の関数が見つかりません。これは正常な動作でしょうか? スクリーンショット 2026-09-15 141928.png スクリーンショット 2026-09-15 141953.png Re: S32K358 about Cache operation こんにちは@sunshine88 さん インデックスを再構築してみることはできますか? danielmartynek_0-1789469464382.pngdanielmartynek_0-1789469464382.png ありがとうございました。 BR、ダニエル
記事全体を表示