2413076_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2413076_zh-CN

2413076_zh-CN

i.MX95 - UUU 工具刷写偶尔会失败

各位专家:

我正在使用 i.MX95 EVK,并将 imx-启动 和(内核 + 根文件系统)刷入 emmc。我在UUU脚本中使用了emmc_all选项进行刷写。

有时,我发现使用此选项进行刷机时会出现失败。以下是失败代码片段。

0x200000002:13-294A7876CE324A4D>Okay (0.403s)
2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd if env exists emmc_ack; then ; else setenv emmc_ack 0; fi;
2:13-294A7876CE324A4D>Okay (0.008s)
2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd sleep 1
2:13-294A7876CE324A4D>Okay (1.007s)
2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd mmc partconf ${emmc_dev} ${emmc_ack} 1 0
2:13-294A7876CE324A4D>Fail (0.187s)


请问是否有人遇到过类似的故障,以及是否有解决办法可以缓解这个问题?

提前感谢!

BR,

阿伦·库马尔

Re: i.MX95 - UUU tool flashing fails occasionally

你好,

请问您能否分享一下您使用的完整命令?另外,请告知您测试时使用的是 EVK 还是 FRDM 开发板,以及 BSP 版本和 UUU 版本。

问候。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎09-15-2026 02:41 AM
Updated by: