2413076_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2413076_ja-JP

2413076_ja-JP

i.MX95 - UUUツールのフラッシュが時々失敗する

専門家の皆様へ

私はi.MX95 EVKを使用しており、imx-bootと(カーネル+ルートファイルシステム)をemmcにフラッシュしています。フラッシュ書き込みには、UUUスクリプトのemmc_allオプションを使用しました。

時々、そのオプションを使ったフラッシュ書き込みで失敗する現象が見られました。以下に、エラー発生時のコードスニペットを示します。

0x200000002:13-294A7876CE324A4D>Okay (0.403s)
2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd if env exists emmc_ack; then ; else setenv emmc_ack 0; fi;
2:13-294A7876CE324A4D>Okay (0.008s)
2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd sleep 1
2:13-294A7876CE324A4D>Okay (1.007s)
2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd mmc partconf ${emmc_dev} ${emmc_ack} 1 0
2:13-294A7876CE324A4D>Fail (0.187s)


同様の不具合を経験された方がいらっしゃいましたら、また、この問題を軽減するための解決策をご存知でしたら、ぜひお知らせください。

よろしくお願いいたします!

BR、

アルン・クマール

Re: i.MX95 - UUU tool flashing fails occasionally

こんにちは、

使っているコマンドの全文を共有してもらえますか?また、FRDMボードのEVKやBSP版、UUU版でテストしている場合も教えてください。

よろしくお願いいたします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
4 週間前
更新者: