2413277_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2413277_zh-CN

2413277_zh-CN

如何刷写 P89C52X2BN MCU?

大家好,

我需要对两个旧的MCU进行编程:P89C52X2BN和P89C52RD2。

据我了解,P89C52RD2 支持通过串口进行 ISP 通信。但是不知道如何激活 ISP/IAP 协议?

P89C52X2BN芯片该如何刷机?它需要并行程序员吗?如果需要,请说明协议以及如何激活闪光灯模式?

我主要想找到这两款芯片(特别是 X2BN)的官方编程文档,以便参考正确的闪存编程接口和时序。如果您有数据手册中的编程部分或相关链接,请分享。


谢谢!

Re: How to Flash P89C52X2BN MCU?

Hello

由此给您带来的不便,我深表歉意。P89C52 系列产品已停产,因此不再提供支持,有关该系列产品的信息也已不再提供。

如果这对您有用,以下是 89C51 的相关信息;重要提示:我无法确认或测试这些信息是否适用于 89C52。

89C51Rx+/Rx2/66x 微控制器的在线编程和应用内编程

顺祝商祺!

Re: How to Flash P89C52X2BN MCU?抱歉,XSP6100N 价格太贵了,相当于普通人 6-12 个月的工资。因此,我会阅读文档并尝试自己刷写固件。XSP6100N可以做到,但我买不起,谢谢。Re: How to Flash P89C52X2BN MCU?此 AN 可用于 P89C5xRx2,但缺少 P89C5xX2;此 AN 是正确的文档类型,但缺少 P89C5xX2。谢谢!
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
4 weeks ago
Updated by: