Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
i.MXRT1052はSRAM AADMモードを使用してFPGAと通信しますが、一部の信号は出力されません。 i.MXRT1052はSRAM AADMモードを使用してFPGAと通信しますが、一部の信号は出力されません。 現在AADMモードを使用しています。しかし、実際の設定時にWE#とOE#が表示されませんでした。SEMC_ADDR11/SEMC_ADDR12として設定されています。これらの2つの信号はFPGA側では変更されていません。ただし、データとアドレスは変更されており、ADV#も変更されています。SEMC_CS0は変更されていません。 なぜでしょうか?マニュアルにはSEMCピンマルチプレクサが記載されています。SEMC_ADDR11はWE#、SEMC_ADDR12はOE#ですが、MCUXpresso Config Tools 26.06で設定する際にOE#とWE#が表示されません。 それとも、信号がないのには他に何か理由があるのでしょうか? Re: i.MXRT1052和FPGA通讯用SRAM AADM模式,有些信号没有输出 こんにちは、 @SDFDSFSF さん、 FPGA SRAMのチップセレクトとしてSEMC_CS0を使用しないでください。SEMC_CS0はSDRAMのCS0であり、SRAMにはSEMC_CSX[3:0]を使用する必要があります。また、対応するMUX_CSXxはSEMC->IOCRでSRAM CE#として設定する必要があります。 さらに、周辺機器の初期化を確認した後、レジスタSRAMCR0.AM = 01 (AADM) を設定します。SRAMがAADMモードで動作している場合、SEMCはSEMC_ADDR11をWE#、SEMC_ADDR12をOE#として自動的に定義します。 よろしくお願いします、 シェリー
View full article
如何观看所有直播赛事? 大家好,我是一名学生,我正在寻找一种简单可靠的方式在线观看直播活动、体育赛事、新闻和其他直播节目,而不想被太多不同的网站和应用程序搞得眼花缭乱。 我听说有人提到过IPTVGREAT ,但我并不是想推广任何服务。我只是想了解一下有哪些选择,找到一款安全、价格合理且方便学生使用的服务。 如果您有在线观看直播内容的经验,能否分享一些建议?我尤其希望您推荐合法可靠的平台、免费服务,或者价格实惠且在笔记本电脑或手机上都能流畅运行的平台。 感谢所有能提供帮助的人。我只是想找到一个既实用又不会花费太多钱的办法,毕竟我是个学生。
View full article
GuierV1.7.2はどうやってダウンロードできますか? GuierV1.7.2はどうやってダウンロードできますか? Re: How can I download GuierV1.7.2? こんにちは、@smile168さん お問い合わせいただきありがとうございます。 現在、ダウンロード可能なのはGUI Guider v2.0.0とv1.10.1のみです。残念ながら、v1.7.2はダウンロードチャネルからはもう利用できません。 現代的な組み込みGUIファストを作成 |NXPセミコンダクターズ BR ハリー
View full article
すべてのライブイベントを視聴するにはどうすればいいですか? 皆さんこんにちは、私は学生で、多くの異なるウェブサイトやアプリに混乱せずに、ライブイベント情報、スポーツ、ニュース、その他のライブ番組をオンラインでシンプルかつ確実に視聴できる方法を探しています。 IPTVGREATというサービスを耳にしたことはありますが、特定のサービスを宣伝するつもりはありません。ただ、選択肢を理解し、安全で手頃な価格で、学生でも簡単に使えるサービスを見つけたいだけです。 もしオンラインでライブコンテンツを視聴した経験がある方がいれば、何かアドバイスをいただけますか?特に、合法で信頼できる選択肢、無料サービス、ノートPCやスマホで使いやすい手頃なプラットフォームのおすすめがあれば教えてほしいです。 助けてくれる方、ありがとうございます。学生なので、あまりお金をかけずに実用的な解決策を見つけようとしているだけです。
View full article
FS2400 唤醒后的电流消耗 专家您好: 我的芯片是S32K312,单板计算机是FS2400。 现在我需要唤醒芯片,唤醒源是GPIO下降沿。 在将S32K312置于待机状态之前,我将FS2400设置为LPON模式。 /* 寄存器 M_WU1_EN:字段 CAN_WUEN 设置为唤醒和中断(03) */ Sbc_FS24_Ip_WriteRegister (0, SBC_FS24_IP_M_WU1_EN_ADDR, SBC_FS24_IP_M_CAN_WUEN_MASK ); /* 寄存器 M_IOWU_EN:将 WAKE2、WAKE3 和 HVIO1 设置为不唤醒和中断(00) */ Sbc_FS24_Ip_WriteRegister(0, SBC_FS24_IP_M_IOWU_EN_ADDR, 0x00); /* 注册 M_CAN:将 CAN MODE 字段设置为收发器仅接收模式 */ Sbc_FS24_Ip_WriteRegister(0, SBC_FS24_IP_M_CAN_ADDR, SBC_FS24_IP_M_CAN_MODE_RX_ONLY); /* 进入LPON模式 */ Sbc_FS24_Ip_WriteRegister(0, SBC_FS24_IP_M_SYS_CFG_ADDR, SBC_FS24_IP_M_GO2LPON_MASK) 醒来后,我将 SBC 设置为正常模式。 Lpspi_Ip_Init(&Lpspi_Ip_PhyUnitConfig_SpiPhyUnit_SBC_Instance_0); Sbc_FS24_Ip_InitDriver(&Sbc_FS24_Ip_Config); Sbc_FS24_Ip_InitDevice(SBC_FS24_DEVICE_ID); eReturnValue = Sbc_FS24_Ip_CanTrcvSetState(SBC_FS24_DEVICE_ID, SBC_FS24_CANTRCV_STATE_ACTIVE ); Sbc_FS24_Ip_WriteRegister(0, SBC_FS24_IP_M_SYS_CFG_ADDR, SBC_FS24_IP_M_GO2NORMAL_MASK); 我发现当前电流消耗为 54mA,但上电保护电流消耗为 72mA。 如果我在单板计算机进入待机状态之前不做任何操作,唤醒后,电流消耗与上电 (POR) 时相同。 所以我认为SBC状态有问题,你能告诉我为什么吗? Re: FS2400 current consumption after wakeup 你好,PINKMAN 再会! 根据您描述的情况,我认为 FS2400 不一定“卡住”,但很可能是 SBC 从 LPON 唤醒后,其配置/状态与 POR 后的状态并不完全相同。 数据手册指出,从 LPON 唤醒后,设备会通过唤醒序列直接返回正常模式。LPON唤醒后,设备不会自动重新进入INIT状态 此外,如果设备在初始化状态下进入 LPON、LPOFF 或故障保护模式,则设备将保持初始化状态,这可能导致设备配置错误。建议在进入 LPON 或 LPOFF 模式之前读取 M_STATUS 寄存器中的 INIT_S 状态位,并且仅当设备不再处于初始化状态时才进入这些模式。 我会捕获并比较两种情况下(POR 路径和 LPON 唤醒路径)的以下寄存器: M_STATUS M_SYS_CFG M_CAN M_SYS1_CFG M_REG_CTRL M_IOWU_EN M_WU1_EN 希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。 祝你今天过得愉快,一切顺利。 Re: FS2400 current consumption after wakeup 嗨: RafaR 根据您的建议,我比较了 POR 和唤醒期间的 FS2400 寄存器。我发现,在 POR 期间,寄存器 M_REG_CTRL 的值为 0x04,而唤醒后,寄存器 M_REG_CTRL 的值为 0x1304。根据这一发现,我追溯到函数 Sbc_FS24_Ip_InitDevice → Sbc_FS24_Ip_OptionalInitSequence → Sbc_FS24_Ip_InitMain,其中对 M_REG_CTRL 进行了操作。但是,此功能的前提条件是 SBC_FS24_NORMAL == ePowState。因此,在 POR 期间可以执行此函数,但在唤醒期间,GOTONORMAL 在 Sbc_FS24_Ip_InitDevice 之后执行,因此无法执行此函数,从而导致功耗差异。 所以我有两个问题: 1.Sbc_FS24_Ip_InitDevice 是必需的吗?因为我发现,即使我在初始化期间不调用它,CAN 消息的发送/接收和电源供应仍然工作正常。 2.这种功耗差异主要来自哪里?
View full article
imx95 AHAB SGK 支持 你好, 我正在研究 i.MX95 上的 AHAB 安全启动支持,并想确认支持的签名密钥层次结构。 我了解到,某些 i.MX9 变体(例如 i.MX93)目前不支持 AHAB 容器签名的从属签名密钥 (SGK),而仅支持基于 SRK 的签名,如这里所讨论的: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/imx93-AHAB-SGK-support/td-p/2181212 请问 i.MX95 是否支持使用带有 CA 标志的 SRK 证书对 AHAB 启动容器进行从属密钥 (SGK) 签名,还是当前发布的 ELE 固件仅支持直接基于 SRK 的签名? 如果支持 SGK,能否也说明一下,支持是否取决于 i.MX95 芯片版本、ELE 固件版本、AHAB 容器格式或 BSP 版本? Re: imx95 AHAB SGK support 请问有人能帮帮我吗? Re: imx95 AHAB SGK support 你好, 对于未能及时回复您,我深表歉意。如果该功能仍然有用,经与团队确认,A 或 B 芯片版本均不支持该功能。 此致敬礼/Saludos, 阿尔多。 Re: imx95 AHAB SGK support 感谢@AldoG的澄清。
View full article
S32 Power architecture Design Studio Project用にRTM 1.5パッケージが必要です 私はS32 Design Studio 2.1を使ってMPC5746 Targetプロジェクトに取り組んでいます。 インポート中に、インストールされていない SDK_S32_PA_15 を使用してプロジェクトが作成されたという問題が発生しています。プロジェクトを強制的に変換しようとすると、CPU.h ファイルでコンパイルエラーが発生します。 互換性のあるパッケージをご用意ください。 Re: I need RTM 1.5 package for S32 Power architecture Design Studio Project こんにちは、 このSDK_S32_PA_15はS32 SDK 3.0.3としても知られています。このSDKはS32DSの拡張機能とアップデートメニューを使って、S32 Design Studio for PA v2.1にインストールできます。このメニューは、[ヘルプ] -> [S32DS拡張機能とアップデート] にあります。   このパッケージが正しくインストールされていれば、このエラーメッセージは出ないはずです。 よろしくお願いいたします。 ピーター
View full article
KE18F512VLH16 ECCメモリセル自動補正 ハードウェアは、シングルビットECCエラーの自動訂正機能を備えていると理解されている。しかし、修正がどこで行われているのかは不明である。 ハードウェアが1ビットのECCエラーを自動修正する場合、読み出しとメモリセルの両方を修正するのか、それとも読み出しのみを修正するのか? AN5335の例の図から判断すると、読み出しデータは0から1以上への補正が行われていますか?つまり、メモリセル内の値を実際にクリアするには、修正した値をRAMに書き戻す必要があるということだ。 RAMメモリセルのデータが修正されなければ、1ビットの誤りが2ビットの誤りに悪化する恐れがあります。 Re: KE18F512VLH16 ECC Memory Cell Autocorrection こんにちは、 @sean_dvorscak さん。 1. 「ハードウェアが1ビットのECCエラーを自動修正する場合、読み出しとメモリセルの両方を修正するのか、それとも読み出しのみを修正するのか? 」 ->>修正は読み出し時にのみ行われ、SRAMセルの内容は書き戻されません。 2.「RAMメモリセル内のデータが修正されない場合、1ビットの誤りが2ビットの誤りに悪化する可能性があることを懸念しています。" ->>はい、メモリセルのエラーをクリアしエラーの蓄積を防ぎたい場合は、ソフトウェアが読み取り・正書き・書き込みを行うことが推奨されます。 よろしくお願いします。 BR アリス
View full article
请求提供 NXP V2X 评估板和设计文件 尊敬的恩智浦团队: 我们正在评估用于汽车应用的 V2X 通信解决方案,该方案支持 V2V、V2I 和 V2P 功能安全消息。 我们对 NXP 基于 RoadLINK/SAF5400 的 V2X 解决方案和 OrangeBox 平台很感兴趣。请提供以下信息: 推荐的 NXP V2X 评估板或参考平台 评估板订购部件号 SAF5400 的可用性和生命周期状态 参考原理图和硬件设计文件 物料清单和PCB布局指南 射频匹配和天线参考设计 硬件用户手册和软件开发工具包 电路板支持包、驱动程序和示例应用程序 功能安全文档,包括 ASIL-B 支持详情 V2X消息签名和验证的**网络安全**设备建议 获取受控技术文件的保密协议程序 我们计划将其应用于工作在 5.9 GHz 频段的汽车 V2X 通信单元。请确认 NXP 目前是否提供支持 DSRC/IEEE 802.11p、C-V2X PC5 或两者兼备的解决方案。 请提供相关的产品文件、商务联系方式和采购流程。 顺祝商祺! 伦吉斯·托马斯 高级设计工程师 - 硬件 获取我的解决方案 +91 8015237416 Re: Request for NXP V2X Evaluation Board and Design Files 你好, 希望你一切都好。 这是我们面向汽车 V2X 应用的 DSRC 功能安全调制解调器产品目录: DSRC 功能安全调制解调器。您也可以在这里找到我们推荐的V2X通信产品。 RoadLINK SAF5400是一款适用于汽车应用的单芯片 DSRC 调制解调器,适用于 V2X 应用,符合 IEEE 802.11p 标准。IEEE 1609.4,ETSI EN 302663、ETSI EN 302571 和 ARIB T-109M。 对于由此可能造成的不便,我深表歉意,但遗憾的是,有关 SAF5400 和其他 V2X 汽车产品的信息受保密协议保护。 如需了解这些产品的信息,请联系您当地的代理商,以便他们不仅可以帮助您完成 NDA 流程,还可以为您提供您可能需要的有关这些产品的信息? 此致, 安娜·索菲亚。
View full article
S32k344 Design Studio ドライバの例コード チームの皆さん、こんにちは S32k344で基本的なサンプルコードを実行したかった。 インストールしました S32 Design Studio for S32 Platform バージョン: 3.6.0 ビルドID: 241128 にはダイバーの例が見つかりません。S32k拡張機能を導入してS32k3xxパッケージをアップデートしても、インストールは毎回失敗します。70%で止まっています。 他に何か情報が必要な場合や、基本的な例題についてご説明が必要な場合は、お知らせください。 よろしくお願いします。 ゴパル Re: S32k344 design studio driver example code こんにちは、 @rathi_tgさん 始めるには、現在利用可能なツールの最新バージョンであるS32 Design Studio 3.6.10を使うことをお勧めします。別インスタンスとしてインストールする必要はありません。既存のインストールのアップデートとしてインストールすることも可能です。このプロセスの詳細はS32 Design Studio 3.6.10で確認できますRFPインストールガイドは、S32DSインストーラーと同じダウンロードページから入手できます。 S32K3デバイスの例としては、RTDパッケージの一部として含まれています。良い参考文献は 「How To Download, Install and Configuration the RTD 5.0.0 with S32 Design Studio 3.6.0」という動画です。そこには、ダウンロードする必要のあるコンポーネント、それらのインストール方法、およびサンプルに基づいたプロジェクトの作成方法が詳細に説明されています。この動画はRTD 5.0.0向けに作成されていますが、新しいRTDバージョンでも手順は同様です。 注: S32K3デバイスで利用可能な最新のRTDリリースはRTD 7.0.1です。 さらに、NXPの アプリケーションコードハブには、さまざまなデバイスやユースケースに対応した現役の例やアプリケーションプロジェクトが見つかるかもしれません。 BR、VaneB Re: S32k344 design studio driver example code こんにちは、 @Valvalさん 問題は解決しましたが、デバッグパッケージをインストールしていませんでした。 敬具 ゴパル Re: S32k344 design studio driver example code こんにちは、 @rathi_tgさん どうやってアプリケーションが古いコードを実行していると判断しましたか? また、サンプルプロジェクトは特定のボードでテストされており、そのボードは各サンプルに同梱されているdescription.txtファイルに記載されていますのでご注意ください。 基板ごとにハードウェア構成が異なるため、ピン割り当てや構成がターゲットボードに合っているか必ず確認してください。お使いのハードウェアでサンプルが正しく動作するように、ピン設定の一部を適切に更新する必要がある場合があります。 Re: S32k344 design studio driver example code こんにちは ドライバーファイルのインポートは成功し、「Siul2_Dio_Ip_Example_S32K344」プロジェクトもインポートしました。 mexを実行してコードを更新しました。コードはエラーなくビルドされました。 私はS32k344-WBを持っていて、電源を入れるとデフォルトのスイッチとLEDプログラムがあります。 ビルドしたファイルをフラッシュすると、プログレスバーは100%と表示されますが、ボードの動作に変化が見られず、依然として古いコードが実行されています。 敬具 ゴパール
View full article
Zephyr UAC2 → SAI 参考 i.MX RT1020 大家好, 我正在尝试使用 Zephyr 的 UAC2 异步显式反馈示例在 i.MX RT1020 上实现 USB 到 I2S 音频管道,但我遇到了 NXP SAI (I2S) 驱动程序和 eDMA 的问题。 在我花更多时间调试 DMAMUX 和 IRQ 配置之前,有没有人知道使用 Zephyr 为 RT10xx 系列提供的可用的 USB 转 I2S 示例? 我特别想找一个在 Zephyr 上实现 UAC2 到 SAI 音频路径的参考项目。 提前感谢! Re: Zephyr UAC2 → SAI reference on i.MX RT1020 嗨@lpc73 , 感谢您对 NXP MIMXRT 系列产品的关注! 目前上游 Zephyr 版本中还没有适用于 RT10xx 的现成 UAC2→SAI 参考项目。RT10xx 支持所有构建模块:SAI/I2S 驱动程序 (nxp,mcux-i2s)、eDMA 和 UAC2 类。DMAMUX 路由是通过设备树属性 nxp,tx-dma-channel / nxp,rx-dma-channel + pinctrl 完成的,而不是在 C 语言中手动完成的。您需要添加的主要部分是 RT 平台的反馈回路,并且务必将 DMA 音频缓冲区放置在不可缓存的内存中。 如果 Zephyr 不是必需的,MCUXpresso SDK 的 dev_audio_speaker + sai_edma_transfer 是最成熟的即用型 UAC2→SAI 示例。 此致, 加文
View full article
S32K358 設定ツール dma には DMA_IP_HW_INST_1 がありません 1. S32DS 3.6.10 2. チップ S32K358 3. RTD: 7.0.1 問題: DMAエミュレーションにはインスタンス1がなく、インスタンス0のみが存在する このチップにはDMAマルチプレクサが2つ搭載されているはずだが、現在の設定ツールには1つしか搭載されていない。 LPUart4 DMAを使用したいのですが、それはmux1にあります。 誰か助けてください。 Re: S32K358 config tool dma has no DMA_IP_HW_INST_1 こんにちは、 32のDMAチャネルと2つのDMAMUXインスタンスを持つ単一のDMAモジュールがあります。各DMAMUXインスタンスは16チャネルを提供し、DMAチャネルの半分にマッピングされています。 LPUART4のTXリクエストがDMAMUX1にルーティングされるため、DMAチャンネル16から31を使う必要があります。   DMAMUXの設定はRMコンポーネントで処理されているので、RMコンポーネントをプロジェクトに追加し、適切に設定してください。 BR、ペトル
View full article
我需要用于 S32 Power 架构设计工作室项目的 RTM 1.5 软件包。 我正在使用 S32 Design Studio 2.1 开发 MPC5746 Target 项目。 导入时遇到问题,提示项目是使用未安装的 SDK_S32_PA_15 创建的。如果我尝试强制转换项目,则会在 CPU.h 文件中遇到编译错误。 请提供兼容的软件包。 Re: I need RTM 1.5 package for S32 Power architecture Design Studio Project 你好, SDK_S32_PA_15 也称为 S32 SDK 3.0.3。您可以使用 S32DS 扩展和更新菜单将此 SDK 安装到 S32 Design Studio for PA v2.1 中。此菜单位于:帮助 -> S32DS 扩展和更新   如果此软件包安装正确,则不应收到此错误消息。 顺祝商祺! Peter
View full article
S32K358 配置工具 dma 没有 DMA_IP_HW_INST_1 1. S32DS 3.6.10 2. 芯片 S32K358 3. RTD:7.0.1 问题:DMA EMUX 没有实例 1,只有实例 0。 该芯片应该有两个 DMA 多路复用器实例,但现在配置工具只显示一个。 我想使用 LPUart4 DMA,但它在 mux1 中。 帮帮我。 Re: S32K358 config tool dma has no DMA_IP_HW_INST_1 您好, 有一个具有 32 个 DMA 通道的 DMA 模块和两个 DMAMUX 实例。每个 DMAMUX 实例提供 16 个通道,并映射到一半的 DMA 通道。 由于 LPUART4 TX 请求被路由到 DMAMUX1,因此需要使用 DMA 通道 16-31。   DMAMUX 配置在 RM 组件中处理,因此请将 RM 组件添加到项目中并进行相应的配置。 BR,彼得
View full article
LX2082プロセッサ用のベアメタルドライバーコード例の要請 現在、NXPのLX2082Aプロセッサ(カスタムボード)を使ったプロジェクトに取り組んでおり、開発を加速させるためにベアメタルソフトウェアの例を探しています。 以下のLX2082プロセッサのペリフェラルに関する、利用可能なベアメタルの参照コード、ドライバーの例、またはアプリケーションノートを教えていただけませんか? UART I2C SPI イーサネット(MAC/PHY初期化および通信) 具体的には、以下の点に興味があります。 ペリフェラル初期化シーケンス レジスタレベルのドライバ実装 C言語によるサンプルソースコード オペレーティングシステムのないベアメタル環境の例 LX2082プラットフォーム向けの利用可能なボードサポートパッケージ(BSP)やリファレンスプロジェクト これらのリソースがNDAの下で利用可能であったり、特別なアクセスが必要な場合は、取得手続きをお知らせください。 お時間をいただき、ご支援ありがとうございます。ご回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。 サイ・チャンドゥ Re: Request for Bare-Metal Driver Code Examples for LX2082 Processor リアルタイムエッジソフトウェアに含まれるベアメタルソフトウェアを参照することもできます。 セクション「2.4」を参照してください。「Cortex-Aコアの裸金属」と記載されています。
View full article
Zephyr UAC2 → i.MX RT1020 に関するSAIリファレンス こんにちは、皆さん ZephyrのUAC2非同期明示的フィードバックサンプルを使って、i.MX RT1020でUSB-to-I2Sのオーディオパイプラインを動かそうとしていますが、NXP SAI(I2S)ドライバーとeDMAで問題が発生しています。 DMAMUXやIRQの設定のデバッグに時間をかける前に、Zephyrを使ってRT10xxシリーズのUSB-to-I2Sの動作する例をご存知の方はいらっしゃいますか? 特に、Zephyr上でUAC2からSAIへのオーディオパスを実装しているリファレンスプロジェクトを探しています。 よろしくお願いいたします! Re: Zephyr UAC2 → SAI reference on i.MX RT1020 こんにちは、@lpc73 さん。 NXP MIMXRTシリーズにご関心をお寄せいただきありがとうございます! 現在、上流のZephyrにはRT10xx用の現成のUAC2→SAIリファレンスプロジェクトはありません。RT10xxでは、SAI/I2Sドライバ(nxp、mcux-i2s)、eDMA、UAC2クラスの構成要素はすべてサポートされています。DMAMUXルーティングは、デバイスツリーのnxp、tx-dma-channel / nxp、rx-dma-channel+pinctrlというプロパティで行われ、Cでは手動ではありません。追加すべき主な要素はRTプラットフォーム用のフィードバックループで、DMAオーディオバッファはキャッシュできないメモリに配置することを忘れないでください。 Zephyrが必須でない場合、MCUXpresso SDKのdev_audio_speaker+sai_edma_transferが最も成熟した、すぐに使えるUAC2→SAIの例です。 よろしくお願いします、 ギャビン
View full article
KE18F512VLH16 ECC 存储单元自动纠错 据了解,该硬件可自动纠正单比特 ECC 错误。然而,目前还不清楚这些更正是在哪里进行的。 当硬件自动纠正单个比特 ECC 错误时,它是同时纠正读取和存储单元,还是只纠正读取? 从 AN5335 示例图中可以看出,读取数据是否已从 0 > 1 校正?这意味着我们需要将修正后的值写回 RAM,才能真正清除内存单元中的该值。 我们担心,如果 RAM 存储单元中的数据没有得到纠正,单比特错误可能会演变成双比特错误。 Re: KE18F512VLH16 ECC Memory Cell Autocorrection 你好@sean_dvorscak 1.“当硬件自动纠正单个比特的ECC错误时,它是在读取操作和存储单元上都进行纠正,还是只在读取操作上进行纠正? ” ->>该校正仅在读取时执行;SRAM 单元的内容不会被写回。 2.“我们担心,如果RAM存储单元中的数据没有得到纠正,单比特错误可能会演变成双比特错误。 ” 是的,如果要清除内存单元中的错误并防止错误累积,建议软件执行读取-更正-写回操作。 谢谢! BR 爱丽丝
View full article
NXP V2X評価ボードおよび設計ファイルの要請 NXPチームの皆様へ 私たちは、V2V、V2I、V2Pの安全メッセージをサポートする自動車アプリケーション向けのV2X通信ソリューションを評価しています。 NXPのRoadLINK/SAF5400ベースのV2XソリューションとOrangeBoxプラットフォームに関心を持っています。以下の情報をご提供ください。 推奨されるNXP V2X評価ボードまたはリファレンスプラットフォーム 評価ボード発注部品番号 SAF5400の入手可能性とライフサイクル状況 参考回路図およびハードウェア設計ファイル 部品表およびPCBレイアウトガイドライン RFマッチングおよびアンテナリファレンス・デザイン ハードウェアユーザーマニュアルおよびソフトウェア開発キット BSP、ドライバおよび例のアプリケーション ASIL-Bサポートの詳細を含む機能安全ドキュメント V2Xメッセージ署名および検証のためのセキュリティデバイス推奨事項 管理技術文書へのアクセスに関するNDA手続き 私たちの意図された用途は、5.9 GHz帯で動作するオートモーティブV2X通信ユニットです。また、NXPが現在DSRC/IEEE 802.11p、C-V2X PC5、またはその両方をサポートするソリューションを提供しているかどうかも確認してください。 該当する製品書類、商業連絡先、調達手順をぜひ共有してください。 よろしくお願いいたします。 レンジット・トーマス シニアデザインエンジニア - ハードウェア 私のソリューションを入手してください +91 8015237416 Re: Request for NXP V2X Evaluation Board and Design Files こんにちは、 お元気でお過ごしでしょうか。 こちらはオートモーティブV2Xアプリケーション向けのDSRCセーフティ・モデム製品カタログです :DSRCセーフティ・モデム。 また、V2Xコミュニケーション用の推奨製品も こちらでご覧いただけます。 RoadLINK SAF5400は、V2X用途向けの自動車認定シングルチップDSRCモデムで、IEEE 802.11pに準拠しています。IEEE 1609.4、ETSI EN 302663、ETSI EN 302571、および ARIB T-109M。 ご不便をおかけして申し訳ありませんが、残念ながらSAF5400やその他のV2X車載製品に関する情報は秘密保持契約のもとで保護されています。 これらの製品に関する情報を得るには、代理店ネットワーク の地元の代理店にご連絡いただければ、NDA手続きのサポートだけでなく、必要な製品情報も提供してもらえますか? よろしくお願いします、 アナ・ソフィア。
View full article
S32k344 设计工作室驱动程序示例代码 大家好 我想在S32k344上运行一些基本的示例代码。 我已经安装了 S32 Design Studio for S32 Platform 版本:3.6.0 版本 ID:241128 我找不到任何潜水员的例子。我甚至使用了 S32k 扩展并更新了 s32k3xx 软件包,但每次安装都失败。它卡在70%了。 如果您需要其他信息或基础示例方面的帮助,请告诉我。 此致 戈帕尔 Re: S32k344 design studio driver example code 你好@rathi_tg 首先,我们建议使用最新版本的工具,目前是 S32 Design Studio 3.6.10。无需将其作为单独的实例安装,因为它可以作为现有安装的更新进行安装。有关此过程的详细说明,请参阅 S32 设计工作室 3.6.10 版本。RFP 安装指南,可在与 S32DS 安装程序相同的下载页面上找到。 关于 S32K3 设备 的示例,这些示例包含在 RTD 软件包中。一个很好的参考资料是视频“如何使用 S32 Design Studio 3.6.0 下载、安装和配置 RTD 5.0.0” ,详细说明了需要下载哪些组件、如何安装它们以及如何根据示例创建项目。虽然该视频是为 RTD 5.0.0 制作的,但对于较新的 RTD 版本,操作步骤类似。 注意:适用于 S32K3 设备的最新 RTD 版本为 RTD 7.0.1。 此外,您还可以在 NXP 的应用代码中心找到有用的示例和应用项目,其中包含适用于不同设备和用例的各种即用型示例。 BR,VaneB Re: S32k344 design studio driver example code 嗨@Valval 问题已解决,我没有安装调试包。 此致敬礼 戈帕尔 Re: S32k344 design studio driver example code 你好@rathi_tg 你是如何确定该应用程序运行的是旧代码的? 另外,请注意,示例项目均使用特定开发板进行测试,这些开发板列在每个示例附带的 description.txt 文件中。 由于不同的电路板可能具有不同的硬件配置,请确认引脚分配和配置与您的目标电路板匹配。您可能需要相应地更新一些引脚设置,以确保示例在您的硬件上正确运行。 Re: S32k344 design studio driver example code 你好 我已经成功导入驱动程序文件,并且导入了“Siul2_Dio_Ip_Example_S32K344”项目。 我已经运行了 MEX 并更新了代码。代码编译没有错误。 我手头有一台S32k344-WB,它通电后会显示默认的开关和LED程序。 当我刷写编译好的文件时,进度条显示100%,但我看不到板有任何变化,它仍然在执行旧代码。 此致敬礼 戈帕尔
View full article
CircO2 一氧化氮片剂评测:完整购买指南 CircO2 是由 Advanced Bionutritionals 公司生产的一氧化氮支持补充剂。与许多需要用水吞服的药片不同,CircO2 采用速溶片(有时称为锭剂)的形式,可在口中融化。这是它与其他市面上的 CircO2 片剂相比脱颖而出的原因之一。 CircO2 氧气增强剂和循环支持剂背后的主要理念很简单:帮助你的身体产生更多的一氧化氮,从而使你的血管放松和扩张。这时,血液(以及血液携带的氧气)就能更自由地在体内流动。这意味着白天精力更充沛、手脚更温暖、耐力更好。   Re: CircO2 Nitric Oxide Tablets Review: A Complete Buyer's Guide CircO2 是 Advanced Bionutritionals 公司在美国、加拿大、英国、澳大利亚和新西兰销售的一种一氧化氮支持补充剂,旨在促进健康的血液循环。与需要用水吞服的传统补充剂不同, ORIGINAL CircO2是一种速溶片剂或锭剂,可在口中融化。这种便捷的形式使其有别于许多其他促进血液循环的片剂。 CircO2 氧气增强剂和循环支持剂的目标是支持人体自然产生一氧化氮。一氧化氮有助于血管放松和扩张,从而使血液和氧气更有效地在体内循环。CircO2 通过促进健康的血液流动,有助于提升日常精力、耐力和血液循环,包括帮助手脚感觉更温暖。
View full article