2403114_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2403114_ja-JP

2403114_ja-JP

i.MXRT1052はSRAM AADMモードを使用してFPGAと通信しますが、一部の信号は出力されません。

i.MXRT1052はSRAM AADMモードを使用してFPGAと通信しますが、一部の信号は出力されません。

現在AADMモードを使用しています。しかし、実際の設定時にWE#とOE#が表示されませんでした。SEMC_ADDR11/SEMC_ADDR12として設定されています。これらの2つの信号はFPGA側では変更されていません。ただし、データとアドレスは変更されており、ADV#も変更されています。SEMC_CS0は変更されていません。

なぜでしょうか?マニュアルにはSEMCピンマルチプレクサが記載されています。SEMC_ADDR11はWE#、SEMC_ADDR12はOE#ですが、MCUXpresso Config Tools 26.06で設定する際にOE#とWE#が表示されません。

それとも、信号がないのには他に何か理由があるのでしょうか?

Re: i.MXRT1052和FPGA通讯用SRAM AADM模式,有些信号没有输出

こんにちは、 @SDFDSFSF さん

FPGA SRAMのチップセレクトとしてSEMC_CS0を使用しないでください。SEMC_CS0はSDRAMのCS0であり、SRAMにはSEMC_CSX[3:0]を使用する必要があります。また、対応するMUX_CSXxはSEMC->IOCRでSRAM CE#として設定する必要があります。

ShellyZhang_0-1786353236746.png

ShellyZhang_1-1786353306649.png

さらに、周辺機器の初期化を確認した後、レジスタSRAMCR0.AM = 01 (AADM) を設定します。SRAMがAADMモードで動作している場合、SEMCはSEMC_ADDR11をWE#、SEMC_ADDR12をOE#として自動的に定義します。

よろしくお願いします、

シェリー

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
金曜日
更新者: