2402111_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2402111_ja-JP

2402111_ja-JP

LX2082プロセッサ用のベアメタルドライバーコード例の要請

現在、NXPのLX2082Aプロセッサ(カスタムボード)を使ったプロジェクトに取り組んでおり、開発を加速させるためにベアメタルソフトウェアの例を探しています。

以下のLX2082プロセッサのペリフェラルに関する、利用可能なベアメタルの参照コード、ドライバーの例、またはアプリケーションノートを教えていただけませんか?

  • UART
  • I2C
  • SPI
  • イーサネット(MAC/PHY初期化および通信)

具体的には、以下の点に興味があります。

  • ペリフェラル初期化シーケンス
  • レジスタレベルのドライバ実装
  • C言語によるサンプルソースコード
  • オペレーティングシステムのないベアメタル環境の例
  • LX2082プラットフォーム向けの利用可能なボードサポートパッケージ(BSP)やリファレンスプロジェクト

これらのリソースがNDAの下で利用可能であったり、特別なアクセスが必要な場合は、取得手続きをお知らせください。

お時間をいただき、ご支援ありがとうございます。ご回答をお待ちしております。

よろしくお願いいたします。

サイ・チャンドゥ

Re: Request for Bare-Metal Driver Code Examples for LX2082 Processor

リアルタイムエッジソフトウェアに含まれるベアメタルソフトウェアを参照することもできます。

セクション「2.4」を参照してください。「Cortex-Aコアの裸金属」と記載されています。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎08-18-2026 02:34 AM
更新人: