2402106_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2402106_zh-CN

2402106_zh-CN

S32k344 设计工作室驱动程序示例代码

大家好


我想在S32k344上运行一些基本的示例代码。

我已经安装了

S32 Design Studio for S32 Platform

版本:3.6.0

版本 ID:241128


我找不到任何潜水员的例子。我甚至使用了 S32k 扩展并更新了 s32k3xx 软件包,但每次安装都失败。它卡在70%了。


如果您需要其他信息或基础示例方面的帮助,请告诉我。


此致

戈帕尔




Re: S32k344 design studio driver example code

你好@rathi_tg

首先,我们建议使用最新版本的工具,目前是 S32 Design Studio 3.6.10。无需将其作为单独的实例安装,因为它可以作为现有安装的更新进行安装。有关此过程的详细说明,请参阅 S32 设计工作室 3.6.10 版本。RFP 安装指南,可在与 S32DS 安装程序相同的下载页面上找到。

关于 S32K3 设备 的示例,这些示例包含在 RTD 软件包中。一个很好的参考资料是视频“如何使用 S32 Design Studio 3.6.0 下载、安装和配置 RTD 5.0.0” ,详细说明了需要下载哪些组件、如何安装它们以及如何根据示例创建项目。虽然该视频是为 RTD 5.0.0 制作的,但对于较新的 RTD 版本,操作步骤类似。

注意:适用于 S32K3 设备的最新 RTD 版本为 RTD 7.0.1。

此外,您还可以在 NXP 的应用代码中心找到有用的示例和应用项目,其中包含适用于不同设备和用例的各种即用型示例。


BR,VaneB

Re: S32k344 design studio driver example code

@Valval

问题已解决,我没有安装调试包。


此致敬礼

戈帕尔




Re: S32k344 design studio driver example code

你好@rathi_tg

你是如何确定该应用程序运行的是旧代码的?

另外,请注意,示例项目均使用特定开发板进行测试,这些开发板列在每个示例附带的 description.txt 文件中。

由于不同的电路板可能具有不同的硬件配置,请确认引脚分配和配置与您的目标电路板匹配。您可能需要相应地更新一些引脚设置,以确保示例在您的硬件上正确运行。

Re: S32k344 design studio driver example code

你好


我已经成功导入驱动程序文件,并且导入了“Siul2_Dio_Ip_Example_S32K344”项目。

我已经运行了 MEX 并更新了代码。代码编译没有错误。


我手头有一台S32k344-WB,它通电后会显示默认的开关和LED程序。

当我刷写编译好的文件时,进度条显示100%,但我看不到板有任何变化,它仍然在执行旧代码。


此致敬礼

戈帕尔

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎08-13-2026 07:29 PM
更新者: