2402099_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2402099_ja-JP

2402099_ja-JP

S32K358 設定ツール dma には DMA_IP_HW_INST_1 がありません

1. S32DS 3.6.10

2. チップ S32K358

3. RTD: 7.0.1

問題: DMAエミュレーションにはインスタンス1がなく、インスタンス0のみが存在する

Licunhao_0-1785922766915.pngLicunhao_0-1785922766915.png


このチップにはDMAマルチプレクサが2つ搭載されているはずだが、現在の設定ツールには1つしか搭載されていない。

LPUart4 DMAを使用したいのですが、それはmux1にあります。

誰か助けてください。

Re: S32K358 config tool dma has no DMA_IP_HW_INST_1

こんにちは、

32のDMAチャネルと2つのDMAMUXインスタンスを持つ単一のDMAモジュールがあります。各DMAMUXインスタンスは16チャネルを提供し、DMAチャネルの半分にマッピングされています。

PetrS_0-1785931235713.pngPetrS_0-1785931235713.png

LPUART4のTXリクエストがDMAMUX1にルーティングされるため、DMAチャンネル16から31を使う必要があります。
 
DMAMUXの設定はRMコンポーネントで処理されているので、RMコンポーネントをプロジェクトに追加し、適切に設定してください。

PetrS_1-1785931415785.pngPetrS_1-1785931415785.pngPetrS_2-1785931424284.pngPetrS_2-1785931424284.png

BR、ペトル

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎08-13-2026 06:31 PM
更新者: