2402099_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2402099_zh-CN

2402099_zh-CN

S32K358 配置工具 dma 没有 DMA_IP_HW_INST_1

1. S32DS 3.6.10

2. 芯片 S32K358

3. RTD:7.0.1

问题:DMA EMUX 没有实例 1,只有实例 0。

Licunhao_0-1785922766915.pngLicunhao_0-1785922766915.png


该芯片应该有两个 DMA 多路复用器实例,但现在配置工具只显示一个。

我想使用 LPUart4 DMA,但它在 mux1 中。

帮帮我。

Re: S32K358 config tool dma has no DMA_IP_HW_INST_1

您好,

有一个具有 32 个 DMA 通道的 DMA 模块和两个 DMAMUX 实例。每个 DMAMUX 实例提供 16 个通道,并映射到一半的 DMA 通道。

PetrS_0-1785931235713.pngPetrS_0-1785931235713.png

由于 LPUART4 TX 请求被路由到 DMAMUX1,因此需要使用 DMA 通道 16-31。
 
DMAMUX 配置在 RM 组件中处理,因此请将 RM 组件添加到项目中并进行相应的配置。

PetrS_1-1785931415785.pngPetrS_1-1785931415785.pngPetrS_2-1785931424284.pngPetrS_2-1785931424284.png

BR,彼得

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎08-13-2026 06:30 PM
更新人: