2402287_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2402287_zh-CN

2402287_zh-CN

Zephyr UAC2 → SAI 参考 i.MX RT1020

大家好,

我正在尝试使用 Zephyr 的 UAC2 异步显式反馈示例在 i.MX RT1020 上实现 USB 到 I2S 音频管道,但我遇到了 NXP SAI (I2S) 驱动程序和 eDMA 的问题。

在我花更多时间调试 DMAMUX 和 IRQ 配置之前,有没有人知道使用 Zephyr 为 RT10xx 系列提供的可用的 USB 转 I2S 示例?

我特别想找一个在 Zephyr 上实现 UAC2 到 SAI 音频路径的参考项目。

提前感谢!

Re: Zephyr UAC2 → SAI reference on i.MX RT1020

@lpc73

感谢您对 NXP MIMXRT 系列产品的关注!

目前上游 Zephyr 版本中还没有适用于 RT10xx 的现成 UAC2→SAI 参考项目。RT10xx 支持所有构建模块:SAI/I2S 驱动程序 (nxp,mcux-i2s)、eDMA 和 UAC2 类。DMAMUX 路由是通过设备树属性 nxp,tx-dma-channel / nxp,rx-dma-channel + pinctrl 完成的,而不是在 C 语言中手动完成的。您需要添加的主要部分是 RT 平台的反馈回路,并且务必将 DMA 音频缓冲区放置在不可缓存的内存中。

如果 Zephyr 不是必需的,MCUXpresso SDK 的 dev_audio_speaker + sai_edma_transfer 是最成熟的即用型 UAC2→SAI 示例。

此致,
加文

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Thursday
Updated by: