2402128_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2402128_ja-JP

2402128_ja-JP

S32 Power architecture Design Studio Project用にRTM 1.5パッケージが必要です

私はS32 Design Studio 2.1を使ってMPC5746 Targetプロジェクトに取り組んでいます。

インポート中に、インストールされていない SDK_S32_PA_15 を使用してプロジェクトが作成されたという問題が発生しています。プロジェクトを強制的に変換しようとすると、CPU.h ファイルでコンパイルエラーが発生します。

互換性のあるパッケージをご用意ください。

image.png

Re: I need RTM 1.5 package for S32 Power architecture Design Studio Project

こんにちは、

このSDK_S32_PA_15はS32 SDK 3.0.3としても知られています。このSDKはS32DSの拡張機能とアップデートメニューを使って、S32 Design Studio for PA v2.1にインストールできます。このメニューは、[ヘルプ] -> [S32DS拡張機能とアップデート] にあります。

 

petervlna_1-1786000019769.png

このパッケージが正しくインストールされていれば、このエラーメッセージは出ないはずです。

よろしくお願いいたします。

ピーター

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
yesterday
Updated by: