Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
AN14554 Following up on the SmartFob power profile — two questions I couldn't resolve from AN14554. The SmartFob configuration includes a motion sensor alongside BLE, UWB and the secure element. How is motion typically used in the power model? Specifically, does a production smart fob continue BLE advertising while stationary, or is advertising suppressed or slowed until motion is detected? Second, does the estimator output an integrated standby current for a typical configuration? AN14554's advertising figures are measured at 100 ms, and I'm trying to understand the realistic 24/7 standby budget for coin-cell operation. Thanks. Re: AN14554 Hello, hope you are doing well.   I would recommend checking the "SmartFob BLE(KW47)+UWB(R5) Ranging - Power Consumption Estimator Tool v1.0" which is included under the Kinetis (KW3x/4x) Power Profile Tools for Automotive page. This tool models the SmartFob power profile across four use cases and defines when BLE advertising is active versus suppressed. In the "stationary" state (Use Case 1), there is no BLE advertising. The KW47 remains in Deep Sleep 2, while the motion sensor operates in standby mode. BLE advertising resumes after motion is detected, as mentioned for Use Cases 2 and 3. For standby current information specific to the KW47 + UWB Ranger5 + motion sensor SmartFob configuration, refer to the Consumption Table at the top of the estimator worksheet. The table indicates a system level standby current of approximately 3.77 µA at a 3 V coin-cell supply, with the value broken down by subsystem as well. Best regards, Sofia.
View full article
AN14554 关于 SmartFob 电源配置文件的后续问题——我在 AN14554 中未能解决的两个问题。 SmartFob 配置包括运动传感器以及 BLE、UWB 和安全元件。在功率模块中,运动通常是如何使用的?具体来说,量产的智能钥匙扣在静止状态下是否会继续进行 BLE 广播,还是会在检测到运动时抑制或减慢广播? 其次,估算器是否输出典型配置的集成待机电流?AN14554 的广告数据以 100 毫秒为单位进行测量,我正在尝试了解纽扣电池运行的实际 24/7 待机预算。 谢谢。 Re: AN14554 你好,希望你一切都好。   我建议查看“SmartFob BLE(KW47)+UWB(R5)测距 - 功耗估算工具 v1.0”,该工具包含在Kinetis (KW3x/4x) 汽车电源配置文件工具页面下。 该工具模拟了 SmartFob 在四种使用场景下的功率特性,并定义了 BLE 广播何时处于激活状态以及何时处于抑制状态。 在“静止”状态(用例 1)下,没有 BLE 广播。KW47 保持深度睡眠 2 状态,而运动传感器则处于待机模式。如用例 2 和 3 中所述,检测到运动后,BLE 广播将恢复。 有关 KW47 + UWB Ranger5 + 运动传感器 SmartFob 配置的待机电流信息,请参阅估算器工作表顶部的功耗表。表格显示,在 3V 纽扣电池供电时,系统级待机电流约为 3.77 µA,并且该值还按子系统进行了细分。 此致, 索菲亚。
View full article
S32K358 MBDT NXPのエキスパートの方、質問があります。S32K358-Q289モデルがMBDTツールに表示されません。バージョン1.5.0から1.8.0までのどのパッケージにも含まれていません。どうすれば解決できますか? Chenxu1_0-1788095653895.pngChenxu1_0-1788095653895.pngChenxu1_0-1788095653895.pngChenxu1_0-1788095653895.png Re: S32K358 MBDT こんにちは、 @dragostoma さん。 ご説明いただきありがとうございます。 S32K358-Q289が現在のS32K3 MBDTリリースで「サポートされていない」という記述が具体的に何を意味しているのか、説明していただけますか? 実は、S32K358-Q289を基にしたアプリケーション向けにMBDTを使ってかなり長い間開発をしてきました。この開発期間中、私はMBDTをうまく使っており、S32構成ツール(S32CT)では適切なデバイスパッケージを選択し変更しています。 実用的な観点から言うと、私はかなり長い間S32K358-Q289とMBDTを使っています。 S32K358-Q289機能のうち、現在サポートされていない部分はどこか説明していただけますか?例えば、制限はMBDT構成にデバイスが明示的にリストアップ・選択されていないことに限られるのか、それとも特定のペリフェラル、ドライバ、コード生成機能、その他の制限がQ289バリアントを公式にサポートしていないのか? 特に、このデバイスとMBDTに基づいた開発が既に相当量進んでいることを考えると、制限の正確な範囲を理解することは非常に有益です。 よろしくお願いします、 サイモン Re: S32K358 MBDT こんにちは、 @Chenxu1さん S32K3のモデルベースデザインツールボックスにご関心いただきありがとうございます。 S32K358-Q289デバイスは、現在の S32K3 Toolbox リリースではサポートされていません。しかし、このデバイスのサポートは、今年末に予定されているS32K3 Toolbox v1.9.0のリリースで予定されています。   その間に、 S32K358-Q289でソフトウェアの開発と評価を始めたい場合は、すでにこのデバイスをサポートしている S32 Design Studioを利用できます。   よろしくお願いいたします。 ドラゴス Re: S32K358 MBDT こんにちは、 @simon98 さん、 ご説明いただきありがとうございます。S32K358-Q289がまだサポートされていないと言ったのは、MBDTハードウェア設定のドロップダウンメニューで、このデバイスが事前定義されたハードウェアターゲットとして現在利用できないという意味です。 そのため、 MBDTはこの特定のハードウェアバリアント向けにデフォルトのボード/プロジェクト構成を提供していません。特に、現時点ではすべてのピンマッピング、クロック設定、ボード固有のドキュメントが定義された事前設定ターゲットは提供していません。 とはいえ、ご存知の通り、 カスタム設定 を作成し、S32設定ツールで適切なデバイスパッケージを選択することで、MBDTでS32K358-Q289を使用することは十分可能です。   MBDT v1.9.0で計画されているサポートは、S32K358-Q289の公式ハードウェアターゲット/構成を追加することで、セットアッププロセスをより単純化し、検証済みのデフォルトプロジェクト構成を提供することを目的としています。   お役に立てば幸いです。 ドラゴス
View full article
AN14554 SmartFobの電源プロファイルに関するフォローアップです。AN14554では解決できなかった2つの疑問点についてお答えします。 スマートフォブの構成には、BLE、UWB、セキュア要素と並行してモーション・センサが含まれています。モーションはパワーモデルで通常どのように使われているのですか?具体的には、市販のスマートキーは静止状態でもBLEアドバタイジングを継続するのか、それとも動きが検出されるまでアドバタイジングが抑制または減速されるのか? 第二に、推定器は標準的な構成における積算待機電流を出力するか?AN14554の広告表示値は100msで測定されていますが、コイン型電池で24時間365日稼働した場合の現実的な待機電力予算を理解しようとしています。 ありがとうございます。 Re: AN14554 こんにちは、お元気でお過ごしでしょうか。   Kinetis (KW3x/4x) Power Profile Tools for オートモーティブのページに付属している「SmartFob BLE(KW47)+UWB(R5) Ranging - Power Consumption Estimator Tool v1.0」をチェックすることをおすすめします。 このツールは、4つのユースケースでSmartFobのパワープロファイルをモデル化し、BLE広告がアクティブか抑制されているかを定義します。 「定常状態」(ユースケース1)ではBLE広告はありません。KW47はディープスリープ2のままで、モーション・センサはスタンバイモードで動作します。動作が検出されるとBLE広告は再開されます。これはユースケース2および3で述べられています。 KW47 + UWB Ranger5 + モーション・センサのスマートフォブ構成に関するスタンバイ最新情報については、推定量ワークシート上部の消費量表を参照してください。この表は、3Vのコイン型電池電源におけるシステムレベルの待機電流が約3.77μAであることを示しており、サブシステムごとの内訳も示されています。 よろしくお願いします、 ソフィア。
View full article
S32K358 MBDT Hi,NXP专家 我想问一下,MBDT工具中没有S32K358-Q289的型号。从 1.5.0到1.8.0的版本包中都没有,想问一下如何解决? Chenxu1_0-1788095653895.pngChenxu1_0-1788095653895.pngChenxu1_0-1788095653895.pngChenxu1_0-1788095653895.png Re: S32K358 MBDT 嗨@dragostoma , 感谢您的澄清。 请问“当前 S32K3 MBDT 版本不支持 S32K358-Q289”这句话具体指的是什么? 我这么问是因为我实际上已经使用 MBDT 开发了很长时间,用于一个专门基于 S32K358-Q289 的应用程序。在整个开发过程中,我一直成功地使用 MBDT,包括 S32 配置工具 (S32CT),在其中我选择/更改相应的设备包。 所以从实际角度来看,我已经使用 MBDT 和 S32K358-Q289 一段时间了。 请问S32K358-Q289的哪些功能目前被认为不受支持?例如,该限制是否仅与设备未在 MBDT 配置中明确列出/选择有关,还是存在特定的外围设备、驱动程序、代码生成功能或其他限制,导致 Q289 变体正式不受支持? 了解限制的具体范围将非常有用,尤其是我们已经基于该设备和 MBDT 进行了大量的开发工作。 此致, 西蒙 Re: S32K358 MBDT 你好, @simon98 , 谢谢你的解释。我所说的S32K358-Q289 目前还不受支持,是指该设备目前在 MBDT 硬件设置下拉菜单中尚未作为预定义的硬件目标提供。 因此, MBDT 没有为该特定硬件版本提供默认的板/项目配置。具体来说,我们目前没有提供预配置的目标,其中已经定义了所有引脚映射、时钟设置和特定于电路板的文档。 也就是说,正如您所发现的,完全可以通过在 S32 配置工具中创建自定义配置并选择适当的设备包,将 S32K358-Q289 与 MBDT 一起使用。   MBDT v1.9.0计划通过添加 S32K358-Q289 的官方硬件目标/配置来解决这个问题,使设置过程更加直接,并提供经过验证的默认项目配置。   希望这能帮到您, 德拉戈斯 Re: S32K358 MBDT 嗨, @Chenxu1 , 感谢您对 S32K3 基于模型的设计工具箱的关注。 当前 S32K3 工具箱版本不支持S32K358-Q289设备。不过,即将发布的S32K3 Toolbox v1.9.0版本计划支持该设备,该版本目前计划于今年年底发布。   与此同时,如果您想开始在S32K358-Q289上开发和评估软件,可以使用S32 Design Studio ,它已经提供了对该设备的支持。   顺祝商祺! 德拉戈斯
View full article
8M Nano/Mini i.MX を用いた低コストヘッドレス音声キャプチャ装置 こんにちは、 ヘッドレスのテーブルトップ音声キャプチャデバイス用のコンパクトで低コストのプラットフォームを探しています。 デバイスには以下の機能が必要です。 遠方場マイクアレイによる音声キャプチャ ローカルにバッファリングされた記録 Wi-Fi/Bluetoothで接続 安全にオーディオをクラウドにアップロードします 小さなスピーカーからシンプルな音声プロンプトを再生します リモートソフトウェアアップデートのサポート ディスプレイや必須のベンダークラウドなしで動作する すべての文字起こしとAIプロセッシングはクラウド上で動作するため、ローカルのAIプロセッシングは不要です。Androidが好まれるのはすでにAPKがあるからですが、Yocto Linuxもシンプルで低コストの生産路線を提供しれば許容されます。 以前の会話で、NXPのサポートはDigi ConnectCore 8M Nanoを提案していました。しかし、DigiはNanoに対してYocto Linuxのサポートのみを挙げており、ConnectCore 8M MiniにはAndroid対応が記載されています。 何かアドバイスをいただけますか: この用途 i.MX 8M NanoまたはMiniモジュールのうち、どちらが最もシンプルで経済的ですか? Digi ConnectCore 8M Nanoは公式にAndroidに対応していますか? 音響エコーキャンセリングに対応した遠場マイクアレイやリファレンスデザインはありますか? プラットフォームは適切なオーディオコーデックやアンプを通じて小型スピーカーに対応していますか? コンパクトなキャリアボード、マイクとスピーカーの統合、エンクロージャーを提供できるNXPのエンジニアリング/OEMパートナーはありますか? 初期評価にはどの開発キットを使用すべきでしょうか? よろしくお願いします。 Re: Low-cost headless voice-capture device using i.MX 8M Nano/Mini こんにちは、 @aleal Androidベースの評価には、 i.MX 8M Miniをおすすめします。Digiはこのモジュールに対してAndroidおよびYocto Linuxの両方のサポートを公式に提供しており、Wi-Fi/Bluetooth、セキュリティ、OTA関連サービスも含まれます。i.MX 8M Nanoは公式にはDigi Embedded Yocto Linuxのみに掲載されていますが、i.MX 8M NanoプロセッサとNXP EVK自体はNXPのAndroid BSPでサポートされています。 初期のオーディオ評価として、NXPは MCIMX8M-AUDを提供しており、 8M MiniとNano EVK i.MX の両方に対応しています(8MIC-RPI-MX8はNXP EVK用に設計されていることに注意してください)。これは有用なマイクロフォンのリファレンスデザインを提供します。 小型スピーカーは外部のI²SオーディオコーデックやクラスDアンプを介して接続可能です。最終的なコーデック、アンプ、マイクの形状、スピーカーのレイアウトはキャリアボードの音響設計の一部として選択されるべきです。 MCIMX8M-AUDモジュールを使いたい場合は、NXP Androidがi.MX8M Nanoをサポートしているため、NXP EVKの使用をお勧めします。 よろしくお願いします、 志明
View full article
Low-cost headless voice-capture device using i.MX 8M Nano/Mini Hello, I am looking for a compact and low-cost platform for a headless tabletop voice-capture device. The device needs to: Capture audio using a far-field microphone array Buffer recordings locally Connect through Wi-Fi/Bluetooth Securely upload audio to our cloud Play simple audio prompts through a small speaker Support remote software updates Operate without a display or mandatory vendor cloud All transcription and AI processing will run in our cloud, so local AI processing is not required. Android is preferred because we already have an APK, but Yocto Linux is also acceptable if it offers a simpler and lower-cost production path. During a previous conversation, NXP support suggested the Digi ConnectCore 8M Nano. However, Digi appears to list only Yocto Linux support for the Nano, while Android support is listed for the ConnectCore 8M Mini. Could you please advise: Which i.MX 8M Nano or Mini module is the simplest and most economical for this use case? Does the Digi ConnectCore 8M Nano officially support Android? Is there a compatible far-field microphone array or reference design with acoustic echo cancellation? Does the platform support a small speaker through an appropriate audio codec/amplifier? Is there an NXP engineering/OEM partner that can provide a compact carrier board, microphone and speaker integration, and an enclosure? Which development kit should we use for the initial evaluation? Thank you. Re: Low-cost headless voice-capture device using i.MX 8M Nano/Mini Hi @aleal  For an Android-based evaluation, we recommend the i.MX 8M Mini. Digi officially provides both Android and Yocto Linux support for this module, including Wi-Fi/Bluetooth, security, and OTA-related services. The  i.MX 8M Nano is officially listed with Digi Embedded Yocto Linux only, although the i.MX 8M Nano processor and NXP EVK itself are supported by NXP’s Android BSP.  For initial audio evaluation, NXP offers the MCIMX8M-AUD, and it's compatible with both i.MX 8M Mini and Nano EVKs( please note 8MIC-RPI-MX8 is design for NXP EVKs). It provides a useful microphone reference design. A small speaker can be connected through an external I²S audio codec or Class-D amplifier. The final codec, amplifier, microphone geometry, and speaker layout should be selected as part of the carrier-board acoustic design. If you want to use the MCIMX8M-AUD module, we recommend you use NXP EVKs as NXP Android supports i.MX8M Nano. Best Regards, Zhiming
View full article
采用 i.MX 8M Nano/Mini 芯片的低成本无头语音捕获设备 你好, 我正在寻找一款紧凑且低成本的无头桌面语音采集设备平台。 该设备需要: 使用远场麦克风阵列捕获音频 本地缓存录制内容 通过 Wi-Fi/蓝牙连接 安全地将音频上传到我们的云端 通过小型扬声器播放简单的音频提示 支持远程软件更新 无需显示器或强制性供应商云即可运行 所有转录和 AI 处理都将在我们的云端运行,因此不需要本地 AI 处理。我们首选 Android,因为我们已经有了 APK 文件,但如果 Yocto Linux 能提供更简单、成本更低的生产路径,我们也可以接受。 在之前的一次谈话中,NXP 支持团队推荐了 Digi ConnectCore 8M Nano。然而,Digi 似乎只列出了 Nano 对 Yocto Linux 的支持,而 ConnectCore 8M Mini 则列出了对 Android 的支持。 请问您能否提供以下建议: 对于这种使用场景,哪款 i.MX 8M Nano 或 Mini 模块最简单、最经济? Digi ConnectCore 8M Nano 是否正式支持 Android 系统? 是否存在兼容的远场麦克风阵列或具有声学回声消除功能的参考设计? 该平台是否支持通过合适的音频编解码器/放大器连接小型扬声器? NXP 是否有工程/OEM合作伙伴能够提供紧凑型载板、麦克风和扬声器集成以及外壳? 我们应该使用哪种开发套件进行初步评估? 谢谢! Re: Low-cost headless voice-capture device using i.MX 8M Nano/Mini 嗨@aleal 对于基于 Android 的评估,我们推荐i.MX 8M Mini 。Digi 官方为该模块提供 Android 和 Yocto Linux 支持,包括 Wi-Fi/蓝牙、网络安全 和 OTA 相关服务。i.MX 8M Nano 官方仅支持 Digi Embedded Yocto Linux ,尽管 i.MX 8M Nano 处理器和 NXP EVK 本身都受到 NXP 的 Android 电路板支持包 支持。 对于初步音频评估,NXP 提供MCIMX8M-AUD ,它与i.MX 8M Mini 和 Nano EVK 均兼容(请注意,8MIC-RPI-MX8 是为 NXP EVK 设计的)。它提供了一个有用的麦克风参考设计。 可以通过外部 I²S 音频编解码器或 D 类放大器连接小型扬声器。最终的编解码器、放大器、麦克风几何形状和扬声器布局应作为载板声学设计的一部分进行选择。 如果您想使用MCIMX8M-AUD模块,我们建议您使用 NXP EVK,因为 NXP Android 支持 i.MX8M Nano。 此致, 志明
View full article
RT600 4mic实时音频流传输和说话人分离是否可以实现 ⽬前我们⽤了nxp rt600做⾳频项⽬,这个芯⽚有降噪 ,说话⼈识别和实时语⾳流传输的功能吗? 因为我下了你们的例程包,⾥⾯较为完整的功能只有 语⾳回环和⾳质增强还有本地的语⾳识别, 不过这跟我上⾯提的都不想关, 具体这个是要怎么和你们的技术⽀持联系, 可能邮件的⽅式会更详细描述我的问题和需求 Re: RT600 4mic实时音频流传输和说话人分离是否可以实现 Dear @isdin909 , 感谢您对RT600 音频功能的提问。 关于I.MX RT600音频功能说明: 1. 降噪(Noise Reduction)✅ 支持 RT600 支持 AI/ML 降噪,主要通过以下两种方式实现: a. Conversa Voice Suite:包含基于机器学习的噪声消除(MLNR),可有效去除键盘声、狗叫声、警报声等非语音噪音,同时提供全双工回声消除(AEC)和自适应多麦克风波束成形。该方案支持 RT600(HiFi4 DSP),但属于商业授权软件(需付费)。 b.AI Noise Reduction(独立模块):NXP 也提供独立的 AI 降噪模块,可在 RT600 上部署。 2. 说话人识别(Speaker Identification)⚠️ 非原生支持 RT600 本身没有内置的说话人识别软件。说话人识别功能需要集成第三方软件来实现,且存在授权挑战。 3. 实时语音流传输(Real-time Audio Streaming)✅ 支持 RT600 支持实时音频流传输。硬件层面,HiFi4 DSP 通过 DMA + I²S/SAI 接口实现低 CPU 占用的音频数据传输;软件层面,Conversa 支持全双工实时语音通话(VoIP),并已通过 Microsoft Teams 认证。 此外,RT600 也支持通过 Wi-Fi/BT 模块(如 IW611)进行无线音频流传输(A2DP/HFP)。 关于如何获取技术支持: 1. Voice & Audio 专项邮件(最推荐) 针对 Conversa、说话人识别等语音音频高级功能,直接发邮件至:[email protected] 这是 NXP Voice & Audio R&D 团队的专属邮箱,可以详细描述您的项目需求(降噪、说话人识别、实时流传输),他们会评估是否提供 Conversa 授权或定制方案。 2. NXP 技术支持门户(提交工单) 登录 support.nxp.com 提交 Support Ticket,选择产品 i.MX RT600,可以附上详细的需求描述文档。 3. NXP论坛社区 访问 community.nxp.com, NXP 工程师监看并回复。
View full article
Athena IDProtect Key v2(現在のNXP)用Linux PKCS#11ミドルウェア — libASEP11.so 入手可能か? 私たちは、政府ポータルに対するクライアント証明書認証のために、全国CA発行のAthena IDProtect Key v2スマートカードトークン(ATR: 3b dc 18 ff 81 91 fe 1f c3 80 73 c8 21 13 66 01 0b 03 52 00 05 38)を使用しています。Windows環境では、IDProtect Client 7.60.04を使用しています。 今はLinux(Ubuntu 24.04)でも同じクライアント証明書認証を実行する必要があります。Athena Smartcard Solutionsが現在NXPの一部であり、Linux向けのIDProtectクライアント(PKCS#11モジュール libASEP11.so が存在することを理解しています。ASE Cryptoki v3.1)は、一般公開には提供されておらず、地元の再販業者(イスラエルのComSign)はLinuxビルドを配布していません。 Linux IDProtectクライアント/libASEP11.so はNXPから直接ダウンロードまたはリクエストが可能ですか?もしそうなら、どうやってそれを手に入れるのでしょうか?Linux上でリーダー/CCID/PC-SCトランスポート層が問題なく動作することはすでに確認済みです(pcscdはカードを認識し、ATRもマッチし、PKCS#11スロットも存在します)— 欠けているのはこのベンダーミドルウェアであり、OpenSCの汎用iaseccドライバーはこのカードのパーソナライズを完全にはサポートしていないからです。 適切なチームやダウンロード先に関する情報があれば、大変助かります。ありがとう。
View full article
S32ds 3.6.10 では、サンプル名が表示されません。 S32k14X用のI2C/SPIルーチンは見つかりませんでした。 lixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.png lixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.png lixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.png lixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.png 回复: S32ds3.6.10不显示example例称 こちらをご覧ください 彼らの上司は、砲弾が何を考えているのか全く理解していない。 結論:不要なソフトウェアを多数自分でインストールする必要がある。 同僚の古いプロジェクトや、自分で作成した古いプロジェクトを開く必要がある場合は、最新バージョンとRTM版を使用する方が安全です。そうしないと、問題が発生する可能性があります。 醤油だけ Re: S32ds3.6.10不显示example例称 こんにちは@リクシア S32K1 RTD 3.0.0QLP07は完全なRTDパッケージではなく、以下に挙げるモジュールの一部に対するサポートを追加するだけのものです。 そのため、新規プロジェクトを作成する際に、デモを表示したり、RTDドライバを選択したりすることはできません。 image.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.png まず、S32K1 RTD 3.0.0をインストールしてください。このパッケージを再度インストールしてください。 @CY9 CY9 あなたの回答は間違っています。これはRTDおよびRTM 4.0.2に関するものです。彼らは全く異なるタイプのドライバーであり、混同してはならない。 Re: S32ds3.6.10不显示example例称 了解しました~ 感謝... しかし、これらの問題に解決策があるとは思えません…。 v3.6.x の開発を諦めたのでまた、v3.5を削除してv3.5+RTMを再インストールする予定です。解決してみろよ~ そして…もう二度と更新しません! Re: S32ds3.6.10不显示example例称 卵のような… 同僚AはRTMなしでv3.4+を使用しています 同僚Bはv3.4+RTM401を使用しています 同僚Cはv3.4+RTM402を使用しています 同僚Dはv3.4 + RTM403を使用しています。 ... 他の人とどのように協力して仕事をしたいですか? Re: S32ds3.6.10不显示example例称 こんにちは@ CY9 あなたがこれらの問題を引き起こしたようですね。担当エンジニアが問題を解決していない場合は、引き続きコメントしてください。 担当エンジニアが引き続きフォローアップを行います。 Re: S32ds3.6.10不显示example例称 このポットも: Re: [S32DS 3.5+RTM401] 何が起こったのかわかりません - NXPコミュニティ Re: S32ds3.6.10不显示example例称 こんにちは@ CY9 考えられる理由としては、S32 DSのインストール時期によって、プッシュされるRTMバージョンが異なる可能性があることです。 ただし、プッシュされたRTMバージョンが異なっていても、異なるパッケージをダウンロードして、異なるRTMをインストールするように選択することは可能です。 バージョンアップのペースが速く、それに伴う互換性の問題がユーザーに混乱を招いているのは事実です。 しかし、RTDとRTM 4.0.Xは全く異なるドライバであり、混同してはいけません。S32 DS V3.4は非常に古いバージョンのIDEです。 Re: S32ds3.6.10不显示example例称 こんにちは@ CY9 その通りです。異なるバージョンを使用する場合は、複数のS32 DSバージョンをインストールする必要がありますが、各S32 DS IDEには1つのRTDバージョンしかインストールできません。 単一のIDEに複数のRTDをインストールすることは許可されておらず、エラーが発生します。ただし、S32 DSを使用すれば、競合することなく複数のRTDをインストールできます。 Re: S32ds3.6.10不显示example例称 「これらの質問はすべてあなたが作り出したものだと思う」ということが分からないのですか? Re: S32ds3.6.10不显示example例称 あなたのもの: RTMの新バージョンをインストールした後、編集済みのプロジェクトを旧バージョンのRTMで開くことができなくなりました。 状況はお分かりですよね? したがって、[より新しいバージョンに切り替える]ことや、[別のRTMバージョンを使用する]ことは推奨されません。 バージョンアップは絶対にせず、より新しいRTM版に切り替えるべきだとさえ言われています! その説明は理にかなっている! Re: S32ds3.6.10不显示example例称 こんにちは@ CY9 https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/S32DS-3-5-RTM401-I-don-t-know-what-this-SHxT-happened/m-p/2409516#M14452 https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/S32DS-3-6-1-Update-Fail/m-p/2409828/emcs_t/S2h8ZW1haWx8dG9waWNfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1USTBNME5CM1ZRTDhBfDI0MDk4Mjh8U1VCU0NSSVBUSU9OU3xoSw#M14454 つまり、あなたが投稿した2つの記事には、それぞれ担当のエンジニアがいて、フォローアップを行っています。問題が解決していない場合は、引き続きコメントしてください。 Re: S32ds3.6.10不显示example例称 参照: https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/S32DS-3-6-1-Update-Fail/mp/2409828/emcs_t/S2h8 ZW1haWx8dG9waWNfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1USTBNME5CM1ZRTDhBfDI0MDk4Mjh8U1VCU0NSSVBUSU9OU3xoSw#M14454 もう完全にめちゃくちゃだ! NXPの社員でさえ、どのRTMバージョンがどのS32DSとペアになっているのか理解していない…。 全くアップデートされていないバージョン3.5には既にRTM401が搭載されている。RTM401はバージョン3.3としか互換性がないとまで主張している… ~_~'? 毎日同じ人々と接しているあなた方自身でさえ、それが理解できないのなら…。 3~5ヶ月に一度しかS32DSを使わない人に、それを理解できると期待できるだろうか!? めちゃくちゃだ~完全にめちゃくちゃだ…… 私はこの概念について一切言及していません。しかし、RTDとRTM 4.0.Xは全く異なるドライバです。 念のためお伝えしておきますが、以前のプロジェクトで使用したバージョンとRTMをそのまま使い続けてください!死ぬまで使い続けてください! RTM/S32DS の新バージョンに新しい便利な機能があったとしても、絶対にアップデートしないでください!!! 致命的な結果を招くことになります。 私の毎日の業務報告は「S32DSをインストールしてください…」だけです。呉宇の知識はどれほど深いのでしょうか?
View full article
适用于 Athena IDProtect Key v2(现为 NXP)的 Linux PKCS#11 中间件——libASEP11.so 是否可用? 我们使用由我们的国家 CA 颁发的 Athena IDProtect Key v2 智能卡令牌(ATR:3b dc 18 ff 81 91 fe 1f c3 80 73 c8 21 13 66 01 0b 03 52 00 05 38)对政府门户网站进行客户端证书认证。在 Windows 系统上,我们使用 IDProtect 客户端 7.60.04。 现在我们需要在 Linux (Ubuntu 24.04) 上运行相同的客户端证书身份验证。我们了解到 Athena Smartcard Solutions 现在是 NXP 的一部分,并且存在适用于 Linux 的 IDProtect 客户端(PKCS#11 模块 libASEP11.so,ASE Cryptoki v3.1)——但它不提供公开下载,而且我们的本地经销商(ComSign,以色列)也不分发 Linux 版本。 Linux IDProtect 客户端/libASEP11.so 是否可直接从 NXP 下载或索取?如果真是这样,我们该如何获得它?我们已经确认读卡器/CCID/PC-SC 传输层在 Linux 上工作正常(pcscd 可以识别该卡,ATR 匹配,PKCS#11 插槽存在)——缺失的部分正是这个供应商中间件,因为 OpenSC 的通用 iasecc 驱动程序并不完全支持该卡的个性化设置。 任何关于相关团队或下载资源的线索都将非常有帮助。谢谢。
View full article
RT600 4micは、リアルタイムのオーディオストリーミングとスピーカー分離を実現できますか? 現在、ビデオプロジェクトでNXP RT600を使用しています。このチップには、ノイズリダクション、話者認識、リアルタイム音声ストリーミング機能はありますか? サンプルパッケージをダウンロードしてみたところ、比較的完成度の高い機能は、音声ループ、音声品質向上、およびローカル音声認識のみでした。 しかし、これは私が上で述べたこととは全く関係ありません。 具体的に、この件について御社の技術サポートチームに連絡するにはどうすればよいですか? メールであれば、私の抱えている問題やニーズをより詳しく説明できるかもしれません。 Re: RT600 4mic实时音频流传输和说话人分离是否可以实现 @isdin909様、 RT600のオーディオ機能に関するご質問、ありがとうございます。 I.MX RT600のオーディオ機能の説明: 1.騒音低減✅ サポート RT600は、主に以下の2つの方法により、AI/MLノイズリダクションをサポートしています。 a. Conversa Voice Suite:機械学習ベースのノイズキャンセリング(MLNR)を搭載し、キーボードのクリック音、犬の鳴き声、アラーム音などの非音声ノイズを効果的に除去するとともに、全二重エコーキャンセレーション(AEC)と適応型マルチマイクビームフォーミングを提供します。このソリューションはRT600(HiFi4 DSP)に対応していますが、商用ライセンスソフトウェア(有料)です。 b. AIノイズリダクション(標準モジュール):NXPは、RT600に搭載可能なスタンドアロンのAIノイズリダクションモジュールも提供しています。 2. 話者の特定⚠️ ネイティブ以外のサポート RT600にはスピーカー認識ソフトウェアが内蔵されていません。スピーカー認識機能にはサードパーティ製ソフトウェアとの連携が必要となり、ライセンス上の課題が生じます。 3. リアルタイムオーディオストリーミング✅ サポート RT600はリアルタイムオーディオストリーミングに対応しています。ハードウェア面では、HiFi4 DSPがDMA + I²S/SAIインターフェースを介してCPU使用率を抑えたオーディオデータ伝送を実現し、ソフトウェア面では、Conversaが全二重リアルタイム音声通話(VoIP)に対応し、Microsoft Teamsの認証を取得しています。 さらに、RT600はWi-Fi/BTモジュール(IW611など)を介したワイヤレスオーディオストリーミング(A2DP/HFP)にも対応しています。 技術サポートを受ける方法について: 1. 音声・オーディオ専用メール(強く推奨) Conversaや話者認識などの高度な音声・オーディオ機能に関するお問い合わせは、[email protected]までメールでご連絡ください。 こちらはNXPの音声・オーディオ研究開発チーム専用のメールアドレスです。プロジェクトの要件(ノイズリダクション、話者認識、リアルタイムストリーミングなど)を詳細にご説明いただければ、Conversaライセンスの提供またはカスタマイズソリューションの提供が可能かどうかを評価いたします。 2. NXPテクニカルサポートポータル(サポートチケットの送信) support.nxp.comにログインしてサポートチケットを送信し、製品i.MX RT600を選択して、詳細な要件説明書を添付してください。 3. NXPフォーラムコミュニティ community.nxp.comをご覧ください。NXPのエンジニアが内容を確認し、回答いたします。
View full article
Can the RT600 4mic achieve real-time audio streaming and speaker separation? We are currently using the NXP RT600 for a video project. Does this chip have noise reduction, speaker recognition, and real-time speech streaming capabilities? Because I downloaded your example package, the only relatively complete functions are speech loops, speech quality enhancement, and local speech recognition. However, this has nothing to do with what I mentioned above. Specifically, how do we contact your technical support team about this? An email might provide a more detailed description of my problem and needs. Re: RT600 4mic实时音频流传输和说话人分离是否可以实现 Dear @isdin909 , Thank you for your question about the RT600's audio functions. Audio function description of the I.MX RT600: 1. Noise Reduction✅ support The RT600 supports AI/ML noise reduction, primarily through the following two methods: a. Conversa Voice Suite: Includes machine learning-based noise cancellation (MLNR) to effectively remove non-speech noise such as keyboard clicks, dog barks, and alarm sounds, while also providing full-duplex echo cancellation (AEC) and adaptive multi-microphone beamforming. This solution supports the RT600 (HiFi4 DSP), but is commercial licensed software (requires payment). b. AI Noise Reduction (Standard Module): NXP also offers a standalone AI noise reduction module that can be deployed on the RT600. 2. Speaker Identification⚠️ Non-native support The RT600 does not have built-in speaker recognition software. Speaker recognition functionality requires integration with third-party software, which presents licensing challenges. 3. Real-time Audio Streaming✅ support The RT600 supports real-time audio streaming. On the hardware side, the HiFi4 DSP achieves low CPU usage audio data transmission via DMA + I²S/SAI interfaces; on the software side, Conversa supports full-duplex real-time voice calls (VoIP) and is Microsoft Teams certified. In addition, the RT600 also supports wireless audio streaming (A2DP/HFP) via Wi-Fi/BT modules (such as the IW611). Regarding how to obtain technical support: 1. Voice & Audio Dedicated Email (Highly Recommended) For inquiries about advanced voice and audio features such as Conversa and speaker recognition, please email: [email protected] This is the dedicated email address for the NXP Voice & Audio R&D team. You can describe your project requirements in detail (noise reduction, speaker recognition, real-time streaming) and they will assess whether to provide a Conversa license or a customized solution. 2. NXP Technical Support Portal (Submit a Support Ticket) Log in to support.nxp.com to submit a Support Ticket, select the product i.MX RT600, and you can attach a detailed requirements description document. 3. NXP Forum Community Visit community.nxp.com NXP engineers will review and respond.
View full article
S32ds 3.6.10 does not display example names. No I2C/SPI routines for S32k14X could be found. lixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.png lixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.png lixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.png lixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.png 回复: S32ds3.6.10不显示example例称 See here Their superiors have no idea what the shell is thinking. Conclusion: You have to install a bunch of unnecessary software yourself. If you need to open a colleague's old project or an old project you wrote yourself, it's safer to just use the current version + RTM; otherwise, you might run into problems. Just soy sauce Re: S32ds3.6.10不显示example例称 Hi@ lixia S32K1 RTD 3.0.0QLP07 is not a complete RTD package; it simply adds support for some of the modules listed below. Therefore, you cannot see the demo or select the RTD driver when creating a new project. image.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.png You should first install S32K1 RTD 3.0.0.Install this package again. @CY9 CY9 Your answer is incorrect; it pertains to RTD and RTM 4.0.2.They are completely different drivers, and the two should not be confused. Re: S32ds3.6.10不显示example例称 You things: After installing the new version of RTM, edited projects cannot be opened in the old RTM version. You know the situation, right? Therefore, it is not recommended to: [switch to a newer version], nor is it recommended to [use a different RTM version]. It's even suggested that you should never update the version and switch to a newer RTM! That explanation makes sense! Re: S32ds3.6.10不显示example例称 Don't you understand, " I think you created all these questions "? Re: S32ds3.6.10不显示example例称 Hi@ CY9 The possible reason is that the RTM version pushed may be different for S32 DS installed at different times. However, even if the pushed RTM version is different, you can still download different packages to choose to install different RTMs. The rapid pace of version updates and the resulting compatibility issues have indeed caused confusion for users. However, RTD and RTM 4.0.X are completely different drivers and should not be confused. S32 DS V3.4 is a very old version of IDE. Re: S32ds3.6.10不显示example例称 Hi@ CY9 That's true. If you use different versions, you'll need to install multiple S32 DS versions, and only one RTD version can be installed under each S32 DS IDE. Installing different RTDs on a single IDE is not allowed and will result in an error. However, with S32 DS, you can install multiple RTDs without conflict. Re: S32ds3.6.10不显示example例称 This pot too: Re: [S32DS 3.5+RTM401] I don't know what this SHxT happened - NXP Community Re: S32ds3.6.10不显示example例称 Hi@ CY9 I see that you created these problems. If the engineer in charge hasn't resolved your issue, you can continue to comment. The responsible engineer will continue to follow up. Re: S32ds3.6.10不显示example例称 Hi@ CY9 https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/S32DS-3-5-RTM401-I-don-t-know-what-this-SHxT-happened/m-p/2409516#M14452 https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/S32DS-3-6-1-Update-Fail/m-p/2409828/emcs_t/S2h8ZW1haWx8dG9waWNfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1USTBNME5CM1ZRTDhBfDI0MDk4Mjh8U1VCU0NSSVBUSU9OU3xoSw#M14454 What I mean is that you created these two posts, and each post has a dedicated engineer responsible for following up. If your problem hasn't been resolved, you can continue to comment. Re: S32ds3.6.10不显示example例称 Ref : https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/S32DS-3-6-1-Update-Fail/mp/2409828/emcs_t/S2h8 ZW1haWx8dG9waWNfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1USTBNME5CM1ZRTDhBfDI0MDk4Mjh8U1VCU0NSSVBUSU9OU3xoSw#M14454 It's already a complete mess! Even NXP's own employees don't understand which RTM version is paired with which S32DS... Version 3.5, which hasn't been updated at all, already provides RTM401. They even claim RTM401 is only compatible with version 3.3... ~_~'? If you yourselves, who touch the same people every day, don't even understand it... How can you expect someone who only uses their S32DS once every three to five months to understand it!? It's a mess~ Completely messy..... I never mentioned this concept. However, RTD and RTM 4.0.X are completely different drivers. I'm just reminding you: Keep using whatever version and RTM you used in previous projects! Use it until you're dead! Even if the new version of RTM/S32DS has some new/useful features... DO NOT update!!! It will kill you. My daily work report is just: Install S32DS... How deep is Wu Yu's knowledge? Re: S32ds3.6.10不显示example例称 Understood~ thank... However, I don't think there will be a solution to these problems... Because I have given up on v3.6.xAnd plans to remove v3.5 and reinstall v3.5+RTM.Go solve it~ And then... I'll never update again! Re: S32ds3.6.10不显示example例称 Egg-like... Colleague A uses v3.4+ without RTM Colleague B uses v3.4+RTM401 Colleague C uses v3.4+RTM402 Colleague D is using v3.4 + RTM403 ... How would you like to work together with others?
View full article
MX95 system manager error id 160 影像.png影像.png影像.png影像.pngHI, We are encountering an issue on our MX95 platform when running Real-Time-Edge software version 3.3, where Error ID 160 of system manager is triggered. Interestingly, we do not see this error when running software version 3.4 on the same MX95 platform. Could you help us understand: What Error ID 160 typically indicates in version 3.3? Whether this is a known issue that has been addressed or patched in version 3.4? Any recommended workarounds or debugging steps for version 3.3? Re: MX95 system manager error id 160 Hi @hankwang  Please refer the sm reference manual for error code. Zhiming_Liu_0-1788133801920.pngZhiming_Liu_0-1788133801920.pngZhiming_Liu_0-1788133801920.png This error is related to the ELE version. If you want to verify this, you can use the ELE from version 3.4 in version 3.3, and the ELE from version 3.3 in version 3.4. Best Regards, Zhiming Re: MX95 system manager error id 160 Hi @Zhiming_Liu  Thank you for the detailed description. We got it. Re: MX95 system manager error id 160 Hi @hankwang  Yes, this is a known issue on ELE firmware 2.0.3(Real Time Edge 3.3). Starting with version ELE firmware 2.0.4, the ELE firmware introduces new APIs for clock/voltage changes and security sensor management. On i.MX95 B0 mass-production chips, DVFS adjustments must be made after the SM boots. Newly mass-produced chips have the security sensor fuse enabled. If seurity sensors are enabled, the ELE firmware and SM must coordinate to temporarily disable the sensors; otherwise, the ELE’s frequency detector will interpret this as a “reference clock loss,” triggering a Group-1 reset. Older versions of ELE firmware (≤2.0.3) do not support this handshaking mechanism, so when the SM begins adjusting the clock after DDR OEI completion, it triggers errId=160. Upgrading the components will resolve this issue. Best Regards, Zhiming
View full article
MX95 系统管理器错误 ID 160 影像.png影像.png影像.png影像.png影像.png你好, 我们在 MX95 平台上运行 Real-Time-Edge 软件版本3.3时遇到了一个问题,系统管理器触发了错误 ID 160 。 有趣的是,在同一 MX95 平台上运行软件版本3.4时,我们没有看到此错误。 您能帮我们理解一下吗? 在 3.3 版本中,错误 ID 160 通常表示什么? 这是否是已知问题,并在 3.4 版本中得到解决或修复? 针对 3.3 版本,有什么推荐的解决方法或调试步骤吗? Re: MX95 system manager error id 160 你好@hankwang 请参考SM参考手册获取错误代码。 Zhiming_Liu_0-1788133801920.pngZhiming_Liu_0-1788133801920.pngZhiming_Liu_0-1788133801920.png志明_刘_0-1788133801920.png 此错误与 ELE 版本有关。如果您想验证这一点,可以在版本 3.3 中使用版本 3.4 的 ELE,也可以在版本 3.4 中使用版本 3.3 的 ELE。 此致, 志明 Re: MX95 system manager error id 160 您好@Zhiming_Liu,谢谢您提供的信息。这是已知问题吗?然而,MX95 EVK 开发板在使用 3.3 版本时并没有出现这个问题。所以,我们想了解一下 3.3 版本中 ELE 在我们板上的具体情况。但是,3.4 版本似乎已经解决了这个问题? Re: MX95 system manager error id 160 你好@hankwang 是的,这是 ELE 固件 2.0.3(真实版)中已知的问题。时间优势 3.3)。从 ELE 固件 2.0.4 版本开始,ELE 固件引入了用于时钟/电压变化和网络安全传感器管理的新 API。在 i.MX95 B0 量产芯片上,必须在 SM 启动后进行 DVFS 调整。 新近量产的芯片已启用安全传感器熔丝。如果启用了安全传感器,ELE 固件和 SM 必须协调暂时禁用传感器;否则,ELE 的频率检测器会将此解释为“参考时钟丢失”,从而触发 Group-1 RESET。 较旧版本的 ELE 固件(≤2.0.3)不支持此握手机制,因此当 SM 在 DDR OEI 完成后开始调整时钟时,会触发 errId=160。升级元器件即可解决此问题。 此致, 志明 Re: MX95 system manager error id 160 您好@Zhiming_Liu,感谢您的详细描述。我们明白了。
View full article
S32ds3.6.10不显示example例称 找不到S32k14X的I2C/SPI.......相关的例程。 lixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.png lixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.png lixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.png lixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.png 回复: S32ds3.6.10不显示example例称 參考 這裡   它們高層 不知道頭殼在想啥  結論: 還要自己另外安裝一堆有的沒的  如果 你是 要打開同事的舊Project/自己曾經寫好的舊Project,直接繼續用當時版本+RTM比較安全;省的搞死自己  就醬  Re: S32ds3.6.10不显示example例称 Hi@lixia S32K1 RTD 3.0.0 QLP07并不是完整的RTD包,只是添加了下面的一些模块支持。 所有你无法看到demo以及新建工程的时候也无法选择RTD驱动。 image.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.png 你应该先安装 S32K1 RTD 3.0.0, 再安装这个包。 @CY9 CY9 你的回答并不正确,RTD 和 RTM 4.0.2 是完全不一样的驱动,两种不能混淆。 Re: S32ds3.6.10不显示example例称 你們這東西 :  裝了 [新版 RTM]之後 編輯過的Project, [舊RTM]就沒法開啟  你曉得這狀況吧!?  所以, 不建議 : [更換新版本],也不建議[使用不同 RTM版本]  甚至 建議 永遠不要更新版本 + 換用新版RTM !   這樣說明, 有理解!??    Re: S32ds3.6.10不显示example例称 不理解「我看这些问题都是你创建的」?  Re: S32ds3.6.10不显示example例称 蛋似... 同事A 使用 v3.4+無RTM 同事B 使用 v3.4+RTM401 同事C 使用 v3.4+RTM402 同事D 使用 v3.4+RTM403  .....  請問, 您要如何與大家一起 co-work ??  Re: S32ds3.6.10不显示example例称 了解~ 感謝... 不過 這些問題 我想 不會有solution..... 因為 我 以放棄v3.6.x , 並打算 移除v3.5 +重新安裝v3.5+RTM  去解決~  然後 ... 這輩子再也不更新了!   Re: S32ds3.6.10不显示example例称 Hi@CY9 我看这些问题都是你创建的,你的问题如果负责的工程师没给你解决,你可以继续comment. 责任工程师会一直跟进的。 Re: S32ds3.6.10不显示example例称 Hi@CY9 https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/S32DS-3-5-RTM401-I-don-t-know-what-this-SHxT-happened/m-p/2409516#M14452 https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/S32DS-3-6-1-Update-Fail/m-p/2409828/emcs_t/S2h8ZW1haWx8dG9waWNfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1USTBNME5CM1ZRTDhBfDI0MDk4Mjh8U1VCU0NSSVBUSU9OU3xoSw#M14454 我的意思是这两个帖子是你创建的,每个帖子都有专门的工程师负责跟进的,你的问题没解决,你可以继续comment。 Re: S32ds3.6.10不显示example例称 Ref :  https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/S32DS-3-6-1-Update-Fail/m-p/2409828/emcs_t/S2h8ZW1haWx8dG9waWNfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1USTBNME5CM1ZRTDhBfDI0MDk4Mjh8U1VCU0NSSVBUSU9OU3xoSw#M14454  早就已經亂掉了!  NXP 自家員工 都搞不清楚 啥RTM配啥版本S32DS ...  啥都沒更新的 V3.5 ,本身就已經提供 RTM401 了, 還說 RTM401只適用 v3.3 ONLY ...  ~_~"'?   如果 你們自己每天在摸的人 自己都搞不清楚  要如何期望 三五個月才拿起來用一次 S32DS的人, 能搞清楚!?   很亂~ 超亂.....  我從未說過這概念「不过RTD和RTM 4.0.X是完全不一样的驱动」  我只是提醒: 前面Project用啥 [版本+RTM]... 就繼續用! 用到入棺~ 即使 新版 RTM/S32DS 有啥新/好用 的功能... 也千萬別更新!!!  會搞死自己  每天工作報告就是: 安裝 S32DS ...  吳宇森森深幾許~  Re: S32ds3.6.10不显示example例称 Hi@CY9 这个可能的原因就是,不同时期安装的S32 DS,推送的RTM的版本可能是不一样的。 不过即使是推送的RTM的版本不一样,你也是可以重新下载不同的package,来选择安装不同的RTM的。 版本的更新的太快,版本的兼容对用户造成了理解上的混乱是确实存在的。 不过RTD和RTM 4.0.X是完全不一样的驱动,这里是不能够混淆的,S32 DS V3.4是一个非常老的版本IDE了。 Re: S32ds3.6.10不显示example例称 Hi@CY9 确实是这样阿,你要是使用不同的版本,那么你要安装多个S32 DS,每个S32 DS IDE下面只能安装一个RTD版本。 你要是说在一个IDE下面安装不同的RTD,这是不允许的,会出错。但是S32 DS你可以安装多个,这不冲突。
View full article
MX95システムマネージャーエラーID 160 影像.png影像.png影像.png影像.png影像.pngこんにちは。 私たちはMX95プラットフォームでReal-Time-Edgeソフトウェアバージョン 3.3を実行しているときに、 システムマネージャーのエラーID 160 がトリガーされる問題に直面しています。 興味深いことに、同じMX95プラットフォーム上でソフトウェアバージョン 3.4 を実行しているとこのエラーは見られません。 以下の点について教えていただけますか: バージョン3.3において、エラーID 160は通常どのようなことを示していますか? これは既知の問題で、バージョン3.4で修正またはパッチが適用されているのでしょうか? バージョン3.3に関する推奨される回避策やデバッグ手順はありますか? Re: MX95 system manager error id 160 こんにちは、 @hankwang エラーコードについてはSMのリファレンス・マニュアルを参照してください。 Zhiming_Liu_0-1788133801920.pngZhiming_Liu_0-1788133801920.pngZhiming_Liu_0-1788133801920.pngZhiming_Liu_0-1788133801920.png このエラーはELEバージョンに関連しています。これを検証したい場合は、バージョン3.4のELEをバージョン3.3で、バージョン3.3のELEをバージョン3.4で使うことができます。 よろしくお願いします、 志明 Re: MX95 system manager error id 160 こんにちは、 @Zhiming_Liuさん。情報ありがとうございます。これは既知の問題ですか?しかし、MX95 EVKの開発ボードではバージョン3.3使用時にこの問題は発生しませんでした。そこで、3.3のボードでELEがどうなっているのか知りたいと思います。しかし、バージョン3.4では既にこの問題は解決されているようですね? Re: MX95 system manager error id 160 こんにちは、 @Zhiming_Liuさん。詳しい説明をありがとうございます。了解しました。 Re: MX95 system manager error id 160 こんにちは、 @hankwang はい、これはELEファームウェア2.0.3(Real)の既知の問題ですタイムエッジ3.3)。バージョンのELEファームウェア2.0.4から、ELEファームウェアはクロック/電圧変更やセキュリティセンサー管理のための新しいAPIを導入しました。i.MX95 B0の量産チップでは、DVFSの調整はSMの起動後に行う必要があります。 大量生産された新たに生産されたチップにはセキュリティセンサーヒューズが有効化されています。セウリティセンサが有効化されている場合、ELEファームウェアとSMが連携してセンサを一時的に無効化しなければなりません。そうでなければ、ELEの周波数検出器はこれを「参照クロック損失」と解釈し、グループ1リセットを引き起こします。 古いELEファームウェア(≤2.0.3)はこのハンドシェイク機構をサポートしていないため、DDR OEI完了後にSMがクロックを調整し始めるとerrId=160がトリガーされます。コンポーネントをアップグレードすれば、この問題は解決します。 よろしくお願いします、 志明
View full article
Linux PKCS#11 middleware for Athena IDProtect Key v2 (now NXP) — is libASEP11.so available? We use an Athena IDProtect Key v2 smart card token (ATR: 3b dc 18 ff 81 91 fe 1f c3 80 73 c8 21 13 66 01 0b 03 52 00 05 38) issued by our national CA for client-certificate authentication against a government portal. On Windows we use IDProtect Client 7.60.04. We now need to run the same client-certificate authentication from Linux (Ubuntu 24.04). We understand that Athena Smartcard Solutions is now part of NXP, and that an IDProtect Client for Linux exists (PKCS#11 module libASEP11.so, ASE Cryptoki v3.1) — but it is not available for public download, and our local reseller (ComSign, Israel) does not distribute a Linux build. Is the Linux IDProtect Client / libASEP11.so available for direct download or request from NXP? If so, how do we obtain it? We've already confirmed the reader/CCID/PC-SC transport layer works fine on Linux (pcscd sees the card, ATR matches, PKCS#11 slot is present) — the missing piece is specifically this vendor middleware, since OpenSC's generic iasecc driver does not fully support this card's personalization. Any pointer to the right team or download would be very helpful. Thank you.
View full article