2409419_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2409419_zh-CN

2409419_zh-CN

AN14554

关于 SmartFob 电源配置文件的后续问题——我在 AN14554 中未能解决的两个问题。

SmartFob 配置包括运动传感器以及 BLE、UWB 和安全元件。在功率模块中,运动通常是如何使用的?具体来说,量产的智能钥匙扣在静止状态下是否会继续进行 BLE 广播,还是会在检测到运动时抑制或减慢广播?

其次,估算器是否输出典型配置的集成待机电流?AN14554 的广告数据以 100 毫秒为单位进行测量,我正在尝试了解纽扣电池运行的实际 24/7 待机预算。

谢谢。

Re: AN14554

你好,希望你一切都好。

 

我建议查看“SmartFob BLE(KW47)+UWB(R5)测距 - 功耗估算工具 v1.0”,该工具包含在Kinetis (KW3x/4x) 汽车电源配置文件工具页面下。

该工具模拟了 SmartFob 在四种使用场景下的功率特性,并定义了 BLE 广播何时处于激活状态以及何时处于抑制状态。

在“静止”状态(用例 1)下,没有 BLE 广播。KW47 保持深度睡眠 2 状态,而运动传感器则处于待机模式。如用例 2 和 3 中所述,检测到运动后,BLE 广播将恢复。

有关 KW47 + UWB Ranger5 + 运动传感器 SmartFob 配置的待机电流信息,请参阅估算器工作表顶部的功耗表。表格显示,在 3V 纽扣电池供电时,系统级待机电流约为 3.77 µA,并且该值还按子系统进行了细分。


此致,
索菲亚。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎09-04-2026 04:28 AM
更新者: