2409319_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2409319_ja-JP

2409319_ja-JP

S32ds 3.6.10 では、サンプル名が表示されません。

S32k14X用のI2C/SPIルーチンは見つかりませんでした。

lixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.png

lixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.png


lixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.png

lixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.png


回复: S32ds3.6.10不显示example例称

こちらをご覧ください


彼らの上司は、砲弾が何を考えているのか全く理解していない。

結論:不要なソフトウェアを多数自分でインストールする必要がある。

同僚の古いプロジェクトや、自分で作成した古いプロジェクトを開く必要がある場合は、最新バージョンとRTM版を使用する方が安全です。そうしないと、問題が発生する可能性があります。

醤油だけ


Re: S32ds3.6.10不显示example例称

こんにちは@リクシア

S32K1 RTD 3.0.0QLP07は完全なRTDパッケージではなく、以下に挙げるモジュールの一部に対するサポートを追加するだけのものです。

そのため、新規プロジェクトを作成する際に、デモを表示したり、RTDドライバを選択したりすることはできません。

image.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.png

まず、S32K1 RTD 3.0.0をインストールしてください。このパッケージを再度インストールしてください。


@CY9 CY9

あなたの回答は間違っています。これはRTDおよびRTM 4.0.2に関するものです。彼らは全く異なるタイプのドライバーであり、混同してはならない。

Re: S32ds3.6.10不显示example例称

了解しました~

感謝...

しかし、これらの問題に解決策があるとは思えません…。


v3.6.x の開発を諦めたのでまた、v3.5を削除してv3.5+RTMを再インストールする予定です。解決してみろよ~

そして…もう二度と更新しません!




Re: S32ds3.6.10不显示example例称

卵のような…


同僚AはRTMなしでv3.4+を使用しています

同僚Bはv3.4+RTM401を使用しています

同僚Cはv3.4+RTM402を使用しています

同僚Dはv3.4 + RTM403を使用しています。

...

他の人とどのように協力して仕事をしたいですか?


Re: S32ds3.6.10不显示example例称

こんにちは@ CY9

あなたがこれらの問題を引き起こしたようですね。担当エンジニアが問題を解決していない場合は、引き続きコメントしてください。

担当エンジニアが引き続きフォローアップを行います。



Re: S32ds3.6.10不显示example例称

このポットも: Re: [S32DS 3.5+RTM401] 何が起こったのかわかりません - NXPコミュニティ

Re: S32ds3.6.10不显示example例称

こんにちは@ CY9

考えられる理由としては、S32 DSのインストール時期によって、プッシュされるRTMバージョンが異なる可能性があることです。

ただし、プッシュされたRTMバージョンが異なっていても、異なるパッケージをダウンロードして、異なるRTMをインストールするように選択することは可能です。

バージョンアップのペースが速く、それに伴う互換性の問題がユーザーに混乱を招いているのは事実です。

しかし、RTDとRTM 4.0.Xは全く異なるドライバであり、混同してはいけません。S32 DS V3.4は非常に古いバージョンのIDEです。

Re: S32ds3.6.10不显示example例称

こんにちは@ CY9

その通りです。異なるバージョンを使用する場合は、複数のS32 DSバージョンをインストールする必要がありますが、各S32 DS IDEには1つのRTDバージョンしかインストールできません。

単一のIDEに複数のRTDをインストールすることは許可されておらず、エラーが発生します。ただし、S32 DSを使用すれば、競合することなく複数のRTDをインストールできます。

Re: S32ds3.6.10不显示example例称

「これらの質問はすべてあなたが作り出したものだと思う」ということが分からないのですか?


Re: S32ds3.6.10不显示example例称

あなたのもの:

RTMの新バージョンをインストールした後、編集済みのプロジェクトを旧バージョンのRTMで開くことができなくなりました。

状況はお分かりですよね?


したがって、[より新しいバージョンに切り替える]ことや、[別のRTMバージョンを使用する]ことは推奨されません。

バージョンアップは絶対にせず、より新しいRTM版に切り替えるべきだとさえ言われています!

その説明は理にかなっている!



Re: S32ds3.6.10不显示example例称

こんにちは@ CY9

https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/S32DS-3-5-RTM401-I-don-t-know-what-this-SHxT-happened...

https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/S32DS-3-6-1-Update-Fail/m-p/2409828/emcs_t/S2h8ZW1haW...


つまり、あなたが投稿した2つの記事には、それぞれ担当のエンジニアがいて、フォローアップを行っています。問題が解決していない場合は、引き続きコメントしてください。

Re: S32ds3.6.10不显示example例称

参照: https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/S32DS-3-6-1-Update-Fail/mp/2409828/emcs_t/S2h8 ZW1haW...


もう完全にめちゃくちゃだ!

NXPの社員でさえ、どのRTMバージョンがどのS32DSとペアになっているのか理解していない…。


全くアップデートされていないバージョン3.5には既にRTM401が搭載されている。RTM401はバージョン3.3としか互換性がないとまで主張している… ~_~'?


毎日同じ人々と接しているあなた方自身でさえ、それが理解できないのなら…。

3~5ヶ月に一度しかS32DSを使わない人に、それを理解できると期待できるだろうか!?

めちゃくちゃだ~完全にめちゃくちゃだ……



私はこの概念について一切言及していません。しかし、RTDとRTM 4.0.Xは全く異なるドライバです。

念のためお伝えしておきますが、以前のプロジェクトで使用したバージョンとRTMをそのまま使い続けてください!死ぬまで使い続けてください!

RTM/S32DS の新バージョンに新しい便利な機能があったとしても、絶対にアップデートしないでください!!! 致命的な結果を招くことになります。

私の毎日の業務報告は「S32DSをインストールしてください…」だけです。呉宇の知識はどれほど深いのでしょうか?


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎09-02-2026 04:33 AM
更新者: