Hi,NXP专家
我想问一下,MBDT工具中没有S32K358-Q289的型号。从 1.5.0到1.8.0的版本包中都没有,想问一下如何解决?
Chenxu1_0-1788095653895.pngChenxu1_0-1788095653895.pngChenxu1_0-1788095653895.pngChenxu1_0-1788095653895.png
嗨@dragostoma ,
感谢您的澄清。
请问“当前 S32K3 MBDT 版本不支持 S32K358-Q289”这句话具体指的是什么?
我这么问是因为我实际上已经使用 MBDT 开发了很长时间,用于一个专门基于 S32K358-Q289 的应用程序。在整个开发过程中,我一直成功地使用 MBDT,包括 S32 配置工具 (S32CT),在其中我选择/更改相应的设备包。
所以从实际角度来看,我已经使用 MBDT 和 S32K358-Q289 一段时间了。
请问S32K358-Q289的哪些功能目前被认为不受支持?例如,该限制是否仅与设备未在 MBDT 配置中明确列出/选择有关,还是存在特定的外围设备、驱动程序、代码生成功能或其他限制,导致 Q289 变体正式不受支持?
了解限制的具体范围将非常有用,尤其是我们已经基于该设备和 MBDT 进行了大量的开发工作。
此致,
西蒙
你好, @simon98 ,
谢谢你的解释。我所说的S32K358-Q289 目前还不受支持,是指该设备目前在 MBDT 硬件设置下拉菜单中尚未作为预定义的硬件目标提供。
因此, MBDT 没有为该特定硬件版本提供默认的板/项目配置。具体来说,我们目前没有提供预配置的目标,其中已经定义了所有引脚映射、时钟设置和特定于电路板的文档。
嗨, @Chenxu1 ,
感谢您对 S32K3 基于模型的设计工具箱的关注。