找不到S32k14X的I2C/SPI.......相关的例程。
lixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.png
lixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.png
lixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.png
lixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.png
參考 這裡
它們高層 不知道頭殼在想啥
結論: 還要自己另外安裝一堆有的沒的
如果 你是 要打開同事的舊Project/自己曾經寫好的舊Project,直接繼續用當時版本+RTM比較安全;省的搞死自己
就醬
Hi@lixia
S32K1 RTD 3.0.0 QLP07并不是完整的RTD包,只是添加了下面的一些模块支持。
所有你无法看到demo以及新建工程的时候也无法选择RTD驱动。
image.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.png
你应该先安装 S32K1 RTD 3.0.0, 再安装这个包。
@CY9 CY9
你的回答并不正确,RTD 和 RTM 4.0.2 是完全不一样的驱动,两种不能混淆。
你們這東西 :
裝了 [新版 RTM]之後 編輯過的Project, [舊RTM]就沒法開啟
你曉得這狀況吧!?
所以, 不建議 : [更換新版本],也不建議[使用不同 RTM版本]
甚至 建議 永遠不要更新版本 + 換用新版RTM !
這樣說明, 有理解!??
不理解「我看这些问题都是你创建的」?
蛋似...
同事A 使用 v3.4+無RTM
同事B 使用 v3.4+RTM401
同事C 使用 v3.4+RTM402
同事D 使用 v3.4+RTM403
.....
請問, 您要如何與大家一起 co-work ??
了解~
感謝...
不過 這些問題 我想 不會有solution.....
因為 我 以放棄v3.6.x , 並打算 移除v3.5 +重新安裝v3.5+RTM 去解決~
然後 ... 這輩子再也不更新了!
Hi@CY9
我看这些问题都是你创建的,你的问题如果负责的工程师没给你解决,你可以继续comment.
责任工程师会一直跟进的。
Hi@CY9
我的意思是这两个帖子是你创建的,每个帖子都有专门的工程师负责跟进的,你的问题没解决,你可以继续comment。
早就已經亂掉了!
NXP 自家員工 都搞不清楚 啥RTM配啥版本S32DS ...
啥都沒更新的 V3.5 ,本身就已經提供 RTM401 了, 還說 RTM401只適用 v3.3 ONLY ... ~_~"'?
如果 你們自己每天在摸的人 自己都搞不清楚
要如何期望 三五個月才拿起來用一次 S32DS的人, 能搞清楚!?
很亂~ 超亂.....
我從未說過這概念「不过RTD和RTM 4.0.X是完全不一样的驱动」
我只是提醒: 前面Project用啥 [版本+RTM]... 就繼續用! 用到入棺~
即使 新版 RTM/S32DS 有啥新/好用 的功能... 也千萬別更新!!! 會搞死自己
每天工作報告就是: 安裝 S32DS ... 吳宇森森深幾許~
Hi@CY9
这个可能的原因就是,不同时期安装的S32 DS,推送的RTM的版本可能是不一样的。
不过即使是推送的RTM的版本不一样,你也是可以重新下载不同的package,来选择安装不同的RTM的。
版本的更新的太快,版本的兼容对用户造成了理解上的混乱是确实存在的。
不过RTD和RTM 4.0.X是完全不一样的驱动,这里是不能够混淆的,S32 DS V3.4是一个非常老的版本IDE了。
Hi@CY9
确实是这样阿,你要是使用不同的版本,那么你要安装多个S32 DS,每个S32 DS IDE下面只能安装一个RTD版本。
你要是说在一个IDE下面安装不同的RTD,这是不允许的,会出错。但是S32 DS你可以安装多个,这不冲突。