2409419_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2409419_ja-JP

2409419_ja-JP

AN14554

SmartFobの電源プロファイルに関するフォローアップです。AN14554では解決できなかった2つの疑問点についてお答えします。

スマートフォブの構成には、BLE、UWB、セキュア要素と並行してモーション・センサが含まれています。モーションはパワーモデルで通常どのように使われているのですか?具体的には、市販のスマートキーは静止状態でもBLEアドバタイジングを継続するのか、それとも動きが検出されるまでアドバタイジングが抑制または減速されるのか?

第二に、推定器は標準的な構成における積算待機電流を出力するか?AN14554の広告表示値は100msで測定されていますが、コイン型電池で24時間365日稼働した場合の現実的な待機電力予算を理解しようとしています。

ありがとうございます。

Re: AN14554

こんにちは、お元気でお過ごしでしょうか。

 

Kinetis (KW3x/4x) Power Profile Tools for オートモーティブのページに付属している「SmartFob BLE(KW47)+UWB(R5) Ranging - Power Consumption Estimator Tool v1.0」をチェックすることをおすすめします。

このツールは、4つのユースケースでSmartFobのパワープロファイルをモデル化し、BLE広告がアクティブか抑制されているかを定義します。

「定常状態」(ユースケース1)ではBLE広告はありません。KW47はディープスリープ2のままで、モーション・センサはスタンバイモードで動作します。動作が検出されるとBLE広告は再開されます。これはユースケース2および3で述べられています。

KW47 + UWB Ranger5 + モーション・センサのスマートフォブ構成に関するスタンバイ最新情報については、推定量ワークシート上部の消費量表を参照してください。この表は、3Vのコイン型電池電源におけるシステムレベルの待機電流が約3.77μAであることを示しており、サブシステムごとの内訳も示されています。


よろしくお願いします、
ソフィア。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎09-04-2026 04:30 AM
Updated by: