Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
使用 MCUXpresso IDE 在 MKE02 上配置 SDK 2.6.6 时出现错误 After downloading the file SDK_26_06_00_MKE02Z64xxx4.zip and attempting to install it in MCUXpresso IDE, the following error occurs: "MCUXpresso IDE was unable to load one or more SDK(s)". The same procedure used for the MKE02 and MKE15 did not produce any errors. Looking in the "doc" directory on SDK_26_06_00_MKE02Z64xxx4.zip, it appears that the file is relates to the MCUXpresso SDK rather than the MCUXpresso IDE, even though it was downloaded for the latter. How can this error be resolved? Where can I find the same file, but for MCUXpresso IDE? Best regards, Carlo Kinetis E系列MCU Re: SDK 2.6.6 configuration error on MKE02 using MCUXpresso ide Hello 请问您能否帮忙确认一下您使用的是哪个版本的MCUXpresso IDE? 可能是您使用的 IDE 版本比 SDK 版本旧。我尝试使用 MCUXpresso 版本 v25.6,它运行正常。 请您帮忙确认一下,在创建 SDK 时, SDK 构建器中选择的工具链是否是 MCUXpresso IDE? luis_maravilla_1-1787959664853.pngluis_maravilla_1-1787959664853.pngluis_maravilla_1-1787959664853.png 如果是不同的工具链,这也可能是根本原因。 您是否考虑过使用MCUXpresso for Visual Studio Code ?该平台也提供 SDK_26_06_00_MKE02Z64xxx4;如果您想使用此选项或需要更多信息,请告诉我。 此致敬礼,路易斯 Re: SDK 2.6.6 configuration error on MKE02 using MCUX 你好,卡洛, MCUXpresso IDE 11.5 版本已停止提供下载;我强烈建议您更新到 MCUXpresso IDE 的最新版本。 SDK 版本 2.6.0 和 26.06.00 是两个截然不同的 SDK 版本。您下载的是 26.06.00 版本,该版本用于最新的 IDE 版本;因此,由于该设备已包含在最新版本的MCUXpresso IDE [v25.06]中,我建议您在完成作业时使用最新版本,因为新版本会进行维护、修复常规问题、添加新软件、功能和升级,从而可以防止将来出现问题。 关于仪表盘中的版本限制,当您构建 SDK 并选择工具链时,说明中会提到要使用的 MCUXpresso IDE 版本。   luis_maravilla_1-1788195923674.pngluis_maravilla_1-1788195923674.png 顺祝商祺! Re: SDK 2.6.6 configuration error on MKE02 using MCUX Hello Luis, The MCUXpresso IDE version is v11.5.1; the official NXP website states that the SDK 2.6.0 package for the MKE02 is supported by version v11.5.0 (if I recall correctly). If there are version constraints, they should at least be clearly indicated on the Dashboard! I should mention that installing the packages for the MKE04 (the "smaller brother"), MKE15, and MKL14 worked—and continues to work—without any issues. Attached is a photo showing the information from the SDK Builder, which, as you can see, lists MCUXpresso IDE. As you well know, nothing is immune to problems; if what I am currently using works, why waste time on other platforms? I expect to find and download working solutions, not to be steered toward other platforms that represent unnecessary "wasted time." The inevitable result is that, in the future, I will look to other manufacturers. Thank you for your assistance. Best regards, CarloC SDK_Dashboard.gif  
View full article
LID2580 评估板 PCB 设计 8GHz射频信号线分布式恒定电路。 Q1,这是什么?短截线的作用 答案1:阻抗匹配短截线? 答案2:短截线滤波器? 答案 3:可疑的拒绝短截线? Q2,板材 答2_1:为什么要使用FR4预浸料? Ans2_2:此事是否与 Ans2_1 有关? 关于第三季度的问题 Q3,介质1和介质3薄层 答3_1:为什么薄0.3毫米? Re: LID2580 UM12152 EVAL-Bord PCB design 你好, 我给你发了私信。 祝你今天过得愉快! 此致, 里卡多
View full article
CWH-CTP-BASE-HEが赤いTX/RX LEDで止まり、USB列挙やイーサネット接続なし こんにちは、 先日CodeWarrior TAP CWH-CTP-BASE-HEを購入したのですが、動作させることができません。 現在の状況: TX/RX LEDが赤色に点灯し続けます。 USB経由でTAPを接続または切断しても、Windowsデバイスマネージャーには何も表示されません。 様々なUSBケーブルとUSBポートを試してみました。 また、USBで電源を供給している間、イーサネットポートを動作中のスイッチ/ルーターに接続しました。 イーサネットリンクのLEDが点灯しません。 現在、ターゲットプロセッサ、ターゲットボード、またはプローブ先端は接続されていません。 私のユニットには外部リセットボタンがないようです。 CodeWarriorのTAPドキュメントによると、TX/RX LEDは通常、TAPが正常に起動すると赤からオレンジに点滅し、さらに緑に点滅するはずです。私の場合は、常に赤いままです。 何かアドバイスをいただけますか: TX/RX LEDが赤色に点灯しっぱなしになっている場合、TAPブートローダーまたはオペレーティングシステムが正しく起動していないことを意味しますか? イーサネットリンクのLEDも点灯していないのに、USBドライバーが欠けていることが原因かもしれません。 USBとイーサネットの両方の通信が利用できない場合、CWH-CTP-BASE-HEにリカバリーやブートローダーモードはありますか? TAPファームウェアを復元できる内部のJTAGやプログラミングコネクタはありますか? NXPからリカバリファームウェアイメージまたはリカバリユーティリティは提供されていますか? ユニットの故障と判断する前に、他に実施すべき診断手順はありますか? 必要であれば、ハードウェアのリビジョン、シリアル番号、本体の写真、基板の写真を提供できます。 よろしくお願いします。 Re: CWH-CTP-BASE-HE stuck at solid red TX/RX LED – no USB enumeration or Ethernet link Windows 11に対応していますか?Windows 11にインストールしましたが、以前と同じでデバイスマネージャーに表示されません。 Re: CWH-CTP-BASE-HE stuck at solid red TX/RX LED – no USB enumeration or Ethernet link 添付のccs.zipファイルをダウンロードし、CCS USBドライバーをインストールしてください。 C:\Users\nxa22585\Downloads\260821\ccs\ccs\ccs\drivers\usb\x64 ドライバーをインストールする際にCodeWarrior TAPをプラグインしないでください。 次にCodeWarrior TAPを接続し、デバイスマネージャーで添付ファイルと似たCodeWarrior TAP情報が見つかるか確認してください。 Re: CWH-CTP-BASE-HE stuck at solid red TX/RX LED – no USB enumeration or Ethernet link はい、 Windows 11に対応しています。 どうやらCodeWarrior TAPに問題があるようです。このCodeWarrior TAPを返品して、以下のリンクから新しいものに交換できます。 https://www.nxp.com/support/sample-and-buy/how-to-buy-from-nxp/dev-tool-warranty-return-request-form:WTB_DTD_WARRANTY
View full article
P2020 消費電力 P2020プロセッサについて質問があります、P2020NXE2KHC。ご助言いただけますでしょうか。データシート(P2020EC rev.3)の34ページに記載されているコア消費電力データに関して、各VDDピン(またはブロック)ごとの消費電力の内訳や割合を示す情報はありますか? VDDピンは34本あります(ピン番号K10~K20、L10、L20、.....、Y18、Y19、Y20)。例えば、VDD1~VDD7がコア0の約xx%を占め、VDD8~VDD34がコア1の約xx%を占め、AVDD_CORE0がxx%を占め、AVDD_CORE1がxx%を占めるといったデータはありますか? データシートには、第1コアが100%の利用率で動作し、第2コアが50%の利用率で動作するテスト条件が記載されている。 このことから、各VDDピンまたはブロック間で消費電力に違いが生じるものと推測されます。 事前に感謝いたします。 Re: P2020 Power consumption P2020NXE2KHC / P2020EC Rev. 3に関して、NXPがVDDピンごとの電力内訳やCore0/Core1の電力パーセンテージを提供しているという証拠は見当たりません。入手可能なデータは、個々のVDDボールや特定のコアへの割り当てとしてではなく、レールレベルの総電力として扱うべきである。 文書化されている内容: 項目 ドキュメントが提供するもの VDDピン 34個のVDDボールはまとめて「VDD - コア電源」として記載されており、データシートのピン表では、Core0用のVDD1~VDD7とCore1用のVDD8~VDD34に分けられていません。 AVDD_CORE0 / AVDD_CORE1 これらは、それぞれピンF15とF16で、コアPLL0電源とコアPLL1電源として識別されます。 コアパワー表 表5は、定義された周波数、VDD、接合部温度、および電力モード条件におけるP2020コアの消費電力を示しています。例えば、1.05V、125℃の場合、最大電力は800MHzで6.1Wから1333MHzで7.2Wまでとなっています。 表5の適用範囲 NXPのサポートは、表5のP2020コア電力値は両方のコアの価値であり、どちらか一方のコアを倍増させるものではないと説明しました。 入出力電源 表6は、DDR、PCI Express、eLBC、eTSEC、シリアルRapidIO、SGMII、eSDHC、USB、eSPI、DUART、I²C、GPIOなどのインターフェース/ブロックごとの推定I/O電力を示しています。 ピンごとのデータ NXPのサポートドキュメントには明確に「これらの部品のピンごとのパワー値を生成する予定はありません」と明記されています。  例えば、あなたの例の質問 — 「VDD1からVDD7はCore0のxx%、Core1はVDD8からVDD34、AVDD_CORE0はxx%、AVDD_CORE1 xx%」という質問についてですが、答えはこうです:その割り当てデータは取得したNXPのドキュメント/サポート資料には含まれていません。VDDボールは、コアごとまたはピンごとに個別に指定するのではなく、共通のコア電源ネットワークとして扱うべきである。これは、NXP P2020のリファレンス回路図の注記にも記載されているように、P2020では、シングルコアデバイスとデュアルコアデバイスの両方でVDDピンがすべて共通であるという記述とも一致しています。 あなたの推論は物理的に妥当です。一方のコアが100%の利用率で、もう一方のコアが50%の利用率の場合、ダイ内部の瞬間的な電流分布は完全に均一にはなりません。しかし、公開されているP2020ECのデータには、その内部分布は示されていない。基板レベルの電力設計、レギュレータサイズ、PDN、熱解析では、個々のVDDピンやコアにパーセンテージを割り当てるのではなく、表5のVDD/AVDDコアの総電力と表6の該当するI/O電力推定値を用いてください。 要点:NXPはP2020コアレールの合計電力を提供しており、VDDピンごとやCore0/Core1の割合の内訳ではありません。すべてのVDDピンは、表5の電力値から共通コア電源および設計として扱ってください。
View full article
S32 Design Studio for ARM Version 2.2 license has expired. My S32 Design Studio for ARM Version 2.2 license has expired. Could you please help me extend it? Thank you! code:E5D9-256C-525C-C1D6 Re: S32 Design Studio for ARM Version 2.2 license has expired. Hi,  your S32DS license has been extended. 
View full article
在custom.c文件里怎么写一个函数跳转屏幕 在custom.c文件里怎么写一个函数跳转屏幕 回复: 在custom.c文件里怎么写一个函数跳转屏幕 Hi @舞蹈服  请问您可以详细描述一下您的需求么? BR Harry
View full article
custom.c ファイルに、別の画面にリダイレクトする関数を記述するにはどうすればよいですか? custom.c ファイルに、別の画面にリダイレクトする関数を記述するにはどうすればよいですか? 回复: 在custom.c文件里怎么写一个函数跳转屏幕 こんにちは@Dancewear ご要望をもう少し詳しくご説明いただけますか? BR ハリー
View full article
LID2580 EVAL-Bord PCB設計 8GHz RF信号線分布定数回路。 Q1、 これは何でしょうか?スタブの役割 回答1:インピーダンス整合スタブ? 回答2:スタブフィルタ? 回答3:不審な拒否スタブ? Q2、 ボード素材 回答2_1:FR4プリプレグを使用する理由は何ですか? Ans2_2: Ans2_1に関するマターですか Q3に関する件に関連して Q3、誘電体1および誘電体3の薄い Ans3_1:なぜ薄い0.3mmなのですか? Re: LID2580 UM12152 EVAL-Bord PCB design こんにちは、 プライベートメッセージを送りました。 良い1日を! よろしくお願いいたします。 リカルド
View full article
P2020 功耗 我有一个关于P2020处理器(型号为P2020NXE2KHC)的问题。请问您能否提供一些建议?关于数据手册(P2020EC rev.3)第34页的核心功耗数据,是否有任何信息可以显示每个VDD引脚(或模块)的功耗细分或百分比分配? VDD 有 34 个引脚(引脚编号 K10 - K20、L10、L20、.....、Y18、Y19、Y20)。例如,是否有如下数据:VDD1 至 VDD7 约占 Core 0 的 xx%,VDD8 至 VDD34 约占 Core 1 的 xx%,AVDD_CORE0 占 xx%,AVDD_CORE1 占 xx%? 数据手册规定了一种测试条件,其中第一个核心的利用率为 100%,第二个核心的利用率为 50%。 基于此,我推测各个 VDD 引脚或模块的功耗会有所不同。 提前谢谢您。 Re: P2020 Power consumption 对于 P2020NXE2KHC / P2020EC Rev. 3,我没有看到任何证据表明 NXP 提供了逐引脚的 VDD 引脚或 Core0/Core1 的功耗百分比细分。应将可用数据视为总轨级功率,而不是分配给单个 VDD 焊球或特定内核的功率。 已记录的内容: 项目 文档提供了哪些内容? VDD引脚 34 个 VDD 焊球统称为“VDD — Core 电源” ;在数据手册引脚表中,它们没有被分为 Core0 的 VDD1…VDD7 和 Core1 的 VDD8…VDD34。 AVDD_CORE0 / AVDD_CORE1 这些分别被标识为核心 PLL0 电源和核心 PLL1 电源,位于引脚 F15 和 F16。 核心功率表 表 5 给出了P2020 内核在特定频率、VDD、结温和电源模式条件下的功耗;例如,在 1.05 V 和 125 °C 时,最大功率从 800 MHz 时的 6.1 W 到 1333 MHz 时的 7.2 W 不等。 表5的范围 NXP 支持人员澄清说,表 5 P2020 核心功耗值是两个核心的总功耗,而不是一个核心的功耗翻倍。 I/O 电源 表6列出了各接口/模块的估计I/O功耗,例如DDR、PCI Express、eLBC、eTSEC、串行RapidIO、SGMII、eSDHC、USB、eSPI、DUART、I²C和GPIO。 每引脚数据 NXP 的支持文档明确指出: “我们既没有也没有计划为这些器件生成每个引脚的功耗值。” 所以,对于您的示例问题——“VDD1 到 VDD7 占 Core0 的 xx%,VDD8 到 VDD34 占 Core1 的 xx%,AVDD_CORE0 占 xx%,AVDD_CORE1 占 xx%”——答案是:在检索到的 NXP 文档/支持材料中没有该分配数据。VDD 焊球应被视为一个公共核心供电网络,而不是按核心或引脚单独指定。这与 NXP P2020 参考原理图说明一致,该说明指出,对于 P2020,所有 VDD 引脚对于单核和双核设备都是通用的。 你的推理在物理上是合理的:当一个核心的利用率为 100%,而另一个核心的利用率为 50% 时,芯片内部的瞬时电流分布不会完全均匀。然而,已公布的 P2020EC 数据并未揭示这种内部分布情况。对于板级电源设计、稳压器尺寸、PDN 和热分析,请使用表 5 中的总 VDD/AVDD 内核功率加上表 6 中的适用 I/O 功率估算值,而不是尝试将百分比分配给各个 VDD 引脚或内核。 要点:NXP 提供的是 P2020 内核电源总功率,而不是每个 VDD 引脚或 Core0/Core1 的百分比细分;将所有 VDD 引脚视为公共内核电源,并根据表 5 中的总功率值进行设计。
View full article
P2020 Power consumption I have a question on P2020 processor, P2020NXE2KHC. Would you please advise. Regarding the Core Power Consumption data on page 34 of the datasheet (P2020EC rev.3), is there any information available showing the power consumption breakdown or percentage allocation for each VDD pin (or block) ?   There are 34 VDD pins (pin# K10 - K20, L10, L20, ..... , Y18, Y19, Y20). For example, is there any data such as: VDD1 to VDD7 account for approximately xx% for Core 0, VDD8 to VDD34 account for approximately xx% for Core 1, AVDD_CORE0 accounts for xx%, and AVDD_CORE1 accounts for xx%? The datasheet specifies a test condition where the first core is operating at 100% utilization and the second core at 50%. Based on this, I assume there would be differences in power consumption among the respective VDD pin or blocks. Thank you in advance. Re: P2020 Power consumption For P2020NXE2KHC / P2020EC Rev. 3, I do not see evidence that NXP provides a VDD-pin-by-pin or Core0/Core1 percentage power breakdown. The available data should be treated as aggregate rail-level power , not as an allocation to individual VDD balls or to specific cores. What is documented: Item What the documentation provides VDD pins The 34 VDD balls are listed collectively as “VDD — Core Supply” ; they are not divided into VDD1…VDD7 for Core0 and VDD8…VDD34 for Core1 in the datasheet pin table.  AVDD_CORE0 / AVDD_CORE1 These are identified as Core PLL0 Supply and Core PLL1 Supply , at pins F15 and F16 respectively.  Core power table Table 5 gives P2020 Core Power Consumption at defined frequency, VDD, junction temperature, and power mode conditions; for example, at 1.05 V and 125 °C, maximum power is listed from 6.1 W at 800 MHz up to 7.2 W at 1333 MHz.  Scope of Table 5 NXP support clarified that the Table 5 P2020 core power value is for both cores , not one core to be doubled.  I/O power Table 6 provides estimated I/O power by interface/block, such as DDR, PCI Express, eLBC, eTSEC, serial RapidIO, SGMII, eSDHC, USB, eSPI, DUART, I²C, and GPIO.  Per-pin data NXP support documentation explicitly states: “We don't have nor plan to generate per pin power values for these parts.”  So, for your example question — “VDD1 to VDD7 account for xx% for Core0, VDD8 to VDD34 for Core1, AVDD_CORE0 for xx%, AVDD_CORE1 for xx%” — the answer is: that allocation data is not available in the retrieved NXP documentation/support material . The VDD balls should be considered a common core supply network, not separately specified per core or per pin. This is also consistent with an NXP P2020 reference schematic note stating that, for P2020, all VDD pins are common for both single- and dual-core devices .  Your reasoning is physically reasonable: with one core at 100% utilization and the other at 50%, the instantaneous internal current distribution inside the die will not be perfectly uniform. However, the published P2020EC data does not expose that internal distribution. For board-level power design, regulator sizing, PDN, and thermal analysis, use the total VDD/AVDD core power from Table 5 plus the applicable I/O power estimates from Table 6, rather than trying to assign percentages to individual VDD pins or cores.  Takeaway: NXP provides aggregate P2020 core-rail power, not a per-VDD-pin or Core0/Core1 percentage breakdown; treat all VDD pins as the common core supply and design from the total Table 5 power values.
View full article
GMAC0 和 Linflexd UART0 无法同时稳定工作 大家好,我正在使用 S32DS3.5 和 RTD4.0.0 在 S32G274A 的 M7_0 内核上开发软件,并使用 FreeRTOS、Linflexd_Uart 和 Lwip 作为元器件。在调试过程中,我发现 GMAC0 和 Linflexd UART0 不能同时稳定工作。我使用 Linflexd_Uart 输出 printf 的内容。日志显示初始化完成,应用程序启动后,可以循环打印每个 FreeRTOS 任务的状态。但是我无法 ping 通主板的 IP 地址。如果我注释掉 printf 调用或禁用 _write 中的 UART 传输,则上电或复位后,板就可以 ping 通了。这里的问题可能是什么?printf 函数是否会导致 GMAC0 无法接收数据?我应该如何解决这个问题?感谢您提出的任何建议。 Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time 可以分享一下错误日志吗? Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time 正常.jpg正常.jpg正常.jpg正常.jpg正常.jpg正常.jpg正常.jpg正常.jpg正常.jpg正常.jpg正常.jpg exception.jpgexception.jpgexception.jpgexception.jpgexception.jpgexception.jpgexception.jpgexception.jpgexception.jpgexception.jpg例外.jpg 左侧的图表显示了程序正常运行的情况,而右侧的图表显示了发生异常后的行为:无法 ping 通电路板,并且日志输出卡在固定位置。 Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time 你好, @williams_ww 感谢分享。 据我了解,printf() 本身不应该导致 S32G274A GMAC0 硬件停止接收帧。更可能的问题是,你的 printf > _write > Linflexd_Uart 路径干扰了 FreeRTOS/lwIP/GMAC 软件的时序。 由于我对你的详细实现不太确定,我建议检查一下 `_write()` 函数内部是否存在代码块,将 UART 输出移到一个低优先级的日志记录任务中等等,以缩小可能的范围。 BR 陈银 Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time IP地址192.168.7.200是什么?这是您GMAC设置的一部分吗? 当 GMAC 相关连接不稳定时,您还可以查看 AN14063 S32G2 硬件设计指南。 以下哪种工作模式适合您的设计? db16122_0-1788253582320.pngdb16122_0-1788253582320.pngdb16122_0-1788253582320.pngdb16122_0-1788253582320.pngdb16122_0-1788253582320.pngdb16122_0-1788253582320.pngdb16122_0-1788253582320.pngdb16122_0-1788253582320.pngdb16122_0-1788253582320.png db16122_1-1788253600524.pngdb16122_1-1788253600524.pngdb16122_1-1788253600524.pngdb16122_1-1788253600524.pngdb16122_1-1788253600524.pngdb16122_1-1788253600524.pngdb16122_1-1788253600524.pngdb16122_1-1788253600524.pngdb16122_1-1788253600524.png Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time “应用建议的更改后,问题仍然存在。” Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time 根据支持团队的建议,我修改了原有的打印逻辑,将数据写入缓冲区,如下所示: 静态字符缓冲区[64*1024+1]; volatile char buffer_to_print = 0; void my_printf(const char *format , ...) { va_list 参数; 如果(1 == buffer_to_print) { 返回 ; } va_start(args,format); vsnprintf(buffer,sizeof(buffer),format,args); va_end(args); buffer_to_print = 1; } 我创建了一个优先级为 0 的任务,它的优先级低于所有其他任务: void my_printf_flush() { 如果(buffer_to_print) { Linflexd_Uart_Ip_AbortSendingData(0); Linflexd_Uart_Ip_SyncSend(0,(uint8*)buffer,strlen(buffer),3000000); buffer_to_print = 0; } } void PrintfTaskDemo(void *pvParameters) { (void)pvParameters; 为了(;;) { my_printf_flush(); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10)); } } // 这里是打印的内容,但为什么每次只打印 PRINT_HEAP_INFO,而 taskInfo 却不打印呢? 为了(;;) { ZRSleep(1000);// 休眠 1 秒 PRINT_HEAP_INFO; // 打印剩余堆大小 vTaskList(taskInfo); // 获取 FreeRTOS 所有任务状态 ZRLOG(ZRLOG_USER_INFO,taskInfo); // 调用 my_printf 函数写入缓冲区 ZRSleep(1000); //睡眠 1 秒 } 当前行为是:任务 PrintfTaskDemo 可以正常打印内容(未启用 DMA),但 GMAC0 上的 IP 地址有时仍然无法访问,网络功能不稳定。 我的 linker_ram.ld 中的 SRAM 大小为 3MB(在 S32G274A M7_0 上),编译设置和 FreeRTOS 堆大小似乎都是正常的。 如果您需要进一步的说明或技术建议来解决问题,请告诉我。 Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time 你好, @williams_ww 感谢您的回复。 您似乎使用了阻塞式方法( Linflexd_Uart_Ip_SyncSend ),请问您是否尝试过非阻塞式 API(Linflexd_Uart_Ip_AsyncSend)? BR 陈银 Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time 你好, @williams_ww 感谢您的回复。 我有一些建议: 1. 首先确认一下您的 UART 驱动程序使用的是哪种设置,是轮询模式还是中断模式? 2. 如果当前是轮询模式,请将其更改为中断模式。此外,请检查 UART 和 GMAC 中断的优先级,并将 UART 中断的优先级设置为低于 GMAC 中断,然后再试一次。 BR 陈银 Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time GMAC配置基本按照官方示例程序进行。 ip.jpgip.jpgip.jpgip.jpg code.jpgcode.jpgcode.jpgcode.jpg dev.jpgdev.jpgdev.jpgdev.jpg Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time 使用中断模式会使情况更糟。 Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time 可能出现了硬件错误。我检查了UART同步发送接口的内部实现。我注释掉了相关代码。 暂停所有中断 我修改了相关代码,并在调用同步发送接口前添加了锁定保护,但问题仍然存在。因此,我认为这与UART同步发送逻辑关系不大。我怀疑是硬件故障导致lwip和UART都崩溃了。 Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time 你好, @williams_ww 感谢您的回复。 从软件角度来看,您遇到的问题可能是由于频繁的 UART TX/RX 中断抢占了以太网中断处理,从而增加了 RX 处理延迟并导致丢包。 除了我们讨论过的技巧之外,UART/网络中断的优先级也会产生影响,所以我建议尝试将UART中断的优先级设置得比网络中断的优先级低一些,看看效果如何。 BR 陈银
View full article
S32 Design Studio for ARM 2.2 版许可证已过期。 我的 S32 Design Studio for ARM 2.2 版许可证已过期。请问您能帮我延长一下吗?谢谢你! 代码:E5D9-256C-525C-C1D6 Re: S32 Design Studio for ARM Version 2.2 license has expired. 你好, 您的S32DS许可证已延期。
View full article
CWH-CTP-BASE-HE stuck at solid red TX/RX LED – no USB enumeration or Ethernet link Hello, I recently purchased a CodeWarrior TAP CWH-CTP-BASE-HE, but I am unable to get it working. Current condition: TX/RX LED stays continuously solid red. Nothing appears in Windows Device Manager when I connect or disconnect the TAP through USB. I have tried different USB cables and different USB ports. I also connected the Ethernet port to a working switch/router while USB was connected for power. The Ethernet Link LED does not turn on. There is currently no target processor, target board, or probe tip connected. My unit does not appear to have an external reset button. From the CodeWarrior TAP documentation, I understand that the TX/RX LED should normally change from red to flashing orange and then flashing green when the TAP boots successfully. In my case it stays permanently solid red. Could you please advise: Does a permanently solid red TX/RX LED mean that the TAP bootloader or operating system is not starting correctly? Could this be caused by a missing USB driver even though the Ethernet Link LED is also not working? Is there any recovery or bootloader mode available for the CWH-CTP-BASE-HE if both USB and Ethernet communication are unavailable? Is there an internal JTAG or programming connector that can be used to recover the TAP firmware? Is a recovery firmware image or recovery utility available from NXP? Is there any additional diagnostic procedure I should perform before considering the unit faulty? I can provide the hardware revision, serial number, photographs of the unit, and PCB photographs if required. Thank you. Re: CWH-CTP-BASE-HE stuck at solid red TX/RX LED – no USB enumeration or Ethernet link Is it compatible with Windows 11? I have installed into win 11 but still same as before not showing into device manager . Re: CWH-CTP-BASE-HE stuck at solid red TX/RX LED – no USB enumeration or Ethernet link Please download the attached ccs.zip file and install CCS USB driver from  C:\Users\nxa22585\Downloads\260821\ccs\ccs\ccs\drivers\usb\x64 Please don't plugin CodeWarrior TAP when installing the driver. Then plug in CodeWarrior TAP and check the device manager whether you can find CodeWarrior TAP information similar as the attachment. Re: CWH-CTP-BASE-HE stuck at solid red TX/RX LED – no USB enumeration or Ethernet link Yes, it is compatible with Windows 11. It seems that there is problem with your CodeWarrior TAP, you could return this CodeWarrior TAP and replace it for a new one from the following link. https://www.nxp.com/support/sample-and-buy/how-to-buy-from-nxp/dev-tool-warranty-return-request-form:WTB_DTD_WARRANTY
View full article
LID2580 EVAL-Bord PCB design 8GHz RF Signal Line Distributed constant circuit. Q1, What this?   The Role of a Stub  Ans_1 : Impedance matching Stub ?  Ans_2 : Stub Filter?   Ans_3 : Suprious Rejection Stub ? Q2, Bord Material Ans2_1 :  Why Use FR4 Prepreg ? Ans2_2:  Is the matter regarding Ans2_1                related to the matter regarding Q3 Q3, Dielectric1& Dielectric3 thin       Ans3_1 :Why thin 0.3mm? Re: LID2580 UM12152 EVAL-Bord PCB design Hello, I sent you a private message. Have a nice day! Regards, Ricardo
View full article
How do I write a function in the custom.c file to redirect to a different screen? How do I write a function in the custom.c file to redirect to a different screen? 回复: 在custom.c文件里怎么写一个函数跳转屏幕 Hi @Dancewear Could you please describe your needs in more detail? BR Harry
View full article
SDK 2.6.6 configuration error on MKE02 using MCUXpresso ide After downloading the file SDK_26_06_00_MKE02Z64xxx4.zip and attempting to install it in MCUXpresso IDE, the following error occurs: "MCUXpresso IDE was unable to load one or more SDK(s)". The same procedure used for the MKE02 and MKE15 did not produce any errors. Looking in the "doc" directory on SDK_26_06_00_MKE02Z64xxx4.zip, it appears that the file is relates to the MCUXpresso SDK rather than the MCUXpresso IDE, even though it was downloaded for the latter. How can this error be resolved? Where can I find the same file, but for MCUXpresso IDE? Best regards, Carlo Kinetis E Series MCUs Re: SDK 2.6.6 configuration error on MKE02 using MCUXpresso ide Hello Could you help us confirm which MCUXpresso IDE are you using? It could be the version of IDE that are you using is old in comparation to the SDK version. I try using the MCUXpresso version v25.6 and it works. Could you help us confirm if the toolchain selected in SDK builder when creating the SDK is MCUXpresso IDE? luis_maravilla_1-1787959664853.pngluis_maravilla_1-1787959664853.pngluis_maravilla_1-1787959664853.png If it was a different toolchain, this also could be the root cause. Could you consider using MCUXpresso for Visual Studio Code? The SDK_26_06_00_MKE02Z64xxx4 is also available in that platform; let me know if you want to use this option and if you need more information. Best Regards, Luis Re: SDK 2.6.6 configuration error on MKE02 using MCUX Hello Carlo, The MCUXpresso IDE version 11.5 is no longer available for download; I would strongly recommend you update to a newer version of the MCUXpresso IDE. The SDK version 2.6.0 and 26.06.00 are very different SDK versions, The one you are downloading is the 26.06.00, used in recent IDE versions; therefore, as the device are covered in latest versions of MCUXpresso IDE [v25.06], I would recommend for your assignment to use the latest version possible, as the new releases versions implements maintenance, general fixes, newer software, features and upgrades that could prevent future issues. About the version constraints in the dashboard, when you build the SDK and select the toolchain, the MCUXpresso IDE version to use is mentioned in the description.   luis_maravilla_1-1788195923674.pngluis_maravilla_1-1788195923674.png Best Regards. Re: SDK 2.6.6 configuration error on MKE02 using MCUX Hello Luis, The MCUXpresso IDE version is v11.5.1; the official NXP website states that the SDK 2.6.0 package for the MKE02 is supported by version v11.5.0 (if I recall correctly). If there are version constraints, they should at least be clearly indicated on the Dashboard! I should mention that installing the packages for the MKE04 (the "smaller brother"), MKE15, and MKL14 worked—and continues to work—without any issues. Attached is a photo showing the information from the SDK Builder, which, as you can see, lists MCUXpresso IDE. As you well know, nothing is immune to problems; if what I am currently using works, why waste time on other platforms? I expect to find and download working solutions, not to be steered toward other platforms that represent unnecessary "wasted time." The inevitable result is that, in the future, I will look to other manufacturers. Thank you for your assistance. Best regards, CarloC SDK_Dashboard.gif  
View full article
S32 Design Studio for ARM バージョン2.2のライセンスは期限切れです。 私のS32 Design Studio for ARM Version 2.2のライセンスが期限切れになりました。延長を手伝ってもらえますか?ありがとう! コード:E5D9-256C-525C-C1D6 Re: S32 Design Studio for ARM Version 2.2 license has expired. こんにちは、 お客様のS32DSライセンスが延長されました。
View full article
MCUXpresso IDEを使用したMKE02でのSDK 2.6.6設定エラー After downloading the file SDK_26_06_00_MKE02Z64xxx4.zip and attempting to install it in MCUXpresso IDE, the following error occurs: "MCUXpresso IDE was unable to load one or more SDK(s)". The same procedure used for the MKE02 and MKE15 did not produce any errors. Looking in the "doc" directory on SDK_26_06_00_MKE02Z64xxx4.zip, it appears that the file is relates to the MCUXpresso SDK rather than the MCUXpresso IDE, even though it was downloaded for the latter. How can this error be resolved? Where can I find the same file, but for MCUXpresso IDE? Best regards, Carlo Kinetis Eシリーズ・マイクロコントローラ Re: SDK 2.6.6 configuration error on MKE02 using MCUXpresso ide Hello どのMCUXpressoのIDEを使っているのか、ご確認いただけますか? 使っているIDEのバージョンがSDK版と比べて古いのかもしれません。MCUXpressoのバージョンv25.6を使ってみたところ、うまく動作しました。 SDK 作成時に選 ばれたツールチェーンがMCUXpresso IDEかどうか、確認を手伝ってもらえますか? luis_maravilla_1-1787959664853.pngluis_maravilla_1-1787959664853.pngluis_maravilla_1-1787959664853.png もし別のツールチェーンだったなら、これも根本原因かもしれません。 Visual Studio CodeでMCUXpressoを使うことを検討してみてはいかがでしょうか?SDK_26_06_00_MKE02Z64xxx4もそのプラットフォームで利用可能です。このオプションを使いたい場合や、さらに詳しい情報が必要な場合はお知らせください。 敬具、ルイス Re: SDK 2.6.6 configuration error on MKE02 using MCUX Hello Luis, The MCUXpresso IDE version is v11.5.1; the official NXP website states that the SDK 2.6.0 package for the MKE02 is supported by version v11.5.0 (if I recall correctly). If there are version constraints, they should at least be clearly indicated on the Dashboard! I should mention that installing the packages for the MKE04 (the "smaller brother"), MKE15, and MKL14 worked—and continues to work—without any issues. Attached is a photo showing the information from the SDK Builder, which, as you can see, lists MCUXpresso IDE. As you well know, nothing is immune to problems; if what I am currently using works, why waste time on other platforms? I expect to find and download working solutions, not to be steered toward other platforms that represent unnecessary "wasted time." The inevitable result is that, in the future, I will look to other manufacturers. Thank you for your assistance. Best regards, CarloC SDK_Dashboard.gifSDK_ダッシュボード.gif   Re: SDK 2.6.6 configuration error on MKE02 using MCUX こんにちは、カルロさん。 MCUXpresso IDEバージョン11.5は現在ダウンロードできません。MCUXpresso IDEの新しいバージョンへのアップデートを強くお勧めします。 SDKバージョン2.6.0と26.06.00は非常に異なるSDKバージョンです。あなたがダウンロードしているのは26.06.00で、最近のIDEバージョンで使用されています。したがって、このデバイスは MCUXpresso IDE [v25.06]の最新バージョンでカバーされているため、課題には可能な限り最新バージョンを使うことをお勧めします。新しいバージョンはメンテナンス、一般的な修正、新しいソフトウェア、機能、アップグレードを実装しており、将来の問題を防ぐ可能性があります。 ダッシュボードのバージョン制約についてですが、SDKを構築しツールチェーンを選択すると、使用するMCUXpresso IDEバージョンが説明文に記載されています。   luis_maravilla_1-1788195923674.png よろしくお願いいたします。
View full article
CWH-CTP-BASE-HE 的 TX/RX 指示灯一直亮着红色——没有 USB 枚举或以太网连接 你好, 我最近购买了一台 CodeWarrior TAP CWH-CTP-BASE-HE,但我无法让它正常工作。 当前状况: TX/RX LED 指示灯持续保持红色常亮。 通过 USB 连接或断开 TAP 设备时,Windows 设备管理器中没有任何设备出现。 我尝试过不同的USB数据线和不同的USB接口。 我还将以太网端口连接到一台正常工作的交换机/路由器,同时通过 USB 连接供电。 以太网连接指示灯不亮。 目前未连接目标处理器、目标板或探针尖端。 我的设备似乎没有外部重置按钮。 根据 CodeWarrior TAP 文档,我了解到,当 TAP 成功启动时,TX/RX LED 指示灯通常会从红色变为闪烁的橙色,然后变为闪烁的绿色。我的这只眼睛始终保持纯红色。 请问您能否提供以下建议: TX/RX LED 指示灯常亮红色是否意味着 TAP 引导加载程序或操作系统无法正常启动? 即使以太网连接指示灯也不亮,这会不会是由于缺少 USB 驱动程序造成的? 如果 USB 和以太网通信都不可用,CWH-CTP-BASE-HE 是否有任何恢复模式或引导加载程序模式? 是否有可用于恢复 TAP 固件的内部 JTAG 或编程连接器? NXP 是否提供恢复固件映像或恢复工具? 在认定设备故障之前,我是否还需要执行其他诊断程序? 如有需要,我可以提供硬件版本、序列号、设备照片和PCB照片。 谢谢! Re: CWH-CTP-BASE-HE stuck at solid red TX/RX LED – no USB enumeration or Ethernet link 它与Windows 11兼容吗?我已经安装到Win11系统中,但仍然和以前一样,没有在设备管理器中显示。 Re: CWH-CTP-BASE-HE stuck at solid red TX/RX LED – no USB enumeration or Ethernet link 请下载附件中的 ccs.zip 文件,并从中安装 CCS USB 驱动程序。 C:\Users\nxa22585\Downloads\260821\ccs\ccs\ccs\drivers\usb\x64 安装驱动程序时请不要插入 CodeWarrior TAP。 然后插入 CodeWarrior TAP,并在设备管理器中检查是否可以找到与附件类似的 CodeWarrior TAP 信息。 Re: CWH-CTP-BASE-HE stuck at solid red TX/RX LED – no USB enumeration or Ethernet link 是的,它与Windows 11兼容。 您的 CodeWarrior TAP 似乎有问题,您可以退回此 CodeWarrior TAP,并通过以下链接更换一个新的。 https://www.nxp.com/support/sample-and-buy/how-to-buy-from-nxp/dev-tool-warranty-return-request-form:WTB_DTD_WARRANTY
View full article
GMAC0とLinflexd UART0は同時に安定して動作しません 皆さんこんにちは。私はS32G274AのM7_0コア上でS32DS3.5とRTD4.0.0を使用し、FreeRTOS、Linflexd_Uart、Lwipをコンポーネントとして開発しています。デバッグ中に、GMAC0とLinflexd UART0が同時に安定して動作しないことに気づきました。私はprintfの内容を出力するためにLinflexd_Uartを使用しています。ログには初期化が完了し、アプリケーション起動後は各FreeRTOSタスクのステータスを循環的に印刷できます。しかし、ボードのIPアドレスにpingができません。_write 関数内の printf 呼び出しをコメントアウトするか、UART 送信を無効にすると、電源投入後またはリセット後にボードが ping 可能になります。ここでの問題は何でしょうか?printf関数はGMAC0がデータを受信できない原因になりますか?この問題をどのように解決すればよいでしょうか?ご提案をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time エラーログは共有できますか? Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time 正常.jpg正常.jpg正常.jpg正常.jpg正常.jpg正常.jpg正常.jpg正常.jpg正常.jpg正常.jpg通常.jpg exception.jpgexception.jpgexception.jpgexception.jpgexception.jpgexception.jpgexception.jpgexception.jpgexception.jpgexception.jpgexception.jpg 左側の図はプログラムが正常に動作している様子を示し、右側の図は例外発生後の動作を示しています:基板にpingが送れず、ログ出力が固定された位置で止まっています。 Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time こんにちは、 @williams_ww 投稿ありがとうございます。 私の理解では、printf() 自体が S32G274A GMAC0 ハードウェアによるフレームの受信を停止させることはないはずです。より可能性が高いのは、printf -> _write -> Linflexd_UartパスがFreeRTOS/lwIP/GMACソフトウェアのタイミングを乱していることです 詳細な実装についてはよくわかりませんが、_write() 内のブロックを確認したり、UART 出力を低優先度のロガー タスクに移動したりして、可能性のある範囲を絞り込むことをお勧めします。 BR チェイン Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time IPアドレス192.168.7.200とは何ですか?それはGMACの設定の一部ですか? GMAC関連の接続が安定していない場合は、S32G2ハードウェア設計ガイドラインAN14063も確認できます。 以下のどの作業モードがあなたのデザインに適していますか? db16122_0-1788253582320.pngdb16122_0-1788253582320.pngdb16122_0-1788253582320.pngdb16122_0-1788253582320.pngdb16122_0-1788253582320.pngdb16122_0-1788253582320.pngdb16122_0-1788253582320.pngdb16122_0-1788253582320.pngdb16122_0-1788253582320.png db16122_1-1788253600524.pngdb16122_1-1788253600524.pngdb16122_1-1788253600524.pngdb16122_1-1788253600524.pngdb16122_1-1788253600524.pngdb16122_1-1788253600524.pngdb16122_1-1788253600524.pngdb16122_1-1788253600524.pngdb16122_1-1788253600524.png Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time サポートチームの提案に従い、元の印刷ロジックを修正し、以下のようにバッファにデータを書き込みました。 静的文字バッファ[64*1024+1]; volatile char buffer_to_print = 0; void my_printf(const char *format , ...) ヤージュ va_list 引数; if(1 == buffer_to_print) ヤージュ 戻る ; } va_start(args,format); vsnprintf(buffer,sizeof(buffer),format,args); va_end(args); buffer_to_print = 1; } 優先度0のタスクを作成しました。これは他のすべてのタスクよりも優先度が低いものです。 void my_printf_flush() ヤージュ if(buffer_to_print) ヤージュ Linflexd_Uart_Ip_AbortSendingData(0); Linflexd_Uart_Ip_SyncSend(0,(uint8*)buffer,strlen(buffer),3000000); buffer_to_print = 0; } } void PrintfTaskDemo(void *pvParameters) ヤージュ (void)pvParameters; のために(;;) ヤージュ my_printf_flush(); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10)); } } // ここに印刷内容がありますが、なぜ PRINT_HEAP_INFO だけが印刷され、taskInfo は毎回印刷されないのでしょうか ????????????????????? のために(;;) ヤージュ ZRSleep(1000); // 1秒間スリープ PRINT_HEAP_INFO; // 残りのヒープサイズを表示する vTaskList(taskInfo); // FreeRTOSの全タスク状態を取得します ZRLOG(ZRLOG_USER_INFO,taskInfo); // my_printf を呼び出してバッファに書き込む ZRSleep(1000); // 1秒間スリープ } 現在の動作はこうです:PrintfTaskDemoタスクは通常通りコンテンツを印刷できます(DMAを有効にしていません)が、GMAC0のIPアドレスが時々到達不能で、ネットワーク機能も安定して動作しません。 私のlinker_ram.ldのSRAMサイズは3MB(S32G274A M7_0上)で、コンパイル設定とFreeRTOSのヒープサイズはどちらも正常のようです。 問題解決に関して、さらに詳しい説明や技術的なアドバイスが必要な場合はお知らせください。 Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time 「提案された変更を適用した後も、問題は依然として解決していません。」 Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time こんにちは、 @williams_ww ご返信ありがとうございます。 ブロック方法を使っていたようですね(Linflexd_Uart_Ip_SyncSend)。ノンブロッキングAPIを試したことはありますか?(Linflexd_Uart_Ip_AsyncSend) BR チェイン Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time GMACの設定は、基本的に公式のサンプルプログラムに従って行われます。 ip.jpgip.jpgip.jpgip.jpgip.jpg code.jpgcode.jpgcode.jpgcode.jpgcode.jpg dev.jpgdev.jpgdev.jpgdev.jpgdev.jpg Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time こんにちは、 @williams_ww ご返信ありがとうございます。 私には以下の提案があります。 1. まず、UARTドライバ、ポーリング、割り込みモードのどの設定を使っているか確認します。 2. ポーリングモードの場合は、割り込みモードに変更し、UART/GMAC両方で使用されている割り込みの優先順位を確認し、UART割り込みをGMACよりも低く設定して再度試してください。 BR チェイン Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time ハードウェアエラーが発生した可能性があります。UART同期送信インターフェースの内部実装を確認しました。 SuspendAllInterrupts 関連コードをコメントアウトし、同期送信インターフェースを呼び出す前にロック保護を追加しましたが、問題は依然として解決していません。したがって、UART同期送信ロジックとは強く関係がないと思います。ハードウェアエラーがlwipとUARTの両方のクラッシュを引き起こしたのではないかと疑っています。 Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time 割り込みモードを使うと状況が悪化する。 Re: GMAC0 and Linflexd UART0 cannot work stably at the same time こんにちは、 @williams_ww ご返信ありがとうございます。 ソフトウェアの観点から見ると、あなたが遭遇した問題は、頻繁なUART TX/RX割り込みがイーサネット割り込みプロセッシングを妨害し、RXプロセッシングのレイテンシを増加させパケットロスを引き起こすことによるものと考えられます。 これまで話したアドバイス以外にも、UARTやネットワークの割り込み優先度も影響するので、UART割り込みを設定して、ネットワーク割り込みの優先度より低く設定して試してみることをおすすめします。 BR チェイン
View full article