Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
关于 MIFARE SAM AV3 评估板的 RFIDDiscover 设置的问题 你好, 我正在使用 MIFARE SAM AV3 评估板 (UM11316)。根据第 7.4.1 节,RFIDDiscover 需要使用 Ashling IN-CLA7816 适配器和兼容的 PC/SC 阅读器,通过 ISO7816 接口连接电路板。 请问您能否澄清一下: Ashling IN-CLA7816 适配器是必需的吗?还是可以使用其他 ISO7816 适配器? 哪些 PC/SC 阅读器已经过验证或获得评估板和 RFIDDiscover 的官方支持? 您能推荐一款目前市面上可以买到的阅读器吗? 谢谢! Re: Question Regarding RFIDDiscover Setup for MIFARE SAM AV3 Evaluation Board 你好@boussihak , 希望你一切都好。 MIFARE SAM AV3 开发套件应该已经包含一个您可以使用的 ISO/IEC 7816 智能卡读卡器适配器。 另外,我建议您使用PEGODA 免接触式智能卡读卡器;该设备可在 PC/SC 模式下使用,并集成了一个接触式卡槽。 问候, 爱德华多。
View full article
参考知识 64/5000 Mのフラッシュツールおよびファームウェアパッケージに関する技術支援を求めています 私はIT技術者で、最近オンラインで古いインダストリアルタブレットを購入しました。プロセッサモデルは5N55D MSIA GOkMOH MCIMX6Q5EYM10AD QKM1715です。今、この産業用タブレットにOSを再インストールしたいと考えています。標準のAndroidシステムかWindows 10のいずれかに。しかし、インターネットで徹底的に検索してみたものの、いまだに解決策が見つからない。技術的な専門家で助けてくれる方がいれば教えていただけますか?この特定のデバイスモデル(Android向けでもWindows 10用でも)向けのフラッシュツールやソフトウェア、そしてフラッシュパッケージが必要です。この投稿があなたにとって良い知らせとなることを願っています。善良な人々が平和と繁栄に恵まれますように。ありがとう! Re: 参考知识 64/5000 Seeking technical assistance regarding the flashing tool and firmware package for t ありがとうございます。どうぞ楽しい人生をお過ごしください。 Re: 参考知识 64/5000 Seeking technical assistance regarding the flashing tool and firmware package for t こんにちは、 @huansensky さん。 お元気でお過ごしのことと思います。 実際には、タブレットの販売業者に連絡したほうがいいですよ。 評価ボードには BSP があります。それに、 Androidもあります。 ただし、特定のハードウェア用のソフトウェアはベンダーが提供すべきです。 よろしくお願いいたします。 サラス。
View full article
NXP S32K144 汽车入门指南 你好, 我是NXP S32K144系列的新手,需要详细的说明来设置我的开发环境。请问您能否澄清一下:   需要哪个版本的S32 Design Studio ? 我应该安装标准SDK还是RTM/RTD驱动程序? 该系列硬件需要哪些额外的驱动程序或软件包? S32K1 Re: Getting started guide for NXP S32K144 - Automotive 嗨@Buddyn 我们始终建议使用最新的软件版本和工具版本,尤其是在您刚开始接触这项技术时。 对于S32K1设备,最新软件版本为RTD 3.0.0。该软件采用 S32 Design Studio (S32DS) 3.6.6 开发和验证。不过,根据我的经验,它也适用于较新的 S32DS 3.6.x 版本。版本。因此,我建议下载并使用最新的 S32DS 3.6 版本。 这些应该足以让你开始使用该平台了。您可能需要的任何其他代码包,软件包将取决于您的应用程序的具体要求。 要探索其他可用于 S32K1 设备的软件包和示例,您可以访问S32K1 参考软件。 BR,VaneB Re: Getting started guide for NXP S32K144 - Automotive 适用于基于RTD的软件。是否有相关的开源固件示例? NXP 是否有关于 s32DS 配置(时钟、引脚、外设)的参考资料或培训资料?如果可以的话,请提供一些参考链接。 提前致谢
View full article
MIFARE SAM AV3評価ボードのRFIDDiscoverセットアップに関する質問 こんにちは、 私はMIFARE SAM AV3評価ボード(UM11316)を使っています。セクション7.4.1によると、RFIDDiscoverでは、ボードをAshling IN-CLA7816アダプターと対応PC/SCリーダーを用いてISO7816インターフェース経由で接続する必要があります。 もう少し詳しく教えていただけますか: Ashling IN-CLA7816アダプターは必須ですか?それとも別のISO7816アダプターも使えますか? どのPC/SCリーダーが評価ボードやRFIDDiscoverで検証済み、または公式にサポートされているのでしょうか? 現在購入可能なリーダーをおすすめしてもらえますか? よろしくお願いします。 Re: Question Regarding RFIDDiscover Setup for MIFARE SAM AV3 Evaluation Board こんにちは、 @boussihak さん、 あなたの調子が良いといいのですが。 MIFARE SAM AV3開発キット には、すでに使用可能なISO/IEC 7816スマートカードリーダーアダプターが含まれているはずです。 また、 PEGODAのコンタクトレススマートカードリーダーの使用をおすすめします。このデバイスはPC/SCモードで使用可能で、接点カードスロットを統合しています。 よろしくお願いいたします。 エドゥアルド。
View full article
S32K312 Secureboot and Program Flash The attached CMM file is a script that writes the FBL and App to the S32K312 MCU and then activates SecureBoot, SecureDebug, and Configuration Lock. We would like to request a review and improvement regarding the HardFault issue that occurs when running this CMM. Previously, as shown in the screenshot, a HardFault occurred after the FBL and App were imported when executing "Go," with the JTAG Clock set to 5 MHz throughout. As a change, we set SYStem.JtagClock to 1 MHz after importing the App file. With this change, HardFaults rarely occurred at the "Go" step when running the CMM, so we concluded that lowering the JTAG Clock speed is an effective approach. However, when the modified CMM is applied, a "stopped by vectbl" error occasionally occurs at "Go" after the FBL and App have been imported. We kindly ask you to review the CMM so that it can run stably overall, and we would like to inquire about how to improve it so that the "stopped by vectbl" error does not appear at all. Original CMM: GN7_PE_MAIN_G_SECURE_260412.cmm Modified CMM (JTAG Clock changed to 1 MHz): GN7_PE_MAIN_G_SECURE_260412_0714RE.cmm Additionally, we would like to import a different FBL after SecureBoot has been enabled. Is there a way to import a different FBL while SecureBoot is enabled? If it is possible, we would appreciate it if you could provide a guide. Re: S32K312 Secureboot and Program Flash Hi @jeongwoo  The main problem I can see is this: lukaszadrapa_0-1784181532767.png This means: you load the pink file and you reset the device. After this reset, SBAF is supposed to install HSE firmware. But the key point is - this operation takes about 1 second. But then you reset the MCU again in 0.1s and you are going to reprogram pink file at 0x40_0000 by fbl immediately after that. Increase the waiting time to 1.3s, at least. Otherwise SBAF tries to install HSE FW and you try to reprogram fbl at the same time.  Regards, Lukas Re: S32K312 Secureboot and Program Flash Hello, thank you for your reply. Regarding the part where the delay time is currently set to 0.1 seconds after adding HSE, there are no issues with the program functions written to the controller even when the time is set shorter. I would like to ask if it is absolutely necessary to increase the delay time to 1 second. Re: S32K312 Secureboot and Program Flash Did you tested this with a device where HSE firmware is not installed yet? I don’t think this can work. The installation takes little bit more than 1 second. If you cut the installation by reset after 0.1s and if you erase the pink file right after that, SBAF can’t install the firmware. Re: S32K312 Secureboot and Program Flash Hello, First, I confirmed that when writing with the CMM configured with the existing 0.1-second setting, a hardfault appears in Trace32, but there is no impact on the firmware functionality. It appears that the FBL and APP executed normally. Is there perhaps a register address value that can be used to check whether SBAF or HSE is operating normally? Additionally, regarding the CMM that accounts for the HSE application time you mentioned, "stopped by vectbl" did not appear during execution. However, I confirmed that "stopped by vectbl" is still displayed even when changing "wait 3s" to "wait 2s" after FLASH.ReProgram ALL during APP Import. Could reducing the APP import time also have an impact on this? jeongwoo_0-1784707488443.png Re: S32K312 Secureboot and Program Flash Hi @jeongwoo  I think I may have found a potential issue in the script. lukaszadrapa_0-1784819781177.png After loading fbl_m4, the bootloader is started using the Go command. The script then enters a loop where it periodically reads the Boot Configuration Word and waits for the value 0x9. This means the script is waiting for the bootloader to initialize Secure Boot and update the BOOT_SEQ bit in the Boot Configuration Word. However, performing this update requires the bootloader to erase and reprogram the entire flash sector, which can take quite significant amount of time. During that period, the debugger repeatedly reads the same flash location. This may lead to a Read-While-Write conflict. While a flash block is being erased or programmed, it generally cannot be read at the same time. As a result, the debugger may encounter an access error, which could explain the observed behavior. A cleaner solution would be to use a status variable located in RAM instead of polling a value stored in flash. Once the bootloader has completed all Secure Boot configuration steps, it could update a dedicated RAM variable. The debugger could then periodically read this RAM location. Since RAM accesses do not interfere with flash erase/program operations, this approach avoids any potential Read-While-Write issue. I also noticed that the same method is used multiple times throughout the script, so I would recommend reviewing and updating all similar status checks, not just this particular one. Regarding HSE status: To determine whether the HSE firmware is installed, check bit 0 of the HSE GPR register at address 0x4039C028. If this bit is 1, the HSE firmware is present. To determine whether the HSE firmware has completed initialization and is ready to accept requests, check the HSE_STATUS_INIT_OK flag (bit 24) in the MU0 FSR register. Once this bit is set, HSE initialization is complete and services can be used. Re: S32K312 Secureboot and Program Flash Hello Lukas, Thank you for your reply. My understanding is that after the bootloader has been uploaded once with its initial value (0x1), it performs another Erase/Write cycle to apply Secure Boot (changing 0x1 → 0x9), and during this process the error appears to occur when the polling method attempts to read that address value. jeongwoo_0-1784877741730.png As you advised, we tried to use a status variable located in RAM. However, we distribute our software as a Hex file. In this case, if we use the address defined in the .map file, the RAM address differs from program to program, making it difficult to unify the writing script. As a result, we concluded that in order to check the Secure Boot, Secure Debug, and Configuration Lock status within the script, we need to use the values defined in the IVT. Therefore, based on your feedback, instead of applying a 1.5s delay after the HSE upload, we applied a method that checks the HSE_STATUS_INIT_OK flag (bit 24) of the MU0 FSR register. We removed the existing fixed waits (e.g., wait 1.5s, wait 3s), and modified the script so that, after a reset, it polls until that bit is set before proceeding with the flash write (FBL/APP loading). We added this method to every stage following System Reset and Sys.UP. In addition, we plan to change the status-check polling interval for each status from 0.5s to 1.5s. We have also added a wait before the first read after Go. We would greatly appreciate your opinion on whether these timing settings might be insufficient. So far, we have confirmed that writing with this script completes normally without any Fault, and that the device operates correctly when we perform GO after writing. (We have confirmed that the time it takes for the value at 0x400004 to change from 0x1 to 0x9 is approximately 800ms.) Regarding the previous issue where a HardFault occurred when the FBL was loaded 0.1s after the HSE was uploaded: when we checked the HSE status values you mentioned, we confirmed that all of them are reported as normal. The program functions also appear to execute correctly. This error (HardFault) appears when we load everything through HSE → FBL → APP and then perform GO. Given this, we would appreciate your opinion on whether it would be advisable to increase the delay time so that GO is executed after writing, as you recommended. Best regards, Re: S32K312 Secureboot and Program Flash Yes, waiting for HSE_STATUS_INIT_OK after sys.up and before starting any other programming operations is a good approach. This ensures that there is no read-while-write conflict between the HSE and the application core/programming tool. If the timeout used for checking the BOOT_SEQ bit is long enough for the programming operation to have already completed, that approach could also work. However, using a flag in RAM would be a cleaner solution. If you need a universal solution, a standard global variable placed in a common section is not ideal because its address is not guaranteed to remain constant across different applications. Instead, you could either define a dedicated RAM section at a fixed address and place the flag there or reserve an unused RAM location at a fixed address and access it directly through a pointer. Both approaches provide a stable location that can be shared independently of the application's memory layout. Regards, Lukas Re: S32K312 Secureboot and Program Flash Hello Lukas. As per the guidance you provided earlier, the image file (.elf) now runs successfully ("Running") without being stopped by vectbl. However, the binary file (.hex) still throws a "stopped by vectbl" error when I perform GO after uploading the app. This appears to be a symptom where "the App jumps to an invalid address in its execution flow and fails while trying to fetch the instruction at that location." Is there any way to resolve this issue? Even when the vectbl error occurs, the normal writing appears to complete correctly as originally intended upon POR (Power-On Reset), but I need to confirm whether this error is one that can be safely ignored. Thank you for your continued support. Best regards, jeongwoo_0-1785298132030.png
View full article
FS26 PMICのSN29500に基づくFIT率 FS26 PMICについてですが、SN29500-2に基づくFITレート値と、SN92500-2からどのテーブルが使われているかの詳細、部品カテゴリ+参照仮想Tj値などを教えていただけますか? 機能安全 Re: FIT rate based on SN29500 for FS26 PMIC これは公開されたドキュメントではありません。以下のリンクからチケットを提出してください: 家庭用
View full article
Getting started guide for NXP S32K144 - Automotive Hello, I am new to the NXP S32K144 series and need detailed instructions to set up my development environment. Could you please clarify:   Which version of S32 Design Studio is required? Whether I should install the standard SDK or the RTM/RTD drivers? What additional drivers or software packages are needed for this specific hardware series? S32K1 Re: Getting started guide for NXP S32K144 - Automotive Hi @Buddyn  We always recommend using the latest software releases and tool versions, especially if you are just getting started with the technology. For S32K1 devices, the latest software release is RTD 3.0.0, which was developed and validated with S32 Design Studio (S32DS) 3.6.6. However, based on my experience, it also works well with newer S32DS 3.6.x versions. Therefore, I would recommend downloading and using the latest available S32DS 3.6 release. This should be enough to get you started with the platform. Any additional software packages you may need will depend on your application's specific requirements. To explore other software packages and examples available for S32K1 devices, you can navigate to S32K1 Reference Software. BR, VaneB Re: Getting started guide for NXP S32K144 - Automotive For this RTD based software. Is there is any open-source firmware example for it. Does NXP has any reference or training sections for configurations (clock, pins, peripheral) in s32DS. If so, kindly share some reference link.  Thanks in advance
View full article
EB tresos error "Failed to verify license" and "The signature of file is invalid" I use EB tresos to config S32K344 base RTD version SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_P19SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_P19. But when generate, EB report error like below, about "Failed to verify license" and "The signature of file is invalid": zyt_1-1784099845447.png I didn't modify the RTD files, so what might be the reason, how to solve that? zyt_0-1784099845443.png Re: EB tresos error "Failed to verify license" and "The signature of file is invalid& Hi Please make sure that you didn't modify any file in the package, otherwise the modification will lead to license violation. You can also try to uninstall and install again. Also, make sure that you  are using EB Tresos Studio 29.0.0. S32K3 Standard Software -> Automotive SW - S32K3/S32M27x - Real-Time Drivers for Cortex-M -> S32K3_S32M27x Real-Time Drivers ASR R21-11 Version 4.0.0 P19 S32K3 Standard Software -> Automotive SW - EB tresos Studio / AUTOSAR Configuration Tool -> EB tresos Studio 29.0.0 I haven't encountered any problems importing Hse_Ip_AesEncAsyncIrq_S32K344 and Wdg_Example_S32K344. Please check if the file SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_P19.link exists in the links folder under your EBTresos installation path. I have previously encountered cases where the presence of multiple versions of S32K3 RTD .link files in the links folder of certain EBTresos versions could cause errors. Best Regards, Robin
View full article
Is i.MX 9 "there yet"? I started a project in a few years ago and NXP's i.MX 9 line of MPUs were beginning to be released but they were largely unobtainable so I went with a beefy i.MX 8. At this stage, it's way more power than I need and I'd like to move to a much smaller MPU. I was planning on getting the smallest i.MX 8 but the i.MX91 is the smallest cpu they have. I was wondering if I would be better off with the 91 instead of a more mature 8. Thermals are my primary concern so I would assume new is always better, but I just don't know if they are "there yet" since they are still fairly new. A more apples to apples port moving to an 8 could also be a motivator. Re: Is i.MX 9 "there yet"? Hi @ceva156  What is the main purpose of your project? Which IMX8 series product are you currently using? B.R Re: Is i.MX 9 "there yet"? Hello, Don’t need the heavier multimedia GPU capabilities of the i.MX8, the i.MX91 could be a much better fit and give you a simpler, lower-power design.
View full article
VR5510:即使启用异步模式,I2C 看门狗刷新也会在 ISR 中阻塞——这是真正的非阻塞支持 您好,NXP团队, 我目前正在调试 VR5510 PMIC,遇到了与看门狗刷新相关的实时调度问题。 MCAL I2C 看门狗刷新(通过 I2C 向 VR5510 看门狗提供数据)的实现方式如下: 同步 手术。由于我们是在中断上下文中调用它,因此同步等待会阻塞 CPU,并降低其他任务的实时调度性能。 我注意到有一个 异步 驱动程序配置/代码中的选项。然而,实际上它仍然执行同步忙等待(它会阻塞并轮询,直到 I2C 传输完成),因此它实际上并没有将传输与调用者解耦。 我的问题: 是否有官方支持的方法可以刷新 VR5510 看门狗? 真正无阻塞 (例如是否采用中断驱动或DMA驱动的I2C协议,以避免阻塞其他任务? 如果异步选项预期是非阻塞的,那么当前的同步忙等待行为是已知的限制还是我的配置问题? 任何指导、参考配置或示例代码都将不胜感激。 谢谢! Re: VR5510: I2C watchdog refresh blocks in ISR even with async mode enabled – is true non-blocking s 你好, @Jerry_cao 感谢分享。 请问您指的是以下使用的 API 吗? Std_ReturnType I2c_AsyncTransmit ( uint8 Channel, const I2c_RequestType ∗ RequestPtr ) “? 使用的是哪个版本的RTD? BR 陈银 Re: VR5510: I2C watchdog refresh blocks in ISR even with async mode enabled – is true non-blocking s 你好: 我的版本是:   * 项目:RTD AUTOSAR 4.4 * 平台:CORTEXM * 外设:VR5510 * 依赖项:无 * * Autosar 版本:4.4.0 * Autosar 版本:ASR_REL_4_4_REV_0000 * Autosar 配置变体: 软件版本:4.0.2 * 构建版本:S32_RTD_4_0_2_HF02_D2311_ASR_REL_4_4_REV_0000_20231103 * * (c) 版权所有 2020-2023 NXP 半导体 * 版权所有。 * 使用此函数 Pmic_VR55XX_TriggerWatchdog Re: VR5510: I2C watchdog refresh blocks in ISR even with async mode enabled – is true non-blocking s 你好: 我的版本是:   * 项目:RTD AUTOSAR 4.4 * 平台:CORTEXM * 外设:VR5510 * 依赖项:无 * * Autosar 版本:4.4.0 * Autosar 版本:ASR_REL_4_4_REV_0000 * Autosar 配置变体: 软件版本:4.0.2 * 构建版本:S32_RTD_4_0_2_HF02_D2311_ASR_REL_4_4_REV_0000_20231103 * * (c) 版权所有 2020-2023 NXP 半导体 * 版权所有。 * 使用此函数 Pmic_VR55XX_TriggerWatchdog Re: VR5510: I2C watchdog refresh blocks in ISR even with async mode enabled – is true non-blocking s 你好, @Jerry_cao 谢谢您的确认。 通过与相应代码核对,RTD5.0.0QLP04 中实现了VR5510 的 I2C 异步通信解决方案。 您可以在此版本 RTD 中查看相关代码以了解详细信息。 BR 陈银
View full article
VR5510: I2C watchdog refresh blocks in ISR even with async mode enabled – is true non-blocking suppo Hello NXP team, I'm currently debugging the VR5510 PMIC and have run into a real-time scheduling issue related to the watchdog refresh. The MCAL I2C watchdog refresh (feeding the VR5510 watchdog over I2C) is implemented as a synchronous operation. Because we call it from within an interrupt context, the synchronous wait blocks the CPU and degrades the real-time scheduling of other tasks. I noticed there is an asynchronous option in the driver configuration/code. However, in practice it still performs a synchronous busy-wait (it blocks and polls until the I2C transfer completes), so it does not actually decouple the transfer from the caller. My questions: Is there an officially supported way to make the VR5510 watchdog refresh truly non-blocking (e.g. interrupt-driven or DMA-driven I2C), so that it does not stall other tasks? If the asynchronous option is expected to be non-blocking, is the current synchronous busy-wait behavior a known limitation or a configuration issue on my side? Any guidance, reference configuration, or example code would be greatly appreciated. Thank you. Re: VR5510: I2C watchdog refresh blocks in ISR even with async mode enabled – is true non-blocking s Hello, @Jerry_cao  Thanks for the post. May I know if you are referring to the following API used " Std_ReturnType I2c_AsyncTransmit (uint8 Channel,  const I2c_RequestType ∗ RequestPtr ) "?  Which version RTD is used? BR Chenyin Re: VR5510: I2C watchdog refresh blocks in ISR even with async mode enabled – is true non-blocking s Hello: my version is:   *   Project              : RTD AUTOSAR 4.4 *   Platform             : CORTEXM *   Peripheral           : VR5510 *   Dependencies         : none * *   Autosar Version      : 4.4.0 *   Autosar Revision     : ASR_REL_4_4_REV_0000 *   Autosar Conf.Variant : *   SW Version           : 4.0.2 *   Build Version        : S32_RTD_4_0_2_HF02_D2311_ASR_REL_4_4_REV_0000_20231103 * *   (c) Copyright 2020-2023 NXP Semiconductors *   All Rights Reserved. * use this function  Pmic_VR55XX_TriggerWatchdog Re: VR5510: I2C watchdog refresh blocks in ISR even with async mode enabled – is true non-blocking s Hello, @Jerry_cao  Thanks for your confirmation. By checking with the corresponding code, the VR5510 Solution for I2C asynchronous communication is implemented in RTD5.0.0QLP04 You may check the related code in this version RTD for details. BR Chenyin Re: VR5510: I2C watchdog refresh blocks in ISR even with async mode enabled – is true non-blocking s Hello: my version is:   *   Project              : RTD AUTOSAR 4.4 *   Platform             : CORTEXM *   Peripheral           : VR5510 *   Dependencies         : none * *   Autosar Version      : 4.4.0 *   Autosar Revision     : ASR_REL_4_4_REV_0000 *   Autosar Conf.Variant : *   SW Version           : 4.0.2 *   Build Version        : S32_RTD_4_0_2_HF02_D2311_ASR_REL_4_4_REV_0000_20231103 * *   (c) Copyright 2020-2023 NXP Semiconductors *   All Rights Reserved. * use this function  Pmic_VR55XX_TriggerWatchdog
View full article
i.MX 9 准备好了吗? 几年前我开始了一个项目,当时 NXP 的 i.MX 9 系列 MPU 开始发布,但它们基本上无法获得,所以我选择了性能强大的 i.MX 8。现阶段,它的性能远远超过我的需求,我想换用性能小得多的微处理器。我原本打算买最小的 i.MX 8,但他们最小的 CPU 是 i.MX91。我一直在想,如果选择91型而不是更成熟的8型,会不会更好。散热是我最关心的问题,所以我认为新的总是更好,但我不知道它们是否已经“达到标准”,因为它们还比较新。更公平的比较,例如将港口升级到 8 级,也可能是一个激励因素。 Re: Is i.MX 9 "there yet"? 你好@ceva156 您的项目的主要目的是什么?您目前使用的是哪款IMX8系列产品? BR Re: Is i.MX 9 "there yet"? 你好, 如果不需要 i.MX8 的强大多媒体 GPU 功能,i.MX91 可能更合适,并且能提供更简单、更低功耗的设计。
View full article
初心者が色選別カメラの製作に挑戦 私はより大きなプロジェクトのために色分け装置を作ろうとしていますが、この分野に関しては全くの初心者です。私はESP32-S3R8マイクロプロセッサを持っていて、互換性のあるカメラに接続して、最終的には特定の色の物体が視界に入っているかどうかを検出したいと考えています。 主にどのカメラがこの用途に最適かを知りたいのですが、このプロジェクトに必要なことを学ぶためのヒントがあれば、ぜひ教えていただけると大変ありがたいです。 Re: Novice Trying to Make a Colour Sorting Camera こんにちは、 NXPポートフォリオを活用すれば、MCUとカメラインターフェースの使い方を指針として得られます。カメラインターフェースの導入を始めるための参考になります。 私が提示した選択肢の中で、OV7670カメラモジュール/カメラインターフェースを使っています。これは非常に頻繁に使われるカメラです。カメラインターフェースは色認識にも使えます。この情報は入門の導入として役立ちます。 このドキュメントでは、カメラソリューションの使い方、インターフェース、API設定、そしてデモを紹介しています。 MCX-N オプション: SmartDMAを用いてカメラインターフェースをMCXN236実装 LPC55 オプション: AN12868:LPC55(S)xxのカメラインターフェース |NXPセミコンダクターズ さらに、カメラの例に興味があれば、 Application Code Hubにカメラを使ったさまざまな検出例があります。 敬具、ルイス
View full article
GC7000 GPU ハング galcore タイムアウト 問題の概要 NavAppの実行中に、画面表示が完全にフリーズします。カーネルログの調査によると 、これは アプリケーションのクラッシュではなく 、 Vivante GC7000 GPU(Galcore)の ハム です。 観察結果: カーネルは30秒後に GPUタイムアウト を報告します(gpuTimeout = 30000)。 Galcoreは GPU状態ダンプを生成し、以下を呼び出します: gckKERNEL_Recovery() gckHARDWARE_DumpGPUState() 運転手は次のように報告します。 [ガルコア]:運転手を停止させて現場を維持しろ。 GPUの状態ダンプは複数のGPUブロックが詰まっていることを示しています: FEはアイドル状態ではない SHはアイドル状態ではありません TXはアイドル状態ではありません MCはアイドル状態ではありません DMAが停止しているようです ドライバ構成 現在のGalcore構成は以下のとおりです。 リカバリ = 0、GPUタイムアウト = 30000   GPUリカバリーが無効になっている(リカバリー=0)ため、ハングを検出するとドライバーは停止し、最後にレンダリングされたフレームだけが表示されるため、画面がフリーズする現象が確認されます。 GPUメモリの状態: GPUのメモリ統計はメモリの使い尽きを示し ません 。 総GPUメモリ:256MB 使用量:約155MB 無料:約113MB したがって、この問題はGPUのメモリ不足によるものではないようです。 GPUクライアント: GPUデータベースによると、ハング時点で NavAppだけがアクティブなGPUクライアント です。 GPUの状態ダンプは、以下の以下の人から提出された複数のコマンドバッファを参照しています: NavApp これは、NavAppが提出したレンダリングコマンドを実行している間にGPUのハングが発生したことを示しています。   応募スケジュール: アプリケーションログから、GPUがハングする直前に以下のシーケンスが観察されています。 連続的な地図のズームイン/ズームアウト操作 オフラインの地図/タイルアクセス 経路計算 ルート情報表示 GPUのタイムアウトと状態ダンプ GPUのハングは集中的なレンダリング作業の直後に発生します。 結論: 収集された証拠に基づくと: カー ネルパニック 、 OOM、 アプリケーション クラッシュ はありません。 この故障は、Galcoreのウォッチドッグによって検出された GPUコマンドプロセッシングのハング です。 ハングが発生した際はNavAppがレンダリングクライアントですが、GPUドライバー内で障害が観察されます。 GPUのメモリ使用量は制限内であり、リソースの枯渇を示しているわけではありません。 TVSチームへの調査依頼: Vivante GC7000 / Galcore GPUドライバーがレンダリング中にフリーズします。 この問題が既知のGPUドライバーかファームウェアの制限かは不明です。 GPUリカバリー(recovery=1)がこのプラットフォームでサポートされ推奨されているかどうか。 GPU状態ダンプの分析により、どのGPUコマンドまたはハードウェアブロックがタイムアウトを引き起こしたかを特定します。 BSPやGPUドライバー、ファームウェアのリリースなどが更新されていても、同様のGPUタイムアウト問題に対応しています。 Re: GC7000 GPU hang galcore timeout こんにちは@Zhiming_Liu SOC - iMX8qxpComek BSPバージョン - Scarthgap L6.6.5 ネタバレ (ハイライトして読む) ネタバレ (ハイライトして読む)     Re: GC7000 GPU hang galcore timeout こんにちは、 @Ram2さん SOCの部品番号、BSPのバージョン、および再現手順をお知らせください。 よろしくお願いします、 志明 Re: GC7000 GPU hang galcore timeout こんにちは、 @Ram2さん EVK上でこの問題を再現するための手順を教えてください。 よろしくお願いします、 志明 Re: GC7000 GPU hang galcore timeout こんにちは@Zhiming_Liu 再現手順: 画面がフリーズする問題は、ランダムかつ断続的に発生するため、決まった再現手順はありません。しかし、利用可能なシステムメモリが非常に少なくなった場合(通常は60MiB未満)に発生する可能性が高いことが観察されています。 問題の再現性を高めるため、以下の活動を継続的に行いました。 長距離ルートを2~3本作成した。 ナビゲーションを開始し、約1分以内に終了しました。 ホーム、オフィス、ホテルのクイックアクションボタンを使って繰り返しルートを作成しました。 パン操作や頻繁なズームイン/ズームアウト操作を行い、地図上のさまざまな領域を探索した。 これらの作業中に、利用可能なメモリ容量が低レベルまで低下した際に、画面がフリーズする現象が確認された。例えば: メモリ容量:合計1709.5 MiB、空き容量55.8 MiB、使用容量1298.1 MiB、バッファ/キャッシュ容量567.2 MiB MiB スワップ: 合計 0.0、空き 0.0、使用済み 0.0、利用可能メモリ 411.4 これは、空きメモリがほぼ枯渇した状態で継続的に使用した場合に、この問題が発生する可能性が高くなることを示唆している。 Re: GC7000 GPU hang galcore timeout こんにちは@Ram2  NXPがリリースしたLinux BSPにはナビゲーションアプリは含まれていません。テスト用アプリとテスト手順書をご提供ください。 よろしくお願いします、 志明
View full article
NXPパートナーズ ウェブ検索の結果、TimeskeyはNXPのパートナー企業であることが分かった。Amazonで購入したNTAG213枚のRFIDタグステッカーは動作していましたが、NXP TagInfoのAndroidアプリでスキャンしたところ、IC製造元の情報は偽物で、おそらく偽物の製品であることが判明しました。私は使っているテクノロジの所有者をサポートしたいのです。NFCタグステッカーのような商品を購入する際、どうやって本物のNXP製品を確実に手に入れられますか? Re: NXP Partners お世話になります。 お元気でお過ごしでしょうか。偽造タグを受け取られたとのこと、大変申し訳ございません。 製品の真正性と品質を確保するために、NFCタグはNXPの認定パートナーを通じてのみ購入することを強くお勧めします。NTAG製品については、 NTAG 213/215/216 | NXP Semiconductors。 製品ページでは、エンジニアリングサービスのセクションまでスクロールすると、当社の認定パートナーおよび代理店のリストが見られます。 タグは、提携パートナーの公式ウェブサイトから直接ご購入いただくことをお勧めします。
View full article
恩智浦合作伙伴 网络查询结果显示,Timeskey 是 NXP 的合作伙伴。我在亚马逊上购买的 NTAG213 RFID 标签贴纸虽然可以正常工作,但用 NXP TagInfo 安卓应用程序扫描时显示 IC 制造商并非正品,很可能是假冒产品。我想支持我所使用的技术的拥有者。如何确保我购买的是正品 NXP 产品,例如 NFC 标签贴纸? Re: NXP Partners 您好,先生, 希望你一切都好。得知您收到了假冒标签,我深感遗憾。 为确保产品真实性和质量,我们强烈建议您仅通过恩智浦半导体授权合作伙伴购买NFC标签。有关NTAG产品,请访问NTAG 213/215/216 | 恩智浦半导体。 在产品页面上,向下滚动到“工程服务”部分,您将在那里找到我们授权合作伙伴和代理商的列表。 建议仅从我们合作伙伴的官方网站直接购买标签。
View full article
NXP Partners A web query replied that Timeskey was an NXP partner.  The NTAG213 RFID tag stickers I purchased on Amazon, while they worked, when scanned with the NXP TagInfo android app showed the IC Manufacturer to be Non-genuine, most probably counterfeit product.  I want to support the owner of the technologies I use.  How can I be sure I get genuine NXP product when purchasing items like NFC tag stickers? Re: NXP Partners Hello Sir, I hope you are doing well. I am sorry to hear that you received counterfeit tags. To ensure product authenticity and quality, we strongly recommend purchasing NFC tags only through NXP's authorized partners. For NTAG products, please visit the NTAG 213/215/216 | NXP Semiconductors. On the product page, scroll down to the Engineering Services section, where you will find a list of our authorized partners and distributors. It is recommended to only purchase the tags directly from our Partner's official websites.
View full article
Novice Trying to Make a Colour Sorting Camera I am attempting to make a colour sorter for a larger project, I am essentially a complete novice when it comes to this however. I have an ESP32-S3R8 microprocessor, and want to connect it to any compatibile camera to eventually detect when certain coloured objects are in its view. Mostly wondering what camera would be best for this, but if there are any tips for learning what I need for this project that would be greatly appreciated. Re: Novice Trying to Make a Colour Sorting Camera Hello, Using NXP portfolio we have information that could guide you in the use of camera interface with the MCUs, as for getting started in Camera Interfaces first. Between the options that I present, they use the OV7670 camera module/ Camera Interface, a very often use camera, The camera interface can be used as Color recognition, this information could be a start introduction. This documentation gives you introduction on using the camera solution, the interface and API configuration and also a demo. MCX-N option: Using SmartDMA to implement camera interface in MCXN236 LPC55 Option: AN12868: Camera Interface in LPC55(S)xx | NXP Semiconductors Additionally, if you are curious about more camera examples, there are examples for different detections using a camera in Application Code Hub, Best Regards, Luis
View full article
GC7000 GPU hang galcore timeout Issue Summary During execution of NavApp, the display freezes completely. Investigation of the kernel logs indicates that this is not an application crash, but a Vivante GC7000 GPU (Galcore) hang. Observations: The kernel reports a GPU timeout after 30 seconds (gpuTimeout = 30000). Galcore generates a GPU State Dump and invokes: gckKERNEL_Recovery() gckHARDWARE_DumpGPUState() The driver then reports: [galcore]: Stop driver to keep scene. The GPU state dump indicates multiple GPU blocks are stuck: FE not idle SH not idle TX not idle MC not idle DMA appears to be stuck Driver Configuration Current Galcore configuration shows: recovery = 0 gpuTimeout = 30000   Since GPU recovery is disabled (recovery = 0), the driver stops after detecting the hang, leaving the last rendered frame on the display, which explains the observed screen freeze. GPU Memory Status: GPU memory statistics do not indicate memory exhaustion. Total GPU memory: 256 MB Used: ~155 MB Free: ~113 MB Therefore, the issue does not appear to be caused by GPU out-of-memory. GPU Client: The GPU database shows that NavApp is the only active GPU client at the time of the hang. The GPU state dump references multiple command buffers submitted by: NavApp This indicates the GPU hang occurred while executing rendering commands submitted by NavApp.   Application Timeline: From the application logs, the following sequence is observed immediately before the GPU hang: Continuous map zoom in/out operations Offline map/tile access Route calculation Route information display GPU timeout and state dump The GPU hang occurs immediately after intensive rendering activity. Conclusion: Based on the collected evidence: There is no kernel panic, OOM, or application crash. The failure is a GPU command processing hang detected by the Galcore watchdog. NavApp is the rendering client when the hang occurs, but the failure is observed inside the GPU driver. GPU memory usage is within limits and does not indicate resource exhaustion. Request to TVS team please investigate: Vivante GC7000 / Galcore GPU driver hang during rendering. Whether this issue is a known GPU driver or firmware limitation. Whether GPU recovery (recovery=1) is supported and recommended on this platform. Analysis of the GPU state dump to identify which GPU command or hardware block caused the timeout. Whether there are updated BSP, GPU driver, or firmware releases addressing similar GPU timeout issues. Re: GC7000 GPU hang galcore timeout Hi @Zhiming_Liu  SOC - iMX8qxpComek BSP version - Scarthgap L6.6.5 Spoiler (Highlight to read) Spoiler (Highlight to read)     Re: GC7000 GPU hang galcore timeout Hi @Ram2  Please provide SOC part number, BSP verison and reproduce steps. Best Regards, Zhiming Re: GC7000 GPU hang galcore timeout Hi @Zhiming_Liu  Reproduce Steps : The screen freeze issue does not have a fixed set of reproduction steps, as it occurs randomly and intermittently. However, I have observed that it is more likely to occur when the available system memory becomes very low (typically below 60 MiB). To increase the likelihood of reproducing the issue, I performed the following activities continuously: Created 2-3 long-distance routes. Started navigation and exited within about a minute. Repeatedly created routes using the Home, Office, and Hotel quick action buttons. Explored different map regions by panning and performing frequent zoom in/out operations. During these activities, the screen freeze was observed when the available memory dropped to a low level. For example: MiB Mem : 1709.5 total, 55.8 free, 1298.1 used, 567.2 buff/cache MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 411.4 avail Mem This suggests the issue is more likely to occur under sustained usage when free memory is nearly exhausted. Re: GC7000 GPU hang galcore timeout Hi @Ram2  Please provide steps to reproduce the issue on the EVK. Best Regards, Zhiming Re: GC7000 GPU hang galcore timeout Hi @Ram2  The Linux BSP released by NXP does not include a navigation app. Please provide a test app and testing instructions. Best Regards, Zhiming
View full article
新手尝试制作颜色分类相机 我正在尝试为一个更大的项目制作一个颜色分拣器,但我在这方面基本上是个新手。我有一个 ESP32-S3R8 微处理器,想把它连接到任何兼容的摄像头,以便最终检测出某些颜色的物体何时出现在它的视野中。 我主要想知道哪种相机最适合这个项目,但如果能提供一些关于我需要哪些设备方面的建议,我将不胜感激。 Re: Novice Trying to Make a Colour Sorting Camera 你好, 利用 NXP 产品组合,我们拥有可以指导您如何使用 MCU 的摄像头接口的信息,以便您首先入门摄像头接口。 在我介绍的这些选项中,它们都使用了OV7670摄像头模块/摄像头接口,这是一款非常常用的摄像头。该摄像头接口可以用于颜色识别,这些信息可以作为初步介绍。 本文档将为您介绍如何使用摄像头解决方案、接口和 API 配置,并提供演示。 MCX-N选项:使用SmartDMA在MCXN236中实现摄像头接口 LPC55选件: AN12868:LPC55(S)xx 中的摄像头接口 | 恩智浦半导体 此外,如果您对更多摄像头示例感兴趣,可以在应用程序代码中心找到使用摄像头进行不同检测的示例。 此致敬礼,路易斯
View full article